什麼是焊接用的助焊劑?類型、用途與應用完整指南
1 分鐘
- 什麼是焊接用助焊劑?
- 助焊劑在焊接中做什麼?
- 助焊劑在焊接過程中的化學作用
- 助焊劑成分
- 沒有助焊劑能焊接嗎?
- 助焊劑種類
- 助焊劑形式
- 助焊劑使用步驟
- 結論
助焊劑(Flux)是一種化學清潔劑,用於去除金屬表面的氧化層、改善錫的流動性(潤濕效果),並在加熱過程中防止再次氧化。它確保了電子產品和 PCB 組裝中的強大可靠電氣連接。
無論你是在修理斷線還是組裝印刷電路板(PCB),達成完美焊點都是至關重要的。助焊劑在清潔金屬表面、提升錫流動性及防止加熱氧化方面扮演關鍵角色。
什麼是焊接用助焊劑?
助焊劑是一種化學化合物,通常來自松香(樹脂)或合成材料。在焊接前與焊接過程中使用,作為淨化劑,準備元件與 PCB 焊盤表面與熔融錫形成結合。
為什麼助焊劑在電子焊接中不可或缺
金屬暴露在空氣中會自然形成一層微小氧化層,焊錫無法附著於氧化金屬上。焊接需要助焊劑嗎?絕對需要。若無助焊劑,熔融錫會凝成小球而無法附著,造成弱電連接或焊點失效。
助焊劑在 PCB 組裝中的作用
在專業 PCB 製造中,助焊劑不可或缺。它確保高密度 SMT 與通孔組裝元件完美附著,避免短路,並保證長期可靠性。

圖示:對比光亮、助焊劑處理過的焊盤與暗淡氧化焊盤。
助焊劑在焊接中做什麼?
其主要作用是克服金屬在加熱時無法結合的化學與物理障礙。助焊劑在焊接時執行三個關鍵功能:
- 去除金屬表面氧化層
- 降低表面張力以改善錫潤濕
- 在加熱過程中保護焊點不被再氧化
- 幫助形成強大的電氣與機械連接
去除金屬表面氧化層
助焊劑的首要目的是去除元件引腳與銅焊盤上的氧化層,露出乾淨的金屬表面。
改善錫潤濕
潤濕指熔融錫在表面展開的能力。助焊劑降低熔錫表面張力,使其均勻分布,而非形成孤立小球。良好潤濕確保金屬間形成穩固結合。

圖示:助焊劑降低接觸角,達成優秀錫潤濕效果。
加熱過程中防止氧化
加熱會加速氧化。助焊劑形成保護性液體膜,防止空氣氧化,直到焊錫凝固。
助焊劑在焊接過程中的化學作用
與氧化物的化學反應
室溫下,助焊劑大多惰性;加熱後,活化成分(如有機酸或鹵化物)會溶解金屬氧化物,確保焊接表面乾淨。
表面清潔機制
氧化物分解後,助焊劑將污染物排出焊點區域,留下乾淨表面。
加熱激活
助焊劑會在接近錫熔點的溫度激活,確保焊錫流動時表面乾淨。
保護性屏障形成
在錫液態時,助焊劑形成覆蓋膜,防止周圍空氣與清潔金屬反應。

助焊劑成分
- 基底(Vehicle):松香或合成樹脂,提供物理屏障
- 活化劑:有機酸或鹵化物,在加熱時溶解氧化物
- 溶劑:酒精等,使助焊劑可塗佈,焊接時揮發
- 添加劑:穩定劑與表面活性劑,改善黏度與潤濕性
沒有助焊劑能焊接嗎?
可能不需要的情況
全新鍍金接點或含芯助焊劑的焊錫線在真空或乾淨環境下可能不需額外助焊劑。
不使用助焊劑的風險
會形成冷焊點,導致:
- 冷焊點
- 電導不良
- 機械結合弱
- 過度氧化
- 後續維修困難
現代電子產品為何總用助焊劑
微小電子元件即使微量污染也會破壞焊接。助焊劑確保高良率與可靠連接。
助焊劑種類
選擇助焊劑需考慮:
- 元件氧化程度
- 焊後清潔需求
- 焊點可靠性要求
- 手工或 SMT 組裝方法
- 生產環境
助焊劑類型比較表
| 類型 | 活性程度 | 清潔要求 | 典型應用 |
|---|---|---|---|
| 松香 (R, RMA, RA) | 中-高 | 可選(RA 建議清潔) | 一般電子、老式音響、電線焊接 |
| 免清洗 (No-Clean) | 低 | 無(安全、惰性殘留) | SMT 組裝、快速修復、原型製作 |
| 水溶型 (WS) | 極高 | 必須清潔(強腐蝕性) | 重度氧化元件、密集 PCB 組裝 |
松香助焊劑
傳統助焊劑,松香製成,可分為 RMA 與 RA,焊後殘留琥珀色黏性物,通常非腐蝕,但為美觀會清潔。
免清洗助焊劑
留下最少、非導電殘留,方便快速 PCB 組裝。
水溶型助焊劑
清潔能力強,但殘留具導電與腐蝕性,必須立即用水清洗。
助焊劑形式
- 液體助焊劑:波峰焊、通孔元件
- 助焊筆:精確 SMT 塗佈
- 膏狀 / 凝膠:SMD 重工,微小元件定位
- 芯線焊錫:手工焊接方便
液體助焊劑
波峰焊或刷塗通孔元件。
助焊筆
方便精準 SMT 塗佈,不污染周圍區域。
助焊膏 / 凝膠
用於 SMD 重工與熱風焊,保持元件位置精準,適合細間距 IC 與 BGA 重工。
芯線焊錫
手工焊最常見,助焊劑內置於焊錫芯線中。

圖示:助焊筆、針筒膏狀助焊劑、芯線焊錫。
助焊劑使用步驟
- 清潔焊盤與元件引腳
- 薄塗助焊劑
- 加熱焊點(烙鐵或熱風)
- 加錫並確保潤濕
- 清理殘留(如需要)

圖示:助焊劑塗佈與焊接 PCB 焊盤的正確流程。
結論
了解助焊劑是掌握電子組裝的第一步。正確選擇和應用助焊劑,可保證每個焊點達到專業水準,減少缺陷,確保 PCB 長期可靠。
想擴展你的項目?信任 JLCPCB,獲得高品質專業 PCB 製造與組裝服務。
持續學習
二極體符號指南:意義、類型與電路圖範例
二極體符號是工程師用來表示二極體如何在電路中控制電流流向的視覺語言。 你可以把二極體想成電子電路中的單行道。它就像一個閥門,只允許電流朝一個方向自由流動。電路圖符號基本上就是一張視覺地圖,清楚呈現這種單向通行的概念! 你將在本指南中學到: 辨識陽極與陰極(極性) 了解順向偏壓與逆向偏壓 認識常見二極體符號類型 查看實際電路範例 一步步讀懂二極體符號 從電路圖轉換到 PCB 二極體符號圖片(快速參考) 圖:標準二極體(接面二極體)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、定電流二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC 的電路圖符號。 二極體符號類型 電路圖中最常見的二極體符號包括標準二極體(PN 接面)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC。 不同應用需要不同類型的二極體。 雖然它們都共享基本的三角形加直線結構,但陰極線上的細微變化會用來表示特定功能。 以下是快速參考表: 二極體類型 符號說明 主要功能 標準二極體 (PN 接面/整流二極體) 三角形指向一條垂直直線。 AC 轉 DC、基本訊號導引、極性保護。......
如何選擇 ESP32 開發板:新手友善指南
從讓一顆 LED 閃爍,到打造能連上雲端的智慧家庭裝置,對任何電子新手來說都是令人振奮的里程碑。而這段旅程的核心,往往離不開一位無可爭議的冠軍:ESP32。然而,當你第一次搜尋 ESP32 開發板時,立刻會被琳瑯滿目的型號、外觀與規格搞得眼花撩亂。 該怎麼知道哪一塊板子最適合你的第一個 IoT(物聯網)專案? 在這份新手指南中,我們將拆解這些板子的獨特之處、比較最受歡迎的變體,並幫你挑出最合適的一款。一旦掌握基礎,想把原型變成精緻的產品時,使用 原型 PCB 組裝 服務就能無縫接軌,把麵包板上的創意化為現實。 圖:ESP32 開發板插在麵包板上,準備進行新手 IoT 專案。 什麼是 ESP32 開發板? 定義與 ESP32 的獨特之處 ESP32 由樂鑫科技(Espressif Systems)推出,是低成本、低功耗的系統單晶片(SoC)系列,內建 Wi-Fi 與雙模藍牙。然而,裸 ESP32 晶片非常小,對新手而言直接使用相當困難,因為缺少穩壓器、USB 介面等必要周邊。 ESP32 開發板把這顆強大的微控制器焊在印刷電路板上,並加上 USB 轉 UART 橋接器、電源管理與排針,做到「隨插即用......
斷路器符號解析:IEC、ANSI、MCB 與極數配置符號
電氣原理圖是電力系統、控制電路與印刷電路板的通用語言。在這些圖面中,斷路器符號是最關鍵的元素之一。正確理解它,對安全、故障排查與製造都至關重要。 即使只是把斷路器與手動開關或隔離開關混淆,也可能在工廠現場或維修作業中造成災難性的誤判。 本指南提供一份完整且技術準確的參考,協助您閱讀與繪製斷路器符號,重點涵蓋實際工業型錄、單線圖與標準 CAD 圖面配置。 電氣圖面中斷路器符號的意義 在診斷或安裝原理圖中,斷路器符號表示電力網路中的某個位置,在該處電流可以被手動切換,或在異常情況下自動切斷。它告訴工程師,依據基本接點上附加的限定符號,該電路分支可能受到熱過載、短路或接地漏電保護。 斷路器符號參考表 以下快速參考表,整理了住宅配線圖、工業控制盤與 PCB 設計中常見的標準符號。 IEC 斷路器符號 標準 IEC 帶叉開關:帶有叉號或星號限定符的斜向開關接點。這是標準歐洲原理圖符號。 具隔離功能的斷路器:帶有叉號/星號限定符的斜向接點,並在端子處加入垂直短線。 ANSI 斷路器符號 ANSI 方框符號:位於導線上的方形方框。這是北美標準單線圖符號。 ANSI 接點間隙:標準開關接點間隙,並帶有小型弧形圖形......
如何讀懂 MOSFET 符號:NMOS、PMOS、箭頭與本體二極體
如果您曾經打開原理圖,看著 MOSFET 符號困惑哪個端子是源極、為什麼閘極中間有間隙,或為什麼兩個看似相同的符號箭頭方向卻不同——您並不孤單。 MOSFET 原理圖符號會在一個小圖形中包含四項獨立資訊:通道極性、工作模式、端子識別,以及元件類型。只要正確讀懂這四個線索,無論是在功率電子資料表、CMOS 邏輯圖,還是 EDA 元件庫中遇到 MOSFET 符號,都能立刻看懂。 本指南涵蓋內容: 如何識別 NMOS 與 PMOS 符號 IEEE/IEC 符號與簡化 IC 符號中的箭頭方向如何不同 增強型與耗盡型 MOSFET 符號 三端子與四端子 MOSFET 符號 功率 MOSFET 中的本體二極體方向 資料表、CMOS 原理圖與 EDA 工具中使用的 MOSFET 符號慣例 如何讀懂 MOSFET 符號:5 個視覺線索 圖:N 通道增強型 MOSFET 符號的原理圖拆解 特徵 意義 箭頭向內 NMOS(詳細樣式) 箭頭向外 PMOS(詳細樣式) 虛線通道 增強型(常關,Normally OFF) 實線通道 耗盡型(常通,Normally ON) 閘極泡泡 PMOS(IC 樣式) 這五個視覺線索,足......
電位器符號完整指南:符號對照表、IEC/IEEE 標準、類型比較與更多資訊
重點摘要 ⬇ 下載電位器符號速查表(PDF) 先找出滑動端: 與電阻本體接觸的箭頭或短橫線代表滑動端(可移動接點),而本體兩端的兩條一般引線則是固定端子。 注意兩種繪圖風格: IEC 電路原理圖將電阻本體畫成矩形,ANSI 風格則畫成鋸齒形,但兩者代表相同元件,滑動端的標示方式也相同。 留意箭頭的位置: 箭頭接觸電阻本體表示三端子電位器;相對地,斜向穿過本體的箭頭通常表示雙端子可變電阻或變阻器。 了解哪些類型共用相同符號: 旋轉式、滑動式及多圈式電位器通常使用標準符號,而微調式、雙聯式、附開關式及數位電位器則有各自容易辨認的表示方式。 核對資料表: 符號本身不會指出哪個端子是順時針端,電阻變化曲線的字母標記也可能因製造商而異。在設計 PCB 佈局前,務必透過資料表確認這兩項資訊。 同一個專案中,電位器符號可能有多種形式:某張原理圖是帶箭頭的矩形,另一張是帶箭頭的鋸齒形,板載微調電位器則可能使用短 T 形橫線。如果將固定端子與滑動端接錯,輸出可能維持固定值而無法調整。 本指南將介紹: 在同一張圖表中比較常見的電位器符號變體 如何辨識兩個固定端子及滑動端 IEC 與 ANSI 電位器符號有何差異 如何......
如何讀取電阻色碼:附色碼表與實例的完整指南
四環電阻色碼解析 四環電阻色碼是電子元件標示阻值最常見的方法之一。這種標示方式廣泛用於協助工程師與電子愛好者快速判讀阻值,無需使用電阻色碼計算器。 標準四環電阻的各個色環代表以下意義: 第一環(數字 1):代表第一位有效數字。 第二環(數字 2):代表第二位有效數字。 第三環(倍率):表示前兩位數字需要乘上的倍率。 第四環(公差):表示實際阻值相對於標稱阻值的容許偏差。 如何讀取四環電阻色碼 準備工作:拿起電阻,將與其他色環間距最大的一環(或金色/銀色色環)放在右側,然後由左向右讀取。 第一環與第二環(數字):將顏色與色碼表對照,找出前兩位數字。 第三環(倍率):表示需要在前兩位數字後面加上多少個零。 第四環(公差):表示電阻的精確度,例如金色代表 ±5%。 範例:1 kΩ 電阻(四環) 這是最常用的電阻之一,經常出現在上拉電路及基本 LED 應用中。 第一環:棕色(1) 第二環:黑色(0) 倍率:紅色(×100) 公差:金色(±5%) 計算方式: 10 × 100 = 1,000 Ω(1 kΩ) 五環電阻色碼解析 五環電阻色碼通常用於高精度電阻。與四環電阻色碼相比,五環版本透過增加一位有效數字,......