掌握 PCB 鑽孔精度:高品質電路板的工具、技術與導通孔最佳化
1 分鐘
- 鑽孔在層間互連的關鍵角色
- 現代製程中的先進鑽孔工具與設備
- 精準高效鑽孔的關鍵技術
- 優化鑽孔參數以提升板品
- PCB 鑽孔的挑戰與專業對策
- 常見問題 (FAQ)
在現代多層板中,精準的孔位用於連接內部銅層並組裝元件。以我們的情況來說,鑽孔開啟了導通孔與穿孔,讓訊號能在各層之間傳遞,坦白說這是 PCB 製程中最關鍵的一環。原因是它奠定了導通孔的基礎,並確保各層 PCB 能彼此通訊。所有鍍通孔最初都只是單純的鑽孔,之後再鍍上銅。直徑僅 100 µm 的孔也必須命中目標。一旦鑽錯,就會產生開路或接觸不良的互連,整塊板子都會受到影響。板子品質、訊號完整性與最終組裝,基本上取決於鑽孔。
非電氣孔也必須透過高效率的鑽孔來處理。其餘孔位不鍍銅,以便鎖螺絲或安裝定位治具。不論哪一種,鑽頭都必須在正確位置鑽出乾淨且完美居中的孔。在現今的 PCB 生產中,所有板子都像一張大型鑽孔工作表,任何微小位移都無法接受。這就是正確鑽孔圖與檔案之所以重要——它們讓 CNC 機台知道每個孔該鑽在哪裡。
鑽孔在層間互連的關鍵角色
因此,PCB 的鑽孔本質上讓電氣連接得以實現。使用 多層板 時,可能會有 4、6 層或更多銅層——若沒有鑽出的孔,所有層都會是各自獨立的島嶼。穿孔與導通孔成了將一切綁在一起的連接。鑽孔後會對孔進行鍍銅,使銅能貫穿板子。鑽頭基本上清除了訊號周圍的區域。孔鍍銅後形成銅壁,電源與資料即可上下傳輸。

這種連接在高密度板中極為關鍵。如同智慧型手機,一塊多層板可能含有數千個導通孔。每個孔都必須完美連接每一層的銅墊與走線,才能達成無縫連接。據業界專家表示,鑽孔必須精準——若不精準,機器甚至無法貼合板子,因為孔位會對不齊。
穿孔、盲孔與埋孔的差異

- 穿孔(鍍通孔,PTH)– PCB 上最常見的導通孔,從板頂到底完全鑽穿。鍍銅後可將所有層電氣連接。穿孔用於標準導通孔連接與插件元件接腳,可確保貫穿整個板厚的連續連接。
- 盲孔 – 盲孔連接外層與一或多個內層,但不穿透另一側。從外觀看像是部分鑽孔或「盲」孔,因為看不到底。盲孔在 HDI 設計中節省空間,無需佔用對側版面即可實現外層與內層連接,對於在有限面積塞入大量電路至關重要。
- 埋孔 – 埋孔完全藏在板內,僅連接內層。從外觀完全看不到,因為它被埋在芯板之間。埋孔能在極高密度多層設計中騰出表面空間,但需在最終壓合前先對內層鑽孔與鍍銅,製程更複雜。
額外說明: 微導通孔是超小型盲孔(常 <0.15 mm),由雷射鑽孔形成。這些孔用於現代 HDI 板中的極細連接,特別是相鄰層之間。雷射鑽出的微導通孔尺寸極小且精準,機械鑽頭難以實現。
現代製程中的先進鑽孔工具與設備
在 PCB 工廠,我們傾向使用炫目的 CNC 鑽孔機,而非笨重手持工具。現行機台轉速極高(氣浮主軸可達 150 000 RPM),能鑽出小至 100 µm 的孔。JLCPCB 甚至以此自豪!你知道嗎?最精細的牙鑽大約只能到 40 000 RPM,而這些 CNC 機台遠超於此。氣浮主軸能在孔位間極速切換,每分鐘鑽出數百孔,精度達微米級。論一致性,人手持鑽 150k RPM 根本無法匹敵。

除了高轉速,先進鑽機還配有自動換刀與雷射鑽孔附件。高階產線常將機械鑽與雷射鑽整合於同一單元。JLCPCB 指出,他們採用先進 CNC 鑽孔機、雷射系統及嚴格品管,確保每孔精度。CNC 機台負責絕大多數標準導通孔與元件孔,而 UV 或 CO₂ 雷射則處理需要次毫米精度的微導通孔與盲孔。結合兩種工具,製造商就能涵蓋現代板件所需的所有孔徑與類型。
高速主軸與 CNC 鑽孔機
PCB 鑽機的關鍵特色是高轉速。PCB 主軸轉速達數萬 RPM,遠高於金工鑽頭。高轉速可讓切屑細小並降低推力,對穿透玻璃纖維基板至關重要。例如 IPC 指南建議,鑽 0.5 mm 左右孔徑時採 40 000–60 000 RPM,微導通孔則更高。許多機台在尖端使用氣浮軸承以減振,必要時可超過 100 000 RPM。高速精度讓 0.1 mm 孔能穩定加工,是高密度板必備。
CNC 自動化確實是救命工具,因為一切循軌而行。板子固定在機台上,電腦僅需依鑽孔程式移動主軸,逐一鑽孔。精密 XY 平台與步進馬達確保每孔精準到位,通常僅微米級誤差。對 PCB 設計者而言,這是好消息——他們可確信工廠會在所需位置鑽孔。額外好處是品質重現性:同一批內每塊板子鑽孔完全一致。
鑽頭類型:硬質合金、幾何與鍍層差異
PCB 鑽孔不僅靠炫目機台,更關乎鑽頭本身。絕大多數 PCB 孔皆使用整體鎢鋼鑽頭,因其極硬,在切削玻璃纖維 FR-4 時仍保持鋒利。鎢鋼壽命可達高速鋼 (HSS) 十倍,缺陷更少。商業 PCB 幾乎不用 HSS,因其磨損快且破壞孔品質。
鑽頭幾何同樣重要。PCB 鑽尖通常 130–140°,以降低推力並在基材上留下乾淨出入口。排屑槽長、螺旋角與鑽芯厚度皆經調校,兼顧剛性與排屑。對於 <0.2 mm 微導通孔,採用特別研磨的微鑽,以定心並防止折斷。PCB 鑽頭常鍍 TiN 或類鑽碳膜,減少摩擦與磨損,特別是超細孔。這些鍍層延長刀具壽命、提升孔品質並降低治具成本。
雷射鑽孔——互補的精密選項
我認為機械鎢鋼鑽對大多數孔位已經完美,但當導通孔極小時,通常換成雷射鑽孔;很酷的是,雷射無需接觸材料即可切割。雷射鑽孔技術已普及。UV 雷射可在薄銅/樹脂層上打出 0.02 mm 微導通孔,CO₂ 雷射則可穿透較厚樹脂層。
然而雷射在大批量時速度較慢,也無法切削厚銅箔,因此是補充而非取代機械鑽。雷射設備昂貴,通常只用於微導通孔可靠性至關重要的高密度設計。實務上,HDI 板可能由機械鑽負責所有 >0.15 mm 孔,雷射則處理 BGA 焊墊間 <0.15 mm 微導通孔。最終形成超細互連網路,單靠機械鑽頭無法達成。工程師可指定與雷射相容的孔尺寸,並確認製造商具備雷射能力。
精準高效鑽孔的關鍵技術
疊板高度管理與鑽深控制
製造商常將多片板疊在一起以提高產能。但疊太多片可能損害精度。業界慣例是將 1.6 mm FR-4 板疊高限制在 3–5 片。超過此限易導致偏斜與位置公差增大。為此,業者使用上下墊片,將疊板夾於保護片之間——頂層入口片與底層出口片。出口片承接底部鑽頭,入口片則導引鑽尖,減少毛邊與銅箔撕裂。
對於控深鑽孔,現代鑽機可追蹤深度。CNC 在達到設定距離後退刀,留下精準深度的盲孔。製作盲孔時,鑽頭不穿透銅內層,而是反轉並在內銅層出口。控深鑽孔需校準,但能在不傷外層下精準鑽出內孔。
啄鑽與排屑策略
鑽 FR-4 等玻璃纖維板時,樹脂與玻璃碎屑可能堵塞鑽頭排屑槽。許多機台採用啄鑽:鑽頭前進一小段後退,循環往復。此循環可碎屑並藉氣流排出,同時降溫。此外,主軸旁常吹真空或高壓氣,將切屑從鑽頭吹離。大量產線會在鑽孔步驟間以自動真空或毛刷清板。排屑至關重要——若鑽頭堵塞,可能燒焦或偏斜。
粉塵控制亦不可或缺。FR-4 粉塵細且粗糙。許多工廠鑽孔後以空壓或真空清除。部分更進一步採用微量噴霧冷卻,以細油霧或氣溶膠冷卻鑽頭並控塵,又不濕板。最終,啄鑽循環、氣吹與真空抽吸共同保持切削區清潔,避免過熱,也是即使鑽數千孔仍能精準的關鍵。
優化鑽孔參數以提升板品
- 主軸轉速 (RPM): 更高 RPM 讓鑽頭切削更快,降低切削力。PCB 鑽速遠高於金工鑽。例如 IPC 指南建議 <0.5 mm 孔可用 80 000–100 000 RPM。經驗法則:孔越小,RPM 越高。
- 進給速率: 即鑽頭下鑽速度(通常以每分鐘英寸或毫米計)。關鍵參數是切屑負載:每轉切削量。標準 FR-4 常見切屑負載約 0.001–0.002 英吋/轉。
- 鑽孔次數上限: 每支鑽頭壽命有限。磨損後孔品質下降(毛邊、粗糙孔壁)。IPC-DR-572 給出典型壽命:新鑽頭在雙面 FR-4 可鑽約 3 000–3 500 孔後需重磨。
進給、轉速與鑽孔次數

如前所述,平衡 RPM 與進給是關鍵。FR-4 含玻璃纖維與樹脂,具研磨性且對熱敏感。高轉速降低推力但升溫;高進給提高材料移除量卻增加負載。常見策略是先設中等值再微調。諸多 PCB 鑽孔指南強調切屑負載一致性。現代 CNC 控制器可動態調整 RPM 與進給以維持目標切屑負載。高階廠房嚴格監控鑽孔次數。例如鎢鋼鑽重磨後溝長變短,意味疊板數需減少以避免偏斜。
減少毛邊、孔壁粗糙與鍍銅空洞
即使定位與刀具完美,鑽孔仍可能產生缺陷:出入口毛邊、粗糙孔壁或鍍銅附著不良的小間隙。有多種策略可降低缺陷。首先,使用前述出入口墊片可大幅減少板面毛邊。其次,鑽削參數影響孔壁光滑度。
鑽孔後輕微去毛邊或刷磨可移除殘留粗糙。部分工廠採二次製程:背鑽(自底面局部上鑽)以消除埋孔栓形殘留,或超音波清洗以除塵,防止鍍銅空洞——即孔壁銅未完全覆蓋區域。良好的鑽孔實務與刀具維護在此至關重要。
熱效應與材料專屬調整

溫度亦關乎熱膨脹。若廠房過熱或潮濕,PCB 疊板可能微膨脹,導致對位偏移。優秀廠房會嚴格控溫濕。部分製造商甚至在鑽孔前預烘板件以除濕,尤其對易吸濕的 FR-4 等材料。FR-4 疊板可用氣吹除塵,而陶瓷填充板則可能用霧冷。工程師應提供板材(FR-4、聚醯亞胺等)以便廠商調整參數。
PCB 鑽孔的挑戰與專業對策
常見缺陷如偏移與斷鑽

層間偏移是首要顧慮。若鑽頭偏移或板件滑動,導通孔可能錯位或傾斜,導致開路。疊板偏移可能因板翹或層數過多造成「帳篷」效應。為此,製造商會緊固板件並使用薄支撐膜,確保每片板平整。
斷鑽也是隱憂。微小鎢鋼鑽,尤其 <0.3 mm,相當脆弱。若突然扎入板角或進給設定錯誤可能折斷。為減少風險,鑽程設有斷鑽保護:若電流突增或位置回授異常抖動,機台立即停機。每輪作業後亦以顯微鏡檢查鑽頭磨損或裂痕。

常見問題 (FAQ)
Q:為何 PCB 鑽孔精度與孔品質如此重要?
A:因為每個導通孔都始於鑽孔,任何誤差都會影響電氣連接。不準或粗糙的孔可能導致鍍銅不良、電阻升高或開路。
Q:下單 PCB 時如何指定孔需求?
A:在製作備註或鑽孔圖中列出每孔的直徑與是否鍍銅。若需特定導通孔(盲、埋、微孔),需註明並確認廠商具備該能力。
Q:我能將多片板疊在一起用同一鑽孔程式嗎?
A:可以,這是常見做法。同一鑽孔座標可用於疊板中每片板,節省換線時間。僅需注意疊高限制:通常每疊 3–5 片標準板。
Q:我能鑽哪些材料?與標準 FR-4 有何不同?
A:FR-4 是標準,大多數廠商已針對其優化。您也可鑽其他材料(聚醯亞胺、Rogers、陶瓷、金屬芯),但參數會改變。
Q:PCB 製造中鑽孔製程需時多久?
A:雖然鑽頭轉速達 100k+ RPM,鑽孔並非瞬間完成。大而複雜的板子可能有數百孔。
Q:JLCPCB 的鑽孔能力如何?
A:JLCPCB 可製作最多 12 層多層板,並可依需求製作盲埋孔。我們常規可鑽 0.1 mm(4 mil)孔,並以雷射鑽微導通孔用於 HDI 板。機台轉速達 150 000 RPM,孔位精度控制在數微米內。
持續學習
軟性 PCB 製造:流程、材料、設計規則與成本
許多硬式 PCB 製造的基本步驟,同樣適用於軟性 PCB 製造。不過,軟性 PCB 使用聚醯亞胺(PI)或 PET 薄膜,這些材料在加工過程中可能因濕度及溫度變化而膨脹或收縮,令圖層對位、覆蓋膜開口及彎折區設計變得更複雜。例如,若覆蓋膜開口沒有預留足夠的黏著劑流動空間,或導通孔落在彎折區,即使設計符合規則,仍可能出現製造缺陷或組裝失效。 圖:有膠型與無膠型軟性覆銅板 本指南將介紹軟性 PCB 製造流程及其運作方式,涵蓋 CAM 審查、材料準備、雷射成形及最終檢驗。你亦會了解靜態及動態軟板應用中的基材選擇、銅箔與覆蓋膜、IPC 標準、品質測試,以及軟性 PCB 製造的成本因素。 什麼是軟性 PCB 製造? 在柔性介電薄膜(通常為聚醯亞胺)上製作印刷電路,再覆蓋柔性保護絕緣膜的製程,稱為軟性 PCB 製造。其流程與硬式 PCB 製造相似,但薄膜處理、對位及外形加工方式有所不同。 軟性 PCB 的結構組成 軟性電路由銅導體、柔性介電薄膜、黏著劑及覆蓋膜組成。銅層數量決定其結構: 單面軟性電路:以聚醯亞胺作為基材,表面覆蓋單層銅箔,並使用最薄、最具柔韌性的覆蓋膜。 雙面軟性電路:基材薄膜兩面均有銅箔,並透......
深入工廠內部:PCB 製造流程全面解析
重點摘要 CAM 準備可預防錯誤:CAM 會按照工廠實際公差驗證設計,在生產前發現錯誤鑽孔檔案及電路板外形短路。 材料選擇控制熱性能:標準 FR-4 在接近 130°C 時會軟化,而高 Tg 材料在 170°C 左右仍能保持剛性,適合要求較高的熱環境。 內層先蝕刻:內層必須在層壓前完成蝕刻及檢查,因為壓合後便無法再接觸內部走線。 鍍層厚度確保可靠性:通孔需要進行樹脂清除及多步驟電鍍,才能維持 20 µm 銅厚並承受熱循環。 表面處理取決於元件:HASL 適合基本元件,但細間距 BGA 需要 ENIG 等平整表面,以避免焊錫橋接。 PCB 製造流程會將一個包含 Gerber 檔案的資料夾,轉化為內部埋有銅箔的硬質電路板。由上載檔案到出貨,設計會經過約 20 個化學及機械階段,而其中大部分都在你看不到的槽體內完成。任何一項輸入錯誤,都可能令整批電路板報廢。一個繪製得過於狹窄的環形環,鑽孔後會變成破裂的孔壁,因此通常要到電氣測試時才會發現。 本指南涵蓋完整製程:CAM 檢查、內層蝕刻、層壓、鑽孔、電鍍、阻焊及表面處理。你將了解每個階段如何影響銅箔,以及哪些設計選擇決定電路板能否順利完成製造。 圖 1:P......
了解 SMT PCB 電路板技術:現代電子產品的關鍵組成部分
表面貼裝技術(SMT)改變了現代電子產品的製造方式,令設計及組裝方法更有效率。許多現代電子產品都依賴 SMT 印刷電路板(PCB),讓電路設計可以更小巧、更高效,這正是現今科技所需。本文將介紹多種 SMT PCB、其用途,以及設計和組裝的最佳方法。 1. 甚麼是 SMT PCB? SMT PCB 是一種使用表面貼裝技術,將電子元件直接安裝在電路板表面的印刷電路板。傳統通孔技術需要讓元件引腳穿過電路板;SMT 則可實現更小巧、元件密度更高的設計。由於這種方式能提升電子裝置的效能並加入更多功能,SMT PCB 適用於眾多用途。 2. SMT 元件的類型 SMT 元件有不同種類,每種都有自身優點,適合不同用途: 電阻: 表面貼裝電阻體積小,廣泛應用於各種電路。它們限制電流流動,有助於維持電壓水平及訊號完整性。 電容: SMT 電容對濾波及儲存能量極為重要。由於體積細小,非常適合需要節省空間的高密度 PCB 設計。 電感: 電感以磁場形式儲存能量,用於電源控制。SMT 電感體積小、效能良好,適合高頻電路。 積體電路(IC): SMT IC 將多項功能整合在單一封裝中,對現代電子產品十分重要。其體積小及整合......
適配HDI高階製程普及趨勢:Gerber X2/X3、ODB++與IPC-2581
車用電子、AI伺服器、低軌衛星通訊需求持續放量,六層板、八層任意層互連HDI板已經是常規訂單,板廠產線全面導入智慧化CAM與自動化曝光設備。硬體工程師打樣階段最頭疼的並非佈線本身,而是製造檔案包反覆被板廠工程師退回:阻抗備註缺失、槽孔鑽帶漏標、層別順序對不上,一來一回,兩週打樣週期直接報廢一半。統計下來,打樣延期的理由裡,檔案格式與資訊完整性問題佔了相當比重。 PCB製造檔案三十年來經歷三次疊代:早期RS-274X標準Gerber只承載純圖形,ODB++把疊層、鑽孔、網表、元件資料打包成單一資料庫,IPC-2581則以中立XML格式打通設計到製造的全數據鏈。三套格式如今同時活躍在供應鏈裡,各自有擁護者,工程師若不了解底層差異,輸出階段就會吃暗虧。 一、三套格式的技術底層差異 Gerber本質是矢量光繪語言,RS-274X把座標、光圈(Aperture)、D碼指令寫進單一檔案,三十年相容性讓它成為板廠CAM的通用語言。Gerber X2在圖形基礎上增加屬性區塊(TF、TA、TO指令),把檔案功能、孔屬性、物件屬性寫進光繪檔,CAM軟體讀了就能自動分辨阻焊層、字符層與鑽孔圖。Gerber X3再進一步......
先進PCB導通孔填孔方案:提升訊號完整性與BGA佈局
重點摘要 透過封閉孔洞,防止迴焊期間焊錫流入導通孔,避免BGA焊錫虹吸。 採用Type VII焊盤內導通孔消除狗骨式走線,釋放更多佈線空間。 需要平坦焊盤時選擇非導電樹脂,需要傳熱時則選擇銅環氧樹脂。 需要進行表面研磨,將凹陷控制在25微米以內,以確保良好的錫膏印刷品質。 使用切片試片及飛針測試,驗證隱藏在孔內的填孔品質。 PCB導通孔通常是中空的鍍通孔,但當這種開放結構直接放在細間距BGA焊盤下方時,便會產生問題。迴焊期間,焊錫可能流入導通孔,使BGA焊點缺少焊錫。導通孔填孔會封閉孔洞,並在某些情況下於孔口上方電鍍,以形成平坦表面,從而解決這項問題。這能更有效地控制焊錫、增加佈線空間,並讓高密度電路板的佈局更簡潔。 本指南將說明: 填孔實際上會在鍍通孔內部產生什麼作用 以簡單方式說明IPC-4761的七種導通孔保護類型 比較非導電樹脂、銅環氧樹脂及電鍍銅填孔 焊盤內導通孔如何釋放細間距BGA下方的佈線空間 未填孔的導通孔為什麼會從BGA焊球吸走焊錫 平坦化、凹陷限制,以及會導致返工的空洞 了解PCB導通孔填孔及其在高密度互連中的作用 什麼是PCB導通孔填孔及其運作方式 PCB導通孔填孔會把中空的......
深入解析現代PCB製造流程
重點摘要 及早攔截缺陷:CAM DFM與AOI會在壓合封閉電路板之前,找出內層開路與短路。 DFM預防:自動化檢查會及早發現蝕刻液陷阱、銅箔碎片及間距不足。 可靠互連:化學去膠渣會清除孔壁上的樹脂殘膠,防止熱循環失效。 100%網路測試:飛針或針床系統會在包裝前測試每一條網路是否存在開路與短路。 符合IPC規範:最終品質檢查會依IPC-A-600 Class 2或Class 3驗證孔環及鍍層厚度。 在您很少看見的PCB製造步驟中,往往正是這些流程決定電路板能否在實際使用環境中長期存活。從上傳Gerber檔案到收到成品板之間,一個生產拼板會經過多道檢驗與品質檢查,其中任何一道都可能使生產暫停。 從某個檢查點漏掉的缺陷,可能一直隱藏到很久以後才被發現。內層開路、脆弱的導通孔孔壁或受損的防焊橋,或許能通過基本工作台測試,卻在實際產品經歷反覆熱循環後失效。本指南將PCB生產線視為一系列品質關卡,逐步說明每個關卡檢查什麼、能捕捉哪些缺陷、可能遺漏什麼,以及生產拼板未通過檢查後會如何處理。 基礎階段:準備PCB設計與內層 可以把工廠生產線視為一連串不可逆的關卡。每個拼板只會向前移動,不會退回上一道工序。壓合機......