為更安全的高壓 PCB 選擇正確的 CTI 值
2 分鐘
- 什麼是 CTI 值?為什麼它很重要
- CTI 值如何影響 PCB 安全性與可靠性
- 不同 PCB 材料的常見 CTI 值
- 實現高 CTI 性能的設計與製造策略
- JLCPCB 在高 CTI PCB 生產方面的專業能力
- 結論
- CTI 值常見問題
- 結論
重點摘要
- 較高的 CTI(≥600V,Group I)可在高壓設計中縮短爬電距離,同時防止表面漏電起痕。
- 標準 FR4(CTI 約 175V)通常不足以應對市電電壓——若要兼顧安全性與緊湊設計,應升級為高 CTI 材料。
- 務必依照工作電壓與污染等級匹配 CTI 材料組,以符合 IEC/UL 合規要求。
- 乾淨的組裝環境與良好的佈局做法,是充分發揮高 CTI 層壓板優勢的關鍵。
- 選擇經認證的高 CTI 材料與經驗豐富的製造商,才能確保 PCB 可靠且可通過認證。
你是否曾經看過兩個高壓焊盤之間出現燒焦、碳化的痕跡,但從原理圖上看,空氣間隙似乎完全足夠?這種深色導電區域稱為表面漏電起痕,而這正是層壓板的 CTI 額定值應該要防止的問題。它是一種在電路板通過高壓測試失敗之前,通常不會被注意到的材料特性。我們都會關心銅厚、走線寬度與阻抗,但真正決定兩個導體能在表面上靠多近、而不讓絕緣表面本身導電的,是基材的比較漏電起痕指數。

如果選錯 材料組,結果不是必須把所有爬電距離做得過大、浪費板面空間,就是設計出一塊在潮濕、多塵外殼中容易產生飛弧或漏電起痕的電路板。這兩種結果都很糟。在本指南中,我將說明 CTI 在 PCB 設計中的意義、它如何量測,以及它如何直接關聯到爬電距離與安全認證。我們也會檢視不同 PCB 基材的常見 CTI 值、FR4 所處的位置、何時應使用高 CTI 層壓板,以及如何可靠地設計並製造符合要求的電路板。
什麼是 CTI 值?為什麼它很重要
比較漏電起痕指數的定義與測試方法
比較漏電起痕指數(Comparative Tracking Index,CTI)是指在受污染且潮濕的條件下,絕緣材料表面在形成導電碳化路徑之前,所能承受的最高電壓,單位為伏特。換句話說,它代表當灰塵與濕氣參與其中時,層壓板表面抵抗漏電起痕的能力。此測試依照 IEC 60112 國際標準方法進行。兩個鉑電極會放置在材料表面,並由電極施加電壓。接著,導電溶液(氯化銨)會以特定間隔滴在兩個電極之間。電壓逐步提高,直到材料能承受 50 滴而沒有發生漏電起痕失效;該通過電壓就是 CTI 額定值。以下是幾個需要記住的重點:

- CTI 一律以伏特表示;CTI 越高,抗漏電起痕能力越好。
- 測試刻意加入污染與濕氣,因為現場實際發生漏電起痕時,通常就是在這類條件下。
- PTI(Proof Tracking Index,耐漏電起痕指數)表示材料能在固定電壓下通過測試,而不是指出其最高極限。
CTI 在防止電氣擊穿中的作用
高壓間距可能以兩種截然不同的方式失效。第一種是乾淨空氣中的電弧,主要由電氣間隙控制。第二種則更隱蔽:表面漏電起痕——污染物會逐漸劣化絕緣體表面,直到形成永久性的導電碳化路徑。漏電起痕不需要跨越很大的空氣間隙,它是一種沿表面緩慢發展的失效,會受到濕氣、灰塵、助焊劑殘留與電場影響;一旦形成碳化路徑,該路徑就是永久且導電的。CTI 存在的目的,正是為了避免這件事。

高 CTI 材料不容易碳化,因此可讓導體在表面上放得更近,同時不至於引發漏電起痕失效。這也是為什麼 CTI 會出現在市電設備、市電電源供應器與馬達驅動器的安全要求中。它能防止一個多塵、潮濕的外殼,逐漸把你的絕緣材料變成導體。
CTI 值如何影響 PCB 安全性與可靠性
與爬電距離及絕緣設計的關係
沿著絕緣材料表面測得的兩導體最短距離稱為爬電距離(creepage),而穿過空氣測得的最短距離稱為電氣間隙(clearance)。漏電起痕會沿著表面發生,因此 CTI 控制的尺寸就是爬電距離。兩者的重要關係是:CTI 材料等級越高,在特定工作電壓與污染等級下所需的爬電距離越短;CTI 材料等級越低,在相同工作電壓與污染等級下,導體之間所需距離就越大。這一點會透過材料組直接納入安全標準表格中:
- 材料組 I:CTI ≥ 600 V
- 材料組 II:400 ≤ CTI < 600 V
- 材料組 IIIa:175 ≤ CTI < 400 V
- 材料組 IIIb:100 ≤ CTI < 175 V
污染等級同樣重要。常見假設是,污染等級 2(典型室內、辦公室等級環境)與污染等級 3(工業環境、導電粉塵、冷凝)會需要明顯更大的爬電距離。在 IEC 62368-1 與 IEC 60664-1 等標準中,所需爬電距離會依照工作電壓、污染等級與材料組,從表格中查得。材料組越好,實際上就能縮短間距。
對高壓應用與法規合規的影響
對低電壓邏輯板來說,CTI 通常不會是關鍵問題。不過,一旦進入市電電壓範圍,PCB 設計中的 CTI 值就會成為離線式電源轉換、EV 充電、太陽能逆變器與工業馬達驅動器的門檻條件。在這些應用中,安全認證機構不會留下太多猜測空間。你的爬電距離必須依照層壓板已記錄的材料組來合理化,並且在 UL、CE 或 IEC 標誌審查中受到審核人員檢視。如果製造商無法提供基材 CTI 額定值證明,你的間距論證就站不住腳。最受影響的應用包括:
- 離線式 AC-DC 電源供應器,包含位於整流市電電壓等級的初級側導體。
- 高電壓且環境髒污、振動明顯的 EV 與工業充電器。
- 具高 DC 匯流排電壓、需長期戶外使用的光伏逆變器。
- 馬達驅動器與 HVAC 控制器中存在導電粉塵與濕氣的污染等級 3 環境。
不同 PCB 材料的常見 CTI 值
標準 FR4 與高 CTI 替代材料

一般 FR4 的壞消息是,多數常見等級屬於材料組 IIIa,CTI 約為 175 V。這對許多低壓應用來說可以接受,但在高壓間距設計中偏弱,因為它會對應到表格中最大的間距要求。如果需要更好的表現,製造商可提供專為抗漏電起痕設計的高 CTI 層壓板,CTI 可達 ≥ 600 V,符合材料組 I。這些材料使用改良樹脂系統與填料,相較標準環氧材料,具備更高的抗表面碳化能力。下表比較 PCB 材料的典型 CTI 值與材料組。
| 材料 | 典型 CTI(V) | 材料組 | 最適合用途 |
|---|---|---|---|
| 標準 FR4 | ~175 | IIIa | 低電壓數位電路、一般用途 |
| 中等級 FR4 | 200-400 | IIIa / II | 中等電壓、受控環境 |
| 高 CTI FR4 | 400-599 | II | 市電電源、緊湊間距 |
| 高階高 CTI FR4 | ≥ 600 | I | 高電壓、污染等級 3、認證產品 |
| 陶瓷/特殊材料 | ≥ 600 | I | 極端高壓與嚴苛環境 |
這裡有幾點需要注意。標準 FR4 取得容易且成本低,但在高電壓下需要大量板面空間。升級到 Group II 或 Group I 可大幅降低所需爬電距離,對高密度設計而言,通常值得投入。
依電壓等級與環境條件匹配 CTI
沒有任何單一 CTI 值永遠是「正確」的。正確選擇取決於工作電壓、污染等級與可用板面空間。規格過高會增加成本,規格不足則可能導致漏電起痕失效或認證被拒。可依以下經驗法則選擇材料:
- 低電壓(< 50 V)、乾淨環境:標準 FR4(Group IIIa)通常可接受,CTI 很少成為主要問題。
- 市電電壓、污染等級 2、可用間距充足:若爬電距離表格允許,可使用標準或中等級 FR4。
- 緊湊設計、市電電壓:升級到 Group II 或 Group I 高 CTI 材料,以合法縮短爬電距離。
- 污染等級 3(工業、戶外、多塵):使用 Group I(CTI ≥ 600)以維持可管理的間距。
- 高 DC 匯流排或安全關鍵應用:使用 Group I 材料,並保留較保守的間距,以提升現場可靠性與安全裕度。
實現高 CTI 性能的設計與製造策略
材料選擇與佈局最佳化
請務必選擇高於爬電距離要求的材料組,而不是剛好卡在最低要求。接著,應讓板面設計能充分發揮材料優勢。CTI 額定值需要良好的高壓佈局來支撐。以下是幾個可提升實際抗漏電起痕能力的佈局技巧:

- 隔離槽:在高壓網路之間銑出槽孔,可提高有效爬電距離,並從物理上阻斷漏電起痕路徑。
- 防焊壩與塗層:連續防焊層或三防漆可保護表面免受污染,但不要總是單獨依賴防焊層來滿足完整爬電額定。
- Guard traces 或接地屏障:在高風險網路之間放置接地導體,可攔截表面漏電。
- 平滑/圓角走線:避免尖銳導體角落,以免強化局部電場並促進漏電起痕。
由於 CTI 測試模擬的正是污染情境,因此避免高壓區域存在助焊劑殘留與離子污染也很重要。乾淨的板面能讓你選定的材料組真正提供其額定性能。
維持 CTI 完整性的製程控制
雖然層壓板本身會以保證 CTI 值販售,但不當製程仍可能破壞表面品質。這正是紀律嚴謹的製造商發揮作用的地方,因為抗漏電起痕能力主要取決於板面表面。影響 CTI 性能的關鍵製程控制包括:
- 材料可追溯性:材料必須是指定且經認證的高 CTI 層壓板,而不是替代料,並且應記錄材料組。
- 乾淨的表面前處理:殘留蝕刻藥液、離子污染或清潔不良,都會降低表面絕緣電阻。
- 防焊塗佈控制:防焊層需充分固化、附著良好,且沒有夾帶污染物。
- 最終清潔與離子測試:組裝後去除助焊劑殘留,並透過離子測試去除鹽分,使表面保持如 CTI 測試假設般乾淨。
JLCPCB 在高 CTI PCB 生產方面的專業能力
多樣化的認證高 CTI 材料選擇
如今,像 JLCPCB 這樣的 PCB 製造商,提供多種合格 PCB 基材選項,包含基本 FR4,以及可達到較高材料組、支援市電與高壓設計需求的高 CTI 材料。有了經認證的選項,你就可以在PCB 設計中指定 CTI 值,以符合爬電距離要求,而不必臨時尋找文件。安全審查時,審查人員要求的正是這些材料資料;如果製造商已經具備這些文件,就能移除常見的認證障礙。

若要落實這些原則,透過 JLCPCB 的製造服務,從低至 2 美元的原型製作擴展到大量生產,同時維持一致的認證層壓板、爬電距離與表面完整性,會非常簡單。交期最快可短至 1–2 天,並支援SMT 組裝,讓你選定的安全基礎能從首件樣品到量產都保持穩定。
針對高壓設計的進階 DFM 支援
只有在間距正確的情況下,高 CTI 層壓板才值得投入,而這正是自動化可製造性設計(DFM)檢查能發揮作用的地方。JLCPCB 的 DFM 評估可協助檢測電氣間隙與爬電距離,及早發現高壓間距問題,並識別槽孔走線問題與防焊覆蓋問題。透過即時報價與 EasyEDA 整合,你可以在設計早期就比較標準 FR4 佈局與高 CTI 版本,而不是等到材料組變更變得昂貴又痛苦時才處理。任何 CTI 策略的關鍵衡量指標都是重複性。通過耐壓與漏電起痕要求的原型板,應該在數千片量產板中維持相同安全裕度。
結論
CTI 值是高壓電路板安全性的沉默守護者。它決定基材承受表面漏電起痕的能力,規定你在電路板設計中必須遵守的爬電距離,並最終影響電路板是否有資格取得安全標誌。若把它當成事後才處理的小事,將會是讓原本看似穩拿的認證失敗的最簡單方式之一。更好的做法是反向計算:先指定工作電壓與污染等級,再選擇能在爬電距離表格中符合要求且保留空間的材料組。隨著 EV、太陽能與工業系統中的功率密度與高壓電子設備持續增加,正確掌握 CTI 值會變得更加重要。刻意選擇合適材料,並與能證明且穩定製造該材料的公司合作,高壓電路板才能從第一層開始保持安全。
CTI 值常見問題
Q:PCB 中的 CTI 值是什麼?
CTI 值是層壓板的比較漏電起痕指數,表示在潮濕且受污染條件下,材料表面在不形成導電碳化路徑的情況下所能承受的最高電壓,單位為伏特。CTI 越高,代表抗表面漏電起痕能力越好,這對高壓電路板非常關鍵。
Q:PCB 材料的 CTI 值如何量測?
CTI 依照 IEC 60112 標準量測,測試中會使用兩個鉑電極在材料表面施加電壓,同時在電極之間滴入氯化銨溶液。材料能承受 50 滴而不發生漏電起痕的電壓,就會成為額定 CTI 值,並以伏特表示。
Q:標準 FR4 的 CTI 值是多少?
多數標準 FR4 等級屬於材料組 IIIa,CTI 值約為 175 V。這對低壓應用來說足夠,但在安全標準表格中會要求最大的爬電距離,因此高壓設計通常需要額定 600 V 以上的高 CTI 層壓板,也就是 Group I 材料。
Q:CTI 與爬電距離有什麼關係?
爬電距離是導體之間沿表面測得的最短距離,而漏電起痕正是沿著這個表面發生,因此 CTI 會直接影響爬電距離要求。對於相同工作電壓與污染等級,較高 CTI 材料可允許較短爬電距離,讓高壓佈局能在安全前提下更加緊湊。
Q:什麼時候需要高 CTI PCB 材料?
當你處理市電電壓、EV 充電、太陽能逆變器或馬達驅動器時,尤其是在多塵或潮濕的污染等級 3 環境中,就需要高 CTI 材料。當緊湊間距或 UL、CE、IEC 認證要求你使用有文件證明的材料組來合理化爬電距離時,高 CTI 材料也非常重要。
結論
選擇正確的 CTI 值,是高壓 PCB 設計中最關鍵但也最常被忽略的決策之一。適當的 CTI 額定值可保護電路板免於表面漏電起痕失效,實現緊湊佈局,並確保符合 IEC 62368-1 與 UL 等嚴格安全標準。
無論你正在設計離線式電源供應器、EV 充電器、太陽能逆變器或工業馬達驅動器,只要依照工作電壓與污染等級匹配材料組,尤其是 CTI ≥ 600V 的 Group I,就能大幅提升安全性與空間效率。
在 JLCPCB,我們提供多種經認證的高 CTI 層壓板、針對爬電距離與電氣間隙的專業 DFM 檢查,以及從原型到量產的一致製造品質。不要讓高壓設計的安全性聽天由命。
持續學習
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......