PCB 佈局降低雜訊與 EMI 完整指南
1 分鐘
- PCB 設計中的 EMI:PCB 佈局為什麼會產生 EMI 與雜訊?
- 透過佈局最佳化降低 EMI 的 PCB 設計準則
- EMI PCB 佈局設計:元件配置策略
- 低雜訊 PCB 佈局的走線技巧
- EMI PCB 設計中的接地與電源策略
- 降低 PCB 佈局 EMI 的進階方法
- 透過 PCB 佈局降低雜訊與 EMI 的常見問題
重點摘要
EMI 來源:EMI 源自結構與佈局缺陷。回流路徑不良、參考平面中斷及迴路面積過大,都會形成天線結構並輻射不必要的能量。
迴路面積至關重要:在訊號層旁配置完整接地平面,以縮小電流迴路面積,是降低 EMI 最有效的單一方法。
元件配置決定雜訊:元件配置會在走線前先決定電流迴路。應依電源、類比、數位及射頻功能分區,隔離類比與數位電路,並讓雜訊源遠離敏感電路。
接地與電源完整性:連續接地平面、電源與接地層間距緊密且經過最佳化的電源配送網路(PDN),以及位置正確的去耦電容,是低雜訊設計的基礎。
進階抑制方法:對要求嚴格的應用,可使用屏蔽(λ/20 開孔規則)、濾波器(鐵氧體磁珠、共模扼流圈),以及搭配 RC 緩衝電路的閘極驅動控制,進一步抑制 EMI。
電子設計經常是一場對抗無形力量的戰鬥。即使電路圖完美無缺,電路板的實體實作仍可能引入複雜的電磁干擾(EMI)。
在專業製造領域中,EMI 是原因,雜訊則是結果。EMI 是不必要能量的傳播,雜訊則是這些能量造成的訊號失真或時序抖動。多數系統雜訊都源自設計初期的不當佈局決策,因此 PCB 佈局是抵禦 EMI 的第一道防線。
這也說明了瞭解如何透過 PCB 佈局降低雜訊與 EMI 的重要性。本指南將介紹一套有系統的 PCB 設計及佈局最佳化方法,協助您處理 EMI 與雜訊問題。
PCB 設計中的 EMI:PCB 佈局為什麼會產生 EMI 與雜訊?
EMI 與雜訊的產生根源於電場及磁場的物理特性。當導體周圍的場與系統中非預期的部分發生交互作用時,就會產生 EMI。在高頻環境下,PCB 上的每一條走線都必須視為天線,因為這些走線既能輻射能量,也能接收能量。
低雜訊設計的目標是限制電磁場,將這些場控制在特定的介電材料範圍內。
EMI 來源與雜訊呈現方式之間的關係
雜訊很少隨機產生,通常源自結構與佈局缺陷,使電磁場耦合至受干擾電路。EMI 來源可分為傳導型與輻射型。
傳導 EMI 會沿著電源軌等實體路徑傳播;輻射 EMI 則以電磁波形式穿過空氣或介電材料。電荷加速時就會產生輻射,例如數位切換或高頻電源轉換期間。
如果附近沒有大小相等、方向相反的電荷加以抵銷,就會形成淨電磁場。這符合安培-馬克士威定律,其描述磁場與電流密度的關係;法拉第定律同樣適用,說明電場與隨時間變化之磁場的關係。
電路板佈局中的常見根本原因
電路板佈局中最常見的 EMI 成因如下:
- 回流電流路徑管理不當:這是最常見的 EMI 成因。設計人員往往只關注訊號走線,卻忽略電流必須始終在封閉迴路中流動。
- 忽略交流阻抗:在高速系統中,回流電流不會選擇電阻最小的直流路徑,而會沿著迴路電感最小,也就是交流阻抗最低的路徑流動。
- 參考平面中斷:理想的回流路徑位於相鄰平面上,並直接處於訊號走線下方。當平面受到分割、開槽或挖空而中斷時,回流電流就必須繞行較遠的路徑。
- 迴路面積過大:繞行的回流路徑會讓「送出」與「回流」訊號之間形成較大的迴路面積。這些迴路會如磁偶極天線般運作,有效率地輻射及接收干擾。
- 接地策略不良:不良的接地會讓共模雜訊在整個系統中循環。
- 纜線輻射:未受控制的共模雜訊經常透過連接纜線離開電路板。在未通過輻射發射測試的系統中,纜線往往是主要輻射源。
透過佈局最佳化降低 EMI 的 PCB 設計準則
系統化 EMI 控制是一項整體性的結構設計挑戰。有效的抑制方法著重於電流路徑之間的幾何關係。縮小電磁場存在的空間體積,即可降低輻射風險。以下是降低 EMI 的方法:
縮小電流迴路面積
縮小電流迴路面積是最重要的原則。迴路所產生的輻射發射強度與其面積成正比,也會受到訊號電流及頻率平方的影響。
對 500 MHz 電路而言,即使只略微縮小迴路面積,也能大幅降低 EMI。最有效的方法是使用完整且連續的接地平面,並將其直接配置於訊號層旁。
避免不規則外形
PCB 的實體外形會影響其電磁特性。精巧的矩形外形優於不規則設計,因為不規則外形會迫使訊號繞行,增加寄生電感。在高頻應用中,長度超過波長十分之一的走線就必須視為傳輸線。
對 1 GHz 訊號而言,在 FR-4 上的十分之一波長約為 1.4 cm。採用精巧佈局時應盡量縮短走線,並避免電路板邊緣出現尖角,因為尖角會成為電場強度較高的位置。建議使用半徑至少 1 mm 的圓角。
控制走線長度與佈線路徑
高速訊號必須採用最短且最直接的路徑。走線每增加 1 mm 都會增加寄生電感,並依下列公式產生電壓尖峰:
$V = L \cdot \frac{dI}{dt}$
時脈等關鍵訊號應配置於內層,並在接地平面之間採用帶狀線結構。相較於外層微帶線走線,這種配置能更有效限制電磁場。走線與板邊應至少保持 20 mil 間距,以避免邊緣電場向外擴散。
EMI PCB 佈局設計:元件配置策略
元件配置比走線更為重要,因為它會先決定初始電流迴路及實體間距。若元件配置不當,即使採用巧妙的走線方式,也無法完全解決由此產生的 PCB EMI 問題。
依訊號流程將元件分組
將電路板劃分為電源、類比、數位及射頻等功能區域。在各區域內將相關元件集中配置,可縮短走線長度並限制干擾範圍。
高速連接器應靠近負責處理訊號的晶片,以縮短訊號暴露路徑。I/O 電路應配置在板邊,形成清楚的邊界,避免雜訊進入線束。
分隔類比與數位電路區域
將數位電路與敏感的類比路徑實體隔離,避免切換雜訊耦合。在複雜設計中,可使用僅於單點連接的獨立接地平面,防止共用回流路徑。
訊號必須跨越不同區域時,切勿讓走線跨過接地平面的分割處。這會迫使回流電流繞行並形成迴路天線。應讓訊號從銅箔橋接區上方通過,以確保回流路徑受到控制。
讓雜訊源遠離敏感電路
穩壓器及變壓器等高電壓或切換元件,應遠離敏感感測器,避免造成干擾。
高頻雜訊源與敏感電路之間應盡量保持 1~2 英吋的距離。在高密度佈局中,可透過專業元件配置最佳化,在散熱需求與降低電氣雜訊之間取得平衡。
策略性元件配置是可靠電路板的基礎。面對高複雜度設計時,可考慮採用專業 PCB 佈局服務,協助驗證設計是否符合各項 EMI 要求。
低雜訊 PCB 佈局的走線技巧
有效的走線會實現元件配置階段所規劃的電流迴路。高速訊號需要一致的阻抗,以及連續且低電感的回流路徑,才能避免干擾。EMI PCB 佈局應採用以下走線方式:
維持連續的回流電流路徑
在高頻環境中,電流會沿著電感最低的路徑,直接從訊號走線下方回流。參考平面上的任何不連續處,例如分割或間隙,都會迫使電流繞行,進而增加迴路面積及輻射。
訊號換層時,應在訊號導通孔附近配置縫合導通孔,以連接不同參考平面。這可為回流電流提供垂直路徑、限制電磁場,並防止共模輻射。
採用適當走線間距以降低串擾
增加平行走線之間的距離可以控制串擾。遵循「3W 規則」,讓走線間距達到線寬的 3 倍,最多可降低約 70% 的電磁耦合。
時脈等敏感線路可採用 4W 或 5W 間距。在高密度佈局中,可於關鍵訊號之間配置接地防護走線,以吸收電場並提供隔離。
謹慎配置高速訊號走線
差動訊號可透過抵銷遠場輻射提升抗雜訊能力,但差動對必須精確等長。任何時間偏移都會將差動訊號轉換為共模雜訊,造成輻射及訊號損失。
高速線路應盡量減少導通孔數量,以降低導通孔電感。必須使用導通孔時,應讓其阻抗與走線相符,並使用盲孔或埋孔消除殘段;這些殘段在高頻下可能成為共振天線。
EMI PCB 設計中的接地與電源策略
電源配送網路(PDN)是 EMI 控制的基礎。穩定的 PDN 能提供一致的能量儲備,避免產生電源相關雜訊及系統不穩定。EMI PCB 設計可採用以下策略:
使用完整接地平面降低雜訊
連續接地平面是管理 EMI 最有效的工具。它能提供低阻抗參考,並限制電磁場。在頻率高於 1 MHz 時,單點接地不再有效,應改用連接至完整平面的多點接地策略。
在多層板疊構中,接地平面應盡可能靠近訊號層。較薄的介電層能更有效限制電磁場。標準四層板疊構為「訊號-接地-電源-訊號」,讓每個訊號層都有相鄰的參考平面。
最佳化電源分配以降低雜訊
在寬廣頻率範圍內維持較低的 PDN 阻抗至關重要。阻抗過高會在電路抽取電流時造成電壓波動。
若要降低阻抗,電源平面與接地平面應盡可能靠近,間距最好小於 10 mil。這可提供最大的平面間電容,產生離散電容難以比擬的高頻去耦效果。
正確配置去耦電容
去耦電容可作為本地能量儲備,抑制電源軌雜訊。將去耦電容盡可能靠近 IC 電源接腳,可降低電流迴路與 IC 電源接腳之間的寄生電感。
配置多顆不同容值的電容,可以涵蓋更寬的頻率範圍;小容量電容負責高頻暫態,大容量電容則維持低頻穩定性。但必須留意反共振;不同容值的電容並聯時,可能產生高阻抗峰值。
降低 PCB 佈局 EMI 的進階方法
對要求嚴格的應用而言,基本策略可能仍不足夠。屏蔽及轉換率控制等進階技術,可提供額外的抑制效果。
採用屏蔽及濾波方法
屏蔽是使用導電材料阻擋電磁波。PCB 層級的屏蔽通常會在雜訊源上方焊接金屬屏蔽罩。若要使屏蔽有效,開孔尺寸必須夠小,通常應遵循「$\lambda/20$ 規則」,也就是任何開口的最長尺寸都必須小於波長的二十分之一。
濾波器可去除訊號線及電源線上的不必要雜訊,其中鐵氧體磁珠與共模扼流圈十分重要。它們能在 I/O 連接埠提供傳導 EMI 濾波。共模扼流圈適合 USB 等差動資料線,可阻擋雜訊,而不使高速訊號失真。
控制電源電路的切換行為
切換式電源供應器是常見的 EMI 來源,因為其 dV/dt 與 dI/dt 數值較高。進階方法之一是控制功率電晶體的閘極驅動。提高閘極電阻可減緩切換邊緣,降低導致輻射發射的高頻諧波,但切換速度降低也會增加功率損耗。
若要取得平衡,可使用 RC 緩衝電路。將其跨接於功率開關兩端,可吸收寄生電感中的能量並抑制高頻振鈴。緩衝電路能有效處理寄生共振,而不必減緩整個切換過程。
結論:如何透過 PCB 佈局降低雜訊與 EMI
低 EMI 設計是一項全面性的架構要求,需要佈局結構、元件配置及電源管理相互配合。設計人員應將 PCB 視為電磁波導系統。
遵循上述原則,就能讓電路本身具有較低雜訊及較強抗干擾能力。成功的關鍵是採取診斷式思維並遵循專業最佳實務,精確管理無形的電磁場,確保系統可靠運作。
立即為下一個專案進行最佳化。面對複雜設計時,可尋求專業服務,確保 PCB 佈局符合最高技術標準。
透過 PCB 佈局降低雜訊與 EMI 的常見問題
問:雙層板沒有完整接地平面時,該如何管理 EMI?
雙層板的 EMI 控制較為困難,主要策略是讓每條訊號走線都緊鄰其回流走線,以縮小迴路面積。
問:每一組差動對都應使用共模扼流圈嗎?
不一定。纜線離開機殼,或電路板未通過輻射測試時才需要使用。對板內差動對而言,匹配良好的佈局通常已足夠。
問:切換式穩壓器為什麼無法通過 30 MHz 以上的測試?
這通常是由佈局中的寄生電容所造成,使雜訊能夠繞過電感器或共模扼流圈。
問:高速走線應與板邊保持多遠的距離?
高速走線與板邊之間至少應保持一個介電層厚度,以避免邊緣電場向外擴散。「20H 規則」是業界常用標準。
問:縫合導通孔真的能降低輻射雜訊嗎?
可以。縫合導通孔會為回流電流建立垂直路徑,避免共模雜訊在整片電路板上擴散。
持續學習
CAN 匯流排 PCB 佈局指南:打造可靠穩定的通訊網路
重點摘要 將 CANH 與 CANL 佈設為 120 Ω 差分對,並根據實際 PCB 疊層結構計算走線寬度及間距。 依照訊號路徑安排元件:匯流排連接器、120 Ω 終端電阻、收發器、CAN 控制器。若使用環境雜訊較大,請預留 TVS/ESD 二極體及共模扼流圈的封裝位置。 只在匯流排實體兩端的節點啟用終端匹配,並透過跳線控制 120 Ω 電阻的接入或斷開,讓同一塊電路板既可用於匯流排末端,也可用於中間節點。 將板上的支線長度盡可能縮至零,並確保差分對等長且全程維持固定間距。 切勿讓差分對跨越平面分割區。保持接地平面完整,是成本最低的 EMC 改善方式。 CAN 匯流排佈局速查數值 以下是大多數CAN 佈局檢查時會優先確認的數值。 參數 數值 差分阻抗 120 Ω(ISO 11898-2) 終端匹配 僅在實體兩端節點配置 120 Ω 電阻,並透過跳線切換 分裂式終端匹配(可選方案) 兩個 60 Ω 電阻串聯,中點透過約 4.7 nF 電容連接至 GND 傳統 CAN 支線長度限制 < 約 0.3 m(1 Mbps) CAN FD 支線長度限制 須短於傳統 CAN;沒有固定的標準數值,應盡可能縮短 不......
PCB 佈局設計服務如何提升電路板效能?
有一個常見迷思會讓硬體團隊付出成本:只要原理圖正確,電路板就一定能正常工作。事實上,原理圖只能帶你走到一半。真正讓產品穩定運作的,是實際的 PCB 佈局。 PCB 佈局會將電路圖轉化為可製造、可交付的實體產品。它同時控制訊號完整性、熱行為、EMI 以及組裝良率。隨著設計速度與密度不斷提升,PCB 佈局本身已成為一門獨立的專業。 但並非每個工程團隊都能承擔這些工作。隨著設計越來越複雜,團隊往往難以同時滿足時程與技術要求。這也是 PCB layout design services 成為工程團隊常用資源的原因。 JLCPCB 出色的 PCB 佈局服務 正是為此而生。我們多年累積的經驗與成熟的設計軟體,正是品質的有力證明。 為什麼良好的電路板佈局很重要? PCB 佈局是電路設計的實體實現,包括元件放置、走線路由與層疊結構設計。雖然原理圖定義了邏輯關係,但佈局決定了訊號與電源在板上的實際路徑,也決定了整體電路板功能是否可靠。 它是理論設計與高性能、可製造產品之間不可或缺的橋樑。 不良佈局實際上會是什麼樣子? 不良設計很少會以非常明顯的方式立即失效。更常見的是,它會隨機失效:電路板在工作台測試時正常,但在初......
PCB 設計規則與指南:完整的最佳實務指南
優秀的線路圖只是個想法。要將其轉化為真正可運作的產品,您需要遵循一套健全的印刷電路板設計規則。忽略這些規則會導致昂貴的重製、訊號完整性 (SI) 失效,以及實際上無法製造的電路板。 本指南是整個設計流程的技術資源。我們將涵蓋每位工程師與愛好者成功設計所必須了解的線路圖、佈局與製造基本規則。 什麼是 PCB 設計規則 PCB 設計規則是您電路板的「物理定律」。它們是一組約束,定義了從走線寬度到元件間距的所有內容。 這些強制性規則正是您的製板廠(例如 JLCPCB)用於製造與組裝您電路板的依據。忽略它們是專案延遲與製造停線的首要原因。 這些規則分為三大類: 1. 線路圖規則:確保您的設計在佈局之前邏輯與電性正確。 2. 佈局規則:將線路圖轉譯為實體佈局並正確運作。 3. 製造規則 (DFM/DFA):確保您設計的電路板實際上可製造。 完美交接的線路圖設計規則 如果沒有乾淨的線路圖/佈局,就不可能產生高品質的佈局。它本質上是您的藍圖,這裡的錯誤將在後續放大。 關鍵線路圖實務:清晰與驗證 ● 依功能分組電路:使用階層式圖紙(例如電源供應器、MCU 核心、RF 區)。這將使佈局過程變得極為容易。 ● 維持清......
PCB 佈局降低雜訊與 EMI 完整指南
重點摘要 EMI 來源:EMI 源自結構與佈局缺陷。回流路徑不良、參考平面中斷及迴路面積過大,都會形成天線結構並輻射不必要的能量。 迴路面積至關重要:在訊號層旁配置完整接地平面,以縮小電流迴路面積,是降低 EMI 最有效的單一方法。 元件配置決定雜訊:元件配置會在走線前先決定電流迴路。應依電源、類比、數位及射頻功能分區,隔離類比與數位電路,並讓雜訊源遠離敏感電路。 接地與電源完整性:連續接地平面、電源與接地層間距緊密且經過最佳化的電源配送網路(PDN),以及位置正確的去耦電容,是低雜訊設計的基礎。 進階抑制方法:對要求嚴格的應用,可使用屏蔽(λ/20 開孔規則)、濾波器(鐵氧體磁珠、共模扼流圈),以及搭配 RC 緩衝電路的閘極驅動控制,進一步抑制 EMI。 電子設計經常是一場對抗無形力量的戰鬥。即使電路圖完美無缺,電路板的實體實作仍可能引入複雜的電磁干擾(EMI)。 在專業製造領域中,EMI 是原因,雜訊則是結果。EMI 是不必要能量的傳播,雜訊則是這些能量造成的訊號失真或時序抖動。多數系統雜訊都源自設計初期的不當佈局決策,因此 PCB 佈局是抵禦 EMI 的第一道防線。 這也說明了瞭解如何透過 ......
多層 PCB 疊構與佈局設計最佳實務
重點摘要 疊構是設計基礎:各層排列方式會決定訊號完整性、阻抗控制及 EMI 表現,因此必須在繪製第一條走線前完成規劃。 對稱且具有充足參考平面的設計可避免失效:採用平衡疊構,讓每個訊號層都鄰接接地平面,可避免板彎翹、確保回流路徑連續並降低串音。 DFM 規則可確保可製造性:孔深寬比、孔環、材料選擇及對稱鋪銅,都是大量生產可靠電路板的關鍵。 現代電子產品要求高度功能密度及極高資料傳輸速率。這項發展已讓印刷電路板從被動載體轉變為複雜系統中的重要元件。 在高效能環境中,電磁物理會決定各方面的表現。對於採用快速切換邏輯或 RF 元件的系統,多層 PCB 設計已不再是選擇,而是必要條件。 設計能否成功,取決於銅層與介電層的實體排列,也就是會控制訊號完整性及電源穩定性的疊構。 多層 PCB 設計的常見挑戰:複雜設計為什麼會失效? 多層 PCB 設計架構會引入簡單電路板不會遇到的失效模式。這些失效很少單獨發生,通常是多個相互關聯的設計問題共同造成。 訊號完整性與串音問題 頻率達到 GHz 等級時,走線會表現為傳輸線。相鄰走線之間發生電磁耦合時便會產生串音,受干擾走線會從鄰近的干擾源走線感應到電壓或電流。 繞線密......
PCB 設計與佈局有何不同?
PCB 設計與佈局的核心流程 將一個概念轉化為可製造的電路板,是一個細緻且嚴謹的流程。本節將拆解其中的基礎階段,說明如何銜接邏輯設計與實體實作之間的落差。 原理圖繪製與電路設計流程 整個生命週期從原理圖繪製開始,由電機工程師使用標準化符號定義電路邏輯。此階段的目標是確保電氣連接正確:包含定義網路名稱、指定元件數值,讓裝置能實現預期功能。 元件選型與資料庫準備 開發成功的關鍵,在於選擇合適的元件並建立正確的元件資料庫。這不僅包括確認電氣規格,也包括確保每個元件都有經過驗證的原理圖符號,以及與實體封裝相符的準確 PCB 封裝。 PCB 佈局規劃與電路板疊構設計 在開始走線之前,必須先透過疊構設計定義電路板的實體架構。這包括選擇層數與要使用的介電材料,以提供所需的訊號隔離與電源分配能力。 元件擺放最佳化策略 擺放階段可能是整個佈局流程中最具影響力的一步。工程師會仔細擺放元件,以縮短訊號路徑、降低熱點,並隔離敏感類比訊號與雜訊較高的數位邏輯。 走線與訊號完整性考量 走線是根據 netlist,使用銅箔走線連接元件焊墊的過程。對於高速訊號而言,這需要深入理解訊號完整性,包括等長匹配、走線規劃、差動對走線,以......