高速乙太網路PHY層PCB佈局實務:RMII/RGMII時序、差分走線與變壓器隔離設計
1 分鐘
- 一、MAC與PHY之間的數位介面:RMII與RGMII的時序約束
- 二、MDI差分對走線:阻抗控制與回流路徑
- 三、網路變壓器與RJ45佈局:隔離與防護的關鍵
- 結語
乙太網路在嵌入式設備、工業IoT和伺服器平台上幾乎是標配介面。從10/100Mbps到Gigabit,速率提升的同時,實體層的設計約束也跟著變嚴。實際除錯中最頭疼的一類問題是:常溫短線纜下一切正常,到了高溫機房、長距離佈線或者電磁環境複雜的現場,就開始隨機掉包、鏈路反覆up/down,甚至完全連不上。這類問題多數不是協定堆疊或驅動的鍋,而是PCB實體層佈局留下的隱患。
以下從MAC-PHY數位介面時序、MDI差分走線、網路變壓器與RJ45隔離佈局三個層面,整理Gigabit乙太網路PHY電路的佈局要點。
一、MAC與PHY之間的數位介面:RMII與RGMII的時序約束
MAC和PHY之間的數位介面,隨速率不同分為RMII(100Mbps)和RGMII(1Gbps)。速率越高,對走線等長和時序裕度的要求越苛刻。
RMII介面佈局要點
RMII把傳統MII的信號線數精簡,用50MHz參考時脈實現100Mbps雙向傳輸。50MHz的Ref_Clk是整個介面的時序基準,這條走線要當高頻信號對待:儘量短、少打過孔,下方保持完整地平面,不能跨電源分割縫。Ref_Clk如果走線過長或跨越平面縫隙,時脈邊沿會劣化,伴隨而來的就是建立/保持時間違規。
數據信號與時脈之間的相對長度差,一般要求控制在50mil以內,具體看PHY原廠的layout guideline。RMII速率不算特別高,多數情況下不需要刻意繞蛇形線,但信號組內不要出現明顯的長短差。
RGMII介面佈局要點
到了1Gbps的RGMII,情況完全不同。RGMII採用DDR雙倍資料速率,125MHz時脈的上下升沿都採樣數據,時序窗口被砍半,對skew的容忍度非常有限。
RGMII佈局最核心的就是等長匹配。TX_CLK、TX_CTL、TXD[3:0]以及對應的RX端信號,同一組內的長度差通常要求控制在±20mil以內,要求嚴的晶片規範會到±5mil。等長匹配的目的是消除飛行時間差,保證所有信號在採樣窗口內同時穩定。
現代RGMII PHY大多支援內部延遲補償(RXDLY/TXDLY),通過暫存器配置可以在晶片內部插入時脈延遲。如果確認晶片已開啟內部延遲,PCB走線可以適度放寬,不需要人為繞大量蛇形線;但如果晶片不支援內部延遲,就必須靠PCB走線長度來補償時脈與數據之間的相位差,這時候繞線就不可避免。繞蛇形線時要注意波幅間距至少3倍線寬,避免緊密耦合造成額外的串擾。
二、MDI差分對走線:阻抗控制與回流路徑
過了PHY晶片之後,信號進入MDI(Medium Dependent Interface),也就是連接網路變壓器的差分對。這一段是整個乙太網路電路裡最敏感的類比區域。
差分阻抗100Ω
MDI差分對(TX±、RX±)的差分特性阻抗必須嚴格控制在100Ω,容差一般±10%。線寬和線距要依據實際疊層、板材Dk值,用阻抗計算工具或場求解器算出來,不能直接套經驗值。走線全程保持緊耦合,間距一致,不要中途突然分開又合攏。
有一個常見的錯誤是在差分對中間加測試點。測試點焊盤帶來的容性負載會造成阻抗不連續,引發反射。如果必須加測試點,應該放在差分對的兩側,而不是插在P/N線中間。
參考平面與隔離
差分走線正下方必須有連續完整的地平面。地平面一旦出現縫隙或分割,回流路徑被迫繞行,環路面積變大,EMI會明顯惡化,同時訊號完整性也受影響。
MDI走線與其他數位信號之間至少保持3W以上的淨間距,周圍多打接地過孔做縫合。如果板上空間允許,在MDI差分對兩側加包地保護線,並沿線每隔一段距離打接地過孔,可以進一步降低外界干擾耦合。
圖1. 差分對佈線
三、網路變壓器與RJ45佈局:隔離與防護的關鍵
網路變壓器(Magnetics)和RJ45的擺放位置,直接決定系統能不能通過EMC和安規測試,包括雷擊浪涌和高壓隔離。
變壓器儘量靠近RJ45
網路變壓器要儘量貼近RJ45連接器。從變壓器到RJ45針腳的走線越短越好,建議控制在0.5英寸以內。這段走線在變壓器的線纜側,完全暴露在外部,容易輻射或拾取雜訊,絕對不能和其他高速信號平行靠近。
PHY到變壓器的MDI差分走線可以適當拉長(幾公分範圍內),但要確保阻抗連續和包地保護。實務上的佈局優先級是:先把變壓器和RJ45的位置定好,再從PHY拉MDI線過去,而不是反過來。
變壓器下方挖空與隔離槽
這是乙太網路佈局中最容易出錯的一環。為了阻斷系統內部共模雜訊竄到線纜側,同時防止ESD通過線纜侵入主板,需要在變壓器的線纜側(Line Side)和PHY側(Chip Side)之間做地平面分割。
變壓器正下方的所有層(包括內層和外層)都要全面挖空,不能有任何銅箔、走線或鋪地。這道隔離槽的寬度通常要求大於2.0mm,具體看變壓器規格書的建議。
隔離槽上通常會跨接一到兩顆高壓陶瓷電容(耐壓2kV以上,容值1000pF或2200pF),把變壓器線纜側的中心抽頭或屏蔽層連接到系統地,用來洩放累積的高頻共模雜訊。這顆電容的擺放要緊貼隔離槽,過孔直接打在焊盤旁邊。
整合型RJ45與外置變壓器
現在很多設計傾向用內建變壓器的RJ45連接器(MagJack),把最敏感的變壓器封裝在連接器內部,大幅縮短佈線長度,也節省板面空間。但這種方案對機構高度和金屬外殼接地處理要求更高。
RJ45的金屬屏蔽外殼要通過多點過孔連接到機箱地(Chassis Ground),並在連接處配置並聯RC網路(例如1MΩ電阻並聯10nF高壓電容),讓靜電和共模雜訊有洩放路徑,同時避免直接灌入數位邏輯地。
圖2. 物理隔離佈局
結語
乙太網路PHY層的PCB設計,涵蓋了數位時序、高頻差分走線和電磁隔離多個領域。從RMII/RGMII的等長匹配,到MDI差分對100Ω阻抗控制,再到變壓器隔離槽與RJ45接地,每個環節都有具體的工程約束。原理圖畫對只是第一步,把這些佈局細節落實到PCB上,才能在高溫、長線纜和強干擾環境下保持鏈路穩定,減少後期反覆改板除錯的成本。
持續學習
高速 PCB 佈局指南:實現可靠的訊號控制
重點摘要 1. 高速不等於單純高頻——高速由訊號邊緣速率及走線電氣長度界定。應將走線視為具受控阻抗的傳輸線,而非普通導線。 2. 元件佈局是電氣設計決策——將驅動器/接收器集中、以對稱方式匹配差分對,並讓去耦電容緊貼電源引腳,這些做法會直接影響訊號完整性。 3. 連續接地平面不可妥協——切勿讓高速走線跨越分割平面;使用縫合過孔維持回流路徑連續性,並減少迴路面積。 4. 寄生效應無可避免,應及早管理——走線幾何形狀及過孔產生的寄生電容與寄生電感會削弱邊緣並造成振鈴;應在設計初期定義約束條件及疊層結構,而不是佈局完成後才處理。 圖1. 顯示高速佈局中已裝配 SMD 電容及電阻的 PCB 宏觀視圖。 高速 PCB 走線是指訊號行為遵循傳輸線理論的佈局設計。高速 PCB 佈局會將走線視為受控阻抗路徑,而非普通導體。在高速 PCB 設計中,訊號完整性、電源完整性及電磁效應會指導走線決策。 傳統 PCB 走線主要着重元件之間的電氣連接。高速 PCB 佈局則着重波形保持、時序準確度及雜訊控制。訊號邊緣會以電磁波形式沿走線傳播,從而產生反射及串擾。佈局決策會決定多層疊層及複雜走線環境中的阻抗連續性、回流路徑穩定性......
HDMI PCB 接腳配置:Type A、Type C 與 Type D 完整指南
重點摘要 HDMI Type A、Type C 及 Type D 連接器均有 19 個接腳,但各類連接器的接腳配置並不相同。 HDMI 母座從不同方向觀看時,接腳排列會呈現左右相反的順序。因此,選擇封裝時必須確認正確的檢視方向。 TMDS 差分對位於 1 至 12 號接腳,構成重要的高速視訊及音訊通道。 完善的原理圖與可靠的高速佈局,應從所用連接器的正確接腳對照表開始。 前言 硬體工程師在 PCB 上安裝 HDMI 連接器時,最棘手的問題之一,就是原理圖中只要有一組差分對接反,便可能導致視訊連線異常,甚至需要花費大量時間與成本重新打樣。由於設計人員可能將左右接腳排列顛倒,實際製作時很容易出現鏡像錯誤。因此,在設計初期正確確認 HDMI PCB 接腳配置至關重要。本指南主要面向 PCB 設計人員及硬體工程師,不會從一般消費者角度討論家庭劇院的組裝流程。 本指南介紹 HDMI 介面的訊號功能,並提供 Type A、Type C 及 Type D 連接器的接腳配置表與示意圖,同時說明如何將基本接腳表轉化為可運作的原理圖,涵蓋上拉電阻、電平轉換及 ESD 靜電放電保護等設計。最後亦整理高速電路板的重要設計......
HDMI PCB 佈局指南:阻抗控制與等長匹配
重點整理 四組 TMDS 差分對應以 100 Ω 差分阻抗佈線,並確保經過導通孔、焊盤及連接器時仍維持此阻抗。 先匹配每組差分對中的 P、N 走線長度,再依照晶片供應商的限制,匹配各組差分對之間的長度。 整條訊號路徑下方都應保持完整的參考平面,切勿跨越平面分割區。 盡可能將 ESD 靜電放電保護元件放在連接器旁,讓突波電流能及早導流。 先確認訊號傳輸類型。TMDS 的匹配規則不適用於 HDMI 2.1 FRL。 前言 電路板在低解析度下可以正常顯示畫面,但切換至 1080p 或 4K 時,卻可能出現影像中斷或眼圖測試失敗。原理圖符合參考設計,元件也沒有選錯,最常見的原因其實是佈線:HDMI 走線被當作一般訊號處理,沒有遵循晶片供應商提供的 HDMI PCB 佈局指南。 本文聚焦於 HDMI 佈線,而非引腳配置。本文假設原理圖及引腳分配已經完成,因此不會提供引腳對照表。 以下章節將介紹訊號優先順序、阻抗、偏斜與等長匹配、疊層結構、ESD 元件配置,以及 HDMI 2.1 的設計差異。所有數值均來自 Texas Instruments(TI)、Analog Devices(ADI)或 STMicroe......
PCB 設計中的串擾:成因、類型及降低方法
重點摘要 串擾由邊沿開始:變化中的干擾源電壓及電流會產生電場和磁場,將能量耦合到鄰近的受擾線。 邊沿速率比單獨的時鐘頻率更重要。即使是速率一般的匯流排,只要 I/O 邊沿足夠快,也可能產生嚴重耦合問題。 增加間距,以及縮小訊號至參考平面的距離,通常可帶來最乾淨的佈局改善,但最終結果取決於完整的 PCB 橫截面。 NEXT 與 FEXT 的變化方式並不相同。經過足夠的耦合延遲後,NEXT 會達到由幾何形狀決定的平台;FEXT 除了取決於耦合長度,還取決於模態速度不匹配。 請將 3W、5W、3H 及按波長設定的過孔間距視為起始經驗法則。關鍵網絡應使用場求解器、耦合傳輸線模型或實際測量進行驗證。 引言 記憶體介面可能通過短時間的工作台測試,卻在滿載流量、溫度或電壓極限下間歇性失效。邏輯本身正確,但某條數據線從鄰近線路接收到足以侵蝕接收器裕量的噪聲。這就是 PCB 設計中的典型串擾問題:電路板幾何形狀已經成為電路的一部分。 密集數碼電路板很容易出現串擾,因為相鄰導體共用電場和磁場。更快的 I/O 邊沿會增加耦合瞬態,即使時鐘或數據重複率看似不高。走線間距、平行長度、驅動器阻抗、端接、參考平面及層疊結構,都......
PCB 設計中的過孔縫合:完整指南
重點摘要 過孔縫合利用重複排列的鍍通孔,將不同層的同網絡銅箔(最常見是接地)連接,降低區域之間的高頻阻抗。 在訊號換層位置旁放置接地過孔,可為回流電流提供短而就近的路徑,並有助限制過孔周圍的電場。 沿電路板邊緣及射頻腔體設置過孔圍欄可抑制邊緣輻射,但隔離效果取決於幾何尺寸與頻率,沒有通用的 dB 數值。 保守起點是把縫合間距維持在板內波長的二十分之一或更小,再按高要求射頻及 EMC 結構進一步收窄。 縫合可配合完整的疊層設計及機械屏蔽,但不能取代兩者。 引言 原型板從實驗室取回後,工作台上測試一切正常,卻未能通過輻射發射測試;又或者高速走線經單一過孔換層後,眼圖在沒有明顯原因下閉合;亦可能是一大片只在一點連接的整齊地平面,在幾百 MHz 以上竟處處呈現不同電壓。這些都是參考結構問題。過孔縫合正是處理這些問題的佈局技術:以鍍通孔排列成行或網格,把不同層的同網絡銅區連接,讓高頻電流看到一塊連續金屬,而不是數塊鬆散相連的金屬。 縫合使用標準鍍通孔,不需額外元件,成本低廉,但只有在物理條件配合時才有效。本指南說明縫合過孔對接地及回流路徑的實際作用、它在哪些情況下有助 EMI、間距需要多緊,以及如何高效放置......
DDR5 PCB 佈局指南:設計規則與最佳實務
重點摘要 DDR5 對佈局要求更高:1.1V 電源軌及最高 8800 MT/s 的資料速率,令容錯空間遠低於 DDR4。 DQ/CA 單端訊號通常以約 40–45 Ω 為目標,CLK/DQS 差分訊號約 80 Ω;確切數值應依照供應商指南,並在每個過孔及連接器位置維持一致。 每個位元組通道內的 DQ 與 DQS 長度應控制在約 5 mil 以內,DDR5 訊號絕不可跨越參考平面的間隙。 應預先規劃 8 至 12 層,讓每個訊號層旁都有專用接地參考層,而不是開始佈線後才補救。 DIMM 內置 PMIC 將部分電源完整性工作移至記憶體模組,但主機板 PDN 仍需要自己的阻抗預算。 引言 DDR5 設計可能通過模擬,出貨後卻間歇性失效。原理圖看不出問題,零件選擇正確,針腳也符合資料表,但電路板仍無法在全速下保持穩定鏈路。 這通常是佈局問題,而不是元件問題。DDR5 在最初的 JEDEC 版本中已將資料速率提升至 6400 MT/s,後來更擴展至 8800 MT/s。(JEDEC:JEDEC 更新 JESD79-5C DDR5 SDRAM 標準)同時,核心電壓由 DDR4 的 1.2V 降至 1.1V。更......