為什麼選擇正確的 Tg 值能打造更可靠的 PCB
2 分鐘
- 了解 PCB 材料中的 Tg 值
- Tg 值如何影響 PCB 性能與可靠性
- 如何為您的應用選擇最佳 Tg 值
- 高 Tg 值 PCB 的製造考量
- JLCPCB 在高 Tg 值 PCB 生產上的專業能力
- PCB Tg 值常見問題
- 結論
重點摘要
- Tg 是 PCB 可靠性的關鍵——它決定材料在受熱時何時開始失去剛性。
- 車用、工業或多層板應選擇高 Tg(≥170°C)材料,以降低膨脹應力與分層風險。
- 標準 Tg(130–140°C)足以應付低功率消費性電子產品。
- 較高 Tg 可提供更好的熱穩定性,尤其適用於無鉛焊接與熱循環環境。
- 選對 Tg = 更少失效與更低長期成本。
您是否曾經疑惑,為什麼兩片看似使用「相同」FR4 製成的電路板,在溫度升高後表現卻可能完全不同?很多時候,關鍵就在資料表中那個安靜出現的數字:Tg 值。這是一項初學者常忽略、但有經驗工程師絕不會輕視的規格。您的 PCB 通常不會在室溫下失效;它會在回焊過程中、車內炎熱夏日午後,或工業驅動器經歷 1,000 次電源循環後出問題。

在這些情況中,基材的玻璃轉移溫度會默默決定電路板能否存活,或是否會破裂。今天,我們將深入說明 Tg 值的意義、如何量測,以及如何為您的應用選擇正確的 Tg。我們也會從製造角度來看這件事,因為選擇高 Tg 是一回事,是否能正確製造又是另一回事。
了解 PCB 材料中的 Tg 值
Tg 值代表什麼?如何量測?
那麼,在 PCB 領域中 Tg 值到底是什麼?玻璃轉移溫度(Tg)是指層壓板中的樹脂,從堅硬的玻璃態轉變為柔軟橡膠態的溫度。在低於 Tg 的溫度下,電路板會像堅硬且穩定的固體一樣運作。當溫度高於 Tg 時,樹脂會變軟,膨脹量增加,並暫時失去大部分機械強度。重點是「轉移」,不是「破壞」。若要讓 Tg 狀態反轉,只要將電路板冷卻下來,樹脂就會再次回到玻璃態,大多數特性也會維持完整。這與分解溫度(Td)不同;Td 指的是材料因化學分解而損失 5% 質量時的溫度。Tg 通常依照 IPC-TM-650,以三種標準熱分析技術測定:

- DSC(Differential Scanning Calorimetry,差示掃描量熱法):偵測樹脂轉變時發生的熱容量變化。
- TMA(Thermomechanical Analysis,熱機械分析):量測 Z 軸尺寸膨脹突然加速的溫度點。
- DMA(Dynamic Mechanical Analysis,動態機械分析):量測樹脂軟化時機械剛性下降的情況。
同一種層壓材料的 Tg,可能會因測試方法不同而略有差異,因為每種方法量測的是稍微不同的物理變化。在直接比較兩種材料之前,務必先確認資料表使用的是哪一種測試方法。
標準 Tg 材料與高 Tg 材料的差異

並不是所有 FR4 都相同,而區分等級最簡單的方法,就是看它們的 Tg 值。層壓板通常會依玻璃轉移溫度(Tg)分為三類。高 Tg PCB 通常是指使用 Tg 達 170 °C 或更高層壓材料製成的 PCB。除了整體 Tg 數值較高外,高 Tg 樹脂通常也能提供較低的熱膨脹係數(CTE)、更好的耐濕性,以及更強的化學與機械耐熱能力。重點是:您購買的是裕度;工作溫度距離 Tg 越遠,電路板就越穩定、越可靠。
Tg 值如何影響 PCB 性能與可靠性
對熱穩定性與尺寸變化的影響
各類PCB 材料都會因受熱而膨脹。FR4 在低於 Tg 時,會以較低且可預測的速率膨脹。真正的問題發生在高於 Tg 之後,因為 Z 軸 CTE 可能突然增加 3 倍或更多。Z 軸膨脹才是真正的可靠性敵人。層壓板會沿厚度方向膨脹,並拉扯電鍍通孔與導孔中的銅孔壁。Tg 值越高,材料能維持在穩定、低膨脹區間的溫度範圍就越寬。實務上的好處包括:
- 降低電鍍通孔/導孔所承受的 Z 軸膨脹應力
- 提升細線與高密度設計的尺寸穩定性。
- 降低熱負載下分層與白斑的風險。
- 改善多層板疊構對位穩定性。
在無鉛焊接與高溫環境中的重要性
這正是產業被迫做出選擇的地方。隨著 RoHS 推動無鉛焊接轉換,回焊峰值溫度也從過去共晶 63/37 焊錫約 215 °C,提升到 SAC305 無鉛焊錫常見的 245–260 °C。標準 130 °C FR4 材料會在回焊曲線中有很大一段時間處於 Tg 以上,此時材料較軟,也更容易受到施加在電路板上的機械應力影響。

若是雙面組裝,電路板可能會經歷兩到三次回焊,損傷累積速度會更快。高 Tg 材料能更好地處理這些狀況。它們在更多回焊曲線區段中仍接近剛性狀態,能承受重複加熱造成的分層風險,也能承受實際生產中所需的重工循環。對車用引擎室環境也是如此;LED 照明應用也會長時間暴露在熱環境中,而與 Tg 之間保有舒適的熱裕度,正是多年穩定運作的關鍵。
如何為您的應用選擇最佳 Tg 值
讓 Tg 符合產業需求:消費性、工業、車用
最簡單的選擇方式,是從應用的實際熱環境開始。每個產業都有自己的溫度與可靠性需求,而合適的 Tg 也會隨之決定。
- 消費性電子:玩具、遙控器、簡單 IoT 裝置與低功率消費性電路板,通常功耗低且運作時間較短。一般而言,標準 130–140 °C FR4 已足夠且成本較低。
- 工業與電信:電源供應器、馬達控制器與網路設備會承受連續熱負載,且層數通常較多。常用中高 Tg 材料(150–170 °C)。
- 車用與航太:引擎室模組、電動車電力電子與航電設備需要高 Tg(≥170 °C),並常搭配高 Td 與嚴格 CTE 控制,有時還會要求 Class 3 可靠性。
在性能、成本與製造可行性之間取得平衡
通常高 Tg 層壓板會比一般 FR4 層壓板更昂貴,因此概念是只購買設計真正需要的熱裕度。請將 Tg 選擇視為三個因素之間的平衡:
| 因素 | 偏向標準 Tg | 偏向高 Tg |
|---|---|---|
| 工作溫度 | 低且穩定 | 高溫或循環變化 |
| 層數 | 1–4 層 | 6 層以上、密集導孔 |
| 焊接 | 單次無鉛回焊 | 多次回焊/重工 |
| 可靠性等級 | IPC Class 1–2 | IPC Class 2–3 |
| 預算敏感度 | 預算緊 | 優先考量可靠性 |
請記住,材料成本只是其中一項成本。不要只看電路板價格;一片在現場失效的電路板,其代價通常遠高於層壓材料之間的價差。
高 Tg 值 PCB 的製造考量
製程調整與材料處理最佳實務
較高 Tg 的樹脂更硬,因此需要更謹慎的製程處理。這種提供熱穩定性的高交聯樹脂系統也更剛硬,因此它的鑽孔與壓合行為都不同於標準 FR4。製造商在使用高 Tg 材料時,通常會進行以下關鍵製程調整:

鑽孔:高 Tg 層壓板磨耗較大,因此必須最佳化鑽針進給、轉速與更換頻率,以避免釘頭效應與孔壁粗糙。
壓合:這類樹脂通常需要更高壓合溫度與更長固化週期,才能充分交聯。
除膠渣:耐化學性較高的樹脂需要調整除膠渣流程,以清潔並準備孔壁進行電鍍。
材料儲存:半固化片與芯板需在受控濕度環境中保存,以避免吸濕,否則可能在回焊期間導致分層。
維持一致 Tg 性能的品質控制
資料表上的 Tg 很重要,但如果實際完成的電路板沒有真正達到該性能,就沒有意義。因此,高 Tg 生產中的 QC 測試不只是確認尺寸,也要確認熱性能。優良製造商會在收到供應商材料時,依供應商認證文件檢查層壓板,並執行熱應力測試,例如焊錫浮浸與熱循環,以確認電路板能承受其額定條件。橫切片微切片檢查會確認電鍍通孔完整性,並在受壓後尋找任何分層或孔壁裂紋。這些檢查會與製造流程,以及 IPC-6012 性能標準相連結,讓您知道自己支付的 Tg 值確實反映在成品上。
JLCPCB 在高 Tg 值 PCB 生產上的專業能力
多樣化的認證高 Tg 材料選擇
JLCPCB 提供多種認證層壓板,涵蓋標準、中 Tg 與高 Tg,可精準匹配您的應用需求。無論是用於消費性裝置的高性價比 FR4 130–140 °C,或用於車用與工業電路板的高 Tg FR4 170 °C+,都可透過簡單的即時報價介面選擇。

可靠製造,確保電路板長期穩定
以上所有因素,最終都會反映在下線後穩定的電路板上。透過認證高 Tg 層壓板、一致的製程控制,以及基於 IPC 的品質檢查,JLCPCB 的電路板可承受無鉛回焊、重工,以及現場多年熱循環。當您準備落實這些原則時,有一種簡單方式能製作出 Tg 值真正符合任務需求的電路板。JLCPCB 的材料選擇工具與 DFM 工具可以協助您做到這一點。
PCB Tg 值常見問題
Q:PCB 中的 Tg 值是什麼?為什麼重要?
Tg 值是玻璃轉移溫度,代表 PCB 樹脂從剛性玻璃態轉變為柔軟橡膠態的溫度。它之所以重要,是因為高於 Tg 後,電路板的熱膨脹會急遽加速,對導孔與焊點造成應力;因此較高 Tg 代表更大的可靠性裕度。
Q:Tg 是 PCB 的最高工作溫度嗎?
不是。Tg 是可逆的轉移點,不是破壞溫度或最高額定溫度。電路板在回焊期間可以短暫達到 Tg 而不一定造成永久損傷,但為了長期可靠性,持續工作溫度應明顯低於 Tg。
Q:標準 FR4 與高 Tg PCB 材料有什麼差異?
標準 FR4 的 Tg 約為 130–140 °C,而高 Tg PCB 使用額定 170 °C 或更高的層壓板。高 Tg 材料通常也具有較低熱膨脹、更佳耐濕性,並能更好地承受無鉛回焊。
Q:什麼時候應選擇高 Tg PCB,而不是標準 FR4?
在高溫、高功率或熱循環環境中,例如車用、工業與高密度多層板,應選擇高 Tg。對低功率、低溫運作的消費性電子產品,標準 FR4 通常已足夠且更具成本效益。
結論
設計可靠 PCB 時,選擇正確 Tg 值是最聰明的決策之一。它不只是資料表上的另一個數字,而是電路板能否承受無鉛焊接、熱循環與嚴苛工作環境,而不發生分層、導孔失效或提前崩潰的關鍵。
無論您正在打造消費性裝置,還是任務關鍵型車用與工業電子產品,讓 Tg 需求符合真實世界熱條件,都能確保更好的尺寸穩定性、更堅固的電鍍通孔,以及更長的產品壽命。高 Tg 材料前期成本可能稍高,但能大幅降低現場失效與昂貴重新設計的風險。
在 JLCPCB,我們提供多種認證高 Tg FR4 材料,並結合精密製造流程與嚴格品質控制,讓您能有信心地將設計落實為實體產品。
準備好打造更可靠的電路板了嗎?立即上傳您的設計,並為下一個專案選擇最合適的 Tg 材料。
持續學習
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......