This website requires JavaScript.
優惠券
寄往
部落格

PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?

最初發布於 Nov 05, 2026, 更新於 Nov 05, 2026

3 分鐘

目錄
  • 什麼是 PCB 基材?
  • PCB 基材的核心功能
  • PCB 基材材料介紹
  • 不同應用的 PCB 基材類型
  • 如何選擇合適的 PCB 基材
  • JLCPCB 如何將合適基材轉化為可靠的 PCB
  • PCB 基材常見問題
  • 結論

重點摘要

  • 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。
  • 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。
  • 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。
  • 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。

PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。

層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。

PCB 基材圖 1(4)

圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片

本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如何影響可靠性與電氣性能。接著比較標準 FR-4、高 Tg、軟性及 RF 材料,並說明如何為您的設計選擇合適的基材。

什麼是 PCB 基材?

印刷電路板上的其他部分,不是銅箔,就是覆蓋在銅箔上的塗層。因此,基材必須同時完成兩項工作:

  • 將所有結構固定在正確位置
  • 使各導電層彼此絕緣隔離

PCB 基材是什麼?應用在哪些地方?

PCB 基材是支撐銅箔電路的絕緣基礎材料。在硬板中,它由編織玻璃纖維布與熱固性樹脂固化形成複合材料,並以覆銅層壓板的形式供應。每條走線都位於基材上,因此每增加一個電路層,就會再以另一層基材將其隔開。

實際上,這個名稱涵蓋以下四類產品:

  • 剛性玻纖環氧樹脂層壓板: 由半固化片將已固化的核心板壓合在一起,是幾乎所有電路板的預設選擇。
  • 聚醯亞胺 薄膜: 一種薄而柔軟、可折彎而不易開裂的基材,常用於 FPC 尾端與軟排線。
  • 金屬核心層壓板: 將薄介電層壓合在鋁板或銅板上,以協助散熱。
  • 碳氫化合物陶瓷或 PTFE 層壓板: 適用於數 GHz 以上訊號的低損耗材料。

因此,它們之間的差異主要取決於應用對耐熱、彎折與工作頻率的要求。

基材在 PCB 結構中的作用

覆銅層壓板是已固化的片材,單面或雙面貼合銅箔。蝕刻製程會移除不需要的銅,留下的電路便位於原本就在下方的絕緣材料上。製作多層板時,會將這些已蝕刻的核心板與 半固化片 交替堆疊。半固化片同樣由玻纖布與樹脂組成,但樹脂只完成部分固化,因此在最終硬化前,會先在高溫與壓力下軟化並流動。

因此,完成的四層板是一個連續的材料整體,而不是單純靠膠水黏合的三明治結構。基材還會決定三項日後無法調整的特性:走線與參考平面之間的介電質厚度,亦即阻抗;回焊時電路板在厚度方向的膨脹量;以及樹脂軟化並使銅箔失去附著力的溫度。

PCB 基材的核心功能

基材同時負責三項工作,而這些要求往往互相牽制。良好的絕緣性、剛性與散熱能力,很少能由同一種樹脂系統完全兼顧。

電氣絕緣與訊號性能

絕緣是基材最直接的功能,在低電壓下也相對容易達成。標準 FR-4 等級的體積電阻率超過 10^8 MΩ·cm,因此相鄰網路之間的漏電,幾乎不會成為一般訊號板的主要限制。相比之下,材料儲存電能的方式更重要。

  • 介電常數,記為 Dk,用來描述這種儲能特性,並決定走線阻抗與訊號傳播延遲。標準 FR-4 在 1 MHz 時的 Dk 約為 4.5,到 1 GHz 時則會降至 4 左右的較低數值。
  • 耗散因數,記為 Df,用來決定訊號有多少能量會在樹脂中轉化為熱。FR-4 在 1 GHz 時的 Df 約為 0.011 至 0.018。Rogers RO4350B 是碳氫化合物陶瓷層壓板,在 10 GHz 時的介電常數為 0.0037。這項差異正是 FR-4 上的 5 GHz 天線饋線每英吋會損失零點幾 dB 的原因。

機械支撐與熱管理

材料的剛性主要來自玻璃纖維布,而非樹脂。編織 E-glass 玻纖使標準層壓板沿經紗方向的抗彎強度達到約 500 MPa,因此電路板不會輕易因為較重的連接器或高大的電解電容而彎曲。

玻纖環氧樹脂的熱導率約為 0.3 W/mK,與其說是導熱材料,更接近隔熱材料。因此,幾乎所有的熱擴散工作都由銅平面承擔。這也是照明與電源電路板會改用其他基材的原因。

鋁基層壓板的熱導率約為 0.82 W/m·K,尚不到 FR-4 的三倍,但實測熱阻仍可低至約 0.198 °C/W。原因很簡單:熱量只需穿過約 0.1 mm 厚的材料層,而非 1.6 mm(63 mil)厚的板材。在 鋁基 PCB中,真正的散熱優勢來自大幅縮短的導熱路徑,而不只是金屬本身。

基材特性如何影響 PCB 可靠性

可靠性故障往往比想像中更常源於基材,而非銅箔,並且幾乎總與熱有關。每次回焊都會使電路板超過樹脂的軟化溫度。一旦樹脂軟化,材料的行為便不再符合一般的機械直覺。

PCB 基材圖 1(2)

圖 2:回焊時的 Z 軸膨脹拉伸鍍通孔孔壁

  • Tg(玻璃轉移溫度): Tg 是樹脂由堅硬的玻璃態轉變為較柔軟橡膠態的溫度。低於 Tg 時,電路板厚度方向的熱膨脹係數約為 40–65 ppm/°C;超過 Tg 後,這個數值可能躍升至 200 ppm/°C 以上。
  • Z 軸膨脹: 比較不同層壓板時,一個實用指標是材料在 50 至 260°C 之間的 Z 軸總膨脹量。例如,生益 S1141 的數據為 4.5%,高 Tg 的 S1000-2M 則約為 2.4%。換算至 1.6 mm(63 mil)厚的電路板,膨脹量分別約為 72 µm 與 38 µm。鍍通孔孔壁必須承受這種位移。
  • 水分會帶來另一項問題: 層壓板吸收的水分可能使這些失效情況惡化。加熱時,困在材料中的水分可能變成水蒸氣,將各層撐開。標準層壓板按重量計算的吸水率約為 0.09–0.15%。
特性控制的項目標準 FR-4 的典型數值忽略此項可能造成的問題
Tg(DSC,IPC-TM-650 2.4.25)樹脂開始軟化、膨脹加速的溫度135 至 140°C電路板在整個使用壽命期間都接近軟化點
Td(TGA 失重 5%,2.4.24.6)樹脂開始發生化學分解的溫度310 至 330°C反覆回焊會使樹脂永久劣化
T288(TMA,2.4.24.1)在 288°C 下發生層間剝離之前的時間(分鐘)依材料等級為 2 至 30 分鐘無法為返工或第二次回焊保留足夠裕量
Z 軸膨脹量,50 至 260°C垂直膨脹對鍍通孔孔壁造成的拉伸2.4% 至 4.5%孔壁開裂,以及產品使用時出現間歇性斷路
吸水率(2.6.2.1)回焊時的蒸氣壓力,以及 Dk 漂移0.09% 至 0.15%受潮板材出現分層及起泡
抗 CAF 能力(2.6.25)加電偏壓時,銅沿玻璃纖維束遷移的情況視材料等級而定相鄰鍍通孔之間逐漸形成短路

PCB 基材材料介紹

FR-4 並不是單一材料,而是一種阻燃性與結構分類。因此,兩種層壓板都可以符合 FR-4 規範,但在烘箱中的表現卻完全不同。

FR-4 與其他常見 PCB 基材

FR-4 指的是第 4 類阻燃材料:以編織玻璃纖維補強的熱固性樹脂,且通過 UL94 V-0 燃燒測試。這項定義並未規定 Tg、分解溫度或膨脹量,因此同樣陳列在貨架上的兩種材料,其 Tg 可能相差 40°C。以下列出幾種常見層壓板等級,以及其重要特性與相關 IPC 分類:

層壓板等級IPC-4101 規格表Tg / Td(°C)Z 軸膨脹量,50 至 260°C對電路板的影響
生益 S1141/21140 / 3104.5%傳統 FR-4,不建議用於超過 2 oz 銅厚、HDI 或 12 層板的設計
南亞 NP-140F未聲明135 / 3103.5%標準消費級板材,適合簡單的雙層板設計
建滔 KB-6164/101140 / 3303.5%一般 Tg、低 CTE;T288 超過 15 分鐘,可提供返工裕量
生益 S1000H、KB-6165F/99155 至 157 / 346 至 3482.8%中 Tg 且具抗 CAF 能力,適合無鉛回焊
生益 S1000-2M/126180 / 3552.4%高 Tg、低 CTE,適合較厚及高層數的電路板

高頻、高 Tg 與特殊材料

高 Tg 通常指以 DSC 量測的 Tg 達到 170°C 或以上,但這個溫度本身通常不是選購材料的唯一目的。真正的優勢是較低的膨脹量與更長的耐分層時間。這些特性來自實現高 Tg 所使用的填料及酚醛固化樹脂系統,而 如何選擇 PCB 的 Tg 則介紹了其中的取捨。

高頻層壓板主要解決的是訊號損耗,而非熱問題。Rogers RO4350B 是玻纖強化的碳氫化合物陶瓷材料,在 10 GHz 下的 Dk 為 3.48 ±0.05,Df 為 0.0037,並可使用標準環氧玻纖生產線製造。其熱導率為 0.69 W/mK,約為一般層壓板的兩倍。

PTFE 層壓板可進一步降低損耗,其 Dk 可接近 2.20,Df 則為 0.0009。即使在 Tg 以下,PTFE 層壓板的 Z 軸熱膨脹係數仍可能超過 200 ppm/°C,使其尺寸穩定性較差。因此,PTFE 通常用於專門的 RF 或天線電路板,而不是整個設計的通用基材。

不同應用的 PCB 基材類型

基材系列通常按樹脂化學組成分類,但實際選材更取決於實體形式:電路板需要保持平坦、能夠彎折,還是需要將熱量導出。

剛性 PCB 基材

剛性基材是以固化片材形式供應的玻纖環氧樹脂層壓板,涵蓋絕大多數已製造的電路板。標準成品厚度為 1.6 mm(63 mil)。依層數而定,JLCPCB 可製作厚度介於 0.4 至 4.5 mm(16 至 177 mil)的電路板。板材越薄,訊號層與參考平面之間的介電質就越薄,因此在走線寬度相同時,阻抗也會降低。這就是為什麼 0.8 mm(31 mil)厚的四層板與 1.6 mm 厚的四層板在佈線方式上有很大差異。玻纖環氧樹脂在平面方向的熱膨脹係數約為 12 至 15 ppm/°C,陶瓷封裝則約為 6 ppm/°C。這種差異使封裝四角的焊點在每次熱循環中承受應力,因此大型封裝通常最先從最外側焊點開始失效。

軟性與軟硬結合板基材

軟性電路以聚醯亞胺薄膜取代玻纖布,而不使用玻纖正是設計目的。聚醯亞胺能反覆彎折而不開裂,也能承受足以使環氧樹脂層壓板碳化的溫度。因此,同一種材料既可作為基膜,也可用作保護性覆蓋膜。

IPC-4204 是製造這類電路所用軟性金屬覆箔介電材料的規範。典型雙層軟板使用厚度 25 µm(1 mil)的聚醯亞胺核心薄膜,雙面均覆有銅箔。這種結構薄到足以折入鉸鏈,而 聚醯亞胺軟性電路的製造方式 則進一步介紹其餘的疊層結構。

高速與高溫應用的基材

頻率超過數 GHz 後,基材會成為主要的訊號損耗來源,而兩項不同的特性會造成影響。Df 使訊號能量在樹脂內轉化為熱;編織玻纖布的結構則使 Dk 沿走線長度方向產生變化。

PCB 基材圖 1(3)

圖 3:剛性、軟性、金屬核心及 RF 基材的並列比較

高溫應用則面臨另一種要求。引擎室或高密度電源轉換器可能使電路板長時間維持在 105°C。若材料的 Tg 只有 135°C,便代表它在整個使用壽命中都接近軟化點。將最高工作溫度保持在 Tg 以下 20 至 30°C,有助於使膨脹維持在可預測的線性範圍內。

如何選擇合適的 PCB 基材

基材選擇可分為兩個階段,但很多人會把順序弄反。應先確認電路的實際需求,再檢查板廠目前能提供哪些可壓合的材料。

電氣、熱與機械要求

從電路板上最快的訊號邊沿與溫度最高的元件開始評估,因為這兩項條件決定了基本要求。其他項目,包括板厚與防焊顏色,都可在確認基本要求後再行調整。

應用建議指定的基材決定性材料特性製造備註應註明的內容
業餘製作及消費性產品、雙層、低功率標準 FR-4,Tg 130 至 140°C成本標準 Tg 的 FR-4 已足夠
商業產品、4 至 8 層、無鉛回焊中 Tg FR-4,IPC-4101/99Z 軸膨脹量約 2.8%指定 IPC 分項規格表,而不只是品牌
12 層以上、厚板、汽車電子高 Tg FR-4,IPC-4101/126T288 超過 30 分鐘指定 Tg 至少 170°C、低 CTE
超過 3 GHz 的 RF 與天線應用Rogers RO4350B 或 PTFE工作頻率下的 Df註明 Dk 目標值及其公差
高功率 LED 與馬達驅動器鋁核心,0.8 至 1.1 W/mK熱阻,而非熱導率註明介電層厚度
鉸鏈、攝影機模組、穿戴式裝置符合 IPC-4204 的聚醯亞胺軟板彎折半徑及循環次數註明覆蓋膜與補強板區域

層數、疊層結構與製造相容性

當層數增加時,基材選擇就不再只是選一種材料,而是要考慮一組材料。四層板由核心板及多層半固化片組成。半固化片的玻纖布規格,會決定訊號層與其參考平面之間的介電質厚度。

不同半固化片規格不能任意互換。

  • 7628: 壓合後形成較厚的介電層,Dk 約為 4.4。
  • 3313: 壓合後形成較薄的介電層,Dk 約為 4.1。

因此,更換半固化片規格,可能同時改變最終層間厚度與有效介電常數。換句話說, 選擇合適的半固化片 會在您繪製第一條走線之前就改變阻抗。建議按以下順序規劃疊層結構,因為每個步驟都會限制下一個步驟的選擇:

PCB 基材圖 1(1)

圖 4:從電路需求到指定基材等級的決策流程

  1. 根據機械與佈線需求,先確定成品板厚及層數。
  2. 向板廠索取該板厚與層數組合的已公布 疊層結構 ,包括壓合後的實際介電質厚度。
  3. 檢查該疊層結構使用的層壓板等級,是否符合先前設定的熱性能要求。
  4. 在阻抗計算中輸入半固化片的實際 Dk,而不是使用通用的 4.5。
  5. 在製造備註中寫明材料等級或 IPC 分項規格表,確保要求能延續至正式生產。

非標準層壓板通常會帶來最低訂購量限制與更長交期。因此,已備有現貨且符合需求的材料,往往比需要另外採購、性能只略佳的材料更合適。

JLCPCB 如何將合適基材轉化為可靠的 PCB

板廠對基材品質有兩項重要影響:一是日常備有哪些層壓板材,二是能否在製造完成後證明實際使用了哪些材料。

將基材選擇與 JLCPCB 製造能力相匹配

JLCPCB 使用來自南亞、建滔及生益的 A 級 FR-4 層壓板材製造標準硬板訂單,涵蓋 1 至 32 層。 JLCPCB 認證頁面 提供實際供應商的材料規格書,因此可以在下單前查閱前文列出各材料等級的數據。FR-4 以外的材料選擇較有限,事先了解製程限制有助於避免重新設計。鋁核心板與銅核心板僅支援單層;RF 板使用 Rogers 或 PTFE 核心板及 1 oz 銅,為雙層結構。 聚醯亞胺軟板提供 1、2、4 層配置,內部介電質厚度可為 25 或 50 µm(1 或 2 mil)。

從材料管制到一致的 PCB 品質

材料管制早在壓合前就已開始。層壓板與半固化片需要在受控溫濕度環境中存放,因為半固化片會吸收水分,進而降低黏合強度。例如,生益部分半固化片規定在低於 23°C 的環境下,儲存期限僅為三個月,因此妥善儲存及庫存輪替非常重要。

準備好將您的 PCB 構想化為實際產品了嗎?

透過值得信賴的業界領導品牌,使用專業的電路板製造、組裝與元件服務,將設計轉化為可實際運作的硬體。 上傳您的檔案、選擇所需選項,即可取得可供測試、出貨及擴大量產的電路板。

立即取得報價 >

PCB 基材圖 1(5)

圖 5:從層壓板檢驗到成品電路板的基材管制流程

在設計階段,整個流程相當直接:

  • 決定電路板的熱性能及工作頻率要求。
  • 選擇符合這些要求的層壓板等級。
  • 在製造備註中清楚指定材料。
  • 上傳設計檔案以取得製造報價。
  • 在核准生產前,先檢查 DFM 報告。

PCB 基材常見問題

問:FR-4 是單一材料,還是材料類別?

它是一種材料類別。FR-4 描述的是以編織玻璃纖維與熱固性樹脂組成、且通過 UL94 V-0 阻燃測試的結構,除此之外並未限定其他性能。FR-4 內部各材料等級的 Tg 可從 135°C 到超過 180°C,因此更有意義的規格是 IPC-4101 分項規格表或指定層壓板名稱。

問:一般四層板需要使用高 Tg 材料嗎?

通常不需要。對於鍍通孔較短的薄板,標準或中 Tg 等級已能良好承受無鉛回焊。高 Tg 材料的額外成本,通常在厚板、高層數、反覆返工或持續工作溫度超過約 100°C 的應用中才有價值。

問:Z 軸 CTE 與導通孔失效有什麼關係?

超過 Tg 後,樹脂在板厚方向的熱膨脹係數超過 200 ppm/°C,而銅孔壁的熱膨脹係數約為 17 ppm/°C。每次加熱時,樹脂都會拉伸銅孔壁。經過足夠多次循環後,孔壁可能開裂,造成間歇性斷路。

問:如何確保電路板使用指定的材料等級製造?

請在製造備註中寫明層壓板等級或 IPC-4101 分項規格表,而不只是透過電子郵件告知。如果沒有明確指定,板廠通常會自行從已核准材料清單中選擇。未提出的要求,可能會由當時任何符合 FR-4 分類的材料來滿足。

結論

當您將 FR-4 視為材料類別,而非單一產品時,PCB 基材就不再只是訂單上的一個勾選項目。兩種具有相同 UL 分類的層壓板,Tg 可能相差 40°C,Z 軸膨脹量則可能相差近一半。後者會決定鍍通孔孔壁能否承受數年的熱循環。這些都不是罕見或複雜的特性,只是列在大多數設計者從未翻閱的規格書中。

養成三個習慣,就能獲得大部分改善效果:不要只寫 FR-4,而應指定材料等級或 IPC-4101 分項規格表;Dk 應取自板廠公布的疊層結構,而不是憑記憶估算;並將工作溫度維持在遠低於 Tg 的範圍。電路板持續朝更薄、更密集及更高熱負載發展,過去足以掩蓋材料選擇疏忽的裕量正在縮小。JLCPCB 公開供應商材料規格書,因此每次設計時都能快速完成這項檢查。

JLCPCB 宣傳圖片 j8.1

持續學習