如何為可靠的多層 PCB 選擇合適的半固化片材料
2 分鐘
- 半固化片材料在 PCB 製造中的關鍵角色
- 常見半固化片材料類型及其特性
- 選擇半固化片時的關鍵考量因素
- 依賴半固化片性能的製造流程
- JLCPCB 在半固化片材料選擇與製造方面的專業能力
- FAQ
你是否曾經好奇,多層 PCB 橫截面中的那些銅層究竟是如何黏合在一起的?答案就是半固化片(Prepreg)材料,而且它的重要性遠超多數工程師的想像。若半固化片選錯,板子很可能註定會出現分層、阻抗漂移與長期可靠性問題。Prepreg 不只是「膠水」。它是一種經過設計的複合材料,會決定介電層間距、控制阻抗、影響訊號損耗,並決定電路板在熱應力下的表現。

隨著設計逐漸走向更多層數與更高速訊號,你所選擇的半固化片,已成為整個設計流程中最重要的材料選擇之一。本文將說明半固化片材料的本質、常見類型與其特性、選型時的主要考量,以及哪些製造流程依賴正確的半固化片性能。
半固化片材料在 PCB 製造中的關鍵角色
什麼是半固化片材料?它如何運作?
那麼,什麼是半固化片材料?Prepreg 是 pre-impregnated 的縮寫,意思是已經預先浸漬部分固化熱固性樹脂的編織玻璃纖維布。樹脂會被處理到半固化狀態,稱為 B-stage。這種狀態在室溫下呈硬質,但受熱時會熔融流動。在壓力與熱量下完全固化後,它會變成 C-stage,也就是永久性剛性黏結材料。在多層 PCB 中,內層銅箔通常已經黏合在完全固化的基材上,也就是芯板(core,C-stage 材料)。

這些芯板會透過半固化片疊壓在一起,壓合溫度通常為 170–190°C,壓力為 250–400 PSI。B-stage 樹脂在此過程中熔融,流入銅特徵周圍並填補空隙,之後硬化並將所有層結合在一起。固化後的半固化片既是黏結劑,也是銅層之間的介電絕緣層。其厚度會直接決定介電間距,並影響相鄰訊號層走線的阻抗。
為什麼半固化片選型會直接影響板子可靠性
如果在 PCB 中選用了不正確的半固化片材料,可能會導致嚴重的現場失效。當玻璃轉移溫度(Tg)過低時,電路板可能在 245–260°C 的無鉛回流焊過程中分層。若樹脂含量過低,實心銅結構周圍會形成空洞,這些空洞會吸收水分並成為失效起點。
IPC-4101 定義了多層 PCB所用基材的認證與性能要求,其中也包含半固化片。選擇符合應用需求且匹配正確 IPC-4101 slash sheet 的半固化片,是建立可靠多層板堆疊的基礎。
常見半固化片材料類型及其特性
並非所有半固化片材料都相同。要選擇標準材料還是進階材料,取決於應用在熱性能、電氣性能與機械性能上的需求。
標準 FR4 半固化片 vs 高 Tg 與低損耗變體
標準 FR4 半固化片是以編織 E-glass 玻璃纖維布浸漬環氧樹脂製成。在多數消費電子與通用設計中,它能以具成本效益的方式提供可靠性能。然而,它的 Tg 通常只有 130–140°C,在無鉛回流焊中熱裕度較小;同時其損耗因子(Df)約為 0.017–0.025,在 1 GHz 以上的較高頻率會造成較明顯的訊號衰減。

高 Tg FR4 半固化片使用改良樹脂系統,將 Tg 提升至 170–180°C。這在無鉛組裝時可提供明顯更大的熱裕度。它的電氣特性與標準 FR4 類似,因此使用高 Tg 半固化片的主要原因是提升熱可靠性。低損耗半固化片則針對高頻應用而設計。例如 Isola I-Speed(Dk 3.63,Df 0.0085)與 Panasonic Megtron 6(Dk 3.4,Df 0.002)這類材料,可大幅降低介質損耗,對 5 GHz 以上設計十分必要。
| 特性 | 標準 FR4 | 高 Tg FR4 | 低損耗(中階) | 超低損耗 |
|---|---|---|---|---|
| Tg(°C) | 130 - 140 | 170 - 180 | 180 - 200 | 200+ |
| Dk(1 GHz) | 4.2 - 4.7 | 4.2 - 4.6 | 3.5 - 3.9 | 3.0 - 3.5 |
| Df(1 GHz) | 0.017 - 0.025 | 0.016 - 0.022 | 0.005 - 0.010 | 0.002 - 0.005 |
| Td(°C) | 300 - 310 | 320 - 340 | 340 - 360 | 360+ |
| 典型用途 | 一般電子產品 | 無鉛組裝 | 5 - 15 GHz 設計 | 15 GHz 以上、毫米波 |
| 相對成本 | 1x(基準) | 1.2 - 1.5x | 2 - 4x | 5 - 10x |
進階應用中的複合半固化片材料
除了環氧樹脂系統外,複合半固化片材料也有特殊用途。PTFE 基半固化片常用於 RF 與微波電路;聚醯亞胺半固化片可承受超過 200°C 的長期工作溫度;混合式結構則可在同一堆疊中使用多種樹脂系統。Rogers 提供如 RO4450F(Dk 3.52,Df 0.004)這類 bondply 材料,用於在多層高頻板中黏結 Rogers 層壓芯板,同時保留黏結層的低損耗特性。
在成本與性能上,氰酸酯(cyanate ester)與 BT(bismaleimide-triazine)樹脂半固化片介於 FR4 與 PTFE 之間,常用於航太航電與 IC 載板封裝。
選擇半固化片時的關鍵考量因素
如何為特定設計縮小半固化片選型範圍?答案在於將幾個關鍵參數與你的應用需求相匹配。
Tg、樹脂含量、流動性與介電性能
每一次半固化片選型決策,都主要受以下四個參數主導:
1. 玻璃轉移溫度(Tg):固化樹脂從剛性狀態轉變為橡膠狀態的溫度。高於 Tg 後,Z 軸熱膨脹係數(CTE)會劇烈增加,對過孔產生應力。對無鉛組裝而言,強烈建議 Tg 至少達到 170°C。
2. 樹脂含量(RC):通常約占重量的 40% 到 65%。較高樹脂含量能提供更多流動性,適合壓合重銅(2 oz 或以上)結構。較低樹脂含量則可形成更薄的固化介電層。
3. 樹脂流動性:描述樹脂在壓合過程中的流動程度。流動性不足會造成空洞;流動性過高則可能導致樹脂不足或在板邊被擠出。
4. 介電常數(Dk)與損耗因子(Df):Dk 會影響阻抗與傳播速度;Df 則決定有多少訊號能量會以熱的形式損失。兩者都會隨頻率、溫度與樹脂含量變化。
依層數與應用需求匹配半固化片
每種半固化片玻璃布型號都會產生不同的標稱厚度,並具有不同的樹脂含量範圍。最常見的型號如下:
- 106(標稱 1.9 mil):非常薄,高樹脂含量(65% 到 75%)。用於薄介電層與細間距阻抗控制。
- 1080(標稱 2.8 mil):較薄,中等樹脂含量(60% 到 68%)。適用於許多堆疊配置。
- 2116(標稱 4.5 mil):中等厚度,中等樹脂含量(48% 到 56%)。常用於一般多層板壓合。
- 7628(標稱 7.0 mil):較厚,較低樹脂含量(42% 到 48%)。為厚板提供結構剛性。
常見起點是在外層訊號層與接地層之間使用單張 2116,在內層訊號層與接地層之間使用單張 2116,並在外層訊號層與內層訊號層之間也使用單張 2116。對於 6 層與 8 層板,會透過疊加不同半固化片來達到目標厚度。兩張 1080 壓合後約可得到 4.5–5.0 mil 的固化厚度,而一張 7628 壓合後約可得到 6.5–7.0 mil。
此外,也要考慮相鄰層的銅分布。高密度銅圖形需要更大的樹脂流動性。若樹脂含量不足以填補銅密度造成的空隙,就會形成空洞。這部分應由製造商 CAM 團隊審查,但理解這些關係能幫助你做出更好的堆疊決策。
依賴半固化片性能的製造流程
半固化片的最終性能不只取決於材料本身,也取決於讓它固化的製造流程。壓合製程是半固化片從柔性片材轉變成多層板剛性介電骨架的關鍵步驟。

壓合、壓力與溫度控制
壓合循環會遵循精確控制的流程:
1. 疊合:內層芯板、半固化片與外層銅箔會被堆疊到壓合治具上,並透過定位孔確保精準對位。
2. 升溫:溫度升至樹脂最低黏度點,約 120–140°C,此時樹脂軟化並開始流動。
3. 施加全壓:在最低黏度點時施加全壓(250–400 PSI),迫使樹脂填入銅特徵周圍的所有空隙。時機非常關鍵,否則會困住空氣。
4. 固化:溫度升至 170–190°C,並保持 60–90 分鐘,使樹脂完全交聯。
5. 冷卻:壓機在持續加壓下以每分鐘 2–4°C 的速率冷卻,以防止翹曲。
確保均勻黏結與無空洞結果
銅平衡非常重要。若某一區域銅覆蓋率為 90%,另一區域只有 10%,半固化片會不均勻壓縮,導致介電厚度變化。非功能性銅填充可用於平衡密度。IPC-2221 建議所有層都應保持銅平衡。
壓合後的空洞檢測會使用多種方法:
- 截面微切片可揭示空洞、樹脂不足或分層
- 電氣測試可檢測由空洞相關黏結失效造成的開路
- 依 IPC-TM-650 2.6.8 進行熱應力測試,將試片暴露於 288°C 熔融焊料,以確認黏結能承受熱衝擊
現代製造廠會即時監控壓合參數,以提供完整製程追溯性。
JLCPCB 在半固化片材料選擇與製造方面的專業能力
多樣化認證半固化片選項與製程控制
JLCPCB 擁有合格的半固化片材料庫存,包括標準 FR4、高 Tg FR4 與特殊層壓材料,且均來自符合 IPC-4101 標準的認證供應商。每一種材料類型與板厚都使用經過認證的壓合製程配方。

當你上傳 Gerber 檔與層疊結構時,工程團隊會分析設計中可能存在的壓合問題,例如樹脂含量不足、不切實際的介電厚度目標、不均勻銅分布,以及阻抗不匹配。這種回饋流程可避免昂貴的重新打樣。
從原型到量產的一致高良率製造
JLCPCB 無論是 5 片原型還是 5,000 片量產,都使用相同的材料規格與製程控制。標準多層板生產時間可從 1 到 2 天開始,並提供指定配置的即時線上報價。

若要將這些原則落實到實際設計中,JLCPCB 的多層 PCB 製造服務可協助你選擇並處理符合應用需求的正確半固化片材料,讓你的堆疊設計轉化為量產品質的電路板。
FAQ
Q:PCB 製造中的半固化片材料是什麼?
Prepreg 是 pre-impregnated 的縮寫,指的是浸漬了部分固化(B-stage)熱固性樹脂的編織玻璃纖維布。在多層 PCB 中,半固化片會在壓合過程中將內層芯板黏合在一起,並形成銅平面之間的介電絕緣層。
Q:半固化片與芯板有什麼不同?
芯板是完全固化(C-stage)的層壓板,且一面或兩面已黏合銅箔。半固化片則是半固化(B-stage)材料,會在壓合過程中流動並固化,以黏合芯板。固化後,半固化片在結構上會與芯板材料相近。
Q:樹脂含量如何影響半固化片性能?
較高樹脂含量能提供更多流動性,用於填補銅特徵周圍空隙,降低空洞風險。較低樹脂含量可形成更薄的介電層,但填隙能力較弱。樹脂含量應始終與相鄰層銅密度相匹配。
Q:選擇半固化片時,為什麼 Tg 很重要?
Tg 定義了固化樹脂從剛性狀態轉變為橡膠狀態的溫度。高於 Tg 後,Z 軸熱膨脹係數會急劇增加並對過孔施加應力。對於峰值溫度為 245–260°C 的無鉛回流焊,建議使用 Tg 至少 170°C 的材料。
Q:複合半固化片材料用於哪些用途?
複合半固化片材料用於哪些用途?
持續學習
軟性 PCB 製造:流程、材料、設計規則與成本
許多硬式 PCB 製造的基本步驟,同樣適用於軟性 PCB 製造。不過,軟性 PCB 使用聚醯亞胺(PI)或 PET 薄膜,這些材料在加工過程中可能因濕度及溫度變化而膨脹或收縮,令圖層對位、覆蓋膜開口及彎折區設計變得更複雜。例如,若覆蓋膜開口沒有預留足夠的黏著劑流動空間,或導通孔落在彎折區,即使設計符合規則,仍可能出現製造缺陷或組裝失效。 圖:有膠型與無膠型軟性覆銅板 本指南將介紹軟性 PCB 製造流程及其運作方式,涵蓋 CAM 審查、材料準備、雷射成形及最終檢驗。你亦會了解靜態及動態軟板應用中的基材選擇、銅箔與覆蓋膜、IPC 標準、品質測試,以及軟性 PCB 製造的成本因素。 什麼是軟性 PCB 製造? 在柔性介電薄膜(通常為聚醯亞胺)上製作印刷電路,再覆蓋柔性保護絕緣膜的製程,稱為軟性 PCB 製造。其流程與硬式 PCB 製造相似,但薄膜處理、對位及外形加工方式有所不同。 軟性 PCB 的結構組成 軟性電路由銅導體、柔性介電薄膜、黏著劑及覆蓋膜組成。銅層數量決定其結構: 單面軟性電路:以聚醯亞胺作為基材,表面覆蓋單層銅箔,並使用最薄、最具柔韌性的覆蓋膜。 雙面軟性電路:基材薄膜兩面均有銅箔,並透......
深入工廠內部:PCB 製造流程全面解析
重點摘要 CAM 準備可預防錯誤:CAM 會按照工廠實際公差驗證設計,在生產前發現錯誤鑽孔檔案及電路板外形短路。 材料選擇控制熱性能:標準 FR-4 在接近 130°C 時會軟化,而高 Tg 材料在 170°C 左右仍能保持剛性,適合要求較高的熱環境。 內層先蝕刻:內層必須在層壓前完成蝕刻及檢查,因為壓合後便無法再接觸內部走線。 鍍層厚度確保可靠性:通孔需要進行樹脂清除及多步驟電鍍,才能維持 20 µm 銅厚並承受熱循環。 表面處理取決於元件:HASL 適合基本元件,但細間距 BGA 需要 ENIG 等平整表面,以避免焊錫橋接。 PCB 製造流程會將一個包含 Gerber 檔案的資料夾,轉化為內部埋有銅箔的硬質電路板。由上載檔案到出貨,設計會經過約 20 個化學及機械階段,而其中大部分都在你看不到的槽體內完成。任何一項輸入錯誤,都可能令整批電路板報廢。一個繪製得過於狹窄的環形環,鑽孔後會變成破裂的孔壁,因此通常要到電氣測試時才會發現。 本指南涵蓋完整製程:CAM 檢查、內層蝕刻、層壓、鑽孔、電鍍、阻焊及表面處理。你將了解每個階段如何影響銅箔,以及哪些設計選擇決定電路板能否順利完成製造。 圖 1:P......
了解 SMT PCB 電路板技術:現代電子產品的關鍵組成部分
表面貼裝技術(SMT)改變了現代電子產品的製造方式,令設計及組裝方法更有效率。許多現代電子產品都依賴 SMT 印刷電路板(PCB),讓電路設計可以更小巧、更高效,這正是現今科技所需。本文將介紹多種 SMT PCB、其用途,以及設計和組裝的最佳方法。 1. 甚麼是 SMT PCB? SMT PCB 是一種使用表面貼裝技術,將電子元件直接安裝在電路板表面的印刷電路板。傳統通孔技術需要讓元件引腳穿過電路板;SMT 則可實現更小巧、元件密度更高的設計。由於這種方式能提升電子裝置的效能並加入更多功能,SMT PCB 適用於眾多用途。 2. SMT 元件的類型 SMT 元件有不同種類,每種都有自身優點,適合不同用途: 電阻: 表面貼裝電阻體積小,廣泛應用於各種電路。它們限制電流流動,有助於維持電壓水平及訊號完整性。 電容: SMT 電容對濾波及儲存能量極為重要。由於體積細小,非常適合需要節省空間的高密度 PCB 設計。 電感: 電感以磁場形式儲存能量,用於電源控制。SMT 電感體積小、效能良好,適合高頻電路。 積體電路(IC): SMT IC 將多項功能整合在單一封裝中,對現代電子產品十分重要。其體積小及整合......
適配HDI高階製程普及趨勢:Gerber X2/X3、ODB++與IPC-2581
車用電子、AI伺服器、低軌衛星通訊需求持續放量,六層板、八層任意層互連HDI板已經是常規訂單,板廠產線全面導入智慧化CAM與自動化曝光設備。硬體工程師打樣階段最頭疼的並非佈線本身,而是製造檔案包反覆被板廠工程師退回:阻抗備註缺失、槽孔鑽帶漏標、層別順序對不上,一來一回,兩週打樣週期直接報廢一半。統計下來,打樣延期的理由裡,檔案格式與資訊完整性問題佔了相當比重。 PCB製造檔案三十年來經歷三次疊代:早期RS-274X標準Gerber只承載純圖形,ODB++把疊層、鑽孔、網表、元件資料打包成單一資料庫,IPC-2581則以中立XML格式打通設計到製造的全數據鏈。三套格式如今同時活躍在供應鏈裡,各自有擁護者,工程師若不了解底層差異,輸出階段就會吃暗虧。 一、三套格式的技術底層差異 Gerber本質是矢量光繪語言,RS-274X把座標、光圈(Aperture)、D碼指令寫進單一檔案,三十年相容性讓它成為板廠CAM的通用語言。Gerber X2在圖形基礎上增加屬性區塊(TF、TA、TO指令),把檔案功能、孔屬性、物件屬性寫進光繪檔,CAM軟體讀了就能自動分辨阻焊層、字符層與鑽孔圖。Gerber X3再進一步......
先進PCB導通孔填孔方案:提升訊號完整性與BGA佈局
重點摘要 透過封閉孔洞,防止迴焊期間焊錫流入導通孔,避免BGA焊錫虹吸。 採用Type VII焊盤內導通孔消除狗骨式走線,釋放更多佈線空間。 需要平坦焊盤時選擇非導電樹脂,需要傳熱時則選擇銅環氧樹脂。 需要進行表面研磨,將凹陷控制在25微米以內,以確保良好的錫膏印刷品質。 使用切片試片及飛針測試,驗證隱藏在孔內的填孔品質。 PCB導通孔通常是中空的鍍通孔,但當這種開放結構直接放在細間距BGA焊盤下方時,便會產生問題。迴焊期間,焊錫可能流入導通孔,使BGA焊點缺少焊錫。導通孔填孔會封閉孔洞,並在某些情況下於孔口上方電鍍,以形成平坦表面,從而解決這項問題。這能更有效地控制焊錫、增加佈線空間,並讓高密度電路板的佈局更簡潔。 本指南將說明: 填孔實際上會在鍍通孔內部產生什麼作用 以簡單方式說明IPC-4761的七種導通孔保護類型 比較非導電樹脂、銅環氧樹脂及電鍍銅填孔 焊盤內導通孔如何釋放細間距BGA下方的佈線空間 未填孔的導通孔為什麼會從BGA焊球吸走焊錫 平坦化、凹陷限制,以及會導致返工的空洞 了解PCB導通孔填孔及其在高密度互連中的作用 什麼是PCB導通孔填孔及其運作方式 PCB導通孔填孔會把中空的......
深入解析現代PCB製造流程
重點摘要 及早攔截缺陷:CAM DFM與AOI會在壓合封閉電路板之前,找出內層開路與短路。 DFM預防:自動化檢查會及早發現蝕刻液陷阱、銅箔碎片及間距不足。 可靠互連:化學去膠渣會清除孔壁上的樹脂殘膠,防止熱循環失效。 100%網路測試:飛針或針床系統會在包裝前測試每一條網路是否存在開路與短路。 符合IPC規範:最終品質檢查會依IPC-A-600 Class 2或Class 3驗證孔環及鍍層厚度。 在您很少看見的PCB製造步驟中,往往正是這些流程決定電路板能否在實際使用環境中長期存活。從上傳Gerber檔案到收到成品板之間,一個生產拼板會經過多道檢驗與品質檢查,其中任何一道都可能使生產暫停。 從某個檢查點漏掉的缺陷,可能一直隱藏到很久以後才被發現。內層開路、脆弱的導通孔孔壁或受損的防焊橋,或許能通過基本工作台測試,卻在實際產品經歷反覆熱循環後失效。本指南將PCB生產線視為一系列品質關卡,逐步說明每個關卡檢查什麼、能捕捉哪些缺陷、可能遺漏什麼,以及生產拼板未通過檢查後會如何處理。 基礎階段:準備PCB設計與內層 可以把工廠生產線視為一連串不可逆的關卡。每個拼板只會向前移動,不會退回上一道工序。壓合機......