高耐熱PCB選型:Tg參數、無鉛製程熱應力與DFM
1 分鐘
- 一、玻璃化轉變溫度到底是什麼
- 二、FR-4的三檔Tg等級與適用場景
- 三、熱學特性背後的失效邏輯
- 四、無鉛製程為何必須看重高Tg
- 五、實務選型與DFM管控建議
- 結語
做過工控板、高功率電源的工程師,多半都踩過這類坑:實驗室常溫測試全數正常,過完SMT回流焊,或是裝進密閉機殼滿載跑幾百小時後,毫無預警就出現斷路、層間分層。一路追根究底,十有八九和基材耐熱等級選低了有關。很多人選料只盯著介電常數、板厚,偏偏漏了熱力學這條看不見的可靠度底線。
一、玻璃化轉變溫度到底是什麼
FR-4這種基材,說穿了就是環氧樹脂浸漬玻纖布後壓合而成的複合材料,屬於非晶態高分子體系,不像金屬有個明確固定的熔點。
溫度偏低時,樹脂的分子鏈段處於凍結狀態,材料質地硬、剛性足,也就是俗稱的玻璃態,這時候無論機械支撐力還是尺寸穩定性都靠得住。等溫度持續升高到某個區間,分子鏈拿到足夠熱能,開始大範圍鬆動,整個材料會慢慢軟化,變成高彈性的橡膠態,機械強度跟著明顯下滑。對應這個狀態轉變的臨界溫度區間,就是玻璃化轉變溫度,業界一般簡稱Tg。
溫度越過Tg點之後,不光機械強度會斷崖式下降,板材的電氣特性、熱穩定性也會跟著變差。所以Tg值的高低,基本就代表了這款基材能扛住熱衝擊的安全邊界。

二、FR-4的三檔Tg等級與適用場景
目前供應鏈上的FR-4基材,按樹脂耐熱配方的差異,大致分成三個等級,不同廠牌的實際數值略有出入,但整體分界邏輯是一致的。
最入門的是標準Tg板材,Tg大約落在130~140℃。這是產業最早的傳統配方,成本最低,早年有鉛焊接工藝的時代應用很廣。隨著無鉛製程普及,這類材料耐熱性已經跟不上高可靠度要求,現在基本只用在低階、短生命週期的消費性電子上。
中間檔是中Tg板材,Tg約150~160℃。目前市面上多數常規多層工業控制板、普通通訊終端、非核心功能的車電周邊模組,大多選用這個等級,算是當前應用最廣的一檔。
最高階的就是高Tg板材,要求Tg≥170℃。聯茂IT-180A、生益S1170這類業界常用的高階料號,實際Tg普遍落在175~180℃。這類配方通常會加入無機陶瓷填料,或是用多官能基環氧做改性,樹脂交聯密度更高,在高溫高濕、高密度過孔的多層板架構下,尺寸穩定性和抗分層能力都明顯更強。
三、熱學特性背後的失效邏輯
很多人會疑惑,Tg高一點到底差在哪?核心影響其實來自兩項關鍵參數:熱膨脹係數(CTE)與熱分解溫度(Td)。
1. Z軸熱膨脹係數暴增
板材受熱時X、Y、Z三個方向都會膨脹,X和Y軸因為有玻纖布的剛性約束,膨脹量很小,大約12~15 ppm/℃,和銅的膨脹係數比較接近。但Z軸也就是厚度方向,沒有玻纖束的結構限制,膨脹行為基本由環氧樹脂主導,變化幅度會大很多。
溫度低於Tg時,Z軸CTE大約在50 ppm/℃左右,還屬於可控範圍;一旦溫度越過Tg點,樹脂軟化,Z軸膨脹係數會瞬間飆升3到5倍,達到220~290 ppm/℃。
貫穿多層板的鍍通孔,孔壁銅的Z軸CTE只有17 ppm/℃,兩者相差十幾倍。產品經歷反覆冷熱循環時,孔壁銅會持續承受拉伸應力,時間久了就會出現疲勞斷裂,表現為時好時壞的間歇性斷路,除錯難度非常高。

2. 熱分解溫度Td的物理防線
一般以材料受熱後重量損失5%時的溫度作為指標。有些板材Tg數值不低,但Td表現差,高溫下樹脂分子鏈依然會斷裂分解,同樣會引發碳化、層間氣化分層。性能達標的高Tg FR-4,Td值通常都在350℃以上,才能保障多次過爐、返修等極端場景下的結構完整。
四、無鉛製程為何必須看重高Tg
進入無鉛時代之後,高Tg基材從「加分項」變成了很多場景的「必選項」,根本原因是焊接溫度整體上了一個台階。
現在的高密度電路板,雙面貼件要過兩次回流焊,後續可能還有波峰焊、維修返修,累計在200℃以上高溫環境停留的時間長達數百秒。普通Tg基材,整個焊接過程中樹脂長時間處於軟化的橡膠態,多層板內部累積的內應力集中釋放,很容易導致內層銅箔與半固化片之間的結合力失效,直接出現分層、起泡報廢。
高Tg板材相當於把基材的軟化臨界點拉到接近180℃,縮小了和焊接峰值溫度的差距,高溫下Z軸的總膨脹量會小很多,內應力也相對可控,分層、板翹、鍍通孔斷裂的風險都會隨之下降。
五、實務選型與DFM管控建議
選基材不用盲目追求最高規格,對應產品場景匹配對應等級最合理,以下是業界比較通用的配置邏輯:

結語
選用高Tg板材從來不是什麼過度設計,而是無鉛製程環境下,對應熱應力風險、保障量產良率與產品壽命的基礎措施。
做硬體設計不能只看EDA軟體裡的電氣參數,多少要懂一點材料與製程的底層邏輯。搞清楚Tg背後對應的熱膨脹、熱分解機制,結合自身產品的焊接次數、極端工作溫度選對材料等級,再把參數要求明確寫進製造規範裡,才能少踩熱失效的坑。畢竟量產階段因為基材選錯出問題,損失的不只是物料成本,還有整個專案的時程。

持續學習
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......