如何選擇合適的 PCB 基板:效能、成本與可靠性的實用指南
2 分鐘
- 引言:為何基板選擇比以往任何時候都更重要
- 了解 PCB 基板及其核心組成部分
- 選擇基板時要考慮的關鍵因素
- 常見基板類型及其比較方法
- 設計、製造與 JLCPCB 的專業知識
- 結論:自信地選擇正確的基板
- 常見問題
選擇正確的 PCB 基板是任何電路板設計中最重要的決策之一。基板決定了電氣性能、散熱行為、機械強度、成本以及長期可靠性。錯誤的選擇可能導致訊號完整性問題、回流焊過程中的分層,或生產中過度的翹曲。了解基板特性的工程師可以避免這些問題,並以更低的成本獲得更好的結果。

引言:為何基板選擇比以往任何時候都更重要
對訊號完整性和成本的直接影響
現代設計每年都在推高數據傳輸速率。在 5 Gbps 及以上,即使是介電常數 (Dk) 或損耗因子 (Df) 的微小差異,也可能導致阻抗不匹配和訊號損耗。選擇錯誤的基板可能迫使設計師增加額外的層數或後期使用更昂貴的材料 ,從而增加成本和交貨時間。相反,從一開始就選擇正確的基板,可以減少 1 到 2 層,並將材料成本降低 15% 到 25%。
高速與高可靠性專案的新挑戰
汽車、5G 和醫療應用現在要求更高的 Tg、更低的 CTE 和更好的導熱性。同時,環保法規推動使用無鹵素和符合 RoHS 的材料。平衡所有這些要求使得基板選擇比以往任何時候都更加複雜。
了解 PCB 基板及其核心組成部分
基板的構成
PCB 基板由三個主要元素組成:提供機械強度的編織玻璃纖維布、用於絕緣和黏合的環氧樹脂系統,以及用於導電的銅箔。玻璃布類型(106、2116、7628 等)和樹脂配方決定了最終的電氣和熱性能。較厚的玻璃布類型提供更好的剛性,但 Dk 較高;較細的類型可降低 Dk,但會增加成本。
標準 FR-4 與特殊基板
標準 FR-4 因其低成本和廣泛的可用性,仍然是大多數設計的主力。然而,當標準 FR-4 無法滿足散熱、速度或環保要求時,特殊基板——高 Tg、低損耗、無鹵素或金屬芯——正被越來越多地使用。及早了解這些差異可以避免日後代價高昂的重新設計。
選擇基板時要考慮的關鍵因素
電氣特性(Dk、Df、阻抗控制)
介電常數 (Dk) 和損耗因子 (Df) 直接影響訊號傳播速度和損耗。對於高速設計,較低的 Dk 和 Df 材料可減少插入損耗。JLCPCB 的標準 FR-4 在 1 GHz 時的 Dk 約為 4.5;低損耗選項可降至 3.8–4.0。嚴格的阻抗控制(±10% 或更好)需要 Dk 在頻率和溫度變化下保持穩定。
散熱性能(Tg、Td、CTE)
玻璃轉化溫度 (Tg) 表示樹脂開始軟化的溫度。較高 Tg(170°C 以上)的材料能夠承受多次無鉛回流焊循環而不會分層。分解溫度 (Td) 顯示材料何時開始分解——為確保可靠性,目標應為 Td >340°C。Z 軸 CTE 應低於 50 ppm/°C,以最大限度地減少導通孔應力。
機械強度、成本與合規需求
機械強度影響鑽孔和組裝的良率。成本會隨著 Tg、低損耗特性或無鹵素認證而增加。環保要求(RoHS、無鹵素)在許多市場已成為標準。始終要根據實際操作環境和預期產品壽命來平衡這些因素。
表 1:基板選擇因素概覽
| 因素 | 標準 FR-4 | 高 Tg FR-4 | 低損耗無鹵素 | 關鍵考量 |
| Dk (@1GHz) | 4.4–4.7 | 4.3–4.6 | 3.8–4.1 | 訊號速度與阻抗控制 |
| Df (@1GHz) | 0.018–0.022 | 0.016–0.019 | 0.008–0.012 | 高頻下的插入損耗 |
| Tg (°C) | 130–140 | 170–180 | 150–170 | 回流焊循環與熱循環 |
| Td (°C) | 310–330 | 350–380 | 340–370 | 長期散熱可靠性 |
| 成本指數 | 1.0 | 1.3–1.6 | 1.8–2.5 | 預算與性能的權衡 |
常見基板類型及其比較方法
高 Tg、低損耗、無鹵素和金屬芯選項
高 Tg 基板(170°C 以上)非常適合經歷寬廣溫度波動的汽車和工業電路板。低損耗材料(Df <0.012)適用於 5G、PCIe 和 RF 應用。無鹵素版本在保持良好散熱性能的同時,符合嚴格的環保標準。當散熱是主要考量時,則使用金屬芯(鋁或銅)基板。
材料比較表
| 基板類型 | Tg (°C) | Dk (1 GHz) | Df (1 GHz) | CTE-Z (ppm/°C) | 典型應用 |
| 標準 FR-4 | 135 | 4.5 | 0.020 | 55 | 一般消費性與工業用 |
| 高 Tg FR-4 | 175 | 4.4 | 0.017 | 45 | 汽車、多次回流焊 |
| 低損耗無鹵素 | 160 | 3.9 | 0.010 | 50 | 5G、高速數位 |
| 金屬芯(鋁) | 不適用 | 4.2 | 0.018 | 20–25 | LED 照明、電力電子 |
按應用劃分的快速選擇指南
對於成本敏感的消費性產品,標準 FR-4 通常就足夠了。汽車和伺服器設計則受益於高 Tg 材料。高頻 RF 和 5G 電路板需要低損耗基板。LED 或高功率應用通常使用金屬芯基板以獲得卓越的散熱效果。

設計、製造與 JLCPCB 的專業知識
不同基板的關鍵 DFM 規則
不同的基板需要不同的設計規則。高 Tg 材料需要稍大的環形圈,以補償較高的 Z 軸膨脹。低損耗基板對走線幾何形狀更敏感,因此需保持一致的線寬和間距。務必根據所選材料驗證最小的鑽孔到銅箔間距。
確保品質一致的先進製程控制
JLCPCB 透過進料檢驗、精確的壓合壓力/溫度曲線以及壓合後測試來控制基板品質。每個板料都包含用於 Tg、阻抗和熱應力驗證的測試試片。
為何 JLCPCB 讓基板選擇更輕鬆、更可靠
JLCPCB 維持大量經過驗證的基板庫存,包括標準 FR-4、高 Tg、無鹵素和低損耗等級。我們的線上報價系統會即時顯示材料供應情況。免費的 DFM 檢查會自動標記與所選基板相關的問題,而我們的工程團隊會在數小時內提供最佳化建議。快速打樣服務(原型最快 24 小時)讓您能及早驗證基板選擇。

結論:自信地選擇正確的基板
選擇正確的 PCB 基板直接影響訊號完整性、散熱可靠性、成本和上市時間。透過了解 Dk、Df、Tg、Td 和 CTE,並將其與您的特定應用相匹配,您可以避免代價高昂的重新設計和現場故障。
在 JLCPCB,基板選擇變得簡單。憑藉廣泛的現貨材料、專業的 DFM 支援、精確的阻抗控制和快速交貨,我們幫助工程師快速且經濟地將設計轉化為可靠的產品。立即在 jlcpcb.com 上傳您的設計,讓我們的團隊協助您為專案選擇並製造完美的基板。

常見問題
問題 1:選擇 PCB 基板時最重要的因素是什麼?
答:電氣要求(Dk/Df)和散熱需求(Tg/Td)通常是首要考量,其次是成本和環保合規性。
問題 2:高 Tg 或低損耗基板的價格貴多少?
答:通常比標準 FR-4 貴 30% 到 60%,但它們通常能減少層數並提高長期可靠性。
問題 3:我可以在同一塊電路板中混合使用不同的基板嗎?
答:可以,但 CTE 匹配和對稱的疊層結構對於防止翹曲和確保可靠的壓合至關重要。
問題 4:JLCPCB 是否提供基板選擇的支援?
答:是的。我們提供免費的 DFM 檢查、即時材料供應情況以及工程建議,以幫助您為專案選擇最佳的基板。
持續學習
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......