PCB 加強板:柔性電路的必要需求
1 分鐘
印刷電路板加強板在為 PCB 提供機械支撐方面扮演重要角色。它們對柔性電路板特別有幫助,顧名思義,柔性板具有可撓性,需要在某些區域增加剛性。當元件放置在可撓區域且這些元件的重量對柔性材料造成壓力時,就特別需要使用加強板。這些加強板為柔性部分與剛性板之間提供了堅固的連接,這種剛性使焊接互連或元件變得更容易,並完成通過柔性部分的電路走線。
它們也可用於需要創建剛性印刷電路板表面以放置 SMT 焊盤元件的情況。此外,需要多次插拔的連接器也需要加強板,以減少焊盤的應力。讓我們更詳細地了解加強板的用途。柔性 PCB 在以下情況需要加強板:
- 柔性部分需要連接到另一塊板或電源。
- 需要將元件安裝到 PCB 的柔性材料上。
- 安裝的元件會對柔性 PCB 造成過大重量。
- 需要多次插拔的連接器可能會對連接焊盤造成應力。
柔性 PCB 設計中加強板的作用
柔性印刷電路(FPC)中的加強板是一種剛性層,通常由聚醯亞胺或 FR4 等材料製成,添加到柔性 PCB 的特定區域。它提供機械支撐和加固,防止連接器區域或安裝點等敏感區域彎曲或變形。加強板可提高耐用性,增強高應力區的可靠性,並有助於在關鍵部分保持 FPC 的整體外形。
PCB 加強板材料有哪些不同用途?
您的 PCB 需要哪種類型的加強板取決於多種因素。加強板有三種類型,每種都有其優缺點。每種加強板都有典型的厚度範圍。所需的加強板越厚,對 PCB 和電路的整體設計影響就越大。讓我們逐一了解。
1. FR4 加強板
FR4 是您通常用於製造 PCB 的相同基材。它是一種由環氧樹脂、玻璃纖維和銅製成的堅固材料。因此,它也是加強板最常用的材料。FR4 的厚度範圍在 0.003" 到 0.125" 之間。FR4 加強板的主要優點是:
- 在貼片和回流焊組裝過程中提供堅固平整的支撐。
- 由於其堅固的導電材料,便於電鍍通孔(PTH)連接器的應用。
- 提供經濟高效的解決方案,使柔性 PCB 能夠與類似材料的剛性 PCB 無縫整合。
2. 聚醯亞胺(PI)
聚醯亞胺加強板是通過使用高溫聚合物(如 Kapton)製成薄而堅固的層。這些聚合物層可以堆疊以創建更厚、更堅固的加強板,具體取決於最終產品的需求。聚醯亞胺加強板通常有 0.001"、0.002"、0.003" 和 0.005" 的厚度。使用 PI 加強板的主要原因是:
- 優異的耐焊性和高黏合強度。
- 更高的層數限制了 PCB 彎曲,使組裝更容易。
- 增加孔位位置的耐磨性,減少長期損壞。
- 易於適應 ZIF 連接器或插座的進一步插拔。
3. 鋁/不鏽鋼
儘管比 PI 或 FR4 昂貴得多,但不鏽鋼和鋁提供了許多優點,使其成為具有挑戰性電路的理想選擇。鋁/不鏽鋼的厚度在 0.1mm 到 0.45mm 之間變化。其中一些優點包括:
- 連接器更堅固耐用
- 耐腐蝕
- 更高的元件成型性
- 加強板厚度
PCB 加強板的設計考量
在將加強板連接到電路時,會使用熱和壓力。也可以使用壓敏膠來連接 PCB 加強板。在將加強板納入 PCB 設計時,必須考慮幾個因素:
板尺寸和厚度: 較大和較薄的板通常需要更堅固的加強。
元件佈局: PCB 上元件的分佈和重量會影響所需加強板的位置和設計。
環境條件: 必須考慮預期操作環境中的溫度波動、濕度和振動水準。
電氣性能: 加強板不應干擾 PCB 的電氣特性,如信號完整性或 EMI 屏蔽。
製造工藝: 加強板設計必須與 PCB 製造和組裝工藝相容。
成本考量: 加強板材料的選擇和設計複雜性會影響 PCB 的整體成本。
與 PCB 設計的整合
將加強板整合到 PCB 設計過程中涉及幾個步驟:
1- 早期規劃: 在初始 PCB 佈局階段考慮加強板需求。
2- 材料選擇: 選擇與 PCB 基材和預期應用相容的加強板材料。
3- 熱分析: 評估加強板對 PCB 熱特性的影響。
4- 機械模擬: 使用有限元分析(FEA)優化加強板設計和放置。
5- 製造考量: 確保加強板設計與 PCB 製造和組裝工藝相容。
6- 測試和驗證: 進行原型製作和測試以驗證加強板設計的有效性。
如何連接加強板
當使用電鍍通孔組裝元件時,加強板連接到柔性 PCB 的元件同一側。這允許在不拆卸的情況下接觸連接器下方的焊盤,如有必要,也更容易在另一側連接第二個加強板。
然後使用熱壓或壓敏膠將加強板固定到位。
熱壓: 加強板使用熱和壓力有效地熔化到位,不會損壞任何元件。這提供了更強的黏合力,使用時更安全。然而,這種方法更昂貴且耗時。您無法在不對 PCB 及其元件造成重大損壞的情況下移除加強板。
壓敏膠: 此方法僅使用壓力固定加強板,更便宜且更快,但持久性較差。因此,此選項非常適合消費電子產品,如果出現問題,可以相對容易地移除。
加強板放置和配置
加強板的有效放置對於最佳性能至關重要。常見配置包括:
全板加強板: 覆蓋整個 PCB 區域,提供最大支撐,但可能增加重量和成本。
局部加強板: 應用於 PCB 需要額外支撐的特定區域,例如有重型元件或容易彎曲的區域。
邊緣加強板: 加固 PCB 邊緣以防止彎曲並改善組裝過程中的處理。
局部加強板: 用於支撐特定元件或關注區域的小型、針對性加強板。
剛撓結合印刷電路板設計技巧
1. 在使用不同厚度的 FPC 時,請記住最大彎曲半徑。
2. 在基材或覆蓋層彎曲的區域,避免不連續性。
3. 可以添加淚滴以使通孔更穩定和剛性。要了解如何為您的設計添加淚滴,請查看此 EasyEDA 教程頁面。
4. 在 PCB 的主要電子電路下方使用加強板。
5. 將角落做成圓角並稍大一些,以避免 PCB 角落撕裂。
6. 加強板周圍允許蝕刻標記,而另一方面,不允許絲網印刷標記。
有關更多設計相關信息,請參閱 Arduino 板全柔性 PCB 的完整文章。
剛撓結合與剛化柔性 PCB 的區別
您如何使用加強板將影響您獲得的 PCB 類型。這些被稱為剛撓結合或剛化柔性 PCB。提高 PCB 剛性需要根據組件的功能和支撐需求進行仔細規劃,確保為任務使用合適的加強板。它們之間的區別是:
- 剛撓結合: 具有通孔連接的剛性部分;加強板提供電氣連接並成為 PCB 的功能部分。
- 剛化柔性: 加強板僅提供機械支撐,不影響 PCB 功能,有助於組裝並增加強度。
結論:
當我們需要在電路中設置剛性區域以保護元件或連接器時,使用 PCB 加強板的優勢不容小覷。這樣可以確保電路不會彎曲,並保護焊點的完整性。通常使用 FR4 作為加強板材料來剛化電路的特定區域。
憑藉在剛撓結合 PCB 方面超過 3 年的不同複雜程度經驗,我們的專家團隊和最先進的設備確保我們所有的 PCB 都符合行業品質和測試標準。為您的設計獲取 最佳 PCB 報價。
持續學習
最佳軟性 PCB 設計軟體:CAD 工具與設定指南
軟性 PCB 設計軟體的選擇,取決於電路的複雜程度及結構。Altium Designer、Cadence Allegro X、OrCAD X 及 Siemens Xpedition 等專業工具,具備軟性及軟硬結合 PCB 設計所需的進階功能,例如疊層管理、彎折區域及機械限制。對於較簡單的軟性電路,KiCad 或 EasyEDA Pro 亦可能是合適選擇,但可能需要手動設定及驗證。與傳統硬式 PCB 設計不同,軟性電路必須特別留意彎折區、覆蓋膜開窗、補強板位置及材料特性,才能確保可製造性與可靠性。 圖:軟性 PCB 設計軟體展示同一塊軟硬結合電路板的平面佈局及折疊後的 3D 外觀。 本指南將介紹軟性及軟硬結合 PCB 設計所需的關鍵 CAD 功能、六款常見 PCB 設計工具的原生功能與替代做法之間的差異,以及如何在設計軟體中設定疊層、彎折線及禁佈區。 什麼是軟性 PCB 設計軟體? 軟性 PCB 設計軟體是一種 PCB CAD 工具,用於定義軟性電路的銅箔佈局,以及軟性疊層、彎折區域、覆蓋膜開窗及補強板。大多數 PCB 編輯器都能在薄型電路板上進行銅箔佈線;此外,軟板設計還需要工具指定電路板結構及彎......
客製化 FPC 製造:設計規則與製造指南
客製化 FPC 製造是依照客戶的設計要求,例如電路板外形、疊層結構、銅箔厚度、覆蓋膜開窗及補強板位置,製作軟性印刷電路的流程。客製化軟性電路與傳統硬式 PCB 不同,必須謹慎規劃材料與佈局,以滿足可撓性及應力要求,並適用於較小型的組裝結構。這些設計決策直接影響可製造性、可靠性、生產成本及交期,因此必須在提交製造前確定。 圖:客製化 FPC 製造範例,展示具有 ENIG 連接器金手指的聚醯亞胺軟性電路 本指南將協助你為客製化 FPC 設計選擇合適的層數、層壓材料、銅箔、覆蓋膜及補強板,同時介紹主要的製造、檢驗與測試流程,以及影響製造成本和交期的因素,並說明重要的彎曲半徑、走線佈局及覆蓋膜設計規則。 什麼是客製化 FPC 製造? 客製化 FPC 製造並不是購買具有標準規格的軟性扁平排線,而是根據專屬設計資訊進行製作。電路板的外形、疊層結構及各項特徵都依照客戶提供的檔案設定,再由製造商使用其標準製程生產。 了解客製化軟性印刷電路 客製化軟性 PCB 主要由以下五項設計輸入決定: 外形:透過雷射切割形成輪廓,包括尾端、槽孔及挖空區。 銅箔佈局:在一層、兩層或多層銅箔上進行佈線。 疊層結構:基材薄膜、銅箔重......
聚醯亞胺軟性 PCB 製造:材料與製程指南
聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是以聚醯亞胺薄膜及銅箔製作可彎曲、折疊並能承受焊接溫度的電路。這類電路板的薄膜材料雖然帶來可撓性,但同時對濕氣較敏感,因此製造難度略高於硬式 PCB。聚醯亞胺在加工過程中可能膨脹或收縮,回焊前亦可能吸收濕氣;若彎曲半徑過小,還可能導致銅箔疲勞或龜裂。 圖:配備 PI 補強板的聚醯亞胺軟性 PCB 本指南將介紹如何選擇無膠型或有膠型軟性覆銅板(FCCL)、了解 FCCL 製造的八個關鍵步驟及不同電路板結構之間的製程差異、選擇合適的薄膜厚度與銅箔類型,以及如何管理濕氣與尺寸變化以提升良率和可靠性,並說明 FCCL 製造所需的 IPC 規範及設計檔案準備方式。 什麼是聚醯亞胺軟性 PCB 製造? 聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是在聚醯亞胺(PI)薄膜上製作銅箔電路的流程,包括銅箔影像轉移、鑽孔及電鍍、在電路上壓合 PI 覆蓋膜、表面處理、測試及板件切割,同時控制薄膜的吸濕情況與尺寸變化。 基材為軟性覆銅板(FCCL),由銅箔與 PI 薄膜組成,可採用有膠或無膠結構。此類層壓材料適用 IPC-4204 規範,而覆蓋膜則適用 IPC-4203 規範。 聚醯亞胺如何作為軟性 PCB ......
軟性 PCB 價格:主要成本因素與節省成本的方法
軟性 PCB 並沒有固定的單一價格,主要取決於設計所佔用的拼板面積、銅層數及訂購數量。補強板、EMI 屏蔽膜、嚴格的外形公差及複雜的導通孔結構等其他特徵,也可能進一步增加製造成本。大部分成本因素在 PCB 佈局階段,甚至首次報價時便已經確定。 圖:採用聚醯亞胺基材、ENIG 接觸焊盤及黏合式補強板的軟性 PCB 本指南將介紹軟性 PCB 的價格如何受到訂單數量及板件數量影響、哪些設計規格會推高製造成本及其原因,以及軟性 PCB 與硬式 PCB 的成本比較。你亦會了解有助節省成本的下單及佈局技巧,並掌握製造商提供準確軟性 PCB 報價時所需的資料。 軟性 PCB 的價格是多少? 軟性 PCB 並沒有統一價格。JLCPCB 的最低報價為 US$2.00,可製作 5 片尺寸不超過 100 × 100 mm 的雙層板。此報價已於 2026 年 10 月 23 日在軟性 PCB 資源頁面核實。使用此價格時,請留意以下三點: 入門價格,並非平均價格:JLCPCB 於 2024 年推出 US$2 軟性 PCB 優惠。這是小型雙層板的最低入門價格,並不代表一般量產設計的典型成本。 優惠券另行計算:新客戶軟性 PC......
軟板設計指南:FPC 設計規則、彎折半徑、補強板與拼板實務
軟板(Flexible PCB,簡稱 FPC)和硬板最大的差別,在於它是會「動」的。走線、銅箔、覆蓋膜和補強板,都要以受力的角度重新考慮。這份軟性 PCB 指南整理實際打樣與量產中最常碰到的問題,協助設計人員在材料、彎折、連接與製造成本之間做出可驗證的選擇。 FPC 設計提醒 先確認彎折方式、彎折次數、連接器厚度與板廠製程能力,再決定疊構、銅箔、Coverlay、補強板與拼板方式,避免在打樣後才返工。 一、先決定疊構,再談走線 軟板常見的基材是聚醯亞胺(PI),厚度多為 12.5µm、25µm 或 50µm。銅箔則分成壓延銅(RA)與電解銅(ED)兩種。壓延銅的晶粒呈橫向延展,耐彎折次數明顯較高,適合需要反覆運動的彎折區。 材料還可分為有膠與無膠基材。無膠(adhesiveless)材料較薄、耐熱性好,彎折表現也比較穩定,價格稍高。對於層數超過兩層或需要動態彎折的設計,應優先與板廠確認無膠材料與壓合方案。疊構定案後,才有可靠的線寬、阻抗與彎折半徑基準。 材料項目 常見選擇 設計考量 基材 PI 12.5/25/50µm 厚度影響總板厚、彎折半徑與柔軟度 銅箔 壓延銅(RA)/電解銅(ED) 動態彎......
客製蝕刻柔性電路:材料與製造指南
客製蝕刻柔性電路讓摺疊手機鉸鏈和助聽器能在狹窄空間中完成佈線,即使傳統電纜也無法通過。這類電路完全依照客戶的外形、彎折區域和補強板配置製作,因此任何尺寸錯誤都可能讓成品變成廢料。 本指南將介紹: 客製蝕刻柔性電路與目錄型柔性排線的差異 減成式蝕刻與層壓製程的實際流程 聚酰亞胺、銅箔、覆蓋膜和補強板的材料選擇 可在量產中維持穩定性的走線、容差與彎曲半徑規則 柔性電路相較於線束或硬質電路板的優勢 什麼是客製蝕刻柔性電路? 客製蝕刻柔性電路的定義 客製蝕刻柔性電路是按需求製作的柔性印刷電路。其導體透過化學方式,從覆銅聚酰亞胺薄膜上移除多餘銅箔,再以層壓覆蓋膜保護,並按照客戶指定的外形加工。 相較之下,目錄型 FFC 排線是依照間距和導體數量選購的直線、均勻電纜。客製柔性電纜可以分支、向三個方向彎折、承載焊接元件,並可同時連接三種不同類型的連接器。 蝕刻柔性電路在電子應用中的工作方式 客製柔性電路同時承擔兩項工作:像 PCB 一樣傳輸訊號,也像電纜一樣作為機械連接件。因此,它可以取代一個連接器、一條電纜和另一個連接器,形成連續的銅導電路徑。 大多數設計會以金手指尾端收尾,插入零插入力(ZIF)連接器。例如......