柔性印刷電路板在汽車電子中的角色
1 分鐘
- 認識 Flex PCBs
- 汽車電子中的 Flex PCB 類型
- 汽車 Flex PCB 的趨勢與創新
- 結論
- 更多柔性 PCB 教學
柔性印刷電路板(Flex PCBs)已徹底改變了醫療、汽車與航空等多個產業,成為現代電子設備不可或缺的一部分。
這類 PCB 由聚醯亞胺或聚酯等柔性材料製成,可耐高溫,適用於嚴苛環境;其可撓性使其能裝入狹小空間,成為小型電子裝置的理想選擇。
自動化設備需要能在惡劣環境與高溫下運作的先進電子元件,隨著電子產業自動化程度提升,Flex PCBs 的使用也日益增加。
認識 Flex PCBs
獨特特性與優勢
Flex PCBs(可撓性印刷電路板)是一種可彎曲或扭轉以配合狹小空間或特殊形狀的電路板,通常以柔性塑膠基材與柔性銅導體構成,用於傳輸電訊號,相較於剛性 PCB 具有多項獨特優勢。
Flex PCBs 的主要優點之一是可彎曲與撓曲,使其非常適合空間受限或需配合特定形狀的應用,例如智慧手錶、健身追蹤器與醫療設備等可穿戴技術,這些應用對體積與可撓性要求極高。
Flex PCBs 亦具備輕量化與高耐用度,在重量與耐用性為關鍵因素的應用中表現優異,可承受高溫、震動與其他環境因素,適用於嚴苛條件。
汽車電子中的 Flex PCB 類型
由於能裝入狹小空間與特殊形狀,Flex PCBs 在汽車產業日益普及,常見類型包括:
單面 Flex PCB:僅有一層導體,用於動態撓曲、特殊折疊成型、安裝/維修/維護,以及空間/厚度受限的場合。
雙面 Flex PCB:具兩層導體,用於需要更複雜電路的應用。
多層 Flex PCB:擁有兩層以上導體,用於需要更高電路複雜度的應用。
剛撓結合 PCB:同時包含剛性與柔性區域,適用於需要兩者特性的應用。
特定功能與效益
Flex PCBs 在照明、感測器與車載資訊娛樂系統等領域提供獨特優勢,例如:
• 車載資訊娛樂系統:用於連接螢幕、攝影機與喇叭等元件,亦用於製作觸控按鍵與控制介面。
• 感測器:用於測量溫度、壓力、濕度等參數,亦用於製作動作與接近感測器。
• 照明:用於連接 LED 與驅動器等元件,亦可實現可調亮度與顏色的照明系統。
整體而言,Flex PCBs 在汽車產業優勢眾多,其輕量化、高強度與可撓性,使其成為高可靠性與高效能應用的理想選擇。
汽車 Flex PCB 的趨勢與創新
憑藉相較傳統剛性 PCB 的諸多優勢,Flex PCBs 在汽車產業的應用日益廣泛。最新趨勢之一是整合先進安全系統,這些系統需要更多感測器與電子元件,而 Flex PCBs 的可撓與節省空間設計正好滿足需求。
另一趨勢是綠色 PCB 製造需求上升,汽車產業日益重視環保,Flex PCBs 相較傳統剛性 PCB 更為環保,所需材料與能源更少,是更永續的選擇。
先進安全系統、永續製造需求,以及自駕與電動車等新興技術,皆推動 Flex PCBs 在汽車產業的應用持續成長。Flex PCBs 相較傳統剛性 PCB 優勢眾多,是汽車電子製造商設計更精簡、高效與創新電子系統的理想選擇。
結論
總結而言,柔性 PCB 憑藉節省空間、減輕重量、提升可靠性、設計彈性與成本效益等優勢,在自動化電子領域日益普及,成為眾多應用的理想選擇。
隨著汽車技術持續進步,對精簡、高效與創新電子系統的需求不斷增長,升級採用 JLCPCB 等高品質 Flex PCB,可為汽車電子帶來更佳效能與美觀。
立即選用 JLCPCB 的高品質 Flex PCB,讓您的電子產品效能與外觀全面升級!
更多柔性 PCB 教學
- 製程與優勢
- 在 JLCPCB 進行柔性 PCB 製造的實用設計指南
- 最佳指引-如何避免線路斷裂?
- 汽車柔性 PCB 的設計考量
- 如何選擇 PCB 類型:剛性 PCB vs. 柔性 PCB
持續學習
最佳軟性 PCB 設計軟體:CAD 工具與設定指南
軟性 PCB 設計軟體的選擇,取決於電路的複雜程度及結構。Altium Designer、Cadence Allegro X、OrCAD X 及 Siemens Xpedition 等專業工具,具備軟性及軟硬結合 PCB 設計所需的進階功能,例如疊層管理、彎折區域及機械限制。對於較簡單的軟性電路,KiCad 或 EasyEDA Pro 亦可能是合適選擇,但可能需要手動設定及驗證。與傳統硬式 PCB 設計不同,軟性電路必須特別留意彎折區、覆蓋膜開窗、補強板位置及材料特性,才能確保可製造性與可靠性。 圖:軟性 PCB 設計軟體展示同一塊軟硬結合電路板的平面佈局及折疊後的 3D 外觀。 本指南將介紹軟性及軟硬結合 PCB 設計所需的關鍵 CAD 功能、六款常見 PCB 設計工具的原生功能與替代做法之間的差異,以及如何在設計軟體中設定疊層、彎折線及禁佈區。 什麼是軟性 PCB 設計軟體? 軟性 PCB 設計軟體是一種 PCB CAD 工具,用於定義軟性電路的銅箔佈局,以及軟性疊層、彎折區域、覆蓋膜開窗及補強板。大多數 PCB 編輯器都能在薄型電路板上進行銅箔佈線;此外,軟板設計還需要工具指定電路板結構及彎......
客製化 FPC 製造:設計規則與製造指南
客製化 FPC 製造是依照客戶的設計要求,例如電路板外形、疊層結構、銅箔厚度、覆蓋膜開窗及補強板位置,製作軟性印刷電路的流程。客製化軟性電路與傳統硬式 PCB 不同,必須謹慎規劃材料與佈局,以滿足可撓性及應力要求,並適用於較小型的組裝結構。這些設計決策直接影響可製造性、可靠性、生產成本及交期,因此必須在提交製造前確定。 圖:客製化 FPC 製造範例,展示具有 ENIG 連接器金手指的聚醯亞胺軟性電路 本指南將協助你為客製化 FPC 設計選擇合適的層數、層壓材料、銅箔、覆蓋膜及補強板,同時介紹主要的製造、檢驗與測試流程,以及影響製造成本和交期的因素,並說明重要的彎曲半徑、走線佈局及覆蓋膜設計規則。 什麼是客製化 FPC 製造? 客製化 FPC 製造並不是購買具有標準規格的軟性扁平排線,而是根據專屬設計資訊進行製作。電路板的外形、疊層結構及各項特徵都依照客戶提供的檔案設定,再由製造商使用其標準製程生產。 了解客製化軟性印刷電路 客製化軟性 PCB 主要由以下五項設計輸入決定: 外形:透過雷射切割形成輪廓,包括尾端、槽孔及挖空區。 銅箔佈局:在一層、兩層或多層銅箔上進行佈線。 疊層結構:基材薄膜、銅箔重......
聚醯亞胺軟性 PCB 製造:材料與製程指南
聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是以聚醯亞胺薄膜及銅箔製作可彎曲、折疊並能承受焊接溫度的電路。這類電路板的薄膜材料雖然帶來可撓性,但同時對濕氣較敏感,因此製造難度略高於硬式 PCB。聚醯亞胺在加工過程中可能膨脹或收縮,回焊前亦可能吸收濕氣;若彎曲半徑過小,還可能導致銅箔疲勞或龜裂。 圖:配備 PI 補強板的聚醯亞胺軟性 PCB 本指南將介紹如何選擇無膠型或有膠型軟性覆銅板(FCCL)、了解 FCCL 製造的八個關鍵步驟及不同電路板結構之間的製程差異、選擇合適的薄膜厚度與銅箔類型,以及如何管理濕氣與尺寸變化以提升良率和可靠性,並說明 FCCL 製造所需的 IPC 規範及設計檔案準備方式。 什麼是聚醯亞胺軟性 PCB 製造? 聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是在聚醯亞胺(PI)薄膜上製作銅箔電路的流程,包括銅箔影像轉移、鑽孔及電鍍、在電路上壓合 PI 覆蓋膜、表面處理、測試及板件切割,同時控制薄膜的吸濕情況與尺寸變化。 基材為軟性覆銅板(FCCL),由銅箔與 PI 薄膜組成,可採用有膠或無膠結構。此類層壓材料適用 IPC-4204 規範,而覆蓋膜則適用 IPC-4203 規範。 聚醯亞胺如何作為軟性 PCB ......
軟性 PCB 價格:主要成本因素與節省成本的方法
軟性 PCB 並沒有固定的單一價格,主要取決於設計所佔用的拼板面積、銅層數及訂購數量。補強板、EMI 屏蔽膜、嚴格的外形公差及複雜的導通孔結構等其他特徵,也可能進一步增加製造成本。大部分成本因素在 PCB 佈局階段,甚至首次報價時便已經確定。 圖:採用聚醯亞胺基材、ENIG 接觸焊盤及黏合式補強板的軟性 PCB 本指南將介紹軟性 PCB 的價格如何受到訂單數量及板件數量影響、哪些設計規格會推高製造成本及其原因,以及軟性 PCB 與硬式 PCB 的成本比較。你亦會了解有助節省成本的下單及佈局技巧,並掌握製造商提供準確軟性 PCB 報價時所需的資料。 軟性 PCB 的價格是多少? 軟性 PCB 並沒有統一價格。JLCPCB 的最低報價為 US$2.00,可製作 5 片尺寸不超過 100 × 100 mm 的雙層板。此報價已於 2026 年 10 月 23 日在軟性 PCB 資源頁面核實。使用此價格時,請留意以下三點: 入門價格,並非平均價格:JLCPCB 於 2024 年推出 US$2 軟性 PCB 優惠。這是小型雙層板的最低入門價格,並不代表一般量產設計的典型成本。 優惠券另行計算:新客戶軟性 PC......
軟板設計指南:FPC 設計規則、彎折半徑、補強板與拼板實務
軟板(Flexible PCB,簡稱 FPC)和硬板最大的差別,在於它是會「動」的。走線、銅箔、覆蓋膜和補強板,都要以受力的角度重新考慮。這份軟性 PCB 指南整理實際打樣與量產中最常碰到的問題,協助設計人員在材料、彎折、連接與製造成本之間做出可驗證的選擇。 FPC 設計提醒 先確認彎折方式、彎折次數、連接器厚度與板廠製程能力,再決定疊構、銅箔、Coverlay、補強板與拼板方式,避免在打樣後才返工。 一、先決定疊構,再談走線 軟板常見的基材是聚醯亞胺(PI),厚度多為 12.5µm、25µm 或 50µm。銅箔則分成壓延銅(RA)與電解銅(ED)兩種。壓延銅的晶粒呈橫向延展,耐彎折次數明顯較高,適合需要反覆運動的彎折區。 材料還可分為有膠與無膠基材。無膠(adhesiveless)材料較薄、耐熱性好,彎折表現也比較穩定,價格稍高。對於層數超過兩層或需要動態彎折的設計,應優先與板廠確認無膠材料與壓合方案。疊構定案後,才有可靠的線寬、阻抗與彎折半徑基準。 材料項目 常見選擇 設計考量 基材 PI 12.5/25/50µm 厚度影響總板厚、彎折半徑與柔軟度 銅箔 壓延銅(RA)/電解銅(ED) 動態彎......
客製蝕刻柔性電路:材料與製造指南
客製蝕刻柔性電路讓摺疊手機鉸鏈和助聽器能在狹窄空間中完成佈線,即使傳統電纜也無法通過。這類電路完全依照客戶的外形、彎折區域和補強板配置製作,因此任何尺寸錯誤都可能讓成品變成廢料。 本指南將介紹: 客製蝕刻柔性電路與目錄型柔性排線的差異 減成式蝕刻與層壓製程的實際流程 聚酰亞胺、銅箔、覆蓋膜和補強板的材料選擇 可在量產中維持穩定性的走線、容差與彎曲半徑規則 柔性電路相較於線束或硬質電路板的優勢 什麼是客製蝕刻柔性電路? 客製蝕刻柔性電路的定義 客製蝕刻柔性電路是按需求製作的柔性印刷電路。其導體透過化學方式,從覆銅聚酰亞胺薄膜上移除多餘銅箔,再以層壓覆蓋膜保護,並按照客戶指定的外形加工。 相較之下,目錄型 FFC 排線是依照間距和導體數量選購的直線、均勻電纜。客製柔性電纜可以分支、向三個方向彎折、承載焊接元件,並可同時連接三種不同類型的連接器。 蝕刻柔性電路在電子應用中的工作方式 客製柔性電路同時承擔兩項工作:像 PCB 一樣傳輸訊號,也像電纜一樣作為機械連接件。因此,它可以取代一個連接器、一條電纜和另一個連接器,形成連續的銅導電路徑。 大多數設計會以金手指尾端收尾,插入零插入力(ZIF)連接器。例如......