什麼是軟性印刷電路板?您的可彎曲電路板入門指南
1 分鐘
- 軟板裡面有什麼?讓我們動手拆解
- 哪裡可以找到軟板?(提示:無所不在)
- 軟板是如何製造的
- 為什麼軟板勝過硬板(大多數情況下)
- 軟板的未來:下一個是什麼?
- 結論
如果您曾好奇您的智慧型手機是如何折疊的、您的智慧型手錶是如何貼合手腕曲線的,或者是醫療設備如何緊密地置入人體內,答案通常就在於一個微小且可彎曲的英雄——「軟性印刷電路板」(Flexible Printed Circuit Board),簡稱「軟板」(Flex PCB)。
不同於您在舊式電子產品中看到的「硬板」表親(那種扁平且堅硬的電路板),軟板可以扭轉、折疊並擠進傳統電路板無法進入的空間。讓我們來解析是什麼讓這些電路板如此特別、它們是如何製造的,以及為什麼它們正在悄悄地徹底改變我們周遭的科技。
軟板 101:無需工程學位也能懂
想像一個像瑜珈墊一樣的電路板,既堅固又具備足夠的靈活性,可以彎曲成各種形狀而不會斷裂。這基本上就是軟板。這些電路板使用薄且易彎曲的材料代替堅硬的玻璃纖維,使它們能夠塞進曲線或狹小的空間。把它們想像成電子界的摺紙大師:它們可以折疊、扭轉並適應任何裝置所需的形狀。
甚至還有一種混合版本稱為「軟硬結合板」(Rigid-Flex),它結合了軟性與硬質的部分。想像一個電路板,一部分是可彎曲的(用於包裹電池),另一部分是固定的(用於承載沉重的元件)。這種組合兼具兩者的優點,您可以在空間與耐用性同樣重要的裝置中發現它,例如航太設備或先進的醫療工具。
軟板並非一直都這麼普及。在電腦還像房間一樣大、手機像磚塊一樣重的年代,硬板佔據主導地位,因為當時沒人需要電路彎曲。但隨著裝置縮小,設計師構思出更時尚的穿戴式裝置、折疊手機和植入式健康監測器,軟板便成了首選解決方案。今天,它們無所不在;從您的汽車儀表板到環繞地球運行的衛星。
軟板裡面有什麼?讓我們動手拆解
製造軟板就像疊層製作一個高科技三明治。以下是它的組成成分:
1. 基礎層(基板):這是三明治的「麵包」。它通常由聚醯亞胺(Polyimide)製成;這是一種堅韌、耐熱的材料,即使在壓力下也能保持靈活性。(看過某些電子產品內部的金色薄膜嗎?那就是聚醯亞胺。)較便宜的電路板可能會使用聚酯纖維(Polyester),但它無法承受高溫。基礎層的厚度範圍從「比人髮還細」到大約像一張影印紙那麼厚。越薄意味著靈活性越好,這就是為什麼您的健身追蹤器錶帶在您活動時不會裂開的原因。
2. 佈線(導電層):接下來是「肉」的部分:蝕刻成複雜電路圖案的超薄銅箔。銅是完美的材料,因為它能高效導電且彎曲而不折斷。這些路徑就像電路板的神經,在元件之間傳遞訊號。這種銅箔非常薄,通常只有汽水罐厚度的十分之一,薄到您可以像紙一樣揉皺它(儘管工程師更喜歡保持它平整)。
3. 膠水(黏合劑):為了將銅黏合到基板上,製造商使用特殊的黏合劑。有些是靈活的壓克力膠,能隨電路板一同彎曲;有些則是較強韌的環氧樹脂,用於保持剛性的部分。膠水必須經受多年的彎曲、高溫,甚至可能是汗水(說的就是你,智慧型手錶)。
4. 保護層(覆蓋膜 Coverlay):最後,一個保護層(通常也是聚醯亞胺)像雨衣一樣覆蓋在銅層上。這道護盾能防止灰塵、濕氣或意外刮傷損毀電路。某些電路板會額外增加塗層以實現防水或絕緣。
哪裡可以找到軟板?(提示:無所不在)
軟板是現代科技中沈默的英雄。以下是它們藏身的地方:
· 您的口袋:智慧型手機使用軟板來連接螢幕、按鈕和相機。當您翻開折疊手機時,軟板會在鉸鏈處無縫彎曲。
· 您的手腕:健身追蹤器和智慧型手錶依賴這些電路板來包裹電池,並嵌入纖薄、具備曲線的錶帶中。
· 醫院:助聽器、血糖監測儀和影像診斷機使用軟板,因為它們體積小、可靠且與人體密切接觸時非常安全。
· 您的汽車:在儀表板後方,軟板連結了感測器、安全氣囊系統和觸控螢幕。它們能經受振動、夏日高溫和冬日嚴寒。
· 天空:衛星和飛機使用輕量化的軟板來節省燃料並處理極端溫度。
軟板是如何製造的
製造軟板並非魔法,但確實需要精密度。以下是簡化的操作流程:
1. 設計:工程師使用軟體規劃電路圖,規劃哪裡需要彎曲、哪裡要連接零件。這裡出錯可能意味著電路板會裂開或失效。
2. 印刷:使用雷射或化學程序將銅層蝕刻成精確的路徑,就像為電流開鑿微小的河流。
3. 層壓:銅層被黏合到基板上,蓋上保護膜,有時還會為混合板添加硬質層。
4. 測試:每塊電路板都會檢查是否有斷路、短路或弱點。有些會經過「彎曲測試」以確保它們能經受多年的撓曲。
為什麼軟板勝過硬板(大多數情況下)
· 節省空間:它們能擠進硬板無法進入的地方,讓設計師打造更薄、更輕的裝置。
· 耐用性:需要一塊能承受摔落、彎曲或振動的電路板嗎?在活動裝置中,軟板的比硬板更耐用。
· 簡化組裝:更少的連接器和電線意味著零件鬆動的機會更小。
· 成本效益:雖然前期價格較高,但從長遠來看,透過減少零件數量和維修需求,它們通常能降低成本。
軟板的未來:下一個是什麼?
科技永不止步,軟板也不例外。最近的突破包括:
· 3D 列印電路:直接將導電墨水噴印在軟性材料上,跳過傳統的蝕刻程序。
· 可拉伸電子產品:電路板不僅能彎曲,還能拉伸,非常適合能隨皮膚移動的穿戴式健康感測器。
· 環保材料:可生物降解的基板可以減少拋棄式裝置產生的電子廢棄物。
JLCPCB 正在進一步推動這些創新,提供更快的原型打樣速度和工具,讓任何人都能在線上設計軟板。
結論
軟性電路板不僅僅是一種科技趨勢,它們正推動著下一波電子產品的浪潮。從折疊手機到救命的醫療工具,它們「彎而不折」的能力正在重塑科技產品的功能。隨著材料的改良和成本的下降,預計會在更多地方看到它們:想像一下智慧衣物、可食用感測器,甚至是柔性太陽能板。
如果您正在設計一個會移動、扭轉,或者需要塞進傳統電路板無法觸及之處的裝置,軟板就是您的答案。隨著製造商使它們變得比以往任何時候都更容易取得,現在正是實驗的最佳時機。
有需要軟板的專案嗎?
連繫 JLCPCB 團隊,他們將協助您將可彎曲的創意變為現實。
持續學習
最佳軟性 PCB 設計軟體:CAD 工具與設定指南
軟性 PCB 設計軟體的選擇,取決於電路的複雜程度及結構。Altium Designer、Cadence Allegro X、OrCAD X 及 Siemens Xpedition 等專業工具,具備軟性及軟硬結合 PCB 設計所需的進階功能,例如疊層管理、彎折區域及機械限制。對於較簡單的軟性電路,KiCad 或 EasyEDA Pro 亦可能是合適選擇,但可能需要手動設定及驗證。與傳統硬式 PCB 設計不同,軟性電路必須特別留意彎折區、覆蓋膜開窗、補強板位置及材料特性,才能確保可製造性與可靠性。 圖:軟性 PCB 設計軟體展示同一塊軟硬結合電路板的平面佈局及折疊後的 3D 外觀。 本指南將介紹軟性及軟硬結合 PCB 設計所需的關鍵 CAD 功能、六款常見 PCB 設計工具的原生功能與替代做法之間的差異,以及如何在設計軟體中設定疊層、彎折線及禁佈區。 什麼是軟性 PCB 設計軟體? 軟性 PCB 設計軟體是一種 PCB CAD 工具,用於定義軟性電路的銅箔佈局,以及軟性疊層、彎折區域、覆蓋膜開窗及補強板。大多數 PCB 編輯器都能在薄型電路板上進行銅箔佈線;此外,軟板設計還需要工具指定電路板結構及彎......
客製化 FPC 製造:設計規則與製造指南
客製化 FPC 製造是依照客戶的設計要求,例如電路板外形、疊層結構、銅箔厚度、覆蓋膜開窗及補強板位置,製作軟性印刷電路的流程。客製化軟性電路與傳統硬式 PCB 不同,必須謹慎規劃材料與佈局,以滿足可撓性及應力要求,並適用於較小型的組裝結構。這些設計決策直接影響可製造性、可靠性、生產成本及交期,因此必須在提交製造前確定。 圖:客製化 FPC 製造範例,展示具有 ENIG 連接器金手指的聚醯亞胺軟性電路 本指南將協助你為客製化 FPC 設計選擇合適的層數、層壓材料、銅箔、覆蓋膜及補強板,同時介紹主要的製造、檢驗與測試流程,以及影響製造成本和交期的因素,並說明重要的彎曲半徑、走線佈局及覆蓋膜設計規則。 什麼是客製化 FPC 製造? 客製化 FPC 製造並不是購買具有標準規格的軟性扁平排線,而是根據專屬設計資訊進行製作。電路板的外形、疊層結構及各項特徵都依照客戶提供的檔案設定,再由製造商使用其標準製程生產。 了解客製化軟性印刷電路 客製化軟性 PCB 主要由以下五項設計輸入決定: 外形:透過雷射切割形成輪廓,包括尾端、槽孔及挖空區。 銅箔佈局:在一層、兩層或多層銅箔上進行佈線。 疊層結構:基材薄膜、銅箔重......
聚醯亞胺軟性 PCB 製造:材料與製程指南
聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是以聚醯亞胺薄膜及銅箔製作可彎曲、折疊並能承受焊接溫度的電路。這類電路板的薄膜材料雖然帶來可撓性,但同時對濕氣較敏感,因此製造難度略高於硬式 PCB。聚醯亞胺在加工過程中可能膨脹或收縮,回焊前亦可能吸收濕氣;若彎曲半徑過小,還可能導致銅箔疲勞或龜裂。 圖:配備 PI 補強板的聚醯亞胺軟性 PCB 本指南將介紹如何選擇無膠型或有膠型軟性覆銅板(FCCL)、了解 FCCL 製造的八個關鍵步驟及不同電路板結構之間的製程差異、選擇合適的薄膜厚度與銅箔類型,以及如何管理濕氣與尺寸變化以提升良率和可靠性,並說明 FCCL 製造所需的 IPC 規範及設計檔案準備方式。 什麼是聚醯亞胺軟性 PCB 製造? 聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是在聚醯亞胺(PI)薄膜上製作銅箔電路的流程,包括銅箔影像轉移、鑽孔及電鍍、在電路上壓合 PI 覆蓋膜、表面處理、測試及板件切割,同時控制薄膜的吸濕情況與尺寸變化。 基材為軟性覆銅板(FCCL),由銅箔與 PI 薄膜組成,可採用有膠或無膠結構。此類層壓材料適用 IPC-4204 規範,而覆蓋膜則適用 IPC-4203 規範。 聚醯亞胺如何作為軟性 PCB ......
軟性 PCB 價格:主要成本因素與節省成本的方法
軟性 PCB 並沒有固定的單一價格,主要取決於設計所佔用的拼板面積、銅層數及訂購數量。補強板、EMI 屏蔽膜、嚴格的外形公差及複雜的導通孔結構等其他特徵,也可能進一步增加製造成本。大部分成本因素在 PCB 佈局階段,甚至首次報價時便已經確定。 圖:採用聚醯亞胺基材、ENIG 接觸焊盤及黏合式補強板的軟性 PCB 本指南將介紹軟性 PCB 的價格如何受到訂單數量及板件數量影響、哪些設計規格會推高製造成本及其原因,以及軟性 PCB 與硬式 PCB 的成本比較。你亦會了解有助節省成本的下單及佈局技巧,並掌握製造商提供準確軟性 PCB 報價時所需的資料。 軟性 PCB 的價格是多少? 軟性 PCB 並沒有統一價格。JLCPCB 的最低報價為 US$2.00,可製作 5 片尺寸不超過 100 × 100 mm 的雙層板。此報價已於 2026 年 10 月 23 日在軟性 PCB 資源頁面核實。使用此價格時,請留意以下三點: 入門價格,並非平均價格:JLCPCB 於 2024 年推出 US$2 軟性 PCB 優惠。這是小型雙層板的最低入門價格,並不代表一般量產設計的典型成本。 優惠券另行計算:新客戶軟性 PC......
軟板設計指南:FPC 設計規則、彎折半徑、補強板與拼板實務
軟板(Flexible PCB,簡稱 FPC)和硬板最大的差別,在於它是會「動」的。走線、銅箔、覆蓋膜和補強板,都要以受力的角度重新考慮。這份軟性 PCB 指南整理實際打樣與量產中最常碰到的問題,協助設計人員在材料、彎折、連接與製造成本之間做出可驗證的選擇。 FPC 設計提醒 先確認彎折方式、彎折次數、連接器厚度與板廠製程能力,再決定疊構、銅箔、Coverlay、補強板與拼板方式,避免在打樣後才返工。 一、先決定疊構,再談走線 軟板常見的基材是聚醯亞胺(PI),厚度多為 12.5µm、25µm 或 50µm。銅箔則分成壓延銅(RA)與電解銅(ED)兩種。壓延銅的晶粒呈橫向延展,耐彎折次數明顯較高,適合需要反覆運動的彎折區。 材料還可分為有膠與無膠基材。無膠(adhesiveless)材料較薄、耐熱性好,彎折表現也比較穩定,價格稍高。對於層數超過兩層或需要動態彎折的設計,應優先與板廠確認無膠材料與壓合方案。疊構定案後,才有可靠的線寬、阻抗與彎折半徑基準。 材料項目 常見選擇 設計考量 基材 PI 12.5/25/50µm 厚度影響總板厚、彎折半徑與柔軟度 銅箔 壓延銅(RA)/電解銅(ED) 動態彎......
客製蝕刻柔性電路:材料與製造指南
客製蝕刻柔性電路讓摺疊手機鉸鏈和助聽器能在狹窄空間中完成佈線,即使傳統電纜也無法通過。這類電路完全依照客戶的外形、彎折區域和補強板配置製作,因此任何尺寸錯誤都可能讓成品變成廢料。 本指南將介紹: 客製蝕刻柔性電路與目錄型柔性排線的差異 減成式蝕刻與層壓製程的實際流程 聚酰亞胺、銅箔、覆蓋膜和補強板的材料選擇 可在量產中維持穩定性的走線、容差與彎曲半徑規則 柔性電路相較於線束或硬質電路板的優勢 什麼是客製蝕刻柔性電路? 客製蝕刻柔性電路的定義 客製蝕刻柔性電路是按需求製作的柔性印刷電路。其導體透過化學方式,從覆銅聚酰亞胺薄膜上移除多餘銅箔,再以層壓覆蓋膜保護,並按照客戶指定的外形加工。 相較之下,目錄型 FFC 排線是依照間距和導體數量選購的直線、均勻電纜。客製柔性電纜可以分支、向三個方向彎折、承載焊接元件,並可同時連接三種不同類型的連接器。 蝕刻柔性電路在電子應用中的工作方式 客製柔性電路同時承擔兩項工作:像 PCB 一樣傳輸訊號,也像電纜一樣作為機械連接件。因此,它可以取代一個連接器、一條電纜和另一個連接器,形成連續的銅導電路徑。 大多數設計會以金手指尾端收尾,插入零插入力(ZIF)連接器。例如......