柔性PCB製造流程:從原型設計到大量生產
1 分鐘
- 柔性PCB的應用:
- 柔性PCB的製造步驟:
- 詳細製造過程
- 向大規模生產過渡:
- 結論 :
柔性印刷電路板(Flexible Printed Circuit Board,俗稱柔性PCB)是現代電子技術的革命性進步,它提供緊湊、輕巧、動態和精確的設計。柔性PCB可以彎曲、扭轉和折疊,而剛性PCB則無法做到這一點。這些特性使其在穿戴式科技、消費性電子、航太和醫療科技等產業中廣泛應用。
隨著對小型化和人體工學產品設計的需求日益增長,了解柔性PCB從原型設計階段到量產的整個流程已變得至關重要。本文將介紹柔性PCB從原型設計到量產的整個流程。
柔性PCB的應用:
柔性 PCB 的興起源自於其多功能性。它們主要用於:
●醫療設備:心臟節律器、人工耳蝸和穿戴式診斷設備。
●消費性電子產品:智慧型手機、可折疊螢幕和健身帶等。
●汽車系統:汽車氣囊控制器、儀表板介面和感知器。
●航空航天:衛星、航空電子設備和高可靠性通訊系統。
柔性PCB的製造步驟:
柔性 PCB 的製造過程與傳統 PCB 的製造過程幾乎相似,但需要使用專門的材料和工藝來確保靈活性、耐用性和品質控制。以下是正確操作的步驟:
1. 材料選擇: 最適合的基材是聚醯亞胺。之所以選擇它,是因為其卓越的熱穩定性和出色的柔韌性。它實際上是單面或雙面覆銅的,具體取決於需求。
2. 清潔和準備:在進行下一步之前,徹底清潔覆銅聚醯亞胺以去除氧化物和污染物。
3. 光成像和圖案化:在銅表面覆上一層光阻。紫外線光源將電路圖案投射到光掩模上,使曝光區域硬化。
4. 工具:蝕刻掉不需要的銅,並洗掉未曝光的光阻,只留下所需的電路痕跡。
5. 鑽孔和電鍍:在多層設計中,進行精確鑽孔,然後在通孔上鍍銅,以在層之間建立電連接。
6.覆蓋膜應用:此處使用由聚醯亞胺和黏合劑製成的覆蓋膜來保護電路。覆蓋膜經過層壓和固化處理,可與基板牢固黏合。
7.表面處理: 採用浸銀或OSP或ENIG表面處理來準備焊接焊盤,這也可以保護暴露的銅免受氧化。
8.雷射或模切:使用雷射切割電路板輪廓以確保精度。
9.電氣測試:自動測試設備確保所有走線和過孔都正確放置並檢查是否有違規行為。
10. 檢驗和品質控制:現在,電路板要按照行業標準進行彎曲測試和目視檢驗。
詳細製造過程
我們首先要從捲材上取下所需材料,並切割成足夠大的面板進行加工。這種材質是雙面銅,中間夾著聚醯亞胺。下一步是在我們之前切割好的面板上鑽孔。一些電腦控制的鑽孔機可以在同一組面板上協同工作,完成相同的任務。位於鑽孔機前方的鑽頭可以根據需要自動更換鑽頭。我們從原料中取出的面板放置在玻璃纖維板下方,玻璃纖維板牢固地固定住面板,確保面板保持平整,以便進行精確加工。這些機器的轉速非常高,因為鑽頭非常小,需要高速運轉才能運作。然後,在面板上鑽孔。
下一步是對剛鑽好的孔進行電鍍,使這些孔與兩層保持連接。工廠通常不會自動進行這一步,而是手動操作,因為這樣比較容易控制,效果更好。下一步是在電路板上塗上光阻。光阻在紫外線照射下會硬化。這個過程只會在我們想要的位置留下銅。然後對面板進行加熱和壓制。機器會以數位方式曝光設計圖。現在,我們得到了一個光阻三明治結構,中間夾著銅,還有一層透明的塑膠材質保護光阻材料。這是最重要的一步,因為在這一步驟中需要放置銅。
下一步是酸蝕。在這一步驟中,所有未曝光的光阻都將被移除。然後用酸蝕刻掉多餘的銅。這樣就剩下深色的光阻和清晰的裸露銅。現在,多餘的銅被蝕刻掉了,我們可以看到透明的聚醯亞胺和仍然在銅上的藍色光刻膠。
下一步是去除光阻,也就是我們所說的剝離。現在我們只剩下一塊裸露的銅電路板。接下來,我們進行軟蝕刻,去除氧化層。
下一步是清洗並乾燥電路板。現在我們塗上覆蓋膜,它相當於剛性PCB上的阻焊層。
下一步是熱壓覆蓋層,將整個東西壓到板上。
現在,我們在PCB板上鍍金,以防止氧化和腐蝕。接下來,我們將網版印刷到電路板上。下一步也是最後一步,是用紫外線雷射將電路板從面板上切割下來。現在,製造部分已經完成,如果檢查無誤,我們會進行品質檢查。
柔性PCB工廠內部
向大規模生產過渡:
一旦樣板完成並通過所有性能和耐用性測試,產品就會投入大量生產。
量產步驟:
1. 設計凍結:經過嚴格測試和利害關係人的批准後鎖定所有細節。
2. 工具設定:為高速製造和組裝創建精確的模板。
3. 製程最佳化:對層壓、鑽孔和電鍍製程進行微調,以提高產量效率。
4. 品質控制擴展:實施線上測試和自動化目視檢查。
5. 規劃:協調聚醯亞胺、黏合劑和飾面的供應。
結論 :
柔性 PCB是現代電子產品不可或缺的一部分,協助各行各業的創新。其兼具靈活性、耐用性和緊湊設計,為產品工程師和系統設計師開啟了全新的可能性。
從最初的設計和原型製作階段,到大批量生產的需求,柔性 PCB 製程的每個步驟都需要精準度、專業知識和細緻的協調。透過了解柔性 PCB 製造流程的複雜性,企業可以充分利用這項強大技術的潛力,以前所未有的速度、更小巧、更聰明的方式打造下一代產品。
持續學習
客製化 FPC 製造:設計規則與製造指南
客製化 FPC 製造是依照客戶的設計要求,例如電路板外形、疊層結構、銅箔厚度、覆蓋膜開窗及補強板位置,製作軟性印刷電路的流程。客製化軟性電路與傳統硬式 PCB 不同,必須謹慎規劃材料與佈局,以滿足可撓性及應力要求,並適用於較小型的組裝結構。這些設計決策直接影響可製造性、可靠性、生產成本及交期,因此必須在提交製造前確定。 圖:客製化 FPC 製造範例,展示具有 ENIG 連接器金手指的聚醯亞胺軟性電路 本指南將協助你為客製化 FPC 設計選擇合適的層數、層壓材料、銅箔、覆蓋膜及補強板,同時介紹主要的製造、檢驗與測試流程,以及影響製造成本和交期的因素,並說明重要的彎曲半徑、走線佈局及覆蓋膜設計規則。 什麼是客製化 FPC 製造? 客製化 FPC 製造並不是購買具有標準規格的軟性扁平排線,而是根據專屬設計資訊進行製作。電路板的外形、疊層結構及各項特徵都依照客戶提供的檔案設定,再由製造商使用其標準製程生產。 了解客製化軟性印刷電路 客製化軟性 PCB 主要由以下五項設計輸入決定: 外形:透過雷射切割形成輪廓,包括尾端、槽孔及挖空區。 銅箔佈局:在一層、兩層或多層銅箔上進行佈線。 疊層結構:基材薄膜、銅箔重......
聚醯亞胺軟性 PCB 製造:材料與製程指南
聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是以聚醯亞胺薄膜及銅箔製作可彎曲、折疊並能承受焊接溫度的電路。這類電路板的薄膜材料雖然帶來可撓性,但同時對濕氣較敏感,因此製造難度略高於硬式 PCB。聚醯亞胺在加工過程中可能膨脹或收縮,回焊前亦可能吸收濕氣;若彎曲半徑過小,還可能導致銅箔疲勞或龜裂。 圖:配備 PI 補強板的聚醯亞胺軟性 PCB 本指南將介紹如何選擇無膠型或有膠型軟性覆銅板(FCCL)、了解 FCCL 製造的八個關鍵步驟及不同電路板結構之間的製程差異、選擇合適的薄膜厚度與銅箔類型,以及如何管理濕氣與尺寸變化以提升良率和可靠性,並說明 FCCL 製造所需的 IPC 規範及設計檔案準備方式。 什麼是聚醯亞胺軟性 PCB 製造? 聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是在聚醯亞胺(PI)薄膜上製作銅箔電路的流程,包括銅箔影像轉移、鑽孔及電鍍、在電路上壓合 PI 覆蓋膜、表面處理、測試及板件切割,同時控制薄膜的吸濕情況與尺寸變化。 基材為軟性覆銅板(FCCL),由銅箔與 PI 薄膜組成,可採用有膠或無膠結構。此類層壓材料適用 IPC-4204 規範,而覆蓋膜則適用 IPC-4203 規範。 聚醯亞胺如何作為軟性 PCB ......
軟性 PCB 價格:主要成本因素與節省成本的方法
軟性 PCB 並沒有固定的單一價格,主要取決於設計所佔用的拼板面積、銅層數及訂購數量。補強板、EMI 屏蔽膜、嚴格的外形公差及複雜的導通孔結構等其他特徵,也可能進一步增加製造成本。大部分成本因素在 PCB 佈局階段,甚至首次報價時便已經確定。 圖:採用聚醯亞胺基材、ENIG 接觸焊盤及黏合式補強板的軟性 PCB 本指南將介紹軟性 PCB 的價格如何受到訂單數量及板件數量影響、哪些設計規格會推高製造成本及其原因,以及軟性 PCB 與硬式 PCB 的成本比較。你亦會了解有助節省成本的下單及佈局技巧,並掌握製造商提供準確軟性 PCB 報價時所需的資料。 軟性 PCB 的價格是多少? 軟性 PCB 並沒有統一價格。JLCPCB 的最低報價為 US$2.00,可製作 5 片尺寸不超過 100 × 100 mm 的雙層板。此報價已於 2026 年 10 月 23 日在軟性 PCB 資源頁面核實。使用此價格時,請留意以下三點: 入門價格,並非平均價格:JLCPCB 於 2024 年推出 US$2 軟性 PCB 優惠。這是小型雙層板的最低入門價格,並不代表一般量產設計的典型成本。 優惠券另行計算:新客戶軟性 PC......
軟板設計指南:FPC 設計規則、彎折半徑、補強板與拼板實務
軟板(Flexible PCB,簡稱 FPC)和硬板最大的差別,在於它是會「動」的。走線、銅箔、覆蓋膜和補強板,都要以受力的角度重新考慮。這份軟性 PCB 指南整理實際打樣與量產中最常碰到的問題,協助設計人員在材料、彎折、連接與製造成本之間做出可驗證的選擇。 FPC 設計提醒 先確認彎折方式、彎折次數、連接器厚度與板廠製程能力,再決定疊構、銅箔、Coverlay、補強板與拼板方式,避免在打樣後才返工。 一、先決定疊構,再談走線 軟板常見的基材是聚醯亞胺(PI),厚度多為 12.5µm、25µm 或 50µm。銅箔則分成壓延銅(RA)與電解銅(ED)兩種。壓延銅的晶粒呈橫向延展,耐彎折次數明顯較高,適合需要反覆運動的彎折區。 材料還可分為有膠與無膠基材。無膠(adhesiveless)材料較薄、耐熱性好,彎折表現也比較穩定,價格稍高。對於層數超過兩層或需要動態彎折的設計,應優先與板廠確認無膠材料與壓合方案。疊構定案後,才有可靠的線寬、阻抗與彎折半徑基準。 材料項目 常見選擇 設計考量 基材 PI 12.5/25/50µm 厚度影響總板厚、彎折半徑與柔軟度 銅箔 壓延銅(RA)/電解銅(ED) 動態彎......
客製蝕刻柔性電路:材料與製造指南
客製蝕刻柔性電路讓摺疊手機鉸鏈和助聽器能在狹窄空間中完成佈線,即使傳統電纜也無法通過。這類電路完全依照客戶的外形、彎折區域和補強板配置製作,因此任何尺寸錯誤都可能讓成品變成廢料。 本指南將介紹: 客製蝕刻柔性電路與目錄型柔性排線的差異 減成式蝕刻與層壓製程的實際流程 聚酰亞胺、銅箔、覆蓋膜和補強板的材料選擇 可在量產中維持穩定性的走線、容差與彎曲半徑規則 柔性電路相較於線束或硬質電路板的優勢 什麼是客製蝕刻柔性電路? 客製蝕刻柔性電路的定義 客製蝕刻柔性電路是按需求製作的柔性印刷電路。其導體透過化學方式,從覆銅聚酰亞胺薄膜上移除多餘銅箔,再以層壓覆蓋膜保護,並按照客戶指定的外形加工。 相較之下,目錄型 FFC 排線是依照間距和導體數量選購的直線、均勻電纜。客製柔性電纜可以分支、向三個方向彎折、承載焊接元件,並可同時連接三種不同類型的連接器。 蝕刻柔性電路在電子應用中的工作方式 客製柔性電路同時承擔兩項工作:像 PCB 一樣傳輸訊號,也像電纜一樣作為機械連接件。因此,它可以取代一個連接器、一條電纜和另一個連接器,形成連續的銅導電路徑。 大多數設計會以金手指尾端收尾,插入零插入力(ZIF)連接器。例如......
快速柔性 PCB:快速原型及交期指南
快速交付柔性 PCB,是經過驗證的構想能否在本季度推出產品的關鍵。大多數柔性板延誤並非由工廠造成,而是因為覆蓋膜開口少了 0.05 mm,或缺少補強板圖紙,導致訂單停留在工程師往返確認階段。 本指南將介紹: 快速柔性 PCB 與標準 FPC 製造的差異 哪些設計選擇會增加柔性 PCB 交期 柔性板的拼板、基準點及載板規則 如何準備檔案,避免工程審查停滯 什麼是快速交付柔性 PCB? 快速交付柔性 PCB 的定義 快速交付柔性 PCB是按照壓縮時程製造的柔性印刷電路,通常需要 4–5 天,而傳統客製化 FPC 訂單可能需要 3–6 星期。其速度來自標準庫存材料、自動化設計審查及免實體工具的數碼成像。它不是讓工廠本身變快,而是使用一條受限選項的快速通道;只有所有設計資料都準確時,快速通道才有效。 快速柔性 PCB 與標準柔性板製造的差異 快速柔性電路使用不同製程路徑,而不是在同一製程上加收加急費。每項速度優勢,都會以減少某些選項作為代價。 材料供應:標準訂單按專案採購層壓材料,可能需要 1–3 星期;快速製造只使用庫存的 25 µm(1 mil)及 50 µm(2 mil)聚酰亞胺。 成像:激光直接成......