硬質 PCB 與柔性 PCB:做出正確選擇
1 分鐘
- 認識柔性 PCB 與硬質 PCB:
- 選擇 PCB 時的考量因素:
- 應用範例與使用情境:
- 結論:
- 更多柔性 PCB 教學:
在當今現代科技的世界裡,印刷電路板(PCB)扮演著關鍵角色,是連接並促成各種電子元件運作的核心骨幹。PCB 種類繁多,但最常見的兩大類是硬質 PCB 與柔性 PCB。在為特定應用選擇最合適的 PCB 時,了解這兩種類型的差異至關重要。本文將帶您深入 PCB 的世界,探討硬質與柔性 PCB 各自的獨特特性、選擇時的關鍵考量、重要的設計要點,以及實際應用範例。
認識柔性 PCB 與硬質 PCB:
首先,讓我們定義柔性 PCB 與硬質 PCB,並檢視其結構與特性。
硬質 PCB,顧名思義,是以玻璃纖維強化環氧樹脂等固態基材製成、不可彎折的電路板。其結構堅硬,能為元件提供優異的機械支撐。硬質 PCB 通常用於對可靠性與耐用度要求高的場合,例如電腦主機板、工業設備與汽車電子。其剛性讓元件易於安裝,提供穩定的焊接與互連平台。
另一方面,柔性 PCB(亦稱 flex PCB 或軟板)的最大優勢在於可彎折。它們以聚醯亞胺或聚酯等可撓塑膠材料製成,使電路板能夠彎曲、扭轉,貼合不規則外形並塞入狹小空間,特別適合空間受限的應用。航太、醫療設備與穿戴式科技等產業皆大量採用柔性 PCB,因為這些領域必須具備彎曲與扭轉能力。
選擇 PCB 時的考量因素:
在柔性與硬質 PCB 之間做選擇時,有幾項關鍵因素需要權衡。以下逐一說明,協助您做出明智決定。
- 應用需求:先釐清應用本身的特定需求,包括操作環境、所需機械穩定性與電氣性能。若應用需要剛性與結構支撐,硬質 PCB 較為合適;若須彎折並貼合複雜外形,則柔性 PCB 更勝一籌。
- 空間限制:若空間有限,柔性 PCB 的彎折能力可充分利用緊湊或不規則區域。硬質 PCB 則較適合空間充裕的場合。
- 成本考量:成本永遠是專案重點。硬質 PCB 結構相對簡單,製造成本通常低於柔性 PCB。然而,總成本仍需綜合評估設計複雜度、層數與生產數量。
- 可靠性:電子設備的可靠性至關重要,尤其在失效後果嚴重的應用中。只要設計與製造得當,兩種 PCB 都能可靠運作;但操作條件、環境應力與設計複雜度仍會影響最終可靠度。
柔性 PCB 的設計要點:
在設計柔性 PCB時,必須特別針對其可撓特性進行考量。
- 彎曲半徑:柔性 PCB 有最小彎曲半徑限制,超過可能損傷導電線路或基材。彎曲半徑取決於材料與板厚,務必遵守製造商規格以維持板子完整性。
- 元件擺放:元件位置須讓板子彎折時不對焊點或線路造成應力。需仔細考量元件高度、方向與分布,以兼顧最佳可撓性與可靠度。
- 軟硬過渡區:柔性 PCB 常見軟板區過渡到硬板區的設計,這些過渡區若處理不當易產生應力集中而失效。可採用漸變板厚或加裝補強板等方式,確保平順過渡並維持結構完整。
上述設計考量對柔性 PCB 整體功能的影響不容小覷,若未妥善處理,可能導致性能下降、可靠度問題甚至提前失效。
硬質 PCB 的設計要點:
使用硬質 PCB 時,則需針對其結構與安裝方式進行專屬設計。
- 板子尺寸:硬質 PCB 尺寸各異,所選大小須符合應用內的可用空間。需綜合考量元件尺寸、外殼及其他設計限制,確保板子能正確安裝。
- 安裝方式:硬質 PCB 提供多種安裝選項,如表面黏著技術(SMT)或穿孔插件技術(THT)。選擇何種方式取決於元件類型、組裝流程及所需機械強度,須審慎評估以確保與元件及整體機構穩固相容。
- 疊構設計:硬質 PCB 可做多層結構,實現複雜電路。疊構安排對訊號完整性、電源分配與熱管理至關重要,需仔細規劃層數、排序及接地與電源層配置,以優化性能與可靠度。
這些設計考量對硬質 PCB 的整體功能與可製造性影響深遠,設計過程中的每個決策都會顯著影響最終產品的性能、可靠度與成本。
應用範例與使用情境:
為了更深入了解柔性與硬質 PCB 的實際應用,以下列舉各自最適合的範例。
柔性 PCB:
a. 穿戴式科技:柔性 PCB 能貼合人體曲線,廣泛用於智慧衣、健身追蹤器、智慧手錶與醫療監測裝置。
b. 航太:航太產業重視輕量化與節省空間,柔性 PCB 被大量用於衛星、航空電子與通訊系統。
c. 醫療設備:柔性 PCB 常見於植入式裝置、醫療影像與診斷設備,其可撓性讓設計更精簡,易於整合至醫療儀器。
硬質 PCB:
a. 消費性電子:智慧型手機、平板、電視與遊戲機等消費產品普遍採用硬質 PCB,其穩定結構與易於元件安裝的特性,適合大量生產與成本導向製造。
b. 汽車電子:硬質 PCB 因耐用且抗振動、耐嚴苛環境,廣泛用於車用引擎控制單元、資訊娛樂系統與安全模組。
c. 工業設備:工業設備偏好硬質 PCB,因其能在惡劣操作條件下運作,常見於控制系統、馬達驅動與電源分配單元。
比較與決策:
綜合前述特性、設計考量與應用範例,以下比較兩者的關鍵屬性,協助決策:
可撓性:柔性 PCB 可彎折並貼合不規則外形;硬質 PCB 則提供穩定結構與優異機械支撐。
空間效率:柔性 PCB 在空間受限應用中表現出色,能高效利用有限空間;硬質 PCB 適合空間充裕的場合。
製造成本:硬質 PCB 結構簡單,製造成本通常較低;柔性 PCB 因額外製程與材料,成本相對較高。
可靠度:兩種 PCB 在設計與製造得當時都能可靠運作,但操作條件、環境應力與設計複雜度仍會影響各自可靠度。
務必依專案需求,綜合評估應用、空間、成本與可靠度,選擇最合適的 PCB 類型。
結論:
在 PCB 領域,柔性與硬質 PCB 的選擇取決於多種因素。深入了解兩者的特性、設計考量與應用範例,是做出正確決策的關鍵。柔性 PCB 具備可撓與精簡優勢,適合外形不規則與空間受限的應用;硬質 PCB 則提供穩定性、耐用度與成本優勢,適合空間充裕且需大量生產的場合。
透過審慎評估專案需求並權衡關鍵因素,您就能選出最合適的 PCB 類型,在電子設計中實現最佳性能、可靠度與成本效益。
更多柔性 PCB 教學:
持續學習
客製化 FPC 製造:設計規則與製造指南
客製化 FPC 製造是依照客戶的設計要求,例如電路板外形、疊層結構、銅箔厚度、覆蓋膜開窗及補強板位置,製作軟性印刷電路的流程。客製化軟性電路與傳統硬式 PCB 不同,必須謹慎規劃材料與佈局,以滿足可撓性及應力要求,並適用於較小型的組裝結構。這些設計決策直接影響可製造性、可靠性、生產成本及交期,因此必須在提交製造前確定。 圖:客製化 FPC 製造範例,展示具有 ENIG 連接器金手指的聚醯亞胺軟性電路 本指南將協助你為客製化 FPC 設計選擇合適的層數、層壓材料、銅箔、覆蓋膜及補強板,同時介紹主要的製造、檢驗與測試流程,以及影響製造成本和交期的因素,並說明重要的彎曲半徑、走線佈局及覆蓋膜設計規則。 什麼是客製化 FPC 製造? 客製化 FPC 製造並不是購買具有標準規格的軟性扁平排線,而是根據專屬設計資訊進行製作。電路板的外形、疊層結構及各項特徵都依照客戶提供的檔案設定,再由製造商使用其標準製程生產。 了解客製化軟性印刷電路 客製化軟性 PCB 主要由以下五項設計輸入決定: 外形:透過雷射切割形成輪廓,包括尾端、槽孔及挖空區。 銅箔佈局:在一層、兩層或多層銅箔上進行佈線。 疊層結構:基材薄膜、銅箔重......
聚醯亞胺軟性 PCB 製造:材料與製程指南
聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是以聚醯亞胺薄膜及銅箔製作可彎曲、折疊並能承受焊接溫度的電路。這類電路板的薄膜材料雖然帶來可撓性,但同時對濕氣較敏感,因此製造難度略高於硬式 PCB。聚醯亞胺在加工過程中可能膨脹或收縮,回焊前亦可能吸收濕氣;若彎曲半徑過小,還可能導致銅箔疲勞或龜裂。 圖:配備 PI 補強板的聚醯亞胺軟性 PCB 本指南將介紹如何選擇無膠型或有膠型軟性覆銅板(FCCL)、了解 FCCL 製造的八個關鍵步驟及不同電路板結構之間的製程差異、選擇合適的薄膜厚度與銅箔類型,以及如何管理濕氣與尺寸變化以提升良率和可靠性,並說明 FCCL 製造所需的 IPC 規範及設計檔案準備方式。 什麼是聚醯亞胺軟性 PCB 製造? 聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是在聚醯亞胺(PI)薄膜上製作銅箔電路的流程,包括銅箔影像轉移、鑽孔及電鍍、在電路上壓合 PI 覆蓋膜、表面處理、測試及板件切割,同時控制薄膜的吸濕情況與尺寸變化。 基材為軟性覆銅板(FCCL),由銅箔與 PI 薄膜組成,可採用有膠或無膠結構。此類層壓材料適用 IPC-4204 規範,而覆蓋膜則適用 IPC-4203 規範。 聚醯亞胺如何作為軟性 PCB ......
軟性 PCB 價格:主要成本因素與節省成本的方法
軟性 PCB 並沒有固定的單一價格,主要取決於設計所佔用的拼板面積、銅層數及訂購數量。補強板、EMI 屏蔽膜、嚴格的外形公差及複雜的導通孔結構等其他特徵,也可能進一步增加製造成本。大部分成本因素在 PCB 佈局階段,甚至首次報價時便已經確定。 圖:採用聚醯亞胺基材、ENIG 接觸焊盤及黏合式補強板的軟性 PCB 本指南將介紹軟性 PCB 的價格如何受到訂單數量及板件數量影響、哪些設計規格會推高製造成本及其原因,以及軟性 PCB 與硬式 PCB 的成本比較。你亦會了解有助節省成本的下單及佈局技巧,並掌握製造商提供準確軟性 PCB 報價時所需的資料。 軟性 PCB 的價格是多少? 軟性 PCB 並沒有統一價格。JLCPCB 的最低報價為 US$2.00,可製作 5 片尺寸不超過 100 × 100 mm 的雙層板。此報價已於 2026 年 10 月 23 日在軟性 PCB 資源頁面核實。使用此價格時,請留意以下三點: 入門價格,並非平均價格:JLCPCB 於 2024 年推出 US$2 軟性 PCB 優惠。這是小型雙層板的最低入門價格,並不代表一般量產設計的典型成本。 優惠券另行計算:新客戶軟性 PC......
軟板設計指南:FPC 設計規則、彎折半徑、補強板與拼板實務
軟板(Flexible PCB,簡稱 FPC)和硬板最大的差別,在於它是會「動」的。走線、銅箔、覆蓋膜和補強板,都要以受力的角度重新考慮。這份軟性 PCB 指南整理實際打樣與量產中最常碰到的問題,協助設計人員在材料、彎折、連接與製造成本之間做出可驗證的選擇。 FPC 設計提醒 先確認彎折方式、彎折次數、連接器厚度與板廠製程能力,再決定疊構、銅箔、Coverlay、補強板與拼板方式,避免在打樣後才返工。 一、先決定疊構,再談走線 軟板常見的基材是聚醯亞胺(PI),厚度多為 12.5µm、25µm 或 50µm。銅箔則分成壓延銅(RA)與電解銅(ED)兩種。壓延銅的晶粒呈橫向延展,耐彎折次數明顯較高,適合需要反覆運動的彎折區。 材料還可分為有膠與無膠基材。無膠(adhesiveless)材料較薄、耐熱性好,彎折表現也比較穩定,價格稍高。對於層數超過兩層或需要動態彎折的設計,應優先與板廠確認無膠材料與壓合方案。疊構定案後,才有可靠的線寬、阻抗與彎折半徑基準。 材料項目 常見選擇 設計考量 基材 PI 12.5/25/50µm 厚度影響總板厚、彎折半徑與柔軟度 銅箔 壓延銅(RA)/電解銅(ED) 動態彎......
客製蝕刻柔性電路:材料與製造指南
客製蝕刻柔性電路讓摺疊手機鉸鏈和助聽器能在狹窄空間中完成佈線,即使傳統電纜也無法通過。這類電路完全依照客戶的外形、彎折區域和補強板配置製作,因此任何尺寸錯誤都可能讓成品變成廢料。 本指南將介紹: 客製蝕刻柔性電路與目錄型柔性排線的差異 減成式蝕刻與層壓製程的實際流程 聚酰亞胺、銅箔、覆蓋膜和補強板的材料選擇 可在量產中維持穩定性的走線、容差與彎曲半徑規則 柔性電路相較於線束或硬質電路板的優勢 什麼是客製蝕刻柔性電路? 客製蝕刻柔性電路的定義 客製蝕刻柔性電路是按需求製作的柔性印刷電路。其導體透過化學方式,從覆銅聚酰亞胺薄膜上移除多餘銅箔,再以層壓覆蓋膜保護,並按照客戶指定的外形加工。 相較之下,目錄型 FFC 排線是依照間距和導體數量選購的直線、均勻電纜。客製柔性電纜可以分支、向三個方向彎折、承載焊接元件,並可同時連接三種不同類型的連接器。 蝕刻柔性電路在電子應用中的工作方式 客製柔性電路同時承擔兩項工作:像 PCB 一樣傳輸訊號,也像電纜一樣作為機械連接件。因此,它可以取代一個連接器、一條電纜和另一個連接器,形成連續的銅導電路徑。 大多數設計會以金手指尾端收尾,插入零插入力(ZIF)連接器。例如......
快速柔性 PCB:快速原型及交期指南
快速交付柔性 PCB,是經過驗證的構想能否在本季度推出產品的關鍵。大多數柔性板延誤並非由工廠造成,而是因為覆蓋膜開口少了 0.05 mm,或缺少補強板圖紙,導致訂單停留在工程師往返確認階段。 本指南將介紹: 快速柔性 PCB 與標準 FPC 製造的差異 哪些設計選擇會增加柔性 PCB 交期 柔性板的拼板、基準點及載板規則 如何準備檔案,避免工程審查停滯 什麼是快速交付柔性 PCB? 快速交付柔性 PCB 的定義 快速交付柔性 PCB是按照壓縮時程製造的柔性印刷電路,通常需要 4–5 天,而傳統客製化 FPC 訂單可能需要 3–6 星期。其速度來自標準庫存材料、自動化設計審查及免實體工具的數碼成像。它不是讓工廠本身變快,而是使用一條受限選項的快速通道;只有所有設計資料都準確時,快速通道才有效。 快速柔性 PCB 與標準柔性板製造的差異 快速柔性電路使用不同製程路徑,而不是在同一製程上加收加急費。每項速度優勢,都會以減少某些選項作為代價。 材料供應:標準訂單按專案採購層壓材料,可能需要 1–3 星期;快速製造只使用庫存的 25 µm(1 mil)及 50 µm(2 mil)聚酰亞胺。 成像:激光直接成......