電池 PCB 板:你需要知道的事
1 分鐘
- 1. 什麼是電池用的 PCB 電路板?
- 2. 電池 PCB 電路板的關鍵功能
- 3. 電池 PCB 電路板的優點
- 4. 電池 PCB 的設計類型
- 5. 設計電池 PCB 的挑戰
- 6. 電池 PCB 的製作流程
- 結語
在電子世界中,電池 PCB 電路板肩負著重要任務。舉凡智慧型手機、筆記型電腦到電動車等眾多裝置都能見到它的身影。這塊電路板專門用來管理電力、保護電池,並確保裝置正常運作。讓我們深入了解電池 PCB 電路板是什麼,以及它為何如此重要。
1. 什麼是電池用的 PCB 電路板?
電池 PCB 電路板是一種特殊的電路板,用來連接裝置的電池與其他元件。它的主要功能是確保電池將電力正確送達各處,同時防止過充或過熱。若缺少這塊電路板,裝置與電池將無法正常運作。
筆電、手機與電動車等使用可充電電池的裝置,內部都裝有電池 PCB。這塊電路板能讓電池安全且正常地運作,避免裝置出現問題。
2. 電池 PCB 電路板的關鍵功能
電池 PCB 電路板具備多項重要功能,主要如下:
⦁ 分配電力:將電池的電力傳輸至裝置各部位,缺少此功能裝置將無法供電。
⦁ 保護電池:防止過充與過放,延長電池壽命並確保使用安全。
⦁ 監控電壓:持續檢測電池電壓,若電壓過高或過低,電路板會立即採取保護措施。
⦁ 管理熱能:電池使用時會產生熱量,PCB 協助控溫,避免過熱造成損壞或危險。
⦁ 平衡電芯:多電芯電池組中,PCB 確保各電芯均衡充電,延長整體壽命並提升效能。
3. 電池 PCB 電路板的優點
採用電池 PCB 電路板帶來諸多好處:
⦁ 安全性:PCB 防止過充與過熱,讓裝置使用更安全,對手機、電動車等尤為關鍵。
⦁ 延長電池壽命:透過妥善管理充放電,提升電池效率,使其更持久耐用。
⦁ 節省成本:延長電池壽命可減少更換頻率,長期下來節省開支。
⦁ 輕巧設計:電池 PCB 體積小、重量輕,非常適合可攜式裝置,在有限空間內實現多重功能。
4. 電池 PCB 的設計類型
依裝置需求不同,電池 PCB 有多種設計:
⦁ 單層 PCB:結構最簡單,僅一層銅箔,用於基本裝置。
⦁ 多層 PCB:結構複雜,用於智慧型手機、筆電等進階裝置,多層銅箔提升電源管理效能。
⦁ 軟性 PCB:適用空間有限的裝置,常見於智慧手錶等穿戴裝置,可彎曲以配合內部結構。
⦁ HDI(高密度互連)PCB:用於需要高效能與小型化的裝置,電路層緊密堆疊,在極小空間內容納更多元件。
5. 設計電池 PCB 的挑戰
設計電池 PCB 並非易事,主要挑戰包括:
⦁ 熱管理:散熱是最大難題之一,過熱會損害電池並縮短壽命。
⦁ 電源效率:PCB 必須高效管理電力,設計不良會導致能源浪費,降低續航。
⦁ 空間限制:裝置內部空間有限,設計師需在極小面積內兼顧性能與安全。
⦁ 成本:高品質電池 PCB 製造成本高,尤其是具備熱管理與電壓監控等進階功能者。
6. 電池 PCB 的製作流程
製作電池 PCB 需經過以下步驟:
⦁ 設計:首先繪製電路板設計,規劃電路布局並確保能滿足電池的電力需求。
⦁ 材料選擇:選用可承受電氣與熱需求的材料,常見如耐熱樹脂 FR4。
⦁ 疊層:複雜 PCB 會將多層材料疊合,再蝕刻出電路圖形。
⦁ 組裝:完成後,將電容、電阻等電子元件焊接至板上。
⦁ 測試:最後檢測電壓、溫度與整體性能,確保一切正常。
結語
總結來說,電池 PCB 電路板在現代裝置中扮演關鍵角色,讓電池安全且高效地運作,確保裝置性能穩定。不論裝置多先進,電池 PCB 始終負責管理電力、保護電池並維持正常運作。隨著技術進步,這些電路板將持續升級,為日常裝置帶來更佳的性能與安全。
持續學習
掌握汽車 PCB 製造標準及高可靠性製造
重點摘要 嚴苛工作環境:專為在熱循環(−40 °C 至 150 °C)及劇烈振動下運作 15 年而設計。 嚴格合規:遵循 IATF 16949、AEC-Q200 元件及 IPC Class 3 標準。 針對性材料:電源應用採用高 Tg/厚銅材料,77 GHz 雷達則使用 Rogers 基材。 零缺陷檢查:採用 3D AOI 及 X 射線測試,消除隱藏焊點失效。 汽車 PCB 必須在相同位置持續運作 15 年。它固定在引擎附近,冬季早晨可能遇到 −40 °C,20 分鐘後卻升至 125 °C。當這種情況重複 100,000 次後,設計問題便完全不同。真正的問題在於重複循環,這也解釋了汽車標準為何如此制定。環氧樹脂沿 Z 軸膨脹的速度比通孔內的銅快數倍,因此每次升溫都會輕微拉伸電鍍孔壁。 圖 1:密封鋁製外殼內的汽車引擎控制單元 PCB 銅箔會在原本最薄弱的位置逐漸變薄,直到第八年的某個寒冷早晨,連接突然開路。只要針對這種緩慢失效進行設計,大部分其他要求便會自然對應,因為幾乎每項汽車規則都旨在延後這種失效。本指南涵蓋汽車電路板製造所遵循的標準,以及促成這些標準的工作環境。 汽車 PCB 應用的演變及要......
醫療 PCB 製造:關鍵標準、類型及高可靠性製造
已完成香港繁體中文翻譯,保留原有圖片、表格、FAQ 及 HTML 結構;內部文章連結已更新為香港繁中內鏈,下單連結已統一為 `https://jlcpcb.com/hk?from=hkblog`。 ```html 重點摘要 嚴格合規:需要 ISO 13485 品質管理系統認證、IPC Class 3 規格(25 µm 鍍通孔銅壁)及 IEC 60601-1 安全規則。 針對性基材:高 Tg FR-4 可承受高壓蒸汽滅菌熱力,聚酰亞胺軟板適合可穿戴裝置,而金屬/陶瓷芯材可處理高功率。 品質及可追溯性:分層 AOI、X 射線檢查及完整的 IPC-1782 批次追蹤,可防止關鍵的現場故障。 醫療 PCB 所承擔的責任,遠高於一般消費電子產品,因為病人的診斷、治療,甚至心跳,都可能取決於它是否能完全按預期工作。輸液泵不能容忍不可靠的生產批次,而除顫器在使用途中也不能簡單重新啟動。 圖 1:正在檢查的多層病人監護儀 PCB 將成品醫療器械投放市場的公司,需承擔監管責任。合資格製造商能提供的同樣重要:受控、有文件記錄且可重複的製造流程。本指南說明醫療 PCB 的應用場景,以及適合嚴苛醫療環境的基材。 現代醫療......
封裝基板完整指南:材料、結構、類型與 PCB 的差異
重點摘要 定義:封裝基板是連接裸晶與系統電路板的細間距有機載體。 與 PCB 不同:封裝基板的走線比先進高密度互連(HDI)電路板細上數倍,並使用完全不同的介電材料。 材料:BT 樹脂芯板用於打線接合與晶片尺寸封裝(CSP),不含玻纖的 ABF 增層膜則用於覆晶封裝。 製程:使個位數微米線寬成為可能的關鍵,是半加成電鍍製程,而不是蝕刻。 產能限制:目前限制高階人工智慧(AI)晶片封裝產量的,是封裝基板產能,而不是晶圓供應。 封裝基板位於晶片封裝內部,因此您不會在原理圖上看到它,但它對高接腳數處理器的實現扮演重要角色。裸晶使用非常細密的接點,而封裝底部的焊球尺寸更大、間距也更寬。封裝基板負責將這些訊號向外扇出、提供機械支撐,並承受反覆的回焊循環。 本指南將帶您了解: 封裝基板與 PCB 在各個結構層次上的差異。 為什麼封裝內部使用 BT 樹脂與 ABF,而不是 FR-4。 芯板、增層與無芯板結構,以及各自的代價。 線寬與線距可以細到什麼程度,以及如何透過電鍍製作。 類載板 PCB 與真正 IC 封裝基板之間的分界。 圖:覆晶封裝剖面,顯示訊號如何由細間距凸塊扇出至較大的焊球。 什麼是封裝基板? 封裝......
改善散熱:PCB 設計中散熱焊盤的智慧應用
重點摘要 最佳化 PCB 散熱焊盤設計與導熱孔陣列,對避免因 FR4 低熱導率而造成的半導體失效至關重要。透過採用 1.0–1.2 mm 的導孔間距,並利用分割式鋼網將焊接空洞率控制在 25% 以下,設計者可以消除局部熱點,並提升從原型到大量生產階段的電路板可靠性。 您是否曾想過,一般 FR4 PCB 的熱導率其實只有約 0.3 W/mK?對低功率電路而言,這個數值還可以接受。然而,一旦您開始在電路板上加入耗電較高的 IC、電壓穩壓器或高亮度 LED,熱量就會成為無聲影響可靠性的敵人。這時,良好的 PCB 散熱焊盤就能派上用場。 導致電子組裝品早期失效的最常見原因之一就是熱。半導體接面溫度每升高 10°C,壽命可能就會減半。如果只依賴銅箔走線與環境氣流作為熱管理方案,就等於在性能與壽命上妥協。本文將深入說明散熱焊盤的本質、重要性、有效設計標準,以及能確保其性能的製造流程。 什麼是散熱焊盤?為什麼重要? PCB 中散熱焊盤的定義與基本功能 散熱焊盤是表面黏著元件封裝底部的大型裸露銅面,用於將熱量直接從晶粒傳導到 PCB。它們常見於 QFN(Quad Flat No-lead)、DFN、PowerPA......
高功率應用中 BGA 與 LGA 的比較
重點整理 在高功率 PCB 設計中,BGA 與 LGA 封裝都具備優異的高 I/O 支援能力,但同時也需要完善的熱管理。BGA 透過錫球與導熱通孔展現良好的散熱能力;LGA 則仰賴焊墊直接接觸,並搭配導熱介面材料(TIM)與散熱焊墊。成功設計的關鍵在於導熱通孔、較厚銅層、接地平面與熱模擬,藉此降低熱阻並維持可靠的接面溫度。 隨著電子裝置尺寸持續縮小、效能不斷提升,散熱管理已成為 PCB 設計中的關鍵考量。高功率應用中常見的兩種封裝形式為球柵陣列(BGA)與焊墊柵格陣列(LGA)。雖然 BGA 與 LGA 各有優勢,但兩者的結構特徵不同,因此也呈現出不同的熱特性。本文將概述 BGA 與 LGA 封裝,探討高功率條件下的散熱挑戰,並說明有效熱管理所需的設計考量與解決方案。 了解 BGA 與 LGA 封裝: 球柵陣列(BGA)封裝 是在 IC 晶片底部使用陣列式錫球與 PCB 連接。這些錫球不僅提供電氣連接,也能協助將熱量從晶粒經由錫球傳導至電路板。BGA 因具備高 I/O 密度、良好的電氣性能,以及可支援較大晶粒尺寸的擴展能力,因此被廣泛採用。 相較之下,焊墊柵格陣列(LGA)並不使用錫球,而是透過金......
QFN 封裝完整指南:優勢、類型與電子應用
四方扁平無引腳(QFN)封裝是一種體積小、重量輕且厚度薄的 IC 封裝類型。由於組裝後仍可看到並接觸焊盤,因此也被稱為晶片級封裝。其底部設有電極焊盤而非傳統引腳,並配有散熱焊盤,提供優異的熱效能。 QFN 封裝廣泛應用於行動裝置、汽車電子等多種產業,一直是熱門選擇。這種封裝為何如此受歡迎?您的專案是否也該採用?本指南將為您提供清晰而全面的解析。 什麼是 QFN 封裝?(Quad Flat No-Lead 詳解) QFN 為 Quad Flat No-Lead 的縮寫,即「四方扁平無引腳」。QFN 封裝透過表面黏著技術將矽晶片(ASIC)與印刷電路板(PCB)連接。顧名思義,這種封裝沒有傳統引腳,而是在底部邊緣設有裸露焊盤,可提升電氣與熱效能,因此廣受歡迎。 QFN 封裝結構與組成 QFN 為表面黏著技術的無引腳封裝,通常由以下基本元件構成: 導線架:對 IC 性能至關重要,主要作為封裝支撐。 單顆或多顆晶片:即封裝內的矽晶片,透過表面黏著技術固定於電路板上。 焊線:通常為銅或金,負責連接導線架與晶片。 塑封材料:包覆並保護內部元件,提供電氣絕緣、防腐蝕,並提升封裝的耐用性與可靠度。 常見 QFN ......