何謂 PCB 設計中的 Chip-on-Board (COB)?優勢與製造流程全方位指南
1 分鐘
- 1. 什麼是 Chip on Board (COB) PCB?
- 2. PCB 佈局中的 COB 應用:
- 3. COB 製造過程的 7 個主要步驟:
- 4. COB 的特色與優勢:
- 5. 選擇正確的 COB 鍵合膠水:
- 結論:
在本教學中,我們將詳細介紹「板上晶片封裝」(Chip On Board,簡稱 COB)的概念。如果你曾思考過廉價、耐用且緊湊的電子設備是如何製造的,答案就是 COB 技術。從晶片製造到原型開發及開發板製作,COB 都是一套完整的解決方案。
今天我們將深入探討 COB,並為電子產品小型化的未來提供具商業價值的見解。完成後的半導體晶圓會被切割成裸晶(Die),每個裸晶接著被物理性鍵合至 PCB 上。目前共有三種不同的方法可用於連接積體電路(或其他半導體元件)的接墊與 PCB 的導電佈線。隨著電子產業的成長,封裝技術也在進化。我們將學習這種創新的封裝技術如何徹底改變電子零件的整合方式。讓我們開始深入研究 COB 技術的細節!
1. 什麼是 Chip on Board (COB) PCB?
板上晶片封裝(COB)是一種用於 PCB 組裝電子零件的封裝方法。在這種方法中,電路板上配置的不是獨立的封裝元件,而是將裸露的積體電路(裸晶)直接連接在電路板表面。使用此技術可減少傳統陶瓷或塑料封裝的使用,進而縮小電子裝置的尺寸與重量。簡單來說,COB 是一種將積體電路直接附著(打線鍵合)於 PCB 並用環氧樹脂膠塊覆蓋的製造方法。
COB 消除了單個半導體元件的封裝步驟,而是將電子封裝的兩個層次合併:第一級(零件級)和第二級(線路板級)。與其他封裝技術相比,COB 技術成本更低(僅為同類晶片的 1/3 左右)、節省空間且工藝成熟。然而,COB 的缺點是需要額外的打線機和封裝設備。此外,由於 COB 移除了大部分或全部的封裝外殼,減少了寄生元件的干擾,因此可以提升積體電路(IC)的訊號性能。
2. PCB 佈局中的 COB 應用:
在 COB 方法中,帶有外露觸點的半導體裸晶被直接焊接到 PCB 上。換句話說,它不需要導線架(供打線用)、不需要陶瓷/環氧樹脂外殼,也不需要中介層或基板。一旦附著後,晶片可以直接在 PCB 上使用環氧樹脂封裝膠進行封裝,以保護晶片和任何打線接墊免受損壞。主要的製程類型有以下兩種:
1) 覆晶封裝 (Flip Chip on Board, FCOB):
在 FCOB 中,助焊劑直接塗佈在 PCB 上,而不是附著在裸晶上。晶片隨後像其他 SMD 零件一樣放置,並與其他零件一起進行回流焊(Reflow)。因此,在封裝佈跡(Footprint)方面需要進行可組裝性設計(DFA),以確保組裝可靠,其指南類似於 BGA 墊片尺寸,但需基於錫塊(Bump)尺寸而非錫球(Ball)尺寸。
2) 打線鍵合 (Wire-Bonding):
在打線鍵合中,晶片使用膠水附著在板材上。元件上的每個接墊都透過細金屬線連接,這些導線分別焊接在接墊與電路板上。建議使用環氧樹脂進行封裝,以保護打線與裸晶免受環境暴露影響,這主要是為了防止腐蝕並保護導線免受機械損傷。在 PCB 中建立打線接墊的佈跡時,接墊通常會設計得較大。需要考慮的佈跡參數包括接觸墊尺寸、接觸墊間距以及接觸墊形狀。
在裸晶透過上述任一製程安裝到 PCB 並連接好導線後,會使用一塊環氧樹脂或塑料(黑膠)覆蓋晶片及其連接處。膠帶自動鍵合(TAB)製程也可用於將晶片放置在板上。這基本上是在半導體晶片及其打線上塗佈一層特殊配方的環氧樹脂或樹脂,以提供機械支撐。
3. COB 製造過程的 7 個主要步驟:
以下是詳細的製程討論,共分為 7 個步驟:
1. 基板準備:清潔 PCB 表面,並在晶片鍵合的區域塗佈導電材料黏合層。
2. 裸晶附著:獲取裸晶並將其定位在板上塗有黏合劑的區域。此過程通常使用取放機(Pick-and-place)或專用設備。
3. 鍵合:當晶片配置完成後,使用導電焊球或錫膏凸塊將其與板材鍵合,確保晶片接觸墊與電路板導電佈線之間的可靠連接。
4. 打線鍵合:在某些情況下,會使用細導線將鍵合墊與板材佈線連接,幫助電訊號在晶片與板材間傳輸。
5. 封裝:為了保護晶片和打線免受外部環境影響,會在整個組件上使用封裝材料。這種材料通常是透明或黑色的環氧樹脂塗層。
6. 測試:COB 組裝會使用不同的測試方法來確保可靠性與功能性,例如溫度循環、電氣測試和外觀檢查。
7. 最終組裝:當 COB 組件通過所有測試後,即可整合進最終電子設備中,如 LED 燈、手機或其他專案。
4. COB 的特色與優勢:
- 高低壓設計
- 客製化塗層
- 多層、雙面設計
- 功能測試板
- 高產量或低產量彈性
- 寬溫範圍支援
- 具競爭力的成本方案
- 統包式(Turnkey)應用
5. 選擇正確的 COB 鍵合膠水:
晶片附著到 PCB 後,通常會使用熱固化或 UV 固化的環氧樹脂材料或敷形塗料進行封裝。選擇晶圓(或裸晶)黏合劑時,需考量接地或散熱需求。常用的兩種類型為:
銀膠:需要高溫固化,可在 120°C 固化兩小時或 150°C 固化一小時。
厭氧膠:用於不需要電導率與熱傳導的情況。這類黏合劑透過隔絕空氣自然固化,無需高溫暴露。
結論:
COB 技術徹底改變了電子世界,提供了比傳統封裝技術更多的優點。由於裸晶直接鍵合在板上,使電子設備能更小型化、輕量化且更高效。移除大體積封裝並縮短電氣路徑,提供了良好的電訊號性能、降低訊號損耗並優化熱管理。這項技術對於電子零件小型化至關重要,為不同產業中尖端且緊湊的技術鋪平了道路。如果你準備在設計中探索 COB,JLCPCB 提供實惠且專業的 PCB 製造服務,支援你的創新想法。
持續學習
掌握汽車 PCB 製造標準及高可靠性製造
重點摘要 嚴苛工作環境:專為在熱循環(−40 °C 至 150 °C)及劇烈振動下運作 15 年而設計。 嚴格合規:遵循 IATF 16949、AEC-Q200 元件及 IPC Class 3 標準。 針對性材料:電源應用採用高 Tg/厚銅材料,77 GHz 雷達則使用 Rogers 基材。 零缺陷檢查:採用 3D AOI 及 X 射線測試,消除隱藏焊點失效。 汽車 PCB 必須在相同位置持續運作 15 年。它固定在引擎附近,冬季早晨可能遇到 −40 °C,20 分鐘後卻升至 125 °C。當這種情況重複 100,000 次後,設計問題便完全不同。真正的問題在於重複循環,這也解釋了汽車標準為何如此制定。環氧樹脂沿 Z 軸膨脹的速度比通孔內的銅快數倍,因此每次升溫都會輕微拉伸電鍍孔壁。 圖 1:密封鋁製外殼內的汽車引擎控制單元 PCB 銅箔會在原本最薄弱的位置逐漸變薄,直到第八年的某個寒冷早晨,連接突然開路。只要針對這種緩慢失效進行設計,大部分其他要求便會自然對應,因為幾乎每項汽車規則都旨在延後這種失效。本指南涵蓋汽車電路板製造所遵循的標準,以及促成這些標準的工作環境。 汽車 PCB 應用的演變及要......
醫療 PCB 製造:關鍵標準、類型及高可靠性製造
已完成香港繁體中文翻譯,保留原有圖片、表格、FAQ 及 HTML 結構;內部文章連結已更新為香港繁中內鏈,下單連結已統一為 `https://jlcpcb.com/hk?from=hkblog`。 ```html 重點摘要 嚴格合規:需要 ISO 13485 品質管理系統認證、IPC Class 3 規格(25 µm 鍍通孔銅壁)及 IEC 60601-1 安全規則。 針對性基材:高 Tg FR-4 可承受高壓蒸汽滅菌熱力,聚酰亞胺軟板適合可穿戴裝置,而金屬/陶瓷芯材可處理高功率。 品質及可追溯性:分層 AOI、X 射線檢查及完整的 IPC-1782 批次追蹤,可防止關鍵的現場故障。 醫療 PCB 所承擔的責任,遠高於一般消費電子產品,因為病人的診斷、治療,甚至心跳,都可能取決於它是否能完全按預期工作。輸液泵不能容忍不可靠的生產批次,而除顫器在使用途中也不能簡單重新啟動。 圖 1:正在檢查的多層病人監護儀 PCB 將成品醫療器械投放市場的公司,需承擔監管責任。合資格製造商能提供的同樣重要:受控、有文件記錄且可重複的製造流程。本指南說明醫療 PCB 的應用場景,以及適合嚴苛醫療環境的基材。 現代醫療......
封裝基板完整指南:材料、結構、類型與 PCB 的差異
重點摘要 定義:封裝基板是連接裸晶與系統電路板的細間距有機載體。 與 PCB 不同:封裝基板的走線比先進高密度互連(HDI)電路板細上數倍,並使用完全不同的介電材料。 材料:BT 樹脂芯板用於打線接合與晶片尺寸封裝(CSP),不含玻纖的 ABF 增層膜則用於覆晶封裝。 製程:使個位數微米線寬成為可能的關鍵,是半加成電鍍製程,而不是蝕刻。 產能限制:目前限制高階人工智慧(AI)晶片封裝產量的,是封裝基板產能,而不是晶圓供應。 封裝基板位於晶片封裝內部,因此您不會在原理圖上看到它,但它對高接腳數處理器的實現扮演重要角色。裸晶使用非常細密的接點,而封裝底部的焊球尺寸更大、間距也更寬。封裝基板負責將這些訊號向外扇出、提供機械支撐,並承受反覆的回焊循環。 本指南將帶您了解: 封裝基板與 PCB 在各個結構層次上的差異。 為什麼封裝內部使用 BT 樹脂與 ABF,而不是 FR-4。 芯板、增層與無芯板結構,以及各自的代價。 線寬與線距可以細到什麼程度,以及如何透過電鍍製作。 類載板 PCB 與真正 IC 封裝基板之間的分界。 圖:覆晶封裝剖面,顯示訊號如何由細間距凸塊扇出至較大的焊球。 什麼是封裝基板? 封裝......
改善散熱:PCB 設計中散熱焊盤的智慧應用
重點摘要 最佳化 PCB 散熱焊盤設計與導熱孔陣列,對避免因 FR4 低熱導率而造成的半導體失效至關重要。透過採用 1.0–1.2 mm 的導孔間距,並利用分割式鋼網將焊接空洞率控制在 25% 以下,設計者可以消除局部熱點,並提升從原型到大量生產階段的電路板可靠性。 您是否曾想過,一般 FR4 PCB 的熱導率其實只有約 0.3 W/mK?對低功率電路而言,這個數值還可以接受。然而,一旦您開始在電路板上加入耗電較高的 IC、電壓穩壓器或高亮度 LED,熱量就會成為無聲影響可靠性的敵人。這時,良好的 PCB 散熱焊盤就能派上用場。 導致電子組裝品早期失效的最常見原因之一就是熱。半導體接面溫度每升高 10°C,壽命可能就會減半。如果只依賴銅箔走線與環境氣流作為熱管理方案,就等於在性能與壽命上妥協。本文將深入說明散熱焊盤的本質、重要性、有效設計標準,以及能確保其性能的製造流程。 什麼是散熱焊盤?為什麼重要? PCB 中散熱焊盤的定義與基本功能 散熱焊盤是表面黏著元件封裝底部的大型裸露銅面,用於將熱量直接從晶粒傳導到 PCB。它們常見於 QFN(Quad Flat No-lead)、DFN、PowerPA......
高功率應用中 BGA 與 LGA 的比較
重點整理 在高功率 PCB 設計中,BGA 與 LGA 封裝都具備優異的高 I/O 支援能力,但同時也需要完善的熱管理。BGA 透過錫球與導熱通孔展現良好的散熱能力;LGA 則仰賴焊墊直接接觸,並搭配導熱介面材料(TIM)與散熱焊墊。成功設計的關鍵在於導熱通孔、較厚銅層、接地平面與熱模擬,藉此降低熱阻並維持可靠的接面溫度。 隨著電子裝置尺寸持續縮小、效能不斷提升,散熱管理已成為 PCB 設計中的關鍵考量。高功率應用中常見的兩種封裝形式為球柵陣列(BGA)與焊墊柵格陣列(LGA)。雖然 BGA 與 LGA 各有優勢,但兩者的結構特徵不同,因此也呈現出不同的熱特性。本文將概述 BGA 與 LGA 封裝,探討高功率條件下的散熱挑戰,並說明有效熱管理所需的設計考量與解決方案。 了解 BGA 與 LGA 封裝: 球柵陣列(BGA)封裝 是在 IC 晶片底部使用陣列式錫球與 PCB 連接。這些錫球不僅提供電氣連接,也能協助將熱量從晶粒經由錫球傳導至電路板。BGA 因具備高 I/O 密度、良好的電氣性能,以及可支援較大晶粒尺寸的擴展能力,因此被廣泛採用。 相較之下,焊墊柵格陣列(LGA)並不使用錫球,而是透過金......
QFN 封裝完整指南:優勢、類型與電子應用
四方扁平無引腳(QFN)封裝是一種體積小、重量輕且厚度薄的 IC 封裝類型。由於組裝後仍可看到並接觸焊盤,因此也被稱為晶片級封裝。其底部設有電極焊盤而非傳統引腳,並配有散熱焊盤,提供優異的熱效能。 QFN 封裝廣泛應用於行動裝置、汽車電子等多種產業,一直是熱門選擇。這種封裝為何如此受歡迎?您的專案是否也該採用?本指南將為您提供清晰而全面的解析。 什麼是 QFN 封裝?(Quad Flat No-Lead 詳解) QFN 為 Quad Flat No-Lead 的縮寫,即「四方扁平無引腳」。QFN 封裝透過表面黏著技術將矽晶片(ASIC)與印刷電路板(PCB)連接。顧名思義,這種封裝沒有傳統引腳,而是在底部邊緣設有裸露焊盤,可提升電氣與熱效能,因此廣受歡迎。 QFN 封裝結構與組成 QFN 為表面黏著技術的無引腳封裝,通常由以下基本元件構成: 導線架:對 IC 性能至關重要,主要作為封裝支撐。 單顆或多顆晶片:即封裝內的矽晶片,透過表面黏著技術固定於電路板上。 焊線:通常為銅或金,負責連接導線架與晶片。 塑封材料:包覆並保護內部元件,提供電氣絕緣、防腐蝕,並提升封裝的耐用性與可靠度。 常見 QFN ......