什麼是板上晶片(COB)技術:完整指南
1 分鐘
- 什麼是板上晶片 PCB?
- PCB 佈局中的板上晶片:
- 板上晶片製造流程的 7 個主要步驟:
- 板上晶片的特性與優點:
- 選擇合適的 COB 黏著膠:
- 結論:
在本教學中,我們將深入了解「板上晶片」(Chip On Board,簡稱 COB)的詳細概念。如果你曾想過更便宜、更耐用且更小巧的電子裝置是如何製造的,答案就是板上晶片技術。板上晶片是一種從晶片製造到原型製作與開發板的解決方案。
今天我們將深入探討 COB,並提供對電子微型化未來的有益見解。完成的半導體晶圓會被切割成晶粒,每顆晶粒再被實體黏合到 PCB 上。我們使用三種不同的方法來連接積體電路(或其他半導體裝置)的端點焊墊與印刷電路板的導電走線。隨著電子技術的發展,封裝技術也不斷演進。我們將了解這項創新的封裝技術如何革新電子元件的整合方式。現在就讓我們開始,回顧板上晶片技術的細節吧!
什麼是板上晶片 PCB?
板上晶片(COB)印刷電路板是一種將電子元件組裝於 PCB 板上的封裝方法。在這種方法中,板上不會配置個別元件,而是將裸晶積體電路直接連接到板子表面。這項技術減少了舊式封裝技術(如陶瓷或塑膠封裝)的使用,使電子裝置與專案體積更小、重量更輕。板上晶片(COB)是一種電路板製造方法,積體電路直接(以打線方式)黏著在印刷電路板上,並以一團環氧樹脂覆蓋。
COB 省去了個別半導體裝置的封裝,將兩層電子封裝(第一層:元件,第二層:佈線板)合而為一。與其他封裝技術相比,PCB 晶片技術成本低廉(僅為同款晶片的約 1/3)、節省空間,且製程成熟。然而,板上晶片技術也有缺點,例如需要額外的焊接機與封裝機。某些板上晶片的佈局可提升 IC 訊號效能,因為它們移除了大部分或全部的封裝,也去除了大部分或全部的寄生元件。
PCB 佈局中的板上晶片:
在板上晶片的做法中,半導體晶粒的裸露接點會直接銲接到 PCB。換句話說,沒有導線架(供打線用)、沒有陶瓷/環氧樹脂封裝,也沒有轉接板/基板。一旦固定,晶片可直接在 PCB 上以環氧樹脂封裝,保護晶片及其打線焊墊免受損傷。主要有兩種製程:
1) 倒裝板上晶片(Flip Chip on Board):
在 FCOB 中,銲料直接塗佈在 PCB 上,而非附著於晶粒。接著晶片就像其他 SMD 元件一樣放置,並與其他元件一起進行回銲。因此,在封裝尺寸方面需要一些組裝設計(DFA),以確保可靠組裝,遵循類似 BGA 焊墊尺寸的設計準則,但改以凸點尺寸而非球徑為基準。
2) 打線接合(Wire-Bonding):
在打線接合中,晶片先以黏著劑固定在板上。裝置上的每個焊墊都以極細的金屬線與電路板銲接相連。最好再以環氧樹脂封裝,保護打線與晶粒免受環境暴露,主要防止腐蝕並避免金屬線受到機械損傷。在 PCB 上為打線焊墊建立封裝時,焊墊通常會加大。需考慮的封裝參數包括接觸焊墊尺寸、接觸焊墊間距與接觸焊墊形狀。
裸晶透過上述任一製程安裝到印刷電路板(PCB)後,再連接金屬線。接著以一團環氧樹脂或塑膠覆蓋晶片及其連接。會使用卷帶自動接合(TAB)製程將晶片放置於板上,基本上是在半導體晶片及其打線上點一滴特殊配方的環氧樹脂或樹脂,以提供機械支撐。
板上晶片製造流程的 7 個主要步驟:
以下詳細說明流程,共 7 個步驟:
1. 基板準備:清潔 PCB 板表面,並在晶片黏合處塗佈導電材料的膠層。
2. 晶粒黏著:將裸晶放置並定位在已塗膠的板子區域。此步驟使用取放機或專用設備完成。
3. 接合:晶片定位後,使用導電銲料凸塊與板子接合。此接合過程確保晶片焊墊與板子導電走線之間的可靠連接。
4. 打線接合:某些情況下會使用極細金屬線進行打線,將接合焊墊與板子走線連接。此製程有助於晶片與板子之間的電氣訊號傳輸。
5. 封裝:為保護晶片與金屬線免受外部因素影響,整個組件會覆蓋封裝材料。此材料通常為透明環氧樹脂塗層。
6. 測試:COB 組裝採用多種測試方法以確保可靠性與功能性。例如進行溫度循環、電氣測試與目視檢查,以驗證 COB 的功能。
7. 最終組裝:當板上晶片組裝通過所有測試後,即可整合至最終電子裝置,如 LED 燈、手機或其他專案。
板上晶片的特性與優點:
- 高壓與低壓設計
- 客製化塗層
- 多層、雙面
- 功能性板階測試
- 大量或少量
- 寬廣溫度範圍
- 具成本競爭力的解決方案
- 一站式應用
選擇合適的 COB 黏著膠:
晶片黏著到 PCB 後,通常會以熱固化或紫外線固化的環氧樹脂材料或共形塗層進行封裝,以保護晶片及其打線焊墊。選擇晶粒(或裸晶)用膠時,需視晶粒對接地或散熱的需求而定。常用的兩種膠為:
銀膠:需高溫固化,可在 120°C 固化兩小時,或 150°C 固化一小時。
厭氧膠:當不需要導電與導熱時使用。此類膠水無需高溫,只要隔絕空氣即可自然固化。
結論:
板上晶片(COB)技術已革新電子世界,相較於傳統封裝技術具有多項優勢。由於裸晶直接黏著於板子上,使得電子裝置體積更小、重量更輕且效率更高。去除笨重封裝並縮短電氣路徑,帶來更佳的電氣效能、更低的訊號損失與更好的熱管理。此技術對電子元件微型化至關重要,也為各產業的尖端緊湊技術鋪路。
持續學習
掌握汽車 PCB 製造標準及高可靠性製造
重點摘要 嚴苛工作環境:專為在熱循環(−40 °C 至 150 °C)及劇烈振動下運作 15 年而設計。 嚴格合規:遵循 IATF 16949、AEC-Q200 元件及 IPC Class 3 標準。 針對性材料:電源應用採用高 Tg/厚銅材料,77 GHz 雷達則使用 Rogers 基材。 零缺陷檢查:採用 3D AOI 及 X 射線測試,消除隱藏焊點失效。 汽車 PCB 必須在相同位置持續運作 15 年。它固定在引擎附近,冬季早晨可能遇到 −40 °C,20 分鐘後卻升至 125 °C。當這種情況重複 100,000 次後,設計問題便完全不同。真正的問題在於重複循環,這也解釋了汽車標準為何如此制定。環氧樹脂沿 Z 軸膨脹的速度比通孔內的銅快數倍,因此每次升溫都會輕微拉伸電鍍孔壁。 圖 1:密封鋁製外殼內的汽車引擎控制單元 PCB 銅箔會在原本最薄弱的位置逐漸變薄,直到第八年的某個寒冷早晨,連接突然開路。只要針對這種緩慢失效進行設計,大部分其他要求便會自然對應,因為幾乎每項汽車規則都旨在延後這種失效。本指南涵蓋汽車電路板製造所遵循的標準,以及促成這些標準的工作環境。 汽車 PCB 應用的演變及要......
醫療 PCB 製造:關鍵標準、類型及高可靠性製造
已完成香港繁體中文翻譯,保留原有圖片、表格、FAQ 及 HTML 結構;內部文章連結已更新為香港繁中內鏈,下單連結已統一為 `https://jlcpcb.com/hk?from=hkblog`。 ```html 重點摘要 嚴格合規:需要 ISO 13485 品質管理系統認證、IPC Class 3 規格(25 µm 鍍通孔銅壁)及 IEC 60601-1 安全規則。 針對性基材:高 Tg FR-4 可承受高壓蒸汽滅菌熱力,聚酰亞胺軟板適合可穿戴裝置,而金屬/陶瓷芯材可處理高功率。 品質及可追溯性:分層 AOI、X 射線檢查及完整的 IPC-1782 批次追蹤,可防止關鍵的現場故障。 醫療 PCB 所承擔的責任,遠高於一般消費電子產品,因為病人的診斷、治療,甚至心跳,都可能取決於它是否能完全按預期工作。輸液泵不能容忍不可靠的生產批次,而除顫器在使用途中也不能簡單重新啟動。 圖 1:正在檢查的多層病人監護儀 PCB 將成品醫療器械投放市場的公司,需承擔監管責任。合資格製造商能提供的同樣重要:受控、有文件記錄且可重複的製造流程。本指南說明醫療 PCB 的應用場景,以及適合嚴苛醫療環境的基材。 現代醫療......
封裝基板完整指南:材料、結構、類型與 PCB 的差異
重點摘要 定義:封裝基板是連接裸晶與系統電路板的細間距有機載體。 與 PCB 不同:封裝基板的走線比先進高密度互連(HDI)電路板細上數倍,並使用完全不同的介電材料。 材料:BT 樹脂芯板用於打線接合與晶片尺寸封裝(CSP),不含玻纖的 ABF 增層膜則用於覆晶封裝。 製程:使個位數微米線寬成為可能的關鍵,是半加成電鍍製程,而不是蝕刻。 產能限制:目前限制高階人工智慧(AI)晶片封裝產量的,是封裝基板產能,而不是晶圓供應。 封裝基板位於晶片封裝內部,因此您不會在原理圖上看到它,但它對高接腳數處理器的實現扮演重要角色。裸晶使用非常細密的接點,而封裝底部的焊球尺寸更大、間距也更寬。封裝基板負責將這些訊號向外扇出、提供機械支撐,並承受反覆的回焊循環。 本指南將帶您了解: 封裝基板與 PCB 在各個結構層次上的差異。 為什麼封裝內部使用 BT 樹脂與 ABF,而不是 FR-4。 芯板、增層與無芯板結構,以及各自的代價。 線寬與線距可以細到什麼程度,以及如何透過電鍍製作。 類載板 PCB 與真正 IC 封裝基板之間的分界。 圖:覆晶封裝剖面,顯示訊號如何由細間距凸塊扇出至較大的焊球。 什麼是封裝基板? 封裝......
改善散熱:PCB 設計中散熱焊盤的智慧應用
重點摘要 最佳化 PCB 散熱焊盤設計與導熱孔陣列,對避免因 FR4 低熱導率而造成的半導體失效至關重要。透過採用 1.0–1.2 mm 的導孔間距,並利用分割式鋼網將焊接空洞率控制在 25% 以下,設計者可以消除局部熱點,並提升從原型到大量生產階段的電路板可靠性。 您是否曾想過,一般 FR4 PCB 的熱導率其實只有約 0.3 W/mK?對低功率電路而言,這個數值還可以接受。然而,一旦您開始在電路板上加入耗電較高的 IC、電壓穩壓器或高亮度 LED,熱量就會成為無聲影響可靠性的敵人。這時,良好的 PCB 散熱焊盤就能派上用場。 導致電子組裝品早期失效的最常見原因之一就是熱。半導體接面溫度每升高 10°C,壽命可能就會減半。如果只依賴銅箔走線與環境氣流作為熱管理方案,就等於在性能與壽命上妥協。本文將深入說明散熱焊盤的本質、重要性、有效設計標準,以及能確保其性能的製造流程。 什麼是散熱焊盤?為什麼重要? PCB 中散熱焊盤的定義與基本功能 散熱焊盤是表面黏著元件封裝底部的大型裸露銅面,用於將熱量直接從晶粒傳導到 PCB。它們常見於 QFN(Quad Flat No-lead)、DFN、PowerPA......
高功率應用中 BGA 與 LGA 的比較
重點整理 在高功率 PCB 設計中,BGA 與 LGA 封裝都具備優異的高 I/O 支援能力,但同時也需要完善的熱管理。BGA 透過錫球與導熱通孔展現良好的散熱能力;LGA 則仰賴焊墊直接接觸,並搭配導熱介面材料(TIM)與散熱焊墊。成功設計的關鍵在於導熱通孔、較厚銅層、接地平面與熱模擬,藉此降低熱阻並維持可靠的接面溫度。 隨著電子裝置尺寸持續縮小、效能不斷提升,散熱管理已成為 PCB 設計中的關鍵考量。高功率應用中常見的兩種封裝形式為球柵陣列(BGA)與焊墊柵格陣列(LGA)。雖然 BGA 與 LGA 各有優勢,但兩者的結構特徵不同,因此也呈現出不同的熱特性。本文將概述 BGA 與 LGA 封裝,探討高功率條件下的散熱挑戰,並說明有效熱管理所需的設計考量與解決方案。 了解 BGA 與 LGA 封裝: 球柵陣列(BGA)封裝 是在 IC 晶片底部使用陣列式錫球與 PCB 連接。這些錫球不僅提供電氣連接,也能協助將熱量從晶粒經由錫球傳導至電路板。BGA 因具備高 I/O 密度、良好的電氣性能,以及可支援較大晶粒尺寸的擴展能力,因此被廣泛採用。 相較之下,焊墊柵格陣列(LGA)並不使用錫球,而是透過金......
QFN 封裝完整指南:優勢、類型與電子應用
四方扁平無引腳(QFN)封裝是一種體積小、重量輕且厚度薄的 IC 封裝類型。由於組裝後仍可看到並接觸焊盤,因此也被稱為晶片級封裝。其底部設有電極焊盤而非傳統引腳,並配有散熱焊盤,提供優異的熱效能。 QFN 封裝廣泛應用於行動裝置、汽車電子等多種產業,一直是熱門選擇。這種封裝為何如此受歡迎?您的專案是否也該採用?本指南將為您提供清晰而全面的解析。 什麼是 QFN 封裝?(Quad Flat No-Lead 詳解) QFN 為 Quad Flat No-Lead 的縮寫,即「四方扁平無引腳」。QFN 封裝透過表面黏著技術將矽晶片(ASIC)與印刷電路板(PCB)連接。顧名思義,這種封裝沒有傳統引腳,而是在底部邊緣設有裸露焊盤,可提升電氣與熱效能,因此廣受歡迎。 QFN 封裝結構與組成 QFN 為表面黏著技術的無引腳封裝,通常由以下基本元件構成: 導線架:對 IC 性能至關重要,主要作為封裝支撐。 單顆或多顆晶片:即封裝內的矽晶片,透過表面黏著技術固定於電路板上。 焊線:通常為銅或金,負責連接導線架與晶片。 塑封材料:包覆並保護內部元件,提供電氣絕緣、防腐蝕,並提升封裝的耐用性與可靠度。 常見 QFN ......