靈活與耐用的結合:深入了解剛柔結合 PCB 技術
1 分鐘
在快速演進的電子領域中,對更小、更可靠且更多功能的裝置需求持續增長。為了滿足這些需求,工程師與設計師越來越常採用剛撓結合板(Rigid-Flex PCB)。這類電路板將剛性與撓性基材結合成單一互連結構,使複雜設計得以在特定區域彎曲或撓曲,同時在其他區域保持剛性。為了製造剛撓結合板,IPC 提供了建議與最佳實務。從技術層面來說,剛撓設計會將兩層或更多導電層與撓性或剛性絕緣層交替結合。
剛性區域通常用於安裝元件並提供結構支撐,而撓性區域則允許彎折,使設計更緊湊、更精細。大多數剛撓板由多層撓性電路基材組成,依應用設計需求,在外部或內部與一或多片剛性板結合。在本完整指南中,我們將探討剛撓結合板的基礎、優點、設計考量與典型應用。
剛撓設計:
剛撓結合板的設計較為複雜,因為這些板子以 3D 方式設計,可折疊或扭轉成產品所需的形狀。這種 3D 撓性提升了空間效率,使其成為醫療設備等對體積與重量敏感的應用理想選擇。
剛撓結合板通常比其他板子更薄,是任何需要輕薄封裝產品的絕佳選擇。憑藉薄銅層與無膠基材,它為您的電路設計需求提供了最小、最薄、最輕的解決方案。
剛撓結合板技術的演進:
PCB 技術已大幅演進,持續的進步克服了早期的限制。過去剛性 PCB 被廣泛使用,但存在諸多缺點,例如無法彎曲,使其容易斷裂且不適用於緊湊裝置。剛撓結合板解決了許多這類問題。雖然最初為太空船開發,如今卻常見於智慧型手機與筆電等電子產品中。剛撓結合板結合了剛性與撓性 PCB 的優點,兼具耐用性與撓性。撓性部分通常採用聚醯亞胺(PI),剛性部分則使用 FR4。常見設計為 4、6 或 8 層。
依應用區分的剛撓結合板類型:
剛撓結合板主要有兩種功能應用:靜態(flex-to-install)與動態(產品生命週期中持續撓曲)。設計與結構將取決於應用是靜態還是動態。
- 靜態應用: 撓性電路僅在安裝時需彎曲以配合應用(亦稱 flex-to-install)。
- 動態撓曲應用: 撓性區域在正常運作中會動態彎曲,循環次數從數百次到超過百萬次不等。
剛撓結合板的關鍵優勢:
剛撓結合板相較於傳統剛性或純撓性 PCB 具有多項優勢,使其成為許多應用的理想選擇,重點如下:
1. 節省空間與重量: 透過整合剛性與撓性區域,剛撓結合板無需連接器、線纜與其他互連,縮小整體組裝尺寸與重量。
延伸閱讀:剛撓結合板組裝:設計、流程、品質與成本
2. 提升可靠性: 撓曲區域省去連接器與焊點,減少潛在失效點,提高可靠度並延長產品壽命。
3. 三維設計: 剛撓結合板可設計成符合三維空間,實現更創新且高效的布局,對空間受限的應用至關重要。
4. 機械強度: 剛性區域提供元件所需的機械支撐,撓性區域則可抵抗機械應力與振動。
剛撓結合板設計考量:
設計剛撓結合板需仔細考量多項因素,以確保最佳性能與可製造性:
材料選擇: 選用相容材料,如剛性區用 FR-4、撓性區用聚醯亞胺,確保其能承受操作環境。
疊構設計: 在疊加剛性與撓性層時,需平衡電氣性能、機械強度與撓性。
彎曲與撓曲: 設計撓性區時需給予適當彎曲半徑並採用減應力技巧,避免走線損壞。
元件擺放: 將元件置於剛性區,避免撓曲時焊點受力。
走線佈線: 規劃走線以承受彎曲並將應力降至最低,確保完整性。
阻抗控制: 在高速設計中,透過精確控制線寬與間距來維持一致阻抗。
可製造性: 及早與製造商合作,解決複雜問題並確保量產順利。
剛撓結合板製造流程
剛撓結合板的製程因結合剛性與撓性材料,比傳統 PCB 更為精細。關鍵步驟如下:
- 材料準備: 選擇剛性與撓性區域的材料。
- 層壓疊合: 層間貼合與膠黏應用。
- 鑽孔與電鍍:於不同層間製作導通孔。
- 影像轉移與蝕刻: 圖形轉移並去除多餘銅箔。
- 防焊與網印: 上色與標記。
- 最終測試與檢驗: 確保性能符合規格。
如需詳細的剛撓結合板製造流程,請參閱我們的 PCB 製造完整指南。
設計剛撓結合板的挑戰?
剛撓結合板的設計規則通常比純剛性 PCB 更複雜。 這些設計必須同時滿足剛性與撓性區的機械與電氣需求。重點包括彎曲半徑、疊構與材料限制:
彎曲半徑的重要性: 設計剛撓板時,關鍵在於為撓性區選擇合適的彎曲半徑。半徑過小可能導致機械失效並影響訊號品質。
撓性區的淚滴設計: 可加淚滴以提升導通孔穩定性與剛性。如需了解如何在設計中加入淚滴,請參考此EasyEDA 教學頁面。
訊號完整性與 EMI: 在撓性區維持訊號完整性並控制電磁干擾(EMI)具挑戰性。基材的撓性與訊號靠近彎曲區都可能影響訊號品質。
圓角設計: 將角落修圓並加大,避免 PCB 撕裂。 確保撓性區在反覆彎曲下不會機械失效,是設計中的關鍵。
層間轉換: 將訊號層從剛性區順利過渡到撓性區具挑戰性。錯位或不當的層間轉換可能導致阻抗不匹配與訊號衰減。
結論
剛撓結合板為需要緊湊、可靠且可撓電路設計的現代電子裝置提供了強大解決方案。透過結合剛性與撓性 PCB 的優勢,它們在各行業實現了創新設計可能。然而,設計剛撓結合板需要縝密規劃、材料選擇與製造商協作,才能確保成功。
隨著技術持續進步,剛撓結合板在電子設計中的角色將日益擴大,從消費性電子到關鍵航太系統都將受其推動創新。無論您正在開發新產品或改良現有設計,掌握剛撓結合板設計的精髓,都是在競爭激烈的電子領域保持領先的關鍵。
持續學習
最佳軟性 PCB 設計軟體:CAD 工具與設定指南
軟性 PCB 設計軟體的選擇,取決於電路的複雜程度及結構。Altium Designer、Cadence Allegro X、OrCAD X 及 Siemens Xpedition 等專業工具,具備軟性及軟硬結合 PCB 設計所需的進階功能,例如疊層管理、彎折區域及機械限制。對於較簡單的軟性電路,KiCad 或 EasyEDA Pro 亦可能是合適選擇,但可能需要手動設定及驗證。與傳統硬式 PCB 設計不同,軟性電路必須特別留意彎折區、覆蓋膜開窗、補強板位置及材料特性,才能確保可製造性與可靠性。 圖:軟性 PCB 設計軟體展示同一塊軟硬結合電路板的平面佈局及折疊後的 3D 外觀。 本指南將介紹軟性及軟硬結合 PCB 設計所需的關鍵 CAD 功能、六款常見 PCB 設計工具的原生功能與替代做法之間的差異,以及如何在設計軟體中設定疊層、彎折線及禁佈區。 什麼是軟性 PCB 設計軟體? 軟性 PCB 設計軟體是一種 PCB CAD 工具,用於定義軟性電路的銅箔佈局,以及軟性疊層、彎折區域、覆蓋膜開窗及補強板。大多數 PCB 編輯器都能在薄型電路板上進行銅箔佈線;此外,軟板設計還需要工具指定電路板結構及彎......
客製化 FPC 製造:設計規則與製造指南
客製化 FPC 製造是依照客戶的設計要求,例如電路板外形、疊層結構、銅箔厚度、覆蓋膜開窗及補強板位置,製作軟性印刷電路的流程。客製化軟性電路與傳統硬式 PCB 不同,必須謹慎規劃材料與佈局,以滿足可撓性及應力要求,並適用於較小型的組裝結構。這些設計決策直接影響可製造性、可靠性、生產成本及交期,因此必須在提交製造前確定。 圖:客製化 FPC 製造範例,展示具有 ENIG 連接器金手指的聚醯亞胺軟性電路 本指南將協助你為客製化 FPC 設計選擇合適的層數、層壓材料、銅箔、覆蓋膜及補強板,同時介紹主要的製造、檢驗與測試流程,以及影響製造成本和交期的因素,並說明重要的彎曲半徑、走線佈局及覆蓋膜設計規則。 什麼是客製化 FPC 製造? 客製化 FPC 製造並不是購買具有標準規格的軟性扁平排線,而是根據專屬設計資訊進行製作。電路板的外形、疊層結構及各項特徵都依照客戶提供的檔案設定,再由製造商使用其標準製程生產。 了解客製化軟性印刷電路 客製化軟性 PCB 主要由以下五項設計輸入決定: 外形:透過雷射切割形成輪廓,包括尾端、槽孔及挖空區。 銅箔佈局:在一層、兩層或多層銅箔上進行佈線。 疊層結構:基材薄膜、銅箔重......
聚醯亞胺軟性 PCB 製造:材料與製程指南
聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是以聚醯亞胺薄膜及銅箔製作可彎曲、折疊並能承受焊接溫度的電路。這類電路板的薄膜材料雖然帶來可撓性,但同時對濕氣較敏感,因此製造難度略高於硬式 PCB。聚醯亞胺在加工過程中可能膨脹或收縮,回焊前亦可能吸收濕氣;若彎曲半徑過小,還可能導致銅箔疲勞或龜裂。 圖:配備 PI 補強板的聚醯亞胺軟性 PCB 本指南將介紹如何選擇無膠型或有膠型軟性覆銅板(FCCL)、了解 FCCL 製造的八個關鍵步驟及不同電路板結構之間的製程差異、選擇合適的薄膜厚度與銅箔類型,以及如何管理濕氣與尺寸變化以提升良率和可靠性,並說明 FCCL 製造所需的 IPC 規範及設計檔案準備方式。 什麼是聚醯亞胺軟性 PCB 製造? 聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是在聚醯亞胺(PI)薄膜上製作銅箔電路的流程,包括銅箔影像轉移、鑽孔及電鍍、在電路上壓合 PI 覆蓋膜、表面處理、測試及板件切割,同時控制薄膜的吸濕情況與尺寸變化。 基材為軟性覆銅板(FCCL),由銅箔與 PI 薄膜組成,可採用有膠或無膠結構。此類層壓材料適用 IPC-4204 規範,而覆蓋膜則適用 IPC-4203 規範。 聚醯亞胺如何作為軟性 PCB ......
軟性 PCB 價格:主要成本因素與節省成本的方法
軟性 PCB 並沒有固定的單一價格,主要取決於設計所佔用的拼板面積、銅層數及訂購數量。補強板、EMI 屏蔽膜、嚴格的外形公差及複雜的導通孔結構等其他特徵,也可能進一步增加製造成本。大部分成本因素在 PCB 佈局階段,甚至首次報價時便已經確定。 圖:採用聚醯亞胺基材、ENIG 接觸焊盤及黏合式補強板的軟性 PCB 本指南將介紹軟性 PCB 的價格如何受到訂單數量及板件數量影響、哪些設計規格會推高製造成本及其原因,以及軟性 PCB 與硬式 PCB 的成本比較。你亦會了解有助節省成本的下單及佈局技巧,並掌握製造商提供準確軟性 PCB 報價時所需的資料。 軟性 PCB 的價格是多少? 軟性 PCB 並沒有統一價格。JLCPCB 的最低報價為 US$2.00,可製作 5 片尺寸不超過 100 × 100 mm 的雙層板。此報價已於 2026 年 10 月 23 日在軟性 PCB 資源頁面核實。使用此價格時,請留意以下三點: 入門價格,並非平均價格:JLCPCB 於 2024 年推出 US$2 軟性 PCB 優惠。這是小型雙層板的最低入門價格,並不代表一般量產設計的典型成本。 優惠券另行計算:新客戶軟性 PC......
軟板設計指南:FPC 設計規則、彎折半徑、補強板與拼板實務
軟板(Flexible PCB,簡稱 FPC)和硬板最大的差別,在於它是會「動」的。走線、銅箔、覆蓋膜和補強板,都要以受力的角度重新考慮。這份軟性 PCB 指南整理實際打樣與量產中最常碰到的問題,協助設計人員在材料、彎折、連接與製造成本之間做出可驗證的選擇。 FPC 設計提醒 先確認彎折方式、彎折次數、連接器厚度與板廠製程能力,再決定疊構、銅箔、Coverlay、補強板與拼板方式,避免在打樣後才返工。 一、先決定疊構,再談走線 軟板常見的基材是聚醯亞胺(PI),厚度多為 12.5µm、25µm 或 50µm。銅箔則分成壓延銅(RA)與電解銅(ED)兩種。壓延銅的晶粒呈橫向延展,耐彎折次數明顯較高,適合需要反覆運動的彎折區。 材料還可分為有膠與無膠基材。無膠(adhesiveless)材料較薄、耐熱性好,彎折表現也比較穩定,價格稍高。對於層數超過兩層或需要動態彎折的設計,應優先與板廠確認無膠材料與壓合方案。疊構定案後,才有可靠的線寬、阻抗與彎折半徑基準。 材料項目 常見選擇 設計考量 基材 PI 12.5/25/50µm 厚度影響總板厚、彎折半徑與柔軟度 銅箔 壓延銅(RA)/電解銅(ED) 動態彎......
客製蝕刻柔性電路:材料與製造指南
客製蝕刻柔性電路讓摺疊手機鉸鏈和助聽器能在狹窄空間中完成佈線,即使傳統電纜也無法通過。這類電路完全依照客戶的外形、彎折區域和補強板配置製作,因此任何尺寸錯誤都可能讓成品變成廢料。 本指南將介紹: 客製蝕刻柔性電路與目錄型柔性排線的差異 減成式蝕刻與層壓製程的實際流程 聚酰亞胺、銅箔、覆蓋膜和補強板的材料選擇 可在量產中維持穩定性的走線、容差與彎曲半徑規則 柔性電路相較於線束或硬質電路板的優勢 什麼是客製蝕刻柔性電路? 客製蝕刻柔性電路的定義 客製蝕刻柔性電路是按需求製作的柔性印刷電路。其導體透過化學方式,從覆銅聚酰亞胺薄膜上移除多餘銅箔,再以層壓覆蓋膜保護,並按照客戶指定的外形加工。 相較之下,目錄型 FFC 排線是依照間距和導體數量選購的直線、均勻電纜。客製柔性電纜可以分支、向三個方向彎折、承載焊接元件,並可同時連接三種不同類型的連接器。 蝕刻柔性電路在電子應用中的工作方式 客製柔性電路同時承擔兩項工作:像 PCB 一樣傳輸訊號,也像電纜一樣作為機械連接件。因此,它可以取代一個連接器、一條電纜和另一個連接器,形成連續的銅導電路徑。 大多數設計會以金手指尾端收尾,插入零插入力(ZIF)連接器。例如......