柔性 PCB 製造流程與優勢
1 分鐘
- 柔性電路設計:
- 材料選擇:
- 材料準備:
- 電路印刷:
- 元件置放:
- 焊接:
- 測試:
- 補強板貼合:
- Flex PCB 的優勢
在當今步調快速且技術先進的世界裡,印刷電路板(PCB)已成為許多電子裝置不可或缺的一部分。然而,隨著對更小、更靈活的電子裝置需求日益增加,傳統的硬質 PCB 已顯得效率不足。此時,柔性印刷電路板(Flex PCB)應運而生,在維持與硬質 PCB 相同功能等級的同時,提供了所需的彈性。
對於新用戶,JLCPCB 還準備了最高 $70 的註冊優惠券,絕不讓高昂的開發成本限制您的創意。
本文將深入探討 Flex PCB 的製造流程,從設計到量產,並介紹用於生產這些創新電路板的各種技術。
延伸閱讀: Flex PCB 組裝指南:流程、挑戰與解決方案
在包含 JLCPCB Flex PCB 製程在內的幾種 PCB 製造中,下列步驟是達成成功 Flex PCB 的基礎:
柔性電路設計:
第一步是使用電腦輔助設計(CAD)軟體設計柔性 PCB。設計內容包含電路佈局、元件擺位,以及任何針對 PCB 彎折或撓曲的特殊需求。
材料選擇:
下一步是為柔性 PCB 選擇合適的基材。最常見的材料是聚醯亞胺(PI)與聚酯(PET)薄膜,這些材料具備良好的電氣絕緣性、耐高溫性與柔韌性。
導電材料:用於在 Flex PCB 上建立電氣路徑。銅因其優異的導電性、柔性與耐用性而成為最常用的導電材料。
接著材料:用於將 Flex PCB 的各層黏合在一起,通常由環氧樹脂、壓克力或矽膠製成。
保護膜材料:用於保護 Flex PCB 上的導電材料,避免受潮濕、灰塵與物理損傷。聚醯亞胺與聚酯是最常用的保護膜材料。
防焊材料:用於在焊接過程中保護導電線路,通常由環氧樹脂或可感光材料製成。
除了上述材料,製程中還會使用補強板、連接器與元件黏著膠等其他組件,具體材料取決於 Flex PCB 的設計與應用。
材料準備:
基材需先經過清潔與蝕刻,以形成乾淨平滑的表面,供電路印刷使用。
電路印刷:
微影製程是柔性 PCB 製造的關鍵步驟,透過光阻與蝕刻將設計好的電路圖案轉移到基材上。
材料準備完成後,首先塗佈光阻,這是一種遇紫外線(UV)會硬化的感光材料。Flex PCB 製造使用正型與負型兩種光阻。接著進行光罩對位,將光罩置於基材上方並照射 UV,使光阻按所需圖案曝光。光罩內含待印刷的電路圖案,對位精度直接影響圖案位置。
曝光後進行顯影,去除未受 UV 照射的光阻,僅留下已硬化且對應電路圖案的光阻。下一步為蝕刻,利用蝕刻液溶解未被硬化光阻保護的銅,僅保留所需的銅線圖案。
UV 曝光
蝕刻
電路轉移完成後,以溶劑去除殘留光阻,僅留下印刷好的電路圖案。
元件置放:
電路圖案完成後,將元件安裝到 PCB 上,可採用表面黏著技術(SMT)或穿孔技術。
焊接:
接著以回焊或波焊技術將元件焊接到 PCB 上。
測試:
測試是柔性印刷電路板製程中極為重要的一環,目的在確保 Flex PCB 符合電氣與機械規範且無缺陷。
Flex PCB 測試
以下為 Flex PCB 製造中常用的測試方法:
電性測試:檢查 Flex PCB 的電氣連通性。將 PCB 連接至測試治具,施加電壓並量測電流,可偵測斷路或短路,並量測電阻、電容與阻抗等特性。
外觀檢查:以顯微鏡或放大鏡目視檢查裂痕、刮傷、分層或偏移等缺陷,確保符合機械規範。
環境測試:將 Flex PCB 暴露於高低溫、濕度與振動等環境條件,驗證其可靠性。
功能測試:將 Flex PCB 連接至模擬實際應用的測試治具,評估其性能是否達到規格。
X 光檢測:利用 X 光檢視內層是否存在空洞或分層等缺陷,特別適用於焊點及其他隱藏區域。
補強板貼合:
最後在柔性 PCB 上貼合補強板,以提供搬運與使用時的支撐與保護。補強板可用 FR4 或鋼材等材料,並以膠黏方式固定。
貼合補強板
不同補強板
補強板是柔性 PCB 的重要組件,可在搬運與使用時提供支撐與保護,防止 PCB 超出設計限度的彎曲而損壞電路或元件,亦有助於避免撓曲時因應力導致裂紋或斷裂。
Flex PCB 的優勢
相較於傳統硬質電路板,Flex PCB 具備以下優點:
1. 柔性
顧名思義,Flex PCB 可彎曲、扭轉與撓曲,而不損壞電氣連接,適用於穿戴式裝置或車用感測器等需要彎曲的應用。
2. 節省空間
Flex PCB 可設計成適合硬質板無法容納的狹小空間,使裝置更小巧緊湊。
3. 耐用性
Flex PCB 可承受極端溫度與振動等嚴苛環境,適用於航太、工業自動化與汽車產業。
4. 成本效益
Flex PCB 可省去連接器與線材,簡化製程並減少元件數量,降低產品開發成本。
擁有高品質 PCB 是將優秀設計付諸實現的關鍵。JLCPCB 透過投資尖端設備並與全球頂尖原材料供應商合作,致力於維持最高生產標準。此外,JLCPCB 擁有五座自營智慧生產基地,利用規模經濟降低生產成本並回饋給客戶,盡可能消除硬體創新的價格門檻。現在註冊還可獲得最高 $54 優惠券,立即上傳 Gerber 檔,開始訂購高品質 Flex PCB!
持續學習
聚醯亞胺軟性 PCB 製造:材料與製程指南
聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是以聚醯亞胺薄膜及銅箔製作可彎曲、折疊並能承受焊接溫度的電路。這類電路板的薄膜材料雖然帶來可撓性,但同時對濕氣較敏感,因此製造難度略高於硬式 PCB。聚醯亞胺在加工過程中可能膨脹或收縮,回焊前亦可能吸收濕氣;若彎曲半徑過小,還可能導致銅箔疲勞或龜裂。 圖:配備 PI 補強板的聚醯亞胺軟性 PCB 本指南將介紹如何選擇無膠型或有膠型軟性覆銅板(FCCL)、了解 FCCL 製造的八個關鍵步驟及不同電路板結構之間的製程差異、選擇合適的薄膜厚度與銅箔類型,以及如何管理濕氣與尺寸變化以提升良率和可靠性,並說明 FCCL 製造所需的 IPC 規範及設計檔案準備方式。 什麼是聚醯亞胺軟性 PCB 製造? 聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是在聚醯亞胺(PI)薄膜上製作銅箔電路的流程,包括銅箔影像轉移、鑽孔及電鍍、在電路上壓合 PI 覆蓋膜、表面處理、測試及板件切割,同時控制薄膜的吸濕情況與尺寸變化。 基材為軟性覆銅板(FCCL),由銅箔與 PI 薄膜組成,可採用有膠或無膠結構。此類層壓材料適用 IPC-4204 規範,而覆蓋膜則適用 IPC-4203 規範。 聚醯亞胺如何作為軟性 PCB ......
軟性 PCB 價格:主要成本因素與節省成本的方法
軟性 PCB 並沒有固定的單一價格,主要取決於設計所佔用的拼板面積、銅層數及訂購數量。補強板、EMI 屏蔽膜、嚴格的外形公差及複雜的導通孔結構等其他特徵,也可能進一步增加製造成本。大部分成本因素在 PCB 佈局階段,甚至首次報價時便已經確定。 圖:採用聚醯亞胺基材、ENIG 接觸焊盤及黏合式補強板的軟性 PCB 本指南將介紹軟性 PCB 的價格如何受到訂單數量及板件數量影響、哪些設計規格會推高製造成本及其原因,以及軟性 PCB 與硬式 PCB 的成本比較。你亦會了解有助節省成本的下單及佈局技巧,並掌握製造商提供準確軟性 PCB 報價時所需的資料。 軟性 PCB 的價格是多少? 軟性 PCB 並沒有統一價格。JLCPCB 的最低報價為 US$2.00,可製作 5 片尺寸不超過 100 × 100 mm 的雙層板。此報價已於 2026 年 10 月 23 日在軟性 PCB 資源頁面核實。使用此價格時,請留意以下三點: 入門價格,並非平均價格:JLCPCB 於 2024 年推出 US$2 軟性 PCB 優惠。這是小型雙層板的最低入門價格,並不代表一般量產設計的典型成本。 優惠券另行計算:新客戶軟性 PC......
軟板設計指南:FPC 設計規則、彎折半徑、補強板與拼板實務
軟板(Flexible PCB,簡稱 FPC)和硬板最大的差別,在於它是會「動」的。走線、銅箔、覆蓋膜和補強板,都要以受力的角度重新考慮。這份軟性 PCB 指南整理實際打樣與量產中最常碰到的問題,協助設計人員在材料、彎折、連接與製造成本之間做出可驗證的選擇。 FPC 設計提醒 先確認彎折方式、彎折次數、連接器厚度與板廠製程能力,再決定疊構、銅箔、Coverlay、補強板與拼板方式,避免在打樣後才返工。 一、先決定疊構,再談走線 軟板常見的基材是聚醯亞胺(PI),厚度多為 12.5µm、25µm 或 50µm。銅箔則分成壓延銅(RA)與電解銅(ED)兩種。壓延銅的晶粒呈橫向延展,耐彎折次數明顯較高,適合需要反覆運動的彎折區。 材料還可分為有膠與無膠基材。無膠(adhesiveless)材料較薄、耐熱性好,彎折表現也比較穩定,價格稍高。對於層數超過兩層或需要動態彎折的設計,應優先與板廠確認無膠材料與壓合方案。疊構定案後,才有可靠的線寬、阻抗與彎折半徑基準。 材料項目 常見選擇 設計考量 基材 PI 12.5/25/50µm 厚度影響總板厚、彎折半徑與柔軟度 銅箔 壓延銅(RA)/電解銅(ED) 動態彎......
客製蝕刻柔性電路:材料與製造指南
客製蝕刻柔性電路讓摺疊手機鉸鏈和助聽器能在狹窄空間中完成佈線,即使傳統電纜也無法通過。這類電路完全依照客戶的外形、彎折區域和補強板配置製作,因此任何尺寸錯誤都可能讓成品變成廢料。 本指南將介紹: 客製蝕刻柔性電路與目錄型柔性排線的差異 減成式蝕刻與層壓製程的實際流程 聚酰亞胺、銅箔、覆蓋膜和補強板的材料選擇 可在量產中維持穩定性的走線、容差與彎曲半徑規則 柔性電路相較於線束或硬質電路板的優勢 什麼是客製蝕刻柔性電路? 客製蝕刻柔性電路的定義 客製蝕刻柔性電路是按需求製作的柔性印刷電路。其導體透過化學方式,從覆銅聚酰亞胺薄膜上移除多餘銅箔,再以層壓覆蓋膜保護,並按照客戶指定的外形加工。 相較之下,目錄型 FFC 排線是依照間距和導體數量選購的直線、均勻電纜。客製柔性電纜可以分支、向三個方向彎折、承載焊接元件,並可同時連接三種不同類型的連接器。 蝕刻柔性電路在電子應用中的工作方式 客製柔性電路同時承擔兩項工作:像 PCB 一樣傳輸訊號,也像電纜一樣作為機械連接件。因此,它可以取代一個連接器、一條電纜和另一個連接器,形成連續的銅導電路徑。 大多數設計會以金手指尾端收尾,插入零插入力(ZIF)連接器。例如......
快速柔性 PCB:快速原型及交期指南
快速交付柔性 PCB,是經過驗證的構想能否在本季度推出產品的關鍵。大多數柔性板延誤並非由工廠造成,而是因為覆蓋膜開口少了 0.05 mm,或缺少補強板圖紙,導致訂單停留在工程師往返確認階段。 本指南將介紹: 快速柔性 PCB 與標準 FPC 製造的差異 哪些設計選擇會增加柔性 PCB 交期 柔性板的拼板、基準點及載板規則 如何準備檔案,避免工程審查停滯 什麼是快速交付柔性 PCB? 快速交付柔性 PCB 的定義 快速交付柔性 PCB是按照壓縮時程製造的柔性印刷電路,通常需要 4–5 天,而傳統客製化 FPC 訂單可能需要 3–6 星期。其速度來自標準庫存材料、自動化設計審查及免實體工具的數碼成像。它不是讓工廠本身變快,而是使用一條受限選項的快速通道;只有所有設計資料都準確時,快速通道才有效。 快速柔性 PCB 與標準柔性板製造的差異 快速柔性電路使用不同製程路徑,而不是在同一製程上加收加急費。每項速度優勢,都會以減少某些選項作為代價。 材料供應:標準訂單按專案採購層壓材料,可能需要 1–3 星期;快速製造只使用庫存的 25 µm(1 mil)及 50 µm(2 mil)聚酰亞胺。 成像:激光直接成......
FPC 電子技術:什麼是 FPC、工作原理、應用及優勢
FPC 電子技術讓手機相機在數百次開合後仍能正常運作。拆開幾乎任何現代電子設備,都會看到一條薄薄的琥珀色排線,繞過硬質電路板無法通過的角落。 本指南將介紹: FPC 代表甚麼,以及 FFC 與 FPC 的差異 柔性電路如何在彎曲時傳輸訊號 聚酰亞胺、銅箔、覆蓋膜及補強板材料 FPC 製造流程,從蝕刻到電氣測試 柔性板相對硬質板及線束的優勢 甚麼是 FPC 電子技術 FPC(柔性印刷電路) FPC(柔性印刷電路)是在薄型聚合物薄膜上蝕刻銅導體的印刷電路,而不是使用玻璃纖維環氧樹脂板。因此,完成的電路可以彎曲、摺疊,並繞過產品內部空間。單層 FPC 通常厚度約為 0.07 mm(2.8 mil),接近打印紙厚度。其銅箔、焊盤及網表與普通 PCB 相同,只有承載基材不同。 FPC 在電子產品中代表甚麼? FPC 至少有三種常見含義,需要按上下文判斷: FPC,也稱為柔性 PCB 或柔性電路:按照設計圖形,在聚酰亞胺薄膜上蝕刻出的客製化銅電路。 FFC,即扁平柔性電纜:按照間距及導體數量購買的標準平行導線排線,不是客製化設計零件。 FPC 連接器:硬質電路板上的零插入力插座,柔性尾端會插入其中。 硬柔結合......