BGA 與 LGA:了解差異並選擇合適的封裝
1 分鐘
- BGA(球柵陣列)封裝:
- LGA(平面柵陣列)封裝:
- 選擇合適封裝的考量因素:
- 案例研究:實際應用範例
- 結論:
在電子元件的世界裡,封裝型式的選擇對於印刷電路板(PCB)的整體效能、可靠度與可製造性扮演著關鍵角色。在現代 PCB 設計中,BGA(球柵陣列)與 LGA(平面柵陣列)是兩種廣受歡迎的封裝型式。了解這兩種封裝的差異,對電子愛好者、業餘玩家、工程師、學生以及電子與 PCB 設計領域的專業人士而言極具啟發性。本文旨在全面介紹 BGA 與 LGA 封裝,說明其特性、優勢,以及在選擇適合您 PCB 設計需求的封裝時應考量的要點。
BGA(球柵陣列)封裝:
BGA 封裝是一種表面黏著技術,其底部具備陣列排列的焊球。這些焊球同時作為封裝與 PCB 之間的電氣與機械連接。BGA 封裝具備多項優點:
a. 高密度與 I/O 能力:BGA 封裝相較於其他封裝型式,可提供更高的接腳數與 I/O 能力,適合用於複雜且高效能的應用。
b. 優異的熱效能:BGA 封裝的焊球具備良好的熱導性,能將積體電路(IC)的熱量有效散發至 PCB。
c. 提升的電氣效能:BGA 封裝提供更短的電氣路徑,降低電感與電容,進而改善訊號完整性並支援更高速的電氣效能。
LGA(平面柵陣列)封裝:
LGA 封裝同樣屬於表面黏著技術,但底部並非焊球,而是陣列排列的焊墊或接觸面,直接與 PCB 上對應的焊墊接觸。LGA 封裝亦有其獨特優勢:
a. 高頻下更佳的電氣效能:LGA 封裝的寄生電感與電容低於 BGA,因此更適合高頻應用。
b. 更高的可靠度:LGA 封裝與 PCB 的直接接觸帶來更佳的機械穩定性與可靠度,尤其在熱循環條件下表現更出色。
選擇合適封裝的考量因素:
在決定使用 BGA 或 LGA 封裝時,應考量以下因素:
a. 應用需求:了解您的應用對接腳數、I/O 能力、散熱與電氣效能的具體需求,以判斷哪種封裝更適合。
b. PCB 設計與製造限制:考量設計複雜度、可用 PCB 面積與製造能力。BGA 封裝通常需要更複雜的走線與組裝流程。
c. 成本考量:評估各封裝在元件成本、組裝成本及可能的重工成本上的差異。
d. 未來擴充性:預留未來設計迭代與升級空間,確保所選封裝能滿足後續需求。
案例研究:實際應用範例
以下案例說明如何依據電氣效能、熱管理、檢測與機械可靠度等特定需求,在 BGA 與 LGA 之間做出選擇。
1:嵌入式系統應用
某電子公司開發工業自動化嵌入式系統,需要能支援高速通訊與熱管理的封裝。他們選擇 BGA 封裝,因其電氣路徑更短、散熱更佳,可確保訊號完整性與熱管理,使嵌入式系統維持最佳效能。
2:高頻無線通訊
某電信公司設計高頻無線通訊模組,需要能在高頻下提供優異電氣效能的封裝。他們選用 LGA 封裝,因其寄生電感與電容較低,可減少訊號衰減並確保高頻訊號可靠傳輸。LGA 與 PCB 的直接接觸亦提升機械穩定性,確保長期可靠度。
3:消費性電子裝置
某消費性電子製造商開發輕薄短小的裝置,需要能在有限空間內維持電氣與熱效能的封裝。他們選擇 BGA 封裝,憑藉其高接腳數與 I/O 能力,在極小面積內整合多個元件;同時,BGA 的高效散熱亦確保裝置不過熱,維持效能穩定。
4:汽車電子
某汽車電子供應商需要能在嚴苛環境(溫度變化與機械應力)下運作的封裝。他們選用 LGA 封裝,因其與 PCB 直接接觸,提供更佳的機械穩定性與可靠度;較低的寄生電感與電容亦提升汽車應用中的電氣效能,確保穩健可靠的運作。
結論:
選擇合適的封裝型式(BGA 或 LGA)是 PCB 設計中的關鍵決策。透過了解兩者的差異、優勢與考量因素,電子愛好者、業餘玩家、工程師、學生與專業人士都能做出符合專案需求與限制的明智選擇。
在JLCPCB,我們深知為您的 PCB 設計選擇正確封裝的重要性。憑藉我們在 PCB 產業的豐富經驗與對高品質製造服務的承諾,我們將一路支持您。
持續學習
掌握汽車 PCB 製造標準及高可靠性製造
重點摘要 嚴苛工作環境:專為在熱循環(−40 °C 至 150 °C)及劇烈振動下運作 15 年而設計。 嚴格合規:遵循 IATF 16949、AEC-Q200 元件及 IPC Class 3 標準。 針對性材料:電源應用採用高 Tg/厚銅材料,77 GHz 雷達則使用 Rogers 基材。 零缺陷檢查:採用 3D AOI 及 X 射線測試,消除隱藏焊點失效。 汽車 PCB 必須在相同位置持續運作 15 年。它固定在引擎附近,冬季早晨可能遇到 −40 °C,20 分鐘後卻升至 125 °C。當這種情況重複 100,000 次後,設計問題便完全不同。真正的問題在於重複循環,這也解釋了汽車標準為何如此制定。環氧樹脂沿 Z 軸膨脹的速度比通孔內的銅快數倍,因此每次升溫都會輕微拉伸電鍍孔壁。 圖 1:密封鋁製外殼內的汽車引擎控制單元 PCB 銅箔會在原本最薄弱的位置逐漸變薄,直到第八年的某個寒冷早晨,連接突然開路。只要針對這種緩慢失效進行設計,大部分其他要求便會自然對應,因為幾乎每項汽車規則都旨在延後這種失效。本指南涵蓋汽車電路板製造所遵循的標準,以及促成這些標準的工作環境。 汽車 PCB 應用的演變及要......
醫療 PCB 製造:關鍵標準、類型及高可靠性製造
已完成香港繁體中文翻譯,保留原有圖片、表格、FAQ 及 HTML 結構;內部文章連結已更新為香港繁中內鏈,下單連結已統一為 `https://jlcpcb.com/hk?from=hkblog`。 ```html 重點摘要 嚴格合規:需要 ISO 13485 品質管理系統認證、IPC Class 3 規格(25 µm 鍍通孔銅壁)及 IEC 60601-1 安全規則。 針對性基材:高 Tg FR-4 可承受高壓蒸汽滅菌熱力,聚酰亞胺軟板適合可穿戴裝置,而金屬/陶瓷芯材可處理高功率。 品質及可追溯性:分層 AOI、X 射線檢查及完整的 IPC-1782 批次追蹤,可防止關鍵的現場故障。 醫療 PCB 所承擔的責任,遠高於一般消費電子產品,因為病人的診斷、治療,甚至心跳,都可能取決於它是否能完全按預期工作。輸液泵不能容忍不可靠的生產批次,而除顫器在使用途中也不能簡單重新啟動。 圖 1:正在檢查的多層病人監護儀 PCB 將成品醫療器械投放市場的公司,需承擔監管責任。合資格製造商能提供的同樣重要:受控、有文件記錄且可重複的製造流程。本指南說明醫療 PCB 的應用場景,以及適合嚴苛醫療環境的基材。 現代醫療......
封裝基板完整指南:材料、結構、類型與 PCB 的差異
重點摘要 定義:封裝基板是連接裸晶與系統電路板的細間距有機載體。 與 PCB 不同:封裝基板的走線比先進高密度互連(HDI)電路板細上數倍,並使用完全不同的介電材料。 材料:BT 樹脂芯板用於打線接合與晶片尺寸封裝(CSP),不含玻纖的 ABF 增層膜則用於覆晶封裝。 製程:使個位數微米線寬成為可能的關鍵,是半加成電鍍製程,而不是蝕刻。 產能限制:目前限制高階人工智慧(AI)晶片封裝產量的,是封裝基板產能,而不是晶圓供應。 封裝基板位於晶片封裝內部,因此您不會在原理圖上看到它,但它對高接腳數處理器的實現扮演重要角色。裸晶使用非常細密的接點,而封裝底部的焊球尺寸更大、間距也更寬。封裝基板負責將這些訊號向外扇出、提供機械支撐,並承受反覆的回焊循環。 本指南將帶您了解: 封裝基板與 PCB 在各個結構層次上的差異。 為什麼封裝內部使用 BT 樹脂與 ABF,而不是 FR-4。 芯板、增層與無芯板結構,以及各自的代價。 線寬與線距可以細到什麼程度,以及如何透過電鍍製作。 類載板 PCB 與真正 IC 封裝基板之間的分界。 圖:覆晶封裝剖面,顯示訊號如何由細間距凸塊扇出至較大的焊球。 什麼是封裝基板? 封裝......
改善散熱:PCB 設計中散熱焊盤的智慧應用
重點摘要 最佳化 PCB 散熱焊盤設計與導熱孔陣列,對避免因 FR4 低熱導率而造成的半導體失效至關重要。透過採用 1.0–1.2 mm 的導孔間距,並利用分割式鋼網將焊接空洞率控制在 25% 以下,設計者可以消除局部熱點,並提升從原型到大量生產階段的電路板可靠性。 您是否曾想過,一般 FR4 PCB 的熱導率其實只有約 0.3 W/mK?對低功率電路而言,這個數值還可以接受。然而,一旦您開始在電路板上加入耗電較高的 IC、電壓穩壓器或高亮度 LED,熱量就會成為無聲影響可靠性的敵人。這時,良好的 PCB 散熱焊盤就能派上用場。 導致電子組裝品早期失效的最常見原因之一就是熱。半導體接面溫度每升高 10°C,壽命可能就會減半。如果只依賴銅箔走線與環境氣流作為熱管理方案,就等於在性能與壽命上妥協。本文將深入說明散熱焊盤的本質、重要性、有效設計標準,以及能確保其性能的製造流程。 什麼是散熱焊盤?為什麼重要? PCB 中散熱焊盤的定義與基本功能 散熱焊盤是表面黏著元件封裝底部的大型裸露銅面,用於將熱量直接從晶粒傳導到 PCB。它們常見於 QFN(Quad Flat No-lead)、DFN、PowerPA......
高功率應用中 BGA 與 LGA 的比較
重點整理 在高功率 PCB 設計中,BGA 與 LGA 封裝都具備優異的高 I/O 支援能力,但同時也需要完善的熱管理。BGA 透過錫球與導熱通孔展現良好的散熱能力;LGA 則仰賴焊墊直接接觸,並搭配導熱介面材料(TIM)與散熱焊墊。成功設計的關鍵在於導熱通孔、較厚銅層、接地平面與熱模擬,藉此降低熱阻並維持可靠的接面溫度。 隨著電子裝置尺寸持續縮小、效能不斷提升,散熱管理已成為 PCB 設計中的關鍵考量。高功率應用中常見的兩種封裝形式為球柵陣列(BGA)與焊墊柵格陣列(LGA)。雖然 BGA 與 LGA 各有優勢,但兩者的結構特徵不同,因此也呈現出不同的熱特性。本文將概述 BGA 與 LGA 封裝,探討高功率條件下的散熱挑戰,並說明有效熱管理所需的設計考量與解決方案。 了解 BGA 與 LGA 封裝: 球柵陣列(BGA)封裝 是在 IC 晶片底部使用陣列式錫球與 PCB 連接。這些錫球不僅提供電氣連接,也能協助將熱量從晶粒經由錫球傳導至電路板。BGA 因具備高 I/O 密度、良好的電氣性能,以及可支援較大晶粒尺寸的擴展能力,因此被廣泛採用。 相較之下,焊墊柵格陣列(LGA)並不使用錫球,而是透過金......
QFN 封裝完整指南:優勢、類型與電子應用
四方扁平無引腳(QFN)封裝是一種體積小、重量輕且厚度薄的 IC 封裝類型。由於組裝後仍可看到並接觸焊盤,因此也被稱為晶片級封裝。其底部設有電極焊盤而非傳統引腳,並配有散熱焊盤,提供優異的熱效能。 QFN 封裝廣泛應用於行動裝置、汽車電子等多種產業,一直是熱門選擇。這種封裝為何如此受歡迎?您的專案是否也該採用?本指南將為您提供清晰而全面的解析。 什麼是 QFN 封裝?(Quad Flat No-Lead 詳解) QFN 為 Quad Flat No-Lead 的縮寫,即「四方扁平無引腳」。QFN 封裝透過表面黏著技術將矽晶片(ASIC)與印刷電路板(PCB)連接。顧名思義,這種封裝沒有傳統引腳,而是在底部邊緣設有裸露焊盤,可提升電氣與熱效能,因此廣受歡迎。 QFN 封裝結構與組成 QFN 為表面黏著技術的無引腳封裝,通常由以下基本元件構成: 導線架:對 IC 性能至關重要,主要作為封裝支撐。 單顆或多顆晶片:即封裝內的矽晶片,透過表面黏著技術固定於電路板上。 焊線:通常為銅或金,負責連接導線架與晶片。 塑封材料:包覆並保護內部元件,提供電氣絕緣、防腐蝕,並提升封裝的耐用性與可靠度。 常見 QFN ......