利用嵌入式被動元件打造更小、更聰明的 PCB
2 分鐘
- 雷射鑽孔在現代 PCB 生產中的重要性日益提升
- 雷射鑽孔對高效能 PCB 的關鍵優勢
- 成功導入雷射鑽孔的設計考量
- 雷射鑽孔的專業製造流程
- JLCPCB 在雷射鑽孔技術上的專業能力
- 雷射鑽孔常見問題
- 結論
重點整理
雷射鑽孔已成為高精度與高密度 PCB 製造的核心技術,可製作小至 25–75 µm 的微孔,遠超過機械鑽孔約 150 µm 的限制。憑藉更高精度、非接觸式加工、優異的訊號完整性,以及可靠的盲孔/堆疊微孔能力,雷射鑽孔能支援現代電子產品所需的先進 HDI 板設計。從最佳疊構選擇,到專業鍍銅與 DFM 實務,掌握雷射鑽孔是實現更高布線密度、更薄板厚與更佳效能的關鍵。
你是否曾想過,智慧型手機裡一片印刷電路板明明比信用卡還薄,卻能容納數千個連接點?如果你也好奇,那就要感謝雷射鑽孔技術。它徹底改變了高密度印刷電路板的生產方式。隨著元件封裝越來越小、腳位數不斷增加,機械鑽孔通常只能做到大於 150 微米的孔徑。這正是雷射鑽孔派上用場的地方,它能以極高精度製作低至 25–75 微米的微孔,而且不會對板材造成機械應力。本文將介紹什麼是雷射鑽孔、它與傳統鑽孔有何不同、相關設計規則,以及雷射鑽孔如何支援複雜 HDI 板的大規模生產。
雷射鑽孔在現代 PCB 生產中的重要性日益提升
什麼是雷射鑽孔?它與機械鑽孔有何不同?
什麼是雷射鑽孔?它是一種非接觸式製程,透過高能量光束移除 PCB 基材上的材料。此製程可在不實際接觸 PCB 的情況下,形成精準孔徑。常見雷射類型包括 CO2 雷射(9.4 至 10.6 微米)與 UV 雷射(355 nm,也稱為 Nd:YAG 雷射)。

傳統鑽孔是使用旋轉式碳化鎢鑽針完成。它適合通孔製作,但最小鑽針尺寸約為 150 微米(6 mil)。更小的鑽針強度不足、容易磨耗,也容易產生毛邊。
| 參數 | 機械鑽孔 | CO2 雷射 | UV 雷射 |
|---|---|---|---|
| 最小孔徑 | 150 µm(6 mil) | 75 µm(3 mil) | 25 µm(1 mil) |
| 鑽孔速度 | 300–600 次/分鐘 | 500–2,000 脈衝/秒 | 5,000–30,000 脈衝/秒 |
| 是否接觸材料 | 是(物理接觸) | 否(熱燒蝕) | 否(光化學作用) |
| 孔品質 | 可能有毛邊、膠渣 | 乾淨,略有錐度 | 非常乾淨,錐度極小 |
| 工具磨耗 | 鑽針會磨耗 | 無工具磨耗 | 無工具磨耗 |
| 典型用途 | 通孔導通孔 | 盲微孔 | 超細微孔 |
為什麼它已成為高密度與 HDI 板的必要技術
想想最新的智慧手錶、5G 天線,或先進駕駛輔助系統(ADAS)感測器。這些裝置需要具備多層微孔、盲孔與堆疊孔的高密度互連(HDI)PCB。HDI 板的分項設計標準 IPC-2226 定義了六種 HDI 結構類型,其中都包含雷射鑽孔微孔。若沒有 PCB 雷射鑽孔,就無法達到現今 BGA 扇出設計所需的導通孔密度,例如 0.4 mm 或 0.5 mm pitch。隨著 Chiplet(小晶片)技術持續推高腳位數,這項技術也變得更加重要。
雷射鑽孔對高效能 PCB 的關鍵優勢
以更高精度與更小孔徑實現微孔
現今的 UV 雷射鑽孔系統可提供位置精度正負 10 微米、孔徑精度正負 15 微米。當一片 panel 上需要鑽出數千個微孔時,這種精度至關重要。

雷射鑽孔的優點包括:
- 更小孔徑:可製作 75 µm 到 25 µm 的微孔,提升布線密度與 BGA 扇出能力
- 非接觸式製程:無工具磨耗、無震動,也不易造成板翹
- 無工具磨耗:從第 1 個孔到第 1,000,000 個孔,雷射能量不會因鑽具磨耗而衰減
- 可停在銅層:雷射可在銅層停止,適合製作盲孔
- 碎屑更少:UV 雷射透過光化學燒蝕,熱影響區較低
一個關鍵差異:CO2 雷射可燒蝕介電材料,但會被銅反射,因此通常需要先在銅層開窗。UV 雷射則可燒蝕銅與介電材料,能在不需預處理的情況下直接鑽孔,但每個脈衝的燒蝕速率較低。
改善訊號完整性並降低層數
有一點設計工程師常會忽略:雷射鑽孔微孔可以提升電氣性能。直徑 100 µm、深度 75 µm 的微孔,其寄生電容與寄生電感遠低於從板子一面貫穿到另一面的通孔導通孔。對於 PCIe Gen4/5、DDR5 或 USB4 等多 Gb/s 高速訊號而言,通孔導通孔殘段會形成諧振器,造成訊號完整性問題。微孔只穿越必要層別,可避免這個問題。其優點包括:
- 降低導通孔殘段電感,減少阻抗不連續問題
- 更小的孔壁與焊盤直徑可降低寄生電容
- 在訊號導通孔旁使用微孔,可改善回流路徑連續性
- 平面層中更小的 anti-pad 開口可降低串音
隨著布線密度提升,你甚至可能將 10 層 疊構降為 8 層。這代表成本可降低、板子可更薄,互連距離也能更短。
成功導入雷射鑽孔的設計考量
導通孔尺寸、縱橫比與佈置指南
雷射鑽孔有其設計規則。最重要的一項是縱橫比,也就是導通孔深度與直徑的比例。業界建議雷射鑽孔微孔的最大縱橫比為 1:1。也就是說,直徑 100 µm 的微孔,其深度不應超過 100 µm。

請遵循以下設計指南:
1. 最小導通孔直徑:75–100 µm(CO2 雷射),50–75 µm(UV 雷射)
2. 捕捉焊盤直徑:導通孔直徑至少再加 100 µm(每側 50 µm 環寬)
3. 導通孔間距:微孔之間邊到邊至少 150 µm
4. 堆疊式 vs. 錯位式:堆疊微孔需要銅填孔;錯位微孔的製程要求相對較低
5. 與板邊保留距離:微孔與板邊至少保持 300 µm
與疊構及材料選擇的整合
疊構與材料會影響雷射鑽孔品質。微孔是層與層之間的互連,因此微孔深度取決於介電層厚度。一般而言,75 至 100 µm 的預浸材厚度最為理想。若厚度超過 125 µm,縱橫比會增加,鍍銅品質也會下降。玻纖布型號比想像中更重要。CO2 雷射在厚玻纖布,例如 7628,上表現較差,因為玻纖會散射雷射光束。較薄的玻纖布可形成更乾淨的孔。
| 材料特性 | 對雷射鑽孔的影響 | 建議 |
|---|---|---|
| 預浸材玻纖布型號 | 厚玻纖會散射雷射光束 | 使用 1080 或 2116,避免 7628 |
| 介電層厚度 | 決定導通孔深度與縱橫比 | 維持在 75–100 µm |
| 樹脂含量 | 較高樹脂含量可讓 CO2 鑽孔更乾淨 | 選擇高樹脂含量的預浸材 |
| 銅箔厚度 | 較厚銅箔需要更多 UV 脈衝 | 微孔層建議使用 0.5 oz |
雷射鑽孔的專業製造流程
精密雷射參數與製程控制
要製作高品質微孔,必須搭配最佳化的雷射鑽孔製程。關鍵參數包括:

- 脈衝能量(毫焦耳):能量越高溫度越高;能量過低則容易殘留碎屑
- 脈衝重複頻率:CO2 雷射可達數百 Hz,UV 雷射可達數十 kHz,用於提升速度
- 脈衝寬度:奈秒脈衝最常見;極細結構則可使用皮秒脈衝
- 每孔脈衝數:常見為 5 至 20 個脈衝;孔越深通常需要更多脈衝
- 光斑尺寸與對焦:使用具備微米級精度的振鏡控制
現今系統會使用視覺系統對準基準標記,疊對精度可達正負 15 至 20 微米。製造商也會為每一批次使用測試片,量測上孔徑與下孔徑,再將參數導入正式 panel 生產。
鑽孔後鍍銅與品質驗證
孔鑽好之後,接下來要做什麼?傳統鑽孔後流程如下:
1. 除膠渣/電漿清潔:使用高錳酸鹽或電漿蝕刻清除銅焊盤上的樹脂膠渣
2. 化學鍍銅:在導通孔孔壁形成 0.5–1.0 µm 的銅層
3. 電解鍍銅:鍍至至少 20–25 µm 厚度(IPC-6012)
4.導通孔填孔(如有需要):使用導電或非導電填孔膏,之後再進行研磨
5. 蓋鍍:形成表層銅,提供平整且可焊接的表面
檢驗會透過微切片確認鍍銅厚度、導通孔形狀與缺陷。X 光可用於量測空洞。根據 IPC-6012,Class 3 微孔的孔壁銅厚至少應達 12 µm,且目標焊盤之間不得有空洞。
JLCPCB 在雷射鑽孔技術上的專業能力
用於高精度微孔的先進雷射系統
在大量雷射鑽孔生產中,設備與製程品質至關重要。JLCPCB 使用先進 CO2 與 UV 雷射設備,可在量產中穩定鑽出小至 75 µm 的微孔。其設備包含視覺對位、即時功率監控與製程配方設定。

JLCPCB 雷射鑽孔流程最有價值的特色之一,是可製造性設計(DFM)檢查。製造前,工程師會審查 Gerber 檔案中可能影響雷射鑽孔的問題,例如焊盤對位、縱橫比、導通孔間距與材料相容性。
交付複雜電路板的可靠實績
JLCPCB 會對雷射鑽孔 panel 進行微切片、電測與 AOI 檢查,確保每一個微孔都符合 IPC-6012 標準。其在 IoT、穿戴式裝置與 RF 多層設計上的經驗,也展現了穩定的製程能力。如果你準備將 PCB 設計原則落實到產品中,JLCPCB 的雷射鑽孔、DFM 與價格優勢,會讓它成為極具吸引力的製造商。JLCPCB 提供從原型到量產的製造服務,PCB 最快可 1–2 天生產,並提供 SMT 組裝服務,PCB 價格低至 2 美元。
雷射鑽孔常見問題
問:什麼是雷射鑽孔?它與機械鑽孔有何不同?
雷射鑽孔使用聚焦光束(CO2 或 UV)在不接觸材料的情況下燒蝕 PCB 材料,可形成小至 25 至 75 微米的孔。機械鑽孔則使用碳化鎢鑽針,最小孔徑通常限制在約 150 微米。
問:PCB 鑽孔會使用哪些類型的雷射?
CO2 雷射(9.4–10.6 µm 波長)用於移除介電材料;UV 雷射(355 nm)則可燒蝕銅與介電材料。CO2 是標準微孔的主力技術,而 UV 則適合超細結構與直接鑽銅。
問:雷射鑽孔微孔的最大縱橫比是多少?
業界標準為 1:1,也就是深度與直徑相同。100 µm 的微孔深度不應超過 100 µm。維持在 1:1 或以下,可確保可靠鍍銅與長期接點完整性。
問:雷射鑽孔微孔可以堆疊嗎?
可以,但下層微孔必須先完成銅填孔並平坦化,之後才能在其上方鑽下一個孔。若空間允許,錯位微孔製造難度較低,也是很好的替代方案。
問:雷射鑽孔適用於所有 PCB 材料嗎?
它適用於 FR4、高 Tg FR4、聚醯亞胺,以及 Megtron、Rogers 等低損耗板材。不同材料需要不同雷射參數。像 7628 這類厚玻纖布對 CO2 雷射較具挑戰性,因此務必先與製造商確認製程能力。
結論
雷射鑽孔重新定義了 PCB 的設計邊界,可實現小至 25–75 微米的微孔,這是機械鑽針難以達成的尺寸。這種非接觸式製程不僅能最大化布線密度,也能透過降低寄生效應並消除導通孔殘段,提升高速設計的訊號完整性。 JLCPCB 採用先進 CO2 與 UV 雷射系統,在量產中以高一致性實現極高精度。結合專業的可製造性設計(DFM)審查,可確保你的高密度 layout 在可靠性與效能方面都得到最佳化。持續學習
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......