為高性能 PCB 選擇理想基板材料
1 分鐘
- 理解 PCB 結構中的基板材料
- 定義基板性能的關鍵特性
- 如何選擇最佳基板材料
- 不同基板材料的製造考量
- JLCPCB 在基板材料選擇與製造方面的專業能力
- PCB 基板材料常見問題
- 結論
重點摘要
選擇理想的 PCB 基板材料——在通用標準 FR4 與適用於高頻的進階 Rogers 或 PTFE 之間取得平衡——對避免訊號損耗與熱失效至關重要。混合疊構可完美最佳化性能與成本,而 JLCPCB 則能確保從快速原型到量產的可靠、高品質轉換。
您是否曾好奇,印刷電路板上那些閃亮銅箔走線底下到底是什麼?那一層就是基板材料,而且它可能是您在開始任何一條走線之前,最需要考慮的重要因素。它會影響訊號傳播方式、熱量如何受控,以及最終產品是否能達到您設定的標準。
如果使用錯誤類型的 PCB 基板材料,在高頻下可能會損失大量訊號;在高功率密度設計中,PCB 甚至可能發生熱失控;在嚴苛環境中,也可能出現機械失效。如果一開始就選對材料,就能節省後續重新改版的成本。本指南將討論這種材料是什麼、為什麼重要,比較最常見的基板材料及其主要特性,並提供一步步的方法,協助您為下一個專案選擇正確材料。讓我們開始吧。
理解 PCB 結構中的基板材料
什麼是基板材料及其基本作用
簡單來說,用於製作 PCB 的絕緣基礎材料就稱為基板。這個非導電核心支撐銅箔、提供機械剛性,並在電氣上隔離不同導體層。若從基板結構定義來看,您可以把它想像成電路板的骨架與絕緣體,整合在同一片層壓材料中。

基板同時具備三項關鍵功能。第一,它作為介電質,也就是銅層之間的絕緣材料,會直接影響訊號速度與阻抗。第二,它是承載元件、並能承受焊接溫度的機械平台。第三,它也作為熱傳路徑,將功率元件產生的熱量導向外部環境。
常見 PCB 基板材料類型
產業中的主力材料是 FR4(Flame Retardant 4)。它是一種玻璃纖維增強環氧樹脂層壓板,Dk 約為 4.2 至 4.7,Tg 依等級不同約為 130 至 180 攝氏度。它適合大多數數位、電源與通用設計。High-Tg FR4 則是改良版本,Tg 高於 170ºC,常用於無鉛組裝製程。
- 用於 RF 與毫米波應用的高頻材料通常採用 Rogers 層壓板。常見型號包括 RO4003C(Dk 3.38,Df 0.0027)與 RO4350B(Dk 3.48,Df 0.0037)。它們是天線饋線、雷達系統與 5G 基礎設施中的重要材料。
- 對軟性與軟硬結合 PCB 而言,首選材料是聚醯亞胺。它們可在超過 300ºC 的溫度下保持熱穩定,並具備機械柔性,適用於穿戴式電子、醫療裝置與航太線纜。
- PTFE(Teflon)基板具備所有基板中最低的介電損耗,非常適合衛星通訊與毫米波雷達(30 GHz 以上)。
定義基板性能的關鍵特性
介電常數、損耗因子與熱特性
介電常數(Dk):用來衡量電磁波通過基板時,相較於自由空間被減速的程度。Dk 越低,訊號傳播越快,阻抗也越容易控制。較低且更穩定的 Dk,也能降低高階數位匯流排(例如 PCIe Gen5 或 DDR5)的時序偏斜,並讓等長匹配更容易。

耗散因子(Df)也稱為損耗正切,用來衡量基板吸收多少訊號能量並轉換成熱。標準 FR4 的 Df 約為 0.017 至 0.025,適合最高約 3 GHz 的應用。若頻率更高,則需要 Rogers(Df 0.0027)或 PTFE(Df 低於 0.001)等材料。熱導率則代表電路板將熱量從熱點傳導到較冷區域的能力。標準 FR4 約只能處理 ~0.3W/mK;鋁基 MCPCB 可達 1-4W/mK;陶瓷基板則可超過 20W/mK。
如何選擇最佳基板材料
依頻率、功率與應用需求匹配材料
選擇正確基板,不是問哪一種基板「最好」,而是問哪一種基板最適合您的特定應用。以下是一個實用決策框架。
先判斷要傳輸訊號的最高頻率:如果最高頻率內容低於 1 GHz,標準 FR4 通常就足夠。若頻率高於 1 GHz 且最高到 10 GHz,則可考慮高性能 FR4 選項或混合疊構。在約 10 GHz 的頻率下,應使用 Rogers、PTFE 或陶瓷等基板,以控制插入損耗。

接著計算電路板總耗散功率、熱點,以及所需的散熱類型。對較高功率密度(> 1-2W/cm2)而言,標準 FR4 可能不足。此時可考慮金屬核心基板、厚銅設計或陶瓷方案。
平衡成本、性能與可製造性
混合疊構已被證明是一種有效方法。在這種做法中,需要低損耗的 RF 訊號層使用 Rogers 或 PTFE 材料製作,再與 FR4 核心材料上的電源層與低速數位佈線層壓在一起。這讓您能同時獲得兩者優勢——在需要時取得高頻性能,在不需要時節省成本。
在成本與性能取捨方面,請記住以下幾點:
產量:高性能材料的成本效益可透過拼板利用率最佳化;但通常只有較高生產量才能實現這一點。
快速交期:標準 FR4 在各地都容易取得。Rogers 或 Isola 層壓板等特殊材料,可能需要額外 1-3 週交期。
良率影響:某些材料更難加工,會降低製造良率,並提高實際成本。
不同基板材料的製造考量
製程調整與品質控制
並非所有基板材料在生產現場的表現都相同。每一種材料在製造流程中都需要相應調整。材料特性的差異首先會出現在鑽孔製程。FR4 可使用標準碳化鎢鑽針乾淨鑽孔;Rogers 材料則需要調整進給速率。由於 PTFE 容易變形且不易乾淨切削,因此需要特殊鑽孔幾何。需要注意的是,陶瓷基板完全不適合機械鑽孔,必須使用雷射加工。

不同材料的壓合參數差異很大。標準 FR4 通常在約 175 - 185°C、200 - 400 PSI 下壓合。混合疊構(FR4 與 Rogers)需要仔細設計循環曲線,以確保兩種材料的黏結需求都能被滿足。PTFE 與陶瓷基板需要進行表面活化,以促進銅附著。通常 PTFE 會使用鈉蝕刻,陶瓷則使用電漿處理。如果沒有執行這些步驟,銅箔剝離強度將無法符合 IPC-6012 要求。
品質控制檢查點包括:
- 阻抗測試,以依 IPC-TM-650 確認 Dk 一致性
- 微切片分析,用於檢查鍍層厚度與導孔孔壁完整性。
- 剝離強度(依 IPC-TM-650 Method 2.4.8)
- 熱應力測試(288 攝氏度焊錫漂浮 10 秒)
JLCPCB 在基板材料選擇與製造方面的專業能力
多樣化高品質基板選項
將材料選擇轉化為實際製造電路板時,擁有廣泛基板製造能力的製造商至關重要。JLCPCB 提供多種類型的PCB 基板材料,從標準 FR4、高 Tg FR4、鋁基 MCPCB,到 Rogers 高頻層壓板皆可支援。
這代表您可以先使用標準 FR4 材料製作原型以進行功能驗證,之後再將量產設計轉為 Rogers 混合疊構,且全程都在同一製造生態系中完成。這樣可降低認證風險,也能讓供應商管理更簡單。
從原型到量產的可靠生產
無論是用 5 片原型板驗證新的基板選擇,還是 50,000 片量產板,JLCPCB 的製造基礎設施都能輕鬆擴展。原型訂單最快可在 1-2 天內交付,標準規格價格低至 $2。這種快速週轉可讓您快速測試不同材料,而無需在設計尚未驗證前,就等待耗時且昂貴的特殊材料訂單。
JLCPCB 的自動化製程控制,可確保您在原型中驗證過的基板性能,也能反映在量產中的每一片電路板上。材料或製程偏差通常會被標準品質關卡偵測,例如自動光學檢測(AOI)、受控阻抗測試與微切片分析,確保有此類缺陷的電路板不會流出工廠。
PCB 基板材料常見問題
Q:最常用的 PCB 基板材料是什麼?
FR4 是目前電子產業中最廣泛使用的 PCB 基板材料。它是一種玻璃纖維增強環氧樹脂層壓板,在電氣絕緣、機械剛性與成本效益之間取得良好平衡。標準 FR4 適合絕大多數低於 1 GHz 的數位、電源與通用電路設計。
Q:什麼時候應該選擇 Rogers 材料而不是標準 FR4?
當您的設計涉及約 1 至 3 GHz 以上的 RF、微波或高速訊號時,就應考慮 Rogers 層壓板。相較於 FR4,Rogers 材料提供顯著更低的介電損耗(Df 低至 0.0027)與更嚴格的 Dk 容差(正負 2%)。
Q:什麼是混合 PCB 疊構?什麼時候有用?
混合疊構是在同一片 PCB 中結合兩種或更多不同基板材料。例如,您可以在承載 RF 走線的頂部兩層使用 Rogers 材料,而內層電源與接地層則使用 FR4。這種做法可讓您在重要位置取得高頻性能,同時透過使用 FR4 控制成本。
結論
選擇正確的 PCB 基板材料是一項關鍵平衡,會直接影響設計的訊號完整性、熱管理與機械耐久性。雖然標準 FR4 是 1 GHz 以下通用設計中具成本效益的主力材料,但要求更高的高頻或高功率應用,則需要 Rogers、PTFE 或聚醯亞胺等特殊材料,以避免訊號損耗與熱失效。當性能與預算相互衝突時,混合疊構提供理想中間方案——只在需要的位置提供高階高頻性能,同時維持整體成本最佳化。
要成功執行這些材料策略,需要具備深厚技術能力的製造夥伴。JLCPCB 提供從標準 FR4 到 Rogers 層壓板的豐富材料庫存、嚴格自動化品質控制,以及從快速原型到量產的順暢擴展能力,可降低製造風險,並協助您更有信心地將高性能電子產品推向市場。
持續學習
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......