馴服吉赫茲級訊號:高頻電路板選材與射頻設計DFM核心準則
1 分鐘
- 一、高頻訊號在傳輸線中的傳播特性與設計挑戰
- 二、高頻板材選型實務:PTFE基材與羅傑斯陶瓷基材對比
- 三、射頻PCB佈局的阻抗連續性與DFM設計規範
- 結語
隨著5G-Advanced、Wi-Fi 7與車載77GHz/79GHz毫米波雷達陸續進入大規模商用,電子硬體的工作頻率已全面步入吉赫茲乃至微波頻段。在這類高頻傳輸場景下,消費電子常用的FR-4基材,會因為介質損耗偏高、介電常數穩定性不足,成為訊號衰減的主要來源。
對射頻工程師來說,高頻PCB設計早已脫離傳統「走線導通即可」的基本要求,每一段走線本質上都是帶有分佈參數的電磁波導結構。要讓訊號穿過複雜的封裝結構與過孔後,仍維持良好的眼圖與訊號完整性,從基材本身的物理特性到板上佈局的幾何細節,每一環節都不能馬虎。
一、高頻訊號在傳輸線中的傳播特性與設計挑戰
談具體製程與設計規範前,得先建立高頻電磁波在電路板介質中傳遞的物理模型。當訊號頻率突破1GHz後,傳輸線的總衰減量(Total Attenuation, α)主要由兩種機制決定:

其中αc為導體損耗,αd為介質損耗。
1. 趨膚效應帶來的導體損耗
高頻交流環境下,導線內的電流不會均勻分佈在整個導體截面,而是會集中在導體表面極薄的一層;頻率越高,這個趨膚深度就越淺。
這時候銅箔的表面粗糙度就會對訊號產生顯著影響。一旦銅箔表面的微觀起伏幅度超過趨膚深度,電磁波沿著凹凸結構傳遞的路徑會被拉長,直接造成導體等效電阻上升,訊號衰減加劇。
2. 介質極化造成的能量散失
高頻交變電場會驅動介質內部的偶極子不斷翻轉排列,過程中分子間的摩擦會將電磁能轉化為熱能散失。這類能量損耗的大小,核心取決於材料的損耗因數(Df)。普通FR-4的Df約在0.02等級,而專用微波PCB基材的Df通常要壓在0.002以下,部分毫米波場景甚至要求低至0.0009。
二、高頻板材選型實務:PTFE基材與羅傑斯陶瓷基材對比
要在高頻下穩定傳輸波速、壓低傳輸損耗,射頻設計初期就必須跳開常規板材,選用高階專用基材。目前市場上最主流的兩類高頻板材,分別是以聚四氟乙烯(鐵氟龍)為基礎的PTFE基材,以及羅傑斯為代表的陶瓷填充碳氫化合物基材。

實際專案中為了同時兼顧射頻性能與成本控制,業界普遍採用混壓架構:只在承載高頻高速訊號的頂層兩層使用高階板材,底層的電源層與低速控制訊號層則維持常規FR-4。這種設計既能滿足高頻電路的電氣要求,又能有效壓低整體板材成本,是目前最主流的實務方案。

圖1. 高頻板材對比示意圖
三、射頻PCB佈局的阻抗連續性與DFM設計規範
選對板材只是高頻設計的基礎,若是佈線階段破壞了傳輸線的阻抗連續性,同樣會引發嚴重的訊號反射,甚至導致電路自激。進行微波電路佈局時,以下幾項DFM設計準則必須嚴格遵守:
1. 傳輸線走線與拐角處理原則
高頻微帶線與帶狀線佈線時,應避免使用90°直角拐角。直角結構會讓拐角處的等效線寬突然增加,造成局部寄生電容突變,進而破壞50Ω或100Ω的阻抗連續性。
實務上多採用弧形走線,或是45°斜切拐角的方式處理;斜切的尺寸比例需依據基材厚度與線寬精算,確保轉彎處的波導等效截面保持一致,維持阻抗平穩。
2. 過孔寄生效應與Stub殘留處理
過孔是高頻傳輸中阻抗不連續的主要來源之一,貫通多層的通孔會引入明顯的寄生電感與電容。其中影響最大的是過孔多餘的Stub殘留段,這段結構等同於一個小型開路諧振腔,在高頻下會對特定頻段的訊號產生強烈的吸收與反射。
對應的解決方案,是在製程中導入背鑽工藝去除多餘的Stub,或是直接採用盲埋孔設計,從根源上消除Stub殘留。此外,高頻訊號過孔周圍需對稱佈置接地過孔,形成類同軸的屏蔽結構,避免射頻能量向外輻射,造成EMI問題。
3. 阻焊層對高頻走線的影響與優化方式
常見阻焊油墨的Dk約在3.5~4.0之間,Df也遠高於高頻專用基材。若將阻焊油墨直接覆蓋在高速微帶線上,會讓傳輸線阻抗降低2~4Ω,同時增加額外的介質損耗。
因此針對GHz級的關鍵射頻走線,一般會在設計時做阻焊開窗處理,讓走線直接裸露在空氣中;利用空氣Dk=1的特性,確保介質均勻性,同時將插入損耗降到最低。
結語
一塊性能達標的高頻PCB,離不開設計、材料與製程三者的緊密配合。工程師不能只依賴EDA軟體的模擬結果,必須在設計初期就與具備特殊板材加工能力的板廠展開DFM溝通。充分確認板廠對PTFE板材的壓合尺寸補償精度、混壓板的CTE匹配能力,以及背鑽工藝的深度公差,才能把模擬端的理想阻抗曲線,轉化為產線上高良率的量產產品。隨著高頻與微波技術持續進步,唯有做到微米級的精細製程管控,才能為高速硬體系統的電氣性能提供可靠保障。

持續學習
高速 SPI 訊號完整性:時序預算、串阻與反射抑制
SPI 在板上讀寫,有一種故障很常見:寫暫存器每次都成功,讀回來的資料卻在時脈拉高之後偶爾錯位。先盯接收腳上的 SCLK,看它有沒有在同一個邊緣重複跨越門檻,再看 MISO 來不來得及穩下來。前者多半是邊緣反射,後者可能是時序預算不足。兩個問題都會因為降速而暫時好轉,但示波器上要看的項目完全不同。 高速 SPI 排查順序 先對照 CPOL、CPHA 與器件時序,再把建立、保持、傳播延遲、抖動與偏斜放到同一條時間軸,最後在最遠端接收腳確認門檻穿越與資料穩定時間。 一、從接收端算回時序預算 SPI 訊號通常包含 SCLK、片選 CS、主控送出的 MOSI,以及目標器件回傳的 MISO。動手佈線前,先照器件時序圖確認 CPOL、CPHA、片選有效電位與首位元時序。CPOL 決定時脈閒置準位,CPHA 決定使用哪一道邊緣取樣。 接著把資料更新、建立、保持與取樣四個時間點畫在同一條時間軸上。多顆器件共用匯流排時,未選中的 MISO 是否進入高阻態,以及前一顆器件釋放到下一顆器件啟用之間的間隔,也要一併確認。 圖 1. SPI SCLK、CS 與資料線的建立時間、保持時間與取樣時序 可用取樣時間 25 MHz......
高效能 PCB 的 RF 電路設計指南
重點摘要 傳輸線效應:走線長度超過波長的十分之一時,必須嚴格控制 50 Ω 阻抗,以避免訊號反射。 保持回流路徑連續:走線正下方的接地平面必須完整連續,才能避免嚴重的電磁干擾(EMI)。 審慎選擇層壓板材:一般 2.4 GHz 應用可使用 FR-4;更高頻率則應升級採用 Rogers 或 PTFE 材料。 嚴格控制製造公差:導通孔電感及介電質變化都會影響阻抗,因此必須嚴格規範疊層結構。 當 PCB 走線不再像導線般運作時,RF 電路設計便由此開始。頻率超過數百 MHz 後,銅箔本身便具有阻抗、損耗及輻射特性。它成為需要設計的元件,而不再只是簡單繪製的連接線。原因在於波長。2.4 GHz Wi-Fi 訊號沿著 FR-4 微帶線傳播時,波長約為 70 mm,因此短短幾毫米的饋線已涵蓋相當比例的訊號週期。走線兩端的電壓不再相同。 圖 1:具有屏蔽無線電、50 Ω 饋線及導通孔圍欄的 RF PCB 每當走線寬度改變、出現導通孔或接地間隙時,部分訊號便會反射回訊號源。這就是為什麼使用相同原理圖製作的兩塊電路板,實際表現可能截然不同。本指南將介紹 RF 電路與傳統電路的差異,以及如何讓 RF PCB 維持可預......
SMA 連接器在 RF PCB 設計中的運作原理
重點摘要 聚焦訊號轉接處:訊號損耗發生在同軸結構轉換為平面走線的位置,而不是 SMA 連接器本體內部。 清除焊盤下方接地銅層:移除訊號轉接焊盤下方的接地平面,以控制電容並維持 50 歐姆阻抗。 接地導通孔應靠近連接器:將接地導通孔放在連接器接地腳旁,縮短回流路徑。 考慮製造公差:走線蝕刻及電路板厚度會直接改變轉接處的阻抗。 小心操作:連接時使用扭力扳手,頻率高於 6 GHz 時則應改用高頻板材。 SMA 連接器是一種具有螺紋的 50 歐姆同軸連接器,其本體很少是 RF PCB 的薄弱環節。真正決定效能的,通常是中心針腳接入電路板的短短幾毫米。在連接器內部,訊號以均勻環繞中心針腳的電磁場形式傳播;進入電路板後,電磁場必須轉變為接地平面上方的平面走線模式。每一次幾何形狀變化都會改變阻抗,因此部分訊號會產生反射。 圖 1:RF PCB 上的板邊式 SMA 連接器 針腳下方的焊盤比走線寬,因此會形成一個小電容。100 MHz 的訊號幾乎不受影響,但 6 GHz 的訊號則不然。本指南將說明 SMA 連接器的結構及其在 RF 系統中的功能,接著探討訊號轉接設計、接地導通孔、封裝焊盤、製造公差,以及 SMA 連......
ESP32 BLE 指南:選擇合適晶片並設計 PCB
重點摘要 ESP32 支援 BLE:大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),但 ESP32-S2 只支援 Wi-Fi,而 ESP32-P4 沒有內置無線電。原始 ESP32 另外支援藍牙經典,新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。 Wi-Fi 與 BLE 共存:Wi-Fi 和 BLE 共用同一個 2.4 GHz 無線電,並以交替方式使用。大量 Wi-Fi 活動可能降低 BLE 吞吐量或中斷掃描,因此兩項功能需要一起測試。 功耗:在保持 BLE 連接的輕睡眠期間,32.768 kHz 外部晶體可以大幅降低功耗。 天線位置:將 ESP32 模組的 PCB 天線放在電路板邊緣附近,最好讓天線伸出板邊。在指定天線禁佈區內避免放置銅箔、走線和元件,以免降低無線通訊距離。 大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),ESP32-S2 和 ESP32-P4 是例外。 選擇哪一款晶片,取決於專案的藍牙要求。原始 ESP32 支援藍牙經典,而 ESP32-S3、ESP32-C 系列和 ESP32-H2 等新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。如果需要透過編碼 PHY 實現更長通訊......
網口佈線一次到位:Ethernet PHY、磁性器件與 MDI 差動對佈局實操要點
工業控制閘道器、車載乙太網路、監控攝影機,百兆與千兆介面的出貨量以億計,但在電磁干擾(EMI)輻射超標的改善案件,以及鏈路反覆斷線與重連的客訴中,網路介面佈線問題始終占有一定比例。許多設計在實體層(PHY)晶片部分直接沿用參考電路,到了磁性元件周邊卻開始憑經驗處理,任意分割接地平面,直到認證實驗室的輻射測試不合格,才回頭檢查設計。 乙太網路介面在實體結構上可分為三個區段:PHY 晶片、磁性元件(網路變壓器)與 RJ45 連接器。前兩個區段之間使用 RMII 或 RGMII 並行介面,後兩個區段之間則是四對 100 Ω 的媒體相依介面(MDI)差動線。先釐清三個區段的分工與設計限制,比事後使用頻譜分析儀尋找干擾源更有效率。 一、三區段架構與佈線限制 PHY 至變壓器這個區段使用並行介面,訊號頻率為 50~125 MHz。佈線要求是縮短走線、保持等長,並遠離電源與晶體振盪器區域,訊號源端的串聯電阻不可省略。變壓器區段負責隔離與共模抑制,中心抽頭的接法由 PHY 類型決定,下方接地平面必須保持完整,禁止挖空或跨越平面分割佈線。變壓器至 RJ45 之間使用四對 100 Ω 差動線,必須保持嚴格對稱,單段走......
32GT/s 訊號完整性攻關:PCIe 5.0 PCB 佈線與過孔殘樁處理
隨著人工智慧(AI)伺服器與高速儲存需求增加,PCIe 5.0 每通道速率提升至 32 GT/s,單通道雙向頻寬為 64 Gbps。不少團隊直接套用 PCIe 4.0 的佈線經驗,收到電路板並進行測試後,才發現眼圖閉合、誤碼率升高。重新進行模擬分析,才發現問題來自累積的設計細節:阻抗偏差、玻纖效應與過孔殘樁,每一項單獨看都未必致命,但在 16 GHz 奈奎斯特頻率下疊加,就可能使鏈路失效。 PCIe 5.0 仍採用不歸零(NRZ)調變與 128b/130b 編碼,但 32 GT/s 意味著訊號邊緣更快、通道損耗預算更緊。官方規範提供整條通道約 36 dB 的損耗餘量,連接器、線纜與重定時器占用大部分預算,留給 PCB 走線的份額並不多。32 GT/s PCB 佈線的成敗,從疊構選型時就已奠定基礎。 注意事項 PCIe 5.0 的 32 GT/s 速率對 PCB 通道損耗、阻抗公差、玻纖編織效應與過孔殘樁都更加敏感。設計必須涵蓋疊構、佈線、背鑽與量產驗證,建立完整的驗證與改善流程。 一、差動對佈線核心參數 PCIe 差動對的阻抗以 100 Ω 為目標設計,量產管控公差建議控制在 ±8% 以內,而不是......