PCB Reference Designator 完整指南:元件標號、Silkscreen 與組裝設計
4 分鐘
- 了解 PCB 專案中的 Reference Designator
- 為什麼高品質 Reference Designator 很重要?
- Reference Designator 放置與樣式最佳實務
- 常見 Reference Designator 錯誤與避免方式
- 從 PCB 設計走向可靠製造
- JLCPCB 在 Reference Designator 與 Silkscreen 製造方面的應用
- PCB Reference Designator 常見問題
- 結論
重點摘要
- Reference Designator 是 PCB 組裝、除錯與維修的重要識別資訊:R47、C12、U5 等元件參考標號,能將原理圖、BOM、Pick-and-Place 與實體 PCB 正確連結起來。
- 保持足夠的絲印尺寸:原文建議文字高度至少約 0.8 mm,線寬至少約 0.15 mm,以提高實際印刷後的辨識度。
- 參考標號應放在 Solder Mask 區域:並與 Pad、Via、板邊及其他絲印保持適當間距,避免文字在製造時被裁切或消失。
- 字型、尺寸與方向應保持一致:一致的 Silkscreen Layout 可以大幅提升組裝、檢驗與維修效率。
- 高密度 PCB 不必強行塞入所有標號:對 0201、Fine-Pitch 或 HDI 設計,可以使用 Assembly Drawing/Designator Map 補充完整元件位置資訊。
- 送廠前務必執行 DFM:檢查 Silkscreen 是否與 Pad/Via 重疊、文字是否過小,以及是否存在缺漏或重複 Reference Designator。
您是否曾注意過裸 PCB 上像是「R47」或「C12」這類小小的文字,並想過它們到底有什麼用途?
這些文字就是元件參考標號(Reference Designator,RefDes),雖然看起來不起眼,卻是整個電子產品設計、組裝與維修流程中非常重要的識別資訊。
如果沒有 Reference Designator,組裝人員很難快速判斷每一顆 Resistor、Capacitor 或 IC 應該放在哪裡;而維修技術人員在排查故障時,也可能被迫重新追蹤整片 PCB 的電路。

Reference Designator 真正的重要性,在於它把 Schematic、BOM、Pick-and-Place File 與實體 PCB 串聯成同一套識別系統。
當這套命名方式清楚而一致時,從設計、採購、組裝、檢驗到維修都能快速而準確地進行。
如果標號混亂、缺漏或難以閱讀,就可能造成元件放錯位置、Rework 時間增加,甚至形成不必要的 Scrap Cost。
本文將完整說明 PCB Reference Designator 是什麼、為什麼其品質如此重要、應如何正確配置與設計,以及哪些常見問題最容易在製造階段造成錯誤。
了解 PCB 專案中的 Reference Designator
在進入 Silkscreen Placement 與 DFM 最佳實務之前,首先需要了解 Reference Designator 的基本用途與命名方式。

什麼是 Reference Designator?它有什麼用途?
Reference Designator 是一組簡短的英文字母與數字,用來唯一識別 PCB 上的每一顆元件。
一般命名方式是:
元件類型字母 + 唯一編號
例如:
- R12:第 12 顆 Resistor
- C7:第 7 顆 Capacitor
- U5:第 5 顆 Integrated Circuit
每一顆 PCB 元件 都會配置一個唯一 Reference Designator。
其中 Letter Prefix 代表 Component Family,例如:
- R = Resistor
- C = Capacitor
- U = Integrated Circuit
這些 Prefix 並不是隨意設定,而是建立在長期使用的電子工程元件識別慣例上。原文同時引用 IEEE 315 與 ASME Y14.44 等相關標準作為命名系統的參考。
因此,當工程師在 Schematic 上看到「Q1」,通常就能快速判斷這是一顆 Transistor。
以下整理常見的 PCB Reference Designator Prefix:
| Prefix | 元件類型 | 範例 |
|---|---|---|
| R | Resistor/Potentiometer | R12 |
| C | Capacitor | C7 |
| L | Inductor/Coil | L3 |
| D | Diode/LED | D2 |
| Q | Transistor | Q1 |
| U | Integrated Circuit | U5 |
| J | Jack/Connector(Receptacle) | J4 |
| P | Plug/Connector | P1 |
| K | Relay | K2 |
| Y | Crystal/Oscillator | Y1 |
| SW/S | Switch | SW3 |
| TP | Test Point | TP8 |
| FB | Ferrite Bead | FB2 |
| F | Fuse | F1 |
這些標號看似簡單,實際作用卻非常重要:它讓人員與各種設計/製造資料都能快速辨識每一顆元件,並正確完成 Placement、Testing、Debugging 與 Replacement。
Schematic 與 PCB 上的 Reference Designator 有什麼差異?
一個很常見的問題是:「Schematic 上的 Reference Designator,是否應該和 PCB 上的一樣?」
答案是應該保持一致。
例如 Schematic 中的 R1,應該對應實體 PCB 上完全相同的 R1。
這種 1-to-1 關聯才能維持:
- Schematic
- Netlist
- BOM
- PCB Layout
- Pick-and-Place Data
之間的同步。

在 Schematic 中,Reference Designator 通常顯示在 Component Symbol 旁邊,主要方便工程師進行設計與 Review。
PCB Layout 中,相同標號則通常會配置於元件 Footprint 附近的 Silkscreen(絲印) Layer 上,以協助實體組裝、檢驗與後續維修。
EasyEDA、KiCad 等現代 EDA Tool 會透過 Annotation 管理這兩個 View 之間的關係。
如果重新進行 Annotation 或更新 Schematic,也應同步更新 Layout,避免出現 Schematic 與實際 PCB Reference Designator 不一致的情況。
為什麼高品質 Reference Designator 很重要?
Silkscreen 上的小文字很容易被當成次要細節,但 Reference Designator 的設計品質,實際上會影響產品整個生命週期中的成本、效率與可靠度。
對組裝效率、Debugging 與維修的影響
PCB 組裝與檢驗期間,人員會不斷利用 BOM、Placement Drawing 與其他製造文件確認元件位置。
清楚且位置合理的 Reference Designator,可以讓人員快速找到指定元件,而不必在混亂的 Silkscreen 上反覆搜尋。
當 PCB 出現故障時,Reference Designator 對 Debugging 更加重要:
- 技術人員可以快速找到 U7 或 C22,而不需要逐一比對整片 PCB。
- Rework 人員可以精確找到需要更換的元件,降低誤碰附近 Solder Joint 的風險。
- Field Service 人員可以利用 Reference Designator 將故障元件與 BOM 對應,確認正確料號。
如果一個標號模糊不清,每片 PCB 可能只浪費幾分鐘,但當生產數量達到數千片時,累積的工時成本就會非常可觀。
對品質控制與長期文件管理的好處
Reference Designator 也會出現在多個 Quality Control 流程中。
在人工檢驗、Rework,以及將 AOI 結果與 BOM/Placement Data 交叉比對時,清楚的 Reference Designator 都能幫助人員確認:
- 正確的元件
- 正確的位置
- 正確的方向
良好的 Reference Designator 也能延長 PCB Documentation 的實用壽命。
產品量產數年後,維修部門可能只剩下一片實體 PCB 與 BOM。
如果 Silkscreen 仍然完整且清楚,就能快速透過標號找到元件;如果 Reference Designator 已經缺失或難以辨識,整片 PCB 就會變得像一道需要重新解讀的謎題。
因此,Reference Designator 應該被視為正式的 PCB Design Element,而不是 Layout 即將完成時才匆忙補上的文字。
Reference Designator 放置與樣式最佳實務
好的 Reference Designator 主要來自三件事:一致的 Placement、一致的 Styling,以及尊重 Silkscreen Manufacturing Tolerance。

字體大小、方向與可讀性指南
影響 Silkscreen 可讀性的兩個首要因素,就是文字高度與 Stroke Width。
依原文提供的設計建議:
- 文字高度:至少約 0.8 mm(32 mil)
- 線寬:至少約 0.15 mm
這樣可以讓實際印刷製程較容易清楚呈現每一個 Character。
如果文字進一步縮小,就可能提高 Character 模糊、斷裂或無法辨識的風險。
Reference Designator 的 Styling 可以遵循以下原則:
-
全板使用一致而清楚的字型: 不同區域任意切換 Font 會降低閱讀效率,也會讓 PCB Silkscreen 顯得不一致。
-
盡量限制文字閱讀方向: 建議主要採用 Left-to-Right 或 Bottom-to-Top,避免每顆元件都有不同角度。
-
避免倒置或鏡像標號: 即使元件本身旋轉,也應盡量讓 Reference Designator 保持正常閱讀方向。
-
讓標號靠近所對應的元件: 同時確保每一個 Footprint 只對應一個清楚、沒有歧義的標號。
-
維持字元尺寸一致: 不要讓部分 Designator 特別大、其他標號又特別小。
Reference Designator 的核心就是一致性。當所有標號都遵循相同規則時,人眼可以更快掃描並找到需要的資訊。
避免過度擁擠並保持 Silkscreen 清晰
不要為了塞入所有文字而讓 PCB 失去可讀性。
如果 Reference Designator 與 Pad、Via 或其他 Designator 重疊,PCB 製造時可能必須裁掉部分 Silkscreen,最終導致文字缺損。
因此,每一個標號周圍都應保留一小塊乾淨、不與 Exposed Copper 或 Drill Feature 衝突的區域。

可以採用以下做法:
- 將 Designator 從 Pad 上移開,放到鄰近未使用的 Board Area,但仍保持與元件的明確關聯。
- 避免把大量 Passive Component 的 Designator 全部集中在一個很小的區域。
- Connector 與較高元件附近應保留足夠空間,避免標號被元件本體遮住。
如果空間真的非常有限,與其把 Reference Designator 硬塞到 Component Body 或 Pad 下方,不如將標號移到 Footprint Outline 外側。
High-Density PCB 與 Fine-Pitch 元件如何處理?
HDI PCB 與 Fine-Pitch Component 會帶來另一個問題:設計者不可能在每一顆 0201 Resistor 旁邊都放入清晰可讀的完整 Reference Designator。
如果堅持在高密度 PCB 上放置所有文字,最後很可能得到一片資訊非常多、卻完全無法閱讀的 Silkscreen。
這時更好的方法是使用:
- Assembly Drawing
- Designator Map
- Fab/Assembly Reference Drawing
也就是將無法清楚放置在 PCB 上的 Reference Designator 移到外部文件,並利用完整 Footprint Outline 清楚標記每一顆元件的位置。
這樣 PCB 本身可以保持乾淨,而組裝、檢驗與 Rework 人員仍然可以透過 Assembly Drawing 取得完整位置資訊。
如果高密度 Layout 仍需要保留部分 On-Board Silkscreen,可以優先標示:
- IC
- Connector
- Test Point
- Debugging 關鍵元件
大量微型 Passive Component 則可以主要依靠 Assembly Drawing。
常見 Reference Designator 錯誤與避免方式
Silkscreen 經常是 PCB 即將輸出 Gerber 前最後處理的項目,因此也很容易因時間不足而出現疏忽。
標號重疊、缺漏或不一致
最常見的問題,就是 Silkscreen Text 與 Pad、Via 或其他 Label 重疊。
PCB 製造時,製造商通常會將覆蓋 Exposed Copper 的 Silkscreen 移除或裁切。
因此,如果一個字剛好壓在 Pad 上,最後成品中的 Reference Designator 就可能只剩下一半,甚至完全消失。
另外也需要注意:
- Missing Designator: 元件已經放入 Layout,但沒有配置標號,常見於最後一刻新增的 Footprint。
- Duplicate Designator: Copy/Paste Component 後,兩顆不同元件意外使用相同的「R10」,會破壞與 BOM 的唯一對應關係。
- Inconsistent Numbering: 大量不必要的編號跳號或不一致命名,會增加閱讀與維修難度。
在輸出製造檔之前,應執行 Design Rule Check、Silkscreen-over-Pad Check,以及 Reference Designator Annotation 檢查。
現代 EDA Tool 通常可以自動協助檢查 Duplicate Reference Designator,並透過 Re-Annotation 整理命名。
Reference Designator 與 Solder Mask、Copper Feature 的衝突
Silkscreen Ink 通常應印刷在具有完整 Solder Mask 的區域,才能保持良好的附著與清晰度。
如果文字跨越裸露 Copper、較大的 Solder Mask Opening,或其他不連續表面,印刷品質與可讀性就可能下降。
特別需要注意:
- 不要讓 Designator 跨越 Board Edge 或 Slot,否則成品可能直接把文字切掉。
- 不要將大量文字放在 Dense Via Field 上,否則容易被製造端裁切。
- 盡量在文字下方保留完整且連續的 Solder Mask Area,使 Ink Deposit 更均勻。
一個實用方法是在 EDA 中單獨檢查每一面的 Silkscreen,只同時顯示 Copper 與 Solder Mask Layer。
這樣可以更容易在送廠前發現 Silkscreen Conflict。
從 PCB 設計走向可靠製造
建立乾淨的 Design File 只是第一步。
Silkscreen 是否能經過實際 PCB Fabrication 與 Surface Finishing Process 後仍保持清晰,才真正決定 Reference Designator 在成品上是否可讀。
DFM 中的 Silkscreen 與 Reference Designator 注意事項
Design for Manufacturability(DFM)對 Silkscreen 的核心,就是在送出製造檔案之前,先確認設計符合實際印刷製程限制。
PCB 製造商通常會設定 Minimum Text Height 與 Minimum Line Width。
如果文字低於實際製程能力,最終可能出現模糊、缺字或整個標號消失。
依本文原始資料,可以使用以下 DFM Checklist:
-
確認文字尺寸符合製程要求: 原文建議文字高度至少約 0.8 mm,Line Width 至少約 0.15 mm。
-
保留 Silkscreen-to-Pad Clearance: 原文提供約 0.1 mm 或更大的間距作為設計參考,降低文字被 Pad Clearance 裁切的風險。
-
確認 Silkscreen Geometry 適合實際 Printing Process: 避免使用超出製造設備解析能力的過細線條與字元。
-
高密度板提供 Assembly Drawing: 對因空間不足而從 PCB Silkscreen 移除的 Designator,應在外部 Assembly Drawing 中保留完整位置資訊。
在 DFM Review 階段找出這些問題,遠比 PCB 完成後才發現大量 Silkscreen 無法閱讀更加省時且具成本效益。
Surface Finish 完成後如何維持 Reference Designator 清晰度?
不同 Surface Finish 會改變成品 PCB 的外觀,也可能間接影響附近 Silkscreen 的視覺辨識度。
例如 ENIG 或 Immersion Silver 的 Exposed Pad 具有較明顯的金屬反光,因此如果 Layout 本身非常密集,周圍白色 Silkscreen 的視覺對比可能受到影響。
Solder Mask Color 同樣會改變對比。
典型 Green Solder Mask 搭配 White Silkscreen 通常具有良好的辨識度;Black 等較深色 Solder Mask 則可能需要更注意文字尺寸與 Line Width。
不論 Surface Finish 如何選擇,Reference Designator 最重要的原則仍然是:把文字放在完整的 Solder Mask 區域,而不是 Exposed Copper 上。
JLCPCB 在 Reference Designator 與 Silkscreen 製造方面的應用
Reference Designator 能否在最終 PCB 上清楚呈現,是 PCB Designer 與 Fabricator 共同決定的結果。

Silkscreen Printing 與精密對位
要準確呈現較小的文字,需要穩定的 Silkscreen Printing 與 Registration Control。
依原文內容,JLCPCB 的相關製程可處理細小 PCB Silkscreen Geometry。
原文列出的設計參考值包括:
- Minimum Text Height:約 0.8 mm
- Minimum Line Width:約 0.15 mm
在設計時保持在實際製程能力範圍內,可以降低 Reference Designator 出現模糊、斷線或無法辨識的風險。
以 Assembly Readability 為重點的 DFM Review
良好的 DFM Review 可以在 PCB 進入生產之前,發現容易被忽略的 Silkscreen 問題。
依原文描述,相關檢查可以協助識別:
- Silkscreen Text 覆蓋 Pad
- Character Size 過小
- 文字與其他 PCB Feature 發生衝突
讓設計人員可以在 Fabrication 之前完成修正。
這類檢查對 Assembly Readability 尤其重要。
由於 JLCPCB 同時提供 SMT Assembly 服務,因此 PCB Fabrication 與 Assembly Document 之間的一致性也非常重要。
Prototype 與大量生產中的一致品質
無論製作少量 Prototype 或進入大量 Production,Reference Designator 最重要的要求之一都是一致性。
同一份 PCB Design 應該在不同生產批次中維持相同 Silkscreen Position、文字完整度與可讀性。
在正式下單之前,建議先完成:
- Reference Designator Annotation
- Silkscreen Placement Review
- Gerber Check
- DFM Check
確認所有文字與實際 PCB Feature 都沒有衝突,再進入製造。
PCB Reference Designator 常見問題
問:PCB 上的 Reference Designator 是什麼?
Reference Designator 是像 R1、C5 這樣的簡短英數標號,用來唯一識別 PCB 上的每一顆元件。字母代表 Component Type,而數字則用來區分同類型的不同元件,使 Schematic、BOM 與實體 PCB 能夠維持一一對應。
問:Reference Designator 的最小 Silkscreen 文字尺寸是多少?
依本文原始資料,較安全的設計參考是文字高度至少約 0.8 mm(約 32 mil),Line Width 至少約 0.15 mm。進一步縮小可能增加字元模糊、斷裂或無法穩定辨識的風險。實際限制仍應以 PCB 製造商目前的 Capability 為準。
問:Schematic 與 PCB 上的 Reference Designator 應該相同嗎?
是。Schematic 上的 R1 應對應實體 PCB 上完全相同的 R1。EDA Tool 通常透過 Annotation 維持這種一對一關係,使 Netlist、BOM、Layout 與其他製造資料保持同步。
問:高密度 PCB 上的 Reference Designator 應該如何處理?
如果元件尺寸太小或 Layout 太密集,無法在每一顆元件旁放置清楚的文字,可以移除過度擁擠的 On-Board Silkscreen,改用 Assembly Drawing 或 Designator Map 顯示完整 Reference Designator 與 Footprint 位置。這樣可以保持 PCB 表面乾淨,同時讓組裝與維修人員仍能取得完整位置資訊。
問:為什麼部分 Reference Designator 在完成製造後會消失?
PCB 製造時,Silkscreen 通常會避開 Exposed Copper,因此如果文字與 Pad、Via 或其他需要開窗的區域重疊,部分 Silkscreen 可能被裁切。將 Reference Designator 放在完整 Solder Mask 區域,並保留適當 Clearance,可以降低文字缺失的風險。
結論
Reference Designator 的尺寸雖小,卻承擔著遠超過其外觀的重要工作。
它是連接:
- Schematic
- BOM
- Pick-and-Place File
- PCB Layout
- 實體組裝
- Testing 與 Maintenance
之間的共同識別語言。
當這套語言清楚、一致而且容易閱讀時,從 PCB Design 到 Assembly、Debugging 與 Field Repair 的每一個環節都會更加快速可靠。
因此,不應把 PCB Reference Designator 當成 Layout 完成前最後才隨手加入的文字,而應該把它視為真正的設計元素。
遵守 Silkscreen Manufacturing Limit、避免與 Copper/Pad/Via 重疊、統一字型與閱讀方向,並在 High-Density PCB 中合理使用 Assembly Drawing,就能大幅改善實際使用體驗。
隨著 PCB 尺寸持續縮小、Component Pitch 越來越細,Reference Designator 的設計也會更加需要紀律。
將清楚的 Silkscreen Design、完整 Documentation、DFM Check 與穩定的 PCB 製造流程結合,就能從設計意圖一路建立真正適合組裝、檢驗與長期維修的 PCB。

持續學習
使用 GPT-6 與 Codex 進行 AI PCB 設計【逐步指南】
Altium MCP 透過模型上下文協定(Model Context Protocol,MCP)伺服器,將 Altium Designer 連接至 AI 助理,讓 AI 直接呼叫 Altium 本身的腳本功能,而不必透過截圖辨識後再點擊操作。我們使用 GPT-6 in Codex 與開源 eda-agent 伺服器,實際設計一塊 230 VAC、10 A 的 BL0942 電能計量板,從資料表一路完成至通過 DRC 檢查的製造檔案。 AI 負責選擇元件、繪製原理圖,以及擺放、佈線和檢查電路板;電路設計決策、元件擺放參考及各項修正,仍由工程師掌控。 本指南將介紹: Altium MCP 與 eda-agent 伺服器的運作方式 如何將 Codex 中的 GPT-6 連接至 Altium,並確認連線 AI 如何選擇元件、繪製原理圖,以及擺放和佈線電路板 AI 匯出了哪些檔案,以及哪些部分仍需要工程師修正 注意事項 這些伺服器均為獨立的第三方開源專案。JLCPCB 與 Altium 並未開發、擁有、審查、認可或支援這些工具,也不對設計、檔案、電腦或共享資訊的遺失或損壞承擔責任。本文僅供教育用途。 安裝前......
使用 Claude Code 與 Altium MCP:從環境設定到 PCB 設計
前言 Claude Code 能否直接在 Altium Designer 中協助設計 PCB?透過 Altium MCP 伺服器,它可以存取正在開啟的專案、建立及修改設計元素,並透過工具呼叫執行任務。但它實際上能處理 PCB 設計流程中的多少工作? 為了找出答案,我使用了eda-agent,一個由第三方開發的開源 MCP 伺服器,將我的 CH32V005 元件測試器重新製作成雙層 PCB。專案涵蓋元件選型、原理圖繪製、封裝擺放、佈線及設計檢查等完整流程。本文將實際示範整個工作流程,包括 Claude Code 能夠自動化處理的工作,以及仍須由我掌控的工程決策。 本指南將介紹: Altium MCP 伺服器的用途,以及 eda-agent 的運作方式 如何將 eda-agent 連接至 Claude Code,並確認設定是否正確 如何從元件選型開始,完成一塊已佈線的雙層 PCB Claude Code 在哪些環節需要修正及人工介入 整個工作流程消耗多少 Token,以及實際應用上的限制 圖:透過 Altium MCP 伺服器在 Altium Designer 中完成佈線的 CH32V005 元件測試......
GPT-6 Astra 在 KiCad 中的 PCB 設計:從簡述到已驗證原生專案
重點摘要 OpenAI 發布的內容:發佈頁面展示 GPT-6 Astra 在 KiCad 中進行 PCB 佈局的 15 秒濃縮片段。 模型完成的工作:它將四行設計簡述轉化為 44 × 34 mm 的雙層 PCB,涵蓋電路、封裝、元件放置、佈線,以及原生雙頁原理圖。 工作重點:元件放置及佈線只是其中一部分。兩個互相連結的原理圖頁面、專案本地元件庫,以及 45 個元件與其封裝之間以 UUID 建立的連結,對保持專案一致性至關重要。 實用發現:KiCad 回報 46 項原理圖一致性問題。這些問題透過修正元件欄位及未連接標記解決,而不是加入規則排除。 零違規的含意:KiCad 10.0.4 在已啟用的規則下回報 0 項 ERC 及 0 項 DRC 違規。另有五個 DRC 類別及四個 ERC 類別被忽略。 GPT-6 Astra 生成的 PCB 初看可能很簡單,但要建立整潔的原生 KiCad 專案,遠不只是產生一塊完成佈線的電路板。原理圖、元件庫、封裝及元件連結都必須保持一致。 在本專案中,GPT-6 Astra 在 KiCad 中建立並檢查 TPA3116D2 立體聲放大器,重點是保持原生專案一致,而不是......
GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中設計 PCB:成功之處、失敗環節與經驗總結
重點摘要 測試內容:讓 GPT-6 Astra 存取本機安裝的原生 EasyEDA Pro 3.2.149,並根據四行書面需求,設計一個 TPA3116D2 立體聲擴大機。 產出成果:完成一片 44 × 34 mm、包含 40 個表面黏著元件(SMD)的雙層 PCB,以及內嵌元件庫、可編輯的原生 EasyEDA Pro 專案。 出現問題的環節:第一次完整匯入後,專案正常開啟,外觀看起來也合理,但初次原生驗證仍回報了涉及 120 個 PCB 焊墊的 50 項關聯不符。 修正方式:為每個匯入的封裝指定唯一名稱與識別碼後,全部 50 項訊息均已清除。問題源於 EasyEDA Pro 在匯入時,將元件庫名稱相同、但原本應保持獨立的封裝,視為同一個封裝。 尚未證實的事項:電路板僅通過軟體檢查,尚未製造、組裝或量測,因此不能據此對輸出功率、熱性能或電磁相容性(EMC)提出結論。 多數關於 GPT-6 Astra PCB 設計能力的討論,都集中在一項使用 KiCad 的示範。相同工作流程能否在另一款電子設計自動化(EDA)工具中重現,此前尚未有公開示範。 本次測試於 2026 年 9 月 10~11 日進行,使......
AI PCB 設計:透過 EasyEDA Pro 將提示詞轉化為 PCB
重點摘要 AI PCB 設計:透過 AI 代理,在實際的電子設計自動化(EDA)編輯器中,自動完成原理圖建立、元件選型、佈局與驗證,而不只是生成圖片。 工作流程:透過 EasyEDA API 閘道器、開源 API 技能套件與本機橋接伺服器,將 EasyEDA Pro 連接至 AI 程式開發代理,例如 Claude Code 或 Codex。 設定與本機運作:設定約需十分鐘,並完全採用本機優先架構:設計資料、API 呼叫與中間產生的程式碼,都不會離開您的電腦。 製造銜接:由於代理放置的是真實元件庫中的元件,匯出的物料清單(BOM)能對應至 JLCPCB 可採購並組裝的實際料號。 硬體設計一直存在一個與物理原理無關的瓶頸:花費大量時間拖曳符號、重新命名網路,以及微調走線位置。如果這些重複性的操作能交由 AI 代理處理,情況會如何?這個代理不只是畫出一張電路圖片,而是操作實際的 EDA 編輯器,放置真實的符號、導線與封裝,讓您可以將設計直接送交製造。 AI PCB 設計是在 EDA 環境中,透過 AI 代理自動處理部分原理圖建立、元件選型、PCB 佈局與設計驗證工作。這套工作流程已不再停留於構想。透過 ......
PCB 製造用 ODB 檔案實務指南
重點摘要 整合式資料:ODB++ 將製造圖形、網表、疊構與鑽孔跨層範圍整合在同一個資料包中。 減少錯誤:內嵌網表讓 CAM 軟體能在生產之前找出資料錯誤。 匯出前檢查:排除所有設計規則檢查問題、確保電路板外形封閉,並使用檢視器確認鑽孔跨層範圍。 建議做法:使用 Gerber 取得快速報價,同時備妥 ODB++ 資料,以便回覆工程詢問。 一個 Gerber 圖層可能只會表示:「在這裡畫一個 0.5 mm(20 mil)的圓。」ODB++ 則能將相同的圖形描述為 VCC 網路上的焊墊,並指出它連接至一個從第 1 層延伸至第 4 層的金屬化孔。換句話說,製造商收到的是電路板的完整描述,而不只是一組圖稿。 圖 1:CAM 工程師檢查匯入的 ODB++ 製造資料 這一點十分重要,因為製造商每次需要從不同檔案中重新推斷資料關係,都會增加一次出錯的機會。若資料中包含原始設計物件及其關係,可製造性設計(DFM)工具就能根據電路板本身的網表、疊構、鑽孔定義與元件資料進行檢查。本指南將說明 ODB++ 檔案包含哪些內容、資料夾結構如何組織,以及它與現代 Gerber 和 IPC-2581 的差異。同時也會介紹匯出前值......