如何判定正確的 PCB 電壓間距,打造安全可靠的設計
2 分鐘
- 為什麼電壓間距在 PCB 設計中至關重要
- 影響 PCB 電壓間距的關鍵因素
- 電壓間距的實用指南與標準
- 達成正確電壓間距的設計技巧
- 高電壓 PCB 的製造考量
- JLCPCB 在高電壓 PCB 生產上的專業能力
- PCB 電壓間距常見問題
- 結論
重點摘要
- Clearance 是空氣間隙;Creepage 是表面路徑——兩者對高電壓安全都至關重要。
- 間距應依峰值電壓設定,並遵循 IPC-2221 / IEC 60664-1 標準。
- 主要影響因素包括:電壓、污染等級、CTI、海拔高度與導體位置。
- 可使用隔離槽、護環與三防漆來最佳化間距。
- 量產前務必進行間距計算、DFM 檢查與 Hipot 耐壓測試。
為什麼兩條銅走線在 5V 下運作正常,到了 400V 卻突然電弧擊穿並燒毀?難道只是因為它們是銅,間距規則就變了嗎?如果 PCB 電壓間距不正確,這可能就是一片板子能穩定使用 10 年,或一上電就失效的差別。電壓間距是導體之間的距離,用來避免電流透過空氣擊穿,或沿著板面產生放電。隨著設計逐漸轉向更高電壓的馬達驅動器、LED 驅動器與電源供應器,這項距離要求變得更加重要。
這種隔離已不只是建議,而是強制性的安全問題。間隙不足會導致電弧、漏電痕跡與災難性失效。本指南將釐清 PCB 電壓間距的概念,說明影響它的因素與重要性,以及讓電路板保持安全的設計與製造技巧。讀完後,您將能使用間距計算器取得數值,並有信心地套用到設計中。
為什麼電壓間距在 PCB 設計中至關重要
電路板上每個導體之間的空間,本質上都是絕緣體。空氣與層壓板都是絕緣體,代表它們不會導電;但前提是電壓沒有高到足以突破其絕緣能力,也就是介電強度。一旦超過這個極限,就可能產生電弧,或形成緩慢發展的碳化漏電痕跡,最後造成永久短路。這就是 PCB 需要電壓間距的原因。兩個網路之間的電位差越大,所需距離也越大。

這不只是避免火花,更與絕緣協調有關。絕緣協調是標準制定機構用來確保電路板能承受正常工作條件與暫態過電壓條件的方法。在低電壓數位電路中,間距通常不是主要限制。然而,一旦涉及市電、交換式電源供應器或高側閘極驅動,間距就會成為必須優先鎖定的第一項限制。若早期忽略,後期往往會造成痛苦的重新佈線。
了解 Clearance 與 Creepage 及其安全意義
這兩個術語經常被混淆,這裡先釐清。兩個導體之間最短的空氣距離稱為 clearance。沿著絕緣材料表面,在同樣兩個導體之間的最短路徑,則稱為 creepage。

這個差異很重要,因為兩者對應的失效機制不同。Clearance 用於防止空氣擊穿與暫態尖峰造成的電弧。Creepage 則用於防止 tracking,也就是污染表面長時間形成的導電碳化路徑。Creepage 永遠等於或大於 clearance,因為表面路徑不可能比直線空氣間隙更短。在兩條走線之間銑出一道槽,可以大幅增加 creepage,而不一定改變空氣距離。後面的設計章節會用到這個技巧。
高電壓應用中間距不足的風險
如果間距太小,後果可能很快發生。一個簡單設計錯誤,就可能升級為現場失效或火災風險。
- 電弧閃絡:間隙上出現暫態電弧,可能損壞元件並傷害使用者。
- 表面漏電痕跡:灰塵與濕氣會形成漏電路徑,並在數週內碳化,將絕緣電阻降低至短路狀態。
- 防焊層擊穿:薄或多孔的防焊層只能提供低程度保護,在高電壓下使用具有風險。
- 認證失敗:不符合 UL 或 IEC 間距要求的電路板,無法通過認證。
影響 PCB 電壓間距的關鍵因素
沒有單一間距數值適用於所有電路板。所需間距會依電氣、環境與材料因素而變化。了解這些因素,可避免設計不足,也能避免過度設計而浪費板面空間。任何間距計算通常都會納入六個基本因素:工作電壓、污染等級、材料的相比漏電起痕指數(CTI)、海拔高度、絕緣類型與電路分類。只要其中一項改變,所需間距就會跟著改變。
電壓等級、海拔高度與環境條件
最明顯的因素是工作電壓,但必須使用正確數值。Clearance 通常以峰值電壓為基準,因此 230V RMS 市電軌實際上是 325V 峰值。暫態過電壓類別還可能讓設計值更高。工程師最容易忽略的變數是海拔高度。海拔越高,空氣越稀薄,擊穿電壓也越低。根據 IPC-2221 與 IEC 60664-1,在約 2000–3050 m 以上通常需要對 clearance 進行降額修正。
材料特性與污染等級考量
層壓板表面本身會影響 tracking 的難易度。相比漏電起痕指數(CTI)會依 IEC 60112 測量材料表現,並依其發生漏電起痕前可承受的電壓,將材料分為不同組別。CTI 越高,所需 creepage 距離越小。典型 FR4通常屬於 Group IIIa 或 IIIb;而專用高 CTI 層壓板則可達 Group I,適合高電壓應用。
污染等級用於表示工作環境中的污染程度。它可分為密封、乾燥且無污染的 Degree 1;一般室內且可能偶爾凝結的 Degree 2;以及導電性工業環境或潮濕戶外環境的 Degree 3 和 Degree 4。污染等級越高,所需 creepage 越大,因為污染會降低有效表面絕緣路徑。
電壓間距的實用指南與標準
IPC、IEC 與 UL 標準概覽
各項標準在設計與認證流程中扮演不同角色。了解它們各自適用的位置,可避免過度或不足套用規則。對印刷電路板導體間距而言,常用基礎標準是 IPC-2221(印刷電路板設計通用標準)。它提供依電壓與走線位置分類的電氣間距表。現行修訂版 IPC-2221C(2023)加入了更細緻的海拔與塗覆處理規範。
IEC 60664-1:低電壓設備的絕緣協調基礎標準。它會依過電壓類別、污染等級與材料組別指定 clearance 與 creepage。
IEC 60112:規定 CTI 測試方法,用於定義材料組別。
UL 60950 / UL 62368-1:產品安全標準,適用於 IT 與 AV 設備,會規定認證所需間距,且常用來決定最終具約束力的數值。
不同電壓範圍的最低間距要求
以下是重點,也就是 IPC-2221B 電氣間距表。數值為根據導體間最大電壓與導體位置所需的最低間距。B1:內層導體;B2:外層未塗覆導體(海平面);B4:永久塗覆導體。
| 電壓範圍(峰值) | B1 內層(mm) | B2 外層未塗覆(mm) | B4 已塗覆(mm) |
|---|---|---|---|
| 0 - 50V | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 51 - 100V | 0.15 | 0.15 | 0.10 |
| 101 - 150V | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| 151 - 300V | 0.20 | 0.25 | 0.15 |
| 301 - 500V | 0.25 | 0.50 | 0.40 |
| 500V 以上 | +0.0025 mm/V | +0.005 mm/V | +0.005 mm/V |
如果電壓高於 500V,請在 500V 的基礎值上加上每伏增量。例如,580V 的外層未塗覆導體大約需要 0.50mm +(80V × 0.005)= 0.90mm。務必同時確認最終產品安全標準;實際要求通常可能更高。
達成正確電壓間距的設計技巧
佈線策略、開槽與護環
- 智慧佈線:能在問題發生前解決大多數間距問題。請掌握以下技巧:
- 依電壓域分組:將網路集中在同一個「區域」,並將相似電壓等級的元件集中擺放,與邏輯電路和連接器隔開。
- 銑隔離槽:在高壓與低壓區域之間的層壓板上加工槽或溝。隔離槽可增加 creepage 距離,也能稍微增加 clearance,使設計能縮小占用面積。
- 穩定護環或護線:在敏感網路周圍配置接地護環,可在漏電流造成問題前先將其攔截。
- 避免尖角、增加圓角或斜角:尖角會集中電場並促進 tracking;高壓走線的銅箔角落應採用倒角或圓角。
有效使用間距計算器與 DFM 工具
這些間距不應逐一靠手動計算。IPC-2221 間距計算器可自動查表,並能自動處理 500V 以上的每伏增量。好的計算器會根據工作電壓(DC 或 AC 峰值)、導體位置(內層或外層、是否塗覆),以及污染等級與海拔高度等環境因素,給出最低 clearance 與 creepage。許多 EDA 設計規則檢查器允許您將這些條件設定為 net class 規則,也就是在佈線時自動偵測違規。
高電壓 PCB 的製造考量
維持間距完整性的製程控制
如果未控制 clearance:
- 蝕刻補償:蝕刻較多會增加間隙,但也會讓走線變細;蝕刻較少會縮小間隙。受控蝕刻因子可讓間距維持在目標值。
- 層間對位:如果層間對位不準,對內層導體而言,相鄰網路之間的有效間距可能會縮小。
- 防焊對位與覆蓋:若要穩定使用塗覆導體(B4)的間距數值,無空洞的防焊塗層非常重要。
- 開槽與外形加工精度:銑出的隔離槽必須精準,才能提供設計預期的 creepage 距離。
- 表面清潔度:離子殘留會降低表面絕緣電阻並導致 tracking,這對高電壓產品非常重要,因此成品表面清潔是必要流程。
對有能力的製造商而言,控制這些公差並不困難;但若沒有適當檢查,問題發生後就無法確認。因此檢查是必要步驟,而不是選項。
測試與合規驗證
電路板必須被安裝使用,因此也必須提供絕緣性能證明。Hipot(介電耐壓)與絕緣電阻,是兩種最常用的電氣測試。Hipot 測試會在隔離屏障兩端施加足夠高的電壓,以確認隔離屏障不會擊穿,也不會出現過大漏電。絕緣電阻測試則是在額定電壓下檢查漏電情況,以確認介電材料狀態良好。另一方面,尺寸檢查會透過自動光學檢查(AOI),確認實際銅箔間距符合設計。對需要認證的產品而言,這些測試會被記錄並連結至對應的 UL 或 IEC 要求。透過電氣與光學驗證,您可以確認設計與製造都符合規格。
JLCPCB 在高電壓 PCB 生產上的專業能力
針對電壓間距合規的進階 DFM 審查
JLCPCB 的 DFM(可製造性設計)審查會自動檢查間距是否低於製造能力或指定限制。當您上傳 Gerber 檔案時,系統會在任何製造開始之前,自動提醒銅到銅間距是否違反能力規則。這種早期回饋對高電壓設計至關重要。如果在報價階段就發現 AC 到 DC 的間隙偏小,修正成本幾乎為零;但如果在認證失敗後才發現,可能會損失數週時間。DFM 報告會提供清楚且可執行的修改清單。

可靠支援,打造安全且高性能的電路板
除了設備之外,反應快速的工程支援也能促進高電壓專案推進。JLCPCB 提供快速且簡單的即時線上報價、1–2 天短交期、多種表面處理,以及 SMT 組裝服務,讓您能在把安全放在首位的同時快速製作原型並迭代。因此,如果您正在導入這些間距規則,JLCPCB 的 DFM 審查服務與精密製造能力,能讓符合安全規範的設計更容易轉化為可認證的可靠硬體。
PCB 電壓間距常見問題
Q:PCB 電壓 clearance 與 creepage 有什麼差異?
Clearance 是兩個導體之間最短的空氣距離,而 creepage 是沿著絕緣表面量測的最短路徑。Clearance 用於防止電弧與空氣擊穿;creepage 則用於防止污染造成的漸進式表面 tracking。
Q:我應該使用哪個標準來決定高電壓 PCB 的最小間距?
可先從 IPC-2221 的裸板導體間距開始,再依最終產品安全標準,例如 IEC 60664-1 或 UL 62368-1 進行確認。當不同標準數值不一致時,務必採用較大的間距,以確保符合認證要求。
Q:海拔高度真的會影響 PCB 電壓間距嗎?
會。海拔越高,空氣越稀薄,擊穿電壓也越低,因此在約 2000–3050 公尺以上時,必須增加 clearance。IEC 60664-1 提供了乘數係數,例如 3000 m 為 1.14,5000 m 為 1.48。
Q:間距計算器如何運作?
IPC-2221 間距計算器會根據您的峰值工作電壓、導體位置與環境輸入,回傳最低所需 clearance 與 creepage。對 500V 以上電壓,它會自動將每伏增量加到基礎間距值上。
Q:可以透過在 PCB 上增加開槽來降低所需間距嗎?
在高壓與低壓區域之間銑出隔離槽,可大幅增加 creepage 距離,也會增加部分 clearance,有助於在緊湊佈局中滿足間距規則。不過,該電壓所需的空氣 clearance 要求仍然適用,必須遵守。
結論
決定正確的 PCB 電壓間距,不只是技術細節,而是高電壓設計中安全性、可靠性與法規合規的基本要求。透過理解 clearance 與 creepage 之間的關鍵差異、遵循 IPC-2221 與 IEC 60664-1 指南,並考量海拔高度、污染等級與材料特性等真實世界因素,就能防止電弧、表面 tracking 與昂貴失效。
正確的電壓間距,能將潛在現場失效轉化為長壽命且可認證的產品。請善用間距計算器、隔離槽與護環等智慧佈局技巧,並在設計流程早期導入 DFM 檢查。
在 JLCPCB,我們透過精密製造、專業 DFM 審查與可靠量產品質,協助工程師將這些安全的高電壓設計落實成實體。從今天開始套用這些間距原則——您的下一片高電壓電路板值得同時安全且成功。
持續學習
使用 GPT-6 與 Codex 進行 AI PCB 設計【逐步指南】
Altium MCP 透過模型上下文協定(Model Context Protocol,MCP)伺服器,將 Altium Designer 連接至 AI 助理,讓 AI 直接呼叫 Altium 本身的腳本功能,而不必透過截圖辨識後再點擊操作。我們使用 GPT-6 in Codex 與開源 eda-agent 伺服器,實際設計一塊 230 VAC、10 A 的 BL0942 電能計量板,從資料表一路完成至通過 DRC 檢查的製造檔案。 AI 負責選擇元件、繪製原理圖,以及擺放、佈線和檢查電路板;電路設計決策、元件擺放參考及各項修正,仍由工程師掌控。 本指南將介紹: Altium MCP 與 eda-agent 伺服器的運作方式 如何將 Codex 中的 GPT-6 連接至 Altium,並確認連線 AI 如何選擇元件、繪製原理圖,以及擺放和佈線電路板 AI 匯出了哪些檔案,以及哪些部分仍需要工程師修正 注意事項 這些伺服器均為獨立的第三方開源專案。JLCPCB 與 Altium 並未開發、擁有、審查、認可或支援這些工具,也不對設計、檔案、電腦或共享資訊的遺失或損壞承擔責任。本文僅供教育用途。 安裝前......
使用 Claude Code 與 Altium MCP:從環境設定到 PCB 設計
前言 Claude Code 能否直接在 Altium Designer 中協助設計 PCB?透過 Altium MCP 伺服器,它可以存取正在開啟的專案、建立及修改設計元素,並透過工具呼叫執行任務。但它實際上能處理 PCB 設計流程中的多少工作? 為了找出答案,我使用了eda-agent,一個由第三方開發的開源 MCP 伺服器,將我的 CH32V005 元件測試器重新製作成雙層 PCB。專案涵蓋元件選型、原理圖繪製、封裝擺放、佈線及設計檢查等完整流程。本文將實際示範整個工作流程,包括 Claude Code 能夠自動化處理的工作,以及仍須由我掌控的工程決策。 本指南將介紹: Altium MCP 伺服器的用途,以及 eda-agent 的運作方式 如何將 eda-agent 連接至 Claude Code,並確認設定是否正確 如何從元件選型開始,完成一塊已佈線的雙層 PCB Claude Code 在哪些環節需要修正及人工介入 整個工作流程消耗多少 Token,以及實際應用上的限制 圖:透過 Altium MCP 伺服器在 Altium Designer 中完成佈線的 CH32V005 元件測試......
GPT-6 Astra 在 KiCad 中的 PCB 設計:從簡述到已驗證原生專案
重點摘要 OpenAI 發布的內容:發佈頁面展示 GPT-6 Astra 在 KiCad 中進行 PCB 佈局的 15 秒濃縮片段。 模型完成的工作:它將四行設計簡述轉化為 44 × 34 mm 的雙層 PCB,涵蓋電路、封裝、元件放置、佈線,以及原生雙頁原理圖。 工作重點:元件放置及佈線只是其中一部分。兩個互相連結的原理圖頁面、專案本地元件庫,以及 45 個元件與其封裝之間以 UUID 建立的連結,對保持專案一致性至關重要。 實用發現:KiCad 回報 46 項原理圖一致性問題。這些問題透過修正元件欄位及未連接標記解決,而不是加入規則排除。 零違規的含意:KiCad 10.0.4 在已啟用的規則下回報 0 項 ERC 及 0 項 DRC 違規。另有五個 DRC 類別及四個 ERC 類別被忽略。 GPT-6 Astra 生成的 PCB 初看可能很簡單,但要建立整潔的原生 KiCad 專案,遠不只是產生一塊完成佈線的電路板。原理圖、元件庫、封裝及元件連結都必須保持一致。 在本專案中,GPT-6 Astra 在 KiCad 中建立並檢查 TPA3116D2 立體聲放大器,重點是保持原生專案一致,而不是......
GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中設計 PCB:成功之處、失敗環節與經驗總結
重點摘要 測試內容:讓 GPT-6 Astra 存取本機安裝的原生 EasyEDA Pro 3.2.149,並根據四行書面需求,設計一個 TPA3116D2 立體聲擴大機。 產出成果:完成一片 44 × 34 mm、包含 40 個表面黏著元件(SMD)的雙層 PCB,以及內嵌元件庫、可編輯的原生 EasyEDA Pro 專案。 出現問題的環節:第一次完整匯入後,專案正常開啟,外觀看起來也合理,但初次原生驗證仍回報了涉及 120 個 PCB 焊墊的 50 項關聯不符。 修正方式:為每個匯入的封裝指定唯一名稱與識別碼後,全部 50 項訊息均已清除。問題源於 EasyEDA Pro 在匯入時,將元件庫名稱相同、但原本應保持獨立的封裝,視為同一個封裝。 尚未證實的事項:電路板僅通過軟體檢查,尚未製造、組裝或量測,因此不能據此對輸出功率、熱性能或電磁相容性(EMC)提出結論。 多數關於 GPT-6 Astra PCB 設計能力的討論,都集中在一項使用 KiCad 的示範。相同工作流程能否在另一款電子設計自動化(EDA)工具中重現,此前尚未有公開示範。 本次測試於 2026 年 9 月 10~11 日進行,使......
AI PCB 設計:透過 EasyEDA Pro 將提示詞轉化為 PCB
重點摘要 AI PCB 設計:透過 AI 代理,在實際的電子設計自動化(EDA)編輯器中,自動完成原理圖建立、元件選型、佈局與驗證,而不只是生成圖片。 工作流程:透過 EasyEDA API 閘道器、開源 API 技能套件與本機橋接伺服器,將 EasyEDA Pro 連接至 AI 程式開發代理,例如 Claude Code 或 Codex。 設定與本機運作:設定約需十分鐘,並完全採用本機優先架構:設計資料、API 呼叫與中間產生的程式碼,都不會離開您的電腦。 製造銜接:由於代理放置的是真實元件庫中的元件,匯出的物料清單(BOM)能對應至 JLCPCB 可採購並組裝的實際料號。 硬體設計一直存在一個與物理原理無關的瓶頸:花費大量時間拖曳符號、重新命名網路,以及微調走線位置。如果這些重複性的操作能交由 AI 代理處理,情況會如何?這個代理不只是畫出一張電路圖片,而是操作實際的 EDA 編輯器,放置真實的符號、導線與封裝,讓您可以將設計直接送交製造。 AI PCB 設計是在 EDA 環境中,透過 AI 代理自動處理部分原理圖建立、元件選型、PCB 佈局與設計驗證工作。這套工作流程已不再停留於構想。透過 ......
PCB 製造用 ODB 檔案實務指南
重點摘要 整合式資料:ODB++ 將製造圖形、網表、疊構與鑽孔跨層範圍整合在同一個資料包中。 減少錯誤:內嵌網表讓 CAM 軟體能在生產之前找出資料錯誤。 匯出前檢查:排除所有設計規則檢查問題、確保電路板外形封閉,並使用檢視器確認鑽孔跨層範圍。 建議做法:使用 Gerber 取得快速報價,同時備妥 ODB++ 資料,以便回覆工程詢問。 一個 Gerber 圖層可能只會表示:「在這裡畫一個 0.5 mm(20 mil)的圓。」ODB++ 則能將相同的圖形描述為 VCC 網路上的焊墊,並指出它連接至一個從第 1 層延伸至第 4 層的金屬化孔。換句話說,製造商收到的是電路板的完整描述,而不只是一組圖稿。 圖 1:CAM 工程師檢查匯入的 ODB++ 製造資料 這一點十分重要,因為製造商每次需要從不同檔案中重新推斷資料關係,都會增加一次出錯的機會。若資料中包含原始設計物件及其關係,可製造性設計(DFM)工具就能根據電路板本身的網表、疊構、鑽孔定義與元件資料進行檢查。本指南將說明 ODB++ 檔案包含哪些內容、資料夾結構如何組織,以及它與現代 Gerber 和 IPC-2581 的差異。同時也會介紹匯出前值......