PCB 拼板完整指南:V-Cut、郵票孔、工藝邊與分板技巧
1 分鐘
PCB 拼板是現代電子製造中的重要製程,主要用來提升生產效率並降低成本。透過這種方式,多片尺寸較小的電路板可以批量製作並連接在一起,形成一個完整的拼板陣列。這種批量生產方式有助於 PCB 順利通過組裝產線。PCB 製造與組裝工廠會使用 CNC(電腦數值控制)設備,而這些 CNC 設備能夠加工尺寸相當大的 PCB。然而,實際電子產品通常使用尺寸較小的 PCB。
因此,通常會將多份相同的 PCB 設計交由 CNC 設備加工,以充分利用設備的加工能力。PCB 拼板是最常使用的 PCB 製造技術之一,因為它可以同時節省時間與成本。在本指南中,我們將說明什麼是 PCB 拼板、為什麼它很重要,以及最佳化拼板製程時需要掌握的重要技巧與方法。
什麼是 PCB 拼板?
PCB 拼板(Panel 或 Array)是由多片較小的電路板連接在一起所組成。組裝時,整片拼板會作為一個完整單位進行加工,之後再透過分板製程將其分離成單片 PCB。這種方式可以簡化自動化組裝流程,進而降低缺陷、提升材料利用率並降低成本。拼板可以包含單一設計(single-up),也可以包含多種設計(multi-up),因此非常適合大量生產。
如何選擇不同的拼板方式
PCB 拼板有多種不同的方法,每種方式都有各自的優點與限制。單片 PCB 與整體拼板的設計,都會直接影響最適合特定應用的拼板方式。選擇時應考慮的主要因素包括:
- 設計: PCB 佈局是選擇拼板方式時的重要因素。元件與板邊之間的距離可能使部分拼板方式不適用,尤其是存在超出板邊的元件時。
- 元件: 元件的類型與擺放位置同樣重要。較脆弱的元件或連接器可能會影響最適合採用哪一種分板方式。
- 材料: PCB 使用的材料也可能限制可選擇的拼板方式。部分材料在分板時容易產生碎裂,而且板厚同樣會造成影響——薄板可能在組裝過程中斷裂,而厚板則可能增加分板時的難度。
考量這些因素後,部分專案可能需要混合使用不同的拼板技術,才能同時確保拼板的結構完整性與順利分板。
為什麼 PCB 拼板很重要?
PCB 拼板之所以重要,是因為它可以提升製造效率、降低生產成本並減少材料浪費。將多片 PCB 集中在同一塊拼板上,可以簡化組裝、搬運與測試流程,改善定位精度、減少錯誤,並提升大量生產時的整體效率。
1. 提升效率: 可一次製造與組裝多片 PCB,縮短整體生產時間。
2. 降低成本: 可減少材料浪費,並降低搬運、設備設定及設備使用相關成本。
3. 簡化搬運: 尺寸非常小的單片 PCB 在組裝過程中較難搬運,也更容易產生錯誤。
4. 提升元件貼裝精度: 拼板可讓設備在更大的加工區域內精準放置元件,減少錯誤並確保所有 PCB 具有一致的組裝品質。
PCB 拼板技術
依照設計需求與製造流程不同,可以使用不同的 PCB 拼板技術。最常見的方法包括:
1. V-Cut(V 型割槽)
V-Cut 是在 PCB 拼板的正反兩面建立較淺的 V 型溝槽,通常採用 30° 或 45° 的角度。這些溝槽會沿著指定線路削弱板材,使 PCB 可以透過手動方式或機器輕易分離。V-Cut 最適合具有直線板邊的 PCB,但對於不規則外形的設計可能不太適用。您可以參考我們完整介紹 V-Cut 拼板技術各項重點的詳細文章。
優點:
適合採用直線切割的設計。
分板後板邊較整齊。
材料浪費較少。
限制:
只能進行直線切割。
主要適用於矩形或正方形 PCB。
2. Tab Routing(郵票孔/Mouse Bites)
Tab Routing 也稱為郵票孔或 Mouse Bites,是利用小型連接橋將拼板中的單片 PCB 固定在一起。這些連接橋上會設計一系列小孔(Mouse Bites),使 PCB 能夠輕易折斷分離。與 V-Cut 相比,這種方式對不規則外形的設計提供更高的彈性。您可以參考我們完整介紹 Tab Routing 技術各項重點的詳細文章。
優點:
適合不規則外形的 PCB。
可透過折斷穿孔位置輕易分離 PCB。
提供更大的設計彈性。
限制:
分板後的板邊較粗糙。
可能需要後續加工才能讓板邊更加平滑。
3. 工藝邊(Breakaway Rails)
工藝邊是在拼板邊緣額外增加的非功能性延伸區域,用來協助組裝設備搬運 PCB。它們可以提供額外支撐,確保 PCB 在整個組裝流程中維持穩定。完成組裝後,再將工藝邊移除。這種方法通常會與 V-Cut 或 Tab Routing 搭配使用。
優點:
提升組裝過程中的機械穩定性。
讓尺寸較小或不規則的 PCB 更容易進行自動化搬運。
限制:
增加材料使用量。
需要額外步驟移除工藝邊。
4. 實心拼板搭配客製化開槽
這種方式是在完整的實心拼板上為每一片 PCB 建立客製化開槽,再於後續使用銑削或雷射切割等進階方式進行分板。銑削可能產生粉塵與振動,而雷射切割設備成本非常高,對厚度超過 1mm 的 PCB 效率也較低。鉤刀方式成本較低,但效率不佳,而且容易出現刀片旋轉問題。因此,這種方法相較前面幾種方式較少使用。
優點:
對複雜設計具有較高的加工精度。
降低製造過程中拼板承受的應力。
限制:
製造成本較高。
分板需要使用較進階的設備。
V-Cut 與 Tab Routing 是目前最常使用的拼板方式。對 PCB 設計人員而言,最重要的是先判斷哪一種方法最適合實際應用,再根據所選方式設計拼板,以獲得最佳結構強度與分板成功率。
V 型槽拼板通常因加工效率高且表面應力較低而受到採用。適用於 V 型槽拼板的分板設備成本較低、容易移動,而且維護需求較少。雖然這種方式可能讓分板後的 PCB 邊緣稍微粗糙,但在適合採用 V 型槽的應用中通常不會造成問題。
有效 PCB 拼板的設計技巧
考慮組裝限制:確保拼板尺寸符合設備規格,同時在 PCB 之間保留足夠的分板空間。
使用基準點:加入 Fiducial 基準點,引導自動化設備進行精準貼裝與對位。
提前規劃分板:依 PCB 外形與設計需求選擇最適合的拼板方式,例如 V-Cut 或 Tab Routing。
預留工具孔:將工具孔配置在非關鍵區域,避免造成干涉。
最佳化 PCB 排列方向:適當排列 PCB,以降低材料浪費並減少切割次數。
確保適當的熱焊盤設計:加入適當的 Thermal Relief,以避免 PCB 在迴流焊過程中翹曲。
平衡彈性與結構強度:對剛柔結合板設計提供足夠支撐,以避免在組裝過程中損壞。
進行 V-Cut 時需要注意的主要因素:
雖然 V 型槽拼板對許多應用而言非常有效率,但它也存在一些設計限制。如果元件距離板邊太近或超出板邊,就不適合採用這種方式,而且還需要注意以下製造因素:
- 間距:元件與 V 型槽之間至少應保持 0.05 英吋的距離。較高的元件,例如多層陶瓷晶片電容,需要保留 1/8 英吋的間距,以避免刀具干涉並防止焊點破裂。
- 跳刀 V-Cut(Jump-Scoring): V 型槽可能削弱 PCB 拼板結構,使拼板在波峰焊設備中發生翹曲。在拼板前後端加入跳刀 V-Cut(並保留 ½ 英吋的工藝邊)可以強化拼板並避免下垂。
處理好這些設計因素後,就能降低 V-Cut 拼板在製造過程中發生問題的風險。
PCB 分板操作方式
即使 PCB 拼板設計得非常完善,分板過程仍可能造成碎裂、撕裂或元件損壞。以下方式可以讓分板更加順利,並避免不必要的成本:
手動折斷連接橋: 如果拼板採用了設計良好的 Tab Routing,可以使用手工具進行分板。使用寬口鉗,沿著每個連接橋的折斷線彎折,直到聽到斷裂聲。若希望獲得較乾淨的斷面,可再向相反方向彎折完成分離。
使用機器切斷連接橋: 如果 PCB 太厚,不適合使用手工具,也不用擔心。可以使用鉤刀或分板銑刀設備完成,尤其適合實心連接橋拼板。
手動折斷 V 型槽: 採用 V-Cut 的拼板也可以手動分離,方法與折斷連接橋類似。
機器切割 V 型槽: 這種情況需要使用具有類似披薩刀圓形刀片的分板機。設備價格較低、維護需求少,但分板後的邊緣可能稍微粗糙。
結論
PCB 拼板是提升製造效率的重要因素,在成本、時間與生產品質方面都能帶來許多優勢。透過了解不同的拼板技術並遵循最佳實務,設計人員與製造商可以最佳化生產流程、減少錯誤,並確保 PCB 具有良好品質。
採用正確的拼板方式,不僅能簡化組裝流程,也能提升最終產品的整體性能與耐用性。策略性運用 V-Cut、Tab Routing 與工藝邊等方法,可以最大化生產效率,同時減少後續加工步驟。無論是製作原型還是進行大量生產,掌握 PCB 拼板都是打造可靠且具成本效益電子產品的重要能力。
持續學習
如何在 EasyEDA 中從零開始繪製電路圖
今天,我們將從零開始設計一個電路,我會展示整個繪製原理圖的流程。在 EasyEDA 中,你可以遵循哪些注意事項與設計策略,讓你的 PCB 看起來專業又出色。我們要設計的是一塊充電器板,難度中等。過程中會先讀取 datasheet,挑選所需元件,再依邏輯完成電路。我將帶你走一遍我個人設計 CN3058E 鋰鐵磷酸電池充電器(含保護)的流程,從最初構想到最終原理圖與 PCB,全部在 EasyEDA 完成。 EasyEDA 簡介 談到電子電路設計,最受歡迎的線上工具之一就是 EasyEDA。這套免費雲端平台讓工程師、業餘玩家與學生都能在瀏覽器內完成繪圖、模擬,甚至直接設計印刷電路板。 與傳統需安裝的軟體不同,EasyEDA 完全線上運作,協作與專案分享更簡單。不論你是剛玩 Arduino 的新手,還是準備量產 PCB 的專業人士,EasyEDA 都能輕鬆上手。 什麼是 EasyEDA?為何選它? EasyEDA 是整合式設計環境,支援: 原理圖繪製 – 從零畫出電路圖。 電路模擬 – 打樣前先用虛擬方式驗證。 PCB 佈線 – 將原理圖轉成電路板。 一鍵下單 – 直連 JLCPCB 生產。 主要優點: ......
使用 GPT-6 與 Codex 進行 AI PCB 設計【逐步指南】
Altium MCP 透過模型上下文協定(Model Context Protocol,MCP)伺服器,將 Altium Designer 連接至 AI 助理,讓 AI 直接呼叫 Altium 本身的腳本功能,而不必透過截圖辨識後再點擊操作。我們使用 GPT-6 in Codex 與開源 eda-agent 伺服器,實際設計一塊 230 VAC、10 A 的 BL0942 電能計量板,從資料表一路完成至通過 DRC 檢查的製造檔案。 AI 負責選擇元件、繪製原理圖,以及擺放、佈線和檢查電路板;電路設計決策、元件擺放參考及各項修正,仍由工程師掌控。 本指南將介紹: Altium MCP 與 eda-agent 伺服器的運作方式 如何將 Codex 中的 GPT-6 連接至 Altium,並確認連線 AI 如何選擇元件、繪製原理圖,以及擺放和佈線電路板 AI 匯出了哪些檔案,以及哪些部分仍需要工程師修正 注意事項 這些伺服器均為獨立的第三方開源專案。JLCPCB 與 Altium 並未開發、擁有、審查、認可或支援這些工具,也不對設計、檔案、電腦或共享資訊的遺失或損壞承擔責任。本文僅供教育用途。 安裝前......
使用 Claude Code 與 Altium MCP:從環境設定到 PCB 設計
前言 Claude Code 能否直接在 Altium Designer 中協助設計 PCB?透過 Altium MCP 伺服器,它可以存取正在開啟的專案、建立及修改設計元素,並透過工具呼叫執行任務。但它實際上能處理 PCB 設計流程中的多少工作? 為了找出答案,我使用了eda-agent,一個由第三方開發的開源 MCP 伺服器,將我的 CH32V005 元件測試器重新製作成雙層 PCB。專案涵蓋元件選型、原理圖繪製、封裝擺放、佈線及設計檢查等完整流程。本文將實際示範整個工作流程,包括 Claude Code 能夠自動化處理的工作,以及仍須由我掌控的工程決策。 本指南將介紹: Altium MCP 伺服器的用途,以及 eda-agent 的運作方式 如何將 eda-agent 連接至 Claude Code,並確認設定是否正確 如何從元件選型開始,完成一塊已佈線的雙層 PCB Claude Code 在哪些環節需要修正及人工介入 整個工作流程消耗多少 Token,以及實際應用上的限制 圖:透過 Altium MCP 伺服器在 Altium Designer 中完成佈線的 CH32V005 元件測試......
GPT-6 Astra 在 KiCad 中的 PCB 設計:從簡述到已驗證原生專案
重點摘要 OpenAI 發布的內容:發佈頁面展示 GPT-6 Astra 在 KiCad 中進行 PCB 佈局的 15 秒濃縮片段。 模型完成的工作:它將四行設計簡述轉化為 44 × 34 mm 的雙層 PCB,涵蓋電路、封裝、元件放置、佈線,以及原生雙頁原理圖。 工作重點:元件放置及佈線只是其中一部分。兩個互相連結的原理圖頁面、專案本地元件庫,以及 45 個元件與其封裝之間以 UUID 建立的連結,對保持專案一致性至關重要。 實用發現:KiCad 回報 46 項原理圖一致性問題。這些問題透過修正元件欄位及未連接標記解決,而不是加入規則排除。 零違規的含意:KiCad 10.0.4 在已啟用的規則下回報 0 項 ERC 及 0 項 DRC 違規。另有五個 DRC 類別及四個 ERC 類別被忽略。 GPT-6 Astra 生成的 PCB 初看可能很簡單,但要建立整潔的原生 KiCad 專案,遠不只是產生一塊完成佈線的電路板。原理圖、元件庫、封裝及元件連結都必須保持一致。 在本專案中,GPT-6 Astra 在 KiCad 中建立並檢查 TPA3116D2 立體聲放大器,重點是保持原生專案一致,而不是......
GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中設計 PCB:成功之處、失敗環節與經驗總結
重點摘要 測試內容:讓 GPT-6 Astra 存取本機安裝的原生 EasyEDA Pro 3.2.149,並根據四行書面需求,設計一個 TPA3116D2 立體聲擴大機。 產出成果:完成一片 44 × 34 mm、包含 40 個表面黏著元件(SMD)的雙層 PCB,以及內嵌元件庫、可編輯的原生 EasyEDA Pro 專案。 出現問題的環節:第一次完整匯入後,專案正常開啟,外觀看起來也合理,但初次原生驗證仍回報了涉及 120 個 PCB 焊墊的 50 項關聯不符。 修正方式:為每個匯入的封裝指定唯一名稱與識別碼後,全部 50 項訊息均已清除。問題源於 EasyEDA Pro 在匯入時,將元件庫名稱相同、但原本應保持獨立的封裝,視為同一個封裝。 尚未證實的事項:電路板僅通過軟體檢查,尚未製造、組裝或量測,因此不能據此對輸出功率、熱性能或電磁相容性(EMC)提出結論。 多數關於 GPT-6 Astra PCB 設計能力的討論,都集中在一項使用 KiCad 的示範。相同工作流程能否在另一款電子設計自動化(EDA)工具中重現,此前尚未有公開示範。 本次測試於 2026 年 9 月 10~11 日進行,使......
AI PCB 設計:透過 EasyEDA Pro 將提示詞轉化為 PCB
重點摘要 AI PCB 設計:透過 AI 代理,在實際的電子設計自動化(EDA)編輯器中,自動完成原理圖建立、元件選型、佈局與驗證,而不只是生成圖片。 工作流程:透過 EasyEDA API 閘道器、開源 API 技能套件與本機橋接伺服器,將 EasyEDA Pro 連接至 AI 程式開發代理,例如 Claude Code 或 Codex。 設定與本機運作:設定約需十分鐘,並完全採用本機優先架構:設計資料、API 呼叫與中間產生的程式碼,都不會離開您的電腦。 製造銜接:由於代理放置的是真實元件庫中的元件,匯出的物料清單(BOM)能對應至 JLCPCB 可採購並組裝的實際料號。 硬體設計一直存在一個與物理原理無關的瓶頸:花費大量時間拖曳符號、重新命名網路,以及微調走線位置。如果這些重複性的操作能交由 AI 代理處理,情況會如何?這個代理不只是畫出一張電路圖片,而是操作實際的 EDA 編輯器,放置真實的符號、導線與封裝,讓您可以將設計直接送交製造。 AI PCB 設計是在 EDA 環境中,透過 AI 代理自動處理部分原理圖建立、元件選型、PCB 佈局與設計驗證工作。這套工作流程已不再停留於構想。透過 ......