PCB 絲印完整解析:從設計意圖到專業應用與製造精度
1 分鐘
- PCB 情境下的絲印是什麼
- 有效 PCB 絲印的關鍵元素
- 清晰且功能性絲印的設計準則
- 專業 PCB 製造中的絲印製程
- 常見絲印挑戰與專業解決方案
- 常見問題(FAQ)
讓我們來到 PCB 的最外層——也就是文字標註層。我們都需要參考資料來進行工作,組裝人員也是如此;從元件組裝到對照不同區域的圖例與絲印板,它都扮演重要角色。在一塊完成的印刷電路板上,絲印層是最不被技術人員重視的元素,卻是終端使用者最有幫助的層面,因為我們無法直接看到內部的佈線、資料表與線路圖。多年來,一些簡單的板子就是這樣設計出來的。本文將介紹 PCB 絲印的基礎知識,探討製造限制與專業應用方法。設計不良的絲印會拖慢組裝、造成極性錯誤,並降低可維修性。

PCB 情境下的絲印是什麼
定義絲印層及其主要目的
Silkscreen PCB 指的是印刷電路板外表面所印製的文字圖例層,通常位於元件面(頂層),有時也會在銲錫面(底層)。此層使用環氧基油墨,直接將人類可讀的資訊印製於板面。若問絲印是什麼,最準確的工程定義為:
絲印是一種非電氣性 PCB 層,用於傳達組裝、識別與參考資訊,以供製造、檢驗、除錯與維修使用。
絲印層通常包含:
- 元件參考位號(R1、C5、U3)
- 元件外框與方向
- 極性與第 1 腳標記
- 板名、版本與日期代碼
在現代電子中的歷史角色與演進
早期電子業使用手動網版印刷,因此得名「絲網印刷」。隨著 PCB 密度提高與自動化普及,絲印演變為數位成像製程。如今,透過 JLCPCB 我們甚至能自訂多色選項:

現代絲印 PCB 製程現已支援:
- 細線文字最小達 4 mil 線寬
- 自動光學檢測(AOI)相容
- 在防銲漆上具高對比度
- 經多次回焊循環仍具長期耐久性
如今,絲印已不再是選配,而是任何專業 PCB 設計的標準交付項目。
有效 PCB 絲印的關鍵元素
元件外框、參考位號與極性標記
PCB 絲印層最關鍵的功能之一是組裝清晰度。設計良好的絲印是組裝人員與未來維修人員的無聲導引。

參考位號 確保板上每顆元件都有唯一身份,可快速與 BOM 交叉核對,加速組裝驗證,並在除錯與維修時不可或缺。當技術員說「檢查 R37」時,我們可直接在 PCB 上找到並排查。
元件外框 提供每顆零件的視覺邊界,指示封裝尺寸與正確擺放位置,降低因多種封裝電氣相容但機構不符而導致錯件的風險。
極性與方向標記 是絲印默默防止災難的地方。清晰的二極體陰極條、電解電容極性、IC 第 1 腳圓點或缺口,以及方向箭頭,可確保元件一次就擺對。
商標、警告與版本資訊
絲印亦傳達產品層級的中繼資料,隨著板子生命週期越長越顯價值,包括公司商標與品牌、板名或專案識別、硬體版號。我們也能在此標註安全警告,例如高壓或ESD 敏感 注意事項。

這些標記在現場維修時價值連城,清晰的版號可在多個硬體版本流通時節省數小時混淆。簡言之,優質絲印不僅讓 PCB 可讀。
法規與組裝導引符號
許多板子會加入標準化符號,例如:
- ESD 警告圖示
- 接地符號
- 測試點標籤
- 燒錄接頭識別
這些元素改善設計與測試團隊間的溝通。
清晰且功能性絲印的設計準則
字高、線寬與擺放規則
掌握 PCB 絲印基礎的第一步是尊重製造限制。為求清晰可視,建議最小字高 30–40 mil,絕對最小 25 mil;線寬 ≥5 mil(最好 ≥6–8 mil)。小於製程極限的文字可能在回焊後消失或無法辨識。設計者應以清晰為先,而非密度。
避免與焊墊、導通孔及走線重疊
最常見的絲印錯誤就是與裸露銅面重疊。絲印油墨不得印於銲墊與導通孔上,否則可能降低組裝銲錫性。每間工廠都有對應的優先順序,下單前務必確認。若絲印與焊墊重疊,製造商將自動裁剪或移除,導致參考位號缺失。
顏色選擇與可讀性考量
絲印顏色選擇應與防銲漆形成最大對比。高對比可提升組裝速度與 AOI 精度,美觀絕不可犧牲易讀性。白絲印於綠防銲為業界標準,其他推薦組合包括白或黃絲印於黑防銲,以及黑絲印於白防銲。
專業 PCB 製造中的絲印製程
油墨種類、固化方式與層別施加
現代 PCB 絲印服務使用環氧基油墨,透過兩種方法施加。傳統網版印刷成本較低,將油墨透過硬質網版壓印至板材,適合低密度設計,但線條粗糙、對位精度低,細字與窄框易失真。因此,簡單板子或成本導向量產可用網版,但高元件密度應用則不建議。 油墨施加後會進行:
- 熱固化
- 或 UV 固化
DLI(直接圖例成像)為數位無接觸製程,利用精控光源轉印圖例,具備高解析度、精準對位與優異文字保真度,即使微小參考位號或複雜符號也能清晰呈現。DLI 因上述特性,成為細間距、高密度組裝與專業設計的首選,其易讀性與定位精度直接影響組裝良率與檢驗可靠度。
與防銲漆及表面處理製程的整合
在PCB 製造中,絲印層於防銲漆與表面處理(如 HASL、ENIG、OSP)之後施加,此順序經過精心設計,可防止絲印油墨干擾銲錫性,確保與防銲表面強力附著,並與裸露焊墊精準對位。
材料相容性同樣重要,絲印油墨必須適用於所選表面處理,否則長期可能出現油墨剝離或褪色,特別在熱循環或回焊環境下。
耐久與易讀的品質管控
專業 PCB 製造商對絲印實施嚴格品質標準,檢驗重點包括易讀性、對位精度、完整性與熱應力後附著力。即使絲印不良,板子電氣功能仍可能正常,但通常無法被視為專業或商業級產品。標記模糊或缺漏即代表製造風險,足以在嚴苛生產環境中判退。
常見絲印挑戰與專業解決方案

暈染、偏移與褪色問題
常見絲印缺陷包括:
- 細字油墨暈染
- 相對焊墊偏移
- 回焊後褪色
- 因裁剪導致局部缺字

先進製造如何確保一致結果
現代工廠透過以下方式降低絲印風險:
- 採用直接成像取代網版印刷
- 自動對位系統
- 製程能力強制執行
- 投產前 DFM 檢查
在設計階段遵循保守的 PCB 絲印基礎,可確保所繪即所得。

常見問題(FAQ)
Q1. PCB 絲印的用途是什麼?
絲印提供組裝導引、元件識別與產品資訊。
Q2. 絲印具電氣功能嗎?
不,它無電氣作用,但強烈影響可製造性與可維修性。
Q3. 絲印可以印在焊墊上嗎?
不行,製造商會移除或裁剪以保護銲錫性。
Q4. 絲印能承受回焊嗎?
可以,只要使用專業絲印油墨並正確固化。
Q5. PCB 絲印服務是否預設包含?
大多數專業 PCB 工廠已含標準絲印服務,複雜度可能影響價格。
持續學習
PCB 防焊、絲印與表面處理指南:HASL 與 ENIG 比較、SMT 鋼網設計
一塊 PCB 的焊接品質,在板件出廠前已大體定型。決定其成敗的,是防焊、絲印、表面處理三項板廠工序,以及 SMT 環節的鋼網。四者分屬不同責任方,最終卻在同一焊點上體現結果;任一環節存在疏漏,焊接良率立即反映。 製造資料確認重點 發板前把防焊顏色、開窗、絲印間距、表面處理與鋼網厚度寫入製作說明,並讓 PCB 廠與 SMT 廠在同一份資料上完成確認。 一、PCB 防焊層:防焊層的作用 先從一個常見疑問談起:防焊層為何多為綠色?原因在於製程成熟度。綠色油墨的工藝最為成熟,AOI 檢測時的影像對比度亦最佳,綜合成本最低。黑色油墨會增加線路目檢的難度;白色油墨經高溫製程後存在泛黃風險,外觀選型應在下單前與板廠確認製程能力。 PCB 防焊層是覆於銅箔表面的高分子油墨,承擔三項職能: 約束焊接過程中錫膏的流動範圍,避免非預期連接。 作為線路防護層,抵禦氧化、濕氣與機械刮傷。 提供基礎電氣絕緣。安規層面的絕緣要求仍由基材與間距承擔,防焊層不作為唯一判斷依據。 圖 1. PCB 表層結構與防焊、絲印、表面處理位置 顏色選型常被當作外觀問題處理,實則牽動檢測與可靠度兩個層面,不宜在設計末端才倉促決定。 二、防焊層設......
了解 PCB 製造中防焊材料的角色
防焊,也稱為 防焊油墨 (solder mask),沒錯,它們是同一種東西。只是兩個不同名稱,但「solder mask」在全球更被廣泛採用。這兩個名稱都指的是用於 PCB 上的保護塗層,用來防止焊錫流到不該去的地方。雖然「solder mask」較常被使用,但「solder resist」在技術上更為正確,因為這種抗焊材料在組裝過程中會阻擋焊錫。儘管如此,業界通常將兩者視為同義詞。 防焊材料對於防止短路至關重要,但相較於銅走線與基材,它常被忽略。它位於絲印層下方,被視為 PCB 的第二層頂層。通常,它決定了 PCB 的顏色,常見的有綠色、紅色、藍色和黑色,而這些顏色正是防焊層本身。在組裝過程中,這層確保焊錫只附著在指定位置。若沒有防焊,PCB 可能會出現連接不良、短路以及整體性能問題。本文將涵蓋防焊的定義、種類、材料、製程,以及為何它在現代 PCB 製造中不可或缺。 什麼是防焊? 防焊是一層薄薄的保護性聚合物塗層,覆蓋在 PCB 的銅走線上,除了焊墊或導通孔等需要焊錫的部位外。其主要目的是在焊接過程中防止熔融焊錫在相鄰導體間形成橋接。 防焊的關鍵功能 防止短路 保護線路圖形免受灰塵、熱與濕氣影響......
模組化硬體板邊導電選型:PCB邊緣電鍍與半孔
模組化硬體板邊導電選型:PCB邊緣電鍍與半孔 藍牙模組、Wi-Fi模組、電源管理子卡大量採用板對板直連,省掉連接器後整機厚度壓到極限。硬體工程師佈局階段常遇到的抉擇:板邊要導電,到底選邊緣電鍍還是半孔?兩種工藝報價相差近一倍,製程難度、可靠度方向完全不同,選錯了不是成本浪費就是批次性報廢。 邊緣電鍍(Edge Plating)是把金屬沉積在PCB側壁,用於接地屏蔽、導電滑軌與結構件電氣搭接;半孔即城堡孔(Castellated Holes),是開在板邊的金屬化通孔對半銑切形成的焊接接點。前者服務於屏蔽與結構導電,後者服務於模組級焊接互連,定位不同,設計規則也完全不同。 一、兩種板邊工藝的成型原理 邊緣電鍍的標準流程:板內先完成圖形與鑽孔,銑出外形成型邊,側壁經化學沉銅與電鍍加厚,銅層與板邊截面金屬結合。側壁銅厚常規要求≥20μm,與內層接地網路需透過板邊「梳齒狀」銅箔或導通孔引電。為防止鍍液殘留與後續分層,成型邊需預留導角,阻焊油墨嚴禁上側壁。半孔的成型邏輯相反:先在板內完成通孔鍍銅,數控銑刀沿孔中心對半分割,板邊露出半圓弧金屬凹槽,熔融錫膏沿孔壁毛細爬升形成立體焊點。 術語差異同樣明顯:歐美圖面......
PCB 電鍍厚度完整指南:孔壁銅、IPC 標準、ENIG/HASL 與可靠度
重點摘要 電鍍厚度直接影響 PCB 耐用度:孔壁與銅層的電鍍厚度會直接影響 Via 可靠度、電流承載能力以及長期使用壽命。 孔壁銅厚具有最低要求:依原文引用的 IPC-6012,Class 2 PCB 的平均孔壁銅厚約為 20 µm,Class 3 則約為 25 µm。 厚銅可改善熱與機械性能:例如 2 oz Copper 可以提升電流承載能力、散熱能力以及 PCB 的機械強度。 均勻電鍍非常重要:合理的 Aspect Ratio 與穩定的製程控制,可以降低孔壁電鍍不均以及 Thermal Cycling 後開裂的風險。 Surface Finish 也需要正確選擇:適合的表面處理與穩定製造品質,是維持 PCB 長期可靠度的重要條件。 為什麼兩片看起來完全相同的 PCB,在實際使用環境中的壽命卻可能大不相同?其中一片可以承受數千次 Thermal Cycle,另一片卻可能在幾個月內出現 Via Crack。 其中一個重要因素,就是電鍍厚度(Plating Thickness)。 這些看似只有數 µm 的金屬層,實際上負責傳導電流、防止焊墊氧化,並維持 Via Barrel 的完整性。電鍍厚度是否符......
OSP PCB 表面處理完整指南:製程、優勢、ENIG/HASL 比較與選型
重點摘要 什麼是 OSP:OSP(Organic Solderability Preservative,有機保焊膜)是一種水性、具成本效益的 PCB 表面處理,在裸銅焊墊上直接形成約 0.2–0.5 μm 的有機保護膜。 OSP 的主要優勢:與 ENIG、HASL 等金屬表面處理不同,OSP 幾乎不增加焊墊高度,因此具有非常優異的表面平整度,特別適合 Fine-Pitch SMT 與高密度消費性電子產品。 組裝時效需要控制:OSP 對儲存與操作條件較敏感。真空包裝開封後,通常應在 24–48 小時內完成 SMT 組裝。 適合的應用:OSP 特別適合 Fine-Pitch BGA、QFN 以及標準雙面 SMT 製程。 不適合的應用:OSP 缺乏耐磨金屬層,因此不適合 Gold Fingers、Edge Connector、Castellated Hole Module,以及部分具有特殊高可靠度規範的軍工應用。 1. 為什麼 PCB 製造需要表面處理? 1.1 裸銅容易受到氧化與污染 PCB 上的裸露銅走線與焊墊一旦接觸環境中的氧氣與濕氣,就會快速氧化,形成具有絕緣性的 Copper Oxide。 這......
PCB Encapsulation 樹脂封裝指南:Potting、材料選擇、DFM 與可靠製造
重點摘要 Encapsulation vs. Potting:Potting 會使用永久性外殼,而 Encapsulation 固化後形成可獨立存在的樹脂包封模組;兩者都能提供完整的環境隔離。 Encapsulation vs. Conformal Coating:保形塗層重量輕且較容易返工,但主要適用於較溫和的環境。PCB 樹脂封裝能提供可支援 IP67/IP68 浸水防護等級的完整隔離能力,但代價是幾乎無法維修。 樹脂選擇:Epoxy 具有高剛性與良好耐化學性;Polyurethane 具有較佳柔韌性,適合溫度循環;Silicone 則特別適合 −50°C 至 200°C 以上的高溫與寬溫環境。 DFM 注意事項:元件之間應保留足夠 Clearance,封裝方向最好配合樹脂流動方向,並利用實體 Dam 防止樹脂流入 Connector、Test Point 等 Keep-Out Zone。 製造品質是基礎:乾淨、高精度組裝並經 AOI、X-Ray 等嚴格檢驗的 PCBA,是後續取得可靠樹脂封裝效果的重要基礎。 什麼是 PCB 樹脂封裝?為什麼如此重要? 現代電子組件如果需要在惡劣環境中工作,就......