如何選擇合適的表面黏著電容器
1 分鐘
- 什麼是表面黏著電容器?
- 表面黏著電容器如何運作?
- 表面黏著電容器的常見封裝尺寸
- 表面黏著電容器的類型
- 表面黏著電容器的應用
- 表面黏著電容器的優點
- 表面黏著電容器的限制
- 如何選擇合適的表面黏著電容器?
- 表面黏著電容器與通孔式電容器比較
- 結論
電容器基本上可以比喻為小型電池。它們以靜電場的形式儲存能量,並在需要時向負載釋放能量。原文將一般電容器描述為體積較大,並指出它們依實際用途,廣泛應用於去耦、儲能、訊號調理等電路設計。
電容器是電子電路的基本組成元件,因此我們需要了解不同的電容器類型、適用位置,以及各種應用需要使用哪一種電容器。表面黏著技術(SMT)電容器的安裝不需要鑽孔。原文以尺寸小、穩定性高與「幾乎為零的故障率」描述它們的特性。接下來將深入介紹其運作概念與常見類型。
譯註:「幾乎為零的故障率」是原稿的敘述,附件並未提供測試條件或統計資料,因此不能將其視為所有表面黏著電容器的可靠度保證。
什麼是表面黏著電容器?
表面黏著電容器(Surface Mount Capacitor)透過平坦的金屬接端焊接在印刷電路板(PCB)上。相較之下,通孔式電容器需要將導線式引腳插入電路板的鑽孔中,再進行焊接;表面黏著電容器則可直接固定於 PCB 表面的金屬焊墊,適合高度自動化的元件貼裝。
它們同樣負責儲存與釋放電荷、濾除訊號中的不需要成分,以及穩定電壓,但占用的電路板面積更小。隨著電子產品持續小型化,表面黏著電容器逐漸普及,成為手機、筆記型電腦、車用設備與物聯網(IoT)應用中的重要元件。
表面黏著電容器如何運作?
表面黏著電容器與其他電容器的基本功能相同:在兩個由絕緣材料隔開的導電表面之間儲存與釋放能量。連接至電路後,它們可發揮以下作用:
- 直流電路:電容器作為儲能元件,依需求進行充電與放電。
- 交流電路:交流耦合電容器讓交流訊號通過,同時阻隔直流成分,藉此在不同電路之間傳遞訊號,而不讓該線路上的直流成分一併傳遞。
在數位電子電路中,SMD 電容器最常見的用途之一是去耦。將它們配置在積體電路(IC)附近,可以濾除雜訊,為敏感的 IC 提供穩定電源。
表面黏著電容器的常見封裝尺寸
SMD 電容器具有標準化封裝尺寸。原文使用 EIA 英制代碼,以百分之一英吋為單位表示元件的長度與寬度。常見尺寸如下:
| EIA 代碼 | 公制尺寸(mm) | 典型用途 |
|---|---|---|
| 0201 | 0.6 × 0.3 mm | 超小型裝置、智慧型手機 |
| 0402 | 1.0 × 0.5 mm | 高密度 PCB、射頻電路 |
| 0603 | 1.6 × 0.8 mm | 消費性電子產品 |
| 0805 | 2.0 × 1.25 mm | 一般用途設計 |
| 1206 | 3.2 × 1.6 mm | 電源去耦 |
| 1210 | 3.2 × 2.5 mm | 較高電壓應用 |
0201 與 01005 等封裝,讓先進電子產品得以進一步小型化。不過,若需要更高的電容量或額定電壓,原文指出仍需採用較大的封裝。
譯註:原稿在此段插入「third blade section molded structure」,但沒有說明它所指的結構,無法從上下文確定其意思。上述譯文保留同段可辨識的封裝尺寸與容量、額定電壓關係,未自行補寫該結構的定義。
表面黏著電容器的類型
多層陶瓷電容器(MLCC)
多層陶瓷電容器可採用表面黏著安裝,內部以陶瓷材料構成多層結構,介電層與電極層交錯配置。原文另提到以一個「共用層」連接這些層,但沒有進一步說明實際連接方式。
這類電容器涵蓋廣泛的電容量,從皮法拉(pF)到數百微法拉(µF),具有低等效串聯電阻(ESR),並且在高頻下表現良好。
鉭電容器
鉭電容器可在小體積中提供較高的電容量密度。它們具有極性,安裝時必須確認方向正確。這類元件大量生產,常用於電子設備的電源電路。
原文指出,相較其他電容器,鉭電容器的電容量能隨時間保持穩定;相較鋁電解電容器,其小型化特性也是受到重視的原因。
鋁電解電容器
鋁電解電容器可提供較大的電容量,也有採用表面黏著圓柱形封裝的產品。它們用於低頻濾波、大容量儲能與電源平滑,適合需要較高電容量的電源電路。
薄膜電容器
SMD 薄膜電容器較不常見,但可用於特定應用,例如重視低介電損耗與高穩定性的音訊電路,以及精密定時電路。
表面黏著電容器的應用
表面黏著電容器具有多種可用的安裝形式,因此廣泛應用於電子裝置。它們通常位於 IC 電源腳位附近,作為去耦或旁路元件,協助抑制高頻雜訊。
它們也用於射頻電路與電源濾波器,以控制干擾與電壓準位。在許多電路中,電容器還能負責訊號耦合,讓交流訊號通過,同時阻隔不需要的直流成分。
在振盪器與諧振器等電路中,表面黏著電容器也可用來調整設定頻率。此外,它們可作為小型輔助儲能元件,在電源管理系統中提供短時間的能量緩衝。
譯註:原稿在振盪頻率之外還提到「the time to lose」,但沒有交代其所指的時間參數,因此未將它推定為某一種延遲時間或時間常數。
表面黏著電容器的優點
- 體積小:節省 PCB 空間,促進電子產品小型化。
- 適合機器組裝:可透過機器進行元件貼裝。
- 可靠度高:原文以「平面連接不承受機械應力」說明這項優點。
- 高頻表現良好:尤其是多層陶瓷電容器(MLCC)。
- 具有成本效益:大量生產使其價格較為實惠。
譯註:「平面連接不承受機械應力」是原稿的概括敘述,但下一節也指出小型元件可能因不當操作而破裂。原稿沒有提供測試條件來釐清這兩項描述,因此不能將前者視為不受機械應力影響的保證。
表面黏著電容器的限制
尺寸縮小也會帶來限制。電容器用來儲存電荷,若需要儲存更多電荷,原文指出通常需要更大的元件;尺寸也與額定電壓有關。當元件縮小為 SMT 封裝時,可提供的儲電能力與工作電壓範圍也可能受到限制。
小型元件較為脆弱,若操作粗糙,可能產生裂痕。如果所選元件不適合高能量儲存應用,原文建議改用電解或薄膜電容器。不過,表面黏著電容器仍能在 SMT PCB 上節省大量空間。
譯註:原稿前文已將表面黏著型鋁電解與薄膜電容器列入分類,因此此處的「改用電解或薄膜電容器」不代表它們必然採用通孔式安裝。原稿未進一步區分材料類型、封裝尺寸與安裝方式。
如何選擇合適的表面黏著電容器?
考慮電氣需求
- 電容量:依實際用途選擇,例如去耦或濾波。
- 額定電壓:原文建議選擇比工作電壓高 20–30% 的額定電壓,以提高可靠度。
- 容差與 ESR:對射頻與精密應用尤其重要。
譯註:原稿沒有提供特定電容器型號或資料表,支持上述 20–30% 的電壓預留比例;此處保留為作者的選型建議,不將其視為所有電容器通用的規格要求。
考慮機構與尺寸限制
- 封裝尺寸必須配合 PCB 佈局。
- 智慧型手機與緊湊型物聯網裝置,需要較薄的封裝。
考慮應用環境
- 車用系統需要具有高溫度穩定性的電容器。
- 消費性電子產品優先考慮小型化。
- 工業系統重視長壽命與耐用性。
考慮成本與供應情況
原文指出,MLCC 通常成本最低,也是最普遍、適合大量生產的電容器類型。鉭電容器或薄膜電容器等成本較高的選項,則可在特定應用中提供效能優勢。
表面黏著電容器與通孔式電容器比較
| 特性 | 表面黏著電容器 | 通孔式電容器 |
|---|---|---|
| 尺寸 | 小巧、緊湊 | 體積較大、占用空間較多 |
| 組裝方式 | 自動化 SMT 組裝 | 手工焊接或波峰焊 |
| 可靠度 | 可靠度高、電感低 | 結構堅固,但寄生效應較高 |
| 應用 | 消費性電子、車用電子、射頻 | 電源供應器、音訊、既有設計 |
通孔式電容器仍用於電源與高能量應用。不過,在多數現代 PCB 設計中,由於 SMD 電容器能節省空間,原文指出它們已在很大程度上取代通孔式電容器。
結論
表面黏著電容器是現代電子設計中的重要創新。從智慧型手機使用的 MLCC,到電源電路中的鉭電容器,它們都能在有限空間內提供可靠的功能。
小尺寸、高頻表現與自動化組裝相容性,是 PCB 設計人員難以忽視的三項優勢。我們也另有介紹 SMT 與通孔式元件差異的指南,可作為延伸閱讀。
選擇 SMD 電容器時,設計人員應仔細評估電氣需求、機構限制與環境條件。透過合適的封裝與類型選擇,工程師可以改善設計效能,同時提升成本效益。
持續學習
使用 GPT-6 與 Codex 進行 AI PCB 設計【逐步指南】
Altium MCP 透過模型上下文協定(Model Context Protocol,MCP)伺服器,將 Altium Designer 連接至 AI 助理,讓 AI 直接呼叫 Altium 本身的腳本功能,而不必透過截圖辨識後再點擊操作。我們使用 GPT-6 in Codex 與開源 eda-agent 伺服器,實際設計一塊 230 VAC、10 A 的 BL0942 電能計量板,從資料表一路完成至通過 DRC 檢查的製造檔案。 AI 負責選擇元件、繪製原理圖,以及擺放、佈線和檢查電路板;電路設計決策、元件擺放參考及各項修正,仍由工程師掌控。 本指南將介紹: Altium MCP 與 eda-agent 伺服器的運作方式 如何將 Codex 中的 GPT-6 連接至 Altium,並確認連線 AI 如何選擇元件、繪製原理圖,以及擺放和佈線電路板 AI 匯出了哪些檔案,以及哪些部分仍需要工程師修正 注意事項 這些伺服器均為獨立的第三方開源專案。JLCPCB 與 Altium 並未開發、擁有、審查、認可或支援這些工具,也不對設計、檔案、電腦或共享資訊的遺失或損壞承擔責任。本文僅供教育用途。 安裝前......
使用 Claude Code 與 Altium MCP:從環境設定到 PCB 設計
前言 Claude Code 能否直接在 Altium Designer 中協助設計 PCB?透過 Altium MCP 伺服器,它可以存取正在開啟的專案、建立及修改設計元素,並透過工具呼叫執行任務。但它實際上能處理 PCB 設計流程中的多少工作? 為了找出答案,我使用了eda-agent,一個由第三方開發的開源 MCP 伺服器,將我的 CH32V005 元件測試器重新製作成雙層 PCB。專案涵蓋元件選型、原理圖繪製、封裝擺放、佈線及設計檢查等完整流程。本文將實際示範整個工作流程,包括 Claude Code 能夠自動化處理的工作,以及仍須由我掌控的工程決策。 本指南將介紹: Altium MCP 伺服器的用途,以及 eda-agent 的運作方式 如何將 eda-agent 連接至 Claude Code,並確認設定是否正確 如何從元件選型開始,完成一塊已佈線的雙層 PCB Claude Code 在哪些環節需要修正及人工介入 整個工作流程消耗多少 Token,以及實際應用上的限制 圖:透過 Altium MCP 伺服器在 Altium Designer 中完成佈線的 CH32V005 元件測試......
GPT-6 Astra 在 KiCad 中的 PCB 設計:從簡述到已驗證原生專案
重點摘要 OpenAI 發布的內容:發佈頁面展示 GPT-6 Astra 在 KiCad 中進行 PCB 佈局的 15 秒濃縮片段。 模型完成的工作:它將四行設計簡述轉化為 44 × 34 mm 的雙層 PCB,涵蓋電路、封裝、元件放置、佈線,以及原生雙頁原理圖。 工作重點:元件放置及佈線只是其中一部分。兩個互相連結的原理圖頁面、專案本地元件庫,以及 45 個元件與其封裝之間以 UUID 建立的連結,對保持專案一致性至關重要。 實用發現:KiCad 回報 46 項原理圖一致性問題。這些問題透過修正元件欄位及未連接標記解決,而不是加入規則排除。 零違規的含意:KiCad 10.0.4 在已啟用的規則下回報 0 項 ERC 及 0 項 DRC 違規。另有五個 DRC 類別及四個 ERC 類別被忽略。 GPT-6 Astra 生成的 PCB 初看可能很簡單,但要建立整潔的原生 KiCad 專案,遠不只是產生一塊完成佈線的電路板。原理圖、元件庫、封裝及元件連結都必須保持一致。 在本專案中,GPT-6 Astra 在 KiCad 中建立並檢查 TPA3116D2 立體聲放大器,重點是保持原生專案一致,而不是......
GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中設計 PCB:成功之處、失敗環節與經驗總結
重點摘要 測試內容:讓 GPT-6 Astra 存取本機安裝的原生 EasyEDA Pro 3.2.149,並根據四行書面需求,設計一個 TPA3116D2 立體聲擴大機。 產出成果:完成一片 44 × 34 mm、包含 40 個表面黏著元件(SMD)的雙層 PCB,以及內嵌元件庫、可編輯的原生 EasyEDA Pro 專案。 出現問題的環節:第一次完整匯入後,專案正常開啟,外觀看起來也合理,但初次原生驗證仍回報了涉及 120 個 PCB 焊墊的 50 項關聯不符。 修正方式:為每個匯入的封裝指定唯一名稱與識別碼後,全部 50 項訊息均已清除。問題源於 EasyEDA Pro 在匯入時,將元件庫名稱相同、但原本應保持獨立的封裝,視為同一個封裝。 尚未證實的事項:電路板僅通過軟體檢查,尚未製造、組裝或量測,因此不能據此對輸出功率、熱性能或電磁相容性(EMC)提出結論。 多數關於 GPT-6 Astra PCB 設計能力的討論,都集中在一項使用 KiCad 的示範。相同工作流程能否在另一款電子設計自動化(EDA)工具中重現,此前尚未有公開示範。 本次測試於 2026 年 9 月 10~11 日進行,使......
AI PCB 設計:透過 EasyEDA Pro 將提示詞轉化為 PCB
重點摘要 AI PCB 設計:透過 AI 代理,在實際的電子設計自動化(EDA)編輯器中,自動完成原理圖建立、元件選型、佈局與驗證,而不只是生成圖片。 工作流程:透過 EasyEDA API 閘道器、開源 API 技能套件與本機橋接伺服器,將 EasyEDA Pro 連接至 AI 程式開發代理,例如 Claude Code 或 Codex。 設定與本機運作:設定約需十分鐘,並完全採用本機優先架構:設計資料、API 呼叫與中間產生的程式碼,都不會離開您的電腦。 製造銜接:由於代理放置的是真實元件庫中的元件,匯出的物料清單(BOM)能對應至 JLCPCB 可採購並組裝的實際料號。 硬體設計一直存在一個與物理原理無關的瓶頸:花費大量時間拖曳符號、重新命名網路,以及微調走線位置。如果這些重複性的操作能交由 AI 代理處理,情況會如何?這個代理不只是畫出一張電路圖片,而是操作實際的 EDA 編輯器,放置真實的符號、導線與封裝,讓您可以將設計直接送交製造。 AI PCB 設計是在 EDA 環境中,透過 AI 代理自動處理部分原理圖建立、元件選型、PCB 佈局與設計驗證工作。這套工作流程已不再停留於構想。透過 ......
PCB 製造用 ODB 檔案實務指南
重點摘要 整合式資料:ODB++ 將製造圖形、網表、疊構與鑽孔跨層範圍整合在同一個資料包中。 減少錯誤:內嵌網表讓 CAM 軟體能在生產之前找出資料錯誤。 匯出前檢查:排除所有設計規則檢查問題、確保電路板外形封閉,並使用檢視器確認鑽孔跨層範圍。 建議做法:使用 Gerber 取得快速報價,同時備妥 ODB++ 資料,以便回覆工程詢問。 一個 Gerber 圖層可能只會表示:「在這裡畫一個 0.5 mm(20 mil)的圓。」ODB++ 則能將相同的圖形描述為 VCC 網路上的焊墊,並指出它連接至一個從第 1 層延伸至第 4 層的金屬化孔。換句話說,製造商收到的是電路板的完整描述,而不只是一組圖稿。 圖 1:CAM 工程師檢查匯入的 ODB++ 製造資料 這一點十分重要,因為製造商每次需要從不同檔案中重新推斷資料關係,都會增加一次出錯的機會。若資料中包含原始設計物件及其關係,可製造性設計(DFM)工具就能根據電路板本身的網表、疊構、鑽孔定義與元件資料進行檢查。本指南將說明 ODB++ 檔案包含哪些內容、資料夾結構如何組織,以及它與現代 Gerber 和 IPC-2581 的差異。同時也會介紹匯出前值......