PCB 生產流程
1 分鐘
- 什麼是 PCB 製造?
- 製造中的 PCB 類型
- PCB 製造的步驟
- PCB 製造中品質控制的重要性
- 常見的品質控制措施包括:
- PCB 在各產業的應用
- 選擇合適的 PCB 類型
- PCB 製造的未來趨勢
- 結論
現代電子產品建立在印刷電路板(PCB)之上,這些電路板也提供了連接並驅動幾乎所有電子設備的平台,從工業設備到手機。PCB 改變了電子元件的整合方式,使設備更可靠、更小巧、更強大。本文涵蓋了 PCB 製造的複雜流程,包括所有步驟、不同類型的 PCB 以及它們在各產業中的應用。
什麼是 PCB 製造?
PCB 製造是為電子設備設計與生產印刷電路板的過程。這些電路板為各種元件提供機械支撐與電氣連接,確保設備正常運作。生產過程中的每個階段——包括設計、材料選擇、製造與測試——對電路板的整體可靠性與性能都至關重要。
根據設備的複雜度與用途,PCB 有不同的形式、尺寸與組合。無論是簡單電路的單層板,還是複雜電子的多層板,製造過程都必須符合產業標準,以確保一致性與品質。
製造中的 PCB 類型
PCB 有多種形式,每種都適用於不同用途,並具有獨特的特性與設計要求:
⦁ 單層 PCB:
單層 PCB 是最簡單的類型,只有一層導電材料。這些用於成本與密度要求較低的應用,如家用電器與計算機。
⦁ 雙層 PCB:
雙層 PCB 有兩層導電材料,用於需要更多佈線的複雜電路,常見於工業與汽車電子。
⦁ 多層 PCB:
多層 PCB 擁有多層導電材料,層與層之間由絕緣層隔開。對於手機、筆電與醫療設備等高密度、高效能應用至關重要。
⦁ 硬質 PCB:
硬質 PCB 由玻璃纖維等固態材料製成,以其耐用性著稱,應用範圍從消費電子到航太技術。
⦁ 柔性 PCB:
柔性 PCB 由柔性材料製成,可彎曲與折疊以適應不規則或狹小空間,對醫療植入物與穿戴式設備至關重要。
PCB 製造的步驟
PCB 製造是一個細緻且有系統的過程,每個階段都確保精度與品質。以下是主要步驟:
⦁ 設計:
使用 Eagle 或 Altium Designer 等專業軟體進行電路板佈局設計。設計包括元件位置、電氣連接佈線,以及多層板的層疊結構。此階段至關重要,因為它決定了電路板的性能與可用性。
⦁ 材料選擇:
應用決定了 PCB 製造中使用的材料。基材通常由玻璃纖維(FR4)製成,銅是最常用的導電材料,用於形成電氣路徑。額外材料如絲印與防焊層則用於保護與標示。
⦁ 蝕刻與層壓:
圖案確定後,將銅層壓合到基材上,然後蝕刻掉多餘的銅,僅留下導電線路。對於多層 PCB,此過程會重複進行,並在層間壓合絕緣材料。
⦁ 鑽孔:
在 PCB 上鑽孔以容納元件引腳與導通孔,使不同層之間能夠連接。鑽孔通常由電腦控制以確保精度。
⦁ 電鍍與防焊層:
鑽孔後進行銅電鍍,以建立層間電氣連接。接著塗上防焊層,保護銅線並防止焊接時發生短路。
⦁ 元件放置:
電路板準備好後,將電子元件放置其上。可手動完成,或使用自動化貼片機精確定位。
⦁ 焊接:
根據 PCB 類型,元件可透過波峰焊或回流焊固定。此步驟確保所有元件電氣連接牢固。
⦁ 測試:
最後,對 PCB 進行嚴格測試以確認其功能。常用方法包括自動光學檢測(AOI)、X 光檢測與電氣測試,以發現任何缺陷或異常。
PCB 製造中品質控制的重要性
品質控制是 PCB 製造的關鍵,因為即使是微小缺陷也可能導致設備故障。製造過程的每個階段都必須遵循嚴格的品質標準,以確保最終產品符合性能與可靠性要求。
常見的品質控制措施包括:
⦁ 目視檢查:
操作員手動檢查電路板是否有缺陷,如元件錯位或焊點不良。
⦁ 電氣測試:
進行測試以確認電路板在所有連接正確的情況下正常運作。
⦁ 環境測試:
PCB 可能會進行熱循環或濕度暴露等環境測試,以確保其能在預期使用條件下正常運作。
PCB 在各產業的應用
PCB 在幾乎所有電子設備中都扮演重要角色,其應用涵蓋多個產業:
⦁ 消費電子:
PCB 廣泛應用於平板電腦、電視、家電與手機,負責現代生活中關鍵設備的順暢運作。
⦁ 汽車電子:
在車輛中,PCB 對引擎控制系統、導航、安全功能與娛樂系統至關重要。電動車的普及進一步推動了對先進 PCB 設計的需求。
⦁ 工業設備:
PCB 廣泛應用於工業自動化、機械與控制系統,提供嚴苛環境下所需的穩定性能。
⦁ 醫療設備:
在醫療領域,PCB 用於診斷設備、監控系統與植入式裝置,可靠性與精準度至關重要。
⦁ PCB 佈局與設計技巧
一個優化的 PCB 佈局 對於最大化性能並減少訊號干擾與熱量產生等問題至關重要。以下是一些最佳實踐:
⦁ 靠近電源引腳:
為降低雜訊與電壓波動,請確保電容、電阻等關鍵元件靠近積體電路的電源引腳。
⦁ 元件分組:
特別是在高頻系統中,將相似元件分組可提升訊號完整性並簡化設計。
⦁ 熱管理:
在發熱元件之間保留足夠間距,並確保良好的通風或冷卻系統,以防止過熱。
選擇合適的 PCB 類型
選擇適合特定應用的 PCB 類型時,應考慮以下因素:
⦁ 層數:
根據電路複雜度,決定使用單層、雙層或多層 PCB。
⦁ 材料:
根據操作環境與性能需求選擇 基材,例如 FR4、柔性或陶瓷材料。
⦁ 厚度:
確保 PCB 厚度符合機械與電氣需求,特別是在高功率或高溫應用中。
PCB 製造的未來趨勢
隨著技術發展,PCB 製造將在以下幾個方面演進:
⦁ 微型化:
對更小、更強大設備的需求持續推動超薄與柔性 PCB 的發展,為穿戴式技術與醫療植入物開啟新可能。
⦁ 高頻應用:
隨著 5G、物聯網與先進汽車系統的發展,適用於高頻應用的 PCB 將變得越來越重要。
⦁ 環保製造:
永續性已成為電子製造的優先事項,推動環保 PCB 製造技術的發展,以減少能源消耗與廢棄物產生。
結論
PCB 製造是一個複雜但精密的過程,支撐著無數電子設備的運作。從設計與材料選擇到製造與測試,每個階段都對生產出可靠且高效能的電路板至關重要。隨著技術進步,對耐用、小巧且高效能 PCB 的需求將持續增長,推動各產業的創新。透過深入了解 PCB 製造的細節並採用最佳實踐,製造商可確保其電子設計的成功,並滿足現代技術日益增長的需求。
持續學習
軟性 PCB 製造:流程、材料、設計規則與成本
許多硬式 PCB 製造的基本步驟,同樣適用於軟性 PCB 製造。不過,軟性 PCB 使用聚醯亞胺(PI)或 PET 薄膜,這些材料在加工過程中可能因濕度及溫度變化而膨脹或收縮,令圖層對位、覆蓋膜開口及彎折區設計變得更複雜。例如,若覆蓋膜開口沒有預留足夠的黏著劑流動空間,或導通孔落在彎折區,即使設計符合規則,仍可能出現製造缺陷或組裝失效。 圖:有膠型與無膠型軟性覆銅板 本指南將介紹軟性 PCB 製造流程及其運作方式,涵蓋 CAM 審查、材料準備、雷射成形及最終檢驗。你亦會了解靜態及動態軟板應用中的基材選擇、銅箔與覆蓋膜、IPC 標準、品質測試,以及軟性 PCB 製造的成本因素。 什麼是軟性 PCB 製造? 在柔性介電薄膜(通常為聚醯亞胺)上製作印刷電路,再覆蓋柔性保護絕緣膜的製程,稱為軟性 PCB 製造。其流程與硬式 PCB 製造相似,但薄膜處理、對位及外形加工方式有所不同。 軟性 PCB 的結構組成 軟性電路由銅導體、柔性介電薄膜、黏著劑及覆蓋膜組成。銅層數量決定其結構: 單面軟性電路:以聚醯亞胺作為基材,表面覆蓋單層銅箔,並使用最薄、最具柔韌性的覆蓋膜。 雙面軟性電路:基材薄膜兩面均有銅箔,並透......
深入工廠內部:PCB 製造流程全面解析
重點摘要 CAM 準備可預防錯誤:CAM 會按照工廠實際公差驗證設計,在生產前發現錯誤鑽孔檔案及電路板外形短路。 材料選擇控制熱性能:標準 FR-4 在接近 130°C 時會軟化,而高 Tg 材料在 170°C 左右仍能保持剛性,適合要求較高的熱環境。 內層先蝕刻:內層必須在層壓前完成蝕刻及檢查,因為壓合後便無法再接觸內部走線。 鍍層厚度確保可靠性:通孔需要進行樹脂清除及多步驟電鍍,才能維持 20 µm 銅厚並承受熱循環。 表面處理取決於元件:HASL 適合基本元件,但細間距 BGA 需要 ENIG 等平整表面,以避免焊錫橋接。 PCB 製造流程會將一個包含 Gerber 檔案的資料夾,轉化為內部埋有銅箔的硬質電路板。由上載檔案到出貨,設計會經過約 20 個化學及機械階段,而其中大部分都在你看不到的槽體內完成。任何一項輸入錯誤,都可能令整批電路板報廢。一個繪製得過於狹窄的環形環,鑽孔後會變成破裂的孔壁,因此通常要到電氣測試時才會發現。 本指南涵蓋完整製程:CAM 檢查、內層蝕刻、層壓、鑽孔、電鍍、阻焊及表面處理。你將了解每個階段如何影響銅箔,以及哪些設計選擇決定電路板能否順利完成製造。 圖 1:P......
了解 SMT PCB 電路板技術:現代電子產品的關鍵組成部分
表面貼裝技術(SMT)改變了現代電子產品的製造方式,令設計及組裝方法更有效率。許多現代電子產品都依賴 SMT 印刷電路板(PCB),讓電路設計可以更小巧、更高效,這正是現今科技所需。本文將介紹多種 SMT PCB、其用途,以及設計和組裝的最佳方法。 1. 甚麼是 SMT PCB? SMT PCB 是一種使用表面貼裝技術,將電子元件直接安裝在電路板表面的印刷電路板。傳統通孔技術需要讓元件引腳穿過電路板;SMT 則可實現更小巧、元件密度更高的設計。由於這種方式能提升電子裝置的效能並加入更多功能,SMT PCB 適用於眾多用途。 2. SMT 元件的類型 SMT 元件有不同種類,每種都有自身優點,適合不同用途: 電阻: 表面貼裝電阻體積小,廣泛應用於各種電路。它們限制電流流動,有助於維持電壓水平及訊號完整性。 電容: SMT 電容對濾波及儲存能量極為重要。由於體積細小,非常適合需要節省空間的高密度 PCB 設計。 電感: 電感以磁場形式儲存能量,用於電源控制。SMT 電感體積小、效能良好,適合高頻電路。 積體電路(IC): SMT IC 將多項功能整合在單一封裝中,對現代電子產品十分重要。其體積小及整合......
適配HDI高階製程普及趨勢:Gerber X2/X3、ODB++與IPC-2581
車用電子、AI伺服器、低軌衛星通訊需求持續放量,六層板、八層任意層互連HDI板已經是常規訂單,板廠產線全面導入智慧化CAM與自動化曝光設備。硬體工程師打樣階段最頭疼的並非佈線本身,而是製造檔案包反覆被板廠工程師退回:阻抗備註缺失、槽孔鑽帶漏標、層別順序對不上,一來一回,兩週打樣週期直接報廢一半。統計下來,打樣延期的理由裡,檔案格式與資訊完整性問題佔了相當比重。 PCB製造檔案三十年來經歷三次疊代:早期RS-274X標準Gerber只承載純圖形,ODB++把疊層、鑽孔、網表、元件資料打包成單一資料庫,IPC-2581則以中立XML格式打通設計到製造的全數據鏈。三套格式如今同時活躍在供應鏈裡,各自有擁護者,工程師若不了解底層差異,輸出階段就會吃暗虧。 一、三套格式的技術底層差異 Gerber本質是矢量光繪語言,RS-274X把座標、光圈(Aperture)、D碼指令寫進單一檔案,三十年相容性讓它成為板廠CAM的通用語言。Gerber X2在圖形基礎上增加屬性區塊(TF、TA、TO指令),把檔案功能、孔屬性、物件屬性寫進光繪檔,CAM軟體讀了就能自動分辨阻焊層、字符層與鑽孔圖。Gerber X3再進一步......
先進PCB導通孔填孔方案:提升訊號完整性與BGA佈局
重點摘要 透過封閉孔洞,防止迴焊期間焊錫流入導通孔,避免BGA焊錫虹吸。 採用Type VII焊盤內導通孔消除狗骨式走線,釋放更多佈線空間。 需要平坦焊盤時選擇非導電樹脂,需要傳熱時則選擇銅環氧樹脂。 需要進行表面研磨,將凹陷控制在25微米以內,以確保良好的錫膏印刷品質。 使用切片試片及飛針測試,驗證隱藏在孔內的填孔品質。 PCB導通孔通常是中空的鍍通孔,但當這種開放結構直接放在細間距BGA焊盤下方時,便會產生問題。迴焊期間,焊錫可能流入導通孔,使BGA焊點缺少焊錫。導通孔填孔會封閉孔洞,並在某些情況下於孔口上方電鍍,以形成平坦表面,從而解決這項問題。這能更有效地控制焊錫、增加佈線空間,並讓高密度電路板的佈局更簡潔。 本指南將說明: 填孔實際上會在鍍通孔內部產生什麼作用 以簡單方式說明IPC-4761的七種導通孔保護類型 比較非導電樹脂、銅環氧樹脂及電鍍銅填孔 焊盤內導通孔如何釋放細間距BGA下方的佈線空間 未填孔的導通孔為什麼會從BGA焊球吸走焊錫 平坦化、凹陷限制,以及會導致返工的空洞 了解PCB導通孔填孔及其在高密度互連中的作用 什麼是PCB導通孔填孔及其運作方式 PCB導通孔填孔會把中空的......
深入解析現代PCB製造流程
重點摘要 及早攔截缺陷:CAM DFM與AOI會在壓合封閉電路板之前,找出內層開路與短路。 DFM預防:自動化檢查會及早發現蝕刻液陷阱、銅箔碎片及間距不足。 可靠互連:化學去膠渣會清除孔壁上的樹脂殘膠,防止熱循環失效。 100%網路測試:飛針或針床系統會在包裝前測試每一條網路是否存在開路與短路。 符合IPC規範:最終品質檢查會依IPC-A-600 Class 2或Class 3驗證孔環及鍍層厚度。 在您很少看見的PCB製造步驟中,往往正是這些流程決定電路板能否在實際使用環境中長期存活。從上傳Gerber檔案到收到成品板之間,一個生產拼板會經過多道檢驗與品質檢查,其中任何一道都可能使生產暫停。 從某個檢查點漏掉的缺陷,可能一直隱藏到很久以後才被發現。內層開路、脆弱的導通孔孔壁或受損的防焊橋,或許能通過基本工作台測試,卻在實際產品經歷反覆熱循環後失效。本指南將PCB生產線視為一系列品質關卡,逐步說明每個關卡檢查什麼、能捕捉哪些缺陷、可能遺漏什麼,以及生產拼板未通過檢查後會如何處理。 基礎階段:準備PCB設計與內層 可以把工廠生產線視為一連串不可逆的關卡。每個拼板只會向前移動,不會退回上一道工序。壓合機......