激光製造的印刷電路板在快速樣板製作中的應用
1 分鐘
在快節奏的電子產品開發領域,快速樣板製作對於縮短設計週期和快速將產品推向市場至關重要。傳統的 PCB 製造方法耗時且耗力,成本高昂,尤其對於小批量生產或樣板設計。目前有許多方法可以在家中以專業的方式準備 PCB,其中一些方法需要化學工藝和光刻步驟。其他方法則不那麼便捷,需要更大的機器。然而,雷射技術的進步徹底改變了 PCB 原型製作,縮短了周轉時間並提高了精度。雷射可以控制執行 PCB 製造中的許多不同步驟。例如:
- 雷射雕刻:選擇性地去除銅以創建電路痕跡。
- 雷射切割:將 PCB 基板精確切割成所需的形狀和尺寸。
- 雷射鑽孔: 以極高的精度創建微孔和孔。
這些技術使工程師能夠快速創建高解析度電路圖案,使其成為快速樣板製作的理想選擇。本文將探討雷射製造的PCB如何用於快速樣板製作、其優勢以及在設計過程中實施它們的最佳實踐。我們將詳細討論所有步驟,如需了解更多關於PCB製造的信息,請參閱我們最近發表的文章“ JLCPCB工廠如何製造PCB”。
激光技術在PCB製造中的興起:
激光技術已成為 PCB 原型製作領域的變革者,與傳統方法相比具有多項優勢:
1. 精度和準確度:可實現低至幾微米的公差。
2. 速度:最快 25 分鐘即可建立功能性 PCB。
3.靈活性:雷射可以與多種材料一起使用,包括FR1,FR4和柔性材料。
4.非接觸式加工:這是一種非接觸式方法,可消除電路板上的機械應力。
PCB設計中的雷射工藝:
- PCB 中的雷射打標
- PCB 中的雷射切割
- PCB 中的雷射燒結
- PCB 上的雷射鑽孔
PCB 中的雷射打標:
雷射在PCB打標方面也非常快。它們可以在幾秒鐘內蝕刻程式碼,同時防止應用區域周圍的材料受到任何損壞或變形。雷射打標還能在積體電路製造上提供資訊。在這一應用中,精度、效率和精準度至關重要。
傳統上,識別標記是透過字母數字的方式進行的,但由於PCB表面可用空間有限,識別方式受到限制。因此,標記因其能夠提供精確的標記而被用於PCB打標。
PCB 中的激光切割:
切割是PCB生產的一個重要環節,因為電路板需要使用帶有孔徑的模板進行設計,以便連接和焊接元件。光纖雷射可以在幾秒鐘內完成大批量PCB模板的切割。雷射切割PCB的光束可以穿透電路板材料,留下必要的孔徑,從而確保不會損害周圍材料的完整性。
在批量生產的情況下,此過程必須重複進行。 CNC激光PCB採用非接觸式切割方法,可防止材料損壞並最大程度地減少浪費。切割寬度可達極窄的0.0001英吋。尺寸精度為0.0005英吋。
PCB中的雷射燒結:
燒結被認為是固定 PCB 組件的完美解決方案,這種方法可以克服焊接問題,並能夠在 PCB 製造過程中形成更持久、更牢固、更一致的黏合。
雷射燒結為開發無需焊料的尖端PCB提供了機會。高密度電路適合採用此技術,進而提高穩定性。燒結時,將雷射照射到含銀粉末上。雷射產生的熱量使粉末達到熔點,然後冷卻形成牢固的連接。
PCB 上的雷射鑽孔:
雷射鑽孔在印刷電路板上鑽孔,從而實現多層之間的連接。我們家中的電子設備由使用雷射鑽孔的HDI板組成。即使在處理小尺寸時,雷射鑽孔製程也能確保精度。
雷射鑽孔利用雷射能量進行鑽孔。這與使用機器鑽孔完全不同。在PCB上鑽孔是為了放置元件並實現各層之間的互連。雷射能夠在平板強化玻璃上鑽出2.5至3mil的通孔。在非強化電介質上,它可以鑽出約1mil的通孔。
雷射製作PCB原型設計流程:
用於快速成型的雷射製作 PCB 的過程通常涉及以下步驟:
步驟 1 - 設計:工程師使用 CAD 軟體建立 PCB 佈局。
步驟 2 - 雷射雕刻和蝕刻:光纖雷射(例如 xTool F1 Ultra)可精確燒蝕銅,從而形成電路跡線。
步驟 3 - 鑽孔:雷射以高精度為元件和通孔鑽孔。
步驟 4 - 阻焊層應用:可使用雷射選擇性地去除阻焊層材料、露出焊盤並形成專業的表面效果。
步驟 5 - 電路板切割:最後,雷射切割出電路板形狀,完成實體原型。
步驟 6 - 雷射燒結:在先進的 PCB 原型製作中,雷射燒結導電油墨或金屬粉末以形成導電跡線。
選擇正確的雷射光源:
根據您的分板需求,選擇合適的雷射光源至關重要。 CO2 和 UV 雷射各有優缺點。
紫外線雷射器和二氧化碳雷射:
包含紫外線的雷射採用「冷」切割技術。紫外線雷射器易於控制邊緣的熱燒焦。因此,如果減少燒焦比速度更重要,那麼紫外線雷射是更好的選擇。另一方面,如果循環時間非常重要,那麼二氧化碳雷射是更好的選擇。二氧化碳雷射PCB可以幫助進行全面切割,並且更常用於創建穿孔切口。利用穿孔技術有助於減少燒焦,並使面板和電路板從切割機上裝卸更加容易。
此外,隨著材料厚度的增加,燒焦量和循環時間也會增加。如果可以在切割位置使用V型槽來製造面板,雷射切割可以更快、更清潔。
激光操作期間需要考慮的因素:
激光鑽孔時需要考慮一些因素,主要考慮這兩個因素;
銅厚度:目標銅層的最低厚度應為待鑽孔頂層銅層的兩倍。雷射是製作PCB微孔最有效的方法。雷射鑽孔微孔在PCB製造中至關重要。
疊層結構的非均勻性:使用雷射鑽孔時,疊層結構的非均勻性至關重要。不同材料吸收能量的速率各不相同。例如,FR4 樹脂吸收能量的速率與玻璃纖維完全相同。 BT 環氧樹脂的蒸發速度比玻璃快得多,因此在孔內會留下玻璃纖維。
挑戰與考慮:
雖然激光製造的PCB具有許多優勢,但也存在一些挑戰需要考慮。高品質的雷射系統價格昂貴,但它們通常能夠節省時間和成本,從而獲得回報。操作員需要接受培訓才能有效使用雷射系統並優化雷射製造設計。某些特殊的PCB材料可能不適合雷射加工。
結論:
激光是PCB製造中重要的專業設備。這些設備用途廣泛,可用於鑽孔、切割、打標和燒結PCB。由於其精度高,該設備是PCB製造商的首選。雷射器也採用非接觸式方法,使其易於在PCB生產中使用。雷射雕刻PCB可用於PCB生產。在家中擁有雷射機可以確保您以專業的方式更快地進行原型製作。
持續學習
軟性 PCB 製造:流程、材料、設計規則與成本
許多硬式 PCB 製造的基本步驟,同樣適用於軟性 PCB 製造。不過,軟性 PCB 使用聚醯亞胺(PI)或 PET 薄膜,這些材料在加工過程中可能因濕度及溫度變化而膨脹或收縮,令圖層對位、覆蓋膜開口及彎折區設計變得更複雜。例如,若覆蓋膜開口沒有預留足夠的黏著劑流動空間,或導通孔落在彎折區,即使設計符合規則,仍可能出現製造缺陷或組裝失效。 圖:有膠型與無膠型軟性覆銅板 本指南將介紹軟性 PCB 製造流程及其運作方式,涵蓋 CAM 審查、材料準備、雷射成形及最終檢驗。你亦會了解靜態及動態軟板應用中的基材選擇、銅箔與覆蓋膜、IPC 標準、品質測試,以及軟性 PCB 製造的成本因素。 什麼是軟性 PCB 製造? 在柔性介電薄膜(通常為聚醯亞胺)上製作印刷電路,再覆蓋柔性保護絕緣膜的製程,稱為軟性 PCB 製造。其流程與硬式 PCB 製造相似,但薄膜處理、對位及外形加工方式有所不同。 軟性 PCB 的結構組成 軟性電路由銅導體、柔性介電薄膜、黏著劑及覆蓋膜組成。銅層數量決定其結構: 單面軟性電路:以聚醯亞胺作為基材,表面覆蓋單層銅箔,並使用最薄、最具柔韌性的覆蓋膜。 雙面軟性電路:基材薄膜兩面均有銅箔,並透......
深入工廠內部:PCB 製造流程全面解析
重點摘要 CAM 準備可預防錯誤:CAM 會按照工廠實際公差驗證設計,在生產前發現錯誤鑽孔檔案及電路板外形短路。 材料選擇控制熱性能:標準 FR-4 在接近 130°C 時會軟化,而高 Tg 材料在 170°C 左右仍能保持剛性,適合要求較高的熱環境。 內層先蝕刻:內層必須在層壓前完成蝕刻及檢查,因為壓合後便無法再接觸內部走線。 鍍層厚度確保可靠性:通孔需要進行樹脂清除及多步驟電鍍,才能維持 20 µm 銅厚並承受熱循環。 表面處理取決於元件:HASL 適合基本元件,但細間距 BGA 需要 ENIG 等平整表面,以避免焊錫橋接。 PCB 製造流程會將一個包含 Gerber 檔案的資料夾,轉化為內部埋有銅箔的硬質電路板。由上載檔案到出貨,設計會經過約 20 個化學及機械階段,而其中大部分都在你看不到的槽體內完成。任何一項輸入錯誤,都可能令整批電路板報廢。一個繪製得過於狹窄的環形環,鑽孔後會變成破裂的孔壁,因此通常要到電氣測試時才會發現。 本指南涵蓋完整製程:CAM 檢查、內層蝕刻、層壓、鑽孔、電鍍、阻焊及表面處理。你將了解每個階段如何影響銅箔,以及哪些設計選擇決定電路板能否順利完成製造。 圖 1:P......
了解 SMT PCB 電路板技術:現代電子產品的關鍵組成部分
表面貼裝技術(SMT)改變了現代電子產品的製造方式,令設計及組裝方法更有效率。許多現代電子產品都依賴 SMT 印刷電路板(PCB),讓電路設計可以更小巧、更高效,這正是現今科技所需。本文將介紹多種 SMT PCB、其用途,以及設計和組裝的最佳方法。 1. 甚麼是 SMT PCB? SMT PCB 是一種使用表面貼裝技術,將電子元件直接安裝在電路板表面的印刷電路板。傳統通孔技術需要讓元件引腳穿過電路板;SMT 則可實現更小巧、元件密度更高的設計。由於這種方式能提升電子裝置的效能並加入更多功能,SMT PCB 適用於眾多用途。 2. SMT 元件的類型 SMT 元件有不同種類,每種都有自身優點,適合不同用途: 電阻: 表面貼裝電阻體積小,廣泛應用於各種電路。它們限制電流流動,有助於維持電壓水平及訊號完整性。 電容: SMT 電容對濾波及儲存能量極為重要。由於體積細小,非常適合需要節省空間的高密度 PCB 設計。 電感: 電感以磁場形式儲存能量,用於電源控制。SMT 電感體積小、效能良好,適合高頻電路。 積體電路(IC): SMT IC 將多項功能整合在單一封裝中,對現代電子產品十分重要。其體積小及整合......
適配HDI高階製程普及趨勢:Gerber X2/X3、ODB++與IPC-2581
車用電子、AI伺服器、低軌衛星通訊需求持續放量,六層板、八層任意層互連HDI板已經是常規訂單,板廠產線全面導入智慧化CAM與自動化曝光設備。硬體工程師打樣階段最頭疼的並非佈線本身,而是製造檔案包反覆被板廠工程師退回:阻抗備註缺失、槽孔鑽帶漏標、層別順序對不上,一來一回,兩週打樣週期直接報廢一半。統計下來,打樣延期的理由裡,檔案格式與資訊完整性問題佔了相當比重。 PCB製造檔案三十年來經歷三次疊代:早期RS-274X標準Gerber只承載純圖形,ODB++把疊層、鑽孔、網表、元件資料打包成單一資料庫,IPC-2581則以中立XML格式打通設計到製造的全數據鏈。三套格式如今同時活躍在供應鏈裡,各自有擁護者,工程師若不了解底層差異,輸出階段就會吃暗虧。 一、三套格式的技術底層差異 Gerber本質是矢量光繪語言,RS-274X把座標、光圈(Aperture)、D碼指令寫進單一檔案,三十年相容性讓它成為板廠CAM的通用語言。Gerber X2在圖形基礎上增加屬性區塊(TF、TA、TO指令),把檔案功能、孔屬性、物件屬性寫進光繪檔,CAM軟體讀了就能自動分辨阻焊層、字符層與鑽孔圖。Gerber X3再進一步......
先進PCB導通孔填孔方案:提升訊號完整性與BGA佈局
重點摘要 透過封閉孔洞,防止迴焊期間焊錫流入導通孔,避免BGA焊錫虹吸。 採用Type VII焊盤內導通孔消除狗骨式走線,釋放更多佈線空間。 需要平坦焊盤時選擇非導電樹脂,需要傳熱時則選擇銅環氧樹脂。 需要進行表面研磨,將凹陷控制在25微米以內,以確保良好的錫膏印刷品質。 使用切片試片及飛針測試,驗證隱藏在孔內的填孔品質。 PCB導通孔通常是中空的鍍通孔,但當這種開放結構直接放在細間距BGA焊盤下方時,便會產生問題。迴焊期間,焊錫可能流入導通孔,使BGA焊點缺少焊錫。導通孔填孔會封閉孔洞,並在某些情況下於孔口上方電鍍,以形成平坦表面,從而解決這項問題。這能更有效地控制焊錫、增加佈線空間,並讓高密度電路板的佈局更簡潔。 本指南將說明: 填孔實際上會在鍍通孔內部產生什麼作用 以簡單方式說明IPC-4761的七種導通孔保護類型 比較非導電樹脂、銅環氧樹脂及電鍍銅填孔 焊盤內導通孔如何釋放細間距BGA下方的佈線空間 未填孔的導通孔為什麼會從BGA焊球吸走焊錫 平坦化、凹陷限制,以及會導致返工的空洞 了解PCB導通孔填孔及其在高密度互連中的作用 什麼是PCB導通孔填孔及其運作方式 PCB導通孔填孔會把中空的......
深入解析現代PCB製造流程
重點摘要 及早攔截缺陷:CAM DFM與AOI會在壓合封閉電路板之前,找出內層開路與短路。 DFM預防:自動化檢查會及早發現蝕刻液陷阱、銅箔碎片及間距不足。 可靠互連:化學去膠渣會清除孔壁上的樹脂殘膠,防止熱循環失效。 100%網路測試:飛針或針床系統會在包裝前測試每一條網路是否存在開路與短路。 符合IPC規範:最終品質檢查會依IPC-A-600 Class 2或Class 3驗證孔環及鍍層厚度。 在您很少看見的PCB製造步驟中,往往正是這些流程決定電路板能否在實際使用環境中長期存活。從上傳Gerber檔案到收到成品板之間,一個生產拼板會經過多道檢驗與品質檢查,其中任何一道都可能使生產暫停。 從某個檢查點漏掉的缺陷,可能一直隱藏到很久以後才被發現。內層開路、脆弱的導通孔孔壁或受損的防焊橋,或許能通過基本工作台測試,卻在實際產品經歷反覆熱循環後失效。本指南將PCB生產線視為一系列品質關卡,逐步說明每個關卡檢查什麼、能捕捉哪些缺陷、可能遺漏什麼,以及生產拼板未通過檢查後會如何處理。 基礎階段:準備PCB設計與內層 可以把工廠生產線視為一連串不可逆的關卡。每個拼板只會向前移動,不會退回上一道工序。壓合機......