PCB 基礎 3:了解 PCB 製造流程
1 分鐘
- 基材選擇:奠定基礎
- 層壓成像與蝕刻:賦予設計形貌
- 表面處理:保護與提升 PCB
- 先進製造技術:突破極限
- 品質管制與檢測方法
- 結語:
歡迎來到我們 PCB 基礎系列第三篇。本文將逐步拆解 PCB 製造的完整流程,帶你清晰而精準地認識每個環節。
與我們一同踏上這段知識之旅,了解 JLCPCB 如何憑藉先進製造能力與技術,以及對品質保證的無與倫比承諾,將你的 PCB 設計推向更高層次。
基材選擇:奠定基礎
PCB 製造中最關鍵的步驟之一是選擇合適的基材。基材是電路構建的基礎,必須滿足設計的電氣、熱學、機械與成本需求。選對基材會直接影響 PCB 的性能、可靠性與可製造性。
FR-4 是業界最常用的基材,因其優異的電氣絕緣特性與高性價比而廣受青睞。它由玻璃纖維布浸漬環氧樹脂製成,提供堅固且剛性的基板,同時具備良好的熱穩定性與尺寸穩定性,適用於各種應用。
聚醯亞胺(PI)與液晶高分子(LCP)等軟性材料,則適合需要彎曲或撓曲的應用,具備出色的耐熱與耐化學性,常見於航太、汽車與穿戴電子。
Rogers 等高頻專用基材,專為訊號完整性至關重要的高頻應用設計,具有低介電損耗,能在高頻下維持穩定性能。
只要綜合考量設計的電氣、熱學、機械與成本需求,就能選出最合適的基材,確保最佳性能與可靠性。
點擊此處查看 JLCPCB 提供的基材種類。
層壓成像與蝕刻:賦予設計形貌
選定基材後,下一步是層壓成像與蝕刻。層壓成像將 PCB 設計轉移到基材表面:先塗佈一層感光材料(光阻),再透過光罩以紫外線曝光,光阻發生化學反應形成圖案。
成像完成後,利用蝕刻去除多餘銅箔。將基材浸入蝕刻液(如氯化鐵或過硫酸銨),溶解暴露的銅,留下所需電路圖案。
為確保精準蝕刻,需嚴格控制時間、溫度與藥液擾動。過度蝕刻會使線路變細或脆弱,蝕刻不足則殘銅可能造成短路或訊號完整性問題。
表面處理:保護與提升 PCB
表面處理在保護 PCB 並提升組裝效率方面至關重要。首先是防焊層(綠漆),覆蓋銅線路以防氧化、焊錫橋接與環境損傷,同時提供線路間絕緣。
表面處理技術則用於提高焊錫性,常見選項有 HASL(熱風整平)、ENIG(化鎳浸金)與 OSP(有機保焊)。
HASL 將 PCB 浸入熔融焊錫,再以熱風吹平,形成均勻焊錫層,成本低且普及。
ENIG 先鍍鎳再浸金,提供優異焊錫性與抗腐蝕能力,金層確保可靠焊接與電氣接觸。
OSP 則在銅面塗佈有機保護膜,環保且成本低,但需額外步驟確保焊錫性。
文字印刷(Legend)透過網版或噴墨在 PCB 上標示零件位號與識別符號,方便組裝與維修。
選對表面處理技術,可在組裝與運作過程中保護 PCB 免受環境與機械應力影響,同時提升功能與可靠性。
先進製造技術:突破極限
除了基本流程,先進技術更推動產業革新,使複雜高效能 PCB 得以實現。
多層板製程用於超過雙層的設計,將多層基材與銅箔壓合,每層先形成線路後鑽孔導通。疊構與層序經精密設計,確保訊號完整性、電源分配與熱管理。多層板提高電路密度、縮小尺寸並提升電氣性能,適用於高速通訊、主機板與複雜電子設備。
表面貼裝技術(SMT)則將元件直接貼附於板面,取代需插腳的穿孔元件。SMT 元件更小、更輕、更高效,提高電路密度與訊號完整性,並由自動化設備高速精準貼裝,已成現代電子主流。
這些先進技術需專用設備、熟練操作與縝密設計考量,借助多層板與 SMT,即可實現小巧且高效能的 PCB 設計,滿足現代電子嚴苛需求。
品質管制與檢測方法
品質管制是 PCB 製造的核心,透過層層檢測確保最終產品達到最高性能與可靠性。
目視檢查由受訓人員先檢視 PCB 外觀缺陷,如元件偏移、焊點、綠漆覆蓋及任何外觀異常。
自動光學檢測(AOI)利用高解析度攝影機與演算法,比對影像與設計參數,可快速精準發現缺件、偏移、焊點缺陷與極性錯誤。
X-ray 檢測則用於檢視內部結構,如導通孔、BGA 焊點與內層,提供非破壞性測試,特別適合高密度設計。
線上測試(ICT)透過測試探針接觸 PCB 測試點,施加電壓電流,找出不良元件、開路或短路等電氣問題。
功能測試為最終關卡,在實際工作條件下驗證 PCB 功能與性能,確保其正常運作。
透過嚴謹的品質管制與檢測,JLCPCB 等製造商可交付高品質、高可靠度的 PCB,符合客戶與業界標準。
結語:
PCB 製造流程涵蓋基材選擇、層壓成像、蝕刻、表面處理到品質管制等環節,每一步都對打造高品質 PCB 至關重要。
JLCPCB 憑藉先進製造能力與品質保證,是您實現 PCB 設計的可靠夥伴。
與我們合作,釋放電子設計的全部潛能。有了 JLCPCB 作為堅強後盾,您將能自信地將創新理念化為現實,在電子世界中留下深遠影響!
持續學習
軟性 PCB 製造:流程、材料、設計規則與成本
許多硬式 PCB 製造的基本步驟,同樣適用於軟性 PCB 製造。不過,軟性 PCB 使用聚醯亞胺(PI)或 PET 薄膜,這些材料在加工過程中可能因濕度及溫度變化而膨脹或收縮,令圖層對位、覆蓋膜開口及彎折區設計變得更複雜。例如,若覆蓋膜開口沒有預留足夠的黏著劑流動空間,或導通孔落在彎折區,即使設計符合規則,仍可能出現製造缺陷或組裝失效。 圖:有膠型與無膠型軟性覆銅板 本指南將介紹軟性 PCB 製造流程及其運作方式,涵蓋 CAM 審查、材料準備、雷射成形及最終檢驗。你亦會了解靜態及動態軟板應用中的基材選擇、銅箔與覆蓋膜、IPC 標準、品質測試,以及軟性 PCB 製造的成本因素。 什麼是軟性 PCB 製造? 在柔性介電薄膜(通常為聚醯亞胺)上製作印刷電路,再覆蓋柔性保護絕緣膜的製程,稱為軟性 PCB 製造。其流程與硬式 PCB 製造相似,但薄膜處理、對位及外形加工方式有所不同。 軟性 PCB 的結構組成 軟性電路由銅導體、柔性介電薄膜、黏著劑及覆蓋膜組成。銅層數量決定其結構: 單面軟性電路:以聚醯亞胺作為基材,表面覆蓋單層銅箔,並使用最薄、最具柔韌性的覆蓋膜。 雙面軟性電路:基材薄膜兩面均有銅箔,並透......
深入工廠內部:PCB 製造流程全面解析
重點摘要 CAM 準備可預防錯誤:CAM 會按照工廠實際公差驗證設計,在生產前發現錯誤鑽孔檔案及電路板外形短路。 材料選擇控制熱性能:標準 FR-4 在接近 130°C 時會軟化,而高 Tg 材料在 170°C 左右仍能保持剛性,適合要求較高的熱環境。 內層先蝕刻:內層必須在層壓前完成蝕刻及檢查,因為壓合後便無法再接觸內部走線。 鍍層厚度確保可靠性:通孔需要進行樹脂清除及多步驟電鍍,才能維持 20 µm 銅厚並承受熱循環。 表面處理取決於元件:HASL 適合基本元件,但細間距 BGA 需要 ENIG 等平整表面,以避免焊錫橋接。 PCB 製造流程會將一個包含 Gerber 檔案的資料夾,轉化為內部埋有銅箔的硬質電路板。由上載檔案到出貨,設計會經過約 20 個化學及機械階段,而其中大部分都在你看不到的槽體內完成。任何一項輸入錯誤,都可能令整批電路板報廢。一個繪製得過於狹窄的環形環,鑽孔後會變成破裂的孔壁,因此通常要到電氣測試時才會發現。 本指南涵蓋完整製程:CAM 檢查、內層蝕刻、層壓、鑽孔、電鍍、阻焊及表面處理。你將了解每個階段如何影響銅箔,以及哪些設計選擇決定電路板能否順利完成製造。 圖 1:P......
了解 SMT PCB 電路板技術:現代電子產品的關鍵組成部分
表面貼裝技術(SMT)改變了現代電子產品的製造方式,令設計及組裝方法更有效率。許多現代電子產品都依賴 SMT 印刷電路板(PCB),讓電路設計可以更小巧、更高效,這正是現今科技所需。本文將介紹多種 SMT PCB、其用途,以及設計和組裝的最佳方法。 1. 甚麼是 SMT PCB? SMT PCB 是一種使用表面貼裝技術,將電子元件直接安裝在電路板表面的印刷電路板。傳統通孔技術需要讓元件引腳穿過電路板;SMT 則可實現更小巧、元件密度更高的設計。由於這種方式能提升電子裝置的效能並加入更多功能,SMT PCB 適用於眾多用途。 2. SMT 元件的類型 SMT 元件有不同種類,每種都有自身優點,適合不同用途: 電阻: 表面貼裝電阻體積小,廣泛應用於各種電路。它們限制電流流動,有助於維持電壓水平及訊號完整性。 電容: SMT 電容對濾波及儲存能量極為重要。由於體積細小,非常適合需要節省空間的高密度 PCB 設計。 電感: 電感以磁場形式儲存能量,用於電源控制。SMT 電感體積小、效能良好,適合高頻電路。 積體電路(IC): SMT IC 將多項功能整合在單一封裝中,對現代電子產品十分重要。其體積小及整合......
適配HDI高階製程普及趨勢:Gerber X2/X3、ODB++與IPC-2581
車用電子、AI伺服器、低軌衛星通訊需求持續放量,六層板、八層任意層互連HDI板已經是常規訂單,板廠產線全面導入智慧化CAM與自動化曝光設備。硬體工程師打樣階段最頭疼的並非佈線本身,而是製造檔案包反覆被板廠工程師退回:阻抗備註缺失、槽孔鑽帶漏標、層別順序對不上,一來一回,兩週打樣週期直接報廢一半。統計下來,打樣延期的理由裡,檔案格式與資訊完整性問題佔了相當比重。 PCB製造檔案三十年來經歷三次疊代:早期RS-274X標準Gerber只承載純圖形,ODB++把疊層、鑽孔、網表、元件資料打包成單一資料庫,IPC-2581則以中立XML格式打通設計到製造的全數據鏈。三套格式如今同時活躍在供應鏈裡,各自有擁護者,工程師若不了解底層差異,輸出階段就會吃暗虧。 一、三套格式的技術底層差異 Gerber本質是矢量光繪語言,RS-274X把座標、光圈(Aperture)、D碼指令寫進單一檔案,三十年相容性讓它成為板廠CAM的通用語言。Gerber X2在圖形基礎上增加屬性區塊(TF、TA、TO指令),把檔案功能、孔屬性、物件屬性寫進光繪檔,CAM軟體讀了就能自動分辨阻焊層、字符層與鑽孔圖。Gerber X3再進一步......
先進PCB導通孔填孔方案:提升訊號完整性與BGA佈局
重點摘要 透過封閉孔洞,防止迴焊期間焊錫流入導通孔,避免BGA焊錫虹吸。 採用Type VII焊盤內導通孔消除狗骨式走線,釋放更多佈線空間。 需要平坦焊盤時選擇非導電樹脂,需要傳熱時則選擇銅環氧樹脂。 需要進行表面研磨,將凹陷控制在25微米以內,以確保良好的錫膏印刷品質。 使用切片試片及飛針測試,驗證隱藏在孔內的填孔品質。 PCB導通孔通常是中空的鍍通孔,但當這種開放結構直接放在細間距BGA焊盤下方時,便會產生問題。迴焊期間,焊錫可能流入導通孔,使BGA焊點缺少焊錫。導通孔填孔會封閉孔洞,並在某些情況下於孔口上方電鍍,以形成平坦表面,從而解決這項問題。這能更有效地控制焊錫、增加佈線空間,並讓高密度電路板的佈局更簡潔。 本指南將說明: 填孔實際上會在鍍通孔內部產生什麼作用 以簡單方式說明IPC-4761的七種導通孔保護類型 比較非導電樹脂、銅環氧樹脂及電鍍銅填孔 焊盤內導通孔如何釋放細間距BGA下方的佈線空間 未填孔的導通孔為什麼會從BGA焊球吸走焊錫 平坦化、凹陷限制,以及會導致返工的空洞 了解PCB導通孔填孔及其在高密度互連中的作用 什麼是PCB導通孔填孔及其運作方式 PCB導通孔填孔會把中空的......
深入解析現代PCB製造流程
重點摘要 及早攔截缺陷:CAM DFM與AOI會在壓合封閉電路板之前,找出內層開路與短路。 DFM預防:自動化檢查會及早發現蝕刻液陷阱、銅箔碎片及間距不足。 可靠互連:化學去膠渣會清除孔壁上的樹脂殘膠,防止熱循環失效。 100%網路測試:飛針或針床系統會在包裝前測試每一條網路是否存在開路與短路。 符合IPC規範:最終品質檢查會依IPC-A-600 Class 2或Class 3驗證孔環及鍍層厚度。 在您很少看見的PCB製造步驟中,往往正是這些流程決定電路板能否在實際使用環境中長期存活。從上傳Gerber檔案到收到成品板之間,一個生產拼板會經過多道檢驗與品質檢查,其中任何一道都可能使生產暫停。 從某個檢查點漏掉的缺陷,可能一直隱藏到很久以後才被發現。內層開路、脆弱的導通孔孔壁或受損的防焊橋,或許能通過基本工作台測試,卻在實際產品經歷反覆熱循環後失效。本指南將PCB生產線視為一系列品質關卡,逐步說明每個關卡檢查什麼、能捕捉哪些缺陷、可能遺漏什麼,以及生產拼板未通過檢查後會如何處理。 基礎階段:準備PCB設計與內層 可以把工廠生產線視為一連串不可逆的關卡。每個拼板只會向前移動,不會退回上一道工序。壓合機......