比較 PCB 蝕刻技術
1 分鐘
蝕刻是將電路板上的銅移除,以開闢導電路徑讓電流通過的過程。PCB 蝕刻是 PCB 製造流程中最關鍵的環節之一。製造商必須先準備設計、轉印、施加蝕刻溶液、清洗,再進行表面處理,才能為電子設備完成 PCB 蝕刻。雖然聽起來簡單,但 PCB 蝕刻其實相當複雜,精度至關重要。若缺乏對 PCB 蝕刻及其標準的充分了解,製造商在過程中可能會因各種方法而陷入困境。本文將涵蓋 PCB 蝕刻的各個面向,包括流程步驟、實際案例與蝕刻類型。
什麼是 PCB 蝕刻?
PCB 蝕刻指的是將板面上不需要的銅去除的作業。只有透過 PCB 蝕刻移除多餘的銅線,製造商才能建立所需的電路圖形。它是 PCB 製作完成後最關鍵的步驟之一。
在開始 PCB 蝕刻之前,會先進行名為「微影」的製程,將預定的板子藍圖轉印上去。利用這份布局,標記並移除不需要的銅。這只是冰山一角,還有化學蝕刻、雷射蝕刻等多種技術。 參觀 JLCPCB 工廠如何製造 PCB。
如何蝕刻 PCB ─ 逐步指南:
鑑於其重要性,PCB 蝕刻需經過一系列嚴謹的步驟。透過濕式蝕刻法蝕刻 PCB 時,需依下列步驟進行:
設計 PCB:
使用 EAGLE、KiCad 或 EasyEDA 等軟體建立布局。將設計反向列印在投影片上以便轉印。確認 PCB 焊墊尺寸與方向符合元件的設計規範。
轉印設計:
徹底清潔 PCB,去除灰塵、油污或其他汙染物。將設計對準銅板,施加足夠的熱與壓力,使墨牢固附著於銅面。加熱完成後冷卻,再撕下轉印紙,此時僅留設計圖形黏在銅面上。
選擇蝕刻溶液:
市面上可輕易購得氯化鐵、過硫酸銨或醋+雙氧水等蝕刻劑。依 PCB 數量與取得便利性任選一種。
監控蝕刻過程:
將板子浸入溶液並攪拌,同時留意蝕刻狀況。完成時間取決於蝕刻劑種類、PCB 厚度與溶液溫度。
沖洗與清潔 PCB:
蝕刻完成後,立即用清水徹底沖洗,去除殘留蝕刻液。可用軟刷輕刷表面,清除剩餘銅屑,再以乾淨布擦乾。
進行檢查:
檢查 PCB 確認電路圖形無誤,且無任何缺陷或問題。
表面處理
為防止銅線氧化,會在表面鍍上一層薄錫。另施加防焊層,避免焊錫橋接相鄰線路,同時提供絕緣與額外保護。最後進行絲印,標示序號、品牌與其他識別資訊。雖非強制,卻能提升耐用性與功能性。
PCB 蝕刻最佳實務
- 表面預處理:徹底清潔 PCB 表面,去除汙染物,以獲得最佳蝕刻效果。
- 優質材料:採用高品質銅箔基板,提升精度與耐用度。
- 安全措施:人員須配戴手套與護目鏡等防護裝備,安全處理化學品。
- 避免過蝕:一旦不需要的銅被去除,立即將板子移出溶液,防止過蝕。
- 中和後丟棄:用後的蝕刻液須以小蘇打等中和劑處理,確保安全排放。
PCB 蝕刻技術類型:
蝕刻方法眾多,選擇正確方式對應用至關重要。切記 PCB 蝕刻並非憑空猜測。以下為各種 PCB 蝕刻技術的詳細介紹:
濕式蝕刻流程:
濕式蝕刻利用溶液透過化學反應溶解不需要的銅,分為酸性與鹼性兩大化學體系。
酸性蝕刻:
酸性 PCB 蝕刻常用氯化鐵(FeCl3)與氯化銅(CuCl2)。此法多用於剛性 PCB 內層蝕刻。兩者之中,氯化銅因能精細蝕刻小特徵、蝕刻速率穩定且可連續再生,最為常見;搭配氯化鈉(NaCl)可達最高蝕刻速率。
相較於鹼性蝕刻,酸性蝕刻更精準且成本更低。因酸不與光阻反應,不會破壞所需線路,故適用於內層,且側蝕最小。然而酸性蝕刻耗時較長,大量生產時效率較低。
鹼性蝕刻:
鹼性蝕刻透過化學方式去除多餘銅層,適用於外層電路圖形。其蝕刻液為含氨的氯化銅溶液,屬強氧化劑,可與金屬銅反應並溶解。鹼性蝕刻速度快且成本低,但需嚴格控制,否則溶劑停留過久會損傷板材。
為達快速、高效且精準,鹼性蝕刻通常於輸送式高壓噴淋艙中進行。當多餘銅被完全蝕刻的瞬間稱為「突破點」,後續步驟即可接續進行。
乾式蝕刻:
乾式 PCB 蝕刻利用氣體或電漿作為蝕刻劑,去除不需要的基材。電漿激發基板原子與表面原子間的化學反應,使多餘銅溶解。相較濕式蝕刻,乾式蝕刻不使用化學藥液,大幅減少有害廢液與水汙染風險。
雷射蝕刻:
雷射蝕刻採用精密電腦控制的高功率雷射,在 PCB 基材上刻出線路。不需要的銅跡會完全汽化或剝落。相較濕式技術,雷射蝕刻大幅簡化步驟,降低生產成本與時間,且無需油墨、酸液或有毒化學品。然而大面積板子不易蝕刻均勻,且設備昂貴。
電漿蝕刻:
此技術旨在減少製程中的液體廢棄物,並達到濕式化學難以實現的選擇比。電漿蝕刻利用化學活性自由基進行選擇性反應,並以高速電漿流衝擊被蝕材料。相較濕式,電漿蝕刻潔淨且能在極小尺度進行精準控制,同時減少汙染導通孔與溶劑吸收。
然而電漿蝕刻成本極高,除非經常大量生產,否則相較濕式蝕刻將更昂貴。
濕式蝕刻與乾式蝕刻的差異
隨著 PCB 蝕刻日益複雜,製造商持續嘗試更多方法簡化流程,以提升效率與精度。以下比較兩種主要方法:
1. 定義:
- 濕式蝕刻:將 PCB 浸入氯化鐵等化學溶液,溶解不需要的銅。
- 乾式蝕刻:在真空腔體內使用氣體或電漿選擇性去除銅,無需化學藥液。
2. 程序:
- 濕式蝕刻:依靠化學反應去除暴露銅,適合單面板。
- 乾式蝕刻:利用反應氣體,具方向性精度,適合複雜圖形。
3. 成本:
- 濕式蝕刻:成本較低,但需處理危險化學品。
- 乾式蝕刻:更潔淨安全,但設備專門且昂貴。
4. 精度:
- 濕式蝕刻:各向同性溶解,精度有限。
- 乾式蝕刻:單方向去除,精度高,適合先進設計。
兩種方法可依設計與預算需求靈活運用,提供 PCB 生產多樣選擇。
結論:
PCB 蝕刻是製造的基石,能在電子裝置上創建精確的電路圖形。從初始設計到最終表面處理,每一步都需一絲不苟並遵循最佳實務,以確保品質。整體流程涵蓋設計、基板製作、層壓印刷、除銅、鑽孔、電鍍等,而蝕刻正是讓一切成真的關鍵。
現在你已了解漫長的 PCB 蝕刻流程以及如何達到完美蝕刻。透過濕式、乾式、雷射、電漿等多元技術,製造商可根據預算與設計複雜度選擇最適方案。不論採用化學、電漿或雷射蝕刻,都能確保電子產品正常運作。
持續學習
軟性 PCB 製造:流程、材料、設計規則與成本
許多硬式 PCB 製造的基本步驟,同樣適用於軟性 PCB 製造。不過,軟性 PCB 使用聚醯亞胺(PI)或 PET 薄膜,這些材料在加工過程中可能因濕度及溫度變化而膨脹或收縮,令圖層對位、覆蓋膜開口及彎折區設計變得更複雜。例如,若覆蓋膜開口沒有預留足夠的黏著劑流動空間,或導通孔落在彎折區,即使設計符合規則,仍可能出現製造缺陷或組裝失效。 圖:有膠型與無膠型軟性覆銅板 本指南將介紹軟性 PCB 製造流程及其運作方式,涵蓋 CAM 審查、材料準備、雷射成形及最終檢驗。你亦會了解靜態及動態軟板應用中的基材選擇、銅箔與覆蓋膜、IPC 標準、品質測試,以及軟性 PCB 製造的成本因素。 什麼是軟性 PCB 製造? 在柔性介電薄膜(通常為聚醯亞胺)上製作印刷電路,再覆蓋柔性保護絕緣膜的製程,稱為軟性 PCB 製造。其流程與硬式 PCB 製造相似,但薄膜處理、對位及外形加工方式有所不同。 軟性 PCB 的結構組成 軟性電路由銅導體、柔性介電薄膜、黏著劑及覆蓋膜組成。銅層數量決定其結構: 單面軟性電路:以聚醯亞胺作為基材,表面覆蓋單層銅箔,並使用最薄、最具柔韌性的覆蓋膜。 雙面軟性電路:基材薄膜兩面均有銅箔,並透......
深入工廠內部:PCB 製造流程全面解析
重點摘要 CAM 準備可預防錯誤:CAM 會按照工廠實際公差驗證設計,在生產前發現錯誤鑽孔檔案及電路板外形短路。 材料選擇控制熱性能:標準 FR-4 在接近 130°C 時會軟化,而高 Tg 材料在 170°C 左右仍能保持剛性,適合要求較高的熱環境。 內層先蝕刻:內層必須在層壓前完成蝕刻及檢查,因為壓合後便無法再接觸內部走線。 鍍層厚度確保可靠性:通孔需要進行樹脂清除及多步驟電鍍,才能維持 20 µm 銅厚並承受熱循環。 表面處理取決於元件:HASL 適合基本元件,但細間距 BGA 需要 ENIG 等平整表面,以避免焊錫橋接。 PCB 製造流程會將一個包含 Gerber 檔案的資料夾,轉化為內部埋有銅箔的硬質電路板。由上載檔案到出貨,設計會經過約 20 個化學及機械階段,而其中大部分都在你看不到的槽體內完成。任何一項輸入錯誤,都可能令整批電路板報廢。一個繪製得過於狹窄的環形環,鑽孔後會變成破裂的孔壁,因此通常要到電氣測試時才會發現。 本指南涵蓋完整製程:CAM 檢查、內層蝕刻、層壓、鑽孔、電鍍、阻焊及表面處理。你將了解每個階段如何影響銅箔,以及哪些設計選擇決定電路板能否順利完成製造。 圖 1:P......
了解 SMT PCB 電路板技術:現代電子產品的關鍵組成部分
表面貼裝技術(SMT)改變了現代電子產品的製造方式,令設計及組裝方法更有效率。許多現代電子產品都依賴 SMT 印刷電路板(PCB),讓電路設計可以更小巧、更高效,這正是現今科技所需。本文將介紹多種 SMT PCB、其用途,以及設計和組裝的最佳方法。 1. 甚麼是 SMT PCB? SMT PCB 是一種使用表面貼裝技術,將電子元件直接安裝在電路板表面的印刷電路板。傳統通孔技術需要讓元件引腳穿過電路板;SMT 則可實現更小巧、元件密度更高的設計。由於這種方式能提升電子裝置的效能並加入更多功能,SMT PCB 適用於眾多用途。 2. SMT 元件的類型 SMT 元件有不同種類,每種都有自身優點,適合不同用途: 電阻: 表面貼裝電阻體積小,廣泛應用於各種電路。它們限制電流流動,有助於維持電壓水平及訊號完整性。 電容: SMT 電容對濾波及儲存能量極為重要。由於體積細小,非常適合需要節省空間的高密度 PCB 設計。 電感: 電感以磁場形式儲存能量,用於電源控制。SMT 電感體積小、效能良好,適合高頻電路。 積體電路(IC): SMT IC 將多項功能整合在單一封裝中,對現代電子產品十分重要。其體積小及整合......
適配HDI高階製程普及趨勢:Gerber X2/X3、ODB++與IPC-2581
車用電子、AI伺服器、低軌衛星通訊需求持續放量,六層板、八層任意層互連HDI板已經是常規訂單,板廠產線全面導入智慧化CAM與自動化曝光設備。硬體工程師打樣階段最頭疼的並非佈線本身,而是製造檔案包反覆被板廠工程師退回:阻抗備註缺失、槽孔鑽帶漏標、層別順序對不上,一來一回,兩週打樣週期直接報廢一半。統計下來,打樣延期的理由裡,檔案格式與資訊完整性問題佔了相當比重。 PCB製造檔案三十年來經歷三次疊代:早期RS-274X標準Gerber只承載純圖形,ODB++把疊層、鑽孔、網表、元件資料打包成單一資料庫,IPC-2581則以中立XML格式打通設計到製造的全數據鏈。三套格式如今同時活躍在供應鏈裡,各自有擁護者,工程師若不了解底層差異,輸出階段就會吃暗虧。 一、三套格式的技術底層差異 Gerber本質是矢量光繪語言,RS-274X把座標、光圈(Aperture)、D碼指令寫進單一檔案,三十年相容性讓它成為板廠CAM的通用語言。Gerber X2在圖形基礎上增加屬性區塊(TF、TA、TO指令),把檔案功能、孔屬性、物件屬性寫進光繪檔,CAM軟體讀了就能自動分辨阻焊層、字符層與鑽孔圖。Gerber X3再進一步......
先進PCB導通孔填孔方案:提升訊號完整性與BGA佈局
重點摘要 透過封閉孔洞,防止迴焊期間焊錫流入導通孔,避免BGA焊錫虹吸。 採用Type VII焊盤內導通孔消除狗骨式走線,釋放更多佈線空間。 需要平坦焊盤時選擇非導電樹脂,需要傳熱時則選擇銅環氧樹脂。 需要進行表面研磨,將凹陷控制在25微米以內,以確保良好的錫膏印刷品質。 使用切片試片及飛針測試,驗證隱藏在孔內的填孔品質。 PCB導通孔通常是中空的鍍通孔,但當這種開放結構直接放在細間距BGA焊盤下方時,便會產生問題。迴焊期間,焊錫可能流入導通孔,使BGA焊點缺少焊錫。導通孔填孔會封閉孔洞,並在某些情況下於孔口上方電鍍,以形成平坦表面,從而解決這項問題。這能更有效地控制焊錫、增加佈線空間,並讓高密度電路板的佈局更簡潔。 本指南將說明: 填孔實際上會在鍍通孔內部產生什麼作用 以簡單方式說明IPC-4761的七種導通孔保護類型 比較非導電樹脂、銅環氧樹脂及電鍍銅填孔 焊盤內導通孔如何釋放細間距BGA下方的佈線空間 未填孔的導通孔為什麼會從BGA焊球吸走焊錫 平坦化、凹陷限制,以及會導致返工的空洞 了解PCB導通孔填孔及其在高密度互連中的作用 什麼是PCB導通孔填孔及其運作方式 PCB導通孔填孔會把中空的......
深入解析現代PCB製造流程
重點摘要 及早攔截缺陷:CAM DFM與AOI會在壓合封閉電路板之前,找出內層開路與短路。 DFM預防:自動化檢查會及早發現蝕刻液陷阱、銅箔碎片及間距不足。 可靠互連:化學去膠渣會清除孔壁上的樹脂殘膠,防止熱循環失效。 100%網路測試:飛針或針床系統會在包裝前測試每一條網路是否存在開路與短路。 符合IPC規範:最終品質檢查會依IPC-A-600 Class 2或Class 3驗證孔環及鍍層厚度。 在您很少看見的PCB製造步驟中,往往正是這些流程決定電路板能否在實際使用環境中長期存活。從上傳Gerber檔案到收到成品板之間,一個生產拼板會經過多道檢驗與品質檢查,其中任何一道都可能使生產暫停。 從某個檢查點漏掉的缺陷,可能一直隱藏到很久以後才被發現。內層開路、脆弱的導通孔孔壁或受損的防焊橋,或許能通過基本工作台測試,卻在實際產品經歷反覆熱循環後失效。本指南將PCB生產線視為一系列品質關卡,逐步說明每個關卡檢查什麼、能捕捉哪些缺陷、可能遺漏什麼,以及生產拼板未通過檢查後會如何處理。 基礎階段:準備PCB設計與內層 可以把工廠生產線視為一連串不可逆的關卡。每個拼板只會向前移動,不會退回上一道工序。壓合機......