微帶線與帶狀線:佈局差異與使用時機
1 分鐘
RF(射頻)PCB 設計是工程與藝術的交會點。在 RF 設計師的工具箱中,微帶線與帶狀線傳輸線是無名英雄,它們確保訊號在 PCB 上無縫傳輸,不受干擾、損耗或阻抗不匹配影響。但這兩種傳輸線究竟是什麼?又該如何選擇?讓我們深入探討,若想進一步了解 PCB,請參閱我們詳細的 PCB 製造部落格。
什麼是微帶線與帶狀線傳輸線?
微帶線傳輸線:
微帶線是位於 PCB 表面的導電走線,下方有接地層,中間夾著介電材料(PCB 基板)。走線頂部暴露在空氣中,其電磁場行為如下:
- 場域部分在基板中傳播,部分在空氣中傳播。
- 這形成混合介電介質,賦予微帶線獨特特性。
帶狀線傳輸線:
相較之下,帶狀線是埋藏在 PCB 內兩個接地層之間的導體,完全被介電材料包圍。其電磁場行為如下:
- 場域完全侷限在介電材料內。
- 這種遮蔽使其對外部雜訊更具免疫力。
為何這些傳輸線在 RF 設計中如此重要?
在 RF 設計中,每一毫米都至關重要。微帶線與帶狀線等傳輸線可確保:
1. 訊號完整性:防止長走線上的訊號失真。
2. 阻抗匹配:維持一致阻抗(如 50 Ω 或 75 Ω)以達到最大功率傳輸。
3. 雜訊抑制: 控制輻射與對外部 EMI 的敏感度。
4. 功率效率:將損耗降至最低以保持訊號強度。
何時使用微帶線 vs. 帶狀線
選擇這兩者就像選擇運動鞋或皮鞋——取決於場合。
微帶線:
- 高速數位訊號:設計簡單,適合成本與效率導向的高速應用。
- 較低頻率(最高約 10 GHz):當損耗與雜訊非關鍵時表現良好。
- 成本敏感設計:表面走線簡化製程,適合預算有限的專案。
帶狀線:
- 高頻 RF 應用(10 GHz 以上):更佳遮蔽可減少輻射與干擾。
- 雜訊敏感電路:用於電磁相容性(EMC)要求嚴格的環境。
- 高密度 PCB 佈局:適合需要阻抗控制與最小串擾的複雜多層設計。
應用範例
範例 1:Wi-Fi 天線的微帶線
微帶貼片天線常用於 Wi-Fi 路由器,因其成本低廉、輕巧,且適用於 2.4 GHz 頻段。暴露的表面有助於高效輻射。
範例 2:雷達系統中的帶狀線
77 GHz 雷達系統需要高精度與雜訊免疫力,帶狀線的遮蔽特性在此類高頻、雜訊敏感環境中不可或缺。
計算走線長度與阻抗
微帶線與帶狀線的阻抗取決於其尺寸與 PCB 材料特性。設計時請使用以下公式:
微帶線阻抗(Z₀)
其中:
- ϵ:基板的介電常數
- h:介質高度
- w:走線寬度
- t:走線厚度
帶狀線阻抗(Z₀):
其中:
- h:兩接地層間距
- w:走線寬度
微調微帶線與帶狀線的技巧
若要為應用量身打造這些傳輸線:
1. 調整走線寬度:較寬走線降低阻抗;較窄走線提高阻抗。
2. 使用模擬工具: HFSS、ADS 或具 RF 模組的 KiCad 等軟體可協助微調設計。
3. 控制介電材料: 選用低損耗正切的基板,以提升高頻效能。
4. 微調層間高度:在多層 PCB 中,精確控制層間厚度。
使用微帶線與帶狀線的 RF PCB 設計要點
1. 最佳走線實踐
- 最小化彎折:使用平滑曲線或 45° 彎角以避免訊號反射。
- 越短越好:特別在高頻時,走線盡量保持最短。
2. 接地層考量
- 微帶線下方需有連續無斷的接地層。
- 帶狀線則需保持兩接地層對稱,避免訊號偏移。
3. 避免串擾
- 相鄰走線保持足夠間距。
- 必要時使用保護走線或額外接地層。
4. 測試、再測試、反覆測試
- 使用向量網路分析儀(VNA)在製造後驗證阻抗與訊號完整性。
如何防止 RF、IF 與低頻電路間的干擾?
通常,系統中的 RF 電路會作為獨立單板進行佈局與走線,並置於專用屏蔽腔體內。RF 電路多為單層或雙層板,電路相對簡單,可減少分布參數影響並提升系統一致性。相較於一般 FR4 材料,RF PCB 傾向採用高 Q 值材料,其介電常數較低、傳輸線分布電容更小、阻抗更高、訊號傳輸延遲更短。
在混合電路設計中,RF 與數位電路可能位於同一 PCB,但通常會劃分為 RF 與數位區域,各自獨立佈局與走線,並透過接地通孔與屏蔽盒分隔,防止相互干擾。
結論
微帶線與帶狀線是現代 RF 與高速 PCB 設計的骨幹。微帶線提供簡單與成本效益,帶狀線則在雜訊敏感的高頻應用中表現出色。掌握何時與如何使用它們,將決定產品是可靠還是淪為昂貴的紙鎮。
RF 設計不是魔法——是物理(加上一點藝術)。明智選擇、細心設計,並隨時讓烙鐵保持預熱,以應對那些不可避免的微調!
常見問題:
1. 電源與接地層之間的訊號線能否使用帶狀線模型?
可以,電源與接地層在計算特性阻抗時均被視為參考層。例如,在四層板(頂層—電源層—接地層—底層)中,頂層走線的阻抗以電源層為參考,採用微帶線模型計算。
持續學習
高速 PCB 佈局指南:實現可靠的訊號控制
重點摘要 1. 高速不等於單純高頻——高速由訊號邊緣速率及走線電氣長度界定。應將走線視為具受控阻抗的傳輸線,而非普通導線。 2. 元件佈局是電氣設計決策——將驅動器/接收器集中、以對稱方式匹配差分對,並讓去耦電容緊貼電源引腳,這些做法會直接影響訊號完整性。 3. 連續接地平面不可妥協——切勿讓高速走線跨越分割平面;使用縫合過孔維持回流路徑連續性,並減少迴路面積。 4. 寄生效應無可避免,應及早管理——走線幾何形狀及過孔產生的寄生電容與寄生電感會削弱邊緣並造成振鈴;應在設計初期定義約束條件及疊層結構,而不是佈局完成後才處理。 圖1. 顯示高速佈局中已裝配 SMD 電容及電阻的 PCB 宏觀視圖。 高速 PCB 走線是指訊號行為遵循傳輸線理論的佈局設計。高速 PCB 佈局會將走線視為受控阻抗路徑,而非普通導體。在高速 PCB 設計中,訊號完整性、電源完整性及電磁效應會指導走線決策。 傳統 PCB 走線主要着重元件之間的電氣連接。高速 PCB 佈局則着重波形保持、時序準確度及雜訊控制。訊號邊緣會以電磁波形式沿走線傳播,從而產生反射及串擾。佈局決策會決定多層疊層及複雜走線環境中的阻抗連續性、回流路徑穩定性......
HDMI PCB 接腳配置:Type A、Type C 與 Type D 完整指南
重點摘要 HDMI Type A、Type C 及 Type D 連接器均有 19 個接腳,但各類連接器的接腳配置並不相同。 HDMI 母座從不同方向觀看時,接腳排列會呈現左右相反的順序。因此,選擇封裝時必須確認正確的檢視方向。 TMDS 差分對位於 1 至 12 號接腳,構成重要的高速視訊及音訊通道。 完善的原理圖與可靠的高速佈局,應從所用連接器的正確接腳對照表開始。 前言 硬體工程師在 PCB 上安裝 HDMI 連接器時,最棘手的問題之一,就是原理圖中只要有一組差分對接反,便可能導致視訊連線異常,甚至需要花費大量時間與成本重新打樣。由於設計人員可能將左右接腳排列顛倒,實際製作時很容易出現鏡像錯誤。因此,在設計初期正確確認 HDMI PCB 接腳配置至關重要。本指南主要面向 PCB 設計人員及硬體工程師,不會從一般消費者角度討論家庭劇院的組裝流程。 本指南介紹 HDMI 介面的訊號功能,並提供 Type A、Type C 及 Type D 連接器的接腳配置表與示意圖,同時說明如何將基本接腳表轉化為可運作的原理圖,涵蓋上拉電阻、電平轉換及 ESD 靜電放電保護等設計。最後亦整理高速電路板的重要設計......
HDMI PCB 佈局指南:阻抗控制與等長匹配
重點整理 四組 TMDS 差分對應以 100 Ω 差分阻抗佈線,並確保經過導通孔、焊盤及連接器時仍維持此阻抗。 先匹配每組差分對中的 P、N 走線長度,再依照晶片供應商的限制,匹配各組差分對之間的長度。 整條訊號路徑下方都應保持完整的參考平面,切勿跨越平面分割區。 盡可能將 ESD 靜電放電保護元件放在連接器旁,讓突波電流能及早導流。 先確認訊號傳輸類型。TMDS 的匹配規則不適用於 HDMI 2.1 FRL。 前言 電路板在低解析度下可以正常顯示畫面,但切換至 1080p 或 4K 時,卻可能出現影像中斷或眼圖測試失敗。原理圖符合參考設計,元件也沒有選錯,最常見的原因其實是佈線:HDMI 走線被當作一般訊號處理,沒有遵循晶片供應商提供的 HDMI PCB 佈局指南。 本文聚焦於 HDMI 佈線,而非引腳配置。本文假設原理圖及引腳分配已經完成,因此不會提供引腳對照表。 以下章節將介紹訊號優先順序、阻抗、偏斜與等長匹配、疊層結構、ESD 元件配置,以及 HDMI 2.1 的設計差異。所有數值均來自 Texas Instruments(TI)、Analog Devices(ADI)或 STMicroe......
PCB 設計中的串擾:成因、類型及降低方法
重點摘要 串擾由邊沿開始:變化中的干擾源電壓及電流會產生電場和磁場,將能量耦合到鄰近的受擾線。 邊沿速率比單獨的時鐘頻率更重要。即使是速率一般的匯流排,只要 I/O 邊沿足夠快,也可能產生嚴重耦合問題。 增加間距,以及縮小訊號至參考平面的距離,通常可帶來最乾淨的佈局改善,但最終結果取決於完整的 PCB 橫截面。 NEXT 與 FEXT 的變化方式並不相同。經過足夠的耦合延遲後,NEXT 會達到由幾何形狀決定的平台;FEXT 除了取決於耦合長度,還取決於模態速度不匹配。 請將 3W、5W、3H 及按波長設定的過孔間距視為起始經驗法則。關鍵網絡應使用場求解器、耦合傳輸線模型或實際測量進行驗證。 引言 記憶體介面可能通過短時間的工作台測試,卻在滿載流量、溫度或電壓極限下間歇性失效。邏輯本身正確,但某條數據線從鄰近線路接收到足以侵蝕接收器裕量的噪聲。這就是 PCB 設計中的典型串擾問題:電路板幾何形狀已經成為電路的一部分。 密集數碼電路板很容易出現串擾,因為相鄰導體共用電場和磁場。更快的 I/O 邊沿會增加耦合瞬態,即使時鐘或數據重複率看似不高。走線間距、平行長度、驅動器阻抗、端接、參考平面及層疊結構,都......
PCB 設計中的過孔縫合:完整指南
重點摘要 過孔縫合利用重複排列的鍍通孔,將不同層的同網絡銅箔(最常見是接地)連接,降低區域之間的高頻阻抗。 在訊號換層位置旁放置接地過孔,可為回流電流提供短而就近的路徑,並有助限制過孔周圍的電場。 沿電路板邊緣及射頻腔體設置過孔圍欄可抑制邊緣輻射,但隔離效果取決於幾何尺寸與頻率,沒有通用的 dB 數值。 保守起點是把縫合間距維持在板內波長的二十分之一或更小,再按高要求射頻及 EMC 結構進一步收窄。 縫合可配合完整的疊層設計及機械屏蔽,但不能取代兩者。 引言 原型板從實驗室取回後,工作台上測試一切正常,卻未能通過輻射發射測試;又或者高速走線經單一過孔換層後,眼圖在沒有明顯原因下閉合;亦可能是一大片只在一點連接的整齊地平面,在幾百 MHz 以上竟處處呈現不同電壓。這些都是參考結構問題。過孔縫合正是處理這些問題的佈局技術:以鍍通孔排列成行或網格,把不同層的同網絡銅區連接,讓高頻電流看到一塊連續金屬,而不是數塊鬆散相連的金屬。 縫合使用標準鍍通孔,不需額外元件,成本低廉,但只有在物理條件配合時才有效。本指南說明縫合過孔對接地及回流路徑的實際作用、它在哪些情況下有助 EMI、間距需要多緊,以及如何高效放置......
DDR5 PCB 佈局指南:設計規則與最佳實務
重點摘要 DDR5 對佈局要求更高:1.1V 電源軌及最高 8800 MT/s 的資料速率,令容錯空間遠低於 DDR4。 DQ/CA 單端訊號通常以約 40–45 Ω 為目標,CLK/DQS 差分訊號約 80 Ω;確切數值應依照供應商指南,並在每個過孔及連接器位置維持一致。 每個位元組通道內的 DQ 與 DQS 長度應控制在約 5 mil 以內,DDR5 訊號絕不可跨越參考平面的間隙。 應預先規劃 8 至 12 層,讓每個訊號層旁都有專用接地參考層,而不是開始佈線後才補救。 DIMM 內置 PMIC 將部分電源完整性工作移至記憶體模組,但主機板 PDN 仍需要自己的阻抗預算。 引言 DDR5 設計可能通過模擬,出貨後卻間歇性失效。原理圖看不出問題,零件選擇正確,針腳也符合資料表,但電路板仍無法在全速下保持穩定鏈路。 這通常是佈局問題,而不是元件問題。DDR5 在最初的 JEDEC 版本中已將資料速率提升至 6400 MT/s,後來更擴展至 8800 MT/s。(JEDEC:JEDEC 更新 JESD79-5C DDR5 SDRAM 標準)同時,核心電壓由 DDR4 的 1.2V 降至 1.1V。更......