軟板設計指南:FPC 設計規則、彎折半徑、補強板與拼板實務
1 分鐘
- 一、先決定疊構,再談走線
- 二、軟性 PCB 彎折半徑:彎折半徑怎麼抓
- 三、幾條實用的 FPC 設計規則
- 四、軟性 PCB 補強板:補強板的選擇與擺放
- 五、軟性 PCB 拼板:拼板決定成本
- 結語
- 常見問題 Q&A
- 推薦閱讀
軟板(Flexible PCB,簡稱 FPC)和硬板最大的差別,在於它是會「動」的。走線、銅箔、覆蓋膜和補強板,都要以受力的角度重新考慮。這份軟性 PCB 指南整理實際打樣與量產中最常碰到的問題,協助設計人員在材料、彎折、連接與製造成本之間做出可驗證的選擇。
FPC 設計提醒
先確認彎折方式、彎折次數、連接器厚度與板廠製程能力,再決定疊構、銅箔、Coverlay、補強板與拼板方式,避免在打樣後才返工。
一、先決定疊構,再談走線
軟板常見的基材是聚醯亞胺(PI),厚度多為 12.5µm、25µm 或 50µm。銅箔則分成壓延銅(RA)與電解銅(ED)兩種。壓延銅的晶粒呈橫向延展,耐彎折次數明顯較高,適合需要反覆運動的彎折區。
材料還可分為有膠與無膠基材。無膠(adhesiveless)材料較薄、耐熱性好,彎折表現也比較穩定,價格稍高。對於層數超過兩層或需要動態彎折的設計,應優先與板廠確認無膠材料與壓合方案。疊構定案後,才有可靠的線寬、阻抗與彎折半徑基準。
| 材料項目 | 常見選擇 | 設計考量 |
|---|---|---|
| 基材 | PI 12.5/25/50µm | 厚度影響總板厚、彎折半徑與柔軟度 |
| 銅箔 | 壓延銅(RA)/電解銅(ED) | 動態彎折優先評估 RA 銅箔 |
| 黏結方式 | 有膠/無膠(adhesiveless) | 無膠材料較薄、耐熱性與尺寸穩定性較佳 |
| 外層保護 | 覆蓋膜(Coverlay)/軟性防焊油墨 | 開窗精度與細間距焊盤需求需同步評估 |
二、軟性 PCB 彎折半徑:彎折半徑怎麼抓
在設計柔性印製電路板時,彎曲半徑往往是最容易被低估的參數。業界通常參考 IPC-2223,將最小彎曲半徑定義為電路總厚度的若干倍;實際倍數仍需依單層、雙層、多層、靜態或動態彎折,以及板廠材料能力確認。
對於總厚度為 0.2 mm 的雙層柔性電路,靜態彎曲半徑至少需達到 2 mm。如果機械設計空間僅允許 1 mm 的彎曲半徑,與其冒著強行組裝的風險,不如改用單層結構,或在彎曲區域選擇性地去除銅層。
對於需要承受動態(重複)彎曲的區域,建議採用單層結構;此時應將銅箔放置在疊層結構的中性軸附近,並在頂面和底面覆蓋厚度對稱的 Coverlay,最大限度減小彎曲過程中銅層所受的拉應力和壓應力。
彎折區核查
把總厚度、彎折半徑、彎折次數與彎折方向寫入圖面和製程規格;若是動態彎折,還應要求板廠以實際材料組合完成壽命驗證。
三、幾條實用的 FPC 設計規則
以下規則可作為 FPC 設計簽核與製造前 DFM 檢查清單:
走線垂直於彎折線
斜向穿過彎折區的線受力不均,容易從一側開始裂;關鍵走線應以較平順的方向通過彎折區。
彎折區不放過孔與焊盤
過孔與焊盤會造成局部硬點,過孔距離彎折起點建議留 1 mm 以上,實際距離依板廠能力與彎折半徑確認。
雙面走線要錯開
上下層的線如果完全重疊,會形成類似工字鋼的結構,讓局部變硬;錯開半個線距可改善彎折應力集中。
轉角使用圓弧與淚滴
避免 90 度或 45 度直角,焊盤與走線交接處增加淚滴(teardrop),降低拉扯造成的斷線風險。
大面積銅改用網格銅
整片實心銅會讓軟板變硬,網格銅可保留部分遮蔽效果並維持柔軟度;高速線附近需同步確認阻抗變化。
Coverlay 開窗保留製程餘量
覆蓋膜開窗通常比焊盤大約 0.1 mm。細間距元件區可評估軟性防焊油墨,但要先確認板廠開窗精度。
完成規則設定後,可搭配PCB 設計規則與實務最佳做法及PCB DFM 製造前檢查,把彎折區、焊盤、過孔與 Coverlay 開窗納入同一份簽核清單。
四、軟性 PCB 補強板:補強板的選擇與擺放
軟板本身撐不住元件,也無法直接插進連接器,這時就要靠補強板(stiffener)。補強板的材料與厚度應依連接器、SMT 元件區、平整度、接地與散熱需求選擇。
| 補強材料 | 常見用途 | 設計重點 |
|---|---|---|
| PI 補強 | ZIF/FFC 連接器插入端 | 軟板加補強的總厚度常見約 0.3 mm,誤差通常只有 ±0.03 mm |
| FR4 補強 | SMT 元件區 | 常見厚度 0.2–1.6 mm,支撐迴焊與組裝時的焊點 |
| 鋼片補強 | 高平整度、接地或散熱區 | 適用相機模組等對剛性與散熱有要求的區域 |
擺放上有個細節常被忽略:補強板的邊緣不要剛好和 Coverlay 邊緣或焊盤邊緣切齊。邊界重疊處會形成硬軟交界的應力集中點,軟板最容易在那裡折斷。一般建議補強板與 Coverlay 至少重疊 0.5 mm,讓剛性逐步過渡。
五、軟性 PCB 拼板:拼板決定成本
軟板材料比 FR4 貴得多,拼板利用率直接影響單價。軟性 PCB 拼板可以從零件排列、工藝邊與連接點三方面著手:
L 形或長條形軟板可旋轉 180 度互相嵌合,充分利用材料,利用率常能提升兩到三成。
軟板在製程中容易伸縮,工廠需要足夠工藝邊放置定位孔與對位標記,通常預留 5–10 mm。
若要上 SMT,拼板時就應與組裝廠討論治具。軟板通常必須貼在載板或磁性治具上才能過爐。
交貨方式可選單片,也可保留微連接點方便 SMT。拼板外形、沖切或雷射切割方式,以及拆板後的邊緣品質,都應在工程確認階段寫入製程要求。
結語
軟板設計沒有太多高深的理論,大多是材料與結構上的累積經驗。下單前把彎折區、補強板、Coverlay 開窗這三件事和工廠確認清楚,就能避開大部分打樣失敗。如果設計同時有硬板與軟板區,也可以考慮軟硬結合板(Rigid-Flex),減少連接器的數量與失效點。
常見問題 Q&A
Q: RA 銅箔與 ED 銅箔應如何選擇?
RA 壓延銅的晶粒延展性較佳,適合動態或高頻繁彎折;ED 電解銅成本與供應較常見,適合彎折要求較低的區域。最終仍應依彎折壽命與板廠材料能力確認。
Q: FPC 彎折半徑怎麼計算?
可先依 IPC-2223 及總板厚估算,再根據單層、雙層、多層、靜態或動態彎折修正。總厚度 0.2 mm 的雙層 FPC,文章示例的靜態彎折半徑至少為 2 mm。
Q: 為什麼動態彎折要讓銅箔靠近中性軸?
中性軸附近的拉伸與壓縮應力較小,能降低銅箔疲勞裂紋。動態彎折通常優先採用單層結構,並讓上下 Coverlay 厚度保持對稱。
Q: 補強板與 Coverlay 為什麼要重疊?
重疊可讓剛性由硬區逐步過渡到柔性區,避免補強邊緣與 Coverlay 或焊盤邊緣形成應力集中。一般建議重疊至少 0.5 mm,再依板廠能力調整。
Q: Coverlay 開窗可以直接套用硬板防焊規則嗎?
不建議直接套用。Coverlay 通常使用鑽孔或雷射開窗,精度與補償方式不同;細間距元件區可評估軟性防焊油墨,並先確認板廠能力。
Q: FPC 拼板時最容易忽略什麼?
常見問題包括工藝邊不足、定位孔與對位標記缺失、異形板排列浪費材料,以及未提前確認 SMT 載板或磁性治具。這些項目都應在拼板前與製造及組裝廠確認。
持續學習
軟板設計指南:FPC 設計規則、彎折半徑、補強板與拼板實務
軟板(Flexible PCB,簡稱 FPC)和硬板最大的差別,在於它是會「動」的。走線、銅箔、覆蓋膜和補強板,都要以受力的角度重新考慮。這份軟性 PCB 指南整理實際打樣與量產中最常碰到的問題,協助設計人員在材料、彎折、連接與製造成本之間做出可驗證的選擇。 FPC 設計提醒 先確認彎折方式、彎折次數、連接器厚度與板廠製程能力,再決定疊構、銅箔、Coverlay、補強板與拼板方式,避免在打樣後才返工。 一、先決定疊構,再談走線 軟板常見的基材是聚醯亞胺(PI),厚度多為 12.5µm、25µm 或 50µm。銅箔則分成壓延銅(RA)與電解銅(ED)兩種。壓延銅的晶粒呈橫向延展,耐彎折次數明顯較高,適合需要反覆運動的彎折區。 材料還可分為有膠與無膠基材。無膠(adhesiveless)材料較薄、耐熱性好,彎折表現也比較穩定,價格稍高。對於層數超過兩層或需要動態彎折的設計,應優先與板廠確認無膠材料與壓合方案。疊構定案後,才有可靠的線寬、阻抗與彎折半徑基準。 材料項目 常見選擇 設計考量 基材 PI 12.5/25/50µm 厚度影響總板厚、彎折半徑與柔軟度 銅箔 壓延銅(RA)/電解銅(ED) 動態彎......
客製蝕刻柔性電路:材料與製造指南
客製蝕刻柔性電路讓摺疊手機鉸鏈和助聽器能在狹窄空間中完成佈線,即使傳統電纜也無法通過。這類電路完全依照客戶的外形、彎折區域和補強板配置製作,因此任何尺寸錯誤都可能讓成品變成廢料。 本指南將介紹: 客製蝕刻柔性電路與目錄型柔性排線的差異 減成式蝕刻與層壓製程的實際流程 聚酰亞胺、銅箔、覆蓋膜和補強板的材料選擇 可在量產中維持穩定性的走線、容差與彎曲半徑規則 柔性電路相較於線束或硬質電路板的優勢 什麼是客製蝕刻柔性電路? 客製蝕刻柔性電路的定義 客製蝕刻柔性電路是按需求製作的柔性印刷電路。其導體透過化學方式,從覆銅聚酰亞胺薄膜上移除多餘銅箔,再以層壓覆蓋膜保護,並按照客戶指定的外形加工。 相較之下,目錄型 FFC 排線是依照間距和導體數量選購的直線、均勻電纜。客製柔性電纜可以分支、向三個方向彎折、承載焊接元件,並可同時連接三種不同類型的連接器。 蝕刻柔性電路在電子應用中的工作方式 客製柔性電路同時承擔兩項工作:像 PCB 一樣傳輸訊號,也像電纜一樣作為機械連接件。因此,它可以取代一個連接器、一條電纜和另一個連接器,形成連續的銅導電路徑。 大多數設計會以金手指尾端收尾,插入零插入力(ZIF)連接器。例如......
快速柔性 PCB:快速原型及交期指南
快速交付柔性 PCB,是經過驗證的構想能否在本季度推出產品的關鍵。大多數柔性板延誤並非由工廠造成,而是因為覆蓋膜開口少了 0.05 mm,或缺少補強板圖紙,導致訂單停留在工程師往返確認階段。 本指南將介紹: 快速柔性 PCB 與標準 FPC 製造的差異 哪些設計選擇會增加柔性 PCB 交期 柔性板的拼板、基準點及載板規則 如何準備檔案,避免工程審查停滯 什麼是快速交付柔性 PCB? 快速交付柔性 PCB 的定義 快速交付柔性 PCB是按照壓縮時程製造的柔性印刷電路,通常需要 4–5 天,而傳統客製化 FPC 訂單可能需要 3–6 星期。其速度來自標準庫存材料、自動化設計審查及免實體工具的數碼成像。它不是讓工廠本身變快,而是使用一條受限選項的快速通道;只有所有設計資料都準確時,快速通道才有效。 快速柔性 PCB 與標準柔性板製造的差異 快速柔性電路使用不同製程路徑,而不是在同一製程上加收加急費。每項速度優勢,都會以減少某些選項作為代價。 材料供應:標準訂單按專案採購層壓材料,可能需要 1–3 星期;快速製造只使用庫存的 25 µm(1 mil)及 50 µm(2 mil)聚酰亞胺。 成像:激光直接成......
FPC 電子技術:什麼是 FPC、工作原理、應用及優勢
FPC 電子技術讓手機相機在數百次開合後仍能正常運作。拆開幾乎任何現代電子設備,都會看到一條薄薄的琥珀色排線,繞過硬質電路板無法通過的角落。 本指南將介紹: FPC 代表甚麼,以及 FFC 與 FPC 的差異 柔性電路如何在彎曲時傳輸訊號 聚酰亞胺、銅箔、覆蓋膜及補強板材料 FPC 製造流程,從蝕刻到電氣測試 柔性板相對硬質板及線束的優勢 甚麼是 FPC 電子技術 FPC(柔性印刷電路) FPC(柔性印刷電路)是在薄型聚合物薄膜上蝕刻銅導體的印刷電路,而不是使用玻璃纖維環氧樹脂板。因此,完成的電路可以彎曲、摺疊,並繞過產品內部空間。單層 FPC 通常厚度約為 0.07 mm(2.8 mil),接近打印紙厚度。其銅箔、焊盤及網表與普通 PCB 相同,只有承載基材不同。 FPC 在電子產品中代表甚麼? FPC 至少有三種常見含義,需要按上下文判斷: FPC,也稱為柔性 PCB 或柔性電路:按照設計圖形,在聚酰亞胺薄膜上蝕刻出的客製化銅電路。 FFC,即扁平柔性電纜:按照間距及導體數量購買的標準平行導線排線,不是客製化設計零件。 FPC 連接器:硬質電路板上的零插入力插座,柔性尾端會插入其中。 硬柔結合......
FPC 厚度指南:如何選擇柔性 PCB 厚度
柔性 PCB 可以彎曲,但彎曲程度可以有多大?這正是厚度成為柔性 PCB 設計關鍵因素的原因。如果厚度選擇錯誤,電路板可能太薄,在 ZIF 連接器內晃動;也可能太厚,使外層銅箔疲勞,並在數千次彎折後產生裂紋。 本指南將介紹: FPC 厚度包含哪些部分 可選擇及訂購的厚度範圍 層疊如何逐層增加厚度 如何按彎曲半徑、電流及連接器配合選擇厚度 什麼是 FPC 厚度? FPC 厚度的定義 FPC 厚度是指柔性印刷電路完成後,從整個層疊結構頂部量到最底部的高度,包括上覆蓋膜、上層銅箔、聚酰亞胺芯板、下層銅箔及下覆蓋膜。它通常以毫米或微米表示,除非連接器或元件需要額外支撐,否則不包括局部補強板。 報價中的 0.12 mm 雙層柔性板,只代表可彎曲區域;如果連接器尾端下方黏貼補強板,該區域便會擁有自己的厚度及公差。 注意:柔性板不使用液態阻焊層,而是使用由聚酰亞胺及黏合劑組成的層壓覆蓋膜。在薄型結構中,覆蓋膜可能佔整個層疊厚度的一半以上。 為什麼 FPC 厚度對柔性電路設計很重要? 將一張紙摺疊一次,它可以輕易形成摺痕;但將十張紙以相同半徑摺疊,外層會撕裂,而內層會屈曲。厚度決定柔性板需要同時彎曲多少層材料。 ......
醫療柔性電路:製造、應用、材料及設計指南
醫療柔性電路可以安裝在 1.0 mm 的一次性內窺鏡內,繞過助聽器外殼,或貼在患者手臂上連續工作 10 天。當它失效時,結果不是一般保固退貨,而是設備歷史檔案及監管溝通。 本指南將介紹: 醫療柔性電路與消費電子柔性電路的差異 醫療柔性電路如何製造、測試及放行 聚酰亞胺、銅箔、覆蓋膜及補強板的選擇 細線、彎曲半徑及層數限制 選擇醫療 FPC 供應商前需要檢查的項目 什麼是醫療柔性電路? 醫療柔性電路的定義 醫療柔性電路是以聚酰亞胺薄膜為基材,按照醫療級驗收要求製造及記錄,用於醫療設備的柔性印刷電路。從電氣角度看,它是普通 FPC;但令它成為醫療產品的,是驗收等級、材料可追溯性及隨產品交付的認證證據。 IPC 發布了專用文件 IPC-6013EM,即 IPC-6013E的醫療應用附錄。相較於消費電子 Class 2 製造,它增加了更嚴格的鍍層標準、批次追溯、層壓材料更換前的變更通知、生物相容性證據及滅菌認證要求。 為什麼醫療設備使用柔性電路? 在內窺鏡軸內,線路必須在軸彎曲的位置同步彎曲,並在軸固定的位置保持固定,而且不能發生卡滯。在 3 mm 管道內,圓形導線束無法同時滿足這三項要求,而扁平聚酰亞胺......