This website requires JavaScript.
優惠券
寄往
部落格

PCB 佈局中設計規則檢查 (DRC) 的重要性

最初發布於 Jan 05, 2026, 更新於 Jan 05, 2026

1 分鐘

設計規則檢查(DRC)是在印刷電路板(PCB)領域中打造功能正常且可靠產品的基本程序之一,其設計取決於每一部分都符合特定的設計與製造標準。DRC 是一種驗證流程,用於確認 PCB 佈局是否遵循製造商與設計師所制定的設計規範。這些規範涵蓋間距、走線寬度、間隙以及其他影響 PCB 性能與製造的關鍵要素。本文將介紹常見的設計規範、DRC 在 PCB 設計中的重要性,以及實施高效 DRC 流程的最佳實踐。

什麼是設計規則檢查(DRC)?

設計規則檢查(DRC)是自動審查 PCB 佈局 的過程,以確保其符合一組規範與限制。這些標準有助於定義產業規範、製造能力與特定設計的所有需求。DRC 會檢查諸如走線間的最小間隙、走線寬度、導孔直徑與元件間距等項目。DRC 能在早期發現潛在問題,幫助設計師降低生產過程中出現昂貴錯誤的風險。

DRC 中的常見設計規則

· 最小間隙:

最小間隙是指兩個導電元件(走線、焊盤或導孔)之間可接受的最小距離。足夠的間隙對於防止短路並確保電路板性能至關重要,尤其是在元件密集的高密度設計中。

· 走線寬度:

在 PCB 上,走線的直徑決定了其安全承載電流的能力。DRC 會確認走線寬度是否符合預定電流負載的必要標準。不當的走線寬度可能導致電路故障與過熱。

· 元件擺放:

正確的元件擺放對於避免干擾並維持電路板性能至關重要。DRC 透過檢查元件間距,確保有足夠空間進行散熱與維持訊號完整性。

· 導孔尺寸與間距:

導孔用於連接多層 PCB 中的各層。DRC 確保導孔的尺寸與間距適當,以維持電路板的結構完整性並實現穩定的電氣連接。

· 防焊層間隙:

防焊層間隙是指暴露的焊盤或走線與防焊層之間的距離。DRC 確認此間隙足夠,以避免焊接橋接,從而在組裝過程中防止短路。

DRC 在 PCB 製造 中的角色

DRC 流程不僅在設計階段至關重要,在製造階段也同樣關鍵。製造商使用符合 DRC 的設計來生產滿足性能與品質標準的 PCB。經過 DRC 認證的設計可減少製造缺陷,如開路、短路與元件錯位。

遵循設計規則有助於製造商在多批次生產中保持一致品質。這種一致性在汽車、航太與醫療電子等對可靠性要求極高的產業中尤為重要。

DRC 在確保 PCB 可靠性方面的重要性

DRC 流程的精確度與 PCB 的可靠性直接相關。即使是微小的設計規則違規,也可能導致最終產品出現嚴重問題。例如,兩條高壓走線之間的間隙違規可能導致電弧與電路損壞。同樣地,走線寬度不足可能導致過熱與電路板故障。

透過強大的 DRC 流程,設計師可以在早期發現這些潛在問題,從而減少昂貴的重工或重新設計需求。此外,良好執行的 DRC 可確保 PCB 符合機械與電氣標準,進而生產出更可靠且耐用的產品。

實施 DRC 的最佳實踐

· 設定準確的設計規則:

根據製造商的能力與專案的特定需求制定設計規範。確保規則涵蓋所有重要細節,包括元件間距、走線寬度、間隙與導孔尺寸。

· 在設計過程中定期執行 DRC:

不要只在最後才執行 DRC,而應在設計過程中經常進行。定期檢查有助於及早發現並解決問題,防止問題隨著設計複雜度增加而惡化。

· 最佳化元件擺放:

正確的元件擺放可將 DRC 違規降至最低。將相似元件分組、確保適當間距,並將去耦電容靠近電源接腳擺放,以降低雜訊並提升效能。

· 與製造商合作:

與 PCB 製造商密切合作,了解其設計限制與能力。將設計規則與製造商流程對齊,可確保更順利的製造過程並避免生產問題。

在設計軟體中使用 DRC 工具

利用 PCB 設計軟體內建的 DRC 工具自動檢查電路板。現代設計軟體提供先進的 DRC 功能,可捕捉即使是最微小的規則違規,從而節省時間並減少錯誤。

· DRC 實施的挑戰:

儘管 DRC 是必要的流程,但它也面臨一些挑戰。其中之一是在設計的實際限制與設計規則的嚴格性之間取得平衡。過於保守的規則可能導致不必要的設計限制,而過於寬鬆的規則則可能忽略重要的違規。找到正確的平衡是高效 DRC 流程的關鍵。

另一個挑戰是執行完整 DRC 所需的時間,尤其是對於具有多層與高密度元件的複雜設計。然而,投入 DRC 的時間是值得的,可避免後續出現昂貴的錯誤。

PCB 設計中 DRC 的未來

隨著 PCB 變得越來越複雜,DRC 的重要性也日益提升。得益於設計自動化技術,DRC 變得更加先進,可實現更精確的規則檢查,並與整體設計流程更好地整合。未來的發展可能包括由 AI 驅動的 DRC 系統,能根據特定設計需求動態調整規則。

此外,隨著產業標準的演進,DRC 流程也必須適應柔性 PCB、高頻設計與先進封裝技術等新技術。對於設計師與製造商而言,掌握最新的設計原則與工具將至關重要。

設計規則檢查(DRC)是 PCB 設計中的關鍵步驟,可確保最終產品符合設計與製造標準。DRC 透過驗證設計是否遵循既定規範,降低錯誤風險並提升 PCB 的可靠性。透過應用 DRC 最佳實踐,如設定明確規範、定期檢查與與製造商合作,可顯著提升電子設計的品質與效能。

隨著技術不斷發展,DRC 的作用將變得更加重要,使設計師能夠創造出更複雜且可靠的 PCB。掌握 DRC 流程的設計師,將能開發出滿足當今快速變化電子產業需求的高品質產品。

試試 JLCPCB 的 PCB 佈局服務,經濟實惠又高效。立即取得免費報價。

持續學習