FPC 厚度指南:如何選擇柔性 PCB 厚度
4 分鐘
- 什麼是 FPC 厚度?
- 標準 FPC 厚度範圍及規格
- FPC 層疊如何決定整體厚度
- 如何選擇合適的 FPC 厚度?
- 影響 FPC 厚度選擇的因素
- 薄型 FPC 與厚型 FPC:應該選擇哪一種?
- JLCPCB 按不同厚度要求提供的 FPC 製造能力
- 結論
- 常見問題
柔性 PCB 可以彎曲,但彎曲程度可以有多大?這正是厚度成為柔性 PCB 設計關鍵因素的原因。如果厚度選擇錯誤,電路板可能太薄,在 ZIF 連接器內晃動;也可能太厚,使外層銅箔疲勞,並在數千次彎折後產生裂紋。
本指南將介紹:
- FPC 厚度包含哪些部分
- 可選擇及訂購的厚度範圍
- 層疊如何逐層增加厚度
- 如何按彎曲半徑、電流及連接器配合選擇厚度
什麼是 FPC 厚度?
FPC 厚度的定義
FPC 厚度是指柔性印刷電路完成後,從整個層疊結構頂部量到最底部的高度,包括上覆蓋膜、上層銅箔、聚酰亞胺芯板、下層銅箔及下覆蓋膜。它通常以毫米或微米表示,除非連接器或元件需要額外支撐,否則不包括局部補強板。

報價中的 0.12 mm 雙層柔性板,只代表可彎曲區域;如果連接器尾端下方黏貼補強板,該區域便會擁有自己的厚度及公差。
注意:柔性板不使用液態阻焊層,而是使用由聚酰亞胺及黏合劑組成的層壓覆蓋膜。在薄型結構中,覆蓋膜可能佔整個層疊厚度的一半以上。
為什麼 FPC 厚度對柔性電路設計很重要?
將一張紙摺疊一次,它可以輕易形成摺痕;但將十張紙以相同半徑摺疊,外層會撕裂,而內層會屈曲。厚度決定柔性板需要同時彎曲多少層材料。
剛性與厚度的三次方成正比,因此厚度由 0.11 mm 增加到 0.22 mm,剛性會增加 8 倍,而不是 2 倍。摺彎頂部每條走線承受的應力,會隨外層銅箔應變線性增加:應變加倍,應力也加倍。
一個原型運動手環在佩戴三週後失去光學心率感測器。其 0.20 mm 柔性板被彎曲在 0.6 mm 半徑上,相當於 3 倍彎曲比例,但雙層柔性板需要至少 10 倍比例。截面分析發現,外層 35 µm 銅箔在摺彎頂部出現髮絲裂紋;改用 0.11 mm 層疊及 18 µm 銅箔後,問題得到解決。
標準 FPC 厚度範圍及規格
常見柔性 PCB 厚度選項

柔性電路的厚度範圍約為 0.05–1.5 mm,包括厚型多層板及硬柔結合結構。對於標準 1 層、2 層及 4 層 FPC,常用範圍為 0.07–0.45 mm。
| 成品厚度 | 層數 | 芯板介電材料 | 最適用途 |
|---|---|---|---|
| 0.07 mm | 1 | 25 µm 聚酰亞胺 | 最小動態彎曲半徑、可穿戴設備 |
| 0.11 mm | 1 或 2 | 25 µm 聚酰亞胺 | 空間受限的訊號佈線 |
| 0.12 mm | 1 或 2 | 25 或 50 µm 聚酰亞胺 | 通用雙層柔性板 |
| 0.19 mm | 2 | 50 µm 聚酰亞胺 | 受控阻抗 |
| 0.20 mm | 2 | 25 µm 聚酰亞胺 | 1 oz 銅箔及較高電流 |
| 0.14/0.24 mm | 1/2 | 透明 PET | 背光面板及光路 |
| 0.20–0.45 mm | 4 | 25 µm 聚酰亞胺芯板 | 帶參考平面的高密度佈線 |
超薄 FPC 與標準 FPC 厚度
實際上,超薄 FPC 通常指 0.10 mm 或以下的產品,多為使用 25 µm 聚酰亞胺芯板的單層結構。0.07 mm 厚度比打印紙更薄,可以服貼於幾乎任何彎曲形狀。
但超薄 FPC 需要作出三項重要取捨:
- 載流能力有限,這類結構通常最多只配合 18 µm 銅箔;
- 加工良率較低,拼板在蝕刻及測試期間更加脆弱;
- 阻抗控制較困難,因為沒有第二層作為參考平面。
0.11–0.20 mm 的標準 FPC 是大多數設計的選擇,通常具有兩層銅箔,可進行交叉佈線並提供接地平面。智能手機相機排線及手提電腦螢幕鉸鏈排線,通常都位於這個範圍。
FPC 層疊如何決定整體厚度
影響 FPC 厚度的主要層
FPC 層疊是一個算術問題:每一層都有已知微米厚度,最終厚度就是所有層厚度的總和:
- 覆蓋膜(每一面):27.5–50 µm 聚酰亞胺薄膜及黏合劑。
- 每面的銅箔:12、18 或 35 µm,按電流要求選擇。底層銅箔通常與頂層相同,以避免層疊翹曲。
- 聚酰亞胺芯板:25 或 50 µm,按阻抗目標選擇。
- 局部可選補強板:0.1–1.6 mm。
大部分設計師容易忽略覆蓋膜配對。對於 0.33 oz 或 0.5 oz 銅箔,12.5 µm 聚酰亞胺加 15 µm 黏合劑通常足夠。當使用 1 oz 銅箔時,較高走線需要更厚覆蓋膜,通常為 25 µm 聚酰亞胺加 25 µm 黏合劑,即每面 50 µm。在增加額外銅箔前,這已經增加 45 µm 厚度。
層數如何影響 FPC 厚度
增加銅層不會按線性比例增加厚度,因為每增加一對銅層,便會增加其芯板及黏合劑厚度,而其他位置不會相應減薄。
例子:0.12 mm 雙層柔性板可由 27.5 + 18 + 25 + 18 + 27.5 = 116 µm 組成。改用 1 oz 銅箔及相應較厚覆蓋膜後,同一結構會變成約 195 µm,即 0.20 mm 選項。另一種 0.19 mm 受控阻抗結構使用 50 µm 芯板及 18 µm 銅箔,總厚度約 186 µm。雙層板的外層還會進行電鍍,因此製造商通常會以成品標稱厚度報價。
不同應用的 FPC 層疊例子
以下三種結構分別由不同限制決定:
- 動態鉸鏈線、打印頭或手提電腦螢幕鉸鏈:1 層、25 µm 聚酰亞胺、18 µm 壓延退火銅。成品厚度 0.07 mm,可實現低於 0.5 mm 的彎曲半徑及數百萬次循環。
- 帶接地平面的雙層感測器互連:25 µm 芯板、18 µm 銅箔,以及兩面 27.5 µm 覆蓋膜。成品厚度 0.12 mm,支援交叉佈線及連續回流路徑。
- 高密度模組四層柔性板:兩個 25 µm 芯板,中間使用黏合層,全部採用 12 µm 銅箔。成品厚度 0.20–0.25 mm,訊號由內部參考平面支援。
如何選擇合適的 FPC 厚度?
考慮機械柔韌性要求

應先從彎曲要求開始,因為它會為其他設計選項設定硬性上限。最小彎曲半徑是成品總厚度的倍數:
| 應用 | 最小彎曲半徑 | 實際注意事項 |
|---|---|---|
| 單層、靜態彎曲(安裝時彎曲) | 總厚度的 6 倍 | 0.07 mm 柔性板可彎曲至 0.42 mm 半徑 |
| 雙層、靜態彎曲 | 總厚度的 10 倍 | 0.12 mm 柔性板需要 1.2 mm 半徑 |
| 多層、靜態彎曲 | 總厚度的 15–20 倍 | 四層柔性板應遠離摺彎區 |
| 動態彎折、持續運動 | 總厚度的 20–40 倍或以上 | 高循環設計通常需要 100 倍 |
如果外殼彎曲半徑為 1.0 mm,雙層靜態彎曲按 10 倍比例計算,最大厚度便是 0.10 mm,這會直接指向 0.07 mm 結構。壓延退火銅具有沿水平方向延伸的晶粒,可以承受反覆摺疊;電解銅的柱狀晶粒則容易形成裂紋。
平衡厚度及機械強度
柔性電路還必須承受貼片、回焊、連接器安裝及技術人員手工操作。低於約 0.10 mm 的柔性板沒有補強時,無法在鋼網上保持平整,也難以在回焊期間支撐元件。
通常的解決方式不是令整塊電路板厚度一致,而是使用薄型柔性本體,再在需要強度的位置增加局部補強:
- 連接器尾端下方,使其達到連接器要求的厚度。
- 元件群組下方,避免回焊令組件變形。
- 安裝孔周圍,避免螺絲扭力撕裂聚酰亞胺。
- 彎曲區起始位置,控制柔性板從哪裡開始彎曲。
考慮電氣性能要求
柔性板的厚度對阻抗影響比硬質板更大,因為介電層以微米而不是 mil 計算。聚酰亞胺介電常數約為 3.3。使用 25 µm 芯板時,50 Ω 單端微帶線需要約 1.9 mil 線寬,低於實際 3 mil 最小值;在 2 mil 製程極限下,±20% 線寬窗口會令阻抗偏離有效工作範圍。

改用 50 µm 芯板及相同 50 Ω 目標時,所需線寬約為 96 µm,這在製造上更容易實現。因此,50 µm 聚酰亞胺的 0.19 mm 結構會成為獨立選項。如果柔性板需要 USB、MIPI 或 LVDS,應先選擇 50 µm 介電層。硬質 PCB 的阻抗設計規則同樣適用,但柔性板的公差裕量更小。
影響 FPC 厚度選擇的因素
材料選擇
按照 IPC-4204,聚酰亞胺具有 245–260°C 的無鉛回焊溫度裕量,因此它是預設基材,兼具延展性及尺寸穩定性。
以下三項材料選擇會直接控制厚度:
- 芯板厚度:25 µm 芯板提供柔韌性;50 µm 芯板提供阻抗控制及更好的操作強度。
- 有膠或無膠層壓板:無膠結構可以移除 12–25 µm 的丙烯酸膠層,直接將銅箔與聚酰亞胺鍵合,在成本較高的同時提供更高熱穩定性。
- 聚酰亞胺或透明 PET:透明 PET 單層約 0.14 mm,雙層約 0.24 mm,通常比聚酰亞胺更厚,因為 PET 需要較厚的覆蓋膜組合。
層疊中熱膨脹係數最差的是丙烯酸黏合劑,其厚度會隨溫度變化,阻抗也會隨之變化。
銅箔厚度及載流要求
根據電氣要求,你可以直接控制的因素是銅重。可選 12、18 及 35 µm,單層結構通常由 18 µm 開始。載流能力與橫截面積成正比;如果銅重減半,便需要將線寬加倍,才能在相同電流下維持相同載流能力。外露層 35 µm 銅箔的 1.0 mm 走線,在溫升 20°C 下可承受約 2–3 A;12 µm 銅箔的 1.0 mm 走線則約可承受 1 A。
請按照 IPC-2152 驗證數值。安裝在塑膠外殼內、靜止空氣中的柔性板散熱能力,遠差於標準測試片,而且沒有銅平面幫助擴散熱量。銅重的增加也會同時增加厚度。由 18 µm 改用 35 µm,雙層結構直接增加 34 µm,然後還需要較厚覆蓋膜,再增加約 45 µm。你的 0.12 mm 柔性板會變成 0.20 mm,最小彎曲半徑也會由 1.2 mm 增加到 2.0 mm。
補強板要求
補強板是 FPC 厚度同時涉及機械配合及指定厚度的位置。0.5 mm 間距 ZIF 連接器需要特定插入厚度。如果尾端直接插入而沒有補強,接點便無法獲得足夠正向力,可能在工作台上正常、但在震動下失效。以 Hirose FH12 系列為例,其規格要求0.30 mm ± 0.05 mm;而裸雙層柔性板厚度通常只有 0.11–0.20 mm。

解決方法是在尾端另一面黏貼補強板,使柔性板與補強板的總厚度落入連接器窗口。0.12 mm 柔性板加 0.2 mm 聚酰亞胺補強板可達 0.32 mm;0.2 mm 柔性板加 0.1 mm 聚酰亞胺補強板則正好為 0.30 mm,兩者都位於 ±0.05 mm 窗口內。連接器尾端的聚酰亞胺補強板厚度為 0.1–0.25 mm;元件安裝及螺絲固定位置可使用 0.1–1.6 mm FR-4;需要最高剛性及最低高度時,可使用 0.1–0.3 mm 不鏽鋼。
薄型 FPC 與厚型 FPC:應該選擇哪一種?
薄型柔性 PCB 的優勢
0.07–0.12 mm 薄型結構適合運動或體積是主要限制的應用:
- 更小彎曲半徑:例如 0.07 mm 結構的靜態半徑約為 0.42 mm。
- 剛性大幅降低,因為剛性與厚度的三次方相關。
- 更長疲勞壽命:可達數百萬次,而不是數千次。
- 更低重量及體積:適合可穿戴設備及助聽器。
- 真正服貼於三維曲面,可以繞過曲面外殼並摺回自身。
厚型柔性 PCB 的優勢
0.19–0.45 mm 厚型結構適合除彎曲之外還有其他要求的應用:
- 較厚銅箔,通常可配合 1 oz 銅箔。
- 更容易實現受控阻抗,50 µm 介電層可以提供可製造的 50 Ω 線寬。
- 元件支撐更好,回焊時較少變形及墓碑效應。
- 更適合高密度設計的多層佈線及參考平面。
- 適合批量生產中的操作及組裝。
薄型與厚型 FPC 比較
薄型柔性板通常使用 12–18 µm 銅箔,靜態彎曲半徑約為 0.4–1.2 mm,安裝元件前通常需要補強板。厚型柔性板可使用 18–35 µm 銅箔、2–4 層結構及 1.9–9.0 mm 彎曲半徑,阻抗也更容易重複。可以按以下對照表選擇:
| 設計需要 | 建議厚度 | 典型結構 |
|---|---|---|
| 動態彎折及高循環次數 | 0.07 mm | 1 層、25 µm 聚酰亞胺、18 µm 壓延退火銅 |
| 可穿戴設備中的一次性緊密摺彎 | 0.11 mm | 2 層、25 µm 聚酰亞胺、12 µm 銅箔 |
| 受控 50 Ω 單端佈線 | 0.19 mm | 2 層、50 µm 聚酰亞胺、18 µm 銅箔 |
| 2 A 或以上電流 | 0.20 mm | 2 層、25 µm 聚酰亞胺、35 µm 銅箔 |
| 參考平面及高密度佈線 | 0.25–0.45 mm | 帶黏合層的 4 層結構 |
| 直接插入 ZIF 連接器 | 尾端 0.30 mm | 任意柔性板結構加聚酰亞胺補強板 |
JLCPCB 按不同厚度要求提供的 FPC 製造能力
柔性 PCB 厚度選項及客製化
本指南中的厚度均來自實際生產選項。JLCPCB 可製造 1 層、2 層及 4 層柔性板,使用 25 µm 或 50 µm 聚酰亞胺,厚度範圍為 0.07–0.45 mm;透明 PET 可選 0.14 mm 或 0.24 mm。

關鍵在於以下組合:12、18 及 35 µm 銅箔;黃色、黑色、白色及透明覆蓋膜;有膠或無膠層壓板;以及由聚酰亞胺、FR-4、不鏽鋼至 3M 薄膜的補強板,厚度由 0.05 至 1.6 mm。這些選項可讓你分別解決連接器配合及彎曲半徑問題,並在同一個製造結構中完成。
確保厚度精度的先進製造流程
如果成品未能達到厚度規格,其他性能便沒有意義。關鍵是真空層壓:在沒有氣泡及錯位的情況下,將聚酰亞胺薄膜及覆蓋膜壓合,並讓整張拼板保持平整。
補強板厚度不超過 0.3 mm 時公差為 ±0.05 mm,0.3–1.0 mm 時為 ±0.1 mm,超過 1.0 mm 時為 ±10%。線寬公差為 ±20%,決定阻抗重複性;外形公差為 ±0.1 mm,按要求可降至 ±0.05 mm。金手指區域甚至可達 ±0.03 mm。這是驗證 0.30 mm 連接器目標厚度時需要使用的數字。
支援不同應用的可靠 FPC 製造
柔性板不容許細小錯誤。彎曲區內放置過孔、走線與折彎線平行,或補強板沒有延伸至連接器開口,都可能通過原理圖檢查,卻在硬件中失效。自動 DFM 審查可以在 CAD 設計階段及早發現彎曲區風險、間距違規及層疊問題,並將原型設計管理至量產。如果你已經準備好通過硬件驗證的層疊結構,可以取得柔性 PCB 報價,比較柔性板厚度、銅重、補強板選項,以及它們對價格及交期的影響。
結論
FPC 厚度不是設計最後才選擇的一個單一數字,而是四項互相制約條件的結果:外殼允許的彎曲半徑、走線需要承受的電流、訊號要求的阻抗,以及連接器要求的插入厚度。先為每項要求計算數值,再尋找可以同時滿足四項條件的結構。
最值得保留的習慣是進行算術計算。每一層都會增加已知厚度,因此可以在下單前計算層疊,並按照 6 倍或 10 倍彎曲比例進行檢查。硬質 PCB 的厚度選擇主要是機械問題;柔性板則同時涉及機械、電氣及熱性能。

常見問題
FPC 的標準厚度是多少?
答:標準 FPC 厚度約為 0.07–0.45 mm,其中 0.11–0.20 mm 覆蓋大部分雙層設計。四層結構通常由 0.20 mm 開始。以上數值只代表柔性區域,不包括局部補強板。
哪些因素決定 FPC 厚度?
答:總厚度由五部分組成:兩面覆蓋膜、兩面銅箔及中間的聚酰亞胺芯板。銅重及芯板介電層由設計直接選擇,覆蓋膜厚度則隨銅重決定。補強板只在局部增加厚度,並會單獨報價。
如何選擇合適的 FPC 厚度?
答:從最嚴格的限制反向計算。將外殼允許的彎曲半徑除以適用比例:單層靜態彎曲使用 6 倍,雙層使用 10 倍,動態彎折使用 20 倍或以上,得到最大厚度。接著檢查它是否仍然滿足載流及阻抗要求,再將連接器目標厚度減去柔性板成品厚度,確定補強板尺寸。
銅箔厚度會影響 FPC 厚度嗎?
答:會,而且影響不只來自銅箔本身。由 18 µm 改用 35 µm 銅箔,會直接增加 34 µm,之後還需要更厚覆蓋膜,再增加約 45 µm。0.12 mm 柔性板會變成 0.20 mm,彎曲半徑也會接近增加一倍。
可提供的最薄柔性 PCB 是多少?
答:標準量產中最薄的結構約為 0.07 mm:25 µm 聚酰亞胺芯板、18 µm 銅箔及薄型覆蓋膜組成的單層電路。它的靜態彎曲半徑約為 0.42 mm。特殊製程可以低於此數值,但 0.07 mm 是實際量產的常用下限。

持續學習
最佳軟性 PCB 設計軟體:CAD 工具與設定指南
軟性 PCB 設計軟體的選擇,取決於電路的複雜程度及結構。Altium Designer、Cadence Allegro X、OrCAD X 及 Siemens Xpedition 等專業工具,具備軟性及軟硬結合 PCB 設計所需的進階功能,例如疊層管理、彎折區域及機械限制。對於較簡單的軟性電路,KiCad 或 EasyEDA Pro 亦可能是合適選擇,但可能需要手動設定及驗證。與傳統硬式 PCB 設計不同,軟性電路必須特別留意彎折區、覆蓋膜開窗、補強板位置及材料特性,才能確保可製造性與可靠性。 圖:軟性 PCB 設計軟體展示同一塊軟硬結合電路板的平面佈局及折疊後的 3D 外觀。 本指南將介紹軟性及軟硬結合 PCB 設計所需的關鍵 CAD 功能、六款常見 PCB 設計工具的原生功能與替代做法之間的差異,以及如何在設計軟體中設定疊層、彎折線及禁佈區。 什麼是軟性 PCB 設計軟體? 軟性 PCB 設計軟體是一種 PCB CAD 工具,用於定義軟性電路的銅箔佈局,以及軟性疊層、彎折區域、覆蓋膜開窗及補強板。大多數 PCB 編輯器都能在薄型電路板上進行銅箔佈線;此外,軟板設計還需要工具指定電路板結構及彎......
客製化 FPC 製造:設計規則與製造指南
客製化 FPC 製造是依照客戶的設計要求,例如電路板外形、疊層結構、銅箔厚度、覆蓋膜開窗及補強板位置,製作軟性印刷電路的流程。客製化軟性電路與傳統硬式 PCB 不同,必須謹慎規劃材料與佈局,以滿足可撓性及應力要求,並適用於較小型的組裝結構。這些設計決策直接影響可製造性、可靠性、生產成本及交期,因此必須在提交製造前確定。 圖:客製化 FPC 製造範例,展示具有 ENIG 連接器金手指的聚醯亞胺軟性電路 本指南將協助你為客製化 FPC 設計選擇合適的層數、層壓材料、銅箔、覆蓋膜及補強板,同時介紹主要的製造、檢驗與測試流程,以及影響製造成本和交期的因素,並說明重要的彎曲半徑、走線佈局及覆蓋膜設計規則。 什麼是客製化 FPC 製造? 客製化 FPC 製造並不是購買具有標準規格的軟性扁平排線,而是根據專屬設計資訊進行製作。電路板的外形、疊層結構及各項特徵都依照客戶提供的檔案設定,再由製造商使用其標準製程生產。 了解客製化軟性印刷電路 客製化軟性 PCB 主要由以下五項設計輸入決定: 外形:透過雷射切割形成輪廓,包括尾端、槽孔及挖空區。 銅箔佈局:在一層、兩層或多層銅箔上進行佈線。 疊層結構:基材薄膜、銅箔重......
聚醯亞胺軟性 PCB 製造:材料與製程指南
聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是以聚醯亞胺薄膜及銅箔製作可彎曲、折疊並能承受焊接溫度的電路。這類電路板的薄膜材料雖然帶來可撓性,但同時對濕氣較敏感,因此製造難度略高於硬式 PCB。聚醯亞胺在加工過程中可能膨脹或收縮,回焊前亦可能吸收濕氣;若彎曲半徑過小,還可能導致銅箔疲勞或龜裂。 圖:配備 PI 補強板的聚醯亞胺軟性 PCB 本指南將介紹如何選擇無膠型或有膠型軟性覆銅板(FCCL)、了解 FCCL 製造的八個關鍵步驟及不同電路板結構之間的製程差異、選擇合適的薄膜厚度與銅箔類型,以及如何管理濕氣與尺寸變化以提升良率和可靠性,並說明 FCCL 製造所需的 IPC 規範及設計檔案準備方式。 什麼是聚醯亞胺軟性 PCB 製造? 聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是在聚醯亞胺(PI)薄膜上製作銅箔電路的流程,包括銅箔影像轉移、鑽孔及電鍍、在電路上壓合 PI 覆蓋膜、表面處理、測試及板件切割,同時控制薄膜的吸濕情況與尺寸變化。 基材為軟性覆銅板(FCCL),由銅箔與 PI 薄膜組成,可採用有膠或無膠結構。此類層壓材料適用 IPC-4204 規範,而覆蓋膜則適用 IPC-4203 規範。 聚醯亞胺如何作為軟性 PCB ......
軟性 PCB 價格:主要成本因素與節省成本的方法
軟性 PCB 並沒有固定的單一價格,主要取決於設計所佔用的拼板面積、銅層數及訂購數量。補強板、EMI 屏蔽膜、嚴格的外形公差及複雜的導通孔結構等其他特徵,也可能進一步增加製造成本。大部分成本因素在 PCB 佈局階段,甚至首次報價時便已經確定。 圖:採用聚醯亞胺基材、ENIG 接觸焊盤及黏合式補強板的軟性 PCB 本指南將介紹軟性 PCB 的價格如何受到訂單數量及板件數量影響、哪些設計規格會推高製造成本及其原因,以及軟性 PCB 與硬式 PCB 的成本比較。你亦會了解有助節省成本的下單及佈局技巧,並掌握製造商提供準確軟性 PCB 報價時所需的資料。 軟性 PCB 的價格是多少? 軟性 PCB 並沒有統一價格。JLCPCB 的最低報價為 US$2.00,可製作 5 片尺寸不超過 100 × 100 mm 的雙層板。此報價已於 2026 年 10 月 23 日在軟性 PCB 資源頁面核實。使用此價格時,請留意以下三點: 入門價格,並非平均價格:JLCPCB 於 2024 年推出 US$2 軟性 PCB 優惠。這是小型雙層板的最低入門價格,並不代表一般量產設計的典型成本。 優惠券另行計算:新客戶軟性 PC......
軟板設計指南:FPC 設計規則、彎折半徑、補強板與拼板實務
軟板(Flexible PCB,簡稱 FPC)和硬板最大的差別,在於它是會「動」的。走線、銅箔、覆蓋膜和補強板,都要以受力的角度重新考慮。這份軟性 PCB 指南整理實際打樣與量產中最常碰到的問題,協助設計人員在材料、彎折、連接與製造成本之間做出可驗證的選擇。 FPC 設計提醒 先確認彎折方式、彎折次數、連接器厚度與板廠製程能力,再決定疊構、銅箔、Coverlay、補強板與拼板方式,避免在打樣後才返工。 一、先決定疊構,再談走線 軟板常見的基材是聚醯亞胺(PI),厚度多為 12.5µm、25µm 或 50µm。銅箔則分成壓延銅(RA)與電解銅(ED)兩種。壓延銅的晶粒呈橫向延展,耐彎折次數明顯較高,適合需要反覆運動的彎折區。 材料還可分為有膠與無膠基材。無膠(adhesiveless)材料較薄、耐熱性好,彎折表現也比較穩定,價格稍高。對於層數超過兩層或需要動態彎折的設計,應優先與板廠確認無膠材料與壓合方案。疊構定案後,才有可靠的線寬、阻抗與彎折半徑基準。 材料項目 常見選擇 設計考量 基材 PI 12.5/25/50µm 厚度影響總板厚、彎折半徑與柔軟度 銅箔 壓延銅(RA)/電解銅(ED) 動態彎......
客製蝕刻柔性電路:材料與製造指南
客製蝕刻柔性電路讓摺疊手機鉸鏈和助聽器能在狹窄空間中完成佈線,即使傳統電纜也無法通過。這類電路完全依照客戶的外形、彎折區域和補強板配置製作,因此任何尺寸錯誤都可能讓成品變成廢料。 本指南將介紹: 客製蝕刻柔性電路與目錄型柔性排線的差異 減成式蝕刻與層壓製程的實際流程 聚酰亞胺、銅箔、覆蓋膜和補強板的材料選擇 可在量產中維持穩定性的走線、容差與彎曲半徑規則 柔性電路相較於線束或硬質電路板的優勢 什麼是客製蝕刻柔性電路? 客製蝕刻柔性電路的定義 客製蝕刻柔性電路是按需求製作的柔性印刷電路。其導體透過化學方式,從覆銅聚酰亞胺薄膜上移除多餘銅箔,再以層壓覆蓋膜保護,並按照客戶指定的外形加工。 相較之下,目錄型 FFC 排線是依照間距和導體數量選購的直線、均勻電纜。客製柔性電纜可以分支、向三個方向彎折、承載焊接元件,並可同時連接三種不同類型的連接器。 蝕刻柔性電路在電子應用中的工作方式 客製柔性電路同時承擔兩項工作:像 PCB 一樣傳輸訊號,也像電纜一樣作為機械連接件。因此,它可以取代一個連接器、一條電纜和另一個連接器,形成連續的銅導電路徑。 大多數設計會以金手指尾端收尾,插入零插入力(ZIF)連接器。例如......