剛性 PCB 設計指南:高密度佈線、FR-4、成本與軟性 PCB 比較
3 分鐘
- 剛性電路板的基本原理
- 剛性 PCB 的主要特性與設計優勢
- 結構比較:剛性 PCB vs 軟性 PCB
- 為什麼 JLCPCB 是精密剛性 PCB 製造的重要選擇
- 剛性 PCB 常見問題
- 結論
重點摘要
- 結構剛性:剛性 PCB 的厚度增加一倍,抗彎剛性可提高至約八倍。
- FR-4 的作用:玻璃纖維提供機械強度,而環氧樹脂則對熱膨脹特性具有重要影響。
- 防止裂紋:陶瓷電容應與 V-Cut 分板線保持約 5 mm 距離,以降低電路板彎曲造成的損壞風險。
- 成本與用途:剛性 PCB 成本通常較低,也能承載較重的元件;只有真正需要彎折時才應考慮軟性 PCB。
- 工廠公差:設計時應預留約 10% 的板厚變化以及 20% 的走線寬度變化。
剛性 PCB 不只是用來安裝元件的基板。它同時會成為產品結構的一部分,負責承載訊號、維持平整、承受組裝過程,並在成品預期使用壽命內承受日常操作帶來的機械應力。這項結構功能的表現,很大程度上取決於 PCB 的材料疊構。 FR-4、玻璃纖維織布、樹脂含量、銅厚以及整體板材結構,都會決定 PCB 的剛性、尺寸穩定性以及製造成本。當需要在同一產品空間中比較剛性 PCB 與軟性 PCB 時,這些材料選擇尤其重要。

在本指南中,您將了解:
- 什麼是剛性 PCB,以及真正讓它具有剛性的因素
- FR-4 玻璃纖維織布與樹脂含量如何決定板厚與強度
- 哪些特性可以讓電路板在回流焊與實際使用期間保持平整
- 剛性 PCB 在哪些方面優於軟性 PCB,以及哪些情況下反而不適合
- 剛性 PCB 與軟性 PCB 在材料、拼板與組裝方面的實際數據差異
- 下單之前應該確認 PCB 製造商公差表中的哪些項目
剛性電路板的基本原理
可以把剛性 PCB 想像成一座即使有車輛行駛也不會明顯變形的橋面。剛性 PCB 的作用相似——基材會支撐並保護走線、焊墊以及連接器。軟性電路板則不同,它的設計目的是配合產品外殼形狀彎曲,而不是承載重量較大的硬體元件。
什麼是剛性 PCB?它在機械結構上有何不同?
剛性 PCB使用硬質基材製作,設計目的就是在使用期間保持平整。PCB 工廠會在玻璃纖維增強環氧樹脂基板上蝕刻銅箔,使所有走線、焊墊、元件以及連接器在產品整個工作壽命期間都維持在固定位置。
剛性取決於材料以及板厚,而抗彎剛性大致會隨厚度的三次方增加。將 PCB 厚度從 0.8 mm(31 mil)增加至 1.6 mm(63 mil),會讓電路板大約變得 8 倍更難彎曲。進一步增加到 2.0 mm(79 mil),剛性還會再次明顯提高。

範例:一片 1.6 mm 厚的 FR-4 PCB,寬度為 50 mm(2 inch),兩個支撐點相距 100 mm(4 inch),承受 200 g 負載時,下垂量約為 0.11 mm(4 mil)。一般 BGA 焊球高度約為 0.3 mm(12 mil),因此這種程度的變形通常不會造成明顯影響。FR-4 的彎曲模數約為 20 至 24 GPa,大約是 Polyimide 薄膜的十倍。
在實際應用中,0.8 mm PCB 可以降低重量與成本,但其剛性只有 1.6 mm PCB 的約八分之一。如果電路板上安裝 USB 連接器,建議在連接器附近增加螺絲固定點。
核心材料:玻璃纖維增強環氧樹脂(FR-4)與硬質基板層
FR-4 並不是一個品牌名稱,而是一種 NEMA 材料等級。其中 FR 代表 Flame Retardant(阻燃),4 則代表以環氧樹脂黏結的玻璃纖維織布材料類型。PCB 製造商通常依照 IPC-4101 規範採購相關材料。這種材料的工作方式與複合材料相似:玻璃纖維負責承受主要機械負載,而固化後的環氧樹脂則負責固定纖維並在纖維之間傳遞力量。單獨的玻璃纖維就像線一樣可以彎曲,而只有固化環氧樹脂本身則會比較脆。

這些玻璃纖維會採用 IPC-4412 所定義的標準玻纖布型號,而不同織布類型會影響厚度、表面平整度以及生產面板的尺寸穩定性。
| 玻纖布型號 | 固化後厚度 | 樹脂含量 | 常見用途 |
|---|---|---|---|
| 1080 | 0.06 至 0.07 mm(2.4 至 2.8 mil) | 約 60% | 薄介電層、細線路外層,表面較平滑 |
| 2116 | 0.09 至 0.11 mm(3.5 至 4.3 mil) | 約 50% | 多層 PCB 常用的通用型中間方案 |
| 7628 | 0.17 至 0.19 mm(6.7 至 7.5 mil) | 約 45% | Core 與厚板,具有較佳尺寸穩定性 |
較厚重的玻纖布含有更多玻璃纖維以及較少樹脂,因此通常可以改善尺寸穩定性。較輕薄的玻纖布則有利於形成更薄的介電層以及較平整的表面,適合細間距走線。PCB 製造商會組合不同玻纖布與 Prepreg 型號,在壓合完成後得到指定的最終板厚。
玻纖織布也具有方向性,通常沿 Warp 經向方向具有較高強度。對生產拼板上狹長的 PCB 而言,這種方向可能產生實際影響。熱膨脹同樣會受到材料方向影響,以下數據可以說明為什麼 PCB 在生產面板上的方向可能影響實際可靠度:
PCB 平面方向的熱膨脹主要受到玻璃纖維控制,典型值約為 14–17 ppm/°C,與銅約 17 ppm/°C 的數值相當接近。但在板厚 Z 軸方向,樹脂的膨脹量會明顯較高,約為 50–70 ppm/°C。這項差異在回流焊期間尤其重要,因為它會對鍍通孔孔壁產生額外應力。玻璃纖維主要決定 PCB 的機械行為,而樹脂則對 PCB 的熱性能具有更大的影響。
剛性 PCB 的主要特性與設計優勢
剛性 PCB 的結構可以讓電路板經過約 250°C 的回流焊爐後仍維持平整,也能在振動設備上使用五年後繼續保持原有形狀。這些才是實際產品設計中真正重要的特性。
確保結構完整性的剛性 PCB 主要特性
PCB 結構中主要有三個部分負責承受機械負載:
-
固化 Core:由玻璃纖維與環氧樹脂形成的硬質板材,兩面覆銅,在結構上就像建築物中的鋼樑一樣負責承載。
-
層間 Prepreg:預先含有部分固化樹脂的玻璃纖維布,在加熱與加壓後完全固化並將所有層結合成一個整體,因此十層 PCB 最終可以像單一實體結構一樣工作。
-
鍍通孔:每一個鍍銅孔壁都像一根銅鉚釘,將 PCB 不同表面與內層連接在一起,形成單純層壓板本身沒有的結構連結。
PCB 壓合完成並冷卻時,如果銅箔分布不均勻,可能會造成板材彎曲,因為銅與樹脂的收縮率不同。如果其中一面具有大片完整電源平面,而另一面只有稀疏走線,電路板可能會朝銅箔較多的一面彎曲。IPC-6012 對表面黏著 PCB允許的 Bow and Twist 約為 0.75%。對一片 200 mm(7.9 inch)長的 PCB 而言,相當於角落可能翹起約 1.5 mm(59 mil),足以讓細間距封裝離開其焊墊位置。
案例:某批感測器 PCB 退回後發現 3.3 V 電源軌被拉低到 1.8 V。問題來自一顆 1206 陶瓷電容,它距離 V-Score 分板線只有 2 mm(79 mil),而且兩個端電極橫跨分板線方向排列。人工折斷拼板時,PCB 發生輕微彎曲,使陶瓷電容內部產生裂紋,而這種問題從外觀上無法看到。加上偏壓之後,裂紋位置逐漸碳化,最後形成漏電路徑。改善方式:讓陶瓷電容與所有分板線保持至少約 5 mm(197 mil)的距離,並將元件旋轉,使兩個端電極沿著 V-Score 方向排列,而不是橫跨分板線。
剛性 PCB 在複雜組裝中的電氣與機械優勢
- 剛性結構最大的電氣優勢之一,就是 PCB 幾何形狀在使用期間保持穩定,因此設計時設定的阻抗、元件對位以及散熱路徑也能維持一致。
- 阻抗控制:走線寬度、銅厚以及走線與參考平面之間的距離會決定阻抗。PCB 壓合完成後,這個介電層高度保持固定,因此設計為 50 Ω 的傳輸線可以持續維持相同幾何條件。
- 多層設計能力:剛性 PCB 可以製作 1 至 32 層,讓高速訊號能在下方配置完整回流參考平面。
- 適合現代封裝的高密度:在 1 oz 銅厚下,可使用低至 0.10/0.10 mm(4/4 mil)的線寬/線距,這使 0.5 mm Pitch BGA 的 Escape Routing 成為可能。
- 熱擴散:FR-4 本身的導熱能力較差,約為 0.3 W/mK,因此真正負責散熱的是大面積銅平面以及高熱元件下方的 Via Array。
- 機械固定:TO-220 穩壓器、散熱器、板對板連接器、Shield Can 以及高大的電解電容,都需要不容易變形的 PCB 基板作為支撐。
- 穩定且可重複的組裝:剛性 PCB 可以直接利用板邊通過標準 SMT 生產線輸送軌道,不需要額外 Carrier 或特殊固定方式。
不過,「剛性」並不代表完全不會損壞。由於基板無法像軟板一樣延伸,過度彎曲反而會造成裂紋。一片 1.6 mm PCB 如果在跌落時被彎曲約 3 mm,可能導致焊點或鍍通孔孔壁產生裂紋,形成間歇性故障。
結構比較:剛性 PCB vs 軟性 PCB
軟性電路板使用薄型 Polyimide 薄膜取代玻璃纖維增強環氧樹脂基板,而後續幾乎所有差異都源自這項材料變化。選擇剛性 PCB 還是軟性 PCB,最核心的問題其實只有一個:產品中的某個部分是否真的需要彎曲、摺疊,或在使用期間反覆移動?

機械可撓性 vs 結構穩定性與承載能力
剛性 PCB 會維持固定外形,而軟性 PCB 會配合產品外殼形狀彎曲。這項差異同時形成軟板的主要優勢與限制。設計軟板時,第一項限制就是彎折半徑。IPC-2223 會以電路總厚度的倍數表示最小彎折半徑,並依照一次性彎折以及產品使用期間的重複動態彎折採用不同係數。
- 靜態彎折:只在組裝時摺疊一次、之後不再移動,單層軟板可以採用約 6 倍板厚的彎折半徑,多層軟板則通常需要約 10 至 20 倍板厚。
- 動態彎折:如果產品使用期間會持續彎曲,單層軟板通常需要約 100 倍板厚,多層軟板則可能需要約 100 至 150 倍。
範例:一片厚度 0.2 mm(8 mil)的雙面軟板,如果只在組裝時摺疊一次,可以採用約 2 mm(79 mil)的彎折半徑。但如果要在實際使用中反覆彎曲,彎折半徑可能需要增加至約 20 mm(0.8 inch),這通常會直接改變整個機構設計。
電解銅箔(Electrodeposited Copper,ED)由柱狀晶粒組成,經過多次彎折後比較容易產生裂紋。壓延銅箔(Rolled-Annealed Copper,RA)的晶粒沿材料方向延伸,因此延伸率較高,可達約 15% 至 40%,而 ED 銅箔通常只有約 5% 至 15%。RA 銅箔可以承受超過一百萬次彎折循環,而 ED 銅箔在某些情況下可能不到一千次循環就失效。
| 項目 | 剛性 PCB(FR-4) | 軟性 PCB(Polyimide) | 對實際產品的意義 |
|---|---|---|---|
| 彎折能力 | 設計上就是不彎曲 | 靜態約 6–20 倍板厚,動態約 100 倍以上 | 機構設計必須預留足夠彎折半徑 |
| 承載能力 | 可直接支撐連接器與散熱器 | 每個連接器下方通常需要補強板 | 每增加一個補強板都會增加材料、製程與成本 |
| 銅箔類型 | 通常可使用電解銅,因為不需要反覆移動 | 動態彎折應優先使用壓延銅 | 選錯銅箔初期可能看不出問題,但數月後可能疲勞失效 |
| 原材料成本 | 每平方英尺約 $2 | 約每平方英尺 $6 至 $60 | 尚未加工前,材料成本可能已有約 3 至 30 倍差距 |
| 現場故障方式 | PCB 彎曲造成焊點或陶瓷元件裂紋 | 彎折區銅疲勞、剛柔轉換位置撕裂 | 兩者會因完全相反的機械原因而失效 |
桌上型電腦顯示卡需要利用剛性 PCB,從 Edge Connector 支撐重量超過一公斤的散熱器;筆記型電腦轉軸則需要軟性排線,因為沒有任何普通剛性 PCB 能可靠承受長期反覆開合。
成本效率、組裝效率與耐用性的取捨
如果單純按相同面積比較,剛性 PCB 通常成本更低,但 PCB 單價不一定等於整個系統的總成本。一片軟性 PCB雖然單價更高,卻可能透過減少連接器、線材以及額外組裝工序,抵消它在完整產品與機構上的成本差距。
剛性 PCB 通常會排列在矩形生產 Panel 上,再透過 V-Scoring 或 Tab Routing 分板。因此,實際成本不只取決於成品 PCB 面積,也取決於它在拼板上占用多少空間,以及周圍會浪費多少材料。簡單矩形 PCB 通常可以比相同實際面積的 L 型 PCB 更有效率地排列在生產 Panel 上。
剛性 PCB 可以直接利用板邊通過標準 Pick-and-Place 生產線,而不需要額外治具。軟性電路則必須固定在加工完成的鋁製 Carrier Pallet 上保持平整,而且通常使用更薄的鋼網,例如約 0.1 mm(4 mil),相較之下剛性 PCB 常見鋼網厚度約為 0.12 至 0.15 mm(5 至 6 mil),同時刮刀壓力可能需要降低約 15% 至 25%。
- 選擇剛性 PCB:當電路板不需要移動、需要支撐連接器或散熱元件,或產品需要大量生產時。
- 選擇軟性 PCB:只有當產品幾何結構真正需要彎折時。
即使有經驗的設計團隊,也很容易在以下兩點犯錯:
把一次性摺疊當成動態彎折,會浪費大量機構空間。如果產品只在組裝時摺疊一次,卻直接套用 100 倍板厚的動態彎折規則,就會不必要地放大彎折空間。可以先問一個實際問題:外殼關閉後,這個彎折位置還會不會移動?如果不會,那麼約 6 至 20 倍板厚的靜態彎折條件通常才是正確方向,也能釋放更多機構空間。
如果只是為了減輕重量而選擇 Flex,可能會讓所有連接器支撐變得不必要地昂貴。每一個連接器下方都需要額外黏貼 Stiffener 補強板。可以使用這項簡單判斷:先數一數需要多少補強板;如果需要三個以上,剛性 PCB 往往可能更具成本優勢。
為什麼 JLCPCB 是精密剛性 PCB 製造的重要選擇
選擇剛性 PCB 製造商時,最重要的其實是兩個問題:供應商能否穩定達到設計所假設的製造公差?第十片 PCB 是否能與第一片保持一致?

全自動高速生產線與嚴格製造公差
自動化可以減少不同製程站點之間的人工搬運,進而改善不同生產批次之間的一致性。減少人工轉移有助於讓層間對位、孔位以及蝕刻結果,在日常量產中不同 Panel 與不同工作班次之間保持在更穩定的製程窗口內。
這種一致性也會反映在製造商公開的公差表中。上傳製造檔案之前,應將每一項公差限制與自己的設計假設逐一比較。
| 剛性 PCB 參數 | JLCPCB 製造能力 | 對設計的實際意義 |
|---|---|---|
| PCB 層數 | 1 至 32 層 | 可以為複雜設計配置獨立參考平面 |
| 板厚 | 0.4 至 4.5 mm(16 至 177 mil) | 2.5 mm 以上板厚需要 12 層或以上 |
| 板厚公差 | 1.0 mm 及以上約 ±10% | 下單 1.6 mm,實際可能落在約 1.44 至 1.76 mm |
| 線寬/線距 | 1 oz 銅厚下 0.10/0.10 mm(4/4 mil),2 oz 約 0.16 mm | 厚銅蝕刻需要更大的走線與間距 |
| 走線寬度公差 | 約 ±20% | 功率走線設計應按照較不利的最小實際線寬計算 |
| Via 與鑽孔 | 0.15 mm 孔徑、0.25 mm Via、0.20 mm(8 mil)孔環 | 可支援 BGA Escape Routing 與 Via-in-Pad 設計 |
| 外形尺寸公差 | ±0.1 mm(4 mil) | 機構外殼建議至少預留約 0.2 mm 配合間隙 |
其中一項容易產生問題的參數是走線寬度。例如一條標稱 0.20 mm(8 mil)的走線,實際可能縮小到約 0.16 mm(6.3 mil),代表銅截面積減少約 20%,並可能增加約 20% 的發熱。如果功率走線設計只按照 Nominal Width 計算,就幾乎沒有剩餘裕量。
當然,FR-4 並不是剛性 PCB 唯一的材料選項。剛性 PCB 也可以採用鋁基板或銅基板;RF 設計則可能使用 Rogers 或 PTFE。高溫應用可以考慮 High-Tg FR-4 或 Metal-Core PCB。常見表面處理包括HASL、ENIG,以及 OSP,實際選擇取決於 PCB 結構以及組裝需求。
工業級品質控制:E-Test、AOI 與可靠交付
對使用者來說,真正重要的並不是檢測設備本身如何運作,而是最終能收到什麼品質的 PCB,以及當電路板檢查失敗時工廠會如何處理。
剛性 PCB 在出貨之前會進行電性測試與目視檢查。對少量訂單而言這點尤其重要,因為省下一點測試費用,可能反而在後續開發中造成更大的問題。如果 PCB 相對於 Netlist 出現開路或短路,應直接報廢並重新製作,而不是使用 Jumper Wire 修補。最終目標很簡單:收到的 PCB 應該與下單要求一致,並具備正常工作的基礎條件。
包裝也是另一個重要因素:PCB 通常會採用真空密封並加入乾燥劑,以降低濕氣對表面處理的影響。對 OSP 或其他浸鍍式表面處理尤其需要注意,因為長時間暴露於濕氣環境可能影響後續可焊性。快遞運輸費用較高但速度較快,經濟型運輸則較慢;不同目的地也應預留額外清關時間。
剛性 PCB 常見問題
問:什麼是剛性 PCB?
剛性 PCB 是使用硬質基材製作、設計上不需要彎曲的電路板。最常見的材料是由玻璃纖維織布與環氧樹脂組成的 FR-4。剛性 PCB 可以讓所有走線、焊墊以及元件在產品使用期間維持固定位置。
問:為什麼 1.6 mm 是常見的剛性 PCB 標準厚度?
1.6 mm 是一項沿用已久的 PCB 工業慣例,而且在多項需求之間取得良好平衡。1.6 mm(63 mil)PCB 具有足夠的抗彎能力,也能配合常見 Card Slot 與機構尺寸,同時仍然具有良好的製造成本。
問:剛性 PCB 與軟性 PCB 真正的差異是什麼?
剛性 PCB 使用玻璃纖維增強環氧樹脂基板,能夠承受機械負載;軟性 PCB 則使用薄型 Polyimide 薄膜,主要目的是讓電路配合產品形狀彎曲。Flex PCB 每單位面積的材料成本通常更高,而且連接器下方往往需要另外配置補強板。
問:JLCPCB 是否提供剛性 Polyimide PCB?
不提供。剛性 PCB 主要採用 FR-4、單層鋁基板、單層銅基板,以及 RF 應用中的 Rogers/PTFE 材料。對高溫環境而言,High-Tg FR-4 或 Metal-Core PCB 通常是較實際的選擇。
結論
一片 剛性 PCB 之所以稱為剛性 PCB,核心原因就是它在正常使用中不應發生明顯形變。FR-4 中的玻璃纖維織布讓板材擁有約 20 至 24 GPa 的彎曲模數,而板厚又會以三次方方式影響抗彎剛性,因此最終形成一個能讓阻抗、Footprint 以及散熱路徑維持在設計位置上的穩定平台。
這也說明了剛性 PCB 與軟性 PCB 最直接的差別。軟性電路並不是「更好的 PCB」,而是針對不同結構需求設計的方案。它以數倍材料成本以及較低的承載能力,換取產品外形與彎折自由度。
因此,應該根據實際機械需求明確指定剛性 PCB。依照結構負載選擇板厚,按照所有製造公差中最不利的一端進行設計,並讓陶瓷元件遠離分板線。完成設計後,可以將Gerber 檔案準備完成,再透過 JLCPCB 即時報價確認不同材料與製程選擇對實際製造成本的影響。

持續學習
為什麼 PCB 排針對可靠電路板設計至關重要
重點摘要 雙重功能:同時作為電氣引腳及機械固定件;準確的孔徑可防止焊點承受過大應力。 間距與電流:2.54 mm 引腳約可承載 3 A,而 1.27 mm 引腳約可承載 1 A。 焊盤尺寸:應根據引腳對角尺寸設計鍍通孔;對於 0.64 mm 方形引腳,孔徑通常為 1.05–1.15 mm。 智能佈局:將接地引腳放在訊號旁邊以降低噪聲,並配合線纜引腳編號。 組裝規則:回流焊應使用 LCP 材料,並達到至少 75% 的垂直焊料填充率。 PCB 排針通常是電路板上最便宜的連接器,但卻承受最多的操作。線纜會插入其中,電路板也可能堆疊在其上。即使組裝完成很久之後,使用者仍可能以斜角拉扯線纜。所有這些負載最終都會集中到幾個焊點上,因為排針同時承擔兩項工作。從電氣角度看,它是一排傳輸電源及訊號的裸露短導體;從機械角度看,它是一個固定件。每根引腳都穿過鍍銅通孔,可防止拉扯線纜時將焊盤從層壓板上撕下。 圖 1:電路板上的直式、直角及堆疊式 PCB 排針 許多排針故障其實是機械問題,卻表現得像電氣問題,例如只有在線纜移動時才會斷開的焊點。將排針同時視為結構件及連接器,間距、孔徑及方向的選擇便不再是隨意決定。本指南涵蓋......
深入了解具高熱穩定性的聚酰亞胺 PCB 材料
重點摘要 兩種形態:可製成柔性薄膜(彎曲時不會開裂)或硬質玻璃纖維層壓板(提供結構穩定性)。 極高耐熱性:可承受超過 200°C 的工作溫度,Tg 可達 250°C–410°C。 高過孔可靠性:在 50°C 至 260°C 之間,Z 軸方向只膨脹 1.2%,可防止鍍孔裂紋。 必須烘焙:可吸收相當於自身重量 2.8% 的水分,因此回焊前必須烘焙,以避免分層。 JLCPCB 柔性電路支援:適合高可靠性應用;JLCPCB 支援 1 至 4 層柔性聚酰亞胺 FPC。 聚酰亞胺 PCB 可以在 FR-4 已經軟化的溫度下繼續運作,因此會被用於引擎艙、衛星及深井鑽探工具。代價是成本:聚酰亞胺層壓板的價格可能是傳統 FR-4 的數倍,所以只有在應用真正需要其熱性能及機械性能時,才值得選用。 本指南將介紹: 聚酰亞胺是甚麼,以及它為何有兩種不同形態 Tg、CTE 及分解溫度與 FR-4 有何差異 在哪些情況下吸濕特性有幫助,哪些情況下會造成問題 哪些行業願意為其付費,以及能獲得甚麼回報 JLCPCB 目前實際可以製造哪些聚酰亞胺產品 圖 1:聚酰亞胺柔性電路 了解聚酰亞胺這種先進 PCB 材料 聚酰亞胺之所以被列......
掌握高良率製造中的 PCB 電鍍類型及製程控制
重點摘要 兩步電鍍:先建立化學種子層,再以電解銅增加結構強度。 工藝選擇:圖形電鍍適合細線路;整板電鍍適合厚銅。 導通孔完整性:將縱橫比保持在 10:1 或以下,避免孔壁最薄處開裂。 表面處理:BGA 平面焊盤使用 ENIG,高磨損接點使用硬金。 IPC 標準:Class 2 要求 20 µm 銅孔壁厚度;Class 3 要求 25 µm 且不得有空洞。 PCB 電鍍會將一疊已鑽孔的覆銅板變成可運作的電路。這也是唯一無法從外部直接檢查的製程。電路板上的每個過孔,都是一個內部生長出銅管的孔。阻焊層完成後,你便再也看不到這條銅管。理解以下概念,便能掌握整個主題:銅不會黏附在已固化的環氧樹脂上,而環氧樹脂也不導電,因此製造商必須先在裸露樹脂上形成化學種子層。 圖 1:板件通過垂直連續銅電鍍線 只有完成這一步,電流才可以建立真正關鍵的銅厚。這種先化學處理、再通電增厚的兩步方法,解釋了你會遇到的大部分電鍍類型、缺陷及檢查規則。本指南將說明這兩種機制的差異,以及圖形電鍍與整板電鍍的不同;同時也會介紹 ENIG 及硬金 等表面處理的沉積方式。最後才會討論電鍍液化學成分及電流密度,因為它們決定深孔過孔能否通過回流......
了解 IPC-6012 標準:高可靠性剛性 PCB 製造指南
重點摘要 IPC-6012 與 IPC-A-600:IPC-6012 是具約束力的性能規範,而 IPC-A-600 僅作為外觀驗收參考文件。 Class 2 與 Class 3:Class 3 要求更厚的孔壁銅厚(25 μm,而 Class 2 為 20 μm),並且不允許鍍層空洞。 測試驗證:品質透過對拼板上的測試 coupon 進行熱應力測試後,再進行微切片分析確認。 提前指定等級:必須在製造圖紙中提前標註所需等級,電路板製造完成後無法再升級為更高等級。 IPC-6012 是決定 PCB 製造商可以交付什麼品質電路板的重要規範。許多設計者會在製造圖紙中標註「依 IPC-6012 Class 2 製造」後便繼續下一步,但製造商會仔細閱讀這項要求,因為它將成為檢驗人員判定是否合格的依據。 裸 PCB 並不是僅靠外觀即可判定是否合格。為確認鍍通孔品質,製造商會從樣品板中切取通孔截面,研磨拋光後,使用顯微鏡測量孔壁銅厚。 圖 1:金相顯微鏡下的鍍通孔微切片 PCB 等級並不會改變您的設計,因此 Class 3 電路板並不是「更聰明」或設計更好的電路板。它只是同一份設計圖稿,在更嚴格的驗收標準下進行評估......
電容 ESR 完整指南:定義、合適數值與量測方法
重點摘要 定義:電容 ESR(等效串聯電阻)以單一電阻值表示實際電容內部的損耗,包括來自電極、端接結構、電解質與介電材料的損耗。 重要性:漣波電流流經 ESR 時,會在電源軌上產生漣波電壓跳變,並在電容內部造成 I²R 發熱,進而限制電容的額定漣波電流與使用壽命。 測試條件:ESR 會隨頻率、溫度、電容量、封裝尺寸與技術類型而變化,因此只有同時註明測試頻率與溫度,ESR 數值才具有意義。 量測方式:ESR 電表適合快速檢查;搭配四線式 Kelvin(克爾文)接線的 LCR 電表,則可用於依規格書核對元件。一般萬用電表無法量測 ESR。 並非越低越好:部分線性穩壓器依賴輸出電容的 ESR 維持迴路穩定性,並規定最低 ESR,因此替換成低 ESR 元件之前,請先查看穩壓器規格書。 電容 ESR(等效串聯電阻)是實際電容阻抗中的電阻性成分,會將漣波電流轉化為漣波電壓與熱量。即使每顆電容量測出的電容量都正確,ESR 仍可能是電源供應器過熱,或輸出漣波高於設計預期的常見原因。 本指南將帶您了解: 什麼是電容 ESR,以及它的來源。 ESR 為何會影響漣波電壓、自發熱與穩壓器穩定性。 不同電容技術應具備什麼樣......
掌握 PCB 走線寬度設計,預防熱失效與訊號失效
重點摘要 預防焊接缺陷:熱隔離輻條可保留焊接熱量,避免冷焊點,並防止小型元件出現立碑現象。 電源焊墊避免使用熱隔離:散熱焊墊與承載超過 3 A 電流的走線應採用實心連接,以最大限度散熱並降低壓降。 選擇合適的輻條尺寸:被動元件使用較細的輻條(0.10–0.20 mm),一般 SMD 元件則使用較寬的輻條(0.20–0.30 mm)。 預留蝕刻餘裕:輻條寬度應比板廠的最小製造能力增加 30%,以承受生產過程中的過度蝕刻。 談到尺寸,電路板上有一項尺寸直接關係到實際電流、發熱與失效風險,那就是 PCB 走線寬度。您只需幾秒鐘就能在佈線時設定線寬,但它究竟能否承受負載,結果截然不同。如果設定錯誤,銅線路可能過熱、防焊層變成褐色、邏輯電源軌的電壓降至臨界值以下,最後讓電路板不是在您的工作台上,而是在客戶手中失效! 本指南將說明走線寬度如何影響電氣性能,透過一個完整計算範例介紹標準線寬公式,解釋計算器何時有幫助、何時可能誤導您,以及為什麼內層與外層需要不同線寬,並介紹板廠實際能夠蝕刻出的線路尺寸。 PCB 走線寬度選擇錯誤的隱藏風險 您可以將銅走線想像成延長線。較細的延長線可以整天為桌燈供電而沒有問題;但如......