軟性 PCB 成本完整指南:Flex PCB 價格、報價因素與降本方法
3 分鐘
- 了解軟性 PCB 成本以及價格為何會產生差異
- 軟性 PCB 要多少錢?價格範圍與成本計算因素
- 影響軟性 PCB 成本的主要因素
- 軟性 PCB 製造成本:從設計檔案到成品
- 軟性 PCB 成本 vs 剛性 PCB 成本:真正的差異
- 如何降低軟性 PCB 製造成本
- 如何選擇具有成本效益的軟性 PCB 製造商
- JLCPCB 的高成本效益軟性 PCB 製造能力
- 結論
- 軟性 PCB 成本常見問題
軟性 PCB 的成本,往往是讓許多專案停下腳步的第一個數字。您完成了一份乾淨的 Polyimide(聚醯亞胺)設計、上傳 Gerber 檔案,卻發現報價比相同電路採用 FR-4 製作高出數倍。了解究竟是哪些項目推高了價格,才能真正有效降低軟性 PCB 的製造成本。
在本指南中,您將了解:
- 軟性 PCB 原型與量產的實際價格範圍
- 最容易影響 FPC 報價的主要因素
- 層數與訂購數量如何改變單片 PCB 成本
- 為什麼軟性 PCB 比剛性 PCB 更昂貴,以及什麼情況下值得使用
- 如何理解軟性 PCB 成本計算器
- 實際可行的製造成本降低方法
了解軟性 PCB 成本以及價格為何會產生差異

剛性 PCB 的報價有點像按照每平方公尺購買地板,而軟性 PCB 的報價則更像訂製一套西裝:材料本身比較昂貴、裁切與加工更複雜,而且很大一部分成本都來自如何讓材料精確符合設計需求。因此,即使電路板外形完全相同,不同設計條件下的兩份報價仍可能相差五倍。
哪些因素決定軟性 PCB 的成本?
軟性 PCB 的成本主要由五個因素決定:設計在生產拼板上占用的面積、PCB 層數、訂購數量、製造特徵的難度,以及表面處理與其他加工選項。

其中只有一項屬於固定成本:工裝與前期設定,包括菲林、Coverlay 模具或雷射檔案、測試治具以及拼板 Layout。這些費用通常針對每一個設計收取一次,而不會隨同一設計後續購買的 PCB 數量等比例增加。
為什麼軟性 PCB 與剛性 PCB 的價格不同?
剛性 FR-4 生產 Panel 是一片硬質板材,設備可以高速搬運與加工。Polyimide Panel 則是一層薄膜,在受熱時可能拉伸、捲曲以及產生尺寸變化。此外,Polyimide 每單位面積的材料價格本來就比玻璃纖維環氧樹脂高出數倍。
軟板的 Coverlay(覆蓋膜)開口還需要另外裁切並進行精準對位,而不是像一般剛性 PCB 的防焊層一樣直接印刷。壓合時產生的尺寸變化也會降低製程良率,而且薄型材料幾乎在每一道製程中都需要更慢、更謹慎的搬運方式。
軟性 PCB 要多少錢?價格範圍與成本計算因素
當訂購數量從 5 片提高到約 500 片時,每片軟性 PCB 的平均成本通常會快速下降。依原文所列價格,JLCPCB 軟性 PCB 5 片起價約為 25 美元,製造時間約 4 至 5 天;相較之下,標準剛性 FR-4 PCB 則為5 片 2.00 美元起,並可提供約 24 小時製造。這就是原型階段軟性 PCB 相較於剛性 PCB 最明顯的成本差距。
原型與量產的典型軟性 PCB 價格變化
| 訂單階段 | 典型數量 | 成本變化方式 | 實際建議 |
|---|---|---|---|
| 原型 | 5 至 20 片 | 設定與工裝成本占主要比例 | 直接訂購完整最低數量;從 5 片降至 2 片通常幾乎無法節省成本 |
| 工程驗證批次 | 50 至 200 片 | 設定成本開始攤薄,單片價格下降最快 | 通常是設計驗證階段具有較佳成本效益的數量區間 |
| 試量產 | 500 至 2,000 片 | 材料成本與 Panel 良率開始主導價格 | 此時拼板利用率會直接影響成本 |
| 大量生產 | 10,000+ 片 | Polyimide 與銅箔實際使用面積成為主要成本 | 每減少一平方毫米材料都有可能形成實際成本節省 |
PCB 層數與訂購數量如何影響軟板價格?

層數通常是軟性 PCB 報價中影響最明顯的成本倍增因素。每增加一層,都需要新增相應的曝光成像、蝕刻、壓合以及對位製程,原文估計每增加一層可能增加約 35% 至 40% 的成本。
| PCB 層數 | 相對成本 | 製程變化 | 適合應用 |
|---|---|---|---|
| 1 層 | 基準成本 | 單次蝕刻、單面 Coverlay、不需要鍍通孔 | 跳線、LED 燈條、感測器排線、動態彎折 |
| 2 層 | 約 1.4× 至 1.5× | 鍍通孔、雙面 Coverlay、增加對位控制 | 大部分互連、Camera 與顯示器排線 |
| 4 層 | 約 2.5× 至 3× | 多次壓合、更嚴格的對位控制、更厚的整體疊構 | 阻抗控制、高密度佈線、需要屏蔽的高速訊號 |
如何使用成本計算器估算軟性 PCB 價格?
軟性 PCB 成本計算器會根據您輸入的參數,以及製造商所提供的 FPC 製造能力進行報價。並不一定要先完成所有 Gerber 檔案,只要先確定大致的 PCB 外形以及 Stackup,就可以進行初步成本比較。
-
PCB 尺寸與數量:使用真正的電路板外形尺寸,而不是單純使用外接矩形 Bounding Box。
-
PCB 層數:從實際佈線需求所能使用的最低層數開始。
-
介電層厚度:25 µm(1 mil)或 50 µm(2 mil)的 Polyimide 可以涵蓋大多數設計。
-
銅厚:12 µm(0.33 oz)、18 µm(0.5 oz)以及 35 µm(1 oz)都是常見規格。
-
Coverlay 顏色與補強板:每一個額外的補強區域都會增加一道貼合或壓合製程。
-
選配表面處理:ENIG 厚度、EMI 屏蔽膜以及背膠通常會另外計價。
-
建立兩至三個版本:分別嘗試減少一層,或縮小 PCB 外形後重新報價比較。
影響軟性 PCB 成本的主要因素
材料、基材與銅箔選擇
目前最常見的軟板基材仍然是 Polyimide 薄膜,也常以其商標名稱 Kapton 為人所知。這種材料能承受回流焊溫度,同時在彎折時不容易破裂。其中有兩項材料選擇會明顯影響成本:
- 介電層厚度:25 µm 具有更高柔軟度,更適合動態彎折應用;50 µm 則在靜態設計中具有更好的尺寸穩定性,同時通常成本較低,製程容忍度也較高。
- 基材類型:無膠基材(Adhesiveless Laminate)更薄、熱穩定性更好,也更適合細間距與反覆彎折,但價格會明顯較高。
標準且成本最低的選擇通常是電解銅(Electrodeposited Copper,ED)。壓延銅(Rolled-Annealed Copper,RA)在反覆彎折時比較不容易產生裂紋,但成本也更高。銅厚還會影響最小線寬/線距以及製造良率,與剛性 PCB 上的大面積 Copper Pour 設計原理相似。
層數、PCB 尺寸與電路複雜度
PCB 尺寸主要透過生產 Panel 的材料利用率影響成本。真正重要的問題並不是單片 PCB 有多少平方公分,而是每一片生產 Panel 究竟能排入多少片成品。
標準最小線寬/線距也會隨銅厚改變:
- 12 µm:標準約為 3/3 mil(0.075 mm),2/2 mil 則屬於極限能力,會犧牲製造良率。
- 18 µm:約 3.5/3.5 mil(0.089 mm),通常能在佈線密度與成本之間取得良好平衡。
- 35 µm:約 4/4 mil(0.1 mm),可以承載更高電流,但線路較粗,而且彎折區也會變得更硬。
Via 同樣遵循類似原則。0.3 mm 鑽孔搭配 0.55 mm 焊墊(11.8/21.7 mil)通常可以按照標準成本製造;如果在雙層 FPC 上使用 0.10 mm 鑽孔搭配 0.3 mm 焊墊,通常就會增加額外製造費用。
表面處理、Coverlay、補強板與其他製造需求
各種附加選項往往是在不知不覺間把軟板報價推高的主要原因。如果同時增加多項特殊處理,它們的總成本甚至可能高於 PCB 本體。
軟性 PCB 幾乎都會優先使用 ENIG,而不是 HASL,因為熱風整平可能讓薄型 Polyimide 產生變形。原文提供 1 µin 與 2 µin 金厚選項,而較厚的金層主要提供更長儲存壽命,但並非所有產品都真正需要。
補強板也是最容易被過度指定的項目之一。原則很簡單:選擇能滿足機械需求的最低成本方案。
| 如果您需要 | 建議選擇 | 典型厚度範圍 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 支撐 FPC 連接器插入區域 | Polyimide 補強板 | 0.1 至 0.25 mm(3.9 至 9.8 mil) | 較薄、容易符合連接器規格,而且成本最低 |
| 為 SMT 元件提供剛性貼裝區域 | FR-4 補強板 | 0.1 至 1.6 mm(3.9 至 63 mil) | 能承受回流焊以及較高的機械負載 |
| 在最低厚度下獲得最大剛性 | 不鏽鋼補強板 | 0.1 至 0.3 mm(3.9 至 11.8 mil) | 單位厚度剛性最高,但成本也最高 |
| 簡單固定或黏貼至外殼 | 3M 或 Tesa 背膠 | 3M9077、3M468、tesa8854 | 不需要額外壓合製程 |
| 控制高速排線上的雜訊 | EMI 屏蔽膜 | 18 µm(0.7 mil),黑色 | 可以取代部分屏蔽線材組件 |
Coverlay 的成本主要受到開口加工影響,而不是單純受到覆蓋面積影響。黃色是標準且成本最低的選項;黑色、白色以及透明 Coverlay 通常需要額外費用。
軟性 PCB 製造成本:從設計檔案到成品
製造流程如何影響軟性 PCB 價格?
軟板製造的基本流程與剛性 PCB 有不少相似之處,但也增加了幾項剛性 PCB 不需要的特殊工序:
-
材料準備:薄膜需要在控制張力的條件下完成裁切與清潔,處理方式與硬質 Panel 不同。
-
曝光與蝕刻:基本成本與一般 PCB 類似,但細線路能力會決定後續所有製程的良率。
-
Coverlay 裁切與對位:利用雷射或模具製作 Coverlay 開口,再精確對位至已完成蝕刻的銅箔圖形。
-
壓合:Polyimide 在熱與壓力作用下會產生尺寸變化,而如何控制這種變化正是軟性 PCB 製造的核心難點之一。
-
補強板貼合:每一個補強區域都需要額外定位以及貼合或壓合操作。
-
雷射外形加工:軟板外形通常使用雷射切割而不是傳統 Routing,典型公差約為 ±0.1 mm(±3.9 mil),有需求時可收緊至 ±0.05 mm。
-
電性測試與 AOI:每片 PCB 進行飛針測試以及光學檢查,因為彎折區內的微小走線裂紋可能無法直接從外觀觀察。
設計複雜度與 DFM 對成本的影響
軟性 PCB 中最昂貴的設計錯誤,很多時候不是電氣問題,而是機械問題。原文舉例,一款穿戴式 ECG 貼片在第二次生產後,大約有 30% 的 PCB 在彎折位置發生導通失效。原因是在彎折區內配置了 0.2 mm 鍍通孔,孔壁經過數十次彎折循環後產生裂紋。
將這些 Via 移到距離彎折線 3 mm 以外後,問題就被解決,但此前報廢的 Panel 成本已經超過整套工裝費用。
因此,真正影響成本的重要規則通常都是機械性的:不要把 Via 放在彎折區內;走線應盡量垂直於彎折線;雙面軟板上的導體應錯位配置;單層軟板至少保持材料厚度 6 倍的彎折半徑,多層軟板則至少約為 10 倍。
改善方式:在正式投入工裝之前先執行 DFM 檢查。一般 PCB 設計規則與最佳實務,同樣適用於軟性 PCB 的許多區域。
軟性 PCB 成本 vs 剛性 PCB 成本:真正的差異
「Flex vs Rigid 哪一個更便宜?」其實不是只有一個答案的問題。如果只比較裸板價格,軟性 PCB 明顯更昂貴;但如果比較完整成品組裝成本,結果可能完全不同。
為什麼軟性 PCB 通常比剛性 PCB 更昂貴?
基於前面提到的材料以及製程因素,裸軟板的價格通常會是相同電路剛性 PCB 的數倍。此外,軟板通常必須採用 ENIG,也失去了剛性 PCB 所能使用的部分低成本表面處理方案。
兩者的品質認證標準也不同:剛性 PCB 主要依照 IPC-6012,而軟性 PCB 則依照 IPC-6013,並具有各自不同的驗收要求。
什麼情況下軟性 PCB 能提供更高的長期價值?
只比較裸板價格,是最容易讓 Flex 看起來「貴得不合理」的方法。真正應該比較的是軟板所取代整套零件的安裝後成本,例如一組線束、兩個連接器,以及這些零件需要的組裝與檢查人工。
例如印表機滑動機構中的排線,如果改用大量獨立電線來實現,光是連接器數量產生的成本就可能高於一片軟板。
成本節省主要會出現在四個地方:
- 減少連接器:每移除一組連接器,就同時移除其元件成本、貼裝成本以及相關故障風險。
- 降低組裝人工:軟性 PCB 可以作為單一零件安裝,而不需要像 Wire Harness 一樣額外整理線材以及製作應力緩解固定。
- 降低重量與體積:對穿戴式裝置、無人機以及航太硬體尤其重要。
- 提高現場可靠度:沒有安裝的連接器,就不可能因振動而逐漸鬆脫。
如何降低軟性 PCB 製造成本
原文估計,大多數 Flex PCB 設計中可能包含約 20% 至 40% 可以避免的額外成本,而這些成本通常集中在三個地方:不必要的額外層、不利於拼板的 PCB 外形,以及沒有真正必要的特殊表面處理或加工選項。
最佳化 PCB 疊構與電路設計
在直接接受四層軟板方案之前,先確認設計是真的需要四層,還是只是從原本的剛性 PCB 設計沿用了相同層數。
錯誤 1:讓完整 Ground Plane 穿過彎折區。完整銅平面會增加 Flex 區域的剛性,因此不只要多支付一層 PCB 的費用,還可能降低彎折壽命。改善方式:在該區使用網格狀 Cross-Hatched Copper,或將真正的 Flex 區降低至單一導體層。
錯誤 2:不當安排彎折區走線。與摺疊方向平行的走線可能受到不均勻拉伸,最終在實際使用中產生裂紋,而現場故障也是成本最高的階段。改善方式:使用平滑曲線轉角而不是 90° 直角,並在 Pad 與走線連接位置加入 Teardrop。
錯誤 3:為了「保留裕量」而直接指定工廠極限製程。如果 3.5/3.5 mil 已經足以完成佈線,卻整片 PCB 都要求 2/2 mil 線寬/線距,就等於為沒有實際使用到的製造良率付出額外成本。改善方式:只有真正需要的局部區域才使用極限製程。
提高拼板利用率與生產效率
Panel 利用率是工程師最常忽略的成本槓桿之一,而在大量生產的軟板上,它甚至可能比其他所有因素都更重要。工廠計算的是 PCB 占用了多少生產 Panel,而不是您的電路中實際有多少銅。
如果 PCB 外形不利於排列,可能導致整個 Panel 有 40% 至 50% 的材料變成廢料。

- 在正式確定 PCB 外形之前,先向製造商確認常用生產 Panel 尺寸。
- 測試旋轉或鏡像拼板方式。兩個方向交錯排列,有時可以多放完整一排 PCB。
- 將 PCB 外形尺寸調整成更適合 Panel 排列的數值。有時寬度只減少 2 mm,就可能多排入完整一列。
- 如果同一個專案包含多個小型 FPC,可以評估將不同設計合併到同一 Panel。
- 依照製造商熟悉的標準拼板方式設計 Array,避免不必要的特殊處理。
如果將 PCB 寬度縮小 5% 就能讓每一片 Panel 多排一整列成品,那麼所節省的成本往往會高於更換材料所帶來的效果。
選擇具有成本效益的材料並遵循 DFM 規範
將「產品真正需要的規格」與「只是聽起來比較保險的規格」分開,再優先選用成本較低且足以滿足需求的方案。
- 除非彎折需求真的需要 25 µm,否則優先考慮 50 µm Polyimide
- 靜態或只彎折一次的設計可以考慮有膠基材
- 預設使用 18 µm 銅,只有高電流區域真正需要時才選擇 35 µm
- 除非成品外觀會直接被終端使用者看到,否則優先使用黃色 Coverlay
- 除非長期儲存或多次回流焊確實需要更厚金層,否則使用 1 µin ENIG
- 不需要 FR-4 結構強度的位置,優先使用 Polyimide 補強板
- 使用標準交期,因為加急生產通常會產生明顯額外費用
如何選擇具有成本效益的軟性 PCB 製造商
最低報價與最低總成本,通常不一定來自同一家供應商。真正購買的除了 PCB 本身之外,還包括製造能力、良率,以及能否在量產前指出高成本設計錯誤的工程回饋。
製造能力與品質控制
製造能力的完整程度,會決定您的設計是否可以按照原本規格生產,還是必須因製造限制被迫改成性能較低的版本。
選擇供應商時,應確認可製作的 PCB 層數、不同銅厚下的最小線寬/線距,以及可提供哪些補強板材料。
對 Flex 而言,品質控制尤其重要,因為很多缺陷本身是隱藏的。彎折區中的 Microcrack 在一般 QA 外觀檢查中可能完全看不到,但到了產品現場就會形成實際故障。因此應確認每片 PCB 是否進行目視或 AOI 以及飛針測試,同時確認供應商採用哪一個 IPC-6013 Class。
材料選項與客製化支援
如果供應商提供的材料選項非常有限,設計往往會被迫遷就其現有庫存。每一種無法取得的材料,都可能變成設計上的妥協,或迫使您另外管理第二家供應商。
另一個很容易被低估的成本因素,是同一家供應商能否從 5 片原型一路支援至 10,000 片量產。專案中途更換製造商,意味著需要重新驗證製程、重新建立工裝,並重新經歷新的量產學習曲線。
JLCPCB 的高成本效益軟性 PCB 製造能力
一個軟板專案能否維持在預算內,很大程度上取決於 PCB Stackup 是否可以匹配製造商的標準製程能力。

先進製造技術提升 FPC 生產可靠度
JLCPCB 提供 軟性 PCB 1 層、2 層以及 4 層製造,原文列出的最小線寬/線距為 0.08 mm(3.15 mil)。每片 PCB 在出貨前都會進行 AOI 與飛針測試;前文所列 PCB 尺寸以及外形加工公差,屬於一般生產能力,而不是只有特殊訂單才能提供的規格。
Polyimide、Coverlay 與補強板材料選項
材料選項包括兩種常見介電層厚度的 Polyimide、適合動態彎折的無膠基材,以及可用於 1 層與 2 層結構的透明 PET。
- 銅厚:12 µm、18 µm、35 µm
- Coverlay 顏色:黃色、黑色、白色、透明
- 補強板、背膠與 EMI 膜:可使用前文補強材料表中列出的相關選項
- 表面處理:ENIG 1 µin 或 2 µin
透過專業 DFM 分析最佳化製造成本
自動化 DFM 分析可以在正式製作工裝之前檢查上傳的設計檔案,並標記可能造成高成本或製造問題的項目,例如 Coverlay 開口小於規定間距、Via 位於指定彎折區內,或線寬/線距低於所選銅厚的製程限制。
在報價階段就找到一個重大問題,所節省的成本往往可能高於整筆原型訂單。JLCPCB 的即時報價系統可以同時提供價格以及相關 DFM 回饋。
從軟性 PCB 原型到量產的製造支援
原型與大量生產可以使用相同生產線與相同製程,因此當訂單數量增加時,不需要因為生產模式不同而重新完成整套製程資格驗證。
軟性 PCB 亦可搭配 SMT 組裝服務,元件可以從 JLCPCB 零件庫選擇。若產品由軟性排線搭配剛性主機板組成,兩者由同一家供應商處理,也可以減少一次物流以及一套額外的進料檢驗流程。
結論
軟性 PCB 的成本並不是一個單一數字,而是一連串設計選擇所累積的結果。材料面積、層數、訂購數量、製造特徵難度以及表面處理選項,都會分別構成最終價格,而大多數異常昂貴的報價通常都可以追溯到其中一至兩個因素。
單純比較裸板價格也不是最合理的基準。軟性 PCB 的價值來自它可以從完整產品中移除連接器、線束、組裝人工以及潛在故障點,因此一個在 PCB 報價單上看起來較昂貴的設計,在完成整機安裝後反而可能具有更低的總成本。
正式確定設計之前,可以透過 JLCPCB 即時報價分別比較兩至三種 Stackup,例如減少一層或縮小 PCB 外形,確認真正推高成本的是哪一項設計條件。

軟性 PCB 成本常見問題
問:軟性 PCB 要多少錢?
依原文資料,以 JLCPCB 這類大量原型製造商為例,軟性 PCB 5 片起價約為 25 美元。實際價格取決於 PCB 尺寸、層數、訂購數量以及表面處理與其他選配,因此最準確的價格仍應以您自己的即時報價結果為準。
問:為什麼軟性 PCB 比剛性 PCB 更昂貴?
Polyimide 薄膜每單位面積的成本通常比 FR-4 高出數倍,而且 Flex PCB 還增加了剛性 PCB 沒有的製程,例如 Coverlay 裁切與對位、補強板貼合以及雷射外形加工。薄膜在壓合時也會產生尺寸變化,進一步影響製造良率。
問:哪些因素會影響軟性 PCB 價格?
最主要的因素包括 PCB 層數、板面積與拼板利用率、訂購數量、銅厚、最小線寬/線距,以及 ENIG 厚度、Coverlay 顏色與補強板材料等加工選項。其中,層數通常是影響成本最明顯的倍增因素。
問:如何降低軟性 PCB 製造成本?
在佈線允許的情況下減少 PCB 層數,重新調整外形以提高每片 Panel 的排板數量,並盡量使用標準製程能力,而不是直接指定極限制程。還應逐一檢查特殊加工選項,因為補強板、更厚的 ENIG 金層以及非標準 Coverlay 顏色經常在沒有實際需求的情況下被加入設計。
問:如何取得準確的軟性 PCB 報價?
將 Gerber 檔案上傳至即時報價系統,並輸入真實 Stackup,包括 PCB 層數、介電層厚度、銅厚、Coverlay 以及補強區域。建議同時建立兩至三個不同版本,例如減少一層或縮小 PCB 外形,再比較報價結果,就能更容易找出真正占據大部分成本的設計選項。

持續學習
為什麼 PCB 排針對可靠電路板設計至關重要
重點摘要 雙重功能:同時作為電氣引腳及機械固定件;準確的孔徑可防止焊點承受過大應力。 間距與電流:2.54 mm 引腳約可承載 3 A,而 1.27 mm 引腳約可承載 1 A。 焊盤尺寸:應根據引腳對角尺寸設計鍍通孔;對於 0.64 mm 方形引腳,孔徑通常為 1.05–1.15 mm。 智能佈局:將接地引腳放在訊號旁邊以降低噪聲,並配合線纜引腳編號。 組裝規則:回流焊應使用 LCP 材料,並達到至少 75% 的垂直焊料填充率。 PCB 排針通常是電路板上最便宜的連接器,但卻承受最多的操作。線纜會插入其中,電路板也可能堆疊在其上。即使組裝完成很久之後,使用者仍可能以斜角拉扯線纜。所有這些負載最終都會集中到幾個焊點上,因為排針同時承擔兩項工作。從電氣角度看,它是一排傳輸電源及訊號的裸露短導體;從機械角度看,它是一個固定件。每根引腳都穿過鍍銅通孔,可防止拉扯線纜時將焊盤從層壓板上撕下。 圖 1:電路板上的直式、直角及堆疊式 PCB 排針 許多排針故障其實是機械問題,卻表現得像電氣問題,例如只有在線纜移動時才會斷開的焊點。將排針同時視為結構件及連接器,間距、孔徑及方向的選擇便不再是隨意決定。本指南涵蓋......
深入了解具高熱穩定性的聚酰亞胺 PCB 材料
重點摘要 兩種形態:可製成柔性薄膜(彎曲時不會開裂)或硬質玻璃纖維層壓板(提供結構穩定性)。 極高耐熱性:可承受超過 200°C 的工作溫度,Tg 可達 250°C–410°C。 高過孔可靠性:在 50°C 至 260°C 之間,Z 軸方向只膨脹 1.2%,可防止鍍孔裂紋。 必須烘焙:可吸收相當於自身重量 2.8% 的水分,因此回焊前必須烘焙,以避免分層。 JLCPCB 柔性電路支援:適合高可靠性應用;JLCPCB 支援 1 至 4 層柔性聚酰亞胺 FPC。 聚酰亞胺 PCB 可以在 FR-4 已經軟化的溫度下繼續運作,因此會被用於引擎艙、衛星及深井鑽探工具。代價是成本:聚酰亞胺層壓板的價格可能是傳統 FR-4 的數倍,所以只有在應用真正需要其熱性能及機械性能時,才值得選用。 本指南將介紹: 聚酰亞胺是甚麼,以及它為何有兩種不同形態 Tg、CTE 及分解溫度與 FR-4 有何差異 在哪些情況下吸濕特性有幫助,哪些情況下會造成問題 哪些行業願意為其付費,以及能獲得甚麼回報 JLCPCB 目前實際可以製造哪些聚酰亞胺產品 圖 1:聚酰亞胺柔性電路 了解聚酰亞胺這種先進 PCB 材料 聚酰亞胺之所以被列......
掌握高良率製造中的 PCB 電鍍類型及製程控制
重點摘要 兩步電鍍:先建立化學種子層,再以電解銅增加結構強度。 工藝選擇:圖形電鍍適合細線路;整板電鍍適合厚銅。 導通孔完整性:將縱橫比保持在 10:1 或以下,避免孔壁最薄處開裂。 表面處理:BGA 平面焊盤使用 ENIG,高磨損接點使用硬金。 IPC 標準:Class 2 要求 20 µm 銅孔壁厚度;Class 3 要求 25 µm 且不得有空洞。 PCB 電鍍會將一疊已鑽孔的覆銅板變成可運作的電路。這也是唯一無法從外部直接檢查的製程。電路板上的每個過孔,都是一個內部生長出銅管的孔。阻焊層完成後,你便再也看不到這條銅管。理解以下概念,便能掌握整個主題:銅不會黏附在已固化的環氧樹脂上,而環氧樹脂也不導電,因此製造商必須先在裸露樹脂上形成化學種子層。 圖 1:板件通過垂直連續銅電鍍線 只有完成這一步,電流才可以建立真正關鍵的銅厚。這種先化學處理、再通電增厚的兩步方法,解釋了你會遇到的大部分電鍍類型、缺陷及檢查規則。本指南將說明這兩種機制的差異,以及圖形電鍍與整板電鍍的不同;同時也會介紹 ENIG 及硬金 等表面處理的沉積方式。最後才會討論電鍍液化學成分及電流密度,因為它們決定深孔過孔能否通過回流......
了解 IPC-6012 標準:高可靠性剛性 PCB 製造指南
重點摘要 IPC-6012 與 IPC-A-600:IPC-6012 是具約束力的性能規範,而 IPC-A-600 僅作為外觀驗收參考文件。 Class 2 與 Class 3:Class 3 要求更厚的孔壁銅厚(25 μm,而 Class 2 為 20 μm),並且不允許鍍層空洞。 測試驗證:品質透過對拼板上的測試 coupon 進行熱應力測試後,再進行微切片分析確認。 提前指定等級:必須在製造圖紙中提前標註所需等級,電路板製造完成後無法再升級為更高等級。 IPC-6012 是決定 PCB 製造商可以交付什麼品質電路板的重要規範。許多設計者會在製造圖紙中標註「依 IPC-6012 Class 2 製造」後便繼續下一步,但製造商會仔細閱讀這項要求,因為它將成為檢驗人員判定是否合格的依據。 裸 PCB 並不是僅靠外觀即可判定是否合格。為確認鍍通孔品質,製造商會從樣品板中切取通孔截面,研磨拋光後,使用顯微鏡測量孔壁銅厚。 圖 1:金相顯微鏡下的鍍通孔微切片 PCB 等級並不會改變您的設計,因此 Class 3 電路板並不是「更聰明」或設計更好的電路板。它只是同一份設計圖稿,在更嚴格的驗收標準下進行評估......
電容 ESR 完整指南:定義、合適數值與量測方法
重點摘要 定義:電容 ESR(等效串聯電阻)以單一電阻值表示實際電容內部的損耗,包括來自電極、端接結構、電解質與介電材料的損耗。 重要性:漣波電流流經 ESR 時,會在電源軌上產生漣波電壓跳變,並在電容內部造成 I²R 發熱,進而限制電容的額定漣波電流與使用壽命。 測試條件:ESR 會隨頻率、溫度、電容量、封裝尺寸與技術類型而變化,因此只有同時註明測試頻率與溫度,ESR 數值才具有意義。 量測方式:ESR 電表適合快速檢查;搭配四線式 Kelvin(克爾文)接線的 LCR 電表,則可用於依規格書核對元件。一般萬用電表無法量測 ESR。 並非越低越好:部分線性穩壓器依賴輸出電容的 ESR 維持迴路穩定性,並規定最低 ESR,因此替換成低 ESR 元件之前,請先查看穩壓器規格書。 電容 ESR(等效串聯電阻)是實際電容阻抗中的電阻性成分,會將漣波電流轉化為漣波電壓與熱量。即使每顆電容量測出的電容量都正確,ESR 仍可能是電源供應器過熱,或輸出漣波高於設計預期的常見原因。 本指南將帶您了解: 什麼是電容 ESR,以及它的來源。 ESR 為何會影響漣波電壓、自發熱與穩壓器穩定性。 不同電容技術應具備什麼樣......
掌握 PCB 走線寬度設計,預防熱失效與訊號失效
重點摘要 預防焊接缺陷:熱隔離輻條可保留焊接熱量,避免冷焊點,並防止小型元件出現立碑現象。 電源焊墊避免使用熱隔離:散熱焊墊與承載超過 3 A 電流的走線應採用實心連接,以最大限度散熱並降低壓降。 選擇合適的輻條尺寸:被動元件使用較細的輻條(0.10–0.20 mm),一般 SMD 元件則使用較寬的輻條(0.20–0.30 mm)。 預留蝕刻餘裕:輻條寬度應比板廠的最小製造能力增加 30%,以承受生產過程中的過度蝕刻。 談到尺寸,電路板上有一項尺寸直接關係到實際電流、發熱與失效風險,那就是 PCB 走線寬度。您只需幾秒鐘就能在佈線時設定線寬,但它究竟能否承受負載,結果截然不同。如果設定錯誤,銅線路可能過熱、防焊層變成褐色、邏輯電源軌的電壓降至臨界值以下,最後讓電路板不是在您的工作台上,而是在客戶手中失效! 本指南將說明走線寬度如何影響電氣性能,透過一個完整計算範例介紹標準線寬公式,解釋計算器何時有幫助、何時可能誤導您,以及為什麼內層與外層需要不同線寬,並介紹板廠實際能夠蝕刻出的線路尺寸。 PCB 走線寬度選擇錯誤的隱藏風險 您可以將銅走線想像成延長線。較細的延長線可以整天為桌燈供電而沒有問題;但如......