軟性 PCB 材料選擇指南:聚醯亞胺、PET 與可靠性考量
1 分鐘
- 了解軟性 PCB 材料
- 聚醯亞胺(PI):軟性 PCB 的標準材料
- 軟性 PCB 應用中的聚醯亞胺 vs PET
- 軟性 PCB 材料選擇中的可靠性考量
- 可靠軟性 PCB 的材料與製造考量
- JLCPCB 的軟性 PCB 材料與製造能力
- 常見問題(FAQ)
重點摘要
選擇正確的軟性 PCB 材料,會直接影響彎折性能、熱可靠性與產品壽命。本指南說明聚醯亞胺(PI)與 PET 材料的差異、各自應用,以及選擇軟性 PCB 材料時需要考量的關鍵因素。透過適當的材料選擇與製造管控,工程師可以為消費性電子、工業設備與高性能應用打造可靠的軟性電路,並搭配 JLCPCB 實現穩定製造。
您是否曾經好奇筆電轉軸後方的排線、看過健身追蹤器內部,或打開過可摺疊手機?這些產品都使用軟性電路,而您手中產品的品質,正是從正確的軟性 PCB 材料開始。基材不只是被動承載體——它會決定電路板能承受多少次彎折、如何耐受熱量,以及是否會在放入口袋六個月後出現裂紋。即使軟性 PCB 在工作台上看起來完全正常,也可能只因為選錯軟性 PCB 基膜,而在實際使用環境中失效。
材料選擇其實是機械工程、熱管理與成本控制的綜合考量。選對材料,產品就能多年穩定彎折。本指南將介紹最常用的軟性電路材料,正面比較聚醯亞胺與 PET,並探討可靠性因素。讀完後,您將能更有把握地選擇軟性 PCB 材料。
了解軟性 PCB 材料
軟性印刷電路是由一系列薄膜與黏著材料構成,而不是採用標準電路板中剛性的玻纖補強層壓板。基礎介電薄膜支撐銅箔,黏著層將各層結合,保護性覆蓋膜則將整體密封。每一項選擇都會帶來實際影響。FR4 是剛性基材,而軟性電路則有多種基材可選。這種自由度很有價值,但也可能讓錯誤決策隱藏在看似良好的設計之中。
軟性電路中常用的材料類型
軟性電路依賴一組規模不大但非常獨特的材料家族,每種材料都針對特定需求最佳化。若要在軟性 PCB 材料中做出合理選擇,就必須理解每種材料的作用。
- 聚醯亞胺(PI):業界主力材料,具備良好熱穩定性與機械穩定性,也是焊接式、高可靠性軟性電路的預設選擇。
- 聚酯(PET):成本較低的薄膜,具備良好可撓性,但不適合高溫;常用於薄膜開關與一次性電子產品。
- 黏著劑:壓克力與環氧樹脂基黏著層,用於將疊層結合在一起;若需要更細線寬,也可使用無膠層壓板。
- 銅箔:動態彎折應用可使用壓延退火銅箔(RA),靜態應用則可使用電解銅箔(ED)。
- 覆蓋膜與覆蓋塗層:保護性表層通常為帶黏著劑的聚醯亞胺薄膜,或印刷式液態感光保護層。
為什麼材料選擇會影響可靠性與可撓性
軟性電路的核心價值就是能夠彎折,而彎折會讓銅箔與介電材料直接承受週期性應力。不具備抗疲勞能力的材料,會在電路板真正老化之前就產生微裂紋。尺寸穩定性,也就是薄膜在壓合或回焊過程中的收縮或位移程度,同樣取決於材料。位移過大會造成開窗與對位問題,使各層與焊盤錯位。熱耐受性則是第三個支柱。軟化點只有 150°C 的薄膜,根本無法承受 245–260°C 無鉛回焊的組裝流程。因此,基材其實會默默定義後續所有製程與實際使用條件的上限。
聚醯亞胺(PI):軟性 PCB 的標準材料
工程師提到「軟性 PCB」時,通常指的是以聚醯亞胺基材製作的電路。數十年的使用經驗已證明 PI 的可靠性,使其成為首選基膜。原因很簡單:聚醯亞胺是少數能同時提供高熱穩定性、機械韌性與耐化學性的材料之一,而且能以僅 12.5 至 50 微米厚的薄膜形式實現。很少有其他材料能完整匹配這樣的性能範圍。
PI 的熱穩定性與機械性能
聚醯亞胺的特殊之處在於其耐熱能力。即使溫度高於大多數其他塑膠的玻璃轉移溫度,它仍能保持機械與介電特性。聚醯亞胺軟性薄膜具備以下重要性能特徵:
- 高耐熱等級:可在 150°C 下連續使用,並可短時間承受高達無鉛回焊所需的溫度。
- 優異的彎折壽命:與壓延退火銅箔搭配使用時,可承受數十萬至數百萬次彎折循環。
- 高抗機械力能力(抗拉強度):受力時不易撕裂或延伸。
- 良好耐化學性:可承受製造過程中使用的蝕刻液、助焊劑與清潔劑。
- 穩定介電常數:材料的介電常數通常落在 3.2 至 3.5,可提供穩定阻抗。
為什麼高溫應用偏好使用 PI
多數軟性電路最嚴苛的熱事件,就是焊接。無鉛 SAC305 的回焊溫度為 245–260°C,這會讓低溫薄膜立即熔化或翹曲。聚醯亞胺則能從容承受這些嚴苛條件。它具有高分解溫度,可在回焊、波峰焊與重工循環中維持尺寸與結構。對帶有焊接元件的軟性電路板而言,這是唯一實用的替代方案。除了組裝之外,電路板也可能承受車用引擎室電子、LED 照明與工業感測器等應用所帶來的持續熱量。聚醯亞胺在長期熱應力下的穩定性,可確保電路在整個壽命期間保持可靠。
軟性 PCB 應用中的聚醯亞胺 vs PET
聚醯亞胺最常見的替代材料是 PET(聚酯),而在軟性 PCB 材料選擇流程中,PI 與 PET 的取捨是最常見的決策之一。兩者都具備可撓性,也都容易取得,但用途非常不同。
耐溫性與機械耐久性比較
最重要的差異是耐熱能力。PET 會在 130–150°C 之間軟化與變形,因此無法以傳統方式焊接。PET 電路通常使用導電膠或壓接端子進行連接。聚醯亞胺在機械疲勞壽命與抗拉強度方面也表現更好,因此對動態彎折而言是更安全的選擇。以下是兩種薄膜的並列比較。
| 特性 | 聚醯亞胺(PI) | 聚酯(PET) |
|---|---|---|
| 連續使用溫度 | ~150°C | ~105-130°C |
| 可焊性 | 可以(回焊/波峰焊) | 不可以(導電膠) |
| 彎折/彎曲疲勞壽命 | 優異 | 中等 |
| 抗拉強度 | 高 | 中等 |
| 尺寸穩定性 | 非常好 | 中等 |
| 耐濕性 | 良好 | 良好 |
| 相對成本 | 較高 | 較低 |
成本與應用取捨
PET 的成本遠低於聚醯亞胺,對適合的產品來說具有價格優勢。關鍵只是要依應用選擇正確材料。
- 薄膜開關、鍵盤、一次性醫療感測器、LED 燈條,以及低溫、成本敏感產品,可使用 PET。
- 焊接式組裝、動態彎折、車用與航太電子,以及需要長時間暴露於熱環境的應用,應使用聚醯亞胺。
這不只是價格問題。對需要焊接和/或多次彎折的電路板而言,無論價格如何,聚醯亞胺都是唯一選擇。
軟性 PCB 材料選擇中的可靠性考量
選擇基膜只是第一步。從長期來看,材料可靠性取決於其抗濕能力、在製程中保持尺寸的能力,以及加上覆蓋膜後承受機械應力的能力。這些因素會區分出能陪伴產品完整壽命的軟性電路,以及幾次熱循環後就失效的軟性電路。接下來看看最容易造成問題的因素。
耐濕性與尺寸穩定性
聚醯亞胺具有吸濕性,會從空氣中吸收水分,而這些水分在回焊時會瞬間汽化,造成分層或爆米花效應。因此,軟性電路板在組裝前通常都需要烘烤。尺寸穩定性同樣極為重要。在蝕刻、壓合與回焊過程中,薄膜會膨脹與收縮;若位移過大,就會造成層間對位不良。對多層軟板而言,即使層與層之間只有輕微尺寸漂移,也會讓導孔與焊盤錯位。選擇低且可預測收縮率的薄膜,並在製程中控制濕度,才能達到良好的對位精度。
覆蓋膜保護與抗裂能力
覆蓋膜是軟性電路中的防焊層版本,通常是帶有黏著劑的聚醯亞胺保護薄膜,覆蓋在走線上方。它不只是提供絕緣,也能將銅導體導向彎曲中性軸附近,幫助降低應變。良好的覆蓋膜設計可直接提升抗裂能力。當銅位於彎折中心附近時,導體上的最大應力會顯著降低。
- 應力釋放:透過覆蓋膜配置,讓銅導體靠近中性軸,以降低彎折應力。
- 環境密封:保護走線免受濕氣、化學物質與磨耗影響。
- 裂紋抑制:改善彎折區域與彎折點的抗撕裂能力。
- 焊盤定義:只在需要焊接的位置露出焊盤,保護其餘區域。
可靠軟性 PCB 的材料與製造考量
即使材料本身再好,如果製造流程無法穩定處理,也會失去價值。將材料選擇與穩定、受控良好的生產流程匹配,是可靠軟性電路的核心。這正是可製造性設計思維發揮作用的地方:選擇製造商能穩定處理、且不會在製造過程中帶來意外風險的材料。
疊層相容性與製程穩定性
軟性疊層中的所有層都必須相容。基膜、黏著劑與銅箔之間不同的 CTE,可能造成內部應力,並在熱循環後表現為翹曲或分層。穩定的疊層會讓這些特性保持協調。設計軟性疊層時,請考量以下事項:
- 確保結構對稱:對稱疊層可抵抗捲曲與扭曲。
- 考量黏著劑流動:壓合時的溢膠不應超出公差。
- 規劃過渡區:在剛柔結合板中強化剛性區到軟性區的邊界。
DFM 檢查與材料品質控制
可製造性設計(DFM)會在進入生產前確認可靠性問題已被處理。這些審查會特別聚焦於彎曲半徑、軟性區域中的走線方式,以及覆蓋膜對位。來料品質控制同樣重要。薄膜厚度、銅重與黏著劑一致性都需要被驗證,以確保每一批材料在線上都以相同方式反應。
IPC-6013(軟性印刷電路板資格認證與性能規範)與 IPC-2223(軟性電路分項設計標準)等產業標準,規定了有助於確保軟板可靠性的驗收條件與設計規則。這些標準能讓材料選擇不再只是猜測,而是成為可重複且可驗證的流程。
JLCPCB 的軟性 PCB 材料與製造能力
理解理論是一回事,真正落地實作則需要製造商能提供合適材料,並確保品質一致。這正是 JLCPCB 這類現代 PCB 製造商,能讓軟性 PCB 材料選擇變得更簡單的地方。JLCPCB 使用聚醯亞胺基膜製造軟性電路,提供與上述可靠性原則高度相符的選項,同時也具備檢查流程,可在早期階段發現問題。
適用於不同應用的軟性 PCB 材料選項
JLCPCB 的軟性PCB 服務聚焦於聚醯亞胺基材,也就是焊接式與高可靠性軟性電路中最可靠、最廣泛使用的材料。可用選項能讓您依應用客製化製作。
- 以聚醯亞胺基膜為基礎,提供適合動態與靜態彎折的標準厚度。
- 提供覆蓋膜與應力釋放設計,並定義焊盤開窗。
- 依電流承載能力與可撓性需求選擇銅重。
- 提供 ENIG 等表面處理,適合細間距與可靠焊接。
- 支援單層與多層軟性板製作,從簡單連接器到複雜互連皆可涵蓋。

常見問題(FAQ)
Q:軟性 PCB 最常用的材料是什麼?
答:聚醯亞胺(PI)是目前最常見的軟性 PCB 基材。它具備高熱穩定性、優異彎折壽命與可焊性,因此是焊接式與高可靠性軟性電路的預設選擇。
Q:PET 軟性 PCB 可以像聚醯亞胺一樣焊接嗎?
答:不可以。PET 約在 130–150°C 會軟化,無法承受標準回焊或波峰焊。PET 基軟性電路通常使用導電膠或壓接端子來建立連接。
Q:為什麼軟性 PCB 在組裝前需要烘烤?
答:聚醯亞胺會從空氣中吸收水分,而被困住的水分在回焊時會汽化,導致分層或爆米花效應。預烘可排出水分,是可靠軟板組裝的標準步驟。
Q:什麼是覆蓋膜?為什麼它對可靠性很重要?
答:覆蓋膜是一種保護薄膜,通常為帶有黏著劑的聚醯亞胺,壓合在走線上方,相當於軟性電路中的防焊層。它可將走線與外部環境隔離,並幫助讓銅導體靠近彎曲中性軸,以降低造成裂紋的應變。
Q:哪些 IPC 標準適用於軟性 PCB 設計與材料?
答:IPC-6013 涵蓋軟性印刷電路板的資格認證與性能要求,而 IPC-2223 則定義軟性電路的分項設計標準。同時遵循兩者,可確保材料選擇與設計規則符合公認的可靠性標準。

持續學習
最佳軟性 PCB 設計軟體:CAD 工具與設定指南
軟性 PCB 設計軟體的選擇,取決於電路的複雜程度及結構。Altium Designer、Cadence Allegro X、OrCAD X 及 Siemens Xpedition 等專業工具,具備軟性及軟硬結合 PCB 設計所需的進階功能,例如疊層管理、彎折區域及機械限制。對於較簡單的軟性電路,KiCad 或 EasyEDA Pro 亦可能是合適選擇,但可能需要手動設定及驗證。與傳統硬式 PCB 設計不同,軟性電路必須特別留意彎折區、覆蓋膜開窗、補強板位置及材料特性,才能確保可製造性與可靠性。 圖:軟性 PCB 設計軟體展示同一塊軟硬結合電路板的平面佈局及折疊後的 3D 外觀。 本指南將介紹軟性及軟硬結合 PCB 設計所需的關鍵 CAD 功能、六款常見 PCB 設計工具的原生功能與替代做法之間的差異,以及如何在設計軟體中設定疊層、彎折線及禁佈區。 什麼是軟性 PCB 設計軟體? 軟性 PCB 設計軟體是一種 PCB CAD 工具,用於定義軟性電路的銅箔佈局,以及軟性疊層、彎折區域、覆蓋膜開窗及補強板。大多數 PCB 編輯器都能在薄型電路板上進行銅箔佈線;此外,軟板設計還需要工具指定電路板結構及彎......
客製化 FPC 製造:設計規則與製造指南
客製化 FPC 製造是依照客戶的設計要求,例如電路板外形、疊層結構、銅箔厚度、覆蓋膜開窗及補強板位置,製作軟性印刷電路的流程。客製化軟性電路與傳統硬式 PCB 不同,必須謹慎規劃材料與佈局,以滿足可撓性及應力要求,並適用於較小型的組裝結構。這些設計決策直接影響可製造性、可靠性、生產成本及交期,因此必須在提交製造前確定。 圖:客製化 FPC 製造範例,展示具有 ENIG 連接器金手指的聚醯亞胺軟性電路 本指南將協助你為客製化 FPC 設計選擇合適的層數、層壓材料、銅箔、覆蓋膜及補強板,同時介紹主要的製造、檢驗與測試流程,以及影響製造成本和交期的因素,並說明重要的彎曲半徑、走線佈局及覆蓋膜設計規則。 什麼是客製化 FPC 製造? 客製化 FPC 製造並不是購買具有標準規格的軟性扁平排線,而是根據專屬設計資訊進行製作。電路板的外形、疊層結構及各項特徵都依照客戶提供的檔案設定,再由製造商使用其標準製程生產。 了解客製化軟性印刷電路 客製化軟性 PCB 主要由以下五項設計輸入決定: 外形:透過雷射切割形成輪廓,包括尾端、槽孔及挖空區。 銅箔佈局:在一層、兩層或多層銅箔上進行佈線。 疊層結構:基材薄膜、銅箔重......
聚醯亞胺軟性 PCB 製造:材料與製程指南
聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是以聚醯亞胺薄膜及銅箔製作可彎曲、折疊並能承受焊接溫度的電路。這類電路板的薄膜材料雖然帶來可撓性,但同時對濕氣較敏感,因此製造難度略高於硬式 PCB。聚醯亞胺在加工過程中可能膨脹或收縮,回焊前亦可能吸收濕氣;若彎曲半徑過小,還可能導致銅箔疲勞或龜裂。 圖:配備 PI 補強板的聚醯亞胺軟性 PCB 本指南將介紹如何選擇無膠型或有膠型軟性覆銅板(FCCL)、了解 FCCL 製造的八個關鍵步驟及不同電路板結構之間的製程差異、選擇合適的薄膜厚度與銅箔類型,以及如何管理濕氣與尺寸變化以提升良率和可靠性,並說明 FCCL 製造所需的 IPC 規範及設計檔案準備方式。 什麼是聚醯亞胺軟性 PCB 製造? 聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是在聚醯亞胺(PI)薄膜上製作銅箔電路的流程,包括銅箔影像轉移、鑽孔及電鍍、在電路上壓合 PI 覆蓋膜、表面處理、測試及板件切割,同時控制薄膜的吸濕情況與尺寸變化。 基材為軟性覆銅板(FCCL),由銅箔與 PI 薄膜組成,可採用有膠或無膠結構。此類層壓材料適用 IPC-4204 規範,而覆蓋膜則適用 IPC-4203 規範。 聚醯亞胺如何作為軟性 PCB ......
軟性 PCB 價格:主要成本因素與節省成本的方法
軟性 PCB 並沒有固定的單一價格,主要取決於設計所佔用的拼板面積、銅層數及訂購數量。補強板、EMI 屏蔽膜、嚴格的外形公差及複雜的導通孔結構等其他特徵,也可能進一步增加製造成本。大部分成本因素在 PCB 佈局階段,甚至首次報價時便已經確定。 圖:採用聚醯亞胺基材、ENIG 接觸焊盤及黏合式補強板的軟性 PCB 本指南將介紹軟性 PCB 的價格如何受到訂單數量及板件數量影響、哪些設計規格會推高製造成本及其原因,以及軟性 PCB 與硬式 PCB 的成本比較。你亦會了解有助節省成本的下單及佈局技巧,並掌握製造商提供準確軟性 PCB 報價時所需的資料。 軟性 PCB 的價格是多少? 軟性 PCB 並沒有統一價格。JLCPCB 的最低報價為 US$2.00,可製作 5 片尺寸不超過 100 × 100 mm 的雙層板。此報價已於 2026 年 10 月 23 日在軟性 PCB 資源頁面核實。使用此價格時,請留意以下三點: 入門價格,並非平均價格:JLCPCB 於 2024 年推出 US$2 軟性 PCB 優惠。這是小型雙層板的最低入門價格,並不代表一般量產設計的典型成本。 優惠券另行計算:新客戶軟性 PC......
軟板設計指南:FPC 設計規則、彎折半徑、補強板與拼板實務
軟板(Flexible PCB,簡稱 FPC)和硬板最大的差別,在於它是會「動」的。走線、銅箔、覆蓋膜和補強板,都要以受力的角度重新考慮。這份軟性 PCB 指南整理實際打樣與量產中最常碰到的問題,協助設計人員在材料、彎折、連接與製造成本之間做出可驗證的選擇。 FPC 設計提醒 先確認彎折方式、彎折次數、連接器厚度與板廠製程能力,再決定疊構、銅箔、Coverlay、補強板與拼板方式,避免在打樣後才返工。 一、先決定疊構,再談走線 軟板常見的基材是聚醯亞胺(PI),厚度多為 12.5µm、25µm 或 50µm。銅箔則分成壓延銅(RA)與電解銅(ED)兩種。壓延銅的晶粒呈橫向延展,耐彎折次數明顯較高,適合需要反覆運動的彎折區。 材料還可分為有膠與無膠基材。無膠(adhesiveless)材料較薄、耐熱性好,彎折表現也比較穩定,價格稍高。對於層數超過兩層或需要動態彎折的設計,應優先與板廠確認無膠材料與壓合方案。疊構定案後,才有可靠的線寬、阻抗與彎折半徑基準。 材料項目 常見選擇 設計考量 基材 PI 12.5/25/50µm 厚度影響總板厚、彎折半徑與柔軟度 銅箔 壓延銅(RA)/電解銅(ED) 動態彎......
客製蝕刻柔性電路:材料與製造指南
客製蝕刻柔性電路讓摺疊手機鉸鏈和助聽器能在狹窄空間中完成佈線,即使傳統電纜也無法通過。這類電路完全依照客戶的外形、彎折區域和補強板配置製作,因此任何尺寸錯誤都可能讓成品變成廢料。 本指南將介紹: 客製蝕刻柔性電路與目錄型柔性排線的差異 減成式蝕刻與層壓製程的實際流程 聚酰亞胺、銅箔、覆蓋膜和補強板的材料選擇 可在量產中維持穩定性的走線、容差與彎曲半徑規則 柔性電路相較於線束或硬質電路板的優勢 什麼是客製蝕刻柔性電路? 客製蝕刻柔性電路的定義 客製蝕刻柔性電路是按需求製作的柔性印刷電路。其導體透過化學方式,從覆銅聚酰亞胺薄膜上移除多餘銅箔,再以層壓覆蓋膜保護,並按照客戶指定的外形加工。 相較之下,目錄型 FFC 排線是依照間距和導體數量選購的直線、均勻電纜。客製柔性電纜可以分支、向三個方向彎折、承載焊接元件,並可同時連接三種不同類型的連接器。 蝕刻柔性電路在電子應用中的工作方式 客製柔性電路同時承擔兩項工作:像 PCB 一樣傳輸訊號,也像電纜一樣作為機械連接件。因此,它可以取代一個連接器、一條電纜和另一個連接器,形成連續的銅導電路徑。 大多數設計會以金手指尾端收尾,插入零插入力(ZIF)連接器。例如......