PCB 自動佈線器真的能交付可直接生產的設計嗎?
2 分鐘
- 什麼是 PCB 自動佈線器?它如何運作?
- PCB 自動佈線在設計流程中的位置
- PCB 自動佈線器擅長什麼,以及有哪些不足?
- 選擇合適的 PCB 自動佈線軟件
- 將自動佈線 PCB 轉化為可製造設計
- 專業 PCB 製造商如何驗證自動佈線設計
- PCB 自動佈線器常見問題
- 結論
重點摘要
- 規則優先於 DRC:乾淨的 DRC 只證明已遵守規則,並不代表電路板能正常運作。
- 佈局優先:自動佈線器無法彌補元件佈局不當。
- 選擇性自動化:電源、類比及高速走線應手動佈線;自動佈線只用於重複或低速網路。
- DFM 驗證:將檔案送交生產前,確認實際製造公差。
每個 PCB 自動佈線器都在兜售同一個承諾:按下一個按鈕,看著飛線變成銅箔。對簡單的雙層引出板,它通常做得到。對於配備細間距 BGA 和開關式穩壓器的混合訊號電路板,結果往往是你絕不會手動畫出的樣子。

圖 1:密集的自動佈線 PCB 佈局
你的設計規則就是那張地圖,而任何你沒有編碼的內容都會對演算法不可見。這就是為什麼自動佈線的電路板可以通過每一項 設計規則檢查,卻仍然可能出現振鈴、輻射或在負載下電壓下陷。本指南將介紹自動佈線真正擅長的工作、它在哪些地方失效以及失效原因,並說明如何公平比較自動佈線軟件。最後,我們也會介紹自動佈線電路板在安全製造前必須完成的工作。
什麼是 PCB 自動佈線器?它如何運作?
自動佈線是一個偽裝成佈局工具的約束求解器。它把你的規則轉化為銅箔,因此大部分品質在你按下按鈕之前就已經決定。
什麼是 PCB 自動佈線器?
PCB 自動佈線器是一種將未佈線連接轉化為實體銅箔的軟件引擎。它讀取網表中的飛線,並為每一條網路搜尋合法路徑。所謂合法,是指它遵守你設定的約束:線寬、間距、允許使用的層及過孔樣式。沒有其他因素會引導搜尋,因此規則集實際上就是設計本身。
Altium 的 Situs 拓撲自動佈線器展示了這種搜尋實際如何運作。它會將障礙物之間的空間進行三角剖分,並根據相對位置而非固定網格規劃出類似人手的路徑。接著,一連串的佈線演算法會把拓撲路徑轉換成實際銅箔。由於沒有網格限制,佈線器不會被迫採用任意節距。
自動 PCB 佈線如何配合設計規則運作
設計規則就是全部輸入,而你給予佈線器多少自由度,它就會使用多少。允許使用 0.10 mm (4 mil) 線寬及 0.10 mm (4 mil) 間距,它就會同時使用兩者,因為完成網路是其目標函數唯一獎勵的結果。演算法不會偏好比合法最小值更保守的走線。

圖 2:設計規則、網路類別與佈線引擎之間的關係
製造商的最低值是製程限制,而不是目標;這正是大多數規則集弄錯的地方。在絕對極限製造的電路板,表現會比留有裕度的電路板差。良好的設定會在任何佈線開始前,先將網路分成不同類別。電源網路使用更寬的走線,差分對使用匹配的線寬和間距規則,關鍵類比網路則完全排除。建立類別清單時,請先閱讀一次 PCB 設計規則與最佳實務 。遺漏類別是自動佈線電路板最常出現問題的原因。
執行任何佈線器前,請依照以下順序處理:
- 定義網路類別:電源、接地、高速差分、類比及一般 I/O。
- 為每個類別設定線寬和間距規則,並在製造商最低值之上保留裕度。
- 設定過孔樣式,在重要情況下,還要設定每個網路的最大過孔數量。
- 限制每個類別可用的層,讓時鐘網路不能跑到沒有相鄰參考平面的層。
- 手動佈線你在意的網路,然後鎖定它們,讓佈線器將其視為障礙物。
- 對剩餘網路執行佈線器,並檢查它處理過的每一個網路。
- 佈線器不會替你作出佈線決策。它只會執行你已經寫成規則的決策。
PCB 自動佈線在設計流程中的位置
佈線在從原理圖開始的流程中排在第四步,而之前的步驟設下任何佈線器都無法突破的上限。佈局決定大部分結果,因為它決定每個連接需要走多遠。
從元件佈局到 PCB 佈線
佈局品質主導佈線品質,任何自動佈線器都無法彌補糟糕的佈局。如果兩個相連元件位於電路板的對角位置,每個佈線器都會產生一條很長的走線,因為那是唯一可用的路徑。將元件移近後,同一個工具就能產生較短的走線。
去耦電容是佈線器無法替你修正的第二個佈局決策。100 nF 電容必須放在其服務的引腳幾毫米內,並以短路徑連到平面。這是因為迴路電感限制電荷到達的速度。自動佈線器若以長走線連接它,雖然滿足了連接要求,卻破壞了去耦效果。
PCB 佈線工具可以自動化哪些工作?
自動化適合重複、幾何規律且完全由規則支配的工作。這涵蓋典型電路板中比自動佈線懷疑者承認的更多部分。當物理因素比連接性更重要時,它就不再適用。

圖 3:同一塊電路板在良好及不良佈局下的比較,並顯示飛線
- 扇出和逃逸佈線:BGA 和細間距 QFN 焊盤各自需要一個過孔和一小段短分支,因此模式會以完全相同的方式重複數百次,規則也能完整描述。
- 匯流排和平行群組佈線:Altium 的 ActiveRoute 或 Siemens 的 Xpedition Sketch Router 等引導式佈線器會沿著你繪製的路徑前進,保留匯流排順序,不會把它打亂。
- 長度調整:加入蛇形線以達到目標長度屬於算術運算,因此工具比你手動處理更快、更準確。
- 鋪銅和 熱焊盤:鋪銅生成、輻條式熱焊盤及過孔縫合全都由規則驅動,所以早在佈線自動化之前,它們就已經自動化。
- 低速 I/O 和狀態網路:按鈕、指示 LED 或 100 kHz I2C 線路的性能都不取決於路徑,只取決於連接存在。
- 淚滴和清理:在焊盤與過孔接點加入淚滴,是一項套用到整張板的幾何操作。
鋪銅值得單獨處理,因為佈線器和鋪銅的互動很容易出問題。較晚完成的佈線可能把過孔放進平面區域並將其切割,因此原本看似完整的鋪銅會變成由狹窄頸部組成的迷宮。
PCB 自動佈線器擅長什麼,以及有哪些不足?
標題所問的誠實答案就在這一節。自動佈線器確實擅長明確定義的一類工作,在那之外則不可靠;因此關鍵是知道哪些網路屬於哪一側。
處理重複及高密度佈線工作
密度是自動化發揮價值的地方。六層板上的 484 球 BGA 需要數百個逃逸過孔,每個過孔都採用相同的相對偏移。手動處理需要一整天乏味工作,卻沒有任何工程含量。佈線器在幾秒內產生相同模式,這一天便消失。
這次多層佈線也讓走線分布更均勻,為長度調整留出更多空間。寬闊的平行匯流排是第二個明顯優勢,前提是使用引導式佈線器,而不是完全自動的佈線器。
| 佈線任務 | 要自動化嗎? | 原因 | 你應該怎樣做 |
|---|---|---|---|
| BGA 和連接器扇出 | 是 | 幾何形狀完全重複,規則能完整描述 | 讓佈線器處理,然後檢查過孔樣式和數量 |
| 寬闊平行匯流排 | 大部分 | 拓撲規律,但你在意順序 | 使用引導式佈線器,自己繪製路徑 |
| 低速邏輯和 I/O | 是 | 路徑不影響任何內容,只有連接重要 | 自動佈線,然後檢查間距 |
| 受控阻抗對 | 部分 | 線寬是規則,底下的平面連續性不是 | 手動佈線,或鎖定該對並驗證參考平面 |
| 開關式穩壓器迴路 | 否 | 迴路面積決定輻射雜訊,沒有規則能表達 | 在執行任何自動佈線前先手動佈線輸入迴路 |
| 類比及感測器前端 | 否 | 耦合和回流路徑比連接更重要 | 手動佈線,然後讓佈線器避開這些網路 |
訊號完整性、電源分配及複雜約束
訊號完整性正是模型失效的地方,因為真正重要的事情無法用間距規則表達。佈線器會檢查兩條走線是否相隔足夠遠,但不會檢查其中一條下方的回流電流是否有連續的返回路徑。

圖 4:自動佈線訊號下方的回流電流路徑
- 回流路徑很容易被忽略。高速訊號通常會經由正下方的參考平面回流。如果走線換層,而新層使用不同參考平面,回流電流就必須繞道。較大的迴路可能增加 EMI。
- 電源迴路需要的不只是連接性。在降壓穩壓器中,開關迴路會經過輸入電容、高側 FET、電感和回流路徑。保持較小的迴路面積,對降低輻射雜訊非常重要。
- 熱限制也容易被忽略。佈線器可能知道最小電氣線寬,卻不知道溫升目標。在 1 oz 銅上,一條 3 A 電源走線可能需要約 3 mm (118 mil) 寬,才能將溫度維持在接近 10 °C;實際數值取決於堆疊和條件。
為什麼自動佈線仍然需要工程審查?
設計規則檢查和設計審查回答的是完全不同的問題。DRC 會問幾何形狀是否合法,因此只要遵守規則就會通過。審查會問電路板能否運作;這個問題從來沒有任何規則檢查器能提出。自動佈線板失敗的地方,正是這兩個問題之間的落差。自動佈線佈局通過乾淨 DRC,只能告訴你佈線器遵守了你的指示,僅此而已。
如果規則遺漏了回流路徑連續性、迴路面積和類比隔離,檢查通過的電路板仍帶著這三個問題。自動佈線器會產生繞行的走線、順序混亂的匯流排,以及為解決擁塞問題而放置的過孔;更好的佈局原本可以移除這些問題。有些過孔沒有害處,但每個不必要的過孔都是一個鑽孔和電鍍孔柱,都可能失效。
通過 DRC 證明佈線器遵守了你的規則。只有人工審查能證明那些規則本身是正確的。
選擇合適的 PCB 自動佈線軟件
自動佈線軟件的差異,與其說在原始演算法,不如說在於它把多少控制權交還給你。
設計規則支援及佈線靈活性
規則支援深度是第一個要測試的項目,因為佈線器只能遵守它能表達的內容。只有單一全域間距值的工具會把 12 V 電源軌完全當成邏輯訊號佈線,兩方面都不正確。在將任何真實電路板交給佈線引擎前,請檢查以下功能:
- 每個類別的線寬和間距: 沒有這項功能,每個網路都會得到相同的銅箔,對電源和高速訊號都不正確。
- 差分對支援: 佈線器必須沿整對線維持線寬和間距,因為阻抗取決於兩者是否作為一個結構運作。
- 層方向和限制: 禁止某個類別使用某一層,可以讓時鐘網路避開沒有相鄰參考平面的層。
- 鎖定及遵守禁佈區:手動佈線的網路必須保持不變,因此工具必須將鎖定的銅箔視為硬障礙物。
- 過孔控制:限制每個網路的過孔數,可阻止佈線器用你之後還要付費鑽孔和電鍍的孔洞來解決擁塞。
Altium Designer 中的 ActiveRoute 是一個好例子,因為它只會沿著你自行繪製的引導線,為你選取的網路佈線。
連接性、層管理及最佳化功能
一個透過散布過孔完成 98% 網路的佈線器,對你沒有帶來任何節省,因為清理工作可能比手動佈線更久。相反,應該根據過孔數量、走線長度分布和匯流排順序評估輸出。
同時佈置多個層,而不是逐層處理,會產生更均勻的走線分布,因為引擎可以在運作時於各層之間交換空間。循序佈線器先填滿頂層,然後在其後每一層與擁塞搏鬥。
| 工具 | 佈線器 | 方式 | 最適合用途 |
|---|---|---|---|
| Altium Designer | Situs Topological Autorouter | 完全自動,以拓撲方式映射空間 | 扇出及你打算重新處理的第一輪佈線 |
| Altium Designer | ActiveRoute | 引導式:你繪製佈線指引,它為選取的網路佈線 | 匯流排和需要保留順序的群組;必須先完成扇出 |
| Cadence Allegro X | Allegro PCB Router(前身為 Specctra) | 受約束驅動的自動和半自動佈線 | 受大量約束、採用受管理流程的大型電路板 |
| Siemens Xpedition | Sketch Router (AutoActive) | 你勾勒路徑,佈線器填入符合 DRC 的銅箔 | 必須保留設計意圖的高引腳數設計 |
| KiCad 9 和 10 | 沒有內建佈線器;透過 DSN/SES 使用 Freerouting | 透過 Specctra 檔案往返的外部 Java 佈線器 | 預期需要清理的業餘和低至中速電路板 |
| EasyEDA Pro | 內建雲端或本地自動佈線器 | 遵守規則的自動佈線,可匯出 DSN/SES | 快速原型;文件指出結果需要手動調整 |
| 雲端 AI 佈線器 | Quilter、DeepPCB 及類似工具 | 根據約束產生多個候選佈局 | 探索方案;供應商數據應視為聲稱 |
與整體 PCB 設計流程的整合
整合決定自動化是節省時間,還是只把工作轉移到別處。內建於 PCB 編輯器的佈線器可直接讀取設計規則,外部佈線器則依賴檔案交換。
常見交換格式是 Specctra DSN/SES。你可以匯出包含電路板和佈線規則的 DSN 檔案,然後將佈線結果以 SES 檔案匯入。KiCad 9 和 10 使用這種流程搭配 Freerouting,因為 KiCad 沒有內建自動佈線器。EasyEDA Pro 支援這兩種方式。它的自動佈線器可以在雲端或透過本地佈線服務執行,並提供層、過孔密度、優先順序和轉角樣式等控制項。EasyEDA 也支援與 Freerouting 等工具進行 DSN/SES 交換。
實務做法很簡單:將自動佈線用作低速網路的第一輪佈線,然後手動佈線或檢查高速、高電流及其他關鍵連接。
將自動佈線 PCB 轉化為可製造設計
通過 DRC 的自動佈線電路板還不是可製造電路板,因為 DRC 只測試你碰巧寫下的規則。
線寬、間距及過孔的 DFM 檢查
製造限制和設計規則很少是相同數值。JLCPCB 發佈的 1 oz 外層銅最小線寬和線距為 0.10 mm (4 mil)。銅厚會以大多數佈線器不會建模的方式改變這些限制。較厚銅蝕刻時側蝕更多,因此 2 oz 銅需要 0.16 mm (6.5 mil) 線寬和線距。
| 參數 | JLCPCB 公布的最低值 | 為什麼佈線器不會替你防護 | 值得設定的規則值 |
|---|---|---|---|
| 1 oz 線寬和線距 | 0.10 / 0.10 mm (4 / 4 mil) | 它會使用能完成網路的最小合法值 | 0.15 mm (6 mil) 作為預設類別 |
| 2 oz 線寬和線距 | 0.16 / 0.16 mm (6.5 / 6.5 mil) | 銅厚對大多數佈線引擎不可見 | 為每種銅厚設定獨立規則集 |
| 過孔孔徑和焊盤 | 0.15 mm (6 mil) 孔徑、0.25 mm (10 mil) 焊盤 | 過孔會被自由加入以解決擁塞 | 0.6 mm (24 mil) 焊盤內使用 0.3 mm (12 mil) 孔徑 |
| 電鍍孔 環寬 | 0.20 mm,1 oz 建議 0.25 mm | 當焊盤和孔徑規則衝突時,環寬會在未明顯察覺下縮小 | 檢查環寬,而不只孔徑尺寸 |
| 阻焊橋 | 1 oz 為 0.10 mm (4 mil),2 oz 為 0.20 mm | 靠近焊盤佈線會侵蝕阻焊壩 | 讓走線與相鄰焊盤保持 0.2 mm (8 mil) 間距 |
| 過孔至走線間距 | 0.20 mm (8 mil) | 它會被當成其他間距值處理 | 明確輸入此值,因為預設值通常較低 |
| 絲印線寬和文字 | 線寬 0.15 mm (6 mil),高度 1.0 mm (40 mil) | 後期加入的過孔可能落在絲印上 | 佈線後重新執行絲印檢查 |
JLCPCB 接受 0.25 mm (10 mil) 焊盤中的 0.15 mm (6 mil) 孔徑。這只在每側留下 0.05 mm (2 mil) 的環寬,而鑽孔對位很快就會侵蝕這個數值。0.6 mm (24 mil) 焊盤內使用 0.3 mm (12 mil) 孔徑的預設過孔,是更安全的工作值。
根據製造和組裝要求審查佈線
製造只是審查的一半,因為電路板還要進行組裝。自動佈線器沒有鋼網、貼片頭或回流焊爐的模型,因此它可能採用一些悄悄增加組裝難度的佈線方式。
絲印是後期佈線最明顯的受害者。最後才放置的過孔會落在參考標號和極性標記上,製造商的軟件接著會把絲印裁掉。JLCPCB 的最小絲印線寬是 0.15 mm (6 mil),文字高度為 1.0 mm (40 mil),所以任何原本已接近下限的內容,在過孔落上去後都會消失。
專業 PCB 製造商如何驗證自動佈線設計
製造商無法知道你的電路板是手動還是演算法佈線,也無需知道,因為所有檢查都是對資料執行,而不是對方法執行。
工程審查和製造資料驗證
驗證從資料而非設計意圖開始,因為製造商看不到你的原理圖。你的 Gerber 檔案集、鑽孔檔案和貼片坐標資料會被讀入 CAM 軟件。在那裡,這些層會對齊,並根據你訂購的銅厚和堆疊與製程規則進行比對。
JLCPCB 接著會從你的原始 Gerber 檔案生成生產檔,並依其能力和生產規則作出調整。真正製造的是這個生產檔,因此值得查看的是這個版本。需要變更的訂單會暫停以待確認,只有在你核准修訂資料後才會繼續生產。你可以從與手動佈線原型相同的報價頁面上傳 Gerber 檔案並訂購電路板。所有限制都列在 JLCPCB 公布的 PCB 製造能力中。
製造、檢查及可靠性驗證
製造過程無論你是否願意,都會驗證佈線。蝕刻、鑽孔及電鍍各自帶有公差,因此在製程限制上設計的電路板,在製造開始前已經耗用了這些公差。細走線最先受影響,因為蝕刻側蝕會從側面以及頂部移除銅。

圖 5:自動佈線設計所經過的製造驗證流程
- 電氣測試能捕捉幾何檢查無法發現的問題。電路板會根據網表接受飛針或治具測試,以檢查導通和隔離,因此任何斷線或兩條擁擠走線之間的短路,都會在出貨前被找出。
- 光學檢查涵蓋外層,內層則在壓合前檢查,因為之後任何東西都無法接觸到內層。裸板的驗收依據 IPC-A-600,完成組裝則依據 IPC-A-610。
PCB 自動佈線器常見問題
問:我可以在高速設計中使用 PCB 自動佈線器嗎?
可以,但只限於扇出和非關鍵網路。先手動佈線差分對、時鐘及其回流路徑,再將它們鎖定,讓佈線器把這些銅箔視為障礙物。
問:為什麼我的自動佈線電路板會有這麼多過孔?
通常原因是擁塞,而過孔是演算法逃離擁塞最便宜的方法。在規則中限制每個網路的過孔數並重新執行;如果數量仍然很高,真正問題是佈局而不是佈線。
問:KiCad 有內建自動佈線器嗎?
沒有。KiCad 9 和 10 只提供互動式佈線,舊版自動佈線器已在較早版本中移除。常見做法是使用 Freerouting:從 KiCad 匯出 Specctra DSN 檔案,再將其以 SES 工作階段檔案匯入。
問:AI 自動佈線器比傳統自動佈線軟件更好嗎?
它們針對正確的弱點,因為它們會針對實體目標進行最佳化,而不只是完成網路。這些供應商公布的完成率是自己的基準測試,沒有獨立驗證,因此應將其視為示例。
問:PCB 製造商會拒絕自動佈線設計嗎?
不會因為它是自動佈線而拒絕,因為製造商只看到 Gerber 資料,無法知道其建立方式。退回和要求修訂通常是設計處於或超出製程限制所致,而自動佈線電路板更常出現這種情況。
結論
那麼,PCB 自動佈線器能否交付可直接生產的設計?不能靠它自己,也不可能一鍵完成,雖然這本來就是錯誤的問題。當佈局良好且規則集完整時,自動佈線能可靠處理扇出、匯流排、長度調整和低速網路。它會在開關迴路、回流路徑、受控阻抗和類比隔離方面失效,因為這些內容都無法用間距規則表達。
有效的使用方式,是把它當作職責範圍狹窄但速度很快的助理。手動佈線重要部分、將其鎖定、為其他網路分類,讓佈線器在監督下完成乏味的剩餘工作。然後把可製造性當作獨立於正確性的關卡,因為符合規則的電路板不一定就能製造。免費 DFM 檢查和製造商的工程審查可以捕捉自動佈線器無法偵測的製程問題,而且兩者都能在你花費任何成本前完成。

持續學習
為什麼 PCB 排針對可靠電路板設計至關重要
重點摘要 雙重功能:同時作為電氣引腳及機械固定件;準確的孔徑可防止焊點承受過大應力。 間距與電流:2.54 mm 引腳約可承載 3 A,而 1.27 mm 引腳約可承載 1 A。 焊盤尺寸:應根據引腳對角尺寸設計鍍通孔;對於 0.64 mm 方形引腳,孔徑通常為 1.05–1.15 mm。 智能佈局:將接地引腳放在訊號旁邊以降低噪聲,並配合線纜引腳編號。 組裝規則:回流焊應使用 LCP 材料,並達到至少 75% 的垂直焊料填充率。 PCB 排針通常是電路板上最便宜的連接器,但卻承受最多的操作。線纜會插入其中,電路板也可能堆疊在其上。即使組裝完成很久之後,使用者仍可能以斜角拉扯線纜。所有這些負載最終都會集中到幾個焊點上,因為排針同時承擔兩項工作。從電氣角度看,它是一排傳輸電源及訊號的裸露短導體;從機械角度看,它是一個固定件。每根引腳都穿過鍍銅通孔,可防止拉扯線纜時將焊盤從層壓板上撕下。 圖 1:電路板上的直式、直角及堆疊式 PCB 排針 許多排針故障其實是機械問題,卻表現得像電氣問題,例如只有在線纜移動時才會斷開的焊點。將排針同時視為結構件及連接器,間距、孔徑及方向的選擇便不再是隨意決定。本指南涵蓋......
深入了解具高熱穩定性的聚酰亞胺 PCB 材料
重點摘要 兩種形態:可製成柔性薄膜(彎曲時不會開裂)或硬質玻璃纖維層壓板(提供結構穩定性)。 極高耐熱性:可承受超過 200°C 的工作溫度,Tg 可達 250°C–410°C。 高過孔可靠性:在 50°C 至 260°C 之間,Z 軸方向只膨脹 1.2%,可防止鍍孔裂紋。 必須烘焙:可吸收相當於自身重量 2.8% 的水分,因此回焊前必須烘焙,以避免分層。 JLCPCB 柔性電路支援:適合高可靠性應用;JLCPCB 支援 1 至 4 層柔性聚酰亞胺 FPC。 聚酰亞胺 PCB 可以在 FR-4 已經軟化的溫度下繼續運作,因此會被用於引擎艙、衛星及深井鑽探工具。代價是成本:聚酰亞胺層壓板的價格可能是傳統 FR-4 的數倍,所以只有在應用真正需要其熱性能及機械性能時,才值得選用。 本指南將介紹: 聚酰亞胺是甚麼,以及它為何有兩種不同形態 Tg、CTE 及分解溫度與 FR-4 有何差異 在哪些情況下吸濕特性有幫助,哪些情況下會造成問題 哪些行業願意為其付費,以及能獲得甚麼回報 JLCPCB 目前實際可以製造哪些聚酰亞胺產品 圖 1:聚酰亞胺柔性電路 了解聚酰亞胺這種先進 PCB 材料 聚酰亞胺之所以被列......
掌握高良率製造中的 PCB 電鍍類型及製程控制
重點摘要 兩步電鍍:先建立化學種子層,再以電解銅增加結構強度。 工藝選擇:圖形電鍍適合細線路;整板電鍍適合厚銅。 導通孔完整性:將縱橫比保持在 10:1 或以下,避免孔壁最薄處開裂。 表面處理:BGA 平面焊盤使用 ENIG,高磨損接點使用硬金。 IPC 標準:Class 2 要求 20 µm 銅孔壁厚度;Class 3 要求 25 µm 且不得有空洞。 PCB 電鍍會將一疊已鑽孔的覆銅板變成可運作的電路。這也是唯一無法從外部直接檢查的製程。電路板上的每個過孔,都是一個內部生長出銅管的孔。阻焊層完成後,你便再也看不到這條銅管。理解以下概念,便能掌握整個主題:銅不會黏附在已固化的環氧樹脂上,而環氧樹脂也不導電,因此製造商必須先在裸露樹脂上形成化學種子層。 圖 1:板件通過垂直連續銅電鍍線 只有完成這一步,電流才可以建立真正關鍵的銅厚。這種先化學處理、再通電增厚的兩步方法,解釋了你會遇到的大部分電鍍類型、缺陷及檢查規則。本指南將說明這兩種機制的差異,以及圖形電鍍與整板電鍍的不同;同時也會介紹 ENIG 及硬金 等表面處理的沉積方式。最後才會討論電鍍液化學成分及電流密度,因為它們決定深孔過孔能否通過回流......
了解 IPC-6012 標準:高可靠性剛性 PCB 製造指南
重點摘要 IPC-6012 與 IPC-A-600:IPC-6012 是具約束力的性能規範,而 IPC-A-600 僅作為外觀驗收參考文件。 Class 2 與 Class 3:Class 3 要求更厚的孔壁銅厚(25 μm,而 Class 2 為 20 μm),並且不允許鍍層空洞。 測試驗證:品質透過對拼板上的測試 coupon 進行熱應力測試後,再進行微切片分析確認。 提前指定等級:必須在製造圖紙中提前標註所需等級,電路板製造完成後無法再升級為更高等級。 IPC-6012 是決定 PCB 製造商可以交付什麼品質電路板的重要規範。許多設計者會在製造圖紙中標註「依 IPC-6012 Class 2 製造」後便繼續下一步,但製造商會仔細閱讀這項要求,因為它將成為檢驗人員判定是否合格的依據。 裸 PCB 並不是僅靠外觀即可判定是否合格。為確認鍍通孔品質,製造商會從樣品板中切取通孔截面,研磨拋光後,使用顯微鏡測量孔壁銅厚。 圖 1:金相顯微鏡下的鍍通孔微切片 PCB 等級並不會改變您的設計,因此 Class 3 電路板並不是「更聰明」或設計更好的電路板。它只是同一份設計圖稿,在更嚴格的驗收標準下進行評估......
電容 ESR 完整指南:定義、合適數值與量測方法
重點摘要 定義:電容 ESR(等效串聯電阻)以單一電阻值表示實際電容內部的損耗,包括來自電極、端接結構、電解質與介電材料的損耗。 重要性:漣波電流流經 ESR 時,會在電源軌上產生漣波電壓跳變,並在電容內部造成 I²R 發熱,進而限制電容的額定漣波電流與使用壽命。 測試條件:ESR 會隨頻率、溫度、電容量、封裝尺寸與技術類型而變化,因此只有同時註明測試頻率與溫度,ESR 數值才具有意義。 量測方式:ESR 電表適合快速檢查;搭配四線式 Kelvin(克爾文)接線的 LCR 電表,則可用於依規格書核對元件。一般萬用電表無法量測 ESR。 並非越低越好:部分線性穩壓器依賴輸出電容的 ESR 維持迴路穩定性,並規定最低 ESR,因此替換成低 ESR 元件之前,請先查看穩壓器規格書。 電容 ESR(等效串聯電阻)是實際電容阻抗中的電阻性成分,會將漣波電流轉化為漣波電壓與熱量。即使每顆電容量測出的電容量都正確,ESR 仍可能是電源供應器過熱,或輸出漣波高於設計預期的常見原因。 本指南將帶您了解: 什麼是電容 ESR,以及它的來源。 ESR 為何會影響漣波電壓、自發熱與穩壓器穩定性。 不同電容技術應具備什麼樣......
掌握 PCB 走線寬度設計,預防熱失效與訊號失效
重點摘要 預防焊接缺陷:熱隔離輻條可保留焊接熱量,避免冷焊點,並防止小型元件出現立碑現象。 電源焊墊避免使用熱隔離:散熱焊墊與承載超過 3 A 電流的走線應採用實心連接,以最大限度散熱並降低壓降。 選擇合適的輻條尺寸:被動元件使用較細的輻條(0.10–0.20 mm),一般 SMD 元件則使用較寬的輻條(0.20–0.30 mm)。 預留蝕刻餘裕:輻條寬度應比板廠的最小製造能力增加 30%,以承受生產過程中的過度蝕刻。 談到尺寸,電路板上有一項尺寸直接關係到實際電流、發熱與失效風險,那就是 PCB 走線寬度。您只需幾秒鐘就能在佈線時設定線寬,但它究竟能否承受負載,結果截然不同。如果設定錯誤,銅線路可能過熱、防焊層變成褐色、邏輯電源軌的電壓降至臨界值以下,最後讓電路板不是在您的工作台上,而是在客戶手中失效! 本指南將說明走線寬度如何影響電氣性能,透過一個完整計算範例介紹標準線寬公式,解釋計算器何時有幫助、何時可能誤導您,以及為什麼內層與外層需要不同線寬,並介紹板廠實際能夠蝕刻出的線路尺寸。 PCB 走線寬度選擇錯誤的隱藏風險 您可以將銅走線想像成延長線。較細的延長線可以整天為桌燈供電而沒有問題;但如......