PCB 導熱墊片指南:種類、散熱原理與選擇技巧
1 分鐘
- 前言
- 什麼是導熱墊片?
- 導熱墊片的類型
- 導熱墊片在電子設備散熱中的重要性
- 導熱墊片 vs. 導熱膏
- PCB 佈局中的導熱墊片設計技巧
- 導熱墊片的應用
- 如何選擇合適的導熱墊片
- 結論
前言
在不同電子系統中維持理想溫度,導熱墊片(Thermal Pad)扮演著關鍵角色,也是電子設備有效散熱的重要組成。作為熱介面材料(Thermal Interface Material,TIM),導熱墊片能確保電子元件與散熱器或其他冷卻系統之間有效傳遞熱量。隨著現代電子產品的功率密度不斷提高、設計持續小型化,導熱墊片對維持裝置可靠度與性能的重要性更是不容忽視。本文將介紹導熱墊片的價值、不同類型、應用,以及安裝與選擇時的最佳實務。
什麼是導熱墊片?
導熱墊片是一種柔軟且具有服貼性的聚合物材料,設計用來填補電子元件與散熱器或金屬外殼等散熱元件之間的間隙。它能確保 CPU、GPU 與功率電晶體等元件產生的熱量有效傳遞至冷卻系統,進而避免過熱。與導熱膏不同,導熱墊片屬於固態材料,因此更容易操作與安裝。其接觸面具有均勻的導熱性能,尤其適合需要填補較大或不規則間隙的應用。
導熱墊片的類型
矽膠基導熱墊片
矽膠基導熱墊片是最常使用的類型,其特色包括良好的柔軟性、容易安裝以及不錯的導熱性能。由於兼具成本效益與性能,因此在消費性電子產品中相當普遍。
石墨導熱墊片
石墨導熱墊片具有優異的導熱性能,非常適合用於需要高效率熱傳導的高性能應用。其重量輕且厚度薄,因此也很適合小型電子設備。
相變導熱墊片
相變導熱墊片會在受熱時改變材料狀態,進而逐漸提升熱傳導效果。需要穩定熱性能與長期可靠度的應用,通常會採用這類導熱墊片。
導熱墊片在電子設備散熱中的重要性
導熱墊片在電子設備的熱管理中非常重要,因為它們可以確保熱量有效地從敏感元件傳導出去。隨著電子裝置尺寸持續縮小、功率卻不斷提高,導熱墊片這類高效率冷卻解決方案的重要性也大幅提升。如果缺乏適當的溫度控制,元件可能過熱,導致性能下降、運作不穩定,甚至造成不可逆的損壞。透過在發熱元件與冷卻系統之間建立穩定的熱介面,導熱墊片有助於維持電子設備的正常運作與整體可靠度。
導熱墊片 vs. 導熱膏
比較導熱墊片與導熱膏時,需要考量多項因素。導熱膏通常為液態或半液態,具有良好的熱傳導性能,但較難均勻塗佈,而且隨著使用時間增加,可能需要重新塗抹。另一方面,導熱墊片更容易操作、能提供一致的覆蓋範圍,而且不需要固化或重新塗佈。此外,導熱墊片使用起來較為整潔,也更適合填補元件之間較大的間隙。不過,在要求極高導熱性能的應用中,導熱膏仍可能是較理想的選擇。
PCB 佈局中的導熱墊片設計技巧
導熱墊片的位置與選擇,對最佳化電子裝置的散熱性能非常重要。以下是幾項需要考慮的關鍵技巧:
靠近熱源
導熱墊片應直接配置在 CPU、GPU 或功率電晶體等發熱元件上方,以確保熱量能有效傳遞至冷卻解決方案。
元件集中配置
應適當配置散熱器或金屬外殼,使其與導熱墊片之間形成直接的熱傳導路徑。此外,將具有相似熱特性的元件集中配置,也有助於簡化整體冷卻設計。
熱管理
請確認導熱墊片具有適當厚度,能填補元件與冷卻裝置之間的間隙,同時避免過度壓縮。正確的厚度可以確保良好的接觸效果與最佳熱傳導性能。
導熱墊片的應用
導熱墊片廣泛應用於不同產業,並在以下領域提供必要的散熱解決方案:
消費性電子產品
遊戲主機、電腦與智慧型手機中的導熱墊片,可協助控制高性能 CPU 與顯示晶片所產生的熱量。
車用電子
在車輛的引擎系統、資訊娛樂系統以及電池管理系統中,導熱墊片可以確保設備在高溫環境下仍維持可靠運作。
工業設備
導熱墊片對功率電子、馬達驅動器與工業自動化系統的冷卻非常重要,在這些應用中,有效的熱管理是維持運作效率的重要條件。
醫療設備
在醫療領域中,導熱墊片可應用於穿戴式裝置、影像系統與診斷設備,用來控制熱量並確保設備準確運作。
電信設備
基地台、路由器與交換器等電信設備也會使用導熱墊片。透過控制高速處理器與發射器所產生的熱量,可以確保設備可靠度與穩定的網路性能。
資料中心
導熱墊片可用於資料中心的伺服器、儲存系統與網路設備,以有效消散熱量。在高密度運算環境中避免設備過熱,對維持系統正常運作時間以及降低硬體故障風險相當重要。
航太電子
在航空應用中,導熱墊片可協助航空電子設備、感測器與控制系統散熱。這些電子元件需要在嚴苛環境以及變化幅度極大的溫度範圍內運作,因此導熱墊片對確保其可靠度非常重要。
LED 照明
導熱墊片可以協助 LED 照明系統將 LED 晶片產生的熱量傳導出去。良好的 LED 熱管理有助於延長照明設備壽命,並維持穩定亮度,尤其是在高強度使用環境中。
再生能源系統
在再生能源應用中,導熱墊片可用於太陽能逆變器、風力發電機控制器以及電池儲能系統。它們可以控制功率電子元件產生的熱量,確保能源轉換效率以及系統長期可靠度。
遊戲主機
在長時間高負載遊戲過程中,遊戲主機會產生大量熱量。導熱墊片可以協助將 CPU 與 GPU 的熱量傳導出去,減少熱降頻,並在長時間使用時維持穩定性能。
穿戴式裝置
在智慧手錶與健身追蹤器等穿戴式裝置中,導熱墊片可以控制處理器與感測器所產生的熱量。這不僅有助於維持裝置性能,也能確保長時間佩戴時的使用舒適度。
如何選擇合適的導熱墊片
要為實際需求選擇合適的導熱墊片,需要考慮以下幾項重要因素:
導熱係數
選擇導熱係數符合元件散熱需求的導熱墊片。一般而言,高性能或高功率應用通常需要具有較高導熱係數的墊片。
壓縮率
確認導熱墊片能夠適度壓縮,以填補元件與散熱器之間的間隙,同時不會影響本身的熱性能。適當的壓縮程度是維持良好熱接觸的重要條件。
工作溫度範圍
選擇能承受實際應用工作溫度範圍的導熱墊片。在車用或工業等可能面臨極端溫度的環境中,這一點尤其重要。
介電強度
如果導熱墊片會與電氣敏感元件接觸,應考慮其介電強度。具有高介電強度的導熱墊片除了提供熱管理之外,也能提供電氣隔離。
厚度與尺寸
請選擇符合實際接觸面積與間隙需求的導熱墊片。正確的厚度能確保最佳熱性能,同時避免過度壓縮。
結論
現代電子裝置在設計與運作上都高度依賴導熱墊片,因為它能提供穩定的方法,將熱量從重要元件傳導出去。隨著電子系統持續發展,有效的溫度管理也變得越來越重要,因此導熱墊片已成為維持裝置壽命與性能的重要元件。透過了解不同類型的導熱墊片、其應用,以及配置與選擇時的最佳實務,設計人員可以進一步提升電子設備的可靠度與效率。正確使用導熱墊片,不僅可以確保良好的散熱效果,也有助於電子產品在日益重視熱管理的環境中獲得更好的整體設計成果。
持續學習
為什麼 PCB 排針對可靠電路板設計至關重要
重點摘要 雙重功能:同時作為電氣引腳及機械固定件;準確的孔徑可防止焊點承受過大應力。 間距與電流:2.54 mm 引腳約可承載 3 A,而 1.27 mm 引腳約可承載 1 A。 焊盤尺寸:應根據引腳對角尺寸設計鍍通孔;對於 0.64 mm 方形引腳,孔徑通常為 1.05–1.15 mm。 智能佈局:將接地引腳放在訊號旁邊以降低噪聲,並配合線纜引腳編號。 組裝規則:回流焊應使用 LCP 材料,並達到至少 75% 的垂直焊料填充率。 PCB 排針通常是電路板上最便宜的連接器,但卻承受最多的操作。線纜會插入其中,電路板也可能堆疊在其上。即使組裝完成很久之後,使用者仍可能以斜角拉扯線纜。所有這些負載最終都會集中到幾個焊點上,因為排針同時承擔兩項工作。從電氣角度看,它是一排傳輸電源及訊號的裸露短導體;從機械角度看,它是一個固定件。每根引腳都穿過鍍銅通孔,可防止拉扯線纜時將焊盤從層壓板上撕下。 圖 1:電路板上的直式、直角及堆疊式 PCB 排針 許多排針故障其實是機械問題,卻表現得像電氣問題,例如只有在線纜移動時才會斷開的焊點。將排針同時視為結構件及連接器,間距、孔徑及方向的選擇便不再是隨意決定。本指南涵蓋......
深入了解具高熱穩定性的聚酰亞胺 PCB 材料
重點摘要 兩種形態:可製成柔性薄膜(彎曲時不會開裂)或硬質玻璃纖維層壓板(提供結構穩定性)。 極高耐熱性:可承受超過 200°C 的工作溫度,Tg 可達 250°C–410°C。 高過孔可靠性:在 50°C 至 260°C 之間,Z 軸方向只膨脹 1.2%,可防止鍍孔裂紋。 必須烘焙:可吸收相當於自身重量 2.8% 的水分,因此回焊前必須烘焙,以避免分層。 JLCPCB 柔性電路支援:適合高可靠性應用;JLCPCB 支援 1 至 4 層柔性聚酰亞胺 FPC。 聚酰亞胺 PCB 可以在 FR-4 已經軟化的溫度下繼續運作,因此會被用於引擎艙、衛星及深井鑽探工具。代價是成本:聚酰亞胺層壓板的價格可能是傳統 FR-4 的數倍,所以只有在應用真正需要其熱性能及機械性能時,才值得選用。 本指南將介紹: 聚酰亞胺是甚麼,以及它為何有兩種不同形態 Tg、CTE 及分解溫度與 FR-4 有何差異 在哪些情況下吸濕特性有幫助,哪些情況下會造成問題 哪些行業願意為其付費,以及能獲得甚麼回報 JLCPCB 目前實際可以製造哪些聚酰亞胺產品 圖 1:聚酰亞胺柔性電路 了解聚酰亞胺這種先進 PCB 材料 聚酰亞胺之所以被列......
掌握高良率製造中的 PCB 電鍍類型及製程控制
重點摘要 兩步電鍍:先建立化學種子層,再以電解銅增加結構強度。 工藝選擇:圖形電鍍適合細線路;整板電鍍適合厚銅。 導通孔完整性:將縱橫比保持在 10:1 或以下,避免孔壁最薄處開裂。 表面處理:BGA 平面焊盤使用 ENIG,高磨損接點使用硬金。 IPC 標準:Class 2 要求 20 µm 銅孔壁厚度;Class 3 要求 25 µm 且不得有空洞。 PCB 電鍍會將一疊已鑽孔的覆銅板變成可運作的電路。這也是唯一無法從外部直接檢查的製程。電路板上的每個過孔,都是一個內部生長出銅管的孔。阻焊層完成後,你便再也看不到這條銅管。理解以下概念,便能掌握整個主題:銅不會黏附在已固化的環氧樹脂上,而環氧樹脂也不導電,因此製造商必須先在裸露樹脂上形成化學種子層。 圖 1:板件通過垂直連續銅電鍍線 只有完成這一步,電流才可以建立真正關鍵的銅厚。這種先化學處理、再通電增厚的兩步方法,解釋了你會遇到的大部分電鍍類型、缺陷及檢查規則。本指南將說明這兩種機制的差異,以及圖形電鍍與整板電鍍的不同;同時也會介紹 ENIG 及硬金 等表面處理的沉積方式。最後才會討論電鍍液化學成分及電流密度,因為它們決定深孔過孔能否通過回流......
了解 IPC-6012 標準:高可靠性剛性 PCB 製造指南
重點摘要 IPC-6012 與 IPC-A-600:IPC-6012 是具約束力的性能規範,而 IPC-A-600 僅作為外觀驗收參考文件。 Class 2 與 Class 3:Class 3 要求更厚的孔壁銅厚(25 μm,而 Class 2 為 20 μm),並且不允許鍍層空洞。 測試驗證:品質透過對拼板上的測試 coupon 進行熱應力測試後,再進行微切片分析確認。 提前指定等級:必須在製造圖紙中提前標註所需等級,電路板製造完成後無法再升級為更高等級。 IPC-6012 是決定 PCB 製造商可以交付什麼品質電路板的重要規範。許多設計者會在製造圖紙中標註「依 IPC-6012 Class 2 製造」後便繼續下一步,但製造商會仔細閱讀這項要求,因為它將成為檢驗人員判定是否合格的依據。 裸 PCB 並不是僅靠外觀即可判定是否合格。為確認鍍通孔品質,製造商會從樣品板中切取通孔截面,研磨拋光後,使用顯微鏡測量孔壁銅厚。 圖 1:金相顯微鏡下的鍍通孔微切片 PCB 等級並不會改變您的設計,因此 Class 3 電路板並不是「更聰明」或設計更好的電路板。它只是同一份設計圖稿,在更嚴格的驗收標準下進行評估......
電容 ESR 完整指南:定義、合適數值與量測方法
重點摘要 定義:電容 ESR(等效串聯電阻)以單一電阻值表示實際電容內部的損耗,包括來自電極、端接結構、電解質與介電材料的損耗。 重要性:漣波電流流經 ESR 時,會在電源軌上產生漣波電壓跳變,並在電容內部造成 I²R 發熱,進而限制電容的額定漣波電流與使用壽命。 測試條件:ESR 會隨頻率、溫度、電容量、封裝尺寸與技術類型而變化,因此只有同時註明測試頻率與溫度,ESR 數值才具有意義。 量測方式:ESR 電表適合快速檢查;搭配四線式 Kelvin(克爾文)接線的 LCR 電表,則可用於依規格書核對元件。一般萬用電表無法量測 ESR。 並非越低越好:部分線性穩壓器依賴輸出電容的 ESR 維持迴路穩定性,並規定最低 ESR,因此替換成低 ESR 元件之前,請先查看穩壓器規格書。 電容 ESR(等效串聯電阻)是實際電容阻抗中的電阻性成分,會將漣波電流轉化為漣波電壓與熱量。即使每顆電容量測出的電容量都正確,ESR 仍可能是電源供應器過熱,或輸出漣波高於設計預期的常見原因。 本指南將帶您了解: 什麼是電容 ESR,以及它的來源。 ESR 為何會影響漣波電壓、自發熱與穩壓器穩定性。 不同電容技術應具備什麼樣......
掌握 PCB 走線寬度設計,預防熱失效與訊號失效
重點摘要 預防焊接缺陷:熱隔離輻條可保留焊接熱量,避免冷焊點,並防止小型元件出現立碑現象。 電源焊墊避免使用熱隔離:散熱焊墊與承載超過 3 A 電流的走線應採用實心連接,以最大限度散熱並降低壓降。 選擇合適的輻條尺寸:被動元件使用較細的輻條(0.10–0.20 mm),一般 SMD 元件則使用較寬的輻條(0.20–0.30 mm)。 預留蝕刻餘裕:輻條寬度應比板廠的最小製造能力增加 30%,以承受生產過程中的過度蝕刻。 談到尺寸,電路板上有一項尺寸直接關係到實際電流、發熱與失效風險,那就是 PCB 走線寬度。您只需幾秒鐘就能在佈線時設定線寬,但它究竟能否承受負載,結果截然不同。如果設定錯誤,銅線路可能過熱、防焊層變成褐色、邏輯電源軌的電壓降至臨界值以下,最後讓電路板不是在您的工作台上,而是在客戶手中失效! 本指南將說明走線寬度如何影響電氣性能,透過一個完整計算範例介紹標準線寬公式,解釋計算器何時有幫助、何時可能誤導您,以及為什麼內層與外層需要不同線寬,並介紹板廠實際能夠蝕刻出的線路尺寸。 PCB 走線寬度選擇錯誤的隱藏風險 您可以將銅走線想像成延長線。較細的延長線可以整天為桌燈供電而沒有問題;但如......