如何準備完美的 Gerber 檔案,確保 PCB 製造順利無誤
1 分鐘
- 什麼是 Gerber 檔案?為什麼它是 PCB 製造的共通語言
- 完整 Gerber 檔案組的核心組成
- 常見 Gerber 檔案錯誤,以及如何避免
- 最佳化 Gerber 檔案的進階技巧
- JLCPCB 在 Gerber 檔案處理與製造方面的專業能力
- Gerber 檔案常見問題
- 結論
重點摘要
- 所有檔案都應使用 RS-274X 格式,並統一採用毫米單位。
- 務必包含完整層別:銅層、防焊層、絲印層、板外形與 NC 鑽孔檔。
- 上傳前請先使用 Gerber 檢視器檢查檔案,以便及早發現錯誤。
- 遵循 DFM 規則:適當的孔環、防焊開窗,以及走線間距。
- 使用清楚的檔案命名,並提供詳細的製造備註。
在花了好幾週完成理想的電路板佈局後,走線乾淨、DRC 也通過了,於是你按下「匯出」。兩天後,PCB 製造商打電話回來問:「為什麼你的檔案裡沒有 防焊層?為什麼你的鑽孔檔使用英寸,而銅層卻使用毫米?」聽起來熟悉嗎?幾乎所有這類問題,最後都會回到同一件事:Gerber 檔案。Gerber 檔案是你交給 PCB 製造商的關鍵交付資料,但許多工程師卻常把它當成最後才處理的小事。

如果 Gerber 檔案準備正確,你收到的電路板就會如同設計一樣。如果準備錯誤,你可能會遇到延誤、重做,甚至收到外觀看似正常但實際無法運作的板子。在本指南中,我將說明什麼是 Gerber 檔案、完整檔案組包含哪些層、哪些問題會悄悄毀掉量產,以及哪些進階習慣能讓交付過程順利或變得麻煩。讀完後,你將清楚知道如何準備能一次順利進入製造流程的檔案。
什麼是 Gerber 檔案?為什麼它是 PCB 製造的共通語言
Gerber 檔案在製造流程中的定義與角色
Gerber 檔案是一種標準化格式的向量型 2D 影像檔,用來描述 PCB 的其中一個層別。你可以把它視為一張藍圖,告訴製造設備哪裡要放置銅箔、哪裡要打開防焊層,以及哪裡要印上絲印文字。實體電路板的每一層都會由一個 Gerber 檔案表示,而所有 Gerber 檔案合在一起,就完整描述了你的電路板。
這個格式正式名稱為 RS-274X,也稱為 Extended Gerber;現代版本則是 Gerber X2,加入了網表、層功能等屬性資訊。因此,如果有人問「什麼是 Gerber 檔案」,最簡單的答案就是:Gerber 是將你的 EDA 設計傳達給製造產線的通用語言,讓工廠能真正依照你的設計製造電路板。
從手工貼圖設計到數位 Gerber 標準的演進
人們很容易忘記,早期 PCB 其實是手工製作版圖的。工程師會把黑色膠帶與黏性焊盤貼在透明底片上,通常以 2 倍或 4 倍尺寸製作,之後再縮放成實際尺寸,成為量產所需的底片 artwork。Gerber 格式最初是用來控制 photoplotter,透過光線穿過孔徑輪來曝光底片,因此才會有「aperture」這個術語,這也是我們今天仍然使用 aperture 一詞的原因。
最早的格式是 RS-274D,它需要另外一個 aperture list 檔案來指定形狀;一旦這個檔案遺失,就會造成大量混亂。後來 RS-274X 將 aperture 定義直接嵌入檔案中,一舉消除了這類錯誤。如今的 PCB Gerber 檔案格式是數十年發展而來的結果。原始概念已延伸到現代 Gerber X2、ODB++ 與 IPC-2581 等格式,這些格式也包含智慧型資料;但基本概念仍然相同:每一層一個檔案,乾淨且不含歧義。
完整 Gerber 檔案組的核心組成
必要層別:銅層、防焊層、絲印層、鑽孔等
每一套完整的 Gerber 檔案組,都會由一組明確的層別構成。以標準雙層板來說,通常會包含以下內容:

- 頂層與底層銅層:這些是傳輸訊號與電源的導電走線、焊盤與鋪銅區。
- 頂層或底層防焊層:指定哪些位置要移除綠色或其他顏色的防焊油墨,以露出可焊接的焊盤。
- 頂層與底層絲印層:白色印刷文字、元件位號與外框標示。
- 頂層與底層錫膏層:裸板本身不會包含錫膏,但 SMT 組裝製作鋼網時需要錫膏層。
- 板外形/機械層:定義實體外形,告訴銑刀應該在哪裡切割。
多層板只是依照正確疊構順序增加內層銅層。例如四層板會在外層兩片銅層之間多出兩個內層銅層。有一點很多人不理解:防焊層是負片層。凡是在防焊層中繪製的區域,實際上代表該位置要開窗、移除防焊。這與銅層的邏輯相反,也經常導致銅面意外裸露或焊盤被覆蓋。
輔助檔案:NC 鑽孔檔、README、網表
Gerber 是用來描述影像層的,而孔位則屬於另一類資料。鑽孔通常使用獨立的 NC Drill 檔案,格式多為 Excellon,內容包含每個孔的座標、孔徑,以及該孔是鍍通孔還是非鍍通孔(PTH 或 NPTH)。專業的檔案交付除了鑽孔檔外,還會包含幾項輔助文件:
- Excellon NC 鑽孔檔:孔位、孔徑與鍍孔類型。
- 鑽孔圖或孔位對照圖:可供人工閱讀的參考圖,顯示不同孔符號。
- 網表檔案(IPC-D-356):讓製造商可針對你的預期連接進行電性比對測試。
其中網表特別值得一提。如果你提供 IPC-D-356 網表,製造商不只可以確認電路板是否依照你的連接需求製造,也能在板子出廠前檢查製成銅層中是否存在短路或開路。
常見 Gerber 檔案錯誤,以及如何避免
Aperture 清單錯誤、比例錯誤與缺少層別
最糟糕的錯誤都有一個共同特徵:資料彼此不一致。以下是常見問題。
- 比例與單位不一致:如果銅層以毫米匯出,但鑽孔檔使用英寸,成品電路板很可能尺寸錯誤,或孔位與銅層對不上。
- 缺少層別:導致工廠暫停訂單的最常見原因之一,就是缺少層別,例如防焊層或板外形。
- 舊版 aperture 問題:如果使用舊式 RS-274D 匯出,可能會遺失 aperture 檔案。改用 RS-274X 匯出即可解決這類問題。
- 座標精度不足:小數位數不足會讓細小特徵四捨五入到錯誤位置,這在高密度設計中特別重要。
這些問題都很容易避免,而且不需要額外成本:上傳前先用 Gerber 檢視器檢查輸出結果即可。好的 Gerber 檢視器會像製造商一樣顯示所有層。如果你在電腦上看到錯誤,就能在送製前修正,避免重做。
檔案命名與整理的最佳實務
命名並不只是美觀問題,它會直接影響 CAM 工程師是否能正確對應你的層別。像「layer1.gbr」這種名稱很粗略,也容易讓人靠猜測而出錯。建議養成以下基本習慣:
- 使用描述性副檔名或後綴來標示層功能,例如 .GTL(頂層銅)、.GBL(底層銅)、.GTS(頂層防焊)與 .GTO(頂層絲印)。
- 將整套檔案放在同一個資料夾中,並壓縮成 ZIP 檔後上傳。
- 避免在同一個資料夾中混放多個設計版本。
- 附上與專案同一基礎名稱的製造備註檔,方便辨識用途。
最佳化 Gerber 檔案的進階技巧
可製造性設計(DFM)考量
可製造性設計(Design for Manufacturability,DFM)是指依照工廠能可靠製造的能力來設計,而不只是依照軟體允許你畫出的內容來設計。Gerber 會承載這些資訊,因此幾何資料必須符合實際製程限制。在匯出前,請留意以下 DFM 考量:
- 不要低於製造商規定的最小線寬與線距,否則可能導致短路或開路。
- 鑽孔焊盤周圍應保留足夠的孔環,讓孔即使有些微偏移,仍能落在銅面中。也要確認細間距焊盤之間的防焊橋不會薄到在製程中脫落。
IPC-2221(通用設計)或 IPC-A-600(電路板可接受性等級)等標準提供了具體目標。對大多數原型與中等量產工廠而言,至少依 IPC Class 2 設計,是相對安全的選擇。
為高精度與複雜電路板準備檔案

當你的電路板進入 HDI、阻抗控制或細間距 BGA 應用時,Gerber 檔案包就必須承擔更多資訊。精度與文件說明都不可或缺。你應在製造備註中明確說明阻抗需求,例如哪些網路是 50 歐姆單端、90 歐姆差分或 100 歐姆單端等,並據此調整疊構幾何。座標解析度也應足夠,例如毫米單位 4.6 格式,以支援微孔與細間距精度。鑽孔資料中也要清楚區分鍍通孔與非鍍通孔。最後,對於最嚴苛的任務,可以考慮使用 IPC-2581 或 ODB++;這些格式會將疊構、網表與鑽孔資料整合在單一資料包中,減少來回溝通。
JLCPCB 在 Gerber 檔案處理與製造方面的專業能力
自動化 Gerber 分析與即時 DFM 回饋
當你將 ZIP 檔上傳到 JLCPCB 後,Gerber 與鑽孔檔幾乎會立即被處理,並轉換成線上檢視器中的圖像。你可以在下單前逐層查看電路板,就像工廠看到的一樣。平台會在報價流程中根據製程能力執行自動 DFM 檢查,並針對可能需要調整的特徵發出提醒,例如線寬過小、間距過緊,甚至缺少板外形等。能在上傳時就發現問題,意味著比起製造暫停數天,至少能少浪費一天以上的時間。

透過嚴格製程控制實現精密製造
乾淨 Gerber 檔案的關鍵,在於後續能以嚴格公差製造出來,而 JLCPCB 非常重視製程控制。製造產線支援精細線寬線距規則、阻抗控制疊構,以及完整表面處理選項,包括 HASL、無鉛 HASL 與 ENIG。這種精度代表你在 Gerber 中指定的銅箔幾何,會準確反映在你收到的電路板上。如果你的檔案中是 0.1 mm 走線,你收到的就是 0.1 mm 走線,並具備足夠的對位與蝕刻控制,以確保高密度設計的可靠性。
Gerber 檔案常見問題
Q:簡單來說,什麼是 Gerber 檔案?
Gerber 檔案是一種標準 2D 向量檔,用來描述 PCB 的其中一個層別,精確告訴製造設備哪裡要放置銅箔、防焊層或絲印。完整電路板會由一組 Gerber 檔案加上一個獨立鑽孔檔描述。它是幾乎所有 PCB 製造商用來製作你設計的通用語言。
Q:除了 Gerber 檔案,我還需要提供哪些檔案?
最低限度,你需要在影像 Gerber 檔案之外,另外提供 Excellon NC 鑽孔檔。若想讓交付更順利,也建議附上鑽孔圖、用於電性驗證的 IPC-D-356 網表,以及包含板厚、銅厚、表面處理與阻抗需求的 README。
Q:上傳前要如何檢查 Gerber 檔案?
使用專用 Gerber 檢視器開啟完整檔案組,依照製造商會看到的方式檢查每一層。確認所有層別都存在,銅層與鑽孔資料之間的單位與比例一致,且板外形是封閉的。許多製造商,包括 JLCPCB,也會在報價流程中提供線上檢視器來呈現你的檔案。
Q:RS-274D 與 RS-274X Gerber 格式有什麼差異?
RS-274D 會將 aperture 定義存放在獨立檔案中,這個檔案常會遺失並造成錯誤。RS-274X(Extended Gerber)則將 aperture 定義直接嵌入每個檔案中,使其成為自包含格式,因此可靠得多,也是目前應優先使用的格式。
結論
Gerber 檔案不是你最後一刻才建立的文書資料,而是你的設計與最終實體電路板之間的契約。當層別完整、單位一致、鑽孔資料乾淨、製造備註清楚時,製造就會變得幾乎無聊地可預測,而這正是你想要的結果。要達到這點,所需習慣並不複雜:確保匯出完整層別、用 Gerber 檢視器預覽、使用 Gerber X2 檔案格式、清楚命名 Gerber 檔案,並記錄特殊需求。將這些好習慣與像 JLCPCB 這樣能自動化分析並確保正確製造的供應商結合,就能大幅提高第一次製板成功的機率。只要在檔案準備階段多花心思,後續流程通常就會自然順利。
持續學習
軟性 PCB 製造:流程、材料、設計規則與成本
許多硬式 PCB 製造的基本步驟,同樣適用於軟性 PCB 製造。不過,軟性 PCB 使用聚醯亞胺(PI)或 PET 薄膜,這些材料在加工過程中可能因濕度及溫度變化而膨脹或收縮,令圖層對位、覆蓋膜開口及彎折區設計變得更複雜。例如,若覆蓋膜開口沒有預留足夠的黏著劑流動空間,或導通孔落在彎折區,即使設計符合規則,仍可能出現製造缺陷或組裝失效。 圖:有膠型與無膠型軟性覆銅板 本指南將介紹軟性 PCB 製造流程及其運作方式,涵蓋 CAM 審查、材料準備、雷射成形及最終檢驗。你亦會了解靜態及動態軟板應用中的基材選擇、銅箔與覆蓋膜、IPC 標準、品質測試,以及軟性 PCB 製造的成本因素。 什麼是軟性 PCB 製造? 在柔性介電薄膜(通常為聚醯亞胺)上製作印刷電路,再覆蓋柔性保護絕緣膜的製程,稱為軟性 PCB 製造。其流程與硬式 PCB 製造相似,但薄膜處理、對位及外形加工方式有所不同。 軟性 PCB 的結構組成 軟性電路由銅導體、柔性介電薄膜、黏著劑及覆蓋膜組成。銅層數量決定其結構: 單面軟性電路:以聚醯亞胺作為基材,表面覆蓋單層銅箔,並使用最薄、最具柔韌性的覆蓋膜。 雙面軟性電路:基材薄膜兩面均有銅箔,並透......
深入工廠內部:PCB 製造流程全面解析
重點摘要 CAM 準備可預防錯誤:CAM 會按照工廠實際公差驗證設計,在生產前發現錯誤鑽孔檔案及電路板外形短路。 材料選擇控制熱性能:標準 FR-4 在接近 130°C 時會軟化,而高 Tg 材料在 170°C 左右仍能保持剛性,適合要求較高的熱環境。 內層先蝕刻:內層必須在層壓前完成蝕刻及檢查,因為壓合後便無法再接觸內部走線。 鍍層厚度確保可靠性:通孔需要進行樹脂清除及多步驟電鍍,才能維持 20 µm 銅厚並承受熱循環。 表面處理取決於元件:HASL 適合基本元件,但細間距 BGA 需要 ENIG 等平整表面,以避免焊錫橋接。 PCB 製造流程會將一個包含 Gerber 檔案的資料夾,轉化為內部埋有銅箔的硬質電路板。由上載檔案到出貨,設計會經過約 20 個化學及機械階段,而其中大部分都在你看不到的槽體內完成。任何一項輸入錯誤,都可能令整批電路板報廢。一個繪製得過於狹窄的環形環,鑽孔後會變成破裂的孔壁,因此通常要到電氣測試時才會發現。 本指南涵蓋完整製程:CAM 檢查、內層蝕刻、層壓、鑽孔、電鍍、阻焊及表面處理。你將了解每個階段如何影響銅箔,以及哪些設計選擇決定電路板能否順利完成製造。 圖 1:P......
了解 SMT PCB 電路板技術:現代電子產品的關鍵組成部分
表面貼裝技術(SMT)改變了現代電子產品的製造方式,令設計及組裝方法更有效率。許多現代電子產品都依賴 SMT 印刷電路板(PCB),讓電路設計可以更小巧、更高效,這正是現今科技所需。本文將介紹多種 SMT PCB、其用途,以及設計和組裝的最佳方法。 1. 甚麼是 SMT PCB? SMT PCB 是一種使用表面貼裝技術,將電子元件直接安裝在電路板表面的印刷電路板。傳統通孔技術需要讓元件引腳穿過電路板;SMT 則可實現更小巧、元件密度更高的設計。由於這種方式能提升電子裝置的效能並加入更多功能,SMT PCB 適用於眾多用途。 2. SMT 元件的類型 SMT 元件有不同種類,每種都有自身優點,適合不同用途: 電阻: 表面貼裝電阻體積小,廣泛應用於各種電路。它們限制電流流動,有助於維持電壓水平及訊號完整性。 電容: SMT 電容對濾波及儲存能量極為重要。由於體積細小,非常適合需要節省空間的高密度 PCB 設計。 電感: 電感以磁場形式儲存能量,用於電源控制。SMT 電感體積小、效能良好,適合高頻電路。 積體電路(IC): SMT IC 將多項功能整合在單一封裝中,對現代電子產品十分重要。其體積小及整合......
適配HDI高階製程普及趨勢:Gerber X2/X3、ODB++與IPC-2581
車用電子、AI伺服器、低軌衛星通訊需求持續放量,六層板、八層任意層互連HDI板已經是常規訂單,板廠產線全面導入智慧化CAM與自動化曝光設備。硬體工程師打樣階段最頭疼的並非佈線本身,而是製造檔案包反覆被板廠工程師退回:阻抗備註缺失、槽孔鑽帶漏標、層別順序對不上,一來一回,兩週打樣週期直接報廢一半。統計下來,打樣延期的理由裡,檔案格式與資訊完整性問題佔了相當比重。 PCB製造檔案三十年來經歷三次疊代:早期RS-274X標準Gerber只承載純圖形,ODB++把疊層、鑽孔、網表、元件資料打包成單一資料庫,IPC-2581則以中立XML格式打通設計到製造的全數據鏈。三套格式如今同時活躍在供應鏈裡,各自有擁護者,工程師若不了解底層差異,輸出階段就會吃暗虧。 一、三套格式的技術底層差異 Gerber本質是矢量光繪語言,RS-274X把座標、光圈(Aperture)、D碼指令寫進單一檔案,三十年相容性讓它成為板廠CAM的通用語言。Gerber X2在圖形基礎上增加屬性區塊(TF、TA、TO指令),把檔案功能、孔屬性、物件屬性寫進光繪檔,CAM軟體讀了就能自動分辨阻焊層、字符層與鑽孔圖。Gerber X3再進一步......
先進PCB導通孔填孔方案:提升訊號完整性與BGA佈局
重點摘要 透過封閉孔洞,防止迴焊期間焊錫流入導通孔,避免BGA焊錫虹吸。 採用Type VII焊盤內導通孔消除狗骨式走線,釋放更多佈線空間。 需要平坦焊盤時選擇非導電樹脂,需要傳熱時則選擇銅環氧樹脂。 需要進行表面研磨,將凹陷控制在25微米以內,以確保良好的錫膏印刷品質。 使用切片試片及飛針測試,驗證隱藏在孔內的填孔品質。 PCB導通孔通常是中空的鍍通孔,但當這種開放結構直接放在細間距BGA焊盤下方時,便會產生問題。迴焊期間,焊錫可能流入導通孔,使BGA焊點缺少焊錫。導通孔填孔會封閉孔洞,並在某些情況下於孔口上方電鍍,以形成平坦表面,從而解決這項問題。這能更有效地控制焊錫、增加佈線空間,並讓高密度電路板的佈局更簡潔。 本指南將說明: 填孔實際上會在鍍通孔內部產生什麼作用 以簡單方式說明IPC-4761的七種導通孔保護類型 比較非導電樹脂、銅環氧樹脂及電鍍銅填孔 焊盤內導通孔如何釋放細間距BGA下方的佈線空間 未填孔的導通孔為什麼會從BGA焊球吸走焊錫 平坦化、凹陷限制,以及會導致返工的空洞 了解PCB導通孔填孔及其在高密度互連中的作用 什麼是PCB導通孔填孔及其運作方式 PCB導通孔填孔會把中空的......
深入解析現代PCB製造流程
重點摘要 及早攔截缺陷:CAM DFM與AOI會在壓合封閉電路板之前,找出內層開路與短路。 DFM預防:自動化檢查會及早發現蝕刻液陷阱、銅箔碎片及間距不足。 可靠互連:化學去膠渣會清除孔壁上的樹脂殘膠,防止熱循環失效。 100%網路測試:飛針或針床系統會在包裝前測試每一條網路是否存在開路與短路。 符合IPC規範:最終品質檢查會依IPC-A-600 Class 2或Class 3驗證孔環及鍍層厚度。 在您很少看見的PCB製造步驟中,往往正是這些流程決定電路板能否在實際使用環境中長期存活。從上傳Gerber檔案到收到成品板之間,一個生產拼板會經過多道檢驗與品質檢查,其中任何一道都可能使生產暫停。 從某個檢查點漏掉的缺陷,可能一直隱藏到很久以後才被發現。內層開路、脆弱的導通孔孔壁或受損的防焊橋,或許能通過基本工作台測試,卻在實際產品經歷反覆熱循環後失效。本指南將PCB生產線視為一系列品質關卡,逐步說明每個關卡檢查什麼、能捕捉哪些缺陷、可能遺漏什麼,以及生產拼板未通過檢查後會如何處理。 基礎階段:準備PCB設計與內層 可以把工廠生產線視為一連串不可逆的關卡。每個拼板只會向前移動,不會退回上一道工序。壓合機......