什麼是柔性 PCB?可彎曲電路板的簡易指南
1 分鐘
- 柔性 PCB 入門:不需要工程學位
- 柔性 PCB 裡有什麼?讓我們實際拆解
- 在哪裡能找到柔性 PCB?(提示:無所不在)
- 柔性 PCB 如何製造
- 為何柔性 PCB 勝過剛性板(大多數情況)
- 柔性 PCB 的未來:下一步是什麼?
- 結語
如果你曾經好奇智慧型手機如何摺疊、智慧手錶如何貼合手腕,或醫療裝置如何舒適地置於人體內,答案往往藏在一位微小且可彎曲的英雄身上——「柔性印刷電路板」,簡稱「柔性 PCB」。
與你印象中傳統電子產品裡扁平、堅硬的電路板不同,柔性 PCB 可以扭轉、摺疊,並擠進傳統板子無法進入的空間。讓我們拆解這些板子的特別之處、製造方式,以及它們如何悄悄革新我們身邊的科技。
柔性 PCB 入門:不需要工程學位
想像一塊像瑜伽墊的電路板——堅固卻又足夠柔韌,可彎成各種形狀而不斷裂——這就是柔性 PCB。這些板子使用薄而柔軟的材料,而非硬質玻璃纖維,讓它們能放入彎曲或狹窄的空間。把它們當成電子界的摺紙大師:可摺、可扭、可適應任何裝置所需的形狀。
甚至還有混合版「剛撓結合板」,同時具備柔性與剛性區域。想像一塊部分柔軟(可纏繞電池)又部分堅硬(可承載重型元件)的電路板。這種組合兼具兩者優點,常見於航太或先進醫療工具等對空間與耐用度同樣重視的領域。
柔性 PCB 並非一直如此普及。當電腦還佔滿整個房間、手機還像磚頭的年代,剛性板稱霸天下,因為沒人需要電路會彎曲。但隨著裝置縮小,設計師打造出更纖薄的穿戴式、可摺疊手機與植入式健康監測器,柔性 PCB 便成為首選方案。如今,從汽車儀表板到繞地球運行的衛星,它們無所不在。
柔性 PCB 裡有什麼?讓我們實際拆解
製作柔性 PCB 就像疊一層高科技三明治。以下為各層介紹:
1. 基材層(基底):這是三明治的「麵包」。通常由聚醯亞胺製成——一種堅韌且耐熱的材料,即使受壓仍保持柔韌。(見過某些電子產品裡的金色薄膜嗎?那就是聚醯亞胺。)較低價板子可能用聚酯,但耐高溫能力較差。基材厚度從「比人類頭髮還薄」到約一張影印紙厚。越薄越柔,這就是為何你的健身手環不會因彎曲而裂開。
2. 線路(導電層):接著是「肉」:蝕刻成精細電路圖案的超薄銅箔。銅的導電性佳且可彎折不斷,這些路徑就像板子的神經,在元件間傳遞訊號。銅箔極薄——通常僅鋁罐厚度的十分之一——你可以像紙一樣揉皺它(不過工程師偏好保持平整)。
3. 膠(接著劑):為把銅黏在基材上,製造商使用特殊膠。有些是會隨板彎曲的柔性壓克力;其他則是更堅固的環氧樹脂,用於保持剛性的區域。膠水必須在多年彎曲、高溫甚至汗水(說的就是你,智慧手錶)中存活。
4. 保護膜(覆蓋膜):最後,一層保護層——通常仍是聚醯亞胺——像雨衣般覆蓋銅線,阻擋灰塵、濕氣或意外刮傷導致電路燒毀。某些板子還會加上額外塗層,以提升防水或絕緣性能。
在哪裡能找到柔性 PCB?(提示:無所不在)
柔性 PCB 是現代科技裡的無名英雄。以下為它們大隱於市之處:
· 你的口袋:智慧型手機用柔性 PCB 連接螢幕、按鍵與相機。當你掀開摺疊機時,柔性 PCB 在轉軸處無縫彎曲。
· 你的手腕:健身追蹤器與智慧手錶靠這些板子纏繞電池,並裝進纖薄彎曲的錶帶。
· 醫院:助聽器、血糖監測器與影像設備使用柔性 PCB,因為它們小巧、可靠且可安全貼近人體。
· 你的車:儀表板後方,柔性 PCB 連接感測器、氣囊系統與觸控螢幕,承受震動、酷暑與嚴寒。
· 天空:衛星與飛機使用輕量化柔性 PCB 以節省燃料並應對極端溫度。
柔性 PCB 如何製造
製作柔性 PCB 並非魔法,但需要精準。以下是簡化流程:
1. 設計:工程師用軟體繪製電路,規劃彎曲位置與零件放置。此處出錯可能導致板子裂開或失效。
2. 印刷:雷射或化學製程將銅層蝕刻成精確路徑,就像為電流開鑿微小河道。
3. 疊合:銅箔黏到基材,覆上保護膜,有時再疊加剛性區段做成混合板。
4. 測試:每片板子都會檢查斷線、短路或弱點。部分還要通過「彎折測試」,確保多年彎曲不壞。
為何柔性 PCB 勝過剛性板(大多數情況)
· 節省空間:可擠進剛性板無法進入之處,讓設計師打造更輕薄裝置。
· 耐用度高:需要承受跌落、彎曲或震動?柔性 PCB 在移動設備中比剛性板更長壽。
· 簡化組裝:更少連接器與線材,降低零件鬆脫風險。
· 成本效益:雖然初期單價較高,但長期常因零件數與維修需求減少而降低總成本。
柔性 PCB 的未來:下一步是什麼?
科技從不停滯,柔性 PCB 亦然。最新突破包括:
· 3D 列印電路:直接在柔性材料上列印導電油墨,跳過傳統蝕刻。
· 可拉伸電子:不僅能彎曲還可拉伸的板子,適用於貼合皮膚移動的健康感測器。
· 環保材料:生物可分解基材可減少一次性設備的電子廢棄物。
JLCPCB 正將這些創新推向更高層次,提供更快速的打樣與線上設計工具,讓任何人都能設計柔性 PCB。
結語
柔性電路板不只是科技潮流(它們正在推動下一波電子產品)。從摺疊手機到救命醫材,它們「彎而不斷」的能力正在重塑裝置的可能性。隨著材料進步與成本下降,預期它們會出現在更多地方:智慧衣物、可食用感測器,甚至柔性太陽能板。
如果你正在設計會移動、扭轉,或需要擠進前所未有狹小空間的裝置,柔性 PCB 就是答案。如今製造商讓它們比以往更容易取得,正是實驗的最佳時機。
有專案需要柔性 PCB 嗎?
聯繫 JLCPCB 團隊,他們將協助你將可彎曲的創意化為現實。
持續學習
最佳軟性 PCB 設計軟體:CAD 工具與設定指南
軟性 PCB 設計軟體的選擇,取決於電路的複雜程度及結構。Altium Designer、Cadence Allegro X、OrCAD X 及 Siemens Xpedition 等專業工具,具備軟性及軟硬結合 PCB 設計所需的進階功能,例如疊層管理、彎折區域及機械限制。對於較簡單的軟性電路,KiCad 或 EasyEDA Pro 亦可能是合適選擇,但可能需要手動設定及驗證。與傳統硬式 PCB 設計不同,軟性電路必須特別留意彎折區、覆蓋膜開窗、補強板位置及材料特性,才能確保可製造性與可靠性。 圖:軟性 PCB 設計軟體展示同一塊軟硬結合電路板的平面佈局及折疊後的 3D 外觀。 本指南將介紹軟性及軟硬結合 PCB 設計所需的關鍵 CAD 功能、六款常見 PCB 設計工具的原生功能與替代做法之間的差異,以及如何在設計軟體中設定疊層、彎折線及禁佈區。 什麼是軟性 PCB 設計軟體? 軟性 PCB 設計軟體是一種 PCB CAD 工具,用於定義軟性電路的銅箔佈局,以及軟性疊層、彎折區域、覆蓋膜開窗及補強板。大多數 PCB 編輯器都能在薄型電路板上進行銅箔佈線;此外,軟板設計還需要工具指定電路板結構及彎......
客製化 FPC 製造:設計規則與製造指南
客製化 FPC 製造是依照客戶的設計要求,例如電路板外形、疊層結構、銅箔厚度、覆蓋膜開窗及補強板位置,製作軟性印刷電路的流程。客製化軟性電路與傳統硬式 PCB 不同,必須謹慎規劃材料與佈局,以滿足可撓性及應力要求,並適用於較小型的組裝結構。這些設計決策直接影響可製造性、可靠性、生產成本及交期,因此必須在提交製造前確定。 圖:客製化 FPC 製造範例,展示具有 ENIG 連接器金手指的聚醯亞胺軟性電路 本指南將協助你為客製化 FPC 設計選擇合適的層數、層壓材料、銅箔、覆蓋膜及補強板,同時介紹主要的製造、檢驗與測試流程,以及影響製造成本和交期的因素,並說明重要的彎曲半徑、走線佈局及覆蓋膜設計規則。 什麼是客製化 FPC 製造? 客製化 FPC 製造並不是購買具有標準規格的軟性扁平排線,而是根據專屬設計資訊進行製作。電路板的外形、疊層結構及各項特徵都依照客戶提供的檔案設定,再由製造商使用其標準製程生產。 了解客製化軟性印刷電路 客製化軟性 PCB 主要由以下五項設計輸入決定: 外形:透過雷射切割形成輪廓,包括尾端、槽孔及挖空區。 銅箔佈局:在一層、兩層或多層銅箔上進行佈線。 疊層結構:基材薄膜、銅箔重......
聚醯亞胺軟性 PCB 製造:材料與製程指南
聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是以聚醯亞胺薄膜及銅箔製作可彎曲、折疊並能承受焊接溫度的電路。這類電路板的薄膜材料雖然帶來可撓性,但同時對濕氣較敏感,因此製造難度略高於硬式 PCB。聚醯亞胺在加工過程中可能膨脹或收縮,回焊前亦可能吸收濕氣;若彎曲半徑過小,還可能導致銅箔疲勞或龜裂。 圖:配備 PI 補強板的聚醯亞胺軟性 PCB 本指南將介紹如何選擇無膠型或有膠型軟性覆銅板(FCCL)、了解 FCCL 製造的八個關鍵步驟及不同電路板結構之間的製程差異、選擇合適的薄膜厚度與銅箔類型,以及如何管理濕氣與尺寸變化以提升良率和可靠性,並說明 FCCL 製造所需的 IPC 規範及設計檔案準備方式。 什麼是聚醯亞胺軟性 PCB 製造? 聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是在聚醯亞胺(PI)薄膜上製作銅箔電路的流程,包括銅箔影像轉移、鑽孔及電鍍、在電路上壓合 PI 覆蓋膜、表面處理、測試及板件切割,同時控制薄膜的吸濕情況與尺寸變化。 基材為軟性覆銅板(FCCL),由銅箔與 PI 薄膜組成,可採用有膠或無膠結構。此類層壓材料適用 IPC-4204 規範,而覆蓋膜則適用 IPC-4203 規範。 聚醯亞胺如何作為軟性 PCB ......
軟性 PCB 價格:主要成本因素與節省成本的方法
軟性 PCB 並沒有固定的單一價格,主要取決於設計所佔用的拼板面積、銅層數及訂購數量。補強板、EMI 屏蔽膜、嚴格的外形公差及複雜的導通孔結構等其他特徵,也可能進一步增加製造成本。大部分成本因素在 PCB 佈局階段,甚至首次報價時便已經確定。 圖:採用聚醯亞胺基材、ENIG 接觸焊盤及黏合式補強板的軟性 PCB 本指南將介紹軟性 PCB 的價格如何受到訂單數量及板件數量影響、哪些設計規格會推高製造成本及其原因,以及軟性 PCB 與硬式 PCB 的成本比較。你亦會了解有助節省成本的下單及佈局技巧,並掌握製造商提供準確軟性 PCB 報價時所需的資料。 軟性 PCB 的價格是多少? 軟性 PCB 並沒有統一價格。JLCPCB 的最低報價為 US$2.00,可製作 5 片尺寸不超過 100 × 100 mm 的雙層板。此報價已於 2026 年 10 月 23 日在軟性 PCB 資源頁面核實。使用此價格時,請留意以下三點: 入門價格,並非平均價格:JLCPCB 於 2024 年推出 US$2 軟性 PCB 優惠。這是小型雙層板的最低入門價格,並不代表一般量產設計的典型成本。 優惠券另行計算:新客戶軟性 PC......
軟板設計指南:FPC 設計規則、彎折半徑、補強板與拼板實務
軟板(Flexible PCB,簡稱 FPC)和硬板最大的差別,在於它是會「動」的。走線、銅箔、覆蓋膜和補強板,都要以受力的角度重新考慮。這份軟性 PCB 指南整理實際打樣與量產中最常碰到的問題,協助設計人員在材料、彎折、連接與製造成本之間做出可驗證的選擇。 FPC 設計提醒 先確認彎折方式、彎折次數、連接器厚度與板廠製程能力,再決定疊構、銅箔、Coverlay、補強板與拼板方式,避免在打樣後才返工。 一、先決定疊構,再談走線 軟板常見的基材是聚醯亞胺(PI),厚度多為 12.5µm、25µm 或 50µm。銅箔則分成壓延銅(RA)與電解銅(ED)兩種。壓延銅的晶粒呈橫向延展,耐彎折次數明顯較高,適合需要反覆運動的彎折區。 材料還可分為有膠與無膠基材。無膠(adhesiveless)材料較薄、耐熱性好,彎折表現也比較穩定,價格稍高。對於層數超過兩層或需要動態彎折的設計,應優先與板廠確認無膠材料與壓合方案。疊構定案後,才有可靠的線寬、阻抗與彎折半徑基準。 材料項目 常見選擇 設計考量 基材 PI 12.5/25/50µm 厚度影響總板厚、彎折半徑與柔軟度 銅箔 壓延銅(RA)/電解銅(ED) 動態彎......
客製蝕刻柔性電路:材料與製造指南
客製蝕刻柔性電路讓摺疊手機鉸鏈和助聽器能在狹窄空間中完成佈線,即使傳統電纜也無法通過。這類電路完全依照客戶的外形、彎折區域和補強板配置製作,因此任何尺寸錯誤都可能讓成品變成廢料。 本指南將介紹: 客製蝕刻柔性電路與目錄型柔性排線的差異 減成式蝕刻與層壓製程的實際流程 聚酰亞胺、銅箔、覆蓋膜和補強板的材料選擇 可在量產中維持穩定性的走線、容差與彎曲半徑規則 柔性電路相較於線束或硬質電路板的優勢 什麼是客製蝕刻柔性電路? 客製蝕刻柔性電路的定義 客製蝕刻柔性電路是按需求製作的柔性印刷電路。其導體透過化學方式,從覆銅聚酰亞胺薄膜上移除多餘銅箔,再以層壓覆蓋膜保護,並按照客戶指定的外形加工。 相較之下,目錄型 FFC 排線是依照間距和導體數量選購的直線、均勻電纜。客製柔性電纜可以分支、向三個方向彎折、承載焊接元件,並可同時連接三種不同類型的連接器。 蝕刻柔性電路在電子應用中的工作方式 客製柔性電路同時承擔兩項工作:像 PCB 一樣傳輸訊號,也像電纜一樣作為機械連接件。因此,它可以取代一個連接器、一條電纜和另一個連接器,形成連續的銅導電路徑。 大多數設計會以金手指尾端收尾,插入零插入力(ZIF)連接器。例如......