柔性 PCB 在可穿戴技術與物聯網裝置中的角色
1 分鐘
- 柔性 PCB 的獨特之處
- 對穿戴式科技的影響
- IoT 裝置中的柔性 PCB
- 設計考量與挑戰
- 柔性 PCB 的未來展望
- 結論
穿戴式科技與 IoT 裝置正日復一日地改變我們的生活。你會看到智慧手錶、健身追蹤器,甚至智慧家庭裝置都因技術進步而成為日常的一部分。這些創新的核心,正是能讓裝置既小巧又舒適的柔性印刷電路板。
傳統的硬板無法提供同樣的自由度;柔性 PCB 讓設計師能將電路彎曲成節省空間的形狀,滿足穿戴式與智慧裝置的獨特需求。這種彈性不僅提升產品效能,也讓裝置更耐用,更容易整合進今日我們使用的狹小、非傳統空間。
本文將探討在這些應用中使用柔性 PCB 的諸多優點,說明它們的各種應用方式,觸及工程師面臨的設計挑戰,並展望此領域的未來趨勢。
柔性 PCB 的獨特之處
柔性 PCB 採用薄且可彎曲的材料製成,能夠環繞形狀或擠進狹窄空間。這種彈性讓設計師能在不犧牲效能的前提下,打造更小、更輕的裝置。以下是其重要性:
· 輕量舒適:幾乎不增加重量,讓穿戴式裝置彷彿不存在。
· 形狀多變:可貼合曲線,不論是環繞手腕或藏於微型感測器內。
· 耐用性:比硬板更能承受日常磨損,硬板在壓力下可能龜裂。
對穿戴式科技的影響
柔性 PCB 確實改變了穿戴式科技的遊戲規則。其可彎曲設計讓裝置能輕鬆貼合身體曲線,整天佩戴依然舒適。想想智慧手錶或健身追蹤器,完美貼合手腕,不會感到厚重或受限。
這種彈性在醫療穿戴裝置中也扮演重要角色,良好的貼合度可帶來更精準的讀數。這不僅關乎舒適;彎曲與塑形能力開啟了全新的設計可能。設計師如今能打造更輕巧的裝置,功能卻依然強大。這些創新設計讓產品既實用又時尚、易用。
IoT 裝置中的柔性 PCB
柔性 PCB 正在 IoT 裝置中發揮實質作用。其可彎曲特性讓製造商能設計更小、更整合的裝置,無需受硬板限制。這使得智慧裝置不僅小巧,日常使用中也更可靠。
舉例來說,許多穿戴式裝置與智慧感測器現在都依賴柔性 PCB,因為它們能彎曲扭轉而不斷裂,即使裝置持續移動也能保持穩定效能。你常可在需要舒適與耐用的健身追蹤器,或必須裝進狹小空間的家庭自動化感測器中看到這些柔性板。
在工業環境中,柔性 PCB 幫助 IoT 裝置承受振動與粗魯操作,確保長時間準確運作。
設計考量與挑戰
材料選擇:
· 選對基材是關鍵。聚醯亞胺等材料因具備優異的柔性與耐用性而廣受歡迎,非常適合穿戴式與 IoT 裝置。
· 所選材料必須能在反覆彎曲與環境壓力下,維持性能不衰減。
彎曲半徑:
· 關鍵在於確保板子的彎曲半徑最佳化。彎曲過緊可能導致銅線龜裂或元件受損。
· 設計師必須在緊湊設計需求與材料物理極限之間取得平衡。
熱管理:
· 有效散熱至關重要,尤其對於持續運作的裝置。
· 加入銅填充與散熱導通孔有助於管理熱量,長時間維持效能。
常見挑戰與實用技巧:
· 管理持續彎曲的應力並確保長期可靠度可能很棘手。
· 在設計初期就模擬彎曲與熱行為非常重要。
· 與製造夥伴緊密合作,並在實際環境中徹底測試原型,以便在量產前發現並解決問題。
柔性 PCB 的未來展望
未來前景令人振奮。研究人員正在測試更薄、更強韌的材料,可望帶來更輕巧的裝置。想像如貼紙般薄的健康監測器,或能追蹤生命徵象的智慧戒指。製造技術的進步也可能在更小的裝置中實現更複雜的電路,提升穿戴式與 IoT 裝置的功能。
結論
柔性 PCB 已為穿戴式科技與 IoT 裝置帶來巨大改變。它們讓設計師能打造輕巧、可彎曲且易於佩戴的裝置,使智慧手錶與健身追蹤器等裝置更舒適可靠。
有了柔性 PCB,電子元件能隨身體彎曲扭轉,在不增加重量的情況下提升效能。顯而易見,這些板子正是今日可攜科技諸多創新的推手。柔性電路的應用,讓我們能以傳統硬板無法實現的方式設計裝置。
持續學習
客製化 FPC 製造:設計規則與製造指南
客製化 FPC 製造是依照客戶的設計要求,例如電路板外形、疊層結構、銅箔厚度、覆蓋膜開窗及補強板位置,製作軟性印刷電路的流程。客製化軟性電路與傳統硬式 PCB 不同,必須謹慎規劃材料與佈局,以滿足可撓性及應力要求,並適用於較小型的組裝結構。這些設計決策直接影響可製造性、可靠性、生產成本及交期,因此必須在提交製造前確定。 圖:客製化 FPC 製造範例,展示具有 ENIG 連接器金手指的聚醯亞胺軟性電路 本指南將協助你為客製化 FPC 設計選擇合適的層數、層壓材料、銅箔、覆蓋膜及補強板,同時介紹主要的製造、檢驗與測試流程,以及影響製造成本和交期的因素,並說明重要的彎曲半徑、走線佈局及覆蓋膜設計規則。 什麼是客製化 FPC 製造? 客製化 FPC 製造並不是購買具有標準規格的軟性扁平排線,而是根據專屬設計資訊進行製作。電路板的外形、疊層結構及各項特徵都依照客戶提供的檔案設定,再由製造商使用其標準製程生產。 了解客製化軟性印刷電路 客製化軟性 PCB 主要由以下五項設計輸入決定: 外形:透過雷射切割形成輪廓,包括尾端、槽孔及挖空區。 銅箔佈局:在一層、兩層或多層銅箔上進行佈線。 疊層結構:基材薄膜、銅箔重......
聚醯亞胺軟性 PCB 製造:材料與製程指南
聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是以聚醯亞胺薄膜及銅箔製作可彎曲、折疊並能承受焊接溫度的電路。這類電路板的薄膜材料雖然帶來可撓性,但同時對濕氣較敏感,因此製造難度略高於硬式 PCB。聚醯亞胺在加工過程中可能膨脹或收縮,回焊前亦可能吸收濕氣;若彎曲半徑過小,還可能導致銅箔疲勞或龜裂。 圖:配備 PI 補強板的聚醯亞胺軟性 PCB 本指南將介紹如何選擇無膠型或有膠型軟性覆銅板(FCCL)、了解 FCCL 製造的八個關鍵步驟及不同電路板結構之間的製程差異、選擇合適的薄膜厚度與銅箔類型,以及如何管理濕氣與尺寸變化以提升良率和可靠性,並說明 FCCL 製造所需的 IPC 規範及設計檔案準備方式。 什麼是聚醯亞胺軟性 PCB 製造? 聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是在聚醯亞胺(PI)薄膜上製作銅箔電路的流程,包括銅箔影像轉移、鑽孔及電鍍、在電路上壓合 PI 覆蓋膜、表面處理、測試及板件切割,同時控制薄膜的吸濕情況與尺寸變化。 基材為軟性覆銅板(FCCL),由銅箔與 PI 薄膜組成,可採用有膠或無膠結構。此類層壓材料適用 IPC-4204 規範,而覆蓋膜則適用 IPC-4203 規範。 聚醯亞胺如何作為軟性 PCB ......
軟性 PCB 價格:主要成本因素與節省成本的方法
軟性 PCB 並沒有固定的單一價格,主要取決於設計所佔用的拼板面積、銅層數及訂購數量。補強板、EMI 屏蔽膜、嚴格的外形公差及複雜的導通孔結構等其他特徵,也可能進一步增加製造成本。大部分成本因素在 PCB 佈局階段,甚至首次報價時便已經確定。 圖:採用聚醯亞胺基材、ENIG 接觸焊盤及黏合式補強板的軟性 PCB 本指南將介紹軟性 PCB 的價格如何受到訂單數量及板件數量影響、哪些設計規格會推高製造成本及其原因,以及軟性 PCB 與硬式 PCB 的成本比較。你亦會了解有助節省成本的下單及佈局技巧,並掌握製造商提供準確軟性 PCB 報價時所需的資料。 軟性 PCB 的價格是多少? 軟性 PCB 並沒有統一價格。JLCPCB 的最低報價為 US$2.00,可製作 5 片尺寸不超過 100 × 100 mm 的雙層板。此報價已於 2026 年 10 月 23 日在軟性 PCB 資源頁面核實。使用此價格時,請留意以下三點: 入門價格,並非平均價格:JLCPCB 於 2024 年推出 US$2 軟性 PCB 優惠。這是小型雙層板的最低入門價格,並不代表一般量產設計的典型成本。 優惠券另行計算:新客戶軟性 PC......
軟板設計指南:FPC 設計規則、彎折半徑、補強板與拼板實務
軟板(Flexible PCB,簡稱 FPC)和硬板最大的差別,在於它是會「動」的。走線、銅箔、覆蓋膜和補強板,都要以受力的角度重新考慮。這份軟性 PCB 指南整理實際打樣與量產中最常碰到的問題,協助設計人員在材料、彎折、連接與製造成本之間做出可驗證的選擇。 FPC 設計提醒 先確認彎折方式、彎折次數、連接器厚度與板廠製程能力,再決定疊構、銅箔、Coverlay、補強板與拼板方式,避免在打樣後才返工。 一、先決定疊構,再談走線 軟板常見的基材是聚醯亞胺(PI),厚度多為 12.5µm、25µm 或 50µm。銅箔則分成壓延銅(RA)與電解銅(ED)兩種。壓延銅的晶粒呈橫向延展,耐彎折次數明顯較高,適合需要反覆運動的彎折區。 材料還可分為有膠與無膠基材。無膠(adhesiveless)材料較薄、耐熱性好,彎折表現也比較穩定,價格稍高。對於層數超過兩層或需要動態彎折的設計,應優先與板廠確認無膠材料與壓合方案。疊構定案後,才有可靠的線寬、阻抗與彎折半徑基準。 材料項目 常見選擇 設計考量 基材 PI 12.5/25/50µm 厚度影響總板厚、彎折半徑與柔軟度 銅箔 壓延銅(RA)/電解銅(ED) 動態彎......
客製蝕刻柔性電路:材料與製造指南
客製蝕刻柔性電路讓摺疊手機鉸鏈和助聽器能在狹窄空間中完成佈線,即使傳統電纜也無法通過。這類電路完全依照客戶的外形、彎折區域和補強板配置製作,因此任何尺寸錯誤都可能讓成品變成廢料。 本指南將介紹: 客製蝕刻柔性電路與目錄型柔性排線的差異 減成式蝕刻與層壓製程的實際流程 聚酰亞胺、銅箔、覆蓋膜和補強板的材料選擇 可在量產中維持穩定性的走線、容差與彎曲半徑規則 柔性電路相較於線束或硬質電路板的優勢 什麼是客製蝕刻柔性電路? 客製蝕刻柔性電路的定義 客製蝕刻柔性電路是按需求製作的柔性印刷電路。其導體透過化學方式,從覆銅聚酰亞胺薄膜上移除多餘銅箔,再以層壓覆蓋膜保護,並按照客戶指定的外形加工。 相較之下,目錄型 FFC 排線是依照間距和導體數量選購的直線、均勻電纜。客製柔性電纜可以分支、向三個方向彎折、承載焊接元件,並可同時連接三種不同類型的連接器。 蝕刻柔性電路在電子應用中的工作方式 客製柔性電路同時承擔兩項工作:像 PCB 一樣傳輸訊號,也像電纜一樣作為機械連接件。因此,它可以取代一個連接器、一條電纜和另一個連接器,形成連續的銅導電路徑。 大多數設計會以金手指尾端收尾,插入零插入力(ZIF)連接器。例如......
快速柔性 PCB:快速原型及交期指南
快速交付柔性 PCB,是經過驗證的構想能否在本季度推出產品的關鍵。大多數柔性板延誤並非由工廠造成,而是因為覆蓋膜開口少了 0.05 mm,或缺少補強板圖紙,導致訂單停留在工程師往返確認階段。 本指南將介紹: 快速柔性 PCB 與標準 FPC 製造的差異 哪些設計選擇會增加柔性 PCB 交期 柔性板的拼板、基準點及載板規則 如何準備檔案,避免工程審查停滯 什麼是快速交付柔性 PCB? 快速交付柔性 PCB 的定義 快速交付柔性 PCB是按照壓縮時程製造的柔性印刷電路,通常需要 4–5 天,而傳統客製化 FPC 訂單可能需要 3–6 星期。其速度來自標準庫存材料、自動化設計審查及免實體工具的數碼成像。它不是讓工廠本身變快,而是使用一條受限選項的快速通道;只有所有設計資料都準確時,快速通道才有效。 快速柔性 PCB 與標準柔性板製造的差異 快速柔性電路使用不同製程路徑,而不是在同一製程上加收加急費。每項速度優勢,都會以減少某些選項作為代價。 材料供應:標準訂單按專案採購層壓材料,可能需要 1–3 星期;快速製造只使用庫存的 25 µm(1 mil)及 50 µm(2 mil)聚酰亞胺。 成像:激光直接成......