如何選擇合適的 FPC 補強
1 分鐘
- 常見 FPC 補強材料
- 選擇 FPC 補強材料的關鍵考量因素
FPC(柔性印刷電路)補強對於提升 FPC 的機械強度與穩定性至關重要,特別是在連接器區域或其他需要額外支撐的部位。選擇合適的補強材料是確保 FPC 在各種應用中性能、耐用度與可靠性的關鍵。
為何 FPC 補強材料如此重要?
FPC 因其柔性與輕量化特性,廣泛應用於電子、汽車、醫療與航太等產業。然而,FPC 的某些區域(如連接器或承受機械應力的部位)需要補強,以防止損壞並確保長期可靠。補強材料可提供:
- 增強的機械強度
- 更高的穩定性與耐用度
- 更佳的抗彎折、抗撕裂與抗環境因素能力
常見 FPC 補強材料
以下是最常用的 FPC 補強材料:
PI 補強(聚醯亞胺)
耐高溫:PI 材料具優異耐高溫性,適合高溫焊接環境。
良好柔性:與 FPC 基材(通常亦為 PI)相容,並保持一定柔性。
耐化學性:可抵抗化學劑與環境腐蝕,適用於惡劣環境。
應用:常用於需高溫焊接或高可靠度之電子設備,如汽車電子、航太與工業控制設備。
FR-4 補強(玻璃纖維環氧樹脂)
高機械強度:FR-4 提供優異機械強度與剛性,支撐力強。
剛性強:相較柔性材料,FR-4 更堅硬,適合需機械支撐的區域
。
耐高溫:FR-4 具一定耐高溫能力,常見於高溫焊接製程。
應用:常用於需額外機械支撐的區域,如 FPC 連接器或需更高剛性之裝置。
不鏽鋼補強
極高機械強度:不鏽鋼提供卓越機械強度,為 FPC 提供強力支撐。
耐高溫與耐腐蝕:不鏽鋼可承受高溫並抗腐蝕與氧化,適合惡劣環境。
剛性強:因其硬度,不鏽鋼補強主要用於需高剛性之區域。
應用:常見於高機械負載與耐磨應用,如重工業與醫療設備之關鍵元件。
鋁補強
高機械強度與剛性:鋁為 FPC 提供強力機械支撐,同時重量輕。
良好導熱性:鋁具優異散熱性能。
耐腐蝕:鋁具良好耐腐蝕性,適合同時需散熱與抗腐蝕之裝置。
應用:常見於需提升 FPC 剛性並同時散熱之場合,如 LED 照明設備與電源電子模組。
PET 補強(聚對苯二甲酸乙二酯)
輕量且成本低:PET 重量輕、價格相對低廉,適合強度要求不高但對成本敏感之應用。
強度適中:相較 PI 與 FR-4,PET 強度與耐熱性較低,但足以應付一般應用。
良好塑性:PET 柔性佳,適合輕負載與低溫環境。
應用:用於性能要求較低之低成本應用,如消費性電子之簡易補強。
壓克力補強
輕量且柔性:壓克力補強片重量輕並具一定柔性。
成本低:適合成本敏感之設計。
良好加工性:壓克力易於加工成型,適合需高設計彈性之應用。
應用:主要用於輕量化與成本敏感之 FPC 設計,如部分消費性電子產品。
JLCPCB 補強選項包含聚醯亞胺、FR4、不鏽鋼與 3M 膠帶
選擇 FPC 補強材料的關鍵考量因素
機械強度:對於需高強度或承受外力之部位,FR-4、不鏽鋼或鋁為理想選擇。
耐溫性:當需要高溫焊接或在極端高溫下運作時,PI 或 FR-4 材料因其優異耐溫性而成首選。
柔性需求:若柔性為優先考量,PI 或 PET 為較佳選擇;FR-4 或金屬等硬質材料可能不適用。
成本考量:對於預算有限之產品,PET 或壓克力提供更經濟的補強方案。
環境適應性:於惡劣環境(高溫、高濕或化學暴露)中,PI 與不鏽鋼因其耐熱與耐腐蝕性能而表現優異。
1. 高溫高可靠度應用:選擇 PI、FR-4 或不鏽鋼,以獲得卓越強度與耐溫性。
2. 需柔性與輕量化設計之應用:選擇 PI 或 PET,以達最佳柔性與輕量性。
3. 需高強度支撐之應用:FR-4、不鏽鋼或鋁提供最佳支撐。
4. 成本敏感之消費性產品:PET 或壓克力為經濟實惠的補強選擇。
客戶應綜合考量 FPC 的應用場景、機械性能需求與成本因素,以確保穩定性與性能符合設計要求。
持續學習
最佳軟性 PCB 設計軟體:CAD 工具與設定指南
軟性 PCB 設計軟體的選擇,取決於電路的複雜程度及結構。Altium Designer、Cadence Allegro X、OrCAD X 及 Siemens Xpedition 等專業工具,具備軟性及軟硬結合 PCB 設計所需的進階功能,例如疊層管理、彎折區域及機械限制。對於較簡單的軟性電路,KiCad 或 EasyEDA Pro 亦可能是合適選擇,但可能需要手動設定及驗證。與傳統硬式 PCB 設計不同,軟性電路必須特別留意彎折區、覆蓋膜開窗、補強板位置及材料特性,才能確保可製造性與可靠性。 圖:軟性 PCB 設計軟體展示同一塊軟硬結合電路板的平面佈局及折疊後的 3D 外觀。 本指南將介紹軟性及軟硬結合 PCB 設計所需的關鍵 CAD 功能、六款常見 PCB 設計工具的原生功能與替代做法之間的差異,以及如何在設計軟體中設定疊層、彎折線及禁佈區。 什麼是軟性 PCB 設計軟體? 軟性 PCB 設計軟體是一種 PCB CAD 工具,用於定義軟性電路的銅箔佈局,以及軟性疊層、彎折區域、覆蓋膜開窗及補強板。大多數 PCB 編輯器都能在薄型電路板上進行銅箔佈線;此外,軟板設計還需要工具指定電路板結構及彎......
客製化 FPC 製造:設計規則與製造指南
客製化 FPC 製造是依照客戶的設計要求,例如電路板外形、疊層結構、銅箔厚度、覆蓋膜開窗及補強板位置,製作軟性印刷電路的流程。客製化軟性電路與傳統硬式 PCB 不同,必須謹慎規劃材料與佈局,以滿足可撓性及應力要求,並適用於較小型的組裝結構。這些設計決策直接影響可製造性、可靠性、生產成本及交期,因此必須在提交製造前確定。 圖:客製化 FPC 製造範例,展示具有 ENIG 連接器金手指的聚醯亞胺軟性電路 本指南將協助你為客製化 FPC 設計選擇合適的層數、層壓材料、銅箔、覆蓋膜及補強板,同時介紹主要的製造、檢驗與測試流程,以及影響製造成本和交期的因素,並說明重要的彎曲半徑、走線佈局及覆蓋膜設計規則。 什麼是客製化 FPC 製造? 客製化 FPC 製造並不是購買具有標準規格的軟性扁平排線,而是根據專屬設計資訊進行製作。電路板的外形、疊層結構及各項特徵都依照客戶提供的檔案設定,再由製造商使用其標準製程生產。 了解客製化軟性印刷電路 客製化軟性 PCB 主要由以下五項設計輸入決定: 外形:透過雷射切割形成輪廓,包括尾端、槽孔及挖空區。 銅箔佈局:在一層、兩層或多層銅箔上進行佈線。 疊層結構:基材薄膜、銅箔重......
聚醯亞胺軟性 PCB 製造:材料與製程指南
聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是以聚醯亞胺薄膜及銅箔製作可彎曲、折疊並能承受焊接溫度的電路。這類電路板的薄膜材料雖然帶來可撓性,但同時對濕氣較敏感,因此製造難度略高於硬式 PCB。聚醯亞胺在加工過程中可能膨脹或收縮,回焊前亦可能吸收濕氣;若彎曲半徑過小,還可能導致銅箔疲勞或龜裂。 圖:配備 PI 補強板的聚醯亞胺軟性 PCB 本指南將介紹如何選擇無膠型或有膠型軟性覆銅板(FCCL)、了解 FCCL 製造的八個關鍵步驟及不同電路板結構之間的製程差異、選擇合適的薄膜厚度與銅箔類型,以及如何管理濕氣與尺寸變化以提升良率和可靠性,並說明 FCCL 製造所需的 IPC 規範及設計檔案準備方式。 什麼是聚醯亞胺軟性 PCB 製造? 聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是在聚醯亞胺(PI)薄膜上製作銅箔電路的流程,包括銅箔影像轉移、鑽孔及電鍍、在電路上壓合 PI 覆蓋膜、表面處理、測試及板件切割,同時控制薄膜的吸濕情況與尺寸變化。 基材為軟性覆銅板(FCCL),由銅箔與 PI 薄膜組成,可採用有膠或無膠結構。此類層壓材料適用 IPC-4204 規範,而覆蓋膜則適用 IPC-4203 規範。 聚醯亞胺如何作為軟性 PCB ......
軟性 PCB 價格:主要成本因素與節省成本的方法
軟性 PCB 並沒有固定的單一價格,主要取決於設計所佔用的拼板面積、銅層數及訂購數量。補強板、EMI 屏蔽膜、嚴格的外形公差及複雜的導通孔結構等其他特徵,也可能進一步增加製造成本。大部分成本因素在 PCB 佈局階段,甚至首次報價時便已經確定。 圖:採用聚醯亞胺基材、ENIG 接觸焊盤及黏合式補強板的軟性 PCB 本指南將介紹軟性 PCB 的價格如何受到訂單數量及板件數量影響、哪些設計規格會推高製造成本及其原因,以及軟性 PCB 與硬式 PCB 的成本比較。你亦會了解有助節省成本的下單及佈局技巧,並掌握製造商提供準確軟性 PCB 報價時所需的資料。 軟性 PCB 的價格是多少? 軟性 PCB 並沒有統一價格。JLCPCB 的最低報價為 US$2.00,可製作 5 片尺寸不超過 100 × 100 mm 的雙層板。此報價已於 2026 年 10 月 23 日在軟性 PCB 資源頁面核實。使用此價格時,請留意以下三點: 入門價格,並非平均價格:JLCPCB 於 2024 年推出 US$2 軟性 PCB 優惠。這是小型雙層板的最低入門價格,並不代表一般量產設計的典型成本。 優惠券另行計算:新客戶軟性 PC......
軟板設計指南:FPC 設計規則、彎折半徑、補強板與拼板實務
軟板(Flexible PCB,簡稱 FPC)和硬板最大的差別,在於它是會「動」的。走線、銅箔、覆蓋膜和補強板,都要以受力的角度重新考慮。這份軟性 PCB 指南整理實際打樣與量產中最常碰到的問題,協助設計人員在材料、彎折、連接與製造成本之間做出可驗證的選擇。 FPC 設計提醒 先確認彎折方式、彎折次數、連接器厚度與板廠製程能力,再決定疊構、銅箔、Coverlay、補強板與拼板方式,避免在打樣後才返工。 一、先決定疊構,再談走線 軟板常見的基材是聚醯亞胺(PI),厚度多為 12.5µm、25µm 或 50µm。銅箔則分成壓延銅(RA)與電解銅(ED)兩種。壓延銅的晶粒呈橫向延展,耐彎折次數明顯較高,適合需要反覆運動的彎折區。 材料還可分為有膠與無膠基材。無膠(adhesiveless)材料較薄、耐熱性好,彎折表現也比較穩定,價格稍高。對於層數超過兩層或需要動態彎折的設計,應優先與板廠確認無膠材料與壓合方案。疊構定案後,才有可靠的線寬、阻抗與彎折半徑基準。 材料項目 常見選擇 設計考量 基材 PI 12.5/25/50µm 厚度影響總板厚、彎折半徑與柔軟度 銅箔 壓延銅(RA)/電解銅(ED) 動態彎......
客製蝕刻柔性電路:材料與製造指南
客製蝕刻柔性電路讓摺疊手機鉸鏈和助聽器能在狹窄空間中完成佈線,即使傳統電纜也無法通過。這類電路完全依照客戶的外形、彎折區域和補強板配置製作,因此任何尺寸錯誤都可能讓成品變成廢料。 本指南將介紹: 客製蝕刻柔性電路與目錄型柔性排線的差異 減成式蝕刻與層壓製程的實際流程 聚酰亞胺、銅箔、覆蓋膜和補強板的材料選擇 可在量產中維持穩定性的走線、容差與彎曲半徑規則 柔性電路相較於線束或硬質電路板的優勢 什麼是客製蝕刻柔性電路? 客製蝕刻柔性電路的定義 客製蝕刻柔性電路是按需求製作的柔性印刷電路。其導體透過化學方式,從覆銅聚酰亞胺薄膜上移除多餘銅箔,再以層壓覆蓋膜保護,並按照客戶指定的外形加工。 相較之下,目錄型 FFC 排線是依照間距和導體數量選購的直線、均勻電纜。客製柔性電纜可以分支、向三個方向彎折、承載焊接元件,並可同時連接三種不同類型的連接器。 蝕刻柔性電路在電子應用中的工作方式 客製柔性電路同時承擔兩項工作:像 PCB 一樣傳輸訊號,也像電纜一樣作為機械連接件。因此,它可以取代一個連接器、一條電纜和另一個連接器,形成連續的銅導電路徑。 大多數設計會以金手指尾端收尾,插入零插入力(ZIF)連接器。例如......