透明電路板的創新應用
1 分鐘
- 1. 擴增實境(AR)裝置與智慧眼鏡
- 2. 透明智慧型手機與穿戴式裝置
- 3. 透明 OLED 顯示器
- 4. 醫療與生物感測裝置
- 5. 智慧窗與透明太陽能板
- 6. 汽車內裝創新
- 7. 時尚科技與嵌入式發光紡織品
- 8. 先進照明系統
- 9. 透明 PCB 的優勢:
- 結論:
透明 PCB 板在現代電子設備中具有廣泛的應用。由於其獨特的外觀,透明印刷電路板在消費電子產品中越來越受歡迎。應用範圍包括:智慧型手機、穿戴式裝置與高階家電。透明印刷電路板不僅提升產品美感,還能讓內部電路一覽無遺,使檢查與維護流程更加簡便。
此外,透明印刷電路板 在光電應用中也扮演重要角色,例如透明顯示器與光學感測器。透明材料的高透光率與低反射率可提升這些應用的效能。
1. 擴增實境(AR)裝置與智慧眼鏡
在 AR 眼鏡與抬頭顯示器(HUD)中,傳統電路會阻擋使用者視野,透明 PCB 則能發揮關鍵作用。將電路嵌入透明鏡片後,製造商可整合:
- 手勢感測器
- 眼球追蹤系統
- 抬頭導航覆蓋層
- 透明顯示器
- 此應用正推動無縫、透視運算介面的未來,讓使用者直接在視線範圍內與數位內容互動。
2. 透明智慧型手機與穿戴式裝置
雖然仍屬小眾,透明智慧型手機與智慧手錶原型因其未來感設計而備受關注。透明 PCB 讓整個邏輯板可嵌入透明外殼或顯示器後方,提供:
- 全透明或部分透明螢幕
- 極簡產品設計
- 內部元件可見,吸引愛好者
健身手環與智慧珠寶等穿戴式裝置,則受益於薄型、柔性且透明的 電子元件,可與時尚設計完美融合。
3. 透明 OLED 顯示器
許多現代顯示器——尤其是 OLED 與 microLED——正朝向透明化發展。透明 PCB 可在不阻擋顯示區域的情況下傳輸訊號,特別適用於:
- 汽車儀表板與抬頭顯示器
- 透明電視與廣告顯示器
- 嵌入玻璃牆或窗戶的數位看板
- PCB 成為視覺介面的一部分,產品設計不再受不透明電路限制。
4. 醫療與生物感測裝置
對非侵入式、舒適且隱蔽的醫療監測工具需求,為透明 PCB 創造了絕佳應用場景。它們被整合於:
- 即時健康監測的透明皮膚貼片
- 可植入或穿戴式生物感測器
- 柔性心電圖與腦電圖電極
- 其低調設計、生物相容性與不顯眼外觀,使其非常適合長期使用並提高患者依從性。
5. 智慧窗與透明太陽能板
透明 PCB 在建築整合電子中不可或缺,例如:
- 依環境條件調光或發亮的智慧玻璃系統
- 兼顧發電與透視的透明太陽能電池
- 智慧家庭與商業空間的互動玻璃表面
- 透明 PCB 在此管理控制電路,同時不影響光線穿透或美觀。
6. 汽車內裝創新
汽車設計師正採用透明 PCB 實現未來感內裝控制與照明,應用包括:
- 嵌入玻璃面板的環境照明
- 儀表板或中控台的透明觸控介面
- 具觸覺回饋的簡潔無按鍵控制表面
- 讓電路「隱形」後,車廠可提供更乾淨、奢華的使用體驗,並減少活動零件。
7. 時尚科技與嵌入式發光紡織品
透明且柔性的電路板為時尚產業開啟新可能,設計師現將透明 PCB 嵌入:
- LED 服飾
- 光反應配件
- 互動式智慧布料
- 這些電路幾乎無法察覺,在保持布料完整性的同時帶來可編程的動態功能。
8. 先進照明系統
透明 PCB 可用於側光或背光系統,特別在照明 美學 至關重要的場合。範例包括:
- 具 RGB 效果的透明鍵盤
- 建築與消費裝飾用的光板
- 整合照明的高階零售展示
- 這些電路板可實現均勻光擴散與精準控制,同時不雜亂視覺。
9. 透明 PCB 的優勢:
透明 PCB 的優勢如下:
i) 透明性 提升視覺設計並實現透視產品
ii) 柔性 支援曲面、可折疊或穿戴應用
iii) 輕薄 適合小型或行動裝置
iv) 與光電整合 對 AR/VR 與透明顯示器至關重要
v) 使用者吸引力 透明產品吸引科技愛好者與早期採用者
結論:
隨著電子產品朝向更小巧、柔性發展,透明電路板(FPC)已成為顛覆性創新。生產透明印刷電路板時,需要專門的製造流程。傳統 PCB 製程如鑽孔、電鍍與蝕刻,可能需因應透明材料特性進行調整。
透明材料可能對高溫製程更敏感,焊接時需更精細的溫控。將這些因素納入考量,即可實現成功的設計與製造。
對於想將透明 PCB 專案付諸實踐的工程師與創客,JLCPCB 提供高品質、可靠且可客製化的 PCB 製造服務。具備快速交期、具競爭力的價格,並支援標準與先進 PCB 類型——包括透明柔性 PCB。JLCPCB 協助將創新構想轉化為功能設計。
持續學習
最佳軟性 PCB 設計軟體:CAD 工具與設定指南
軟性 PCB 設計軟體的選擇,取決於電路的複雜程度及結構。Altium Designer、Cadence Allegro X、OrCAD X 及 Siemens Xpedition 等專業工具,具備軟性及軟硬結合 PCB 設計所需的進階功能,例如疊層管理、彎折區域及機械限制。對於較簡單的軟性電路,KiCad 或 EasyEDA Pro 亦可能是合適選擇,但可能需要手動設定及驗證。與傳統硬式 PCB 設計不同,軟性電路必須特別留意彎折區、覆蓋膜開窗、補強板位置及材料特性,才能確保可製造性與可靠性。 圖:軟性 PCB 設計軟體展示同一塊軟硬結合電路板的平面佈局及折疊後的 3D 外觀。 本指南將介紹軟性及軟硬結合 PCB 設計所需的關鍵 CAD 功能、六款常見 PCB 設計工具的原生功能與替代做法之間的差異,以及如何在設計軟體中設定疊層、彎折線及禁佈區。 什麼是軟性 PCB 設計軟體? 軟性 PCB 設計軟體是一種 PCB CAD 工具,用於定義軟性電路的銅箔佈局,以及軟性疊層、彎折區域、覆蓋膜開窗及補強板。大多數 PCB 編輯器都能在薄型電路板上進行銅箔佈線;此外,軟板設計還需要工具指定電路板結構及彎......
客製化 FPC 製造:設計規則與製造指南
客製化 FPC 製造是依照客戶的設計要求,例如電路板外形、疊層結構、銅箔厚度、覆蓋膜開窗及補強板位置,製作軟性印刷電路的流程。客製化軟性電路與傳統硬式 PCB 不同,必須謹慎規劃材料與佈局,以滿足可撓性及應力要求,並適用於較小型的組裝結構。這些設計決策直接影響可製造性、可靠性、生產成本及交期,因此必須在提交製造前確定。 圖:客製化 FPC 製造範例,展示具有 ENIG 連接器金手指的聚醯亞胺軟性電路 本指南將協助你為客製化 FPC 設計選擇合適的層數、層壓材料、銅箔、覆蓋膜及補強板,同時介紹主要的製造、檢驗與測試流程,以及影響製造成本和交期的因素,並說明重要的彎曲半徑、走線佈局及覆蓋膜設計規則。 什麼是客製化 FPC 製造? 客製化 FPC 製造並不是購買具有標準規格的軟性扁平排線,而是根據專屬設計資訊進行製作。電路板的外形、疊層結構及各項特徵都依照客戶提供的檔案設定,再由製造商使用其標準製程生產。 了解客製化軟性印刷電路 客製化軟性 PCB 主要由以下五項設計輸入決定: 外形:透過雷射切割形成輪廓,包括尾端、槽孔及挖空區。 銅箔佈局:在一層、兩層或多層銅箔上進行佈線。 疊層結構:基材薄膜、銅箔重......
聚醯亞胺軟性 PCB 製造:材料與製程指南
聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是以聚醯亞胺薄膜及銅箔製作可彎曲、折疊並能承受焊接溫度的電路。這類電路板的薄膜材料雖然帶來可撓性,但同時對濕氣較敏感,因此製造難度略高於硬式 PCB。聚醯亞胺在加工過程中可能膨脹或收縮,回焊前亦可能吸收濕氣;若彎曲半徑過小,還可能導致銅箔疲勞或龜裂。 圖:配備 PI 補強板的聚醯亞胺軟性 PCB 本指南將介紹如何選擇無膠型或有膠型軟性覆銅板(FCCL)、了解 FCCL 製造的八個關鍵步驟及不同電路板結構之間的製程差異、選擇合適的薄膜厚度與銅箔類型,以及如何管理濕氣與尺寸變化以提升良率和可靠性,並說明 FCCL 製造所需的 IPC 規範及設計檔案準備方式。 什麼是聚醯亞胺軟性 PCB 製造? 聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是在聚醯亞胺(PI)薄膜上製作銅箔電路的流程,包括銅箔影像轉移、鑽孔及電鍍、在電路上壓合 PI 覆蓋膜、表面處理、測試及板件切割,同時控制薄膜的吸濕情況與尺寸變化。 基材為軟性覆銅板(FCCL),由銅箔與 PI 薄膜組成,可採用有膠或無膠結構。此類層壓材料適用 IPC-4204 規範,而覆蓋膜則適用 IPC-4203 規範。 聚醯亞胺如何作為軟性 PCB ......
軟性 PCB 價格:主要成本因素與節省成本的方法
軟性 PCB 並沒有固定的單一價格,主要取決於設計所佔用的拼板面積、銅層數及訂購數量。補強板、EMI 屏蔽膜、嚴格的外形公差及複雜的導通孔結構等其他特徵,也可能進一步增加製造成本。大部分成本因素在 PCB 佈局階段,甚至首次報價時便已經確定。 圖:採用聚醯亞胺基材、ENIG 接觸焊盤及黏合式補強板的軟性 PCB 本指南將介紹軟性 PCB 的價格如何受到訂單數量及板件數量影響、哪些設計規格會推高製造成本及其原因,以及軟性 PCB 與硬式 PCB 的成本比較。你亦會了解有助節省成本的下單及佈局技巧,並掌握製造商提供準確軟性 PCB 報價時所需的資料。 軟性 PCB 的價格是多少? 軟性 PCB 並沒有統一價格。JLCPCB 的最低報價為 US$2.00,可製作 5 片尺寸不超過 100 × 100 mm 的雙層板。此報價已於 2026 年 10 月 23 日在軟性 PCB 資源頁面核實。使用此價格時,請留意以下三點: 入門價格,並非平均價格:JLCPCB 於 2024 年推出 US$2 軟性 PCB 優惠。這是小型雙層板的最低入門價格,並不代表一般量產設計的典型成本。 優惠券另行計算:新客戶軟性 PC......
軟板設計指南:FPC 設計規則、彎折半徑、補強板與拼板實務
軟板(Flexible PCB,簡稱 FPC)和硬板最大的差別,在於它是會「動」的。走線、銅箔、覆蓋膜和補強板,都要以受力的角度重新考慮。這份軟性 PCB 指南整理實際打樣與量產中最常碰到的問題,協助設計人員在材料、彎折、連接與製造成本之間做出可驗證的選擇。 FPC 設計提醒 先確認彎折方式、彎折次數、連接器厚度與板廠製程能力,再決定疊構、銅箔、Coverlay、補強板與拼板方式,避免在打樣後才返工。 一、先決定疊構,再談走線 軟板常見的基材是聚醯亞胺(PI),厚度多為 12.5µm、25µm 或 50µm。銅箔則分成壓延銅(RA)與電解銅(ED)兩種。壓延銅的晶粒呈橫向延展,耐彎折次數明顯較高,適合需要反覆運動的彎折區。 材料還可分為有膠與無膠基材。無膠(adhesiveless)材料較薄、耐熱性好,彎折表現也比較穩定,價格稍高。對於層數超過兩層或需要動態彎折的設計,應優先與板廠確認無膠材料與壓合方案。疊構定案後,才有可靠的線寬、阻抗與彎折半徑基準。 材料項目 常見選擇 設計考量 基材 PI 12.5/25/50µm 厚度影響總板厚、彎折半徑與柔軟度 銅箔 壓延銅(RA)/電解銅(ED) 動態彎......
客製蝕刻柔性電路:材料與製造指南
客製蝕刻柔性電路讓摺疊手機鉸鏈和助聽器能在狹窄空間中完成佈線,即使傳統電纜也無法通過。這類電路完全依照客戶的外形、彎折區域和補強板配置製作,因此任何尺寸錯誤都可能讓成品變成廢料。 本指南將介紹: 客製蝕刻柔性電路與目錄型柔性排線的差異 減成式蝕刻與層壓製程的實際流程 聚酰亞胺、銅箔、覆蓋膜和補強板的材料選擇 可在量產中維持穩定性的走線、容差與彎曲半徑規則 柔性電路相較於線束或硬質電路板的優勢 什麼是客製蝕刻柔性電路? 客製蝕刻柔性電路的定義 客製蝕刻柔性電路是按需求製作的柔性印刷電路。其導體透過化學方式,從覆銅聚酰亞胺薄膜上移除多餘銅箔,再以層壓覆蓋膜保護,並按照客戶指定的外形加工。 相較之下,目錄型 FFC 排線是依照間距和導體數量選購的直線、均勻電纜。客製柔性電纜可以分支、向三個方向彎折、承載焊接元件,並可同時連接三種不同類型的連接器。 蝕刻柔性電路在電子應用中的工作方式 客製柔性電路同時承擔兩項工作:像 PCB 一樣傳輸訊號,也像電纜一樣作為機械連接件。因此,它可以取代一個連接器、一條電纜和另一個連接器,形成連續的銅導電路徑。 大多數設計會以金手指尾端收尾,插入零插入力(ZIF)連接器。例如......