FPC 焊接方法:技術與應用的完整指南
1 分鐘
- 1. 熱壓焊接
- 2. 回流焊接
- 3. 波峰焊接
- 4. 手工焊接
- 總結
柔性印刷電路板(FPC)因其柔軟、輕薄與高密度特性,被廣泛應用於各類電子裝置。FPC 焊接是將元件與電路板連接的關鍵製程,焊接方式的選擇直接影響電路板的性能與可靠度。本文將探討四種常見的 FPC 焊接技術——熱壓焊接、回流焊接、波峰焊接與手工焊接——並說明其特點與最佳應用情境。
1. 熱壓焊接
熱壓焊接利用熱與壓力將柔性印刷電路板(FPC)與焊點結合,常見於對可靠度與精準控制要求極高的應用。
製程:在 FPC 與焊點之間放置導電膠或焊料,再以熱壓機加熱至特定溫度並加壓,冷卻後即可形成穩定的電氣連接。
優點:適合微小焊點與細間距元件,可靠度高、電性穩定,利於大量生產。
應用:液晶顯示器(LCD)模組、觸控螢幕元件、醫療設備連接。
2. 回流焊接
回流焊接將焊膏加熱至熔融狀態以形成焊點,廣泛用於表面黏著技術(SMT)。
製程:先在 FPC 焊墊上塗佈焊膏,再將元件置於焊膏上,接著送入回流焊爐加熱,使焊膏熔化並在冷卻後固化形成焊點。
優點:大量生產效率高,焊接品質穩定,適合細間距元件與複雜設計。
應用:智慧型手機、平板電腦等消費性電子產品,以及汽車電子與通訊設備。
3. 波峰焊接
波峰焊接將 FPC 浸入熔融焊料波峰中以形成焊點,通常用於雙面或多層板的插件元件。
製程:元件插入 FPC 的導通孔後,整板通過波峰焊機,熔融焊料形成焊點,冷卻後即完成固化。
優點:專為插件元件設計,效率高,適合高功率與高可靠度需求。
應用:高功率模組、工業控制系統、通訊基地台設備。
4. 手工焊接
手工焊接使用手持電烙鐵操作,適合小量生產、原型製作與設備維修。
製程:以電烙鐵加熱焊點,熔化焊料並將元件接腳與焊墊連接,冷卻後焊料固化即完成接合。
優點:彈性高,無需複雜設備,適合小批量與維修作業。
應用:原型開發、小量生產、電子設備維修。
總結
FPC 焊接方式多樣,各有獨特優勢與適用情境。熱壓焊接適合高精度與高可靠度連接;回流焊接在大批量與細間距元件上表現優異;波峰焊接專精於插件元件;手工焊接則是小批量與維修不可或缺的手段。依據實際應用選擇合適的焊接方法,可提升 FPC 性能並強化電子產品的整體品質。
持續學習
軟板設計指南:FPC 設計規則、彎折半徑、補強板與拼板實務
軟板(Flexible PCB,簡稱 FPC)和硬板最大的差別,在於它是會「動」的。走線、銅箔、覆蓋膜和補強板,都要以受力的角度重新考慮。這份軟性 PCB 指南整理實際打樣與量產中最常碰到的問題,協助設計人員在材料、彎折、連接與製造成本之間做出可驗證的選擇。 FPC 設計提醒 先確認彎折方式、彎折次數、連接器厚度與板廠製程能力,再決定疊構、銅箔、Coverlay、補強板與拼板方式,避免在打樣後才返工。 一、先決定疊構,再談走線 軟板常見的基材是聚醯亞胺(PI),厚度多為 12.5µm、25µm 或 50µm。銅箔則分成壓延銅(RA)與電解銅(ED)兩種。壓延銅的晶粒呈橫向延展,耐彎折次數明顯較高,適合需要反覆運動的彎折區。 材料還可分為有膠與無膠基材。無膠(adhesiveless)材料較薄、耐熱性好,彎折表現也比較穩定,價格稍高。對於層數超過兩層或需要動態彎折的設計,應優先與板廠確認無膠材料與壓合方案。疊構定案後,才有可靠的線寬、阻抗與彎折半徑基準。 材料項目 常見選擇 設計考量 基材 PI 12.5/25/50µm 厚度影響總板厚、彎折半徑與柔軟度 銅箔 壓延銅(RA)/電解銅(ED) 動態彎......
客製蝕刻柔性電路:材料與製造指南
客製蝕刻柔性電路讓摺疊手機鉸鏈和助聽器能在狹窄空間中完成佈線,即使傳統電纜也無法通過。這類電路完全依照客戶的外形、彎折區域和補強板配置製作,因此任何尺寸錯誤都可能讓成品變成廢料。 本指南將介紹: 客製蝕刻柔性電路與目錄型柔性排線的差異 減成式蝕刻與層壓製程的實際流程 聚酰亞胺、銅箔、覆蓋膜和補強板的材料選擇 可在量產中維持穩定性的走線、容差與彎曲半徑規則 柔性電路相較於線束或硬質電路板的優勢 什麼是客製蝕刻柔性電路? 客製蝕刻柔性電路的定義 客製蝕刻柔性電路是按需求製作的柔性印刷電路。其導體透過化學方式,從覆銅聚酰亞胺薄膜上移除多餘銅箔,再以層壓覆蓋膜保護,並按照客戶指定的外形加工。 相較之下,目錄型 FFC 排線是依照間距和導體數量選購的直線、均勻電纜。客製柔性電纜可以分支、向三個方向彎折、承載焊接元件,並可同時連接三種不同類型的連接器。 蝕刻柔性電路在電子應用中的工作方式 客製柔性電路同時承擔兩項工作:像 PCB 一樣傳輸訊號,也像電纜一樣作為機械連接件。因此,它可以取代一個連接器、一條電纜和另一個連接器,形成連續的銅導電路徑。 大多數設計會以金手指尾端收尾,插入零插入力(ZIF)連接器。例如......
快速柔性 PCB:快速原型及交期指南
快速交付柔性 PCB,是經過驗證的構想能否在本季度推出產品的關鍵。大多數柔性板延誤並非由工廠造成,而是因為覆蓋膜開口少了 0.05 mm,或缺少補強板圖紙,導致訂單停留在工程師往返確認階段。 本指南將介紹: 快速柔性 PCB 與標準 FPC 製造的差異 哪些設計選擇會增加柔性 PCB 交期 柔性板的拼板、基準點及載板規則 如何準備檔案,避免工程審查停滯 什麼是快速交付柔性 PCB? 快速交付柔性 PCB 的定義 快速交付柔性 PCB是按照壓縮時程製造的柔性印刷電路,通常需要 4–5 天,而傳統客製化 FPC 訂單可能需要 3–6 星期。其速度來自標準庫存材料、自動化設計審查及免實體工具的數碼成像。它不是讓工廠本身變快,而是使用一條受限選項的快速通道;只有所有設計資料都準確時,快速通道才有效。 快速柔性 PCB 與標準柔性板製造的差異 快速柔性電路使用不同製程路徑,而不是在同一製程上加收加急費。每項速度優勢,都會以減少某些選項作為代價。 材料供應:標準訂單按專案採購層壓材料,可能需要 1–3 星期;快速製造只使用庫存的 25 µm(1 mil)及 50 µm(2 mil)聚酰亞胺。 成像:激光直接成......
FPC 電子技術:什麼是 FPC、工作原理、應用及優勢
FPC 電子技術讓手機相機在數百次開合後仍能正常運作。拆開幾乎任何現代電子設備,都會看到一條薄薄的琥珀色排線,繞過硬質電路板無法通過的角落。 本指南將介紹: FPC 代表甚麼,以及 FFC 與 FPC 的差異 柔性電路如何在彎曲時傳輸訊號 聚酰亞胺、銅箔、覆蓋膜及補強板材料 FPC 製造流程,從蝕刻到電氣測試 柔性板相對硬質板及線束的優勢 甚麼是 FPC 電子技術 FPC(柔性印刷電路) FPC(柔性印刷電路)是在薄型聚合物薄膜上蝕刻銅導體的印刷電路,而不是使用玻璃纖維環氧樹脂板。因此,完成的電路可以彎曲、摺疊,並繞過產品內部空間。單層 FPC 通常厚度約為 0.07 mm(2.8 mil),接近打印紙厚度。其銅箔、焊盤及網表與普通 PCB 相同,只有承載基材不同。 FPC 在電子產品中代表甚麼? FPC 至少有三種常見含義,需要按上下文判斷: FPC,也稱為柔性 PCB 或柔性電路:按照設計圖形,在聚酰亞胺薄膜上蝕刻出的客製化銅電路。 FFC,即扁平柔性電纜:按照間距及導體數量購買的標準平行導線排線,不是客製化設計零件。 FPC 連接器:硬質電路板上的零插入力插座,柔性尾端會插入其中。 硬柔結合......
FPC 厚度指南:如何選擇柔性 PCB 厚度
柔性 PCB 可以彎曲,但彎曲程度可以有多大?這正是厚度成為柔性 PCB 設計關鍵因素的原因。如果厚度選擇錯誤,電路板可能太薄,在 ZIF 連接器內晃動;也可能太厚,使外層銅箔疲勞,並在數千次彎折後產生裂紋。 本指南將介紹: FPC 厚度包含哪些部分 可選擇及訂購的厚度範圍 層疊如何逐層增加厚度 如何按彎曲半徑、電流及連接器配合選擇厚度 什麼是 FPC 厚度? FPC 厚度的定義 FPC 厚度是指柔性印刷電路完成後,從整個層疊結構頂部量到最底部的高度,包括上覆蓋膜、上層銅箔、聚酰亞胺芯板、下層銅箔及下覆蓋膜。它通常以毫米或微米表示,除非連接器或元件需要額外支撐,否則不包括局部補強板。 報價中的 0.12 mm 雙層柔性板,只代表可彎曲區域;如果連接器尾端下方黏貼補強板,該區域便會擁有自己的厚度及公差。 注意:柔性板不使用液態阻焊層,而是使用由聚酰亞胺及黏合劑組成的層壓覆蓋膜。在薄型結構中,覆蓋膜可能佔整個層疊厚度的一半以上。 為什麼 FPC 厚度對柔性電路設計很重要? 將一張紙摺疊一次,它可以輕易形成摺痕;但將十張紙以相同半徑摺疊,外層會撕裂,而內層會屈曲。厚度決定柔性板需要同時彎曲多少層材料。 ......
醫療柔性電路:製造、應用、材料及設計指南
醫療柔性電路可以安裝在 1.0 mm 的一次性內窺鏡內,繞過助聽器外殼,或貼在患者手臂上連續工作 10 天。當它失效時,結果不是一般保固退貨,而是設備歷史檔案及監管溝通。 本指南將介紹: 醫療柔性電路與消費電子柔性電路的差異 醫療柔性電路如何製造、測試及放行 聚酰亞胺、銅箔、覆蓋膜及補強板的選擇 細線、彎曲半徑及層數限制 選擇醫療 FPC 供應商前需要檢查的項目 什麼是醫療柔性電路? 醫療柔性電路的定義 醫療柔性電路是以聚酰亞胺薄膜為基材,按照醫療級驗收要求製造及記錄,用於醫療設備的柔性印刷電路。從電氣角度看,它是普通 FPC;但令它成為醫療產品的,是驗收等級、材料可追溯性及隨產品交付的認證證據。 IPC 發布了專用文件 IPC-6013EM,即 IPC-6013E的醫療應用附錄。相較於消費電子 Class 2 製造,它增加了更嚴格的鍍層標準、批次追溯、層壓材料更換前的變更通知、生物相容性證據及滅菌認證要求。 為什麼醫療設備使用柔性電路? 在內窺鏡軸內,線路必須在軸彎曲的位置同步彎曲,並在軸固定的位置保持固定,而且不能發生卡滯。在 3 mm 管道內,圓形導線束無法同時滿足這三項要求,而扁平聚酰亞胺......