高可靠互連免焊接化:Press-Fit壓接連接器PCB設計與量產管控
1 分鐘
- 一、壓接結構與工藝原理
- 二、免焊接互連的可靠性底氣
- 三、量產核心困難:孔徑與共面度是兩道坎
- 四、壓接設計實操準則
- 總結
- 常見問題(Q&A)
- 推薦相關閱讀
AI伺服器電源背板、5G基站射頻單元、電動汽車域控制器、軌交信號設備,共同點是振動劇烈、電流巨大、壽命要求十五年起步,傳統焊接式背板連接器在這些場景逐漸失寵。硬體工程師接觸press fit connector PCB方案時,疑問集中在壓接孔到底按什麼公差設計、壓接質量靠什麼保證,這兩點恰恰是量產翻車的重災區。
Press-Fit連接器用彈性順應針(Compliant Pin)替代焊點,壓入鍍通孔後針體彈性變形與孔壁形成氣密接觸,無須回流焊、無助焊劑殘留,可單針返修。IEC 60352-5把這種連接定義為無焊壓入式連接,車規與工控領域已大規模替代焊接背板,press fit backplane connector成為電源與訊號互連的PCB connector types中的主流選項。
一、壓接結構與工藝原理
順應針主流是魚眼針(Eye-of-the-Needle):針體中部鏤空成菱形孔,壓入時針樑彈性收攏,進入孔內後回彈撐緊孔壁,接觸壓力維持在孔壁屈服強度附近。另有C型彈片針與四爪針,載流能力與插拔壽命各異,選型先看連接器廠規格書,針型決定press fit hole tolerance窗口。
壓接過程由力-位移曲線全程監控:壓頭下行,阻力陡升至峰值(針體過盈擴張),隨後針尖穿過、阻力回落,曲線圍成的面積反映壓入能量。這條曲線就是壓接質量的DNA,伺服壓機據此判定OK或NG。
二、免焊接互連的可靠性底氣
焊接背板的失效模式高度依賴製程:潤濕不良、錫量不足、助焊劑殘留,任一失控都是批次性隱患。壓接連接器把變數壓縮到孔徑與壓力兩個機械量,接觸電阻毫歐級且終生穩定,振動環境下沒有焊點疲勞一說;單針損壞可真空吸出重壓,維修成本遠低於拆焊。大電流場景多針並聯分流,配合壓接電源端子,一顆連接器過百安培是常態,這也是新能源車高壓平台採用壓接的主因。plated through hole press fit的接觸區在孔壁中段,鍍層完整性直接決定接觸電阻壽命。
三、量產核心困難:孔徑與共面度是兩道坎
- 孔徑超差引發隱性失效。孔徑偏大,針體過盈量不足,接觸壓力不夠,初期導通正常,長期微振後接觸電阻漂移發熱;孔徑偏小,壓接力飆升撐裂基材,玻璃纖維絲微裂為CAF(陽極導電絲)遷移埋下通道,高濕環境下板內慢慢長出導電通路。
- 板厚與針位累計公差導致壓接歪斜。背板多達二十餘層,壓合漲縮疊加鑽孔偏移,press fit connector footprint區域的針位共面度超差時,連接器一端先著力,針腳彎折甚至斷裂,整塊背板報廢。
四、壓接設計實操準則
1. 孔徑與公差硬性要求
- 成品孔徑嚴格按連接器廠datasheet:常見0.64mm針配Φ0.45~0.50mm成品孔,公差帶+0.05/0mm,首件必做切片確認孔銅厚度與孔壁粗糙度。
- 孔位公差±0.05mm,孔徑公差±0.025mm級別的板子建議指定高精數控鑽,普通機械鑽極限容易踩線。
2. 焊盤佈局與周邊管控
- 壓接孔焊環(Annular Ring)≥0.15mm,壓接區1.5mm範圍內禁止佈置元件、走線與金屬化槽孔,預留連接器定位柱與防呆鍵控位。
- 禁止半孔與壓接孔相鄰混用,兩者應力場互相干擾,銑切殘留應力會讓壓接孔長期蠕變鬆動。
3. 壓接設備與驗證閉環
- 量產線配置伺服壓機,力-位移曲線窗口按針型鎖定,超限自動鎖死報警,數據存檔追溯。
- 驗證項目寫入規格書:壓接截面金相分析、接觸電阻四線法毫歐測試、振動與機械衝擊試驗(參照IEC 61373或MIL-STD-202),三者齊了才敢導入量產。
總結
Press-Fit不是簡單的「把焊接換成按壓」,它把電氣連接轉化為純機械問題,代價是對孔徑公差與製程能力的極致要求。工程師設計端的任務,是把連接器廠的針孔匹配表逐項落到圖面公差上,再配合力-位移曲線監控與金相切片驗證形成閉環。只要這兩頭抓緊,免焊接互連在高振動、大電流場景的優勢就能完整兌現。
常見問題(Q&A)
問:什麼是Press-Fit壓接連接器?
依本文介紹,Press-Fit連接器以彈性順應針壓入PCB鍍通孔,利用針體變形與孔壁形成電氣接觸,不依靠該接點的回流焊焊點完成連接。原稿以魚眼針為例,說明針型、孔徑及壓接過程之間的關係。
問:壓接孔的成品孔徑與公差,應依什麼資料決定?
本文首先要求依連接器廠的datasheet確認,並將針孔匹配表落實到PCB圖面。原稿列出了尺寸示例,但未提供對應的連接器型號;實際使用時,應先核對所選連接器的規格,不能把文章中的示例直接當作所有針型的通用條件。
問:除了孔徑,壓接區的PCB佈局還要確認哪些項目?
依本文的設計章節,還需確認孔位公差、孔銅厚度、孔壁粗糙度、焊環尺寸、周邊元件與走線空間,以及定位柱與防呆鍵控位。原稿也提醒板厚與針位累計公差可能造成壓接歪斜,這些項目應與孔徑要求一起納入圖面及製造確認。
問:為什麼量產時要記錄壓接力-位移曲線?
本文將力-位移曲線作為壓接過程的監控依據,並建議按針型設定判定窗口、對超限狀況報警及保存數據,以便追溯。原稿未提供可直接套用的量產曲線數據或各針型的合格上下限,圖2不能代替特定連接器的壓接參數確認。
問:本文列出了哪些壓接驗證項目?
原稿列出壓接截面金相分析、接觸電阻四線法毫歐測試,以及振動與機械衝擊試驗。這些項目的試驗條件、抽樣數量及合格判定值,在本文中未完整列出,正式導入前仍需補齊專案規格與驗證安排。
問:如何前往JLCPCB詢價並說明Press-Fit設計需求?
您可以前往 JLCPCB報價與下單頁面 查看訂單選項,並整理連接器型號、datasheet、成品孔徑與公差、孔銅及相關檢驗要求,在下單前進行確認。本文不代表JLCPCB承諾提供特定Press-Fit壓接組裝、專用壓機或相關驗證服務;實際可承接範圍與交付條件,請以平台、客服及工程確認結果為準。
推薦相關閱讀
持續學習
晶片級封裝(CSP)詳解:類型、優點及更多內容
打開任何一部旗艦智能手機的主機板,IC 看起來幾乎就像裸矽晶粒一樣——沒有粗大的引腳,也沒有過大的封裝。這正是晶片級封裝的實際應用。 根據定義,晶片級封裝(CSP)是一種 IC 封裝,其整體封裝面積不超過晶粒尺寸的 1.2 倍,並符合嚴格的 JEDEC 及 IPC 標準。這種設計理念直接帶來更小的電路板、更短的訊號路徑及更佳的電氣性能,因此 CSP 現已廣泛應用於由無線耳機到汽車雷達模組等各類產品。 根據近期的業界市場研究,全球 WLCSP 市場於 2024 年的估值為 48.9 億美元,預計到 2032 年將達到 374.9 億美元,複合年增長率(CAGR)為 21.4%。這清楚顯示晶片級封裝已不再是小眾技術。 本指南涵蓋使用 CSP 時真正需要了解的類型、製程流程、設計規則及組裝注意事項。 甚麼是晶片級封裝(CSP)? 根據 JEDEC 標準,晶片級封裝是一種晶片級 IC 封裝,其封裝尺寸不超過晶粒尺寸的 1.2 倍。這一定義經過刻意收緊,意味着封裝佔用的大部分面積都是有效矽晶粒,幾乎沒有空間浪費在基板外伸、模塑邊界或未使用的引線框架區域。 晶片級封裝的主要特點 面陣列 I/O:焊球或凸點覆蓋......
BGA 組裝實務:BGA 封裝類型、空洞控制、植球重工與 QFN/QFP 比較
一顆晶片要上板,先得選封裝。封裝選型決定 PCB 要開幾層、焊盤怎麼畫、鋼網怎麼開,也決定貼片之後能不能用肉眼檢查。本文從常見 IC 封裝類型談起,接著處理 BGA 組裝最常見的空洞與重工問題,最後比較 QFN 與 QFP 的取捨。 BGA 組裝提醒 在設計階段先確認球距、焊盤形式、via-in-pad、迴焊曲線與 X-Ray 判定標準,再把封裝、PCB 與 SMT 製程一起簽核。 一、常見 IC 封裝類型一覽 表面貼裝封裝按引腳形式,大致可分為三類: 有引腳(Leaded):SOP、TSSOP、QFP。引腳從側面伸出,焊點外露,檢查和維修都方便。 無引腳(Leadless):QFN、DFN、LGA。焊盤收在封裝底部或側邊,體積小、寄生電感低。 陣列球(Array):BGA、CSP、WLCSP。焊球鋪滿封裝底部,I/O 數量最多,代價是焊點全部藏起來。 圖 1. QFP、QFN 與 BGA 封裝側視比較 選型時需要在腳數、板面積、散熱、檢測與維修成本之間取捨。腳數一百以內、尺寸不敏感的產品,QFP 仍是常見選項;腳數超過兩百或需要高速訊號時,BGA 往往更能提供足夠的 I/O 密度。 二、BGA ......
如何維修 PCB:走線、焊盤、焊點與腐蝕問題
圖:使用烙鐵與鑷子返工修補 SMD 焊點 走線斷裂、焊盤翹起,或焊點經過兩年熱循環後開裂,並不代表整塊電路板就得報廢。多數電路板表面的損傷,都可以用烙鐵、萬用電表,以及約一小時的工作台操作完成修復。 本指南涵蓋故障定位、五種最常見的維修方法,以及電路板重新投入使用前的測試。每項維修都按實際操作順序拆解步驟,並指出最容易讓維修前功盡棄的錯誤。每塊電路板的維修情況都不完全相同:板厚、銅厚與層數、附近元件及手邊設備,都會影響具體做法。因此,請將本文溫度與步驟視為起點,再依個別電路板調整。 適用範圍。 適用於任何層數電路板上,肉眼可見且能夠接觸的外層損傷。內層走線斷裂及 BGA 焊盤剝離也有維修方式(IPC-7721 均有相關程序),但無法只靠手工具完成,所需設備的成本往往比電路板本身還高。本文不涉及這兩類維修;BGA 相關作業請參閱我們的 BGA 返工指南。 應該維修電路板,還是直接更換? 電路板能否維修,主要取決於損傷類型: 損傷類型 通常可以維修嗎? 實際判斷依據 外層走線斷裂 可以 跳線的可靠性與應力釋放措施 冷焊或焊點開裂 可以 是否先移除舊焊錫 SMD 焊盤翹起 通常可以 跳線與固定位置的機械......
01005 組裝指南:PCB 設計、鋼網、供料器靜電與回流焊
重點摘要 01005(英制)元件尺寸為 0.4 × 0.2 mm,在公制中稱為 0402。 可靠組裝依賴平整的表面處理,例如 ENIG、對稱的 NSMD 焊盤、約 3 mil 厚的鋼網、細粉末焊膏、供料器位置的靜電控制,以及貼片前的 3D SPI 檢查。 由於 01005 元件返工速度慢且風險高,最重要的指標是首次通過良率。 圖:指尖上的六種 SMD 電容,由左至右為 01005、0201、0402、0603、0805 和 1206。照片:Filip Wahlberg,CC BY-SA 4.0,來自 Wikimedia Commons 上圖中最小的電容是 01005,長 0.4 mm、寬 0.2 mm。更小的 008004 尺寸也存在,但除了手機和模組製造商外並不常見,因此對大多數設計師而言,01005 是被動元件的實際下限。這也是許多在 0402 和 0201 上有效的組裝規則開始失效的尺寸。 原因在於尺寸縮放。將 0603 電容的每個尺寸縮小四倍,就會得到 01005,而元件重量會縮小 64 倍。熔融焊錫對每個端子的拉力取決於潤濕邊緣長度,只會減少約四倍;靜電吸力取決於表面積,則會減少約 16......
BGA 重新植球詳解:完整流程、工具、風險與最佳實務
在現代電子設計中,球柵陣列(BGA)已成為高效能晶片的標準,可在極小面積內實現數千個 I/O 連接。然而,這種密度也形成了「黑盒子」情境:連接點被隱藏,冷焊或熱疲勞裂紋等缺陷肉眼無法看見。不像 QFP 可用烙鐵修復,失效的 BGA 可能讓整塊板子報廢。 BGA 重新植球(reballing)是解決此問題的關鍵方案。這是一種精密工序:移除元件、清除舊焊料,並重新佈置全新焊球,以恢復完整的電氣與機械完整性。 本指南深入探討 BGA 重新植球的技術細節——從金屬間化合物鍵合的物理原理,到成功所需的特定溫度曲線。我們也將說明 JLCPCB 的工業級組裝標準如何在首次製造時降低這些風險。 BGA 重新植球一覽(快速概覽) 項目 摘要 是什麼 移除 BGA 晶片上的舊焊球並換上新焊球的維修流程 何時使用 當 BGA 焊點因熱循環、跌落損壞或製造缺陷而失效時 成功率 通常 60%–90%,取決於晶片狀況、工具與技術人員技巧 難度 高——需要專業設備與經驗 典型費用範圍 每顆晶片 USD $20–$150+,視尺寸與複雜度而定 工程師提示:若 BGA 失效是因 PCB 焊墊損壞或晶片內部缺陷,重新植球無法解決問題......
高可靠互連免焊接化:Press-Fit壓接連接器PCB設計與量產管控
AI伺服器電源背板、5G基站射頻單元、電動汽車域控制器、軌交信號設備,共同點是振動劇烈、電流巨大、壽命要求十五年起步,傳統焊接式背板連接器在這些場景逐漸失寵。硬體工程師接觸press fit connector PCB方案時,疑問集中在壓接孔到底按什麼公差設計、壓接質量靠什麼保證,這兩點恰恰是量產翻車的重災區。 Press-Fit連接器用彈性順應針(Compliant Pin)替代焊點,壓入鍍通孔後針體彈性變形與孔壁形成氣密接觸,無須回流焊、無助焊劑殘留,可單針返修。IEC 60352-5把這種連接定義為無焊壓入式連接,車規與工控領域已大規模替代焊接背板,press fit backplane connector成為電源與訊號互連的PCB connector types中的主流選項。 一、壓接結構與工藝原理 順應針主流是魚眼針(Eye-of-the-Needle):針體中部鏤空成菱形孔,壓入時針樑彈性收攏,進入孔內後回彈撐緊孔壁,接觸壓力維持在孔壁屈服強度附近。另有C型彈片針與四爪針,載流能力與插拔壽命各異,選型先看連接器廠規格書,針型決定press fit hole tolerance窗口。 壓......