如何維修 PCB:走線、焊盤、焊點與腐蝕問題
1 分鐘
- 應該維修電路板,還是直接更換?
- 開始維修前的安全注意事項
- PCB 維修工具
- 如何診斷 PCB 故障
- 如何拆焊及更換元件
- 如何修復斷裂的 PCB 走線
- 如何修復冷焊或開裂的焊點
- 如何修復翹起或損壞的 PCB 焊盤
- 如何清除電路板上的腐蝕
- 維修後如何測試 PCB
- 何時應停止維修並訂購新電路板
- PCB 維修常見問題

圖:使用烙鐵與鑷子返工修補 SMD 焊點
走線斷裂、焊盤翹起,或焊點經過兩年熱循環後開裂,並不代表整塊電路板就得報廢。多數電路板表面的損傷,都可以用烙鐵、萬用電表,以及約一小時的工作台操作完成修復。
本指南涵蓋故障定位、五種最常見的維修方法,以及電路板重新投入使用前的測試。每項維修都按實際操作順序拆解步驟,並指出最容易讓維修前功盡棄的錯誤。每塊電路板的維修情況都不完全相同:板厚、銅厚與層數、附近元件及手邊設備,都會影響具體做法。因此,請將本文溫度與步驟視為起點,再依個別電路板調整。
適用範圍。 適用於任何層數電路板上,肉眼可見且能夠接觸的外層損傷。內層走線斷裂及 BGA 焊盤剝離也有維修方式(IPC-7721 均有相關程序),但無法只靠手工具完成,所需設備的成本往往比電路板本身還高。本文不涉及這兩類維修;BGA 相關作業請參閱我們的 BGA 返工指南。
應該維修電路板,還是直接更換?
電路板能否維修,主要取決於損傷類型:
| 損傷類型 | 通常可以維修嗎? | 實際判斷依據 |
|---|---|---|
| 外層走線斷裂 | 可以 | 跳線的可靠性與應力釋放措施 |
| 冷焊或焊點開裂 | 可以 | 是否先移除舊焊錫 |
| SMD 焊盤翹起 | 通常可以 | 跳線與固定位置的機械強度 |
| 鍍通孔孔壁損壞 | 視情況而定 | 能否重建兩側的電氣連接 |
| 局部 FR-4 燒焦 | 視情況而定 | 燒焦區域周圍的絕緣電阻 |
| 基材碳化 | 通常不行 | 嚴重碳化的材料會形成導電漏電路徑 |
| 內層走線 | 僅能透過專業維修 | 能否接觸受損內層 |
| BGA 焊盤損壞 | 僅能透過專業維修 | 可接近程度、封裝狀況及返工能力 |
| 大範圍腐蝕 | 視情況而定 | 元件下方及導通孔內是否存在隱藏損傷 |
實務上,判斷時要看四件事:能否接觸損傷處、電路板絕緣是否仍完整、修復處能否承受機械應力,以及替代方案的成本。對於可以快速、低成本重新製作的原型板,向 JLCPCB 重新下單往往比持續增加跳線修補更實際。我們的 PCB 維修現實檢視 更詳細比較了這些取捨。
最容易被低估的是嚴重碳化的層壓板材。燒焦的 FR-4 會導電,因此即使更換了燒焦路徑上的所有元件,兩條網路之間仍可能持續漏電。碳化區域必須徹底切除;當維修已經需要繞過電路板上的孔洞重新佈線時,直接更換電路板通常更合理。
開始維修前的安全注意事項
接觸電路板之前,先拔除電源並移除所有電池。使用市電或具有高壓電路的設備,即使斷電很久,大容量電容仍可能儲存危險電荷:應透過適當電阻放電,再用電表確認電壓接近零後才能開始。焊錫與助焊劑煙霧具有刺激性,因此應使用排煙設備,或至少保持良好通風。漏液或膨脹的鋰電池需另行處理,相關說明見下文腐蝕章節。
PCB 維修工具

圖:AI 生成的典型返工工作台示意圖,包含熱風返工台、電路板預熱器、立體顯微鏡、溫控烙鐵、助焊劑、吸錫帶及 ESD 防靜電鑷子
- 溫控烙鐵。 含鉛焊錫可從約 330–360 °C 開始,無鉛焊錫可從 350–400 °C 開始,再按情況調整。烙鐵顯示溫度與焊點實際溫度並不相同;如果焊盤連接大片接地銅箔,小型烙鐵頭的溫度會被拉低至遠低於設定值。1.6 mm 鑿型烙鐵頭比針型烙鐵頭傳熱更快,因此反而較不容易造成損傷。購買建議可參閱我們的 焊台選購指南。
- 直徑 0.5–0.8 mm 的焊錫絲。 工作台上可備有含鉛焊錫,與原板使用的焊錫搭配。Sn63Pb37 更適合手工返工;拆卸元件時,將含鉛焊錫加入無鉛焊點混合,可降低熔點。但這只適用於拆卸:如果產品必須維持符合 RoHS 規範,重新焊接時仍應使用原板的無鉛合金。0.3 mm 焊錫絲適合細間距元件,但遇到熱容量較大的接點時會消耗得很快。
- 免清洗松香助焊膏或助焊筆。 焊錫絲內的助焊劑在焊點熔化後一兩秒內就會耗盡,因此返工時必須另外補充新助焊劑。助焊筆適合局部補焊;細間距元件拖焊或帶散熱焊盤元件的回流焊接,可使用針筒裝的黏性助焊膏。
- 熱風返工台。 只要能調整溫度與風量即可。
- 萬用電表 ,需具備導通蜂鳴及二極體測試功能。
- 可調整限流值的工作台電源供應器。 進行修復後測試時,這可能是清單中最有用的工具。若直接使用電路板原本的變壓器供電,就沒有機制在殘留短路時及時限制電流。30 V/3 A 的機型價格不高,沒有理由省略。
- 放大鏡或 USB 顯微鏡。 焊點裂痕及髮絲般細小的走線斷裂,在一般觀察距離下很難看見。
- 吸錫器與含助焊劑的吸錫帶。 焊盤及細間距元件使用吸錫帶,通孔則使用吸錫器。
- 美工刀或手術刀 ,用於刮除防焊層,露出下方銅箔。
- 可直接焊接的漆包銅線,AWG 30 或 32。 絕緣漆層非常重要:裸露跳線橫跨電路板,遲早可能碰到不該接觸的位置而造成短路。應購買可焊接的聚氨酯漆包線,其漆層能在熔融焊錫中燒除;聚醯亞胺型漆層可承受烙鐵溫度,必須另外刮除。AWG 30 已足以應付一般訊號維修。依工作台經驗而非正式額定值,若跳線只有幾公分,大約可以承載 1 A;但走線更長、外殼密閉或持續承載負載時,容許電流就會降低。電源線路應改用粗一至兩號的線材,或並聯兩條線。
- 雙液型環氧樹脂或 UV 固化膠。 本指南中的每條跳線都必須固定,安裝在重建焊盤上的元件也必須黏牢。五分鐘固化環氧樹脂即可使用;UV 固化膠可以按需固化,特別適合一手固定導線位置時使用。
- 防焊補漆筆。 刮除防焊層後的銅箔失去保護,必須重新塗覆,否則維修區域就會最先發生腐蝕。
- 防靜電精密鑷子,包含彎頭與直頭。
- Kapton 耐高溫膠帶。 聚醯亞胺薄膜可承受返工溫度,但矽膠黏著層才是限制,典型耐溫約 260 °C;持續受到熱風直吹時,膠帶會變色並失去黏性。可利用它阻擋直接熱風並防止小型元件移動。不過薄膜本身隔熱能力有限,熱量仍會穿過下方電路板傳遞,因此遇到怕熱的相鄰元件,應在膠帶下方加上小型金屬遮罩(參見下文 SMD 拆卸)。
- 99% 異丙醇 及軟毛刷。高純度 IPA 揮發快,幾乎不會留下殘留物。不得已時也可使用 70% 異丙醇,但乾燥速度較慢,且會帶入更多水分。真正需要避免的是添加劑:供皮膚擦拭的酒精可能含有甘油或香料,酒精揮發後仍會殘留在電路板上。
- 腐蝕清潔用品。 白醋或檸檬酸粉、小蘇打、棉花棒及蒸餾水。選用哪種材料取決於漏出的物質,因此兩種中和材料都應準備。務必使用蒸餾水,因為自來水會留下礦物質殘留。
- 不鏽鋼通孔除錫針 ,用於吸錫帶及補充焊錫仍無法清通的鍍通孔。焊錫不會潤濕不鏽鋼,因此針不會黏在熔融焊點內。應筆直穿過孔洞,避免刮擦孔壁,因為電鍍層很容易受損。
建議額外準備: 預熱器或加熱板,可先將整塊電路板加熱至約 80–150 °C,讓熱風嘴只需補足最後的熱量,並大幅降低層壓板材承受的熱衝擊;Chip Quik 等低熔點合金可與現有焊點混合,讓焊錫在遠低於 100 °C 時維持熔融狀態,足以只用烙鐵逐步拆下多引腳元件(安裝新元件前,必須用吸錫帶徹底清除焊盤上的低熔點合金殘留,否則新焊點會變弱);若電路板要重新裝回潮濕或戶外環境的外殼,可準備保形塗層;另外,熱像儀能讓維修後的發熱檢查更直觀。
關於 ESD:防靜電手環及接地工作墊成本不高,卻能避免電路板在工作台上正常、過了一週卻無故故障的問題。靜電損傷通常不會留下肉眼可見的痕跡。我們的 ESD 指南 介紹了相關細節。
如何診斷 PCB 故障

圖:兩個返馳式變壓器引腳周圍的環狀裂痕(左),以及翹起、分層的走線(右)。照片:Coronium, CC BY-SA 3.0,來源: Wikimedia Commons
- 使用放大設備檢查。 檢查有沒有變黑或翹起的走線、潤濕不良或開裂的焊點、膨脹或洩壓的電容、變色的元件、焊盤周圍綠色或白色的結晶殘留、安裝孔及連接器附近的細小板裂,以及跨接兩個焊盤的飛濺焊錫或金屬鬚晶。有時輕微彎曲電路板,同時觀察可疑焊點,就能看出在未受力狀態下閉合的裂痕。
- 使用導通測試定位斷點。 電路板斷電後,從可疑網路的一端測量至另一端。完整的短走線電阻應很低,但實際數值取決於走線的長度、寬度及銅厚,測試線本身也會帶入電阻,而且往往比走線電阻更大。此階段只需確認網路是否開路。
- 採用二分法。 若測得開路,不要隨意逐點測試。先測中點,再測仍然不導通那一半的中點。通常只要四至五次量測,就能把長走線上的斷點縮小到幾公分範圍內。
- 區分電路板故障與元件故障。 在電路板斷電時,檢查電源軌對地的電阻。若某電源軌對地只有幾歐姆,可能是元件短路(例如失效的去耦電容、燒毀的穩壓器或損壞的 MOSFET),但不少電源軌在正常設計下電阻就很低,尤其是為 MCU 或 FPGA 等大量半導體元件供電的低壓核心電源軌。拆除元件前,應先與原理圖或正常電路板比較。
真正 明確 的是故障方向:銅箔斷裂會造成網路開路,不會造成短路。因此,如果網路開路,而兩側元件測試都正常,故障點就位於電路板上。(電路板側的短路,則通常是有東西新增或改變,例如焊錫飛濺、金屬鬚晶或導體間的碳化路徑。)
如果有相同型號且正常運作的電路板,逐一比較各引腳在二極體模式下的讀值,是找出異常點最快的方法。
| 症狀 | 優先檢查項目 |
|---|---|
| 電路板完全無反應 | 電源軌/保險絲/連接器 |
| 運作時好時壞 | 焊點裂痕/連接器/板彎曲 |
| 單一網路開路 | 導通/走線/導通孔 |
| 電源軌對地接近 0 Ω | 與原理圖/正常電路板比較 |
| 局部發熱 | 電流路徑/短路/元件損壞 |
| 腐蝕 | 元件下方/導通孔/焊盤 |
如何拆焊及更換元件

圖:準備以熱風拆卸的 QFP 元件;Kapton 膠帶下方的小型自製金屬遮罩用來保護相鄰元件,膠帶則負責固定遮罩

圖:使用與封裝形狀相符的風嘴及真空吸取工具,以熱風拆卸 QFP。照片:Aisart, CC BY-SA 3.0,來源: Wikimedia Commons
通孔元件拆卸
- 先補焊錫,再進行除錫。 在焊點加入少量新焊錫,可重新活化助焊劑並改善熱傳導;對無鉛焊點加入含鉛焊錫,也能讓合金混合並降低熔點。
- 加熱後抽除焊錫。 趁焊錫熔融時使用吸錫器,或用吸錫帶吸除。
- 兩至三個引腳: 交替加熱各引腳,輕微搖動元件並將其取出。
- 引腳較多且元件已損壞: 先從元件本體附近剪斷引腳,再逐支拔除。直接撬起完整的八腳 DIP 元件,很容易連焊盤一起掀起。
- 確認鍍通孔已清通 ,再安裝替換元件。如果孔內仍有焊錫堵塞,先加助焊劑及少量新焊錫,再次用吸錫帶處理;只有這樣仍無效時,才小心使用不鏽鋼除錫針,以免損傷孔壁電鍍層。

圖:使用吸錫帶及助焊劑清理通孔元件焊盤(左),使焊盤恢復平整、鍍通孔暢通,以便安裝替換元件(右)
SMD 元件拆卸
- 遮蔽相鄰元件。 只需十秒就能用 Kapton 膠帶遮住附近電容及連接器,卻能省去之後在地上尋找被吹走元件的麻煩。對於電解電容、晶體振盪器或塑膠連接器等怕熱元件,應在膠帶下方放入小型金屬遮罩(薄金屬片或摺疊鋁箔);金屬遮擋直接熱風,膠帶則固定其位置。
- 先將溫度設定在約 300–350 °C,使用低至中等風量,並讓風嘴距離電路板 10–15 mm。無鉛焊錫及較大型元件往往需要更高溫度,最高約 400 °C。風嘴距離、風量、電路板熱容量及預熱情況都會影響焊點的實際溫度,因此應依電路板及設備調整。
- 在元件周圍畫小圓圈移動風嘴 ,讓熱量均勻分布至所有引腳。
- 觀察焊錫,而不是計時。 當焊錫圓角開始熔化,用鑷子輕推元件時,它就會移動,此時再取下。如果仍有阻力,就代表尚未完全熔化;用力拉扯只會撕掉焊盤。
- 若焊錫仍無法熔化,應先從下方預熱整塊電路板,再提高風嘴溫度。大型元件及連接接地平面的焊盤,所需熱量往往比外觀看起來高很多。
安裝替換元件
- 用吸錫帶將焊盤清理平整,去除舊助焊劑,再塗上新的助焊劑。
- 先點焊一個角落引腳,並在放大設備下確認位置;趁元件還只由一個焊點固定時進行校正。
- 焊接其餘引腳。對細間距 IC 而言,使用充足助焊劑並以拖焊方式處理,通常比逐一焊接每個引腳更有效率。
- 使用吸錫帶清除任何焊錫橋接,然後清潔並檢查。

圖:安裝替換片式電容:將焊盤吸錫整理平整(左)、預上錫一側焊盤並用鑷子放置元件(中)、焊接另一端(右)
如何修復斷裂的 PCB 走線
- 露出銅箔。 在斷點兩側各刮除 2–3 mm 的防焊層,刀片盡量貼平電路板。刮得太深會掀起走線,讓小範圍維修變成更大的問題。目標是露出乾淨、有光澤的銅箔。
- 在兩段露出的銅箔上薄薄預上錫 。
- 準備跳線。 剪下一段比斷裂間隙略長的漆包銅線。可用刀片刮除兩端漆層,或將線端放進一團熔融焊錫中數秒,直到漆層燒除。
- 將線端預上錫並焊接 ,讓導線平貼在兩處連接點上。
- 確認導通 ,再進行其他操作。
- 固定並密封。 使用少量環氧樹脂或 UV 固化防焊材料固定導線中段,再用防焊補漆筆覆蓋裸露銅箔。不能只依靠焊點承受整條跳線的機械固定作用。
導電墨水筆也是常見的修補方式,許多走線維修套件都會附上一支。銀導電墨水可以橋接較短、低電流、之後不會再受焊接熱影響的訊號走線,但其電阻遠高於銅,對刮除防焊層的基板附著力也較差。因此,對需要承載電流,或鄰近未來可能再返工焊點的修補位置,漆包銅線仍是更可靠的選擇。

圖:以銀導電漆橋接自製電路板上過度蝕刻的走線。照片:Roy Shearer, CC BY-SA 2.0,來源: Flickr
常見失敗原因:
- 長度超過一兩毫米的跳線仍使用裸線。時間一久,難免碰到其他導體而短路。
- 跳線繃緊跨越間隙,或高高凸起在板面上,容易被外殼或線束勾住。
- 沒有先確認走線燒毀的原因,就直接跨接燒斷處。銅不會自行蒸發,應先找出過電流原因,再依網路實際承載電流選擇跳線線徑。
- 因為焊點外觀看起來正常,就省略第 5 步。導線若壓在尚未完全燒除的漆層上,即使外觀完美也可能完全不導通。
如何修復冷焊或開裂的焊點

圖:冷焊點的焊錫未充分潤濕引腳,因此周圍出現深色環狀痕跡。照片:Coronium, CC BY-SA 3.0,來源: Wikimedia Commons
用烙鐵把不良焊點加熱到熔化後就收工,是最容易反覆出問題的維修方式。舊焊錫已經氧化,助焊劑也早已耗盡,若不添加新助焊劑,裂痕兩側就無法重新充分潤濕。如果焊點只是表面粗糙或焊錫不足,重新加熱時補充新助焊劑及少量新焊錫,通常就足夠。但若焊點已有明顯裂痕或腐蝕,應先用吸錫帶移除舊焊錫,否則問題往往會再發生。
- 用吸錫帶徹底清除 焊點上的舊焊錫。
- 塗上新的助焊劑。
- 同時加熱焊盤與引腳 兩至三秒,接著直接將新焊錫送入焊點,切勿只送到烙鐵頭上。
- 檢查。 良好的焊點應表面平滑、呈內凹圓角,焊錫既能潤濕引腳,也能向焊盤均勻鋪展。含鉛焊錫通常表面光亮;無鉛焊點則常呈現緞面光澤,因此應以潤濕情況而非亮度判斷。若焊錫在焊盤上結成圓球,代表焊盤未充分受熱。
如果焊點連接大片接地銅箔,應使用較寬的烙鐵頭。細尖烙鐵頭無法快速傳熱,延長加熱時間只會使層壓板材過熱並掀起焊盤。若不希望干擾元件,可用熱風重新回流焊點,但對明顯開裂或腐蝕的焊點,仍必須先完成步驟 1。
如何修復翹起或損壞的 PCB 焊盤

圖:修復被撕裂的 SMD 焊盤:焊盤已脫落(左);剩餘焊盤與露出的走線末端已預上錫(中);元件焊接在完整焊盤上,並以短銅線跨接至露出的走線(右)
SMD 焊盤翹起
使用手工具把翹起焊盤重新黏回去,通常無法承受下一次熱循環:銅箔已失去與層壓板材的結合力,而且焊接熱會使多數膠材軟化。IPC-7721 確實包含以膠材修復焊盤的程序,包括重新黏合翹起焊盤或安裝替換焊盤,但需要指定膠材系統及受控固化製程,一般工作台維修無法重現。以下跳線方法只需使用現有工作台工具。
- 用手術刀切除翹起焊盤及鬆動的走線部分,以免日後彎曲、勾住其他物件或造成短路。
- 找出相同網路上最近且牢固的連接點,通常是導通孔或另一個元件焊盤,並刮除該處的防焊層。
- 從該連接點拉一條短漆包銅線跳線至元件引腳。
- 正常焊接元件其餘焊盤。
- 用少量環氧樹脂固定元件本體,讓機械應力由膠材承受,而不是全部集中在連接跳線的單一焊點上。
通孔焊盤翹起及孔壁損壞
這種情況更難處理,因為鍍通孔連接兩個電路層,而且孔壁電鍍層通常最先受損。
- 僅頂層焊盤受損: 照常從底層焊接元件引腳,再以跳線將頂層網路接回該引腳。
- 孔壁電鍍層脫落: 將元件引腳或另一條導線穿過孔洞,並在兩側焊接,以手工方式重建層間連接;若某側焊盤缺失,還需從該側以跳線連接至其原有網路。若需要正式參考程序,IPC-7721 亦包含對應的金屬孔眼修復方法。
何時應停止維修的提醒。 如果同一個連接器周圍的焊盤不斷翹起,代表下方層壓板材已失去附著力,這時 重新訂購已組裝電路板 的成本會低於繼續增加跳線修補。
如何清除電路板上的腐蝕

圖:鎳鎘(Ni-Cd)電池漏液造成的腐蝕蔓延至電路板及 IC 插座引腳。照片:Binarysequence, CC BY-SA 3.0,來源: Wikimedia Commons
助焊劑與一般殘留物
99% IPA 配合軟毛刷,可清除助焊劑殘留、油脂及指紋。但應避免接觸電位器、微調電容、機械式繼電器及揚聲器,因為 IPA 會沖走內部潤滑劑,並把溶解的助焊劑帶入無法再清潔的位置。
電池及電解液造成的損傷
在任何清潔處理之前,都要先辨識漏出的物質。只有中和劑與洩漏物的化學性質相符時才有幫助;使用錯誤只會在原有污染之外再增加另一種污染物。
- 鹼性漏液 ——最常見的情況,通常呈白色、羽毛狀結晶沉積物,化學性質偏鹼。可用棉花棒沾白醋或稀釋檸檬酸進行中和,持續處理直到不再起泡。
- 酸性殘留物 ——來自鉛酸電池或部分洩壓的電解電容。應改用稀釋小蘇打溶液。
- 無法辨識的殘留物 ——不要僅憑外觀猜測。用 IPA 及軟毛刷進行機械清潔;殘留物多停留十分鐘,往往比用錯化學藥劑造成的危害更小。
- 先以蒸餾水沖洗,再用 IPA,並徹底乾燥。中和反應會產生可溶於水、卻不易溶於 IPA 的鹽分,因此先以水洗去鹽分,再用 IPA 置換水分。水分及殘留離子可能持續促進腐蝕相關的電化學反應,因此接觸過液體的電路板必須使用溫熱氣流乾燥數小時,才能重新通電。
- 檢查元件下方。 腐蝕液會滲入元件本體下方及導通孔孔壁。元件焊盤周圍有結晶殘留,通常代表下方還有更多污染:應拆除元件並徹底清潔。若走線外觀看似完整,但量得的電阻偏高,可能是防焊層下的銅箔已被腐蝕穿透,需要依照前文方法修復走線。
- 防止再次腐蝕。 在修復區域塗覆一層薄的保形塗層,以阻隔濕氣。
鋰電池需要不同的處理方式。 多數鋰離子及鋰聚合物電池使用 LiPF₆ 作為電解質鹽,遇到水分會水解並可能產生氟化氫。這與鹼性電池漏液不同:氫氟酸(HF)造成的灼傷起初可能沒有痛感,卻會在皮下持續造成數小時的傷害。不要自行配製中和劑處理外洩的鋰電池電解液,不要徒手接觸,也不要在密閉空間作業。必須先備妥丁腈手套、護目設備及通風條件。如果電池本體已膨脹、發熱或持續漏液,應立即停止並將其視為受損電池處理。
維修後如何測試 PCB

圖:使用工作台電源供應器測試印表機電源板,同時以萬用電表監測列印頭電源軌。照片:tony_duell, CC BY 2.0,來源: Wikimedia Commons
- 測試已修復網路的導通性,從一端測到另一端。
- 測試該網路與相鄰網路之間是否意外導通。 跳線維修最常見的失敗情況是意外焊錫橋接,而不是接點沒有連通。
- 使用放大設備檢查 焊錫飛濺、鬆散的吸錫帶銅絲,以及是否有跳線接觸到不該碰觸的焊盤。
- 使用限流工作台電源供應器上電。保持原本的變壓器或電池斷開。設定正確電源軌電壓,並將限流值設在略高於預期待機電流的位置。如果電源供應器立即進入定電流模式,應先停下來找原因,再提高限流值。可能仍有短路,但大容量電容充電、軟啟動電路,或限流值低於正常湧入電流,也可能在開機瞬間呈現相同現象。應逐步提高限流值並觀察電流最後穩定在哪裡;真正的短路即使提高限流值,仍會使電源供應器維持在定電流模式。
- 檢查各電源軌 ,待電流正常後再使用電表量測。
- 檢查是否異常發熱 ,可在通電數分鐘後進行。使用熱像儀最簡單。若沒有熱像儀,可將手指背側快速移至元件上方、保持不接觸,以便先感受到熱量;使用手指背側,是因為其反射性回縮動作較快。對任何連接市電或帶有高壓的設備,都不可採取這種方式:應先運作設備,再斷電並依「開始維修前的安全注意事項」妥善放電,最後才檢查溫度。
- 只有完成上述步驟後 ,才能重新接回原本的電源。
何時應停止維修並訂購新電路板
對於使用昂貴或交期較長元件的原型板,以及故障只涉及一兩條網路的情況,手工維修很有價值。妥善固定的跳線,以及在乾淨焊盤上重新製作的焊點,通常能在使用中維持可靠。多數維修失敗都源於導線未固定、焊點內殘留舊焊錫,或跳線經過容易被其他物件勾到的位置。振動、熱循環及已經弱化的層壓板材,都會降低維修可靠性,因此修復後的電路板在固定與佈線方面,比新電路板更需要注意。
如果電路板已經多次返工、腐蝕擴散至多個區域,或層壓板材已開始剝離,維修就無法解決根本問題。當損傷位於無法接觸的位置、焊盤持續翹起,或返工時間的成本高於新電路板時, 向 JLCPCB 重新訂購已組裝電路板 ,不但更便宜,也更可靠。
如果電路板由 JLCPCB 組裝,而問題屬於焊接或元件故障,例如元件型號錯誤、缺件、反裝、冷焊或焊錫橋接,售後團隊便可提供維修。下方常見問題說明了費用,而 PCBA 維修服務 頁面則介紹申請流程。
PCB 維修常見問題
問:燒焦的 PCB 還能修復嗎?
取決於熱損傷的位置。局部損傷(燒焦的焊盤、單一元件過熱,或部分防焊層變黑)通常可以像其他局部故障一樣修復。真正改變判斷的是層壓板材本身是否損壞,例如起泡、板邊可見分層、翹曲,或碳化區域跨接兩條導體。只有變色並不能證明已經分層,但若出現上述其他跡象,代表電路板絕緣已受損,再怎麼跨接走線也無法修復。
問:如果走線看起來正常,如何確認它是否熬過過熱損傷?
只靠目視檢查不夠,因為走線可能在出現外觀變化之前就已因高溫劣化。先測導通,再與正常電路板或預期數值比較電阻。單一電阻讀值本身意義不大:短而寬的走線可能只有數毫歐姆,而一般萬用電表的探針及接觸電阻會掩蓋這個數值。對實際承載電流的走線,應在負載下測試:量測工作電流流經走線時的壓降,或讓電路板運作並觀察局部熱點。因過熱而變薄的走線,往往會先在這類測試中顯現異常,遠早於導通蜂鳴器能察覺問題。
問:一定需要熱風返工台,還是只有烙鐵就夠了?
通孔作業及單一焊盤 SMD 補焊,使用烙鐵就夠了。是否需要熱風,主要取決於元件熱容量及引腳間距,而不是引腳數量。焊接在大片接地銅箔上的兩腳電源連接器,拆卸難度可能比 SOIC-8 更高;底部具有裸露散熱焊盤的 IC,如果沒有先從下方預熱或讓焊點混入低熔點合金,就無法只用烙鐵拆下。對細間距元件、具有多個接地連接的元件,以及任何打算重複使用的元件,熱風就不只是方便而已。逐一加熱引腳並在其間撬動,很容易掀起焊盤。
問:什麼情況下應更換 PCB,而不是繼續維修?
當損傷無法接觸(例如內層或 BGA 損傷、基材碳化)、已擴散至多個區域,或同一塊電路板已返工多次時,就應更換。其餘情況取決於成本:對含有長交期元件的原型板,花幾小時返工可能值得;但如果幾天內就能重新訂購並完成組裝,通常就沒有必要。
問:PCB 維修需要多少費用?
自行維修除了工具之外花費不高:一般維修使用的漆包銅線、助焊劑及環氧樹脂只需數美元,真正成本是時間。如果電路板由 JLCPCB 組裝,而故障涉及焊接或元件問題(如元件錯誤、缺件、反裝、偏移、冷焊、焊錫不足、焊錫橋接或元件損壞),售後團隊可提供維修。如果確認是 JLCPCB 的責任,則免費維修;否則,香港維修中心工時費為每小時 20 美元,德國為每小時 40 美元,另加元件、來回運費及可能產生的關稅。申請維修時,需提供訂單編號、電路板數量、缺陷元件位號與缺陷數量,以及照片或影片。詳情請參閱 PCBA 維修服務 頁面。
持續學習
BGA 組裝實務:BGA 封裝類型、空洞控制、植球重工與 QFN/QFP 比較
一顆晶片要上板,先得選封裝。封裝選型決定 PCB 要開幾層、焊盤怎麼畫、鋼網怎麼開,也決定貼片之後能不能用肉眼檢查。本文從常見 IC 封裝類型談起,接著處理 BGA 組裝最常見的空洞與重工問題,最後比較 QFN 與 QFP 的取捨。 BGA 組裝提醒 在設計階段先確認球距、焊盤形式、via-in-pad、迴焊曲線與 X-Ray 判定標準,再把封裝、PCB 與 SMT 製程一起簽核。 一、常見 IC 封裝類型一覽 表面貼裝封裝按引腳形式,大致可分為三類: 有引腳(Leaded):SOP、TSSOP、QFP。引腳從側面伸出,焊點外露,檢查和維修都方便。 無引腳(Leadless):QFN、DFN、LGA。焊盤收在封裝底部或側邊,體積小、寄生電感低。 陣列球(Array):BGA、CSP、WLCSP。焊球鋪滿封裝底部,I/O 數量最多,代價是焊點全部藏起來。 圖 1. QFP、QFN 與 BGA 封裝側視比較 選型時需要在腳數、板面積、散熱、檢測與維修成本之間取捨。腳數一百以內、尺寸不敏感的產品,QFP 仍是常見選項;腳數超過兩百或需要高速訊號時,BGA 往往更能提供足夠的 I/O 密度。 二、BGA ......
如何維修 PCB:走線、焊盤、焊點與腐蝕問題
圖:使用烙鐵與鑷子返工修補 SMD 焊點 走線斷裂、焊盤翹起,或焊點經過兩年熱循環後開裂,並不代表整塊電路板就得報廢。多數電路板表面的損傷,都可以用烙鐵、萬用電表,以及約一小時的工作台操作完成修復。 本指南涵蓋故障定位、五種最常見的維修方法,以及電路板重新投入使用前的測試。每項維修都按實際操作順序拆解步驟,並指出最容易讓維修前功盡棄的錯誤。每塊電路板的維修情況都不完全相同:板厚、銅厚與層數、附近元件及手邊設備,都會影響具體做法。因此,請將本文溫度與步驟視為起點,再依個別電路板調整。 適用範圍。 適用於任何層數電路板上,肉眼可見且能夠接觸的外層損傷。內層走線斷裂及 BGA 焊盤剝離也有維修方式(IPC-7721 均有相關程序),但無法只靠手工具完成,所需設備的成本往往比電路板本身還高。本文不涉及這兩類維修;BGA 相關作業請參閱我們的 BGA 返工指南。 應該維修電路板,還是直接更換? 電路板能否維修,主要取決於損傷類型: 損傷類型 通常可以維修嗎? 實際判斷依據 外層走線斷裂 可以 跳線的可靠性與應力釋放措施 冷焊或焊點開裂 可以 是否先移除舊焊錫 SMD 焊盤翹起 通常可以 跳線與固定位置的機械......
01005 組裝指南:PCB 設計、鋼網、供料器靜電與回流焊
重點摘要 01005(英制)元件尺寸為 0.4 × 0.2 mm,在公制中稱為 0402。 可靠組裝依賴平整的表面處理,例如 ENIG、對稱的 NSMD 焊盤、約 3 mil 厚的鋼網、細粉末焊膏、供料器位置的靜電控制,以及貼片前的 3D SPI 檢查。 由於 01005 元件返工速度慢且風險高,最重要的指標是首次通過良率。 圖:指尖上的六種 SMD 電容,由左至右為 01005、0201、0402、0603、0805 和 1206。照片:Filip Wahlberg,CC BY-SA 4.0,來自 Wikimedia Commons 上圖中最小的電容是 01005,長 0.4 mm、寬 0.2 mm。更小的 008004 尺寸也存在,但除了手機和模組製造商外並不常見,因此對大多數設計師而言,01005 是被動元件的實際下限。這也是許多在 0402 和 0201 上有效的組裝規則開始失效的尺寸。 原因在於尺寸縮放。將 0603 電容的每個尺寸縮小四倍,就會得到 01005,而元件重量會縮小 64 倍。熔融焊錫對每個端子的拉力取決於潤濕邊緣長度,只會減少約四倍;靜電吸力取決於表面積,則會減少約 16......
BGA 重新植球詳解:完整流程、工具、風險與最佳實務
在現代電子設計中,球柵陣列(BGA)已成為高效能晶片的標準,可在極小面積內實現數千個 I/O 連接。然而,這種密度也形成了「黑盒子」情境:連接點被隱藏,冷焊或熱疲勞裂紋等缺陷肉眼無法看見。不像 QFP 可用烙鐵修復,失效的 BGA 可能讓整塊板子報廢。 BGA 重新植球(reballing)是解決此問題的關鍵方案。這是一種精密工序:移除元件、清除舊焊料,並重新佈置全新焊球,以恢復完整的電氣與機械完整性。 本指南深入探討 BGA 重新植球的技術細節——從金屬間化合物鍵合的物理原理,到成功所需的特定溫度曲線。我們也將說明 JLCPCB 的工業級組裝標準如何在首次製造時降低這些風險。 BGA 重新植球一覽(快速概覽) 項目 摘要 是什麼 移除 BGA 晶片上的舊焊球並換上新焊球的維修流程 何時使用 當 BGA 焊點因熱循環、跌落損壞或製造缺陷而失效時 成功率 通常 60%–90%,取決於晶片狀況、工具與技術人員技巧 難度 高——需要專業設備與經驗 典型費用範圍 每顆晶片 USD $20–$150+,視尺寸與複雜度而定 工程師提示:若 BGA 失效是因 PCB 焊墊損壞或晶片內部缺陷,重新植球無法解決問題......
高可靠互連免焊接化:Press-Fit壓接連接器PCB設計與量產管控
AI伺服器電源背板、5G基站射頻單元、電動汽車域控制器、軌交信號設備,共同點是振動劇烈、電流巨大、壽命要求十五年起步,傳統焊接式背板連接器在這些場景逐漸失寵。硬體工程師接觸press fit connector PCB方案時,疑問集中在壓接孔到底按什麼公差設計、壓接質量靠什麼保證,這兩點恰恰是量產翻車的重災區。 Press-Fit連接器用彈性順應針(Compliant Pin)替代焊點,壓入鍍通孔後針體彈性變形與孔壁形成氣密接觸,無須回流焊、無助焊劑殘留,可單針返修。IEC 60352-5把這種連接定義為無焊壓入式連接,車規與工控領域已大規模替代焊接背板,press fit backplane connector成為電源與訊號互連的PCB connector types中的主流選項。 一、壓接結構與工藝原理 順應針主流是魚眼針(Eye-of-the-Needle):針體中部鏤空成菱形孔,壓入時針樑彈性收攏,進入孔內後回彈撐緊孔壁,接觸壓力維持在孔壁屈服強度附近。另有C型彈片針與四爪針,載流能力與插拔壽命各異,選型先看連接器廠規格書,針型決定press fit hole tolerance窗口。 壓......
BGA 返修工作站完整指南:2026 熱風、紅外線與設備選購比較
如果您经常处理 BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)元件,就会知道它们的维修或更换有多么困难。由于焊点隐藏在晶片底部,BGA 返修需要专用工具以及精确的温度控制——这正是 BGA 返修工作站发挥关键作用的地方。 不过,市面上的选择非常多,要挑选合适的 BGA 返修工作站并不容易。应该选择热风加热还是红外线加热?是否需要光学对位?手动、半自动与全自动系统之间又有什么差异? 本指南将说明 BGA 返修工作站的运作方式、比较不同类型、介绍选购时应注意的关键功能,并整理 2026 年值得考虑的设备选择,协助您找到符合实际需求的解决方案。 什么是 BGA 返修工作站? BGA 返修工作站是一套专业整合式工作系统,专门透过严格控制的温度曲线来拆卸与更换表面黏著元件(SMD)。与一般烙铁或基础热风枪不同,这类设备能够进行局部加热,同时避免周围 PCB 或邻近微型元件承受可能造成损伤的热应力。 专业 BGA 返修工作站的核心通常包括:用于熔化晶片焊球的上部加热器、用于预热整个 PCB 并防止翘曲的底部预热器、将电路板牢固固定并维持平整的 PCB 夹具,以及用于准确放置新元件的精密对位系统。 图:专业......